您好,
我正在选择新的加速器。 我最终选择了两款芯片:MMA8652 和 MMA8451。 除了一个是12位和另一个14位,而且它们有不同的封装,它们的复杂性相似之外,我的想法是否正确?我的意思是,一种芯片并不比另一种芯片更容易编程和配置。
另外,从低功耗电池供电产品的设计角度来看,INT 引脚是上拉好还是下拉好?
最后看看 MMA8652 的数据表,电路图显示了芯片周围的极化电容,我认为这些电容不应该是极化的。我说的对吗?
谢谢!
你好,戴维、
感谢您的回复。
再次确认一下,数据表显示所有4个电容均为极化电容,我认为这是一个错字。使用 4 个无极化电容可以吗?
谢谢。
你好
1。基本上,上述设备之间的主要区别在于分辨率和封装选项。
2。关于你提到的复杂性,这两个设备都使用I2C接口。
您可以在此处找到软件示例,以便对所需的设备进行编程和配置。
3.INT 引脚上是上拉还是下拉取决于您的应用。
中断引脚可配置为推挽式或漏极开路式,并可配置为高电平有效或低电平有效。如果在漏极开路设置的中断引脚上使用了上拉电阻,则应将加速度计配置为低电平有效。如果使用下拉电阻,则中断引脚应配置为高电平有效。这在寄存器 0x2C (MMA8451,2,3Q)中完成。
欲了解更多详情,请查看应用笔记 AN4077:
4。最后,应将 BYP 引脚上的电容器放置在那里,以保证内部稳压器的稳定性,而其余的则是去耦电容器。
希望这些信息对你有用。
如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。
祝您有美好的一天。
戴维-迪亚兹