2326022_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2326022_ja-JP

2326022_ja-JP

S32k322 RTD 7.0.0 および IDE 3.6.6

こんにちは、

RTD 7.0.0 への移行により周波数の変化が発生しました。同じ構成値を使用しているにもかかわらず、eMIOS と BCTU のタイミングが正しくありません。新しい RTD バージョンの基礎となるクロック ツリーまたは PLL 設定が以前のベースラインと異なると思われます。

主な問題は、BCTU のタイミングが設定された周波数と一致しないことです。これは、正確な100µs実行サイクルを必要とするモーター制御アプリケーションにとって重要です。

 

Screenshot 2026-03-04 125912.pngScreenshot 2026-03-04 130005.pngScreenshot 2026-03-04 130157.pngScreenshot 2026-03-04 130220.png

Re: S32k322 RTD 7.0.0 and IDE 3.6.6助けてくれてありがとう。私のミスでした。問題は解決しました。Re: S32k322 RTD 7.0.0 and IDE 3.6.6

こんにちは、

eMIOS/BCTU は CORE_CLK からクロックされます。共有したクロック設定は似ているように見えるため、Clock Init が適切に実行されていれば、モジュールは同じ周波数でクロックされるはずです。

異なって見えるのは、PWM チャネルに使用されるモードです。
RTD300: ローカルカウンタバスを選択したOPWMB。このカウンタバスは使用されるPWM周波数を表します。
RTD700: 内部カウンタを使用したOPWFMB、独自の周期を指定

期間設定が異なるため、タイミングも異なるはずです。

BR、ペトル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-05-2026 04:30 AM
更新者: