Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
压力传感器 MPXM2051GST1 规格 在 2021 年 4 月 22 日的 MPXM2051G 规范第 5 版第 5 页,表 4 中的线性度显示最小为 -0.3,最大为 +3.0%Vfss。最大 +3.0% 似乎偏高。这个规格是否正确? Re: Pressure Sensor MPXM2051GST1 spec 亲爱的亚当 应用工程师确认,最大线性度值是个错别字,应该是 0.3%VFSS,而不是3%VFSS。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: Pressure Sensor MPXM2051GST1 spec 亲爱的亚当 感谢您所做的研究。根据您提供的新信息,我认为是的,最大值。线性值很可能是 0.3%VFSS,而不是 3%VFSS。我已联系应用工程师确认正确值,并要求修正数据表第 5 版中的错误,如果 0.3% 是正确的。我会让你知道应用工程师的答复。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: Pressure Sensor MPXM2051GST1 spec 约瑟夫 感谢您的回复。很抱歉给您添麻烦了,但在 MPXM2051G 规范的第 4 版中,线性度被列为 -0.3% 至 +0.3% ,第 4 页,表 3。MPXM2051G规格的修订版1、2和3也是如此。规范的第 4 次修订版附后。 修订版 5 规范的修订历史也未提及对线性度规范的修改。 谢谢您的帮助。 Adam M Re: Pressure Sensor MPXM2051GST1 spec 亲爱的亚当 很遗憾是的。MPXM2051GS 的线性误差如此之大。如果您需要线性误差更大的类似压力表传感器,可以使用MPX2050,它的线性误差为 +/-0.25% 。 请查看此链接,了解最高 115kPa 的其他差压和表压传感器。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
記事全体を表示
センサフュージョンツールボックスでMPL3115A2をテストする方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 MPL3115A2センサをテストしたいです。MPL3115A2 が見えるFRDM-KL25ZとFRDM-FXS-MULTIを使用しています。センサーフュージョンツールボックスに高度計の動作を確認するオプションが表示されません。 誰かがそれをテストする方法を提案してくれると非常に助かります。   ありがとうございます チランジーヴィ センサ・フュージョン Re: How to test MPL3115A2 with sensor fusion toolbox <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、Mikeさん どうもありがとうございます。私にとってはうまくいきます。 よろしくお願いいたします。 チランジーヴィ Re: How to test MPL3115A2 with sensor fusion toolbox <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> チランジーヴィ KL25Z バイナリが MPL3115A2 が存在することを前提としてビルドされていると仮定すると (MULTI/MULTI-B のものも同様です)、以下に示すような「高度計」タブが表示されます。計算された高度と測定された温度を時間とともに表示します。それほど面白くはないが、少なくとも出発点にはなる。 Mike
記事全体を表示
MXPH 系列压力传感器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我们需要与任何有在潮湿(淡水和海水)环境中使用 MXPH6400 系列压力传感器经验的人交谈。 传感器的使用寿命有多长?有没有办法通过添加一层超软 RTV 或硅油脂来保护内部凝胶?? 如果能得到任何帮助和指导,我们将不胜感激。 Kelly Borsum,DASCOR 公司619-794-7788 [email protected] Re: MXPH series pressure sensors <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,William, 希望你一切都好。 恐怕我没有任何在潮湿环境中使用 MPXH6400 设备的经验,但我想补充一些评论/建议: - 请注意,对于所有恩智浦标准压力传感器产品,除干燥空气外的任何环境都会对产品的可靠性和使用寿命产生一定影响。恩智浦硅压力传感器与油、气、汽油、水或水蒸汽或化学品不兼容。 -工作一段时间后,设备可能会因为用水而出现故障。 - 在水测量应用中,通常使用头管。这只是传感器与需要测量水位或压力的容器之间的一根管子。空气被截留在管道中,从而将传感器与液态水隔离开来。 请查看下面的应用笔记以获取更多信息: AN3728 - IPS PRT 压力传感器的介质兼容性 - 您是否考虑过使用适当的硅油来保护传感器,防止湿气或冷凝水进入? 用硅脂保护压力传感器无疑是在恶劣介质中使用我们产品的最佳方式。在如何 "工业化 "地实施这一解决方案方面,我们还没有太多经验。注油是在真空状态下进行的,以避免产生气泡。通常有必要进行偏移校准,因为润滑脂会带来一些机械应力,可能会使偏移值发生偏移。这个解决方案经过测试,似乎是确凿无疑的。 -您是否考虑过使用含有耐介质凝胶的设备? 恩智浦使用两种不同类型的凝胶,以便将芯片与环境隔离。氟硅凝胶(FE-53 型)用于我们所有标准类型的压力传感器。耐介质凝胶 (Sifel) 被用于我们的压力传感器,这些传感器主要用于汽车等高温环境中。所有标有 MPXAZ、MPXVZ 和 MPXHZ 的压力传感器均使用耐介质凝胶 (Sifel) 材料。该系列设备使用我们的汽车级凝胶,该凝胶对刺激性介质具有更强的抵抗力。不过,客户必须在其应用中进行验证,但该产品将比现有的标准压力传感器更加坚固耐用。 无论如何,您必须验证产品在您的应用中的性能,并承担所有风险和责任。 希望这些信息对你有用。 此致, 戴维
記事全体を表示
ENET ドライバフリーズ LPC546 こんにちは、 LPC54628J512の ENET ドライバに問題があります。VLAN下のネットワークで、別のVLANからMTUサイズのパケットを受信すると、デバイスがフリーズしました。 1 - コンテキスト ネットワーク設定は次の図に示されています。 2 - 問題 問題は、MTU サイズのパケット、または断片化されたパケットの最初のフラグメントを受信すると発生します (この場合、これは KDEConnect クライアント ソフトウェアからの ≃2000 サイズのペイロード パケットです)。パケットがデバイス VLAN (192.168.16.255) に直接送信される場合、問題はありません。しかし、デバイスが別の VLAN (192.168.11.255) から来て、メインスイッチによって他の VLAN に再送信されると、フリーズが発生します。 3 - 分析 LWIP_ASSERTをアクティブにした後、ethernetif_rx_frame_to_pbufs()でアサートを取得しました。   buffer = rxFrame->rxBuffArray[i].buffer; // corrupted bufferLength = rxFrame->rxBuffArray[i].length; // corrupted len += bufferLength; /* Find pbuf wrapper for the actually read byte buffer */ idx = ((rx_buffer_t *)(((uint8_t *)buffer) - ETH_PAD_SIZE)) - ethernetif->RxDataBuff; LWIP_ASSERT("Buffer returned by ENET_GetRxFrame() doesn't match any RX buffer descriptor", ((idx >= 0) && (idx < ENET_RXBUFF_NUM))); - idx = 1953659110 - bufferLenght = 65535 (または -1) この時点で、rxFrame からのデータは非常に無効なデータであることがわかります。SO、この構造体を埋める ENET_GetRxFrame() の値を分析してみましょう。 結果は次のとおりです (簡略化されたコード)。 /* Get the valid frame */ index = 0; do { rxDesc = &rxBdRing->rxBdBase[rxBdRing->rxGenIdx]; /* Calculate the buffer and frame length. */ if ((rxDesc->rdes3 & ENET_RXDESCRIP_WR_LD_MASK) != 0U) { isLastBuff = true; rxFrame->totLen = (uint16_t)(rxDesc->rdes3 & ENET_RXDESCRIP_WR_PACKETLEN_MASK); if (rxFrame->totLen - offset > (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign) { buff1Len = (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign; if (handle->doubleBuffEnable) { buff2Len = rxFrame->totLen - offset - (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign - ENET_FCS_LEN; } } else { buff1Len = rxFrame->totLen - offset - ENET_FCS_LEN; } rxFrame->totLen -= ENET_FCS_LEN; } else { if (!handle->doubleBuffEnable) { buff1Len = (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign; offset += buff1Len; } else { buff1Len = (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign; buff2Len = (uint16_t)rxBdRing->rxBuffSizeAlign; offset += buff1Len + buff2Len; } } // <-- Check data here (assert on invalid buff1Len) /* Allocate new buffer to replace the buffer taken by application */ if (!isDrop) { /* Get the frame data information into Rx frame structure. */ /* Give new buffer from application to BD */ } else { /* Drop frame if there's no new buffer memory */ } } while (!isLastBuff);   - buff1Len = 65534 (または -2) - rxDesc->rdes3 & ENET_RXDESCRIP_WR_LD_MASK = 1522 - rxFrame->totLen = 1518 -オフセット = 1520 最大バッファ サイズが aligned(1518) = 1520 であることがわかっているので、rxDescriptor によって報告されるフレームの長さはこの値の 2 倍になります。これはデータオーバーフローの原因である可能性があります... 4 - 不良パケット 問題のパケットは、別の VLAN から送信され、メイン スイッチによって再送信される断片化されたパケットです。 同じパケットをデバイス VLAN から直接送信しても、別の VLAN から送信しても、同じ効果は得られませんが、Wireshark でパケットを分析すると、MAC 層ヘッダーからペイロード データまでまったく同じになります (もちろん、ソースとタイムスタンプは除きます)。   VLAN コントローラがパケットを送信すると、IP レイヤー ヘッダーにいくつかの追加情報が追加されることがわかりました。https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Qを参照してください。これは 4 つの追加バイトを表し、1518 の長さのパケットを 1522 にすることができます。 ほとんどのネットワーク インターフェイスはこれらのデータを独自に処理し、パケットから削除するため、通常、これらのデータは Wireshark には表示されません。これは、いくつかのより「インテリジェント」なスイッチの場合でも同様であり、それらのスイッチを使用すると、問題は解消されます。 Linux では、これらのパケットの削除を停止するためのいくつかのトリックを実行できます。Wiresharkで見てみましょう 5 - ENETドライバの代替についてさらに情報が必要 私のプログラムでは、NXP MCUXPresso SDk Core の ドライバ/lpc_enet/ フォルダーから fsl_enet.c/.h を使用します。現在、v2.12.0 を使用していますが、github の最新バージョンも試しました。 ドライバ/enet/ の下に、ENET の別の実装があることがわかります。私の理解では、これはより汎用的な実装ですが、iMX シリーズなどのより高度な CPU 向けに、より多くのネットワーク機能 (VLAN など) もサポートしています。 enet/ ドライバでコンパイルできませんでした。iMX プラットフォームでのみ利用可能な定義がいくつか不足しているからです。このドライバを LPC546 で使用できる可能性はありますか? このバグの処理や、ドライバの他のバリエーションへの移行について、誰かが手助けしてくれることを願っています。 ありがとうございます ルーカス Re: ENET driver freeze LPC546 こんにちは@lucas3 「 enet/ ドライバでコンパイルできませんでした。iMX プラットフォームでのみ利用可能な定義がいくつか不足しているからです。このドライバを LPC546 で使用できる可能性はありますか? 」 ドライバ/ネット/(i.MXシリーズユニバーサルドライバー)に直接切り替えることはできません このドライバは LPC ではなく i.MX 用に設計されており、すぐには使用できません。 あなたの説明に基づきます。 フリーズは、別の VLAN から送信される VLAN タグ付きフレーム (回線上で約 1522 バイト) によってのみトリガーされます。現在の lpc_enet RX パスは 1518 バイトのフレームを想定しています。 1522 バイトのフレームが到着すると、RX の長さ/オフセットの計算がアンダーフローし (例: buff1Len = -2)、RX フレーム構造が破損し、LWIP_ASSERT がトリップします。 SO i think you CAN try to change the ENET_RXBUFF_SIZE to 1522. BR ハリー
記事全体を表示
【NXPマイコン入門】【モータ制御】【基礎編②】永久磁石モータの仕組みと制御(日本語ブログ) 目次     【初心者向け】【基礎編】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法 EVから家電まで!未来を動かす主役モーター「PMSM」の秘密に迫る! PMSMってどんなモーター?名前を分解してみよう! PMSMの「三大メリット」がスゴイ! 中身はどうなってるの?驚くほどシンプルな構造 どうして回るの?「回転磁界」という魔法 まとめ:PMSMが未来の主役である理由 【初心者向け】【基礎編】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法 EVから家電まで!未来を動かす主役モーター「PMSM」の秘密に迫る! こんにちは! 最近の電気自動車(EV)の静かさや、高性能エアコンの細やかな温度調整、静音タイプの洗濯機やパワフルなドローン。これらのハイテク製品が、なぜこれほどまでに高性能なのか、考えたことはありますか? その心臓部には、ある共通の”主役”がいます。その名も**「PMSM(Permanent Magnet Synchronous Motor:永久磁石同期モータ)」**! なんだか難しそうな名前ですが、心配ご無用です。今回は、このPMSMが一体何者で、なぜこれからの時代に欠かせないのか、その秘密を誰にでも分かるように、じっくりと紐解いていきましょう! PMSMってどんなモーター?名前を分解してみよう! PMSMを一言で表すなら、「パワフルで効率が良く、とっても賢いモーター」です。その秘密は、名前に隠されています。 Permanent Magnet(永久磁石) ロータ(回転する部分)に、強力な磁石を使っています。これにより、常に磁力を発生させるための電気が不要になり、エネルギー効率が格段にアップします。 Synchronous(同期) ステータ(固定された部分)が作る回転する磁界(後で詳しく解説します!)に、ロータの磁石がピッタリと「同期」して、まるで引き寄せられるように一緒に回転します。ズレがないので、非常に精密な制御が可能です。 Motor(モータ) 電気エネルギーを回転運動に変える装置ですね! つまりPMSMとは、「永久磁石を使った、ズレなくピッタリ追従して回る、超高効率なモーター」 ということになります。 PMSMの「三大メリット」がスゴイ! なぜ多くの最新製品がこぞってPMSMを採用するのでしょうか?それには、他のモーターにはない圧倒的なメリットがあるからです。 高効率・省エネ ロータに電気を流す必要がないため、エネルギー損失が非常に少ないのが最大の特徴です。これは、EVなら「より長い航続距離」に、家電なら「より安い電気代」に直結します。 小型・ハイパワー(高出力密度) 強力な永久磁石のおかげで、小さいサイズでも大きなパワー(高トルク)を生み出せます。製品をより軽く、よりコンパクトに設計できるため、ドローンのような軽量化が求められる分野で大活躍します。 高精度な制御性 「同期」して回転するため、回転速度や位置を非常に正確にコントロールできます。この特性を「ベクトル制御(FOC)」という技術で100%引き出すことで、驚くほど滑らかで静かな回転が実現できます。EVの静粛性や、産業用ロボットの精密な動きは、このおかげなのです。 中身はどうなってるの?驚くほどシンプルな構造 「そんなに高性能なら、構造も複雑なんじゃないの?」と思いますよね。ところが、PMSMの基本構造は驚くほどシンプルです。 ステータ(固定子):回転磁界を生み出す”舞台” モーターの外側で動かない部分です。ここには3系統(U相, V相, W相)のコイルが配置されています。これらのコイルに順番に電気を流すことで、まるでN極とS極が追いかけっこをするように、回転する磁界(回転磁界)を創り出します。 ロータ(回転子):磁界に引かれて回る”主役” モーターの内側で回転する部分です。表面にはN極とS極を持つ強力な「永久磁石」が取り付けられています。このロータが、ステータの作る回転磁界に引き寄せられて回転します。 このステータとロータは直接触れ合っておらず、間にわずかな隙間(エアギャップ)があるだけ。物理的な接触がないので、摩耗する部品(ブラシなど)がなく、メンテナンスフリーで長寿命なのも大きな利点です。 (画像はイメージです) どうして回るの?「回転磁界」という魔法 では、どうやって滑らかに回転するのでしょうか?原理は、磁石の「N極とS極は引き合い、同じ極同士は反発する」という性質を利用した、非常に直感的なものです。 ステータが回転磁界を作る まず、マイコンがステータの3系統のコイルに、タイミングをずらしながら波のような交流電流を流します。すると、ステータ内部に、まるで磁石がぐるぐると回っているかのような「回転磁界」が発生します。 ロータの磁石がロックオン! ロータの永久磁石は、このステータが作った回転磁界に「カチッ」と引き寄せられます。まるで、目の前で回るエサに釣られる魚のように、回転磁界から逃れられなくなります。 磁界と一緒に「同期」して回転 あとは、ステータが回転磁界のスピードをコントロールすれば、ロータはそれに寸分の狂いもなく追従して回転します。これが「同期」回転の正体です。 この**「電気を流すタイミングと強さの絶妙なコントロール」**こそが、ベクトル制御の真骨頂! マイコンがロータの位置を常に把握し、常にロータが最も力を出せる最適な位置に磁界を作り出すことで、PMSMはただ回るだけでなく、私たちの要求に応じて、力強く、静かに、そして賢く動くことができるのです。 まとめ:PMSMが未来の主役である理由 最後に、PMSMのポイントをまとめてみましょう。 正体: 永久磁石を使い、ステータの回転磁界に同期して回るモーター。 強み: 「高効率」「小型ハイパワー」「高精度」の三拍子が揃っている。 原理: ステータのコイルが作る「回転磁界」に、ロータの永久磁石が引き寄せられて回転する。 最高の相棒: 「ベクトル制御」と組み合わせることで、その性能を100%発揮する。 活躍の場: EV、ドローン、ロボット、高性能家電など、省エネと高性能が求められるあらゆる分野。 これからの電動化社会で、ますます活躍の場を広げていくPMSM。皆さんも、ぜひこの名前を覚えておいてください! 次の基礎編を読みたい方はこちら↓ 【NXPマイコン入門】【モータ制御】【基礎編③】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法(日本語ブログ) 具体的なセットアップ方法やサンプルコードの動かし方についての解説はこちら↓ 【NXPマイコン入門】【モータ制御】【実践編①】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法(日本語ブログ) NXPのモーター制御の記事をまとめたサイトはこちら↓ NXPのモーター制御 ~まとめページ~ (日本語ブログ) =========================​ 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。​ お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。​ (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)​ NXPのFRDMボード「FRDM-MCXA156」を使用して、モーター制御について分かりやすく解説していきます。基礎編と実践編に分かれていますので、興味のある内容から参考いただければ幸いです。 ・基礎編①~⑦、実践編①~③ 今回は基礎編②として、永久磁石モータの仕組みと制御方法について分かりやすく解説します。 (読了:5分) introduction MCUXpresso MCUXpresso IDE MCUXpresso SDK MCX Motor Control SW | Downloads 日本語ブログ
記事全体を表示
S32K312 UART 你好,我在使用 S32K312 时遇到一个问题。 我最初使用的 CAN CLOCK 是 60M,但我想把它改为 40M。 但在我将其改为 40M 后,我使用的 LPUART1 可以发送信息,但无法接收信息(LPUART1 在 60M 时正常)。 问题是,我看到 LPUART1 的时钟是 AIPS_SLOW_CLK。即使将 CAN CLOCK 从 60M 改为 40M,AIPS_SLOW_CLK 的值也不会改变。 如何解决这个问题? CAN CLOCK60M 的时钟设置如下 CAN CLOCK40M 的时钟设置如下 LPUART1 的设置如下 以下是我使用的 UART 发送/接收功能 谢谢! Re: S32K312 UART 非常感谢您的答复 Re: S32K312 UART 您好, 保持设备 RM 的 24.7.2 章系统时钟配置中所述的核心/PLAT/SLOW 时钟比率。因此,选项 B 的配置是 1/2/4。如果需要 AIPS_PLAT_CLK 的 40MHz 频率,则应降低其他 clks 频率,以保持此配置的比率。 BR, Petr
記事全体を表示
Wei [xins4698] Galaxy Macau registered game member account application login is how many Wei [xins4698] Galaxy Macau registered game member account application login is how many General graphics LPC11xx LPC12xx lpc13xx lpc15xx LPC17xx lpc18xx lpc2000 LPC3xxx LPC40xx LPC43xx LPC51Uxx LPC546xx LPC54xxx LPC55xx LPC800 LPCOpen Peripherals USB User Content China User Forum
記事全体を表示
[WeChat ID: xins4698] ゲームに登録し、ゲームコードを取得し、アカウントを申請し、Laojie Tenglong Company の公式サイトからダウンロードします。 [WeChat ID: xins4698] ゲームに登録し、ゲームコードを取得し、アカウントを申請し、Laojie Tenglong Company の公式サイトからダウンロードします。 一般的な グラフィック LPC2000 LPC3xxx LPCオープン 周辺機器 USB ユーザーコンテンツ 中国語ユーザーフォーラム
記事全体を表示
SDK 示例中 DCD 中的 RT1060 SDRAMCR2 配置似乎不正确 你好! 我看了前段时间下载的一些 SDK 示例,发现 SEMC_SDRAMCR2 的值设置为 0x00010920,它解码为非常小的 Active to Active 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 延迟,这超出了板中使用的同步动态随机存取存储器(SDRAM) 数据表的规格: /* #1.106, command: write_value, address: SEMC_SDRAMCR2, value: 0x10920, size: 4 */ 0x40, 0x2F, 0x00, 0x48, 0x00, 0x01, 0x09, 0x20, 这是 “可以接受” 的超频还是只是很长一段时间以来没人注意到的错误?(我把这个复制过来与其他供应商使用类似 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 芯片的板一起使用,但顺便说一句尽管 ACT2ACT 值太小但它还是通过了测试所以我对这个配置值真的很好奇) 根据我的计算,例如 60 纳秒的延迟(根据数据表)对于 133Mhz 芯片操作,ACT2ACT 位应设置为 0x07(每个周期 7.5 ns) 我真的很想知道这是 SDK 示例中的错误还是一些错误 RT1062 参考手册中的勘误表谢谢了! Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 嗨,@Pencioner、 能否请您确认一下我是否正确理解了您的主要问题?从你之前的评论中,我理解了人们对主动到活动 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 延迟非常小的担忧。不过,您也发现,在不同的 SDK 示例中,这种延迟是不同的。您认为这些差异具体体现在哪里? 我无法保证设计团队是如何设计这些示例的,但正如你提到的,延迟递增是最安全的,但不是最快的。为了在速度和可靠性之间取得折中,他们很可能考虑了称重过程。 BR, Edwin. Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right " 很抱歉,"(在自己的留言中的第二个回答),但在一些示例中,DCD数据将ACT2ACT设置为2个时钟(如原帖中所示),我还发现,一些使用SEMC_ConfigureSDRAM()调用的示例会将semc_sdram_config_t结构的值填充为60ns......由于示例中有两种不同的解释,因此非常希望得到答案,因为SDK中的不同示例相互矛盾。当然,留下更高的值是最安全的,但这会降低存储器的性能,没有人愿意这样做。 F.e.: nxp/SDK_2_16_100_MIMXRT1062xxxxB/boards/evkbmimxrt1060/driver_examples/semc/sdram/semc_sdram.c: sdramconfig.tAct2Act_Ns = 60; nxp/SDK_2_16_100_MIMXRT1062xxxxB/devices/MIMXRT1062/drivers/fsl_semc.c: timing |= SEMC_SDRAMCR2_ACT2ACT(SEMC_ConvertTiming(config->tAct2Act_Ns, clkSrc_Hz)) | SEMC_SDRAMCR2_ITO(idle); nxp/SDK_2_16_100_MIMXRT1062xxxxB/devices/MIMXRT1062/drivers/fsl_semc.h: uint8_t tAct2Act_Ns; /*!< Active to active wait time in unit of nanosecond. */ Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 好吧,我明白这可能是个混淆,比如,我把 Ref/Active 转换为 Ref/Active,而不是 Active(a) 转换为 Active(b)(见数据表截图),所以这可能是对的。仍希望得到确认 🙂 Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 嗨,埃德温、 我要总结一下,因为是的,加上我自己对文章的评论,文章变得有点乱。 因此,RT1062 EVK 开发板的 SDK 示例在两个地方指定了同步动态随机存取存储器(SDRAM) 时序: 1) DCD,如果你定义了一些变量,编译脚本将在镜像中包含 DCD。而且,顺便说一句,我在同步动态随机存取存储器(SDRAM) 初始化时使用了那些稍作修改的 DCD 值,包括指定为 2 的 ACT2ACT(CR2 值 0x01090A),它通过了一系列静态和 LFSR 模式的内存测试,所以我相信这个值是正确的(在 W9825G6JB 数据表中,有一个叫做 Active (a) 到活动 (b) 的时序是 2 tcK,而不是 Ref/Active 到 Ref/Active 到 Ref/Active 时间为 60ns) 2) 在 semc_sdram.c 中 在该文件中,它填充了semc_sdram_config_t结构,并调用了一个SDK函数,但其中的tAct2Act_Ns成员被设置为60,因此它计算的ACT2ACT是60ns的5倍左右。现在我相信这是一个错误,源于华邦数据 表中稍微令人困惑的描述虽然安全值当然不错,但举例来说,60ns 相当于 10 个 TcK 时钟是可以的,但这实际上会降低性能,所以我宁愿为芯片 设置正确的值,因为整个 32 兆字节 同步动态随机存取存储器(SDRAM) 的内存使用 0x01090A 的 SDRAMCR2 值通过 64 次复杂模式测试,然后 60ns 因为在 semc_sdram.c 中是错误的,像 DCD 一样设置 2 个时钟是正确的。但我希望您能看一看,也许能修改 SDK 示例(或者,如果您能确认 DCD 值是错误的,那就修改示例中的 dcd.c 文件)。 Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 嗨,@Pencioner、 明白了,这是个很小但很重要的细节! 如果您没有其他问题或建议,我请您将此案标记为已解决。在不久的将来发布实现此建议的SDK版本的可能性很小,因为每个版本都经过一系列需要时间的验证和测试。 BR, Edwin. Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 嗨,@Pencioner、 谢谢你的澄清! 我理解你的担忧。我会把它们传递给 SDK,因为在 " Act ive (a) 到 Active (b),即 2 tcK " 和 " Ref/Active 到 Ref/Active 的时间(即 60ns ")之间可能存在误解,这是有道理的。 尽管如此,semc 示例 的代码在设计时也很可能考虑到了评估,而不是性能。特别是因为这些值的示例方式,开发人员只需在 BOARD_InitSEMC()中修改" sdramconfig.tAct2Act_Ns" 的值,就能很容易地根据自己的需要进行调整。 无论如何,感谢您的报告! BR, Edwin. Re: RT1060 SDRAMCR2 configuration in DCD within SDK examples, seems to not be right 谢谢!还有一件小事要补充——参考手册特别指出,ACT2ACT 位 " 有助于满足 tRD 时序要求 ",当然 trRD 是 " Active (a) 到 Active (b) " 将你的答案标记为可接受的解决方案可以吗?还是应该等待 SDK 团队?
記事全体を表示
KSZ9131に遅延を追加する方法 こんにちは、 私はプロジェクトで Digi の iMX8MN SOM を使用しており、キャリア ボードには ksz9131 トランシーバが搭載されています。SO、10M ビットだけが動作しており、リンクが接続されていないときに以下のコマンドを入力した直後です。 $ ethtool -s eth0 10 全二重自動ネゴシエーションオン ボードの PHY 構成で 1000M ビットを使用する場合、遅延を追加する方法を教えてください。それとも、Uboot および Linux の KSZ9131 用 micrel ドライバに遅延が含まれているのでしょうか? ちなみに、2020.04 u ブートと 5.5 nxp Linux を使用しています。 よろしくお願いします Re: How to add delay for KSZ9131 こんにちは、 残念ながら、 digiのiMX8MN SOMはサポートしていません。独自のBSPがあるためです。例えば、コマンド「ethtool -s eth0 10 full duplex autoneg on 」は間違っています。これは矛盾しています。ethtool eth0、 それでも 10 Mb/s または 100 Mb/s が表示される場合は、ご想像のとおり、問題はハードウェア タイミングにあります。この問題の修正プログラムを入手するには、digi に直接問い合わせてください。 リンク パートナーも確認してください。リンク パートナーがギガビットをサポートしていない場合、リンクはダウンしたままになるので、他のデバイスで検証することをお勧めします。   Re: How to add delay for KSZ9131 こんにちは@Oswalag 、 迅速なご回答ありがとうございます
記事全体を表示
CanIf ユーザー RxIndication コールバックで CAN ID を取得するにはどうすればいいですか? こんにちは。私は S32K144 を SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0 で使用しており、カスタム コールバック関数を使用するように CanIf を構成しました。 私の設定: CanIfRxPduUserRxIndicationName は「Service_CanIf_RxIndication」に設定されています このコールバックは、CAN メッセージが受信されたときに CanIf_RxIndication() から呼び出されます。 問題: CanIf_RxIndication() では、Mailbox->CanId パラメータを通じて CAN ID を利用できることに気付きました。ただし、Service_CanIf_RxIndication() コールバックでは、PduId のみを受信でき、実際の CAN ID を取得する方法はありません。また、CanIf.hヘッダーには、「スタブ バージョン - このファイルにはサンプル コードのみが含まれています。」と記載されています。 私の質問: 1. CANIf.cを変更または置き換えることはできますか?スタブコード? CanIf.h 以降明示的に「スタブ バージョン」および「サンプル コードのみ」と記載されていますが、CanIf.c を変更して CAN ID をユーザー コールバックに渡すことは許容されますか? 2. スタブ コードを変更すると、AUTOSAR アーキテクチャに違反しますか? CanIf スタブ実装をカスタマイズすると、AUTOSAR 準拠が損なわれたり、互換性の問題が発生したりしますか? 3. 代替の解決策はありますか? CanIf ソース コードを変更せずに CAN ID を上位層コールバックに渡す推奨方法はありますか? 環境: MCU: S32K144 RTDバージョン: SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0 IDE: S32 デザインスタジオ 3.6 助けてくれてありがとう! Re: How to get CAN ID in CanIf User RxIndication callback? こんにちは@Soratariさん、 Q1.はい、スタブ モジュールは編集/置換することを目的としています。CanIf モジュールはスタブなので、 CanIf_Cbk.h など、CAN ドライバに必要なヘッダー ファイルのみを提供します。 Q2.いいえ、ガイドラインに従い、標準化された関数名や変数などを変更しない限り、ASR アーキテクチャに違反することはありません。 Q3.通常、スタブ モジュールはテスト目的で使用されます。Elektrobit (EB)、Vector などのサードパーティ プロバイダーの CanIf、EthIf、LinIf を使用する必要があります。ただし、デバッグ目的であれば自分で変更しても問題ありません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
Bus Fault IMPRECISERR Hi, I’m working on the NXP i.MXRT1064 EVK and reading an Audio Noise Sensor output using the internal ADC. ADC pin: GPIO_AD_B1_02 (ADC1 channel / ADC1_IN7) The program runs fine most of the time, but at unpredictable times, it randomly enters a BusFault/HardFault  (check screenshot attached). The fault does not occur at a consistent point in time, which makes it difficult to reproduce. Why is this fault occuring and how to go about in resolving this fault. Evaluation Board Re: Bus Fault IMPRECISERR Hi @Subhasri , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. Based on the information your provided, it is difficult to determine the exact root cause of the BusFault/HardFault. I suggest  checking the following points: 1: Memory and stack usage Check whether  there is  stack overflow or out‑of‑bounds memory access. 2: Cache and DMA coherency If ADC is used with DMA, please ensure that DMA buffers are allocated in non‑cacheable memory (for example  using AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN). 3: Isolate the issue using a minimal test case I suggest you can try to temporarily disable part of the application code and check step by step. For example,  only reading the Audio Noise Sensor or  use internal ADC output,   confirm whether the issue can be reproduced. Best Regards MayLiu
記事全体を表示
S32K312 FlexCANメールボックスとCANチャンネルの対応 こんにちは。S32K312 が 3 つの CAN チャネルで構成され、CAN0 が Legacy RxFiFO で有効になっており、メールボックスの数が 32 に設定され、フィルター テーブルの数が 8 に設定されています。CAN1 は受信に標準のメールボックスを使用し、メールボックスの数は 32 に設定されています。 1. CAN1 はメールボックス 18 を使用して正常にメールを受信できますか? 現在、メールボックス 18 を使用してメールを受信できますが、各 CAN が具体的にどのようにメールボックスを占有するのかがよく分かりません。 2. CAN1 を受信用に RxFiFO に切り替えた場合、CAN1 の FIFO メールアドレスは 32 から始まる 8 つのメールアドレスのいずれかになりますか? ありがたい。 S32K3 S32K31XEVB-Q100 S32K312EVB-Q172 Re: S32K312关于FlexCAN的邮箱和CAN通道的对应 こんにちは@Florence100733さん、 両方の質問を完全に理解できたかどうかわかりませんので、誤解があればご指摘ください。 1.can1の受信メールボックスを18で正常に受信できるかどうか、現状18で受信はできるのですが、各canがどのようにメールボックスを占有しているかがよく分かりません。 はい、正常に受信できます。CAN0 の RxFIFO の使用は CAN1 からのメールボックスを消費しません。各 CAN インスタンス (FlexCAN0、FlexCAN1、…) には、独立した MB スペースと RAM があります。メッセージバッファは、アドレスオフセット0080hから始まるFlexCAN組み込みRAMにマッピングされます。73.6.5章「FlexCANメッセージバッファのメモリマップ」を参照してください。 2. can1 が受信のために RxFiFO にスイッチする場合、can1 の fifo メールボックスは 32 から始まる 8 つのメールボックスですか? レガシー RxFiFO について言及していると思います。いいえ、受信は常にMB0から開始されます。73.6.6 章「レガシー RX FIFO 構造」を参照してください。「MCR[RFEN] = 1 の場合、メモリ領域 80h~DCh (通常は MB 0~5 によって占有されます) は受信レガシー FIFO エンジンによって使用されます。」 レガシー FIFO は 6 つのメッセージまで格納できることに留意してください。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
官方ButtonCounter项目按钮显示问题 GUI-Guider-1.10.1-GA学习官方最简单Demo项目ButtonCounter_V9,完全参照官方Demo一步步设置页面和事件,但是最终按钮的显示结果却不一样。官方单击显示的是大字号,我显示的是小字号。   如何解决?技巧在哪里? Re: 官方ButtonCounter项目按钮显示问题 嗨,@hngynjy、 能否请您分享一下您在项目中使用的项目细节?诸如 LVGL 版本、你使用的是什么板,以及你在创建项目时选择的任何其他功能。这将有助于我尝试在我这边复制这个问题。另外,我相信您的主机操作系统是 Windows,对吗?您使用的是哪个版本的 Windows? BR, Edwin. Re: 官方ButtonCounter项目按钮显示问题 我刚开始学习使用GUI-Guider-1.10.1-GA,win10 lvgl9,按照GUIGuider_User_Manual_1.10.1.pdf想从简单开始学习,ButtonCounter没有能复刻,继续试验DashBoardMenu_V9,发现菜单标签颜色也不能在界面修改,还有那个收音机刻度,也没有找到如何实现的。我参考的资料错了吗? 回复: 官方ButtonCounter项目按钮显示问题 我刚开始学习,在WIN10模拟,用空模板按照DEMO添加部件、事件。 Re: 官方ButtonCounter项目按钮显示问题 嗨,@hngynjy、 感谢您的澄清!从你的留言中,我了解到最初的 ButtonCounter 问题已不再适用,因此让我们继续讨论 DashBoard: 您可以通过单击完整的菜单部件,然后选择"Style" 菜单上的"Items" 部分,来更改菜单面板内项目的颜色: 在此,单击"字体" 部分下的"A" 图标,编辑菜单标签的颜色。 请注意,这只会更改处于默认状态的项目的颜色,要更改菜单上当前所选项目的颜色,请将"State" 从"Default" 更改为"Checked" : 关于 "收音机",要访问其子菜单项目,只需点击 "收音机 "子页面 widget 左侧的 "+"图标即可。在这里,您可以对子菜单中的每个部件进行修改并添加事件: BR, Edwin.
記事全体を表示
同期モードのFlexIO SPIマスターが動作しない FlexIO SPI MASTER チャネルを同期モードで設定しようとしましたが、正しく動作しません。 私はSpi_Transfer_S32K396 (LPSPI マスター + FLEXIO スレーブ) の例から始めました。S32K396_BGA_DC1 の現在のバージョンで動作するようにピン配置をわずかに変更しました (デフォルトの例は動作しません。ピン配置が PHY コネクタと競合しています)。これは機能します。 次に、要件に合わせてワード長を変更し、 sout が sin にループバックされた LPSPI マスターのみを使用しました。それも効きます。 次に、FLEXIO インターフェースをマスターとして再構成し、LPSPI2 で使用されるのと同じ同期 API を使用して呼び出します。何かが行われているように見えますが、受信バッファにはゼロのみが返されます。これは、同期モードで FLEXIO SPI インターフェースを使用しようとしている他のコードでも確認されています。 次に、DMA に関連するすべてを無効にしました。Rm モジュールを削除し、Mcl で DMA サポートを無効にしました。Spi で DMA サポートを無効にします。しかし、その後転送がハングし、受信シフト レジスタから準備完了の通知がまったく受信されなくなります。 IsShifterFlagRaised = Flexio_Mcl_Ip_GetShifterStatus(Base, RxShifterIndex); 常に false を返します (RTD FlexIO SPI ドライバ内)。 FLEXIO SPI がこのようにハングする原因は何でしょうか?私の理解では、受信シフト レジスタは同じクロックでクロックされるため、問題なく動作するはずです。 flexio レジスターを見ると、非常に混乱します。CSタイマー(1)の構成は非常に奇妙に見えます。たぶんこれが問題です。さらに調査します。 注: 最終目標は、SPI よりも少し複雑な別のプロトコル用のカスタム FlexIO ドライバーを作成することです。SPI 実装を足がかりとして使用して、FlexIO をより深く理解します。 Re: FlexIO SPI Master in syncronous mode not working CSタイマーの設定は正しいようです。タイマーの関係について私のほうで誤解していました。SOそれは問題ではありません。 Re: FlexIO SPI Master in syncronous mode not working ゴミはゴミではない。SPI チャネルのデータ幅を更新するのを忘れていました。 Re: FlexIO SPI Master in syncronous mode not working 新しい.mexでやり直しましたファイルであり、それはある程度機能します。 問題は2つありました。SPI の例では、DMA が無効になっている場合、Mcl の初期化に失敗し、PRE/POST ビルド構成タイプに関して Mcl 構成に何らかの問題が発生していました。 現在唯一の問題は、受信データの未使用ビットにゴミが含まれていることです。少し予想外ですが、ブロックするものではありません。
記事全体を表示
PN5180 I cannot authenticate with mifare classic Hi, I am writing my own driver to read and write blocks in sectors on a card Mifare Classic, using a Nordic MCU and the PNEV5180B board, I can do the steps in the examples as follows: 1. REQA....ok 2. Anticollision CL1.....ok 3. Select ......ok 4. Authenticate.... error when I send the authentication command I get 0x02 (Timeout waiting for card response (card not present).) but the card is present, I have tried to compare it with the example as proposed here https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/pn5180-mifare-authentication-key-timeout/m-p/1202221 but I can't find the problem. Question 1: is there any documentation on how to do the authentication with diagrams or easy to understand examples, similar to the other commands? Question 2: I must authenticate to read the sectors? I have tried to read them without authenticating but it doesn't work either. thanks Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic Hi,  in docstore the file is not present. Mifare Classic Crypto1 is not implemented in the pn5180 ? With the command 0x0C don't work. With the command 0x09 send don't work (and the system status is b'\x03\x04\x00\x00') With PN532 don't have problem. I have sniff the command but i don't see any difference. I would be very sorry because I was developing a new reader and your chip is fantastic but not reading Mifare Classic seems like a big limitation to me. Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic I got through NDA,  I couldn't find SW666815. Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic Hello @cesarP  NDA doc for PN518 is SW666815, if you've had a valid NDA, then you can download from: https://www.docstore.nxp.com/ For doc store account issue, please contact [email protected] for further support. Best Regards, kelly Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic thank you for your response: I have already sent the NDA and I am supposed to have full access to the documents but I can't find the authentication example you mention, could you tell me where I can find it? Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic Hello @cesarP  for your question my answers are the following: 1. Yes, you're right. There is an example for how to authenticate MIFARE CLASSIC by PN5180, but this is a secure document, so you need to sign an NDA. In case you need to sign an NDA, please let me know. 2. Read sector 0 could not be authentication, the other sectors all need to be authenticated and then can be read or written. For more the details, please check the dedicated datasheet. Best Regard, kelly
記事全体を表示
LPC84X 可靠性 你好,我正在查找LPC84XLPC845M301JHI33Y 芯片的可靠性数据。谢谢! Re: LPC84X Reliability 你好,路易斯, ,我正在寻找该部件的故障率或平均故障时间(MTTF/MTBF)预测值。特别是如果你有任何基于加速寿命测试数据的资料,但我可以接受你的任何资料。主网站和数据表不包含任何此类信息。 Re: LPC84X Reliability 你好 您能帮我们分享一下您需要哪类信息吗? 这是 NXP.com 中 LPC84X 系列产品的主页 LPC84x 30MHz|ARM Cortex-M0+|32 位微控制器 (MCU) | 恩智浦半导体 在文档部分,您可以找到与数据表/参考手册/电压值/应用笔记/软件等相关的信息 有关 LPC845M301JHI33 的具体信息、购买和特性 LPC845M301JHI33 产品信息 | 恩智浦半导体 最诚挚的问候,路易斯 Re: LPC84X Reliability 你好 这些信息是保密的,如需了解相关信息,请使用公司电子邮件填写支持票据。 您可以使用以下链接 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME 顺祝商祺! Re: LPC84X Reliability 谢谢你的答复。不幸的是,恩智浦网站无法识别我的公司电子邮件,因此不允许我输入支持票据。我试图通过网站票据提出这个问题,但他们的最佳建议是,除非他们能修好网站,否则就来这里提问。在此之前,我似乎无法通过任何可行的方法访问我需要的恩智浦数据。这种情况已经持续了三四个星期,目前仍未得到解决。 Re: LPC84X Reliability 很抱歉给您带来不便,但社区不会共享这些信息,此类请求只能通过之前提到的门户网站https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME上的支持票据进行支持。 在尝试提交票单时,请确保使用您公司的电子邮件 顺祝商祺!
記事全体を表示
优化恩智浦微控制器与云服务提供商的连接 大家好, 我目前正在使用恩智浦 i.MX RT1064 开发一个项目,并希望将其与现代云解决方案集成。目标是将 MCU 的传感器和遥测数据发送到外部系统,以进行实时分析。我正在探索与云服务提供商进行安全、高效连接的方案 云服务提供商进行存储、处理和可视化。 我对确保可靠连接和低功耗的方法特别感兴趣,例如批处理数据或使用 MQTT。此外,有关安全令牌管理、自动重新连接和 MCUXpresso SDK 集成最佳实践的示例将非常有用。 如果有人成功实施了 MCU 到云的工作流程,或推荐了可扩展性和容错模式,我很想听听您的经验。如能提供任何共享代码片段或文档链接,将不胜感激! 预先感谢您的真知灼见。 Re: Optimizing NXP MCU Connectivity with Cloud Service Providers 您好@luciaonmatteo, 根据您提到的情况,可以使用外部 Wi-Fi 模块,您可以在本页找到一些 Wi-Fi® + 蓝牙® + 802.15.4 合作伙伴模块,它们具有不同的特性,您可以根据应用需求进行选择。 此外,SDK Builder 还提供了一些 SDK 示例,这些示例专为 RT1064-EVK 设计,并集成了一个 Wi-Fi 模块,如下图所示: 如果您需要有关任何特定模块的更多信息,请随时与我联系。 BR Habib
記事全体を表示
カスタムIMX8ULPボードに画像を読み込めません こんにちは! 私たちは、IMX8ULP チップをベースにしたカスタム ボードを開発しようとしています。 USB経由でUUUを使用してイメージをロードするときに問題が発生します。ロードに失敗しました。デバッグ UART に出力が表示されません。 ボードの詳細: IMX8ULP A2チップリビジョン、 UUUへのType-C USB1インターフェース、 UART5はEVKとは異なるピンマックスを持っています。 スイッチボタンを押下してUSBブートモードを強制します。 U-Boot イメージ (flash.bin) の読み込み19% で失敗し、USB が切断されます。 $ sudo ./uuu -V flash.bin uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2 Build in config: Pctl Chip Vid Pid BcdVersion Serial_No ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb Wait for Known USB Device Appear... New USB Device Attached at 1:21-E4DD206F132A48BD 1:21-E4DD206F132A48BD>Start Cmd:SDPS: boot -f "flash.bin" 19%1:21-E4DD206F132A48BD>Fail HID(W): LIBUSB_ERROR_IO (-1)(0.211s) flash.bin は、次の説明にあるように、imx-mkimage ツールを使用して、u-boot および事前ビルドされたイメージから生成されています。 https://community.nxp.com/t 5 /i.MX 8-Processors/i.MX 8ULP-CPU-Rev-A 2 -Boot-failed/td-p/ 1710617 。 make SOC=iMX8ULP flash_singleboot_m33 注意: U-Boot SPL イメージのみをロードすると正常に動作しますが、UART に出力が表示されず、UUU コマンドは受け入れられません。 $ sudo ./uuu -V boot-spl-container.img uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.233-0-g79ce7d2 Build in config: Pctl Chip Vid Pid BcdVersion Serial_No ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb Wait for Known USB Device Appear... New USB Device Attached at 1:21-E4DD206F132A48BD 1:21-E4DD206F132A48BD>Start Cmd:SDPS: boot -f "boot-spl-container.img" 100%1:21-E4DD206F132A48BD>Okay (0.213s) 1:21-E4DD206F132A48BD>Start Cmd:SDPS: done 1:21-E4DD206F132A48BD>Okay (0s) 問題のデバッグにご協力いただけますでしょうか?さらに確認できることは何ですか? A2 リビジョンは、UUU および imx-mkimage ユーティリティで発行されていますか? ご返信よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 ジャン BP-IMX8PULP-POC i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは@Chavira 、 素早いフィードバックをありがとうございます! 私は@jeanpihetと一緒にシステム開発に取り組んでおり、ハードウェア側を担当しています。 MX8ULP_DDR_Tool を使用して DRAM トレーニングを正常に完了し、一致するタイミング ファイルを生成しました。 DDR ツールを使用しながらシリアル ダウンロード モードを介して DRAM トレーニング イメージを正常にダウンロードし、DDR ツールを使用しながら UART 出力も受信しました。 生成されたDRAMタイミングファイルを使用してu-bootスクリプトを構築しているにもかかわらず、U-Bootイメージ(flash.bin)をロードすると、19% で失敗し、USB が切断されます。 問題をどこで調べればよいか、またより有益なエラー メッセージを生成するにはどうすればよいか、教えていただけますか? ご回答をお待ちしています。 最高、 ルーカス Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは@jeanpihetさん、 NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。 プレビルド イメージとソース コードは evk ボードでのみ動作します。 DDR トレーニングが正しく完了したことを確認します。すべての DDR 構成がボードのハードウェア (Linux カーネルと U-boot) と一致していることを確認します。 これらのトピックに関するガイダンスについては、移植ガイドを参照してください。 ボードにインストールされているハードウェアに合わせて、弊社の BSP を適切に移植しましたか? よろしくお願いします、 チャビラ Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは@Lukas_LH 、 EVK 上の LPUART5 インターフェースは、デフォルトのデバッグ UART として使用されます。 EVK と同様に、UART5 も使用しているかどうか確認できますか? 別の UART を使用している場合は、変更を反映するために BSP コンポーネント (ATF、U-Boot、Linux カーネル、デバイス ツリーなど) に必要な変更を適用しましたか? また、flash_singleboot_m33 の代わりに flash_dualboot を使用してイメージをビルドしてフラッシュすることもできます。次に例を示します。 make SOC=iMX8ULP REV=A2 flash_dualboot 正しいシリコン リビジョン (REV=A2 またはボードに適用されるもの) を指定していることを確認してください。 さらに、eMMC から起動しているのか、FlexSPI から起動しているのかを明確にしていただけますか? これはビルドとフラッシュのフローに影響します。 よろしくお願いします、 チャビラ Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは、チャビラさん。 早速のご返信ありがとうございます。 EVK と同様に UART5 を使用していますが、ピンの多重化が異なります。U-Boot dts は新しい多重化で更新されました。 オプション REV=A2 は flash.bin イメージの生成に使用されます。 ブート デバイスは eMMC (SD なし) であり、最初に UUU ダウンロードからブートしようとしています。 現在、flash_dualboot イメージを試しており、ピン多重化などについて EVK とボード間のすべての違いを確認しています。 よろしくお願いいたします。 ジャン Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは、チャビラさん。 DDR init と U-Boot に関していくつか質問があります。 移植ガイドのポイント 3.2.1 DDR init の DCD テーブルの変更: ポイント 6 は iMX8ULP に適用されますか?U-Boot SPL コードは DDR 初期化コードを提供しますか?そうでない場合、どこで更新しますか? 起動とフラッシュについて: USB 経由の UUU ダウンロードからの起動はサポートされていますか?イメージ「flash.bin」を起動することは可能ですか?そして、imx-mkimage ユーティリティによって生成された 'boot-spl-container.img' ですか? 現在、これらのイメージは次の手順で構築されます。 u-boot コードの dts、pinmux、DDR init コードを更新します。 U-Bootを構築する u-boot.binとspl/u-boot-spl.binをimx-mkimageの下のiMX8ULPディレクトリにコピーします。 'make SOC=iMX8ULP rev=A2 flash_singleboot_m33' を使用して flash.bin と boot-spl-container.img をビルドします。 これは正しいですか? サポートをありがとうございます! ジャン Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは@jeanpihetさん、 i.MX 移植ガイド (UG10165) のセクション 3.2.1 では、DDR init が SoC ファミリによってどのように異なるかについて説明しています。「ポイント 6」では、i.MX8M パーツは U-Boot SPL を使用して DDR (DCD ではない) を初期化し、ユーザーは SPL DDR PHY/コントローラ コードを変更する必要があると述べられています。この記述は、具体的には 8M デバイスに関するものです。 i.MX8ULP の場合、DDR が U-Boot 自体の DCD テーブルではなく U-Boot SPL によって初期化されるという点で、ブート フローは 8M と似ています。imx-mkimage によってビルドされた flash.bin には、2 つの AHAB コンテナ セットが含まれています。 1 つ目は ROM が OCRAM にロードするセット (SPL + uPower + ELE ファームウェア)、2 つ目は SPL が DDR を初期化した後に SPL が DDR にロードするセット (U-Boot 本体 + TF-A) です。 実際には、これは、U-Boot 内部の DCD ではなく、i.MX8ULP の SPL コードで DDR をカスタマイズ/調整することを意味します (8M の場合と同様)。 8ULP 用の U-Boot SPL はすでに DDR init を提供していますか?そうでない場合、どこで更新すればよいですか? はい。8ULP の場合、SPL パスは DDR を起動する役割を担います。DDR init フックは、ボード/SOC の NXP U-Boot ツリーの SPL 部分 (ボード ディレクトリ + arch/Arm/mach-imx/… + 8ULP 固有の DDR PHY/コントローラ グルー) の下にあります。そのSPLは、2番目のコンテナ(TF-A + U-Boot本体)を新しく初期化されたDDRにロードします。 USB (UUU) 経由の起動とフラッシュはサポートされていますか?どのイメージを起動できますか? はい、USB 経由の UUU (ユニバーサル アップデート ユーティリティ) は、ROM のシリアル ダウンロード プロトコルを介して i.MX8/8ULP でサポートされています。flash.binを直接RAMにロードして起動するか、.uuuを使うことができます。より複雑なシーケンスを実行するためのスクリプト。 ビルド手順は正しいですか? 8ULPの場合はu-boot-spl.binが必要です。u-boot.bin (U-Boot本体)、bl31.bin (TF-A)、upower.bin、また、make を実行する前に、imx-mkimage/iMX8ULP/ に配置された ELE ファームウェア (A2 シリコンの場合は mx8ulpa2-ahab-container.img という名前) も必要です。 SO、あなたの全体的な手順は 8ULP に適しています。再確認する必要があるのは、起動ステージのブート タイプ (シングル ブートとデュアル ブート) と宛先 (RAM、FlexSPI、eMMC) に一致する imx-mkimage ターゲットだけです。 Re: Cannot load images on custom IMX8ULP board こんにちは、チャビラさん。 DTS、ボード固有のコード、M33、upower などの適切なイメージでこの問題を解決できました。U-Boot は正常に起動するようになりました。 迅速かつ効率的なサポートをありがとうございました!この最後の投稿は非常に価値のあるものなので、他のユーザーが参考にできるようにピン留めする必要があります。 よろしくお願いいたします。 ジャン
記事全体を表示
LPC5536の新リビジョン1Bがハードフォールトを発生 こんにちは、 当社は最近、LPC5536 の更新されたチップ リビジョン 1B を搭載した新しい PCB を受け取りました。しかし、SDK 関数 FLASH_IsFlashAreaReadable() で同じファームウェアを使用すると、重大な障害が発生します。システムがハード障害に陥る直前の手順をキャプチャしたスクリーンショットを添付しました。現在、MCUXpresso IDE バージョン v24.12 で SDK バージョン 25.03.00 を使用しています。 この問題の解決に関するご意見やご提案をいただければ幸いです。ありがとう!   Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは@nobodyKnows 、 リビジョン 1B に直接関連するErrata シート LPC553xの 5.1 章「ROM.1」に記載されている Errata を除いて、リビジョン間の変更は見つかりませんでした。FLASH_init 関数がエラータに示されているとおりに動作するか確認できますか? BR ハビブ Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは、 素早いご返答、誠にありがとうございます。エラッタシートに従って回避策を実装しようとしました。しかし、それは役に立ちません。Rev. 1B の API ロケーション アドレス0x13028c41Uが間違っていると思われます。 Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは@nobodyKnows 、 エラッタ修正を実施するために使用した方法論について詳しく説明していただけますか? BR ハビブ Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは@nobodyKnows 、 弊社の SDK の FLASH_Init 関数をご使用いただいていると承知しておりますが、おっしゃるとおり、現在 SDK バージョン 25.03 をご使用いただいております。この機能が正しく実行されていることを確認できますか?具体的には、次の行です。 /* 1Bではffr_initの呼び出しが必要です。0Aでも問題ありません。 */ BOOTLOADER_API_TREE_POINTER->flashDriver->ffr_init(config) を返します。 一方、新しい LPC リビジョンに切り替えたときに、ハードウェア設計のどの部分を変更しましたか? BR ハビブ Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは、 わかりました。API ではすでに修正が行われているようです。はい、呼び出されており、他のすべての関数も動作するようです。動作しないのはFLASH_IsFlashAreaReadable()だけです。 今では次の回避策を使用します。 bool flashRead (uint32_t addr, uint8_t *flashData, uint32_t size){ status_t status; if(SYSCON->DIEID == 0){ status = FLASH_IsFlashAreaReadable(&flashConfig, addr, size); if(status != kStatus_FLASH_Success){ return false; } } status = FLASH_Read(&flashConfig, addr, flashData, size); return (status == kStatus_FLASH_Success); } Re: New Revision 1B of LPC5536 Triggers Hard Fault こんにちは@nobodyKnows 、 同じ問題があると思われるこの投稿を見つけましたが、修正方法は関数「 FLASH_IsFlashAreaReadable 」を使用しないこと、代わりに FLASH_Read() HAL API 呼び出しを使用することです。ステータスがエラーを返した場合、おそらく FLASH 領域が隠れていることを意味します。これは、回避策で使用しているのと同じフローです。 この問題についてさらに情報を取得するために社内チームに問い合わせますが、現時点では回避策が有効である可能性があります。 BR ハビブ
記事全体を表示