Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
CAN FD 8Mbps 在评估板S32K3X4EVB-T172上, 当 CAN FD 传输速度从 4 Mbps 提高到 5 或 8Mbps 时,数据相位波形输出停止。我想请教如何解决这个问题。 数据传输在 500 kbps 至 4 Mbps 范围内正常运行。 仲裁阶段为 1 Mbps,有效载荷为 64 字节。 Re: CAN FD 8Mbps 你好@番茄1 我无法为您测试 8MB 的配置,但我用您的配置在 S32K3X4EVB 上测试了 5MB 的配置,效果非常好。 Re: CAN FD 8Mbps 我将 CAN 收发器从 TJA1443 换成了支持 8 Mbps 的 TJA1462,然后重新尝试。最高 4 Mbps 时,传输工作正常,但当设置为 5 Mbps 时,如下图所示,波形会传输一瞬间,然后就什么都不发送了。我想知道原因和解决方法。 在 5 Mbps 时,波形模式会在中途发生变化。 Re: CAN FD 8Mbps 你好@番茄1 我错了。 我重新进行了测试,发现之前没有启用 BRS 和增强型 CBT。 所附结果基于 S32K344EVB。 我发现,当速率达到 5MB 时,必须启用 TDC 配置;否则,通信将失败。(我在使用 4MB 时没有遇到任何问题)。 (TDC 的 ETDCOFF 值是我根据简单测试输入的。从理论上讲,它与所使用的收发器和总线架构有关。) Re: CAN FD 8Mbps 我已审阅了所附文件。 我能够复制同样的操作、 但用示波器检查波形时,显示的位宽为 1us,数据相位似乎以 1Mbps 的速度传输。 将"brs" 设置为 "真 "时,传输会在波形中途停止。 请检查一下。 Re: CAN FD 8Mbps 你好@番茄1 我没有测试环境,无法以每秒 8MB 的速度进行测试。 您可以自行检查 ESR 寄存器,以确认可能的错误原因。这可能仍与 TDC 配置值有关。 您需要花一些时间自己排除故障。可以为传输添加超时检查,超时后可以调用"FlexCAN_Ip_AbortTransfer" 尝试重新传输。 Re: CAN FD 8Mbps 感谢您的反馈, 使用附件中的文件,我能够以 8Mbps 的速度发送,但在连续传输约 100 秒后,我无法退出主函数中下面一行的循环。请您对此予以确认。 尽管传输间隔约为 1 秒,但寄存器"IFAG1" 中的位并未置 1,或可能已被无意中清除。 while(FlexCAN_Ip_GetTransferStatus(INST_FLEXCAN_0, TX_MB_IDX) != FLEXCAN_STATUS_SUCCESS) { FlexCAN_Ip_MainFunctionWrite(INST_FLEXCAN_0, TX_MB_IDX); }
View full article
エラーにより、aidl/activity が見つかりませんでした こんにちは、 nxp コードに基づいてカスタム AAOS 14 を構築しようとしています。CarSystemUI を拡張し、ボードをフラッシュしました。起動しようとすると、ブートアニメーション画面で停止しました。そして、このログをループします: [ 2105.344347][ T6738] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Tried to start aidl service activity as a lazy service, but was unable to. Usually this happens when a service is not installed, but if the service is intended to be used as a lazy service, then it may be configured incorrectly. [ 2106.332379][ T221] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Since 'activity' could not be found trying to start it as a lazy AIDL service. (if it's not configured to be a lazy service, it may be stuck starting or still starting). [ 2106.360997][ T1] init: Control message: Could not find 'aidl/activity' for ctl.interface_start from pid: 221 (/system/bin/servicemanager) [ 2106.375408][ T6739] servicemanager: Caller(pid=6552,uid=1041,sid=u:r:audioserver:s0) Tried to start aidl service activity as a lazy service, but was unable to. Usually this happens when a service is not installed, but if the service is intended to be used as a lazy service, then it may be configured incorrectly. Re: Error could not find aidl/activity こんにちは@Grigoriy この問題の解決策は見つかりましたか?詳細を教えていただけると大変助かります。 Re: Error could not find aidl/activity 何かアドバイスや助けをいただけませんか? Re: Error could not find aidl/activity こんにちは@Bio_TICFSL ご返信ありがとうございます。私が見つけたものは次のとおりです: 1)すべての AAOS フォルダーで `activity.aidl` を探しましたが、存在しません。 2) 私たちのコードでは`.aidl`は使用していません 3) すべての AAOS コードで `aidl/activity` の呼び出しを `grep` で見つけようとしましたが、そのような呼び出しは見つかりませんでした。 4) デフォルトの CarSystemUI は正常に動作しており、ベース コードを何も変更せずに拡張しました。 Re: Error could not find aidl/activity こんにちは、 Android開発における「'aidl/activity'が見つかりません」というエラーは、ビルドシステムが aidl ディレクトリ構造内で activity という名前のAIDLファイルを見つけられないことを示している可能性があります。 これは通常、AIDLファイルまたはディレクトリ構造が欠落しているか、正しく構成されていないことを意味します。 この問題を解決するには、AIDLファイル(例: activity.aidl )が正しい場所に存在すること、およびビルドシステムがAIDLファイルを認識できるように設定されていることを確認してください。     潜在的な問題とその解決方法の詳細は次のとおりです。 1. AIDL ファイルが見つからないか、間違った場所にある場合: ファイルを確認します: activity.aidl ファイルが存在することを確認します。 ディレクトリを確認する: activity.aidl ファイルが Android プロジェクトの src/main/aidl ディレクトリ内に配置されているか、カスタム ソース セットを使用している場合は適切なソース セット内に配置されていることを確認します。 パッケージ構造: AIDL ファイルのパッケージ宣言(例: package com.example.app.aidl; )は、ファイルが配置されているディレクトリ構造と一致する必要があります。ファイルが src/main/aidl/com/example/app/ にある場合、パッケージ宣言は package com.example.app.aidl; となります。      2. ビルドシステム構成(Android Gradleプラグイン): AIDL を有効にする: app/build.gradle ファイルで aidl ビルド機能が有効になっていることを確認します。   コード   android { buildFeatures { aidl true } } ソース セット:カスタム ソース セットを使用している場合は、 sourceSets ブロックで AIDL ファイルのソース ディレクトリを指定する必要がある場合があります。    コード   android { sourceSets { main { aidl { srcDirs 'src/main/aidl' } } } } 3. クリーンアップと再構築: AIDL ファイルまたはビルド構成に変更を加えた後は、変更が適用されていることを確認するために、プロジェクトをクリーンアップしてリビルドします。 Android Studio で、 Build > Clean Project に移動し、 Build > Rebuild Project 。    . 増分ビルド(Android Studio): Android Studio の増分ビルドは通常、AIDL ファイルを効率的に処理しますが、問題が発生した場合は完全な再構築を試してください。        5. 安定したAIDL: 安定した AIDL を使用している場合は、AIDL インターフェースのすべての依存関係も安定した AIDL として定義されていることを確認してください。 AIDL ファイルで構造を直接定義して、任意の Parcelable を安定した Parcelable に変換します。    例:   IMyInterface という AIDL インターフェースがあり、それをアクティビティで使用したいとします。   IMyInterface.aidl を作成します: コード   // IMyInterface.aidl package com.example.app.aidl; interface IMyInterface { void doSomething(); } src/main/aidl/com/example/app/ に配置します。     コード   my_app/ ├── src/ │ └── main/ │ ├── aidl/ │ │ └── com/ │ │ └── example/ │ │ └── app/ │ │ └── IMyInterface.aidl app/build.gradle で AIDL を有効にします。      コード   android { buildFeatures { aidl true } } クリーンアップして再構築します。      これらの手順に従うことで、「'aidl/activity' が見つかりませんでした」というエラーを解決し、Android プロジェクトで AIDL インターフェースを正常に使用できるようになります。      よろしく
View full article
S32K148 FlexCANモジュールのリモートフレーム受信 リモートフレーム送受信機能を検証したいのですが、リモートフレームを受信できません。データフレームを送受信するのは正常です。コード内の赤くマークされた部分を変更して、リモート フレームを送受信できますか?CAN リモート フレーム受信用のコードを提供できます。 can_buff_config_t バフ構成 = { .enableFD= 偽、 .enableBRS= 偽、 .fdパディング= 0U、 .idタイプ= CAN_MSG_ID_STD、 .isRemote=真 }; /* インデックス RX_MAILBOX で RX バッファを構成する */ CAN_ConfigRxBuff(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX, &buffCfg, RX_MSG_ID); ながら(1) { /* 受信バッファを定義する */ can_message_t recvMsg ; /* RX_MAILBOX でデータの受信を開始します。*/ CAN_Receive(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX, &recvMsg); /* 前回のFlexCAN受信が完了するまで待機します */ CAN_GetTransferStatus(&can_pal1_instance, RX_MAILBOX) == STATUS_SUCCESS が継続します。 /* 受信したメッセージIDとペイロードを確認します */ if( recvMsg.id == RX_MSG_ID ) // { /* 出力値 LED1 を切り替える */ PINS_DRV_TogglePins(GPIO_PORT、(1 << LED0)); } Re: Remote frame receiving of the S32K148 FlexCAN module こんにちは、 CTRL2[RRS]を使用する場合、どのように設定すればよいですか? すべての ID のリモート フレームを受信できるかどうかをテストしています。SO、このように構成し、CPU に対応する操作を実行させる必要があります。 CTRL2[RRS]の使用例を教えていただけますか? ありがとう。 サラン Re: Remote frame receiving of the S32K148 FlexCAN module こんにちは、 ご返信ありがとうございます。 Re: Remote frame receiving of the S32K148 FlexCAN module こんにちは、 デフォルトでは、リモート要求フレームはどの MB にも保存されません。これはCTRL2[RRS]によって決定されます。55.3.10.4章を読む詳細についてはリモート フレームを参照してください。 FLEXCAN_DRV_ConfigRemoteResponseMb 関数を使用して、リモート要求応答用に MB を準備できます。これは一度だけ呼び出す必要があり、毎回 MB を構成する必要はありません。設定された ID を持つリモート要求フレームが受信されると、メッセージ バッファーは TX になり、リモート応答を送信し、RX 1 にスイッチしてリモート要求フレームを再度認識し、応答フレームを送信します。 BR、ペトル
View full article
flexbuild 版本失败(机器:imx8mpevk) 你好 我在尝试为 imx8mpevk 机器版本时遇到了以下错误: [root@fbdebian flexbuild]$ bld -m imx8mpevk ... Setting up uidmap (1:4.13+dfsg1-1+b1) ... Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u9) ... I: automatically chosen mode: root W: binfmt_misc not found in /proc/mounts -- not mounted? E: arm64 can neither be executed natively nor via qemu user emulation with binfmt_misc 2025-02-06 01:56:44,270 bdebstrap ERROR: mmdebstrap failed with exit code 25. See above for details. make[1]: *** [cryptodev_linux.mk:7: cryptodev_linux] Error 1 make: *** [Makefile:17: linux-modules] Error 2 你能帮我修好它吗? 提前谢谢您。 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 我使用的是非 Debian 主机。除了安装这些 qemu 代码包外,我还必须手动启动 systemd-binfmt.service,而且我还手动将 binfmt_misc 安装在容器的外部和内部。 现在可以了。谢谢。 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) @andreamarson 我在重新安装那些 qemu 代码包时修复了类似的问题,不知道为什么不能站在你这边 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 使用 容器 版本 选项进行构建时我遇到了完全相同的问题 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) @andreamarson请尝试命令 sudo apt-get install qemu-system qemu-user qemu-user-static binfmt-support debootstrap binutils Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 我创建了一个新文件并运行该命令,因为它取决于以太网链接,所以我首先运行其他相关命令,然后运行"bld -m imx8mpevk" 命令。 请参阅所附的全部日志。 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) @June_Lu 我没有发现与活动支架有任何明显的区别。 你能不能把你与机器版本 imx8mpevk 相关的完整日志发给我,这样我就能把它和我的比较了? Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 请参阅下文: [root@fbdebian flexbuild2412]$ cat /proc/mounts 叠加层/叠加 rw、relatime、lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/c4dwp2kvnxwkh2xj563kjoxGXJ:/var/lib/docker/overlay2/l/lib/docker/overlay2/l/lib/docker/overlay2/l/3j3ktmqvpy74qgkrpqHG727ZG:/var/lib/docker/overlay2/l/lib/docker/overlay2/l/3j3ktmqvpy74qgkrwuevektjzshyp7r67PR:/var/lib/docker/overlay2/l/l22kw6o2btjejfrqnayif65i7M:/var/lib/docker/overlay2/l/5x7zaskzl2q4a4jpxotxl27suw:/var/lib/docker/overlay2/l/5x7zaskzl2q4jpxotxl27suw:/var/lib/docker/overlay2/l/5x7zaskzl2q4jpxotxl27suw:/var/libqmw6arrievsjvmp5WT,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/399d79f82c0e1fb6a0773eec4e1fb6a0773eec4e1fcd2353ab91d707dfbd5cd5cd/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/399df79bcd/overlay2/399df79bcd/overlay2/399df79bcd/overlay2/399df79bcd/overlay2/399df7982c0e1fb6a0773eec4e1fc2353ab91d707dfbd5c5c0891c891c8eacf407bcd/work0 0 proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot 0 0 udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8127808k,nr_inodes=2031952,mode=755,inode64 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs rw,inode64 0 0 hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0 mqueue /dev/mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_usr /usr/lib/modules ext4 rw,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_usr /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC ext4 ro,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_home /home/nxa20322 ext4 rw,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_var /etc/resolv.conf ext4 rw,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_var /etc/hostname ext4 rw,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_var /etc/hosts ext4 rw,relatime 0 0 /dev/mapper/vg_data-lv_home /home/nxa20322/容器/flexbuild2412 ext4 rw,relatime 0 0 devpts /dev/console devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0   谢谢! Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 我使用的也是同样的分配方式: $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.4 LTS Release: 22.04 Codename: jammy 有什么提示可以发现问题所在吗? 首先,能否请您将该命令的输出结果发送给我,以便我看到该文件应该是什么样子? [root@fbdebian flexbuild]$ cat /proc/mounts Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 感谢您提供的日志。 这可能与您的主机环境有关、 我无法重现同样的问题。 我的主机是带容器的 Ubuntu 22.04 主机。 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) docker 可以正常工作: $ docker run hello-world Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly. To generate this message, Docker took the following steps: 1. The Docker client contacted the Docker daemon. 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub. (amd64) 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading. 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal. To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with: $ docker run -it ubuntu bash Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID: https://hub.docker.com/ For more examples and ideas, visit: https://docs.docker.com/get-started/ amarson@LW11Y24037:~/devel/dsab/sw/linux/RTK0EF0177Z00002ZJ-v1.0.1$ docker ps -a CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES bb81ea6a0099 hello-world "/hello" 9 seconds ago Exited (0) 7 seconds ago distracted_roentgen 503a17e14c01 fbdebian:12 "/bin/bash" 40 hours ago Up 40 hours amarson_fbdebian_12_555c33 07080445a948 excalidraw/excalidraw:latest "/docker-entrypoint.…" 3 days ago Up 3 days (healthy) 0.0.0.0:5000->80/tcp, :::5000->80/tcp excalidraw 1bdbc6826aaf budibase/proxy "/docker-entrypoint.…" 7 months ago Exited (0) 7 months ago bbproxy b1777d09ad35 budibase.docker.scarf.sh/budibase/apps "docker-entrypoint.s…" 7 months ago Exited (137) 7 months ago bbapps 07d6b116ab00 budibase.docker.scarf.sh/budibase/worker "docker-entrypoint.s…" 7 months ago Exited (137) 7 months ago bbworker 2ff233a6bd39 redis "docker-entrypoint.s…" 7 months ago Exited (0) 7 months ago budibase-docker-redis-service-1 267066eea7a5 budibase/couchdb "tini -- /docker-ent…" 7 months ago Exited (143) 7 months ago budibase-docker-couchdb-service-1 40a3b1a5ae01 containrrr/watchtower "/watchtower --debug…" 7 months ago Up 3 days (healthy) 8080/tcp budibase-docker-watchtower-service-1 950529d1adc7 minio/minio "/usr/bin/docker-ent…" 7 months ago Exited (0) 7 months ago budibase-docker-minio-service-1 8cdb5e08ba8c nodered/node-red "./entrypoint.sh" 7 months ago Exited (130) 7 months ago mynodered2 82aa692ee66a nodered/node-red "./entrypoint.sh" 7 months ago Exited (130) 7 months ago mynodered e072a885ce2b hello-world "/hello" 8 months ago Exited (0) 8 months ago stupefied_fermat 1833397a90b8 hello-world "/hello" 8 months ago Exited (0) 8 months ago zen_chaum 我还会附上完整的日志。 Re: flexbuild build fail (machine: imx8mpevk) 是完整的日志吗? 您是否已确认 通过运行 hello-world 镜像来验证容器安装是否成功。 ``` $ 容器 运行 hello-world $ docker ps-a
View full article
MBDT 闪存/nvm 写入冻结程序 S32K3xx 问题:当我试图写入芯片的闪存区域时,程序似乎冻结了。 我可以利用内存示例来读写 RAM 地址(0x20400000-0x20444000)。没问题。 如果我将 DatameMWrite 地址更改为闪存区域内的某个值(0x00400000-0x007E0000),程序就会编译并闪存到板上。当我的程序尝试进行写入操作时,FreeMaster 显示程序已锁定(计数器冻结)。 (我是否需要利用 MCAL FLS 驱动程序来利用闪存区域?) 附上我的代码尝试--MBDT 工具箱 1.2.2 版(在相关帖子中,我利用了一个补丁,以适应子系统中的内存写入)。压缩包中还包括 FreeMaster 项目。 是否有关于 MBDT 和闪存/NVM 利用的指南或示例? Re: MBDT flash / nvm write freezes program S32K3xx 有没有带有 MBDT 电池管理系统 1.2 和 MBDT S32K3 1.4 的 K358 板的示例文件 Re: MBDT flash / nvm write freezes program S32K3xx 目前的模式无法运行的原因与闪存的操作方式有关。使用 Data Write MBDT 模块进行直接内存操作会导致 MCU 进入故障状态,因此必须通过专用驱动程序进行访问。   为此,我们创建了一个演示应用程序,演示如何访问闪存。请参阅附件中包含模型和自述文件的压缩包。   启用这种支持的步骤可归纳如下: 1.在 .mex 中配置 Fls 驱动程序锉刀 在 Fls 外围设备中,以下配置选项与本例相关: a.Fls 物理扇区:可从下拉列表中选择,该选项指定在哪个闪存扇区执行操作(可选 16 个数据闪存扇区和 512 个代码闪存扇区(4 个代码闪存区域各 128 个))。有关内存区域、大小和扇区数量的更多信息,请参见参考手册中的闪存模块配置表。 b.Fls 页面大小:该选项指定先前配置扇区内页面的大小。对于内部闪存,页面大小为 8 字节 c.Fls 扇区大小:该选项指定配置扇区的大小。对于 S32K344 MCU,所有内部扇区的大小均为 8kb。 d. Fls 扇区起始地址:此选项指定扇区的地址偏移量,从存储区域的起始地址开始。(例如:如果配置了 2 个大小为 8192 字节的扇区,则第一个扇区的起始地址为 0,第二个扇区的起始地址为 8192) e.Fls 硬件通道:该选项指定配置的扇区位于内部还是外部闪存中 2。在板初始化 GUI 中初始化 Fls 元器件 3.应用程序的实施 - 由于 MBDT for S32K3 v1.2.0 在 Simulink 块和配置方面不支持 Fls,因此我们使用 Simulink 自定义代码功能来调用特定的 Fls 驱动程序 API,如您在所附模型中看到的那样。有关 Simulink 自定义代码功能的更多信息,请查看以下文章: https://community.nxp.com/t5/NXP-Model-Based-Design-Tools/How-to-use-your-own-C-code-in-our-Toolbox-Battery-Management/ta-p/1119004 - 我们使用 Fls_Read、Fls_Write 和 Fls_Erase 演示了访问 S32K344 数据闪存部分的基本操作。   更多详情,请查阅相关的 readme 文件,其中提供了如何运行应用程序的详细信息。   我们还想说明的一点是,您在应用程序中使用的当前地址与代码 Flash 部分相对应。您能告诉我们为什么/是否需要将数据写入该特定部分吗?
View full article
FACTIO 引脚 J20-28(P4_23) N5XX EVK 你好我目前正在使用恩智浦 MCX N5XX EVK 原理图版本 SCH -55277 REV B2 目前我使用的是 Flexio 引脚 J20-28 (P4_23) 所以我需要它在运行时同时行动 UART TX 和 GPIO 的作用 UART 运行正常但无法降低 GPIO 引脚参考附带的代码 此外,什么是 i2c、uart、spi 等柔性通信引脚?sdk 中是否有任何示例可以让我在运行时将单个柔性引脚更改为 uart 或 i2c? Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 嗨,感谢您的回复和详细的信息 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 你好@Avinpat123 我已在您的新票据中回复了您。谢谢。     BR 爱丽丝 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 嗨爱丽丝谢谢你的回复 1.实际上,我们正在使用两个传感器,一个使用UART,另一个使用i2c协议,因为我们的要求是我们应该能够捕获来自两个传感器的数据,一次只能连接任何一个传感器,这样用户就可以连接任何传感器,他们可以控制和配置他们需要的传感器。 2.由于 MCX-N5xx 支持 FlexComm(灵活通信),我们选择了这款 MCU。如果我们能将同一引脚用于多个通信接口,就能简化我们的设计,并有助于满足我们的功耗要求。 3.这就是我们对 FlexComm 功能感兴趣的原因。 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 你好@Avinpat123 对于您的这个问题,我可以帮您创建一个新的私人票务。 我会回复您的。 谢谢! BR 爱丽丝 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 你好@Avinpat123 "我们能否通过图形用户界面将单个引脚同时配置为 UART 和 I2C 等外设,有什么方法或支持文件吗?" ->> 抱歉,这是不可能的。在配置工具中,一个引脚只能配置一种功能。 " 我是恩智浦控制器的新手,是否有任何支持配置柔性通信引脚的文档,以及如何在动态开关条件下使用这些引脚?" ->> 芯片配备了 10 个 FlexComms。请问您为什么需要在单个 FlexComm 上配置 UART/SPI/I2C? 没有动态切换演示。但是,SDK 中提供了独立组网 (SA) 的功能演示,您可以参考。   BR 爱丽丝 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK Hi Alice,我还需要 N5XX N5XX EVK 原理图 ver SCH -55277 REV B2 中的一个信息,即 p1_8 和 p1_9 引脚是否可用作 uart,以及 p1_12 和 p1_13 引脚是否可用作 i2c。 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK Hi Alice 1.我是恩智浦控制器的新手,是否有任何支持配置柔性通信引脚的文档,以及如何在动态开关条件下使用这些引脚 2 我们是否可以通过图形用户界面将单个引脚配置为 UART 和 I2C 等外设,是否有任何方法或支持文档。 Re: FLEXIO PIN J20-28(P4_23) N5XX EVK 你好@Avinpat123 感谢您的提问。 切换到 GPIO 模式后,请检查 GPIO 时钟是否已启用。 要将单个 FlexIO 引脚更改为 UART 或 I2C 模式,请参考 SDK flexIO 演示来初始化新引脚。     BR 爱丽丝
View full article
imx-automotive-14.0.0_2.3.0 版本问题 我正在尝试在 ubuntu 22.04 桌面中版本 " imx-automotive-14.0.0 _2.3.0 "。当我启动安卓版本时(我运行了这个命令 "./imx-make.sh-j4 2 > & 1 | tee build-log.txt ")。版本已启动,运行了几分钟并终止。我附上 build-log.txt 文件供你参考。请帮助我解决这个问题。提前感谢您 Re: imx-automotive-14.0.0_2.3.0 build issue 如果你不做任何改动,你能成功版本 android 14 吗?建议你在不做任何修改的情况下版本 android 14,至少改善你的版本环境没问题 Re: imx-automotive-14.0.0_2.3.0 build issue 你好, ,我已经安装了libbpf-dev,但在构建时仍遇到问题。我正在附上版本日志文件。请帮我解决这个问题。 我所做的其他更改 1) 在此路径下 /home/sdv/Music/imx-automotive-14.0.0_2.3.0/android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/scripts/ 文件link-vmlinux.sh 内、注释的代码。 #if ![ -x"$(命令 -v${PAHOLE})" ]; then # echo>& 2"BTF:${1}: pahole (${PAHOLE}) is not available" # 返回 1 #fi 2) 在此路径中,/home/sdv/Music/imx-automotive-14.0.0_2.3.0/android_build/out/target/product/mek_8q/obj/KERNEL_OBJ/ 在.config 文件中, 将CONFIG_DEBUG_INFO_BTF=y改为# CONFIG_DEBUG_INFO_BTF 未设置 将CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF5=y改为# CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF5 未设置 Re: imx-automotive-14.0.0_2.3.0 build issue 你好, ,因为它说需要 libbpf 头文件,所以你需要安装 libbpf-dev。 致敬, Zhiming Re: imx-automotive-14.0.0_2.3.0 build issue 你好, 我已经安装了必要的代码包并开始版本。之后,我得到了一个错误信息:"libbpf:BTF header not found pahole: .tmp_vmlinux.btf:无效参数 LD .tmp_vmlinux.kallsyms1 NM .tmp_vmlinux.kallsyms1.syms KSYMS .tmp_vmlinux.kallsyms1.S AS .tmp_vmlinux.kallsyms1.S LD .tmp_vmlinux.kallsyms2 NM .tmp_vmlinux.kallsyms2.syms KSYMS .tmp_vmlinux.kallsyms2.S AS .tmp_vmlinux.kallsyms2.S LD vmlinux BTFIDS vmlinux FAILED: load BTF from vmlinux:Invalid argument make[4]:*** [/home/sdv/Music/android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/scripts/Makefile.vmlinux:37:vmlinux] 错误 255 make [4]:*** 删除文件 'vmlinux' m ake [3]:*** [/home/sdv/music/android_build/vendor/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/M akefile: 1237:vmlinux] 错误 2 make [2]:*** [/HOME/SDV/music/android_build/vendor/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/Makefile: 1237:vmlinux] 错误 2 make File: 252: __sub-make] 错误 2 make [2]:离开目录 '/home/sdv/music/android_build/out/target/product/mek_8q/obj/kernel_obj 'make [1]:*** [Makefile: 252: __sub-make] 错误 2 make [1]:离开目录' /HOME/SDV/Music/android_build/vendor/vendor/vendor/vendor/vendor/vendor/nxmasic/music/Android_build/vendor/vendorp-openSource/kernel_imx ' 制作地址:*** [/home/ SDV/music/Android_build/device/nxp/common/build/kernel.mk: 197:/HOME/SDV/音乐/Android_build/out/target/product/mek_8q/obj/kernel_obj/kernel_obj/arch/arch/arch/arch/arch/arc/arch/arch/arch/错误 2 make:Leaving directory '/home/sdv/Music/android_build'".因此,我取消了 "生成 BTF 类型信息 "选项。 我再次启动了新的版本,但是版本运行了几分钟并停止了。我附上了构建日志文件以供参考。请帮助我解决这个问题。预先表示感谢。 Re: imx-automotive-14.0.0_2.3.0 build issue 嗨 @VarunK1 请参考用户指南安装必要的主机软件包。 致敬, Zhiming
View full article
我们可以通过 IMX8MP 板上的 OTA 更新来更新 uboot 镜像吗 你好,团队、 我目前正在研究固件升级程序,还想包括一项更新 U-启动 的配置。 根据恩智浦的文档: 恩智浦BootROM始终从固定偏移量(imx-boot)启动。 因此,bootROM 无法根据标志在多个 imx-boot 启动映像(例如 imx-boot_a 和 imx-boot_b)之间切换。 为了解决这个限制,我计划将 U-Boot 启动映像移到启动分区,在 imx-boot 中只保留最少的 SPL 代码。然后,SPL 将从所选分区加载相应的 U-Boot 启动映像。 我目前正在查看 mkimage 代码,以了解 U-Boot 是如何代码包到 imx-启动 中的,但是到目前为止我还没有找到明确的解释。 请确认这种方法在当前架构下是否可行? 或者,作为固件升级(例如 OTA)的一部分,还有其他推荐的更新U-启动的方法吗? 谢谢 Jyo Re: Can we update uboot image over OTA update on IMX8MP board imx8mp 支持次映像启动,但这与你提到的应用程序不同,更多详细信息,你可以参考第 13.2 章如何为附带文件的二次启动创建镜像,参见第 4.3 章 i.MX 系列芯片有两个复制的引导加载程序的辅助启动,但仍然不建议升级引导加载程序。 Re: Can we update uboot image over OTA update on IMX8MP board 你好@joanxie 感谢您的回复。 我的主要目标是使用双分区方案通过OTA支持U-启动更新。 为此,U-启动 需要位于单独的偏移量,并且 SPL 应该能够选择要更新的固件映像(U-启动_A 或 U-启动_B)。 请确认 SPL 是否有可能跳转到不同的偏移量(U-Boot_A 或 U-Boot_B)。 Re: Can we update uboot image over OTA update on IMX8MP board 随附的 AN 将为您提供更多有用信息,请参阅
View full article
基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 如题:我想咨询下,在使用GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序,我们用于开发公司的产品是不是会有侵权问题呀?能不能使用GUI Guider这个软件进行产品开发,产品是否可以上市销售?如果有侵权问题该如何解决? 补充:查阅到LVGL图形库代码时MIT开源协议的,可以免费商用且不需要开放源代码。 Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 这里的这部分描述我详细看了,这部分描述只是在解释一些定义的含义呀。关联公司、授权系统、衍生作品、NXP产品等这些定义名词的解释。这里的安装同意描述是不是针对的是这个安装软件本身啊,而不是LVGL生成的代码? Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 不好意思,前面说的不准确。license是在GUI guider安装时出现的,客户同意后才能进行安装。不是生成代码时出现的。这个license是我们软件的,你可以参考我框出来的1.5,明确限定了必须是nxp的产品: BRs Celeste ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Note: If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 看了下那个文档,没看到GUI Guider生成的代码明确写着遵循什么license呀,感觉写了一堆看不懂。生成的代码也是基于LVGL的吧,是不是和LVGL一样的软件license? Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 您好,只有使用NXP的产品才可以商用,非NXP的不可以。用GUI-GUIDER生成的代码是有license的,请查看附件的license以及EULA。 Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 没有用在NXP的芯片呢,创建的是通用的Demo,用在ESP32上进行开发的。 Re: 基于GUI Guider设计软件开发的LVGL UI界面程序, 用于公司的产品开发会有侵权的问题吗 您好,只要是用在NXP的芯片上就没有侵权问题。
View full article
RINGO TEA2017/2 running on WIN10 flashbacks It flashed back after this screen appeared. Viewing the system logs gives the following description: Net Framework 3.5 and 4.8 have been installed. Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 Okay. Okay. Thank you. Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 That's probably been used before. I tried that a long time ago. Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 But there's a computer here that runs without the board. Re: RINGO TEA2017/2 在WIN10运行闪退 This one has to be connected to the board or else the first time it just flashes back like that!
View full article
MPC5748G MCUのEXTENDED SPIモードでEOQFフラグが設定されない こんにちは、チームの皆さん 32 ビット フレームの送信に MPC5748G MCU の拡張 SPI モードを使用していますが、転送の最後に EOQF フラグが設定されないという問題が発生しています。MPC5777C MCU にも同じコードを使用しており、すべてが期待どおりに動作しています。 この問題の原因について何かアイデアはありますか。あらゆる提案やアイデアは大いに活用されます。 いくつかの洞察を楽しみにしています。 よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 クリシュナ。 i.MX RT 向け eIQ 機械学習ソフトウェア Re: EOQF flag is not getting set in EXTENDED SPI mode in MPC5748G MCU こんにちは、Y iseyさん ご返答ありがとうございます。EOQ フラグを確認しない限り、SPI モジュールを正しく構成して 32 ビット フレームを送信し、MPC5748 で読み取りと書き込みの両方が機能しています。そして、最後のワードを送信するように EOQ フラグを設定しましたが、モジュールはそれを認識しません。 ちなみに、EOQ には割り込みは使用せず、そのフラグをポーリングしています。 「ダミーのキュー終了ワード」について言及されていますが、これはどういう意味か説明していただけますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 クリシュナ。
View full article
使用 QuadSPI — 参考项目或 MEM\_43ExFls 驱动程序指南来帮助 AT25QF641B 和 S32K358? 大家好, 我正在做一个项目,使用 S32K358 微控制器,并通过 QuadSPI 接口与 AT25QF641B 串行闪存连接。 在探索可用的软件支持时,我遇到了 S32K3 RTD 代码包中的 MEM_43ExFls 驱动程序。看起来这个驱动程序是为外部闪存设计的,可能比 QSPI 更好,但我找不到清晰的文档或引用项目来演示如何将其配置和与 AT25QF641B 等第三方闪存一起使用。 有没有人使用 MEM\ _43exFLS 驱动程序与非默认或自定义 QSPI 闪存设备通信? 下面是我的几个具体问题: * 在 S32K358 上是否有任何使用带外置闪存的 MEM_43exFLS 的参考示例或演示项目? * 配置 AT25QF641B 驱动程序(例如,设备 ID、命令集、内存映射)需要哪些步骤? * 将第三方闪存芯片与该驱动程序集成时有任何建议或注意事项吗? 如果能得到任何帮助、指点或经验分享,我们将不胜感激! 顺祝商祺! M.J.David Re: Help with AT25QF641B and S32K358 Using QuadSPI – Reference Project or MEM\_43ExFls Driver Guidan 你好 davidtosenovjan 感谢您对支持的存储器和 QSPI/HyperFlash 用途的说明。 从您提供的表格中,我看到以下存储器已通过当前 RTD(6.0.0)的测试: 旺宏 MX25L6433FM2I-08G 旺宏 MX25UM51245G 英飞凌 S26KL512TDQ0B 你能否确认当前的 RTD 或 SDK 代码包中是否有这些内存选项(QSPI/HyperFlash/HyperRAM)的相应驱动程序? 如果回答为 "是",能否告诉我在哪里可以找到或下载它们,例如具体路径或示例项目(如Mem_43_EXFLS或Qspi_Ip_Example_S32K3X8)? 这将帮助我确定我的自定义板设置的兼容性。 感谢和问候, MJ David Re: Help with AT25QF641B and S32K358 Using QuadSPI – Reference Project or MEM\_43ExFls Driver Guidan S32K3X8EVB-Q289 使用 S26KL512SDABHV030 设备,即 HYPERFLASH 设备,即与 HyperBus 协议连接的八个 SPI 闪存。然而,这种记忆并没有实例。 在当前的 RTD (6.0.0) 中,已测试了以下内存: 但是,它或多或少是统一的协议,因此如果客户在自己的主板上将其与Quadspi/HyperFlash/HyperRAM一起使用,则可以将其与QuadSPI/HyperFlash/H 总的来说,我想说的是,我们会尽量避免向客户推荐特定的设备作为外部元器件。我们至少通过将设备纳入我们的电动汽车和参考设计来间接推荐这些设备。因此,在大多数情况下,我们最好的建议是使用我们使用的设备,或者至少找到可以满足您特定需求的类似设备。 您可以从以下示例中寻找灵感。 不幸的是,我们无权测试市场上所有可能的内存配置。 感谢您的理解
View full article
MPC5746C 闪存写入解释 你好 我正在使用 MPC5746C 控制器,我注意到无法擦除小于 16KB 的数据块(请参阅此帖子:MPC5746 擦除和写入查询 - NXP Community)。 但 MCU 只能写入小于 16 KB 的数据块,而且只有在扇区已被擦除的情况下才能写入。就我而言,我写的是 4KB 的连续块,两次编程之间可能相隔几分钟、几小时或几天。 我想通过引用 MCU 参考手册或任何恩智浦文档的某些部分,向我的同事解释 MCU 的哪些功能可以实现这种行为。 我在参考手册(MPC5746C 参考手册,修订版 6.1,2019 年 1 月)中找到了这段摘录:" 读取嵌入式闪存会返回一页 256 位的数据,这些数据可能会缓冲在闪存控制器的迷你缓存 中。闪存编程可按双字(64 位)、页(256 位)或四页(1024 位) 。 逐块擦除闪存。" 从这段摘录中,我是否可以得出这样的结论:如果一个 16 KB 的数据块被擦除,我是否可以以每双字、每页或每四页的方式写入该数据块,直至其最后一个地址?只要我不试图对已编程的地址进行编程。 我没找到哪里说过要先擦除闪存才能编程。这是因为 NXP 决定不描述闪存的固有特性吗? Re: MPC5746C Flash Write explanation 从这段摘录中,我是否可以得出这样的结论:如果一个 16 KB 的数据块被擦除,我是否可以以每双字、每页或每四页的方式写入该数据块,直至其最后一个地址? - 是的,你说得对。 我没找到哪里说过要先擦除闪存才能编程。这是因为 NXP 决定不描述闪存的固有特性吗? - 这是所有闪存的基本原理。如果在编程前没有擦除,则称为过度编程,在某些情况下也会使用这种方法(EEPROM 仿真)。
View full article
Lear-[S32K324] 安全机制-sm4.edma_sw_Check 你好,团队、 李尔在问 ----------------------------------------------------------------------------------------- 我们有一个疑问。根据功能安全手册,如果我们将DMA用于功能安全目的,则需要实现一种功能安全机制,迫使我们在MCL模块上启用CRC计算。 功能安全手册版本 4.0,S32K324 位于 mcal 3.0.0_P07 中。 我们试图在 Tresos 中找到配置方法,但没有找到。 您能就此问题提供支持吗? ----------------------------------------------------------------------------------- BR 斯特凡诺 Re: Lear - [S32K324] Safety mechanism - SM4.eDMA_SW_CHECK 你好,斯特凡诺、 在 RTD CRC 模块中,有 “常规” 税务摊销收益选项-Dma 支持计算。 这应该是相关的,它应该在 MCL 和 CRC 驱动程序之间建立依赖关系。 我不是该驱动程序的专家,但如果客户难以使用,我可以联系 RTD 团队提供帮助。 亲切的问候, Radoslav
View full article
S12ZVMBEVBボードを使用してDCモーターを動かすためのデモコードが必要です 皆さん、こんにちは。 私は S12ZVMBEVB ボードに取り組んでいますが、このボードは初めてです。12V DC モーターを実行するためのピンとサンプル コードを構成するためにあなたの助けが必要です。 Re: Need a demo code to run a DC motor using S12ZVMBEVB board こんにちは、 ボードには公式の参照デザインがありません。ただし、ラボ パッケージはあります。こちらの通信からダウンロードできます> ZVMBAのソースコードはありますか? - NXPコミュニティ よろしくお願いいたします。 ラディスラフ
View full article
PN7642 C100 - USB-MSCブートをスキップするOTPビットをヒューズする こんにちは、 私は、PN7642 C100 を搭載した Pegoda 3 をベースにした実用的なターゲットを持っています。 デバイスが USB 大容量ストレージ ブート パスを公開しないSO OTP ビットを融合し、ピンレス ダウンロードを永続的に強制することを検討しています。 Segger J-Flash または直接 C コードを使用してこのヒューズにアクセスするためのアドレスを見つけることができませんでした。 あなたのサポートに心から感謝します よろしくお願いします。 ウディ Re: PN7642 C100 - fuse the OTP bit that skips USB-MSC boot こんにちは、 PN76_Sys_OTPConfigs_DwnldReqLessBoot は、ピンレス ダウンロードが有効な場合にブートローダで待機する値を構成するために使用されます。PN7642 のよくある質問、セクション 2.7 を参照してください。 PN76_Sys_OTPConfigs_LockSettings は、OTP インターフェースによって行われた構成をロックし、それ以上の変更を禁止します。 これらの関数は OTP (ワンタイム プログラマブル) API 呼び出しであるため、慎重に使用する必要があります。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: PN7642 C100 - fuse the OTP bit that skips USB-MSC boot ありがとう、エドゥアルド。 次のようにした方が良いでしょうか: PN76_Sys_OTPConfigs_DwnldReqLessBoot(0); PN76_Sys_OTPConfigs_LockSettings(); ありがとう ウディ Re: PN7642 C100 - fuse the OTP bit that skips USB-MSC boot ありがとう、エドゥアルド。 次のようにした方が良いでしょうか: PN76_Sys_OTPConfigs_DwnldReqLessBoot(0); PN76_Sys_OTPConfigs_LockSettings(); ありがとう ウディ Re: PN7642 C100 - fuse the OTP bit that skips USB-MSC boot こんにちは@UdiO あなたの調子が良いといいのですが。 PN7642 SDKs > ドキュメント > PN76-FW-apiguide を参照してください。OTP 構成 API は、パス「モジュール > システム サービス > SYS OTP 構成インターフェース」で説明されています。そこでは、コード読み取り保護や SWD 無効化などのセキュリティ機能がいくつか見つかります。 たとえば、PN76_Sys_OTPConfigs_EnableCRP() API を検討することができます。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
View full article
eMMC搭載のi.MX6 Dual LiteにおけるAuto-CMD23サポートに関する質問 こんにちは、 私は、Linux カーネル 4.1.15 を実行している MTFC8GAKAJCN eMMC デバイスを搭載した i.MX6 Dual Lite を使用しています。 起動中に、eMMC の読み取り/書き込み操作中にタイムアウトが発生することがわかりました。デバッグ後、車載-CMD23 を無効にすると問題が解決することがわかりました。 私の質問は次のとおりです: i.MX6 Dual Lite は 車載-CMD23 をサポートしていないというのは正しいですか? ご説明をよろしくお願いいたします。 i.MX6DL Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC こんにちは@iDave 正確なエラー コード (-100 より大きい値) は思い出せませんが、タイムアウトになっていました。それ以外にも解決すべき問題がいくつかありました。 Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC 具体的に何が問題だったのか教えていただけますか? 以下のタイムアウト メッセージも表示されましたか? `mmcblk3: エラー -110 停止コマンドの送信、元のコマンド応答 0x900、カードステータス 0x400e00` Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC こんにちは@iDave 私も同様の問題を抱えており、Kingston EU サポートおよび NXP と話し合った結果、デバイス ツリーに 'auto-cmd23-broken' を追加することを提案されました。興味深いことに、それ以降のデバイス ツリー ファイル (つまり 6.12.20) には、これがデフォルトで含まれていました。もちろん、これを認識するためには、mmc/sdhc ドライバが最新の状態である必要があります。 敬具。 Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC 6DL は 車載 cmd23 をサポートしていません。cmd25 の場合、信頼性の高い書き込みかどうかに影響します。 よろしくお願いします。 Harvey Re: Question about Auto-CMD23 support on i.MX6 Dual Lite with eMMC さらに、i.MX6 Dual Lite の車載-CMD23 のサポート (またはその欠如) が、RPMB の信頼性の高い書き込み操作だけでなく、CMD25 を使用した一般的なマルチブロック書き込み操作のタイムアウトの発生にも影響するかどうかを尋ねたいと思います。
View full article
RTD 6.0.0 中 BCTU DMA FIFOx 请求编号差异 队员们好 报告一下 在使用S32K39-37-36 - eMIOS/BTCU/SAR-ADC/DMA - [RTD600] 时,我发现了以下差异(可能会让用户感到困惑): 根据S32K396RM 中附带的S32K39_and_S32K37_and_S32K36_DMAMUX_map.xlsx文件,BCTU DMA FIFOx 请求的 DMAMUX 源编号从 0 开始: 在资源管理器 CDD (Rm)驱动程序中是相同的: 但在Bctu_Ip驱动程序中,FIFO 的编号从 1 开始。 因此, Bctu_Ip 驱动器中的 FIFO 1 与 Rm 驱动器中的 FIFO 0 相对应。这就奇怪了。 提前感谢您的帮助。 祝您愉快 致以最崇高的敬意, Leonardo 优先级:中等 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: BCTU DMA FIFOx requests numbering discrepancies in RTD 6.0.0 你好@_Le_、 按照参考手册中的 BCTU 进行操作,然后 Bctu_Ip 驱动程序,FIFO 编号从 1 开始,开发的 RTD 团队遵循此信息。 BCTU 的 DMAMUX 源已按照S32K39_and_S32K37_and_S32K36_DMAMUX_map.xlsx执行 正如你所说的那样。 因此,这个问题与 S32K39_and_S32K37_and_S32K36_DMAMUX_map.xlsx 和参考手册之间的映射信息有关。 这不是 RTD 驱动程序的问题,您应该向文档团队提出这个问题。 顺祝商祺! 丹
View full article
S32K344 基本セキュアブート例 フラッシュ書き込みタグ失敗 私はS32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Secure_Boot\S32K344_Basic_SecureBootにあるS32K388 EVBでBasic_SecureBootサンプルを実行しています。 Flash_write() ステップで、ステータス = 0x2c100、「生成された TAG を FLASH 内のアプリケーションの末尾に書き込みます。生成された TAG を FLASH 内のアプリケーションの末尾に書き込みます。」で失敗しました。 HSE_FW_INSTALL -> CQC_DEMO (プログラム ADKP) -> PEmicro 認証を実行しました。 Flash_write() を有効にするには他に何をすればよいですか? Re: S32K344 Basic SecureBoot Example Flash write TAG failed こんにちは@PaulHu このコードを S32K388 で変更せずに実行すると、フラッシュ レイアウトが異なるため動作しません。 コード内に次のCANがあります: S32K344 では、S32K344_SecureBootBlinky がこのブロックに強制されるため、ブロック 1 の最初のセクターがプログラムされます。 しかし、S32K388 には 2MB のブロックがあります。SO、ここでは異なります。 まだブロック 0 です。SO、別のブロックとセクターのロックを解除する必要があります。 さらにもう 1 つ、書き込み中の読み取り (RWW) はブロック間でのみサポートされていることに注意してください。ブロック 0 がプログラムされている場合、コードは別のフラッシュ ブロックまたは RAM から実行する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
无线模块指南:mwifiex、Lattepanda Sigma 上的 PCIe Wi-Fi 固件、AlmaLinux 亲爱的恩智浦技术支持团队, 我需要帮助在我运行 AlmaLinux 10 的 LattePanda Sigma(英特尔 CPU)上启用 Wi-Fi 模块。 Wifi-Module - JODY-W377-00B Chipset - NXP 88W9098 / 88Q9098 是否有关于驱动程序和固件的安装说明? 感谢您的帮助。 亲切的问候 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好@cvd21073 对于不同的主题,您可以创建一个新的主题进行讨论。我们下周放假,我的同事会帮你的。 顺祝商祺! 肖恩 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 谢谢@shaun_wu, 您能帮我处理另一个请求吗? 在 mwifiex 中构建驱动程序时,我使用了下一条命令,因为我的架构是 x86_64: sudo make -C /usr/src/kernels/6.12.0-55.32.1.el10_0.x86_64M=$(pwd) ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= modules 我已成功构建 mlan.ko 和 moal.ko、但我找不到恩智浦的 mlan_util、uap_util 或 mlanutl、uaputl 实用程序。您能指导我如何使用这些实用程序吗? 预先致谢 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好@cvd21073 这就像 nxp wifi 芯片的常见功能一样。 顺祝商祺! 肖恩 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好 @shaun_wu, 有什么办法可以用热启动来解决这个问题吗? 谢谢 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好@cvd21073 热重启时,芯片中保存的固件不会被刷新。这也许就是原因。 顺祝商祺! 肖恩 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 您好@shaun_wu, 感谢您的支持。目前,我发现以下固件问题: WiFi 模块固件在热重启 Linux 机器后无法正常初始化。不过,在以下情况下它可以正常工作: 1.冷重启后(拔掉电源线) 2. 当我在重启前手动关闭驱动程序和固件,然后在重启后再将它们调出来时 解决方法: 目前,我在重启前使用此序列来确保 WiFi 功能: # Before reboot sudo nmcli radio wifi off sudo modprobe -r moal sudo modprobe -r mlan # After reboot sudo nmcli radio wifi on sudo modprobe mlan sudo modprobe moal 亲切的问候 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好@cvd21073 能否再检查一下固件是否保存在 /lib/firmware/nxp? 顺祝商祺! 肖恩 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 感谢您的指导, ,但我在启动固件时遇到了问题。 请参见以下日志: [16055.070437]wlan:加载 MWLAN 驱动程序 [16055.070688]无线局域网:注册到总线驱动程序... [16055.070761]usbcore: 注册了新的接口驱动程序 usbxxx [16055.071025]PCI 内存映射 Virt0:0000000043335f46 PCI 内存映射 Virt2: 000000004afdb115 [16055.071042]附加模拟句柄操作,卡接口类型:0x206 [16055.071044]从模块参数 将 rps 设为 0 [16055.071045]未指定模块参数 cfg 文件 [16055.071051]rx_work=1 cpu_num=16 [16055.071053]启用 moal_recv_amsdu_packet [16055.071059]Attach mlan adapter operations.card_type is 0x206。 [16055.074216]请求固件:nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin [16055.342741]prog_fw:执行命令失败 中断重试次数 = 10001 [16058.642099]FW 未能及时激活! [16058.642107]wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff [16058.642110]WLAN:下载 FW 失败,nowwait:0 [16058.642119]配置空间寄存器: [16058.642124]reg:0x00 value=0x2b431b4b [16058.642127]reg:0x04 value=0x00100406 [16058.642130]reg:0x10 value=0x3c20000c [16058.642133]reg:0x18 value=0x3c30000c [16058.642136]reg:0x2c value=0x2b431b4b [16058.642139]reg:0x3c value=0x00000105 [16058.642142]reg:0x44 value=0x00000008 [16058.642145]reg:0x80 value=0x10120143 [16058.642148]reg:0x98 value=0x00000400 [16058.642152]reg:0x170 value=0x0001001e [16058.642156]FW 扫描寄存器: [16058.642159]reg:0x1c90 value=0xfedcba00 [16058.642162]reg:0x1c98 value=0x0 [16058.642165]reg:0x1c9c value=0x0 [16058.742176]reg:0x1c98 value=0x0 [16058.742180]reg:0x1c9c value=0x0 [16058.842186]从偏移量 0x1c98 到 0x1c9f 的接口寄存器转储 [16058.842193]偏移量 0x1c20 至 0x1c9c 的 PCIE 寄存器: [16058.842209]00000000 00000002 0000004f 00000000 ffffffff 00000002 00000000 00000000 [16058.842224]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842240]2005B000 00000000 00000010 00000000 008047e3 C8701424 00000000 00000000 [16058.842256]00000000 00000000 00000000 00000000 Fedcba00 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842257]ADMA Tx/Rx/Event/Cmd/CmdResp 寄存器: [16058.842258]从偏移量 0x10000 到 0x10068 的 ADMA 寄存器转储 [16058.842273]00100000 1e488000 00000000 c010ad64 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842289]00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f002 [16058.842304]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16058.842310]80000948 00000000 00808c8c [16058.842311]从偏移量 0x10800 到 0x10868 的 ADMA 寄存器转储 [16058.842326]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842342]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 [16058.842357]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16058.842363]80000948 00000000 00808c8c [16058.842364]从偏移量 0x10880 到 0x108e8 的 ADMA 寄存器转储 [16058.842379]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842395]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842410]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16058.842416]80000948 00000000 00000000 [16058.842417]从偏移量 0x11000 到 0x11068 的 ADMA 寄存器转储 [16058.842432]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842447]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 [16058.842463]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16058.842469]80000948 00000000 00808c8c [16058.842470]从偏移量 0x11080 到 0x110e8 的 ADMA 寄存器转储 [16058.842485]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842500]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16058.842515]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16058.842522]80000948 00000000 00000000 [16058.842680]woal_request_fw 失败 [16058.842684]固件初始化失败 [16058.846592]自由模块参数 [16058.846698]woal_pcie_probe: 失败 [16058.846701]wlan_pcie 0000:03:00.0:使用驱动程序 wlan_pcie 进行探测失败,错误信息为 -14 [16058.846773]PCI 内存映射 Virt0:000000007132ef2a PCI 内存映射 Virt2: 000000007089599c [16058.846777]附加模拟句柄操作,卡接口类型:0x206 [16058.846780]rps 从模块参数设置为 0 [16058.846781]未指定模块参数 cfg 文件 [16058.846786]rx_work=1 cpu_num=16 [16058.846787]启用 moal_recv_amsdu_packet [16058.846791]Attach mlan adapter operations.card_type is 0x206。 [16058.851016]请求固件:nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin [16059.110692]prog_fw:完成命令失败 中断重试次数 = 10001 [16062.410938]FW 未能及时激活! [16062.410943]wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff [16062.410946]WLAN:下载 FW 失败,nowwait:0 [16062.410955]配置空间寄存器: [16062.410959]reg:0x00 value=0x2b441b4b [16062.410962]reg:0x04 value=0x00100406 [16062.410965]reg:0x10 value=0x3c10000c [16062.410968]reg:0x18 value=0x6c900004 [16062.410971]reg:0x2c value=0x2b441b4b [16062.410974]reg:0x3c value=0x00000203 [16062.410977]reg:0x44 value=0x00000008 [16062.410980]reg:0x80 value=0x10120143 [16062.410983]reg:0x98 value=0x00000000 [16062.410987]reg:0x170 value=0x0001001e [16062.410991]FW 扫描寄存器: [16062.410994]reg:0x1c90 value=0xfedcba00 [16062.410997]reg:0x1c98 value=0x0 [16062.411000]reg:0x1c9c value=0x0 [16062.511010]reg:0x1c98 value=0x0 [16062.511014]reg:0x1c9c value=0x0 [16062.611020]从偏移量 0x1c98 到 0x1c9f 的接口寄存器转储 [16062.611029]偏移量 0x1c20 至 0x1c9c 的 PCIE 寄存器: [16062.611045]00000000 00000002 0000004f 00000000 ffffffff 00000002 00000000 00000000 [16062.611061]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611076]1e8f8000 00000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 00000000 00000000 [16062.611092]00000000 00000000 00000000 00000000 Fedcba00 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611094]ADMA Tx/Rx/Event/Cmd/CmdResp 寄存器: [16062.611095]从偏移量 0x10000 到 0x10068 的 ADMA 寄存器转储 [16062.611110]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611125]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 [16062.611140]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16062.611147]80000948 00000000 00808c8c [16062.611148]从偏移量 0x10800 到 0x10868 的 ADMA 寄存器转储 [16062.611163]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611178]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 [16062.611193]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16062.611199]80000948 00000000 00808c8c [16062.611200]从偏移量 0x10880 到 0x108e8 的 ADMA 寄存器转储 [16062.611215]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611230]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611245]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16062.611252]80000948 00000000 00000000 [16062.611252]从偏移量 0x11000 到 0x11068 的 ADMA 寄存器转储 [16062.611268]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611283]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000f000 [16062.611298]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16062.611305]80000948 00000000 00808c8c [16062.611305]从偏移量 0x11080 到 0x110e8 的 ADMA 寄存器转储 [16062.611320]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611335]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [16062.611351]00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000002 [16062.611357]80000948 00000000 00000000 [16062.611503]woal_request_fw 失败 [16062.611507]固件初始化失败 [16062.615267]自由模块参数 [16062.615375]woal_pcie_probe: 失败 [16062.615379]wlan_pcie 0000:03:00.1:使用驱动程序 wlan_pcie 进行探测失败,错误信息为 -14 [16062.615407]wlan:注册到总线驱动程序完成 [16062.615408]wlan:驱动程序加载成功 Re: Wireless Module Guidence: mwifiex, Firmware on PCIe Wi-Fi on Lattepanda Sigma, AlmaLinux 你好@cvd21073 我们在此提供驱动程序和固件下载链接。 UM11675 | 恩智浦半导体 关于将驱动程序移植到您的平台英特尔会有一个指南。 顺祝商祺! 肖恩
View full article