2269347_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2269347_zh-CN

2269347_zh-CN

eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速

问题:eiq time series 生成模型怎么使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速

如图:是否需要单独加库文件或者是生成的模型静态库已经包含了PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速?
期望回复:提供使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速的文档或者是工程,在tss里面是否有相应的工程可以更新?

xiaobai_226_0-1766832314400.png


MCXNNPU|MLRe: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速

你好@xiaobai_226

Harry_Zhang_0-1767064712071.png

加速器支持 PowerQuad:恩智浦硬件 IP 可加快 FFT 计算速度。当所选目标包含该硬件模块时,默认情况下会显示并启用该模块。

Neutron NPU:恩智浦硬件IP可用于加快深度学习模型预测,当所选设备包含此硬件模块时,支持深度学习模型预测。

BR

哈利

Re: eiq time series 生成模型使用PowerQuad DSP or Neutron N1-16 NPU加速hi Harry
你是说 TSS 生成的库文件已经包含了加速处理单元?由于 .libTSS 生成的文件并没有明确指出是否包含处理单元,而且鉴于在 SDK 示例和 TensorFlow for NPU 中,NPU 都是以 .a文件,仍不清楚 TSS 生成的文件是否包含加速度单位。用于测试的评估板是 MXCN947EVK。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-07-2026 03:31 AM
更新人: