Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX 8M Plus DDR4 终端 我想检查 i.MX 8M Plus(部件号:MIMX8ML8CVNKZAB)的 DDR4 连接。 我使用 8MMINID4-EVK-DESIGNFILES 作为参考,但是该电路没有地址和控制信号的 VTT 终端。 这是否意味着 VTT 终止或 VTT 岛没有必要? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 感谢您的解答。 我不知道该怎么办,于是安装了一个外部 VTT 终端, ,但即使安装了 VTT 终端,它还能正常工作吗? Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination 恩智浦的i.MX 8M Plus硬件设计指南证实,DDR4地址/控制信号不需要VTT终止,因为SoC和动态随机存取存储器(DRAM)在内部处理终止。 因此,可以参考我们的参考设计。 i.MX 8M Quad/Mini/Nano/Plus - LPDDR4、DDR4& DDR3L 内存兼容性指南 - NXP Community 将帮助您获得 ddr 支持。 Re: i.MX 8M Plus DDR4 Termination   此配置不需要 VTT 终端 遵循 EVK 和 NXP 硬件设计指南:移除 ACC 线路的外部 VTT 终端。 如果保留 VTT: 确保 VTT = VDDQ/2,并能提供/吸收所需电流。 通过模拟或测量验证信号完整性。 在软件中确认 DDR 初始化和训练(VREFDQ 校准、写入/读取电平)。
View full article
RFID Discover 上的 Mifare Desfire EV3 实践指南 在日常工作中,许多客户询问如何开发 MIFARE DESFire EV3。是的,Mifare Desfire EV3 确实是一款安全性很高的产品,但相关的应用文档复杂且难以使用,客户可能需要花费大量时间进行研究,因此我想与您分享这些内容。
View full article
S32N55 读取 ID 时 XSPI 超时 你好 我正试图为 S32N55 上的 FSS 内核建立一个最小项目,以便在 S32N55-RDB 上闪存所附的 s28hs01gt OSPI 内存。目标是实现一个RAM引导加载程序,在未编程的设备上刷新OSPI内存。当尝试使用 `Xspi_Ip_ReadId` 函数读取 ID 码时,程序会超时并停止运行。这个问题也出现在 `Mem_43_EXFLS_Init`'过程中。 从 RTD 调试示例没有帮助,因为这些示例需要闪存中的 IVT 映像。 该设置基于 RTD 代码包中的示例,其中显示了 LUT 和内存配置。我为 OSPI 添加了引脚初始化。从示例中尚不清楚需要如何安装时钟。 是否有人有这方面的经验,可以帮助建立这个项目。 顺祝商祺! 路易斯 评估板 Re: S32N55 XSPI timeout during ReadID 你好,@waldluis 谢谢您的帖子。 我知道您使用的是 S32N55,但由于该产品仍处于量产阶段,因此不在本公共社区的支持范围内,我建议您联系恩智浦 DFAE/FAE,让他们为您的问题提供技术支持。 很抱歉给您带来不便。 BR 切宁
View full article
S32K312:I2C 和 ADC 触发信号问题 我们的客户正在使用 S32K312 100pin 进行开发,面临以下问题。您能给我一些建议吗? 问题陈述1: I²C 问题 (SBC):I²C 模块在初始化后、任何传输开始之前立即报告总线处于繁忙状态(BBF = 1)。由于总线未进入 IDLE状态,主设备永远不会完成 SEND 操作,也不会发生进一步的 I²C 活动 。 问题陈述 2:BCTU 未发出 ADC 触发信号。一个 PWM_Trigger 通道配置为使用 BCTU 触发 ADC,结果应存储在 DMA 缓冲区中,但事实并非如此。 #S32K312 优先权:紧急 Re: S32K312 : I2C and ADC Trigger issues 你好,@YukoKinto、 您的客户使用的 RTD 代码包版本是什么? 能否将它们的配置文件(.arxml 或 .xdmi2c、Adc、Pwm 和端口文件)和流程代码? 顺祝商祺! 丹
View full article
关于 FEE 占用时间的问题 你好,团队 请问 K3 的 FEE 实施时间? 客户询问 FEE 的 K3 性能时间,例如,写入或擦除 1 个扇区大约需要多长时间。 我认为这些信息包含了 QualityPackage 的 RTD_FEE_Profilereport,如下所示。 不过,我没能赶上下表。 能否告诉我如何理解/使用下表? 谢谢! 优先级:中等 RTD Re: Question about FEE taking time 你好@Nhi_Nguyen 以下内容来自竞争对手。 这只是个例子 那么,就 K3 而言,数据是否不可用? 我想我也可以测量我这边的数据,但我希望检查的是恩智浦的数据,而不是我这边的数据。 谢谢。 谢谢。 正常情况(无扇区擦除/回收) 写入费(1 个周期):10 毫秒(包括计划等待) Fee_MainFunction (6 个周期):6 × 10 毫秒 = 60 毫秒 实际写入时间:(区块头 16 字节 + 数据 4 字节)= 20 字节 → 20 字节 ÷ 4 字节 = 5 次写入(页面大小 = 4 B) → 5 × 60 μs = 300 μs = 300 μs = 0.3 毫秒(最大情况,1 页硬件写入时间:60 μs) 总时间:(Fee_Write (1 周期) + Fee_MainFunction (6 周期)× 10 ms + Write (0.3 ms) = (1 + 6) × 10 ms + 0.3 ms = 70 ms + 0.3 ms =70.3 ms (最大情况) Re: Question about FEE taking time 你好@Luke_Chun、 现在是执行该功能的时候了: 正如我之前所说,执行写任务的时间取决于多个因素:频率、缓存、页面大小、块大小......并且需要测量(Fee_Write + loop of (Fee_MainFunction + MemAcc_MainFunction + Getstatus())),据我所知,我们没有针对此请求的报告。我想你可以尝试通过代码包中附带的费用示例来衡量这一点。 顺祝商祺! Nhi Re: Question about FEE taking time 你好@Nhi_Nguyen 对不起,我的问题太长了。 然而,我并没有赶上这件事。 其中的 Fee_GetStatus()是什么意思? 是否只是写入后的更新时间? 是 "0.052usec= 写入时间 +Fee_GetStatus()"? 如果没有,能否告诉我写作时间? 还有一个问题是 请问培训文件是什么? 谢谢! Re: Question about FEE taking time 你好@Luke_Chun、 根据我在上次回复中发送给您的培训文档的描述,Fee_GetStatus() 函数的最大执行时间为 0.052usec。该函数只是读取全局变量 Fee_eModuleStatus。 顺祝商祺! Nhi Re: Question about FEE taking time 你好@Nhi_Nguyen 感谢您的更新。 所以,下面的说法是正确的,明白吗? 如果写入 8 字节,则最大值为 0.052usec... 是这样吗? 谢谢。 Re: Question about FEE taking time 你好@Luke_Chun、 我询问了测试人员。他们说,理想情况下,用于运行分析的测试应该是功能性的,将在测试规范中列出,但是有些模块不遵循这一点,他们创建了一些仅用于运行分析的测试,这导致这些测试没有在测试规范中列出。今后将对此加以改进。目前,我还没有办法公开这些测试。但从我的角度来看,你可以理解时间值只是用来执行函数的。 顺祝商祺! Nhi Re: Question about FEE taking time 你好@Nhi_Nguyen 感谢您的分享,但 Ts 中没有关于 2XXX 的内容。 我可以再问一次测试用例(我的)吗? 谢谢! Re: Question about FEE taking time 你好@Luke_Chun、 测试用例和测试服是为特定配置和目的而创建的。这些都是测试方使用的。它们是由质量代码包中的文档 RTD_FEE_TS.pdf 描述的。 顺祝商祺! Nhi Re: Question about FEE taking time 你好@Nhi_Nguyen 感谢您的回复。 我的问题是,Testcase. 我的意思是,我没有找到有关案件的信息。 例如,下面的内容看起来像是在写时间。 但是,如果没有 Fee_TC_FCT_2004,就无法理解。 请问如何检查测试用例信息? 什么是测试套件? 谢谢! Re: Question about FEE taking time 你好@Luke_Chun、 一个任务写入/擦除需要多少时间,这取决于配置、扇区长度、页面大小、频率、缓存......:Fee_Write(), loop of fee_mainfunction + MemAcc_Mainfunction, Fee_Getstatus(),你可以在 Fee 的例子中看到这个顺序。 据我所知,我们只有一个我的报告,用于衡量特定案例的函数性能。报告中的测试用例、测试服、频率、缓存配置都显示了这一点。 本报告遵循我从培训文档中获得的以下规则: 例如测试用例 Fee_TC_FCT_2001 因此,这是执行列出的某些功能所需的时间,而不是任务写入/擦除的总时间。 顺祝商祺! Nhi
View full article
关于 UJA1169 初始化的问题 我从恩智浦的官方网站上下载了名为 UJA116xA SBC AUTOSAR R21-11 Version 的 MCAL 代码包,并将其用作我的 UJA1169 的驱动程序。不过,使用该代码时偶尔会出现初始化失败。 这是正常初始化过程中的部分波形。第一个波形来自Sbc_43_uja116xa_SetOpMode 中的Sbc_ uja116xa_ TransferDataForDriverInit,这是 SBC 初始化的第一步。 但是,当我反复对 SBC 进行电源循环(在连接 PLS 调试器时反复关闭和打开电源)时,偶尔会出现初始化失败。以下是初始化失败时的前几个波形。可以看出,MISO 线路上没有来自 SBC 的反馈,导致初始化失败。 虽然初始化失败,但一段时间后,SPI 通信恢复正常运行,可以从 MISO 线路正常读取数据。如下图所示。 造成这一问题的可能原因是什么?我注意到在初始化之前有一个名为 Tm_BusyWait1us16bit(10) 的延迟函数。这种延迟的目的是什么,是否与问题有关? solve the issue of 1169 我想知道 UJA1169 上电时 VCC1 和 VEXT 的顺序。 我可以要求提供波形图还是只提供问题描述? 非常、非常、非常感谢!![玫瑰][玫瑰] Re: A question about the initialization of UJA1169 嗨,小白、 请参阅下面 SW 工程师的回答。 此处添加了 Tm_BusyWait1us16bit 功能,以便在 UJA1169 退出 RESET 模式并允许再次进行 SPI 通信之前执行所需的延迟时间。 摘自 UJA1169 数据手册第 7.1.1.4 节: 能否请您提供一些有关 SBC 电源周期计时的补充信息?也许这就是你遇到通信问题的原因,因为SBC没有足够的时间退出 RESET 模式并恢复正常的SPI操作。 BRs, Tomas
View full article
重新打开使用 MBDT 的 Simulink 项目时会崩溃 您好! 我们正处于开始/学习使用 MBDT 和 Matlab/Simulink 的阶段,目标是 S32K396 MCU。 使用 MBDT 进行简单的测试项目我们可以版本和生成代码,但是当我们关闭并尝试重新打开项目时,打开 Simulink 模型文件时,Matlab 环境会崩溃。 当弹出一个标有 "更新 Dio2 配置"(Dio2 是我的项目)和 "生成 Dio2 配置 "的窗口时,系统就会崩溃。 从所有文件开始,但 .mdl 文件除外和 .mex但是,如果删除 .mex,移除后仍会产量相同的崩溃结果文件 Simulink 模型将打开,但默认配置不正确。总之,这样就可以通过硬件设置将所引用的配置更改为正确的配置。 在装有 Windows 11 仿真和相同工具版本的 MAC 上,如果不以同样的方式崩溃,甚至不可能在目录中打开同一 dio2.mdl 独立组网 (SA)。 我们三个人在三台不同的机器上工作(PC& MAC,Win 11 emul。)遇到类似的问题。 为了防止我在简单的测试项目中做了傻事,我还测试了这一点: 从其中一个示例项目 s32k37x_s32k39x_dio_ebt 开始,它将打开、版本,并可以使用 Tresos 配置工具再次重启。如果我改用 DS32 配置工具,并在硬件设置中使用 XS32K396-BGA-DC1 evb,它将生成 .mex文件并版本,但是当关闭然后重新打开项目时,它会以与上述类似的方式崩溃。 有没有解决方案? 该案例已报告给 Mathworks,但他们指的是恩智浦(自然),因此才有了这篇帖子。 我们正在使用 Windows 10 和 11 Matlab R2025b S32K3 基于模型的设计工具箱 1.7.0 用于 S32 平台的 S32 Design Studio v3.6.3 RTD 6.0.0 先行致谢。 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 你好 我在 MATLAB R2025b Update 1 中安装了全新版本的 S32K3xx 工具箱 1.7.0(在 W11 机器上),但无法重现您的问题。 我做了以下工作: 1.打开s32k37x_s32k39x_dio_ebt.mdl ,选择 EB tresos 的默认位置。(我安装的地方就是这样)。 2。 构建了模型并成功生成了版本(.elf文件已生成)。 3.保存模型并关闭。 4。再次打开它并点击版本按钮。它再次成功构建了版本。 5.保存模型并关闭。 6.再次打开并将 "选择配置项目模板 "更改为 "自定义":XS32K396-BGA-DC1 S32 配置工具。 7.我保存了模型并关闭了它。 8.删除所有不必要的文件。所有必选文件包括:模型(.mdl 文件)、配置项目(.mex 文件)和帮助文件(.html 文件)。 9. 再次打开模型,等待它再次生成文件,然后单击 “版本”。它成功生成了 .elf锉刀 10.保存模型并关闭。 11。又打开了它,版本。再次无错误。 任何其他信息都将有助于重现问题,从而提供解决方案(也许是 MATLAB 命令窗口中的错误信息)。 我还想知道,你是在哪里安装工具箱的。 您可以打开MATLAB -> Settings 窗口进行检查,在MATLAB -> Add-ons下可以找到安装文件夹。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 你好 我能够重现这个问题。我将对此进行调查,并尽力提供解决问题的办法。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Simulink project using MBDT crashes when project is reopened 只有在重新启动 Matlab、重启后或 Matlab 完全关闭后才会出现该错误。 1. 启动 matlab。启动 matlab。 2. 打开 Simulink 并选择创建空白模型。 3.保存模型并命名。 4. 在模型中添加 3 个生化对象并保存。 5. 完全关闭 matlab(或重启计算机以确保 Matlab 已完全关闭) 6.打开 matlab 7.尝试打开上面创建的模型。 该问题在具有多个账户的多台计算机上重现(5 台不同的计算机,2 个不同的账户)。 解决方法: 创建一个只有一个 dio 对象的小模型,并在打开其他模型之前打开该模型。 导致 Matlab 崩溃的确切条件尚不完全清楚,但包含 3 个二进制对象的模型在导致问题方面一直非常一致。但感觉有时问题会进入隐藏模式一段时间,但也可能是 Matlab 一直在处理某些问题。
View full article
带 ADC 的 i.MX 8M Plus FlexSPI 外设连接 你好, ,我在设计中使用的是 i.MX 8M Plus 处理器。我计划将 AD7606C-16 DAQ/ADC 与处理器连接起来。我想知道 FlexSPI 外设是否可用作 QuadSPI 或八进制 SPI 连接,以获得最大的 ADC 转换吞吐量。处理器数据表建议仅将 FlexSPI 外设用于内存。它可以与 ADC 等其他设备一起使用吗?如果有人已经在这种设计上取得了成功,请告诉我们。 AD7606C-16 数据表: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7606c-16.pdf 另外,为什么 PMIC 和处理器都有 RTC 晶体连接?对于计时来说,一个不就够了吗?是否有任何内部时序要求需要 PMIC 的 RTC 晶体?如果是这样,内部 32k 振荡器不就足够了吗? PMIC 数据表:https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9450.pdf 谢谢, Sakthimurugan i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano PMIC Re: i.MX 8M Plus FlexSPI Peripheral connection with ADC Q1&A. 没有 FlexSPI 也无济于事。AD7606C‑16 未实现 QuadSPI 或 Octal SPI;其串行端口为单位 SPI(RD/SCLK + DOUT),该设备还提供 16 位并行读取路径。i.MX 8M Plus FlexSPI 模块针对存储器设备(或非/与非、HyperBus)进行了优化,虽然可以通过自定义 LUT 序列强制它与某些非内存外设通信,但它不会将 1 位 SPI ADC 转换为四/八进制 SPI,也不是流式传输 ADC 数据的最佳工具 Q2&A. 一个也可以。对实际应用没有任何限制。CLK_32K_OUT 仅适用于外部设备,PCA9450 本身不使用此时钟。当 CLK_32K_OUT 未使用时,可通过将 XTAL_IN(引脚 10)连接至 GND 来移除 R65、QZ1、C156 和 C157。如有必要,可以从 GPIO1_IO00 为外部设备输出 32kHz 时钟。这意味着无论连接到 i.MX8MP 还是 PCA9450,都只需要一个 32.768KHz 晶振。内部 32k 振荡器不够精确
View full article
MCX 实验室 MCX 实验室:恩智浦 FRDM-MCXN947 助力大学创新 什么是 MCX 实验室? MCX Lab 是恩智浦的一项计划,旨在促进与大学的合作,为学生和教育工作者提供最先进的硬件、软件和教育资源。该计划以强大的恩智浦 FRDM-MCXN947 开发板为中心,支持在嵌入式系统、人工智能/机器学习、物联网等领域进行动手学习和高级研究。 MCX 实验室计划的主要特点 1.FRDM-MCXN947 综合硬件平台 MCXN947 MCU:双 Arm® Cortex®-M33 内核 @150MHz、高达 2MB 的双组闪存、神经处理单元、PowerQuad、Smart DMA 等。 丰富的外设:用户 LED、按钮、加速度计、温度传感器、触摸板、以太网、USB Type-C、CAN-FD、WiFi 以及丰富的扩展选项(Arduino® 、FRDM、mikroBUS™ 、Pmod™ 、FlexIO/LCD、SmartDMA/摄像头接头)。 定制子卡:恩智浦为入门级实验室设计的子卡,包括按钮、操纵杆、DIP 开关、旋转编码器、LED 环、电位计、红外传感器、OLED 显示屏等。有关更多信息,请参见 MCX 实验室扩展板页面。 附加模块:传感器、致动器、接口、显示器和无线模块的丰富产品组合。浏览扩展板集线器以获取更多选项。 2.强大的软件生态系统 开发 IDE 和版本工具: MCUXpresso 集成开发环境 用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso 来自 Arm、IAR、Keil 的第三方工具链 示例和快速入门软件: MCUXpresso SDK 调试和可视化工具 链接服务器 FreeMASTER 软件开发资源: MCUXpresso 配置工具 安全配置工具 安全配置 SDK (SPSDK) 设备 HSM 信任配置 实时操作系统: Zephyr™ OS 人工智能软件开发: eIQ 工具包 人机界面设计软件: 图形用户界面导向器 连接软件 恩智浦平台加速器 3.教育材料 讲座& 实验内容:为所有级别的人员量身定制--入门级(嵌入式基础知识)、中级(GPIO、ADC、定时器、串行通信)和高级(Zephyr、AI/ML、UI/UX)。 更多信息,请参见MCX 实验室教材页面。 特邀讲座:恩智浦工程师在合作大学举办的在线点播讲座。 文档:参考手册、数据表、入门指南、应用笔记以及访问 MCU Xpresso 培训中心的权限。 4.应用实例 应用程序代码中心: 应用程序软件包、演示应用程序、代码片段,并与 GitHub 和 VS Code 集成,以方便访问和协作。 多种功能域:AI/ML、音频、图形、低功耗、电机控制、功率转换、功能安全、网络安全、网络、触摸感应、视觉、语音、无线连接等。
View full article
S32K144 CSEc セキュアブート - デバイスがセキュア状態のままになっており、セキュア解除できません ハードウェア: S32K144 開発ボード IDEs : S32 Design Studio プログラミング:S32DS経由直接 問題の説明: 次の手順で、S32K144 に CSEc セキュア ブートを正常に実装しました。 キーを設定する - MASTER_ECU_KEYとBOOT_MAC_KEYを設定する フラッシュ領域内のフラッシュアプリケーション - S32DS経由でDebug_FLASH構成を使用 セキュアブートを設定する - BOOT_MACを保存するためにS32DS経由のDebug_RAM構成を使用しました リセット後 - セキュアブートが正常に動作している アプリケーションの動作 - LED表示で確認済み、BOK=1 問題: ネガティブCASE(失敗シナリオ)をテストする場合: フラッシュ領域に別のアプリケーションをフラッシュしてみる → 「デバイスは安全です。消去すると安全ではなくなりますか?」 ダイアログが表示されます 「はい」をクリックして消去します→ 同じダイアログが繰り返し表示される 工場出荷時設定へのリセットを試みた → まだ同じエラー 新しいアプリケーションをフラッシュできません 質問: 「はい」をクリックすると、一括消去が自動的に実行されるのでしょうか? ダイアログが繰り返し表示されるのはなぜですか? S32DS のみを使用してデバイスのセキュリティを適切に解除するにはどうすればよいですか? 正しい手順は何ですか? CAN S32DS で大量消去コマンドを使用できますか? もしそうなら、具体的な手順は何ですか? デバイスは永久にロックされていますか? あるいはS32DS経由の回復方法はありますか? 現在のステータス: デバイスは安全な状態のままになっているようです。S32DS を使用してアプリケーションをフラッシュできません。デバイスのセキュリティを解除するには、段階的な回復手順が必要です。 Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure どのセキュア ブート モードを設定しましたか?シーケンシャルモード、パラレルモード、厳密なシーケンシャルモードがあります。 シーケンシャルまたはパラレルブートモードが失敗した場合、ブート保護キーが使用できなくなるという結果しか生じません。これが唯一の効果であり、アプリケーションには影響せず、引き続き実行されます。 厳密なシーケンシャル ブート モードが失敗すると、デバイスは永久にリセット状態のままになり、回復する方法はありません。 回答: AN5401sw の S32K144_CSEc_Secure_boot_add_boot_MAC_Manual の例を使用して、BOOT_DEFINE() 関数でブート モード 1 でシリアル セキュア ブートを構成しました。ブート モード1が厳密なシーケンシャル ブート モードに対応する場合、発生している永続的なリセット動作が説明されます。 /* ステップ3 セキュアブートのフレーバーとBOOT_SIZEを定義する*/ csec_error = BOOT_DEFINE(128*1024*8, 1); 「 リセット信号を確認しましたか?電源投入後に解除されますか? 回答:はい、リセット信号を確認しました。電源投入後もリセット信号はアクティブのまま(リセットLEDが点灯したまま)、デバイスがまだリセット状態にあることを示しています。 また、CSEc が有効になると、一括消去 (すべてのブロックを消去するコマンド) がロックされます。 一括消去を有効にするには、MASTER_ECU_KEY を認識した上で、CMD_DBG_CHAL コマンドと CMD_DBG_AUTH コマンドを使用してすべてのキーを消去する必要があります。 回答: AN5401_S32K144_CSEc_Resetting_Flash_to_Factory_Stateをフラッシュしようとすると、「デバイスはセキュリティ保護されています。消去してセキュリティ保護を解除しますか?」というダイアログが表示されます。「はい」をクリックしても同じダイアログが繰り返し表示されます。 S32DS には、「フルチップ消去による緊急 Kinetis デバイス回復」オプションがあります。これを使ってデバイスを回復すべきでしょうか? 注記: フラッシュおよび消去用のデバッガーが設定されていません。フラッシュとデバッグには S32DS を使用しています。したがって、大量消去に関する支援が必要です。   Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure こんにちは@Kishore_14 どのセキュア ブート モードを設定しましたか?シーケンシャルモード、パラレルモード、厳密なシーケンシャルモードがあります。 シーケンシャルまたはパラレルブートモードが失敗した場合、ブート保護キーが使用できなくなるという結果しか生じません。これが唯一の効果であり、アプリケーションには影響せず、引き続き実行されます。 厳密なシーケンシャル ブート モードが失敗すると、デバイスは永久にリセット状態のままになり、回復する方法はありません。 リセット信号を確認しましたか?電源投入後に解除されますか? また、CSEc が有効になると、一括消去 (すべてのブロックを消去するコマンド) がロックされます。 一括消去を有効にするには、MASTER_ECU_KEY を認識した上で、CMD_DBG_CHAL コマンドと CMD_DBG_AUTH コマンドを使用してすべてのキーを消去する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure ブート フレーバー パラメータが 0 に設定されている場合、厳密なシーケンシャル ブート モードが構成されます。 しかし、元のシーケンシャルブートを維持した場合は意味がありません。 /* ステップ3 セキュアブートのフレーバーとBOOT_SIZEを定義する*/ csec_error = BOOT_DEFINE(128*1024*8, 1); シーケンシャルブートが失敗した場合でも、これによって永続的なリセットが発生することはありません。オシロスコープで信号を確認してみましたか、それとも LED だけを観察しましたか?リセット信号はトグルしていませんか? リセット信号が永続的にアサートされている場合、回復する方法はありません。 Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure 直接観察すると、LED は切り替わっておらず、常時点灯しています。 シーケンシャル ブート モードの場合、新しいアプリケーションがフラッシュされるときにデバイスが継続的にリセットされる可能性はどれくらいありますか? 例のすべての Flashconfig 設定が以下の通りの場合、デバイスはどのように保護されますか。 /* フラッシュ設定 */ 。セクション.FlashConfig, "a" 。長さ0xFFFFFFFF /* 8バイトのバックドア比較キー */ 。長さ0xFFFFFFFF /* */ 。長さ0xFFFFFFFF /* 4バイトのプログラムフラッシュ保護バイト */ 。長さ0xFFFF7FFE /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = 保護されていない) */ 利用できないためデバッガーを直接フラッシュすることができないので、Kinetis の大量消去オプションを試すことはできますか。 注: このCASEは別のボードでも確認されており、以下のリンクに投稿されています。 エラー: デバイスはセキュリティ保護されています。消去してセキュリティ保護を解除してください - NXPコミュニティ Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure リセット ピンの切り替えは非常に高速であるため、肉眼では確認できない場合があります。それで、オシロスコープで試してみたかどうか尋ねたのです。 永久リセットが必要な理由は 2 つしかありません。 1. 厳密なシーケンシャルブートモードに失敗しました。 2. ハードウェアの問題 - 通常は電圧が不十分なので、電圧モニターではデバイスの起動ができません... (間違った) アプリケーションによってデバイスを強制的に永久的にリセットする方法はありません。これは、たとえば GPIO を短絡に設定するなど、何らかの自己破壊的な方法でのみ実行できます。 「デバイスは安全です。」というメッセージが表示されます。「消去して安全でない状態にしますか?」というのは、一般的な質問です。ほとんどの場合、これはデバッガーが接続を確立できなかったことを意味します。このCASE、デバイスが保護されていても、有効になっている CSEc モジュールによって大量消去操作がブロックされているため、保護を解除することはできません。 Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure こんにちは、 リセット ピンの切り替えは非常に高速であるため、肉眼では確認できない場合があります。それで、オシロスコープで試してみたかどうか尋ねたのです。 リセット信号を確認しましたか?電源投入後に解除されますか? 回答: リセット ピンがトグルしていることがわかりました。 以前にフラッシュされたアプリケーションが、SW / WDG リセットでスタックしていることを意味しますか? SWD デバッガーのフラッシュによってCAN回復できますか?     Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure MDM-AP を読み取るための Segger J-Link プローブまたは Lauterbach デバッガーをお持ちですか?残念ながら、Pemicro ではそれが不可能です。 デバイスがロックされる可能性があるまれなシナリオがあります。このThreadを確認してください: https://community.nxp.com/t5/S32K/Unbricking-S32K146/mp/937227 確認するにはMDM-APを読み取る必要があります。 Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure 残念ながら、フラッシュ用の JLink または PE Micro はありません。 デバッグにはS32DS OpenSDAを使用します。 以下はAN12130から引用したものです。 プログラム パーティション コマンド (PGMPART) を起動するときは、CSEc キー サイズを必ず 0 以外の値に割り当ててください。 • CSEc キー(少なくとも MASTER_ECU_KEY)をプログラムします。 • CMD_DBG_CHAL および CMD_DBG_AUTH コマンドを発行してキーを消去します。CMD_DBG_AUTHコマンドは、 データ IFR によりパーティション コードが消去され、大量消去が再び機能するようになります。 いずれかの CSEc キーが「書き込み保護」されている場合、上記の手順は機能せず、大量消去を開始できません。 質問: 別のアプリケーションをフラッシュしたとき、最初の試行で正常にフラッシュされました。 上記のシーケンスに従わない場合、次回のリセット時に、新しいアプリケーションが連続してリセットされる可能性がありますか?これは正しいですか? Re: S32K144 CSEc Secure Boot - Device Stuck in Secure State, Cannot Unsecure OpenSDA も Pemicro のものです。 通常、CSEc が有効になっていても、一部のキーが書き込み保護されている場合でも、OpenSDA によって新しいアプリケーションをプログラムすることは可能です。これは、一括消去ではなく、フラッシュ ブロックをブロックごとに消去するためです。AN12130 では次のような問題について言及しているということです。 SO、これらはむしろ、プログラミング中に予期しないリセットなど、何か問題が発生した場合に発生する問題です。 残念ながら、このような状態を確認する唯一の方法は、前述の MDM_AP レジスタを読み取ることです。そうすれば、デバイスが永続的にロックされているかどうかがわかります。しかし、レジスタは OpenSDA では読み取ることができません。 よろしくお願いいたします。 ルーカス
View full article
S32K344 FS26 驱动程序 我正在开发 MR-CANHUBK344,我安装了 SBC FS26 R23-11 6.0.0 和 s32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R23-11 版本 7.0.0。我使用的是 S32DS.3.6.4,我的项目是非汽车应用程序,我尝试过不同的示例,也尝试过创建自己的项目,但总是遇到同样的问题: 生成代码后,我版本了项目,但出现了一个错误: #include " cdd_sbc_fs26.H ":没有这样的文件或目录。 我看不到 UM34SBC_FS26ASRR23-11 rev0000R6.0.0 修订版 6.0 FS26 S32K3 中描述的任何功能 Re: S32K344 FS26 Driver HI 在 版本之前,请单击 S32 配置工具 税务摊销收益中的更新代码 。 这个项目在我这边版本时没有出错。 如果你不熟悉如何导入和版本项目,请观看 s32k344 示例代码版本错误中的视频。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: S32K344 FS26 Driver 更新代码 S32 配置工具 并不能解决我的问题。我卸载后又重新安装了所有程序,包括 S32DS,然后就正常了。 感谢您的支持 Re: S32K344 FS26 Driver 谢谢你告诉我解决办法,我已经记下来了。 很高兴听到问题解决了。
View full article
如何在 S32K396 上以 QDEC 模式使用 eMIOS 我正试图使用 eMIOS QDEC 模式以相当高的速度(约 100KHz)解码 A/B 相位信号,但不确定应如何在 Design Studio 中进行配置。最终目标是将其连接到 MBDT 中的模型。 S32DS I/O 配置器是否支持 QDEC 模式?MCAL ICU 驱动程序支持 SAIC 和 PWM 模式。但它似乎不支持 QDEC 模式? 如果不支持,手动配置 eMIOS 和通道 A/B 输入的最佳方法是什么? 或者还有其他可行的方法在 S32K396 中实现 A/B 相正交解码器吗?看起来 eTPU 也支持正交相位解码? Re: How to use eMIOS in QDEC mode on S32K396 您好, S32K396 上的 eMIOS 没有实现 QDEC 模式。可用模式列表见表 335 LCU 可配置为正交信号解码,详情请参见第 62.6.1.8 章。RM 的增量式编码器。 正如您所写,eTPU 也支持正交相位解码。 BR, Petr Re: How to use eMIOS in QDEC mode on S32K396 谢谢。我会考虑使用 LCU 或 eTPU。
View full article
AHBによるフラッシュ書き込みアクセス こんにちは。mimxrt1050 コントローラと NOR フラッシュ QSPI でフラッシュ書き込みアクセスがサポートされているかどうかを知りたいです。これは HyperFlash でのみ利用可能であると読みましたが、確認したいと思います。 よろしくお願いします。 ブートROM|ブート|フラッシュ コアとメモリ Re: Flash write access with AHB こんにちは、Sam。現在、IP 操作は動作していますが、NOR フラッシュ QSPI は AHB を使用したフラッシュ書き込みをサポートできますか? Re: Flash write access with AHB @vanessa_dis MIMXRT1050 の FlexSPI コントローラは、QSPI NOR フラッシュの読み取り、書き込み、消去操作を完全にサポートしています。EVK ボードで使用するには、デフォルトの HyperFlash チップからスイッチするためのハードウェアの変更のみが必要です。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12108.pdfQSPIフラッシュからのブートを有効にする方法
View full article
Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Hi Expert This is the urgent case from Ceer - Hirain. They failed to enable the kernel image authentication in BSP42.0. Customer's issue status: 1. The customer used the ATF from the Foxconn's codebase and the board from Foxconn. They followed the chapter 10 of  S32G2 BSP42.0 UM to enable the authentication of  both ATF and kernel image. Their detailed steps are attached. The test log showed the kernel image can not be found after executing the "bootm 0x80000000", while the iminfo command showed the kernel image can not be getted. 2. I asked the customer to write the re-generated ATF binary after step9 into the SD card using this command :  dd if=fip.s32 of=/dev/sdb seek=512 skip=512 iflag=skip_bytes oflag=seek_bytes conv=notrunc,fsync I think this step is missed in the BSP42.0 UM. But the customer reported the BL31 failed to be boot if they write the regenerated ATF into the SDcard. 3. I also asked the customer to use the released ATF from NXP in github, the ATF reported some error as below. What I did: 1. I only followed the steps of chapter 10.6.2 of S32G2 BSP42.0 UM to enable the kernel authentication of RDB2. See the attached detailed steps. 2.I also write the regenerated the ATF into the Sdcard 3. The test log showed the kernel image and dtb file were verified successfully, but an system reset was triggered after loading kernel image. My analysis:  Since the customer used the test board and ATF from the third part(Foxccon), I suspect the Foxccon might did some modification in ATF and BSP to apply to their board. Writing the  generated ATF will cause the boot failure of BL31 on customer side,  the regenerated fip.s32 including the DTB with the extra signed hash value(using mkimage tool to sign kernel and fdt), so I guess the BL31 memory may be overwrite by the extra signed hash value. 1.Would you please check my steps and analysis why the system reset is triggered ? 2.For the customer's issue, would you please check the customer's steps and provide some hints ? Could we check some configurations ? Linux BSP Priority: HIGH Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Customer provided the main modification for ATF Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Yes, this is not mentioned but I thought it is implied. Yet, I can add this detail if needed.  We do however, provide an itb configuration example and with that it works. Also, verifiedboot  is automatized under yocto, so verififedboot can be made faster with yocto, without following so many manual steps.   Just make a build with  DISTRO_FEATURES:append = " verifiedboot"  Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Hello, When loading the ITB with fatload at 0x80000000 for example, you need to ensure that there is enough space from 0x80000000 to make ITB fit. Then, you need to ensure, that the values configured in ITB at Load: allow enough space for kernel unpacking from the ITB to new memory location.  In this case specifically, the kernel is unpacked from ITB at the same memory address when ITB was loaded ( 0x80000000 ) which results in a corruption and bootloader reboots the board. In order to work, the recommendation is to either change the Load instead of 0x80000000 to be 0x82000000 ( in ITS/ITB configuration )   or load ITB at a different memory location. Regards, Mihai Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Yes, as I mentioned in the email, I also found this detail in my later experiment, but in the BSP UM, this detailed is not mentioned Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Hi Mihai I asked the customer to try to use the Yocto to enable the secure feature automatically, they reported they encountered the same issue that the ATF failed to boot BL31 or BL33  as below. As I mentioned in the email, the customer also followed my shared steps to enable the kernel image authentication manually, which has been proved to work on my side, but they also encountered the same issue.  The issue focuses on the two below factors: 1.The customer used the modified dtb file to rebuild the ATF, this dtb file includes an additional public key used for kernel image authentication. If they use the unmodified dtb file to build ATF, the ATF boot fine. 2.The ATF has been modified by the customer, see the attached patch file of ATF in my previous comments. I asked the customer to debug the ATF code to find the stuck point, they are working for this process. There may be some online debug meeting with customer in the future. I am not the expert of ATF and hope the software team could also participate in the meeting. The attached files are the customer's ATF dtb and fip.bin which can not boot fine BTW, does the software team needs more extra information from customer and provide more suggestions to investigate the root cause ?  Re: Failed to enable kernel image authentication in S32G2 BSP42.0 Hi Arthur, please tell them to convert the resulted dtb back to dts and use meld to check the input vs the output dtb when running step 8 from UM.  ( since is working without it but not with it ) I have a feeling is a build issue and there is one good input dtb but the result is a different dtb not matching their hw after running step 8.  Thanks and regards, Mihai
View full article
S32K3 プラットフォーム上の TCP クライアント通信 (送信/受信) に使用できるサンプル コードはありますか? S32K3 プラットフォーム上の TCP クライアント通信 (送信/受信) に使用できるサンプル コードはありますか? Re: Is there any sample code available for TCP client communication (send/receive) on S32K3 platform tcp クライアントが完了しました! Re: Is there any sample code available for TCP client communication (send/receive) on S32K3 platform こんにちは、 TCP/IP スタックのデモ例を参照CAN。https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-REFSW-Dからダウンロードし、S32DS の適切な RTD バージョンに沿ってインストールします。インストール手順については、パッケージのリリースノートを参照してください。 TCP/IP スタックには、このソフトウェア製品の主要な機能を実証する一連のアプリケーションが含まれています。アプリケーションの 1 つは、Raw または Netconn API のいずれかを使用する TCP エコー サーバーです。 BR、ペトル
View full article
我无法打开 S32 IDE。"加载 JNI 共享库失败"   Re: l can't open the S32 IDE. "Failed to load the JNI shared library" 你好,我也遇到过这个问题,而且已经解决了。这就是我的解决方案: 1.编辑 s32ds.ini 文件,该文件位于 s32ds.exe 所在的同一文件夹中。 2.在内容开头添加两行: 第 1 行:"-vm" 第2行:"your_S32DS_install_path\S32DS_ARM_v2.2\jre\bin\client\jvm.dll" 3.现在你应该可以顺利打开 S32DS.exe。 Re: l can't open the S32 IDE. "Failed to load the JNI shared library" 你好@陈博文、 这个问题似乎是 32 位 Java 与 64 位 Java 的差异造成的。S32 Design Studio for Power Architecture 使用 32 位 Java,安装时已包含 Java。不过,您的电脑上也安装了 64 位 Java。由于某种原因,S32 Design Studio 被迫使用 64 位 Java,而它的设计并不支持 64 位 Java,这就导致了您所看到的错误。 如果可能,您可以尝试暂时删除 64 位 Java,然后再尝试执行 S32 Design Studio。如果它能干净地用上市,那么我们就知道这是原因。 顺祝商祺! Mike
View full article
LPCXpresso55S69-EVK の Zephyr SDIF ドライバの読み取り/書き込みパフォーマンスが低い LPC55S69-EVKを評価したとき、ZephyrのUSBマスストレージ(SDIFドライバを使用)の読み取り/書き込み速度が、 MCUXpresso SDK の例。 ベンチマーク結果 以下は、 クリスタルディスクマーク 8.0.6 : 1. MCUXpresso SDK の例 ( lpcxpresso55s69_dev_msc_disk_freertos_cm33_core0) [Read] SEQ 1MiB: 10.903 MB/s | RND 4KiB: 4.204 MB/s [Write] SEQ 1MiB: 7.756 MB/s | RND 4KiB: 3.286 MB/s 2. Zephyr(レガシーUSBスタック) [Read] SEQ 1MiB: 1.048 MB/s | RND 4KiB: 0.985 MB/s [Write] SEQ 1MiB: 0.209 MB/s | RND 4KiB: 0.351 MB/s MCUXpresso SDK よりも約 10 倍遅いです。 3. Zephyr(USBデバイスネクストスタック) [Read] SEQ 1MiB: 1.676 MB/s | RND 4KiB: 1.489 MB/s [Write] SEQ 1MiB: 0.628 MB/s | RND 4KiB: 0.830 MB/s *それでも、MCUXpresso SDKs より 5 ~ 6 倍遅いです。* デバッグの試み 有効 Zephyr SDHC & SDカードログ – エラーは検出されませんでした。 SD カードの初期化を確認しました (3.3V、50MHz クロック、正しいブロック サイズ)。 ログには、SDIF クロック構成が成功したことが示されています (24MHz → 50MHz)。 [00:00:00.000] sd: sd_init_io: Host controller support 3.3V max [00:00:01.000] sdif: mcux_sdif_set_io: SDIF clock set to 400000 [00:00:01.376] sd: sdmmc_read_csd: Card block count 124735488, block size 512 [00:00:01.376] sdif: mcux_sdif_set_io: SDIF clock set to 24000000 [00:00:01.379] sd: sdmmc_set_bus_speed: Setting bus clock to: 50000000 環境 ボード: LPC55S69-EVK Zephyr バージョン:コミット:c2d52c7f4b53a3e3691a7e6fa15af83ef72446cc(4.1.99) 変更する必要がある Kconfig オプションまたはオーバーレイはありますか? これをさらにデバッグするための洞察や提案があれば幸いです よろしくお願いいたします! Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK ご提案ありがとうございます。 あらゆる最適化と変更にもかかわらず、最高速度は 3.1 MB/秒でした。パフォーマンスの問題の根本原因はすでに特定されましたか?率直に言って、根本的な問題に対処せずに、システムの調整だけでは完全なパフォーマンスを実現できないと思います。 ウィマンシャ Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは@wima88 試してみることができる別の USB 最適化。 CONFIG_UDC_BUF_COUNT=128 CONFIG_UDC_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048 CONFIG_UDC_WORKQUEUE_PRIORITY=0 BR ハリー Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは、ハリー。 ご返信ありがとうございます。Konig の提案オプションを使用すると、約 2.54 MB/秒を実現できました。 [Read] SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 2.516 MB/s [ 2.4 IOPS] <412859.66 us> RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 2.033 MB/s [ 496.3 IOPS] < 2011.94 us> USB スタックがボトルネックになっている可能性はあるでしょうか? Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは@wima88 以下の最適化を追加してみてはいかがでしょうか CONFIG_MCUX_SDIF_DMA_BUFFER_SIZE=512 CONFIG_SPEED_OPTIMIZATIONS=y CONFIG_SDIO_STACK=y CONFIG_MPU=n CONFIG_ASSERT=n CONFIG_LOG=n CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=0 BR ハリー Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは@wima88 私たちはこの問題を調査中ですので、結果が出次第お知らせします。 BR ハリー Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK @Harry_Zhangこの問題に関して何か更新はありますか?lpc ドライバの代わりに imx ドライバを使用するFRDM-MCXN947 (Zephyr 付き) をテストしました。結果は上記とほぼ同じです よろしくお願いします。 Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは、ハリー。 こんにちは、 私は クリスタルディスクマーク 私のベンチマークツールとして( https://crystalmark.info/en )。私の設定とプロセスは次のとおりです。 MCUXpresso SDKs セットアップ: 改造ジャンパー P4電圧1.8V~3.3V (ユーザーガイドの表1、P21による)。 ダウンロードした SDKの例(v25.03.00) 経由で VSCode の MCUXpresso 拡張機能。 構築してフラッシュ lpcxpresso55s69_dev_msc_disk_freertos_cm33_core0 例。 リセット後、シリアル端末に次のプロンプトが表示されました。 「ディスクを挿入してください。」 使用した SanDisk クラス 3 V30 SD カード。 コネクテッド P9(HS-USB) 構成済み クリスタルディスクマーク (添付のスクリーンショットを参照)。   テスト対象: 1MBのブロックサイズ 1 キュー、1 Thread 32MBのファイルの9回の反復 Zephyr のセットアップ: 上記と同じ開発環境を使用しました。 レガシー USB スタック: 例: Zephyr/サンプル/サブシステム/USB/質量 変更は行われていません。 ビルドコマンド: west build -p -b lpcxpresso55s69/lpc55s69/cpu0 west flash USB ネクスト スタック: 修正済み next_usb_prj.conf 次のように: CONFIG_DISK_ACCESS=y CONFIG_FILE_SYSTEM=y CONFIG_FAT_FILESYSTEM_ELM=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_DISK_DRIVERS=y CONFIG_DISK_DRIVER_SDMMC=y CONFIG_SDHC_LOG_LEVEL_DBG=y CONFIG_SD_LOG_LEVEL_DBG=y CONFIG_LOG_BUFFER_SIZE=2048 CONFIG_USBD_MSC_STACK_SIZE=4096 CONFIG_USBD_MSC_LUNS_PER_INSTANCE=5 CONFIG_USBD_MSC_SCSI_BUFFER_SIZE=2048 ビルドコマンド west build -p -b lpcxpresso55s69/lpc55s69/cpu0 -- -DCONF_FILE=usbd_next_prj.conf west flash テスト: 使用した 同じCrystalDiskMark設定 3つのCASEすべてに当てはまります。 オーバーレイファイルなし どちらの Zephyr の例でも使用されました。 さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。   ありがとうございます。 Re: Poor Read/Write Performance with Zephyr SDIF Driver on LPCXpresso55S69-EVK こんにちは@wima88 どのようにテストしたか教えていただけますか? テストしたいです。 BR ハリー
View full article
NfcCockpit startup issue I have an issue when starting up NfcCockpit, as seen in the screenshot. After this issue started appearing, I became unable to establish a connection to my PN5180 breakout board. What could be the reason for this issue appearing all of a sudden? How could I solve this? The log is attached. Thanks! NFC Reader Library Re: NfcCockpit startup issue Hey, thanks for the suggestion! I am able to communicate to the device using python/any serial connection and exchange SPI data with the actual PN5180, so the driver should be fine... Re: NfcCockpit startup issue Please double check the drivers. Please read the chapter 3 about the driver installation. PN5180 Evaluation board quick start guide
View full article
TJA1103 硬件时间戳问题 我正在使用一台 MR-CANHUBK334,其中集成了一个 gPTP 堆栈,配置为从 TJA1103 的硬件时间戳模块获取时间戳。该节点被配置为 Gran Master。我的问题是,有时在入口/出口环形缓冲区上获取的时间戳与 PHY 用作时间戳参考的 LTC 计时器不一致。具体来说,每次收到信息时,从顶部缓冲区读取的时间有时会倒退,然后从那一刻起继续计数,但 LTC 始终是正确的。 这种情况是任意发生的,没有任何固定模式。有其他人遇到过这个问题吗? Re: TJA1103 HW timestamp issue 你好@FabioDb、 你的问题非常具体。 如果 LTC 保持稳定和正确,但从 FIFO 或环形缓冲器获取的时间戳偶尔会向后跳,则问题可能不在 LTC 本身,而在时间戳获取或解释路径。 您能否分享您所做的所有 TJA1103 注册表设置(与 PPS 有关)? 我已将您的问题转给应用团队作进一步调查。如果有任何进展,我会及时通知你们。 同时,请查看一般提示: 同时记录接收帧时的时间戳和 LTC 值。这将有助于确定不一致的原因是先进先出损坏、错位还是软件解释。 检查链路状态是否更改或 PHY RESET。如果 PHY 经历短暂的 RESET 或链路重新协商,则时间戳 FIFO 可能包含过时或无效的条目。 验证驱动程序或 HAL 中的时间戳读取逻辑。确保正确的字节序处理、位移,并且只有在完全锁存时间戳后才读取。 监测 FIFO 溢出或欠载情况。如果时间戳 FIFO 的耗尽速度不够快,旧条目可能会被覆盖或错位。 确认来自 S32K344 的 PPS_SYNC 信号稳定,并与 PHY 中的 LTC 更新周期正确对齐。任何抖动或错位都可能导致时间戳不一致。 确保 gPTP 协议栈正确处理时间戳偏移,不会根据对 PHY 行为的假设应用错误的修正。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
EVK は、デバッグ モードでメイン コードとスタック オーバーフローに実行できません まず、RT685 EVKボードを使用します。SDKのサンプルコードをインポートしましたが、コードは問題なくビルドされています。SEGGER J-Linkプローブとしてデバッグしますが、プログラムのフラッシュは問題ありません。しかし、コードは以下のようにハングインしました。 デバッグ情報がないアドレス "0x1c04a" でブレークするか、プログラム コードの外部でブレークします。 0001C04A: B.N 0x1c04a なぜかわかりません。デバッグでこれを一時停止すると、スタック使用量がオーバーフローとして表示されます。今、私は次のステップに進むことができません。誰が私を助けてくれますか?ありがとうございました。 i.MX-RT600 
View full article