2129126_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2129126_ja-JP

2129126_ja-JP

S32K3 プラットフォーム上の TCP クライアント通信 (送信/受信) に使用できるサンプル コードはありますか?

S32K3 プラットフォーム上の TCP クライアント通信 (送信/受信) に使用できるサンプル コードはありますか?

Re: Is there any sample code available for TCP client communication (send/receive) on S32K3 platform

tcp クライアントが完了しました!

Re: Is there any sample code available for TCP client communication (send/receive) on S32K3 platform

こんにちは、

TCP/IP スタックのデモ例を参照CAN。https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=SW32K3-REFSW-Dからダウンロードし、S32DS の適切な RTD バージョンに沿ってインストールします。インストール手順については、パッケージのリリースノートを参照してください。

TCP/IP スタックには、このソフトウェア製品の主要な機能を実証する一連のアプリケーションが含まれています。アプリケーションの 1 つは、Raw または Netconn API のいずれかを使用する TCP エコー サーバーです。

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-23-2025 01:59 AM
Updated by: