2207145_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2207145_ja-JP

2207145_ja-JP

AHBによるフラッシュ書き込みアクセス

こんにちは。mimxrt1050 コントローラと NOR フラッシュ QSPI でフラッシュ書き込みアクセスがサポートされているかどうかを知りたいです。これは HyperFlash でのみ利用可能であると読みましたが、確認したいと思います。

よろしくお願いします。

ブートROM|ブート|フラッシュコアとメモリRe: Flash write access with AHB

こんにちは、Sam。現在、IP 操作は動作していますが、NOR フラッシュ QSPI は AHB を使用したフラッシュ書き込みをサポートできますか?

Re: Flash write access with AHB

@vanessa_dis

MIMXRT1050 の FlexSPI コントローラは、QSPI NOR フラッシュの読み取り、書き込み、消去操作を完全にサポートしています。EVK ボードで使用するには、デフォルトの HyperFlash チップからスイッチするためのハードウェアの変更のみが必要です。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12108.pdfQSPIフラッシュからのブートを有効にする方法


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-24-2025 02:09 AM
Updated by: