Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
美光科技:i.MX 8 微处理器搭配美光内存,助力汽车应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 为汽车和工业市场提供各种强大的微处理器。这些系统的内存选择会影响设计的性能、尺寸、成本、功率、可靠性和寿命。在本次会议中,我们将讨论最新的 i.MX 8 Quad Max 处理器所支持的新内存,该处理器专注于汽车和工业市场。对于 DRAM,这将包括 LPDDR4。对于非易失性存储器,这将包括美光公司最近发布的 XccelaTM Octal SPI-NOR Flash 和我们较新的 e.MMC 设备。这些设备提供更高的性能,并具有汽车温度和质量等级。本次会议将为设计人员提供开发 i.MX 8 系统以实现最先进的汽车解决方案所需的信息。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 为汽车和工业市场提供各种强大的微处理器。这些系统的内存选择会影响设计的性能、尺寸、成本、功率、可靠性和寿命。在本次会议中,我们将讨论最新的 i.MX 8 Quad Max 处理器所支持的新内存,该处理器专注于汽车和工业市场。对于 DRAM,这将包括 LPDDR4。对于非易失性存储器,这将包括美光公司最近发布的 XccelaTM Octal SPI-NOR Flash 和我们较新的 e.MMC 设备。这些设备提供更高的性能,并具有汽车温度和质量等级。本次会议将为设计人员提供开发 i.MX 8 系统以实现最先进的汽车解决方案所需的信息。
記事全体を表示
例MPC5777C-SIUL_External_NMI GHS714 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、割り込みとNMIを初期化します * WKPCFGピン(GPIO213)。 *ユーザーはETPUC9ピンをユーザースイッチと汎用出力に接続する必要があります *ユーザーLED1へのETPUA30: ※ETPUA30(PortP P23-15) - >--> USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! * * 立ち上がりエッジが検出された場合 (つまり、ボタンが押された)、マシンチェック例外 *がトリガーされ、LED1がオンに切り替わります。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし ※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15) ---> > USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! ******************************************************************************** 改訂履歴: Ver Date 著者 変更点の説明 0.0 May-22-2019 David Tosenovjan 初期バージョン *******************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、割り込みとNMIを初期化します * WKPCFGピン(GPIO213)。 *ユーザーはETPUC9ピンをユーザースイッチと汎用出力に接続する必要があります *ユーザーLED1へのETPUA30: ※ETPUA30(PortP P23-15) - >--> USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! * * 立ち上がりエッジが検出された場合 (つまり、ボタンが押された)、マシンチェック例外 *がトリガーされ、LED1がオンに切り替わります。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし ※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15) ---> > USER_LED_1(P7-1) ・WKPCFG(PortC P10-4) - >--> USER_SWITCHES(P6-4) *ジャンパーJ523の位置1-2は開いている必要があります! ******************************************************************************** 改訂履歴: Ver Date 著者 変更点の説明 0.0 May-22-2019 David Tosenovjan 初期バージョン *******************************************************************************/
記事全体を表示
FTF-HMB-N1961 - 高级线程实验室 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
記事全体を表示
i.mx8M EVK board encoder and decoder i.mx8M evk board has HW decoder and SW encoder, this document introduce how to use HW decoder and SW encoder the bsp is the latest version L4.14.78, the environment is : $ DISTRO=fsl-imx-wayland MACHINE=imx8mqevk source fsl-setup-release.sh -b build-wayland $ bitbake fsl-image-validation-imx   For the 4.14.78, we don’t use mfgtool anymore, customer can use uuu.exe to program the image to the board, the uuu.exe can be found from https://github.com/NXPmicro/mfgtools/releases Here we use emmc as media, I attached the kerel_emmc.uuu for reference Open the cmd.exe, then use the command “uuu.exe kernel_emmc.uuu” to download the image to the emmc on the board as the picture shows When the board boot up, don’t forget to change the image and fdt_file as you want, for example, I use Image-imx8mqevk.bin as image name  and Image-fsl-imx8mq-evk.dtb as my fdt file, you can choose different image and fdt file as uuu file mentions. 1) Decoding   For play the video, we can use three solution to support this a) gplay-1.0 test.mp4 b) gst-launch-1.0 playbin uri=file:///mnt/sdcard/test.mp4 c) gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 typefind=true ! video/quicktime ! aiurdemux ! queue max-size-time=0 ! vpudec ! autovideosink For play the two different video to the different display, current imx8M evk board supports dual hdmi output, in the uboot command: setenv fdt_file Image-fsl-imx8mq-evk-dual-display.dtb saveenv Use the command as below:    gst-launch-1.0 playbin uri=file:///test1.mp4 playbin uri=file:///test2.mp4 video-sink="glimagesink display-master=false display-slave=true" 2) Encoding Because imx8M evk don’t have hardware encoding, so we need to add the SW plugins in the bsp   a)add the commands as below in the /build/conf/local.conf "CORE_IMAGE-EXTRA_INSTALL += "gstreamer1.0-plugins-ugly-meta packagegroup-fsl-gsstreamer1.0-commercial gst-ffmpeg" LICENSE_FLAGS_WHITELIST = "commercial""        b)Create the new txt file and add “PACKAGECONFIG_mx8mq = "x264"”in the file        c)Rename the file as 0-plugins-ugly_%.bbappend and put this file under /sources/meta-fsl-bsp-release/imx/meta-bsp/recipes-multimedia/gstreamer        d)Build the image you want, then download the new rootfs file in the board, use the command “gst-inspect-1.0 | grep x264” i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
記事全体を表示
MCUXpressoソフトウェアとツールによるFreeRTOS™の最適化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、Segger SystemViewやPercepio Tracealizerなどのツールを含むMCUXpresso SDKとIDEを使用してFreeRTOS™アプリケーションを最適化する方法を示します。このセッションでは、構成設定によるRTOSの最適化、NXP Kernel Awarenessを使用したスタックとランタイムの検査、Segger RTTとSystemViewを使用したリアルタイムデータのストリーミング、RTOSとアプリケーショントレースを使用したシステムパフォーマンスの分析と最適化について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、Segger SystemViewやPercepio Tracealizerなどのツールを含むMCUXpresso SDKとIDEを使用してFreeRTOS™アプリケーションを最適化する方法を示します。このセッションでは、構成設定によるRTOSの最適化、NXP Kernel Awarenessを使用したスタックとランタイムの検査、Segger RTTとSystemViewを使用したリアルタイムデータのストリーミング、RTOSとアプリケーショントレースを使用したシステムパフォーマンスの分析と最適化について説明します。
記事全体を表示
i.MX RT系列 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 介绍 i.MX RT 产品和汽车合格变体,适用于需要实时处理和低物料清单的多媒体应用。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 介绍 i.MX RT 产品和汽车合格变体,适用于需要实时处理和低物料清单的多媒体应用。
記事全体を表示
TARS_里程碑_3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在此视频中,您可以看到我们用来每 10 秒将传感器数据引入数据库的 Python 草图的运行模式、数据库本身和网页,该网页以精美的格式显示存储在数据库中的信息(最后一条,每 15 秒刷新一次)以及描述温度、湿度和压力随时间变化的 3 个图表。 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛
記事全体を表示
DES-N2044 TQ 系统:如何充分利用处理器板 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在集成设计中使用处理器是一种方法。使用嵌入式模块是另一种方法,可以加快设计速度、降低设计风险并降低设计成本。不同的模块供应商将提供什么支持?如果使用嵌入式模块,有哪些限制和约束?市场概述和选择嵌入式模块供应商的指南。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在集成设计中使用处理器是一种方法。使用嵌入式模块是另一种方法,可以加快设计速度、降低设计风险并降低设计成本。不同的模块供应商将提供什么支持?如果使用嵌入式模块,有哪些限制和约束?市场概述和选择嵌入式模块供应商的指南。 设计 | 软件与服务
記事全体を表示
INS-N1913 改进型集成电路间 I3C 标准 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代汽车不仅仅是交通工具,它还提供舒适的加热和制冷系统、导航系统、娱乐系统、以及众多关于汽车健康和性能的数据。 包括您省油的情况或何时进行保养。 向驾驶员和乘客展示所有这些数据 --且无论是大白天还是大黑夜,不论温度如何,均不影响驾驶,这是一个很大的挑战。 我们同时讨论让仪表板保持简单、可读和有用的液晶显示器(LCD)和发光二极管(LED)组件解决方案。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代汽车不仅仅是交通工具,它还提供舒适的加热和制冷系统、导航系统、娱乐系统、以及众多关于汽车健康和性能的数据。 包括您省油的情况或何时进行保养。 向驾驶员和乘客展示所有这些数据 --且无论是大白天还是大黑夜,不论温度如何,均不影响驾驶,这是一个很大的挑战。 我们同时讨论让仪表板保持简单、可读和有用的液晶显示器(LCD)和发光二极管(LED)组件解决方案。 观看视频演示 洞察与创新
記事全体を表示
如何使用微量缓冲液(MTB) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 分享一些如何使用微迹缓冲区的信息。
記事全体を表示
NET-N1883 QorIQ LS2088AおよびLS1088A向けのODPおよびDPDKの詳細 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ODP と DPDK は、さまざまなネットワーク プロセッサ アーキテクチャで使用されるデータプレーンの API の標準セットを定義するオープンソース プロジェクトです。このセッションでは、標準のDPDKおよびODP APIが、特定のパケット処理要素(パケットIO、分類、スケジューリング、暗号化など)のNXPデータパスアクセラレーションにどのようにマッピングされているかについて詳しく説明します。また、NXP SoCSで追加のパフォーマンスを得るためのさまざまな可能なAPI拡張も提案します。このプレゼンテーションでは、ODPとDPDKが仮想化環境に必要なインフラストラクチャを提供する方法について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ODP と DPDK は、さまざまなネットワーク プロセッサ アーキテクチャで使用されるデータプレーンの API の標準セットを定義するオープンソース プロジェクトです。このセッションでは、標準のDPDKおよびODP APIが、特定のパケット処理要素(パケットIO、分類、スケジューリング、暗号化など)のNXPデータパスアクセラレーションにどのようにマッピングされているかについて詳しく説明します。また、NXP SoCSで追加のパフォーマンスを得るためのさまざまな可能なAPI拡張も提案します。このプレゼンテーションでは、ODPとDPDKが仮想化環境に必要なインフラストラクチャを提供する方法について説明します。 スマートネットワーク
記事全体を表示
INS-N2024 半导体 101-102 集成电路的功能和制造 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。 观看视频演示 洞察与创新 回复:INS-N2024 半导体 101-102 集成电路的功能和制造 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 关于组装封装工艺流程,请告知第63页,第二行表示工艺流程的箭头是保留的。应该是:等离子清洁-->引线键合-->模具-->模具后固化......
記事全体を表示
AUT-N1797 MagniV モータ制御用統合ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 従来のMCU機能と高電圧アナログ部品を1つのチップに組み合わせることで、システムコストを節約できます。品質を向上させ、設置面積を削減する統合ソリューション。ここでは、ウィンドウリフト、サンルーフ、スライドドアなどのクロージャーソリューション向けのS12 MagniV MCUファミリの概要を示します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 従来のMCU機能と高電圧アナログ部品を1つのチップに組み合わせることで、システムコストを節約できます。品質を向上させ、設置面積を削減する統合ソリューション。ここでは、ウィンドウリフト、サンルーフ、スライドドアなどのクロージャーソリューション向けのS12 MagniV MCUファミリの概要を示します。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
記事全体を表示
TFC2015 UCDavis 团队 Chucksgon 最终报告 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> TFC2015 UCDavis 团队 Chucksgon 最终报告 感谢LanceHalsted的分享​ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> TFC2015 UCDavis 团队 Chucksgon 最终报告 感谢Lance Halsted的分享​ 飞思卡尔杯内容 学生项目
記事全体を表示
Freetech工具介绍,基于KE02 PWM实现高精度ADC转换及实现简单音频 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由 Freetech 呈现 基于 ARM ®技术的 DwF Kinetis MCU 研讨会 - 天津 - 2015 年 3 月 19 日 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 由 Freetech 呈现 基于 ARM ®技术的 DwF Kinetis MCU 研讨会 - 天津 - 2015 年 3 月 19 日 Kinetis Cortex ® -M 微控制器
記事全体を表示
KDSを使用したS08からKinetis Eマイクロコントローラへの移行。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コミュニティの皆さん、こんにちは。   このドキュメントは、通常、CodeWarrior IDEを使用して8ビット・マイクロコントローラ・デバイスを使用し、Kinetisおよび対応するIDEであるKinetis Design Studio(KDS)などの最新テクノロジへの移行を計画しているユーザーを対象としています。   このドキュメントでは、主に KDS を使用して新しいプロジェクトを作成する方法、機能の違い、および移行プロセスに関連する主なソフトウェアに関する考慮事項について説明します。 KE06のサンプルコードが添付されています。   この資料がお役に立てば幸いです。 全般
記事全体を表示
EUF-ACC-T1574 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔利用 Kinetis MCU 简化了汽车开发。Kinetis EA 系列汽车级 MCU 具有简单的工具、广泛的开发环境和 -40 至 125°C 温度范围内的汽车级认证,可快速将产品推向市场。飞思卡尔汽车产品组合概述(S32、S12、MagniV、Kinetis EA)和生态系统。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔利用 Kinetis MCU 简化了汽车开发。Kinetis EA 系列汽车级 MCU 具有简单的工具、广泛的开发环境和 -40 至 125°C 温度范围内的汽车级认证,可快速将产品推向市场。飞思卡尔汽车产品组合概述(S32、S12、MagniV、Kinetis EA)和生态系统。
記事全体を表示
S32K1xx Lpuart IDLE detected with DMA transfer What is S32K1‘s IDLE feature: IDLE is set when the LPUART receive line becomes idle for a full character time after a period of activity.When CTRL[ILT] is cleared, the receiver starts counting idle bit times after the start bit. Why write this demo? Because the RTM driver does not support Lpuart's IDLE detect. What needs to be modified? -1.add "UART_EVENT_DMA_IDLE = 0x04U" to “callbacks.h” -2 add "LPUART_DRV_RxIdleCallback" to ".lpuart_driver.c"   -3 Define “LPUART_DRV_RxIdleCallback” function   static void LPUART_DRV_RxIdleCallback(uint32_t instance) { DEV_ASSERT(instance < LPUART_INSTANCE_COUNT); LPUART_Type *base = s_lpuartBase[instance]; lpuart_state_t * lpuartState = (lpuart_state_t *)s_lpuartStatePtr[instance]; LPUART_ClearStatusFlag(base,LPUART_IDLE_LINE_DETECT); if(lpuartState->transferType == LPUART_USING_DMA) { lpuartState->rxSize = EDMA_DRV_GetRemainingMajorIterationsCount(lpuartState->rxDMAChannel); LPUART_DRV_StopRxDma(instance); lpuartState->rxCallback(lpuartState,UART_EVENT_DMA_IDLE,NULL);/*UART_EVENT_DMA_IDLE : 0x04*/ } }   -4 add below code to "LPUART_DRV_IRQHandler" and be sure these code must  be put before "LPUART_DRV_ErrIrqHandler(instance)" /* Handle idle line interrupt */ if (LPUART_GetIntMode(base, LPUART_INT_IDLE_LINE)) { if (LPUART_GetStatusFlag(base, LPUART_IDLE_LINE_DETECT)) { LPUART_DRV_RxIdleCallback(instance); } } -5 configure IDLE releated register in main function. LPUART1->CTRL |= LPUART_CTRL_ILT(1); LPUART1->CTRL |= LPUART_CTRL_IDLECFG(7); LPUART1->CTRL |= LPUART_CTRL_ILIE(1); Test environment: Hardware is base on S32K144EVB-Q100 Software is S32 Design Studio for Arm V 2.2 + RTM 3.0.X Demo Description:           The baud rate of the serial port is set to 19200, and the function implemented is to send back the received data using DMA methods .
記事全体を表示
Boot from emmc mmc0 In the i.MX8MP support 3 SDIO interface, and in the reference board i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK design default use the eMMC connect to the USDHC3 to boot up from emmc,use the SD card connect to the USDHC2 port. When the U-Boot starts, it will detect the starting slot and automatically set mmcdev and mmcroot, for the USDHC3 in the default Linux set is mmc dev 2. But some customer need to change to the mmc dev 0, make the mmc0 work, see the following introduction. 1 For the EMMC         MMC (multiMedia card) is a communication protocol that supports two modes, SPI and MMC. EMMC is a chip that supports MMC protocol. Both eMMC and SD card package the flash controller and NAND Flash together, but their interfaces are different. eMMC is generally BGA packaged and soldered on PCB. EMMC includes 11 signals, namely CLK, CMD, DATA0-7 and Data Strobe. The specific signals are as follows: CLK: It is used to output clock signal from the host side, synchronize data transmission and drive device operation. Each cycle can be transmitted on the rising or falling edge, or both CMD: The signal is mainly used by the host to send a command to the eMMC and the eMMC to send a response to the host. DAT0-7: DAT0-7 signal is mainly used for data transmission between Host and eMMC. After the eMMC is powered on or soft reset, only DAT0 can transmit data. After initialization, DAT0-3 or DAT0-7 can be configured for data transmission, that is, the data bus can be configured as 4 bits or 8 bits. Data Strobe: The clock signal is sent to the host by eMMC with the same frequency as the CLK signal. It is used for synchronization of data reception at the host side. The Data Strobe signal can only be configured and enabled in the HS400 mode. After being enabled, the stability of data transmission can be improved and the bus tuning process can be omitted. 2 For the EMMC design on the i.MX8MP LPDDR4 EVK 2.1 The i.MX8MP The i.MX8MP there is 3 SDIO interface,and the i.MX8MP has 3 USDHC ports:USDHC1, USDHC2 and USDHC3. At i MX8MP supports SD/MMC/eSD/eMMC/SDXC, and starts and boots using the USDHC port based on setting of the BOOT_MODE[3:0] pins. In the reference design, eMMC is connected to USDHC3, and SD card is connected to USDHC2. USDHC3 is used as the eMMC boot device by default on the development board. We can see the detailed definitions of the three USDHC interfaces in the reference manual. Among them, USDHC1 and USDHC3 are 8 bits and support 8-bit data, while USDHC2 only supports 4-bit data. 2.2 Hardware and software design The hardware design is as shown above. The eMMC is connected to the SD3 interface, and the software is configured in this way by default. 2.3 The port number of the default BSP In the i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK development board design, the eMMC is connected to the USDHC3 as the default boot device When the U-Boot starts, it will detect the starting slot, and automatically set mmcdev and mmcroot. For USDHC3, the default is mmc dev 2. The device structure of SD/MMC cards is similar. MMC should be the predecessor of SD, but the design of MMC at that time was half that of SD. Therefore, the SD/MMC driver is universal, and the device node of Linux continues the name of MMC. Meaning of blk: blk is a block device, and the number after ⾯ is the serial number of the device Meaning of p: p indicates partition, and p1 is the first partition We can see the correspondence between the USDHC interface and the mmc under Linux. The kernel MMC module now uses a fixed mmcblk index for the uSDHC slot. The default BSP is "mmc2=&usdhc3": In the design of the MX 8M Plus LPDDR4 EVK development board, by default, the eMMC is connected to the USDHC3, SD3 is used, and mmcblk2 is used in the SD3 slot. When setting the kernel parameters in the u-boot, you can see that: ### select mmc dev 2 (USDHC3) on the i.MX 8M Mini EVK, i.MX 8M Nano EVK, and i.MX 8M Plus EVK: U-Boot > mmc dev 2 0 For the emmc the related port is :mmcblk2 By default, the flash target is MMC: 2 after the Demo images burning of the development board is started. 3 mmc0 work as emmc device and boot up We need to modify the device, u-boot, kernel related part for the mmc0 work on the android BSP, 3.1 Software modify 2.2.1 u-boot: Dts section root/arch/arm/dts/imx8mp-evk.dts: memory@40000000 {                  device_type = "memory";                  reg = <0x0 0x40000000 0 0xc0000000>,                        <0x1 0x00000000 0 0xc0000000>;         }; aliases { /* SD/MMC: eMMC/SD slot numbering fix */        mmc0 = &usdhc3; /*Modify the usdhc3 and mmc0, default is mmc2*/        mmc1 = &usdhc2; /* usdhc2 and mmc0 do not change*/        mmc2 = &usdhc1; /*Modify the usdhc1 to mmc2, make the usdhc1 work*/         }; reg_can1_stby: regulator-can1-stby {…..} Board secton: root/board/freescale/imx8mp_evk/imx8mp_evk.c int board_init(void) {         struct arm_smccc_res res; } int board_mmc_get_env_dev(int devno) {        if(devno == 0)         return devno + 2;           else if (devno == 2)         return devno - 2;           else         return devno; }   int mmc_map_to_kernel_blk(int devno) {         return devno; } int board_late_init(void) {         board_late_mmc_env_init(); } SPL: root/common/spl/spl_mmc.c int spl_mmc_load_image(struct spl_image_info *spl_image,                         struct spl_boot_device *bootdev) {…..} Default settings: 2.2.2 kernel section: In the kernel section need to change all the related mmcblk2 to mmcblk0.                   2.2.3 device section modify: Change all the related mmcblk2 to mmcblk0. Change the uuu_imx_android_flash.bat /android_build/device/nxp/common/tools/fastboot_imx_flashall.bat if not [%soc_name:imx8mp=%] == [%soc_name%] (  set vid=0x1fc9& set pid=00x0146& set chip=MX8MP  set uboot_env_start=0x2000& set uboot_env_len=0x8  - set emmc_num=2& set sd_num=1 + set emmc_num=0& set sd_num=1  set board=evk  goto :device_info_end All the modify see the Patch in the attachment. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
記事全体を表示
Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello Team,  I am looking for the thermal resistance data and operating junction temperature information for the part number:  SE050E2HQ1/Z01Z3Z Thanks and Regards Harsh Smart Cards Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hi @Harsh_Bhavsar , You may refer to https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SE051.pdf for details. They are almost the same. Sincerely, Kan Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello Kan_Li, Thank you for the response, the datasheet is very helpful. can you help me to get the maximum allowable junction temperature for the same OR can i consider the operating for it. Thanks and Regards Harsh Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello kan, That is really helpful information. thanks and regards Harsh Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hi @Harsh_Bhavsar , The maximum junction temp for operation is only slightly higher than operation, as internal temp sensors start to trigger around 110°C .  Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示