Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5通信 NXP技術チームの皆様 慣性センサの使用方法を理解するためにあなたのサポートが必要です。 自動車用エアバッグ アプリケーションに、NXP の 2 軸/1 軸慣性センサ FXLS93333/FXLS93230AESR2 を使用しようとしています。マスターは PSI5 通信を介してスレーブ センサと通信しています。私たちのアプリケーションに関して、次のような質問があります。 1 - アプリケーションマニュアル AN12776 のセクション 7 には次の内容が記載されています。NXP から部品を注文する場合、入手したセンサが COMTYPE レジスタを 0x01 に設定して追加プログラムされていることを確認する必要があるということですか?ただし、NXP の部品番号はセンサ部品ごとに固有であり、PSI5、SPI、I2C などの複数の通信をサポートします。アプリケーションノートを正しく読んでいますか?もしSOなら、必要な部品をご注文する方法/ご注文の場合の手順。 PSI5 通信の部品番号は以下のように固有です。 2- Mouser/Digikey から入手可能なセンサ (事前プログラミングなし) を使用して、デフォルトの設定/構成で PSI5 接続を介してマスターアプリケーションに直接接続できますか。 3 - PSI5通信センサのボーレート/データバイト長/モードなどのデフォルト設定は何ですか? 4- 必要に応じて、Mouser/Digikeyから購入した新しいセンサをプログラムできるEVBはありますか(UM11559 SEN-GEN6-SKT EVBなど) よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。 シャルマ Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication 親愛なるトーマスへ NXLS96xx 部品用の FFVT プログラミング ツールとユーザー マニュアルを受け取りました。また、多くのシリコンサプライヤーで在庫切れとなっている SEN-GEN6-SKT HW ボードの入手可能性について、さまざまなサプライヤーに問い合わせています。 First Field Verification Tool は、デバイス レジスタ構成のさまざまな組み合わせを NXLS96xxx (レジスタ マップ RAM 領域) に複数回ダウンロードし、適切に動作するかどうかの実験をサポートします。その後、デバイス レジスタ構成を OTP に永続的にプッシュしたいと考えました。 よろしくお願いします。 シャルマ Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication 親愛なるトーマスへ 親切なご助力にSO感謝いたします。NXLS96xxx用のプログラミングツールを入手するための標準サポートチケットを作成します。また、プログラミングマニュアル/ドキュメントを共有していただけますか? よろしくお願いします。 シャルマ Re: FXLS93333/FXLS93230AESR2 - PSI5 communication シャルマ様 ご質問への回答は下記をご覧ください。 1.部品番号を FXLS9xxxx から NXLS96 に更新する必要があります。交換部品番号が記載された下記の更新された表を参照してください。詳細は、こちらCAN: https://www.nxp.com/products/NXLS96 NXLS96xxx 部品番号は、NXP によって PSI5 が有効になっています。これらの部品番号のいずれかを注文すると、PSI5 プログラミング モードを使用して部品をプログラムできます。必ず NXLS96xxx 部品番号を注文してください。 2. センサは以下の設定に基づいてデータを送信します。これは評価には便利ですが、メモリがロックされず、セーフティメカニズムが無効になるため、アプリケーションでプログラミングせずに使用することはお勧めしません。 3.データシートによると、デフォルトの構成の詳細は次のとおりです (ビットは OTP でプログラムされていないため、SOユーザーがプログラムできることに注意してください)。 • 8 usビット時間(125 kbps)、通常応答電流 • セルフテストを8回繰り返し • 時間スロットに対するデータレイテンシ • チャネル0が有効 • 16ビットデータ、CRC、タイムスロット開始 = 47 us (PSI5-P16C) • 400 Hz、4極 • 最大範囲:高g = 700 g、中g = 233 g • オフセットキャンセルが有効 • チャネル1が有効 • 16ビットデータ、CRC、タイムスロット開始 = 244 us (PSI5-P16C) • 400 Hz、4極 • 最大範囲:高g = 700 g、中g = 233 g • オフセットキャンセルが有効 4. はい、プログラミング用のツールをCAN提供します。そのための標準サポート チケットを作成してください。ツールのCANご注文を担当できる同僚は現在不在ですが、7 月 21 日の月曜日には復帰する予定です。 BRs、トーマス
View full article
IMX8MP HDMI 4Kディスプレイ 現在、Linuxカーネルバージョンlinux-imx-5.10.9を搭載したimx8mp evk開発ボードを使用しています。HDMIインターフェースを使用すると、デフォルトの出力が1080p@60pになっていることに気づきました。HDMI出力を4Kにするには、カーネルをどのように修正すればよいでしょうか? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 こんにちは。私も同じ問題に遭遇しました。どのように解決したか教えていただけますか? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 わかりました。ありがとうございます。 問題の核心は、私たちが医療機器メーカーであるということです。以前のユーザーインターフェースはQTで開発しており、プラットフォームはIMX6とIMX7でした。現在、ハイエンド製品ラインではIMX8を使用しています。以前のコードはすべてFB(Framework Builder)ベースでした。今DRMに切り替えると、非常にコストがかかります…。さて、さらに調査して、ソースコードの該当部分を修正し、接続/切断されたディスプレイの数に応じて異なる数のFBXインスタンスを作成できるかどうか確認してみます。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 デスクトップシステムではfb0は使用されず、代わりにdrmノードが使用されます。fb0は使用可能ですが、推奨しません。主流のアプローチはdrmフレームワークです。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 カーネル内のfb0生成に関するソースコードには触れていません。BSPと全く同じです。ソースコードはDRMフレームワークを使って1つのfb0を生成するだけで、それだけです。接続された画面の数に関係なく、常に同じfbになります。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 つまり、LVDSポートとHDMIポートが接続されていて、解像度が異なっているにもかかわらず、カーネルはLVDSの解像度に基づいてバッファを割り当てているのです。HDMIとLVDSは同じバッファをディスプレイに使用しているため、HDMIディスプレイに不具合が発生しているのでしょうか?これは困ったものです… Re: imx8mp hdmi 4k 显示 HDMIなら解像度が自動的に切り替わると思っていました。 -->DRM APIは異なるCRTCでのバッファ割り当てを許可していますが、fb0に直接書き込むと、表示の不一致という問題が発生します。アプリケーション層で割り当てるバッファは、LVDS解像度のバッファなど、特定の画面用です。バッファに書き込むと、基盤となるドライバは単にこのバッファをLCDコントローラに渡すだけで、ドライバ層はバッファの調整を行いません。そのため、解像度に関係なく、バッファの正確なサイズが表示されます。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 デュアルスクリーン同時表示を実現したいと考えています。Qtはfb0に画像データを書き込み、fb0内の画像データを1200*768のLVDSと1920*1080のHDMIに同時に表示したいと考えています。これは不可能だと思いますか?現在、QtはEGFLSを使用しています。同時表示を実現するには、DRMによって生成されたcardXノードを直接操作するEGFLS-KMSを使用する必要がありますか? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 私のLVDS画面は現在1200*768ですが、HDMIは最大1920*1080の解像度をサポートしています。つまり、LVDSとHDMIの両方を正しく表示するには、HDMIの解像度を手動で1200*768またはそれに近い解像度に設定する必要があるということですか?HDMIは解像度を自動的に切り替えると思っていました。HDMIディスプレイ設定では、現在の画面解像度は1920*1080で、HDMIに表示される画像は左上隅のみで、サイズはLVDSとほぼ同じです。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 テスト済みで4Kを自動認識できます。 LVDS と HDMI は、同じ DRM フレームワークによって生成された同じ FB0 ノードを共有します。 解像度は1つしか設定できないのでしょうか?fb0を共有する場合、LVDSとHDMIの画面解像度は同じになりますか? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 解決策はありますか?現在、別の問題が発生しています。LVDSとHDMIは、同じDRMフレームワークによって生成された同じFB0ノードを共有しています。LVDSとHDMIの両方を接続すると、HDMIに表示される画像サイズはLVDSと同じになり、HDMIディスプレイ全体を埋め尽くしません。何が起こっているのでしょうか? Re: imx8mp hdmi 4k 显示 私も同じ状況に遭遇しています。後で解決策をお伝えします。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 L5.10.35_2.0.0 のデモイメージを書き込み、2K および 4K 画面で試してみましたが、1080p しか表示できません。 Modetest を使用すると、HDMI 出力の最大解像度は 1920x1080@60 であり、4K 解像度はありません。 Re: imx8mp hdmi 4k 显示 HDMIディスプレイは適応型解像度を使用します。L5.10.35_2.0.0のデモ画像をお試しください。
View full article
无法加载安全启动 我已经按如下方式配置了我的 LPC55S69-EVK 板:   此外,我还配置了 TrustZone禁用的镜像 验证密钥:ROT1: IMG1_1 SBKEK: 启动:已签名 来自: 片上闪存 LC:发展 TP:无信任配置 ROT1/2/3/4、IMG1_1/2_1/3_1/4_1、调试认证密钥和调试认证证书 使用这些设置,我让高效密码学标准(SEC)(版本 10.0)生成以下文件(构建映像): image.sb cfpa.bin cmpa.bin 然后,我进入 ISP 模式,使用 blhost(2.6.7 版)闪存文件: ps>.\blhost.exe -u 0x1FC9,0x0021 write-memory 0x9de00 cfpa.bin 注入命令 "write-memory 准备向目标发送 512 (0x200) 字节。 对命令 "write-memory "的成功通用响应 (1/1)100% 已完成! 对命令 "write-memory "的成功通用响应 响应状态 = 0 (0x0) 成功。 写入了 512 字节中的 512 个。   ps>.\blhost.exe -u 0x1FC9,0x0021 write-memory 0x9e400 cmpa_sealed.bin 注入命令 "write-memory 准备向目标发送 512 (0x200) 字节。 对命令 "write-memory "的成功通用响应 (1/1)100% 已完成! 对命令 "write-memory "的成功通用响应 响应状态 = 0 (0x0) 成功。 写入了 512 字节中的 512 个。   ps>.\blhost.exe -u 0x1FC9,0x0021 -- receive-sb-file .\image.sb 注入命令 "receive-sb-file 准备向目标发送 12992 (0x32c0) 字节。 对命令 "receive-sb-file "的成功通用响应 (1/1)16%USB HID 检测到接收器数据中止 数据阶段写入因状态而中止 0x2712 kStatus_AbortDataPhase 可能收到了 JUMP 或 RESET 命令。 响应状态 = 10101 (0x2775) kStatusRomLdrSignature 写入了 12992 字节中的 2128 个。   我担心闪存 .sb 时会出现错误。文件现在我的板直接进入了 SPI 模式而不是运行图像(在 " 纯图像 " 模式下运行)。 我的配置有什么问题吗? Re: unable to load secure boot 你们好 对于调试身份验证问题,我建议阅读用户指南中的以下段落:故障排除 — MCUXpresso 安全配置工具 25.06 Re: unable to load secure boot 嗨,迈克 我也遇到了同样的问题。 Debug Authentication ends without AHB access. SPSDKAppError: Debug Mailbox authentication failed: SPSDK: Problem with debug mailbox occurred: Access to AHB is not granted. 不知道您是否已经成功解决了这个问题。 如果可以的话,我可以向您请教一下吗? 雅比斯 Re: unable to load secure boot 你好,迈克、 我可以看到你是手动调用 blhost 命令的。你试过高效密码学标准(SEC)的工作流程了吗?是/否? 如果没有,您是否注册了密钥和 sbkek.bin?没有 SBKEK,就无法接收加密的 SB 文件。 看看生成的 write_win.bat 会做什么。 另外,我很好奇你为什么要使用手动步骤。 此致, Libor Re: unable to load secure boot 我也无法成功完成调试验证: ########################################################################################################## Open a debug port - operation started at 2025-02-06 16:56:21 ########################################################################################################## Executing script C:\SecureProvisioningBuild2\debug_auth\open_debug_port.bat ERROR: Script failed with return code: [2]ERROR ### SCRIPT: Open debug port:C:\SecureProvisioningBuild2\debug_auth\open_debug_port.bat call"C:\nxp\MCUX_Provi_v10\bin\_internal\tools\spsdk\nxpdebugmbox.exe"-p 1.0 -i pyocd -s OSAYAQGQ auth -b 0 -c"C:\SecureProvisioningBuild2\debug_auth\debug_auth_cert.dc"-k"C:\SecureProvisioningBuild2\keys\debug_authentication_key_RSA_2048.pem" 警告:__main__:-p/--protocol 选项已被弃用,将在 2.4 版中删除。(自启动起 1701ms,nxpdebugmbox.py:259) 警告:__main__: 未指定系列。这是一个新选项,自 SPSDK 2.4 起必须使用。请更新您的脚本。(自启动起 1701ms,nxpdebugmbox.py:279) 弃用警告:命令 "auth "已被弃用。 # 接口 ID 描述 — 0 PyOCD OSAYAQG Q 恩智浦半导体 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.224 警告:spsdk.dat.DEBUG_mailbox: THE 未指定 debug 邮箱访问端口索引,尝试自动检测。(自启动起2396ms,debug_mailbox.py:194) 调试验证结束,无 AHB 访问权限。 SPSDKAppError:调试邮箱验证失败: SPSDK:调试邮箱出现问题:未授予访问 AHB 的权限。 nxpdebugmbox failed ### 脚本 `Open debug port` 的结果:失败(返回代码 = [2]ERROR) 操作状态:失败:打开调试端口
View full article
S32K3 SPD DMA 您好。 我使用 RTD400 和 SPD105,开发板是 S32K312 144P 开发板 我在测试的 UART+DMA 程序中添加了 FCCU 模块,但没有进行任何设置。即使未参考头文件,也没有在代码中初始化 FCCU 部分,该程序也会在 clock_ip_setWaitStates 时死亡 我在已测试的 SPD 模块程序中正常添加了 uart 模块(包括 RAM 和闪存注入错误),然后添加了 DMA 模块,但未作任何设置。即使代码中没有参考头文件和初始化 Fdma 部分,该程序仍将处于函数 Clock_Ip_SetWaitStates() 中;然后它会进入硬件错误中断。 我上传了 UART+DMA 的代码,没有添加 FCCU 模块,可以正常运行。但是,添加后,时钟初始化程序会出现硬件错误。出现这种情况的原因是什么,如何解决这个问题? Re: S32K3 SPD DMA 我也遇到了类似的问题。在 Dma_Ip_Init() 和 Rm_Init() 之后运行Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend() 或Lpuart_Uart_Ip_AsyncReceive() 时,使用 S32K312 的UART 中断模式 可以正常工作,但会进入HardFault_Handler()。 有人能帮我一下吗? Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 很抱歉,我们不支持 IAR,您可以参考我们提供的链接文件进行修改。 Re: S32K3 SPD DMA 能否提供 icf 文件?我需要在 IAR 中使用它 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 我们找到了问题的原因。 这是因为 S32 DS 提供的链接文件存在配置问题。 我们用 S32 DS 中的链接文件替换了 SPD 代码包,这个问题就可以解决了。 因此,请参考附件中的链接文件进行进一步测试。 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 内部团队已重现该问题,目前正在排除可能的原因。 更新时间 : 7/23/2025. Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 我还没有收到内部论坛的回复,感谢您的耐心等待。 更新数据:2025 年 7 月 15 日。 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 我还没有收到内部论坛的回复,感谢您的耐心等待。 更新数据:7/7/2025。 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 我今天早上又催了一次,但还没有收到内部论坛的任何回复。 Re: S32K3 SPD DMA 有什么进展吗? Re: S32K3 SPD DMA 你好@Ne01096 这可能是一个错误,我需要与设计团队确认我是否忽略了什么。 目前的情况是,只要我添加了 DMA 模块,它就会在初始化时钟时进入硬停机状态。 我在不同版本中进行了测试,结果都是一样的。 Re: S32K3 SPD DMA 我在 exceptions.c 中添加了一些代码主要用于处理由错误注入引起的硬件错误。其他部分保持不变。 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 我在测试您提供的项目"S32K312_SPD104_DMA_UART" 时遇到了您的问题。 我还没有找到原因,但从理论上讲,如果您的设置与"S32K312_SPD104" 相同,应该不会出现这样的问题。 明天我将尝试在"S32K312_SPD104" 中修改您的代码。 这需要一些时间,而且您可能已经修改了启动文件。 Re: S32K3 SPD DMA 我之前上传的代码可以运行。单独添加 FCCU 模块将导致操作失败。 我重新上传了两份代码。 根据 SPD104 版本,可以正确运行测试 RAM 和 FLASH 注入错误的文件。(S32K312_SPD104) 另一个无法正常运行。在前面的代码中额外添加 DMA+UART 部分,该部分将位于 Clock_Ip_SetWaitStates();输入硬件中断 (S32K312_SPD104_DMA_UART) 请看一看。谢谢。 Re: S32K3 SPD DMA 你好@Neo1096 首先,我测试了你提供的项目,没有遇到你提到的问题。您能否提供更多信息,以及是否需要做一些改动? 第二,对应于 4.0.0 的 SPD 版本P24 应为 1.0.4。您可以尝试安装 1.0.4 版,然后再试一次
View full article
XGATE 问题 MC9S12XEP100。我想使用 XGATE 做一些代码实验,用绝对汇编程序编码。使用 Code Warrior 5.9.0 特别版 版本 5294 甚至有可能做到这一点吗? 此致, 罗伯特-希伯特 Re: XGATE Question 嗨,快、 听到你的声音我真是太高兴了 我发现在这个用汇编程序为 XEP100 编程的世界里非常孤独,尤其是当你把 XGATE 加入其中的时候。XEP100 可以实现我想要的一切,甚至更多。我不会说"C" ,但我非常喜欢绝对汇编程序。我尝试重新定位的唯一原因是,到目前为止,这是我能让 XGATE 正常工作的唯一方法。 我一直在花大量时间研究手册和我能找到的所有应用程序说明,以获得如何实现目标的线索。当我遇到困难时,我会感到非常沮丧,但当事情成功时,我又会感到非常有成就感。这几乎是一份全职工作。 如果您能抽出时间帮我指明方向,那就太好了。我希望能与你们分享我的项目。如果您愿意,我们可以在论坛外继续讨论,或许可以将积极的结果公布出来,供其他人使用。 我会试着给你发一条私人信息,这样我们就能建立联系了。 非常感谢您的关注。 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 我只用 XGATE 汇编语言编写。也许我能帮上忙。我喜欢这该死的东西。不清楚为什么要重新定位代码。你不可能用汇编程序填满 32K,因为没有理由不使用子程序。代码战士可能不适合执行任务。显示一个好的 .asm锉刀 我使用的是 6502 和 8080,7 个寄存器太奢侈了。 Re: XGATE Question 尽管我已经尽了最大努力,但仍无法用绝对汇编程序编写任何 XGATE 代码。不过,我在用可重置汇编程序编写一个程序方面取得了一些进展,现附上该程序。 下一步是将我用绝对汇编程序编写的一些代码尝试转换为可重置代码,并添加 XGATE。到目前为止,我还没有取得很大进展,但至少我现在有了一些可以工作的 XGATE 代码。 感谢拉迪斯拉夫的协助。 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 这是一篇大作文,而且是用"C" 写成的,我完全无法理解。 我确实有 AN 2734,HCS12X 系列 Memory Organization,但我看不出里面提到 XGATE。当然,MC9S12XEP100RMV1 02/20/13 确实包含 XGATE 内存映射。我会再研究一下这两本书,看看是否有更清晰的认识。 如果可以的话,我们能否回到我早些时候(7/21/25)在这个主题中提出的一个问题。我注意到在 10.9.2 版本的参考手册中有代码示例(Transmit " Hello World!" 在 SCI 上)。这向我表明,可以用绝对汇编程序编写使用 XGATE 的代码。但是,当我尝试在 Code Warrior 上运行代码时,它却卡住了,并告诉我"CPU S12X" 不是 hc12 指令。 要运行这段代码,我需要做些什么? 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, 很久以前,我给你寄过一张记忆地图。现在您应该了解哪个内核使用哪种寻址模式,以及如何访问数据和代码。 CPU 在 PPAGE_OFFSET 上运行,但通常使用 GPAGE_offset 读/写数据,以简化访问。 XGATE 可通过闪存或 RAM 运行。在从 RAM 运行之前,必须将其从闪存复制到相应的内存空间。如果希望 XGATE 从闪存运行,则需要在创建项目时进行配置,然后就不需要复制了。 我的建议是,始终通过正确的内存位置在每个模块中引入代码... 例如 #pragma CODE_SEG DEFAULT #pragma DATA_SEG DEFAULT #pragma CODE_SEG XGATE_CODE_FLASH #pragma DATA_SEG SHARED_DATA #pragma DATA_SEG XGATE_DATA 对于复制过程(如果使用--我不打算检查),我建议使用 GLD/GST 指令,以便轻松访问全局内存空间。如内存映射图所示,使用 16 位寻址(从 CPU 的角度看),只有部分 RAM 可以访问数据。要写入通过 16 位寻址不可见的 RAM 部分,必须使用 GPAGE 或 RPAGE 寻址模式。但是,当 XGATE 运行时,它会使用 16 位寻址查看整个 RAM。 当然,即使代码从闪存中运行,仍可以使用 copyToRam 函数来初始化 CPU 和 XGATE 的变量。 我强烈建议始终使用模拟器或调试器进行测试,以便更好地了解行为。必须测试内存窗口中的不同地址,即在同一地址空间内但使用不同寻址模式的地址,以验证它们之间是否可见相同的内容。 坦率地说,我目前正在 XDT512 上创建自己的业余项目,也需要进行大量调试,以确保一切都符合预期,结果也符合预期。此外,警告也是必须阅读的内容。我把显示功能放到了 xgate 中,由 CPU 通过 swi 调用它们。为了避免出错,我总是使用整数作为变量(xgate 会给数组和结构带来问题,因为 char 不是很好的变量)。我还必须为指针创建转换函数......可参见 conversion.c。而且我还使用了特定的方法来初始化从 cpu 传递给 xgate 的输入参数... 例如,你可以看到 lcdcSetup (...。),我调用 CPU,它填充了特定的结构,然后在 lcd_command_wrappers.c 模块中准备好数据集之后,void lcdxSetup(TuI 设置)使用该结构,然后在数据准备好后由 SWI 用上市 xgate。当然,也可能需要准备一定量的共享数据并采用不同的方法,但这就是我从 CPU 向 xgate 函数传递参数的方法。 我不想混淆或吓唬你们。我只想说,组合越多,期望越高,需要解决的问题就越多,任务就越复杂。经过最初的努力,一切都会变得更加容易和清晰。一切都可以变得简单或复杂。我有一个用于 CPU 的 LCD 模块,想尽可能方便地将它与 xgate 连接,于是就用了这个解决方案。这可以说是毫无用处的,因为 XGATE 的目的是用于小型快速任务。在这种情况下,我想把 CPU 从长时间发送数据的任务中解脱出来。 目前,我也遇到了一些问题,但我会一步步解决,这也是我对你们的建议。 S12X 设备非常简单,你可以完全删除编译器生成的所有文件,只需将堆栈作为代码的第一条指令加载即可,然后一切都在你的控制之下。 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 最近这里的事情太忙了,我没有太多时间花在我的项目上,但我终于可以重新开始了。我一直在研究你发给我的代码,以及我可以用 Code Warrior 创建的示例。从本质上讲,它是在 RAM 中添加了 XGATE 的可重置汇编程序 Fibo 计算程序。 我相信我已经很好地理解了它的工作原理,但有一件事让我很困惑。 当我逐步浏览代码并关注寄存器和内存时," CopyToram " 宏对我来说不太有感知。PPAGE 为 $FE,GPAGE 为 $7F,RPAGE 为 $F8。 我希望闪存中的 XGATE 代码从逻辑地址 $7F8000 开始,然后复制到逻辑地址 $F81100 的 RAM 中。但事实上,XGATE 代码是从逻辑地址 $FE8000 开始的,它能很好地复制到预期的 RAM 地址。 我错过了什么? 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, a) 清理后的项目附在原处。旧的那个被移走了。从功能角度看,旧版本也没有问题,只是不小心添加了一些东西。 现在应该没问题了。 b) 在指针位于空白窗口时按下鼠标右键,打开源文件,选择 xgate.dbg,然后断点进入 PIT0_Handler。 运行后,您可以看到它在 xgate 中停止。 以及 CPU 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 我可以运行您的 .asm如果我切换到 USBDM,我的板上有代码,但我收到以下消息。它们不会阻止我制作或运行程序: ************* 项目"XP100-PIT_XGATE_SEMAPHORES-ASM-C52.mcp 的目标"标准" 中的以下访问路径"无法找到: (项目)...\XP100-PIT_XGATE_SEMAPHORES-ASM-C51 在目标"中找不到"XP100-PIT_XGATE_SEMAPHORES-ASM-C51.mcp" 标准" ******** 我可以设置断点,并在 source1 窗口中逐步查看源代码。 我想设置断点并逐步浏览 XGATE 代码,但它并没有出现在 source2 窗口中。我是否漏掉了什么设置? 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 非常感谢你们的帮助,谢谢。如果可以的话,我会用"C" 进行编码,但我不懂这门语言。我曾尝试自学,但对我来说太晦涩难懂了。我喜欢汇编程序,因为我可以用调试器观察寄存器和内存。这对我来说是有感知的。我的程序并不庞大,而且只有我一个人创建。所以我更喜欢绝对汇编程序。 总之,我会仔细研究你的附件,看看能做些什么。再次表示感谢。 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, 好吧,我现在再创建一个示例(基于 c 项目,拆解后移植到 asm 项目),只是想知道我是否忘记了。 ......不是 RTI,而是两个 PIT 生成时段。一个位于 CPU(PIT1),另一个位于 XGATE(PIT0)。两个模块都使用一个共享的 8 位变量 XGATE_diodes,该变量在 PIT 中断中被修改,对该变量的访问由 Semaphores 控制。 它让你知道,我认为一切。我还使用了不同的寻址方式:一次是寄存器定义,一次是直接编号......仅举一例。 ......正如我多次表达的那样....,在这种情况下,我不会在 xgate 使用 asm 编程。更简单的是 C 代码,它也能自动解决你可能遇到的许多问题。 ASM 和 C 项目附后。 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 我花了几天时间深入研究代码,一步一步地看,并记录下每一步相关寄存器和变量的状态。我确定变量 XGATE_Counter 位于地址 $2100:2101 处,变量 Counter 位于地址 $2102:2103 处,变量 FiboRes 位于地址 $2104:2105 处。 我按照您的指导逐步完成了 XGATE 代码,并观察了 RAM 内存。后来我才恍然大悟,原来我并没有完全理解这段代码的工作原理。我以为 XGATE 是用来更新 Counter 的,但情况似乎并非如此。它所做的只是递增 XGATE_Counter,与计算斐波那契数字无关。 假设这些都是正确的,那么这将是一次相当难得的学习经历,但我仍然对如何使用 XGATE 感到困惑。 我想先在一个简短的例程中使用 RTI 来建立一些时间率并设置一些标志,这样程序就可以在主循环中将它们用于不同的例程。是否有一些示例代码可以帮助我接近这一目标? 谢谢! 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, SWI 仅在示例中启用,因此我建议您设置断点 然后选择 XGATE 窗口(如图所示为深蓝色),按运行键。每次中断结束时,当中断进入中断机时,它都会被评估为待处理的中断,因此它会再次用上市。 ....并能看到所有变化 ... 几步之后 .... 只是举一个不同方法的小例子... 我目前正在玩(业余活动)将 LCD 驱动程序移至 XGATE... 但是在 C 语言中我使用 SW 触发信号来用上市像这样的 LCD 服务例程... 例如... 我有定义... #define SET_SW_TRIG_LCD XGSWT=(0x0101<< SWI_LCD) // SWI_LCD 为 0 ... 选择 SWI_0 #define REL_SW_TRIG_LCD XGSWT=(0x0100<< SWI_LCD) 然后是 HD44780.c它准备共享数据并用上市SWI的液晶屏服务例程。 tuC lcdCoutTextLC(TuC 线、tuC col、tsC *str){ if(LCD_IS_BUSY) 返回 C_LCD_IS_BUSY; xgateCmdBlock.func_id = LCD_OUT_TEXT_LC; xgateCmdBlock.params.lineColText.line = line; xgateCmdBlock.params.lineColText.col = col; xgateCmdBlock.params.lineColText.str = str; SET_SW_TRIG_LCD;<< < < < < < < < < < < < < < < 这里我启动 LCD 服务 } ... 然后我在 xgate.cxgate 中版本它是为了为下一步行动做准备...XGSWT 值还用作 LCD 忙碌的标志 中断 void SoftwareTrigger0_Handler(void) { LCDxCommandExecution(); REL_SW_TRIG_LCD;//版本 SW 触发信号 0 } 代码已翻译如下... (XGSWT = (0x0100 < < 0);) 12: REL_SW_TRIG_LCD;//版本 SW 触发信号 0 0008 f200 LDL R2,#0 000a aa01 ORH R2,#1 000c f300 LDL R3,#%XGATE_8(_XGSWT) 000e ab00 ORH R3,#%XGATE_8_H(_XGSWT) 0010 5a60 STW R2,(R3,#0) 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫 Re: XGATE Question 我在这方面进展不大。我按照你的建议,用可重置汇编器和 XGATE 创建了新的示例项目。当我运行它并再次停止时,我可以看到计数器和 Fibo 结果都已更新。当停止运行时,我可以看到 XGATE R1、R2、R7、PC、MCTL、CHIP 和 VBR 发生了变化,或者至少有一些发生了变化。 当我浏览 main.asm 代码时,我可以看到数字和寄存器的更新,但看不到运行 XGATE 代码的地方。 看起来 XGATE 代码所做的只是在触发信号软件中断时更新计数器,但我看不出是什么引发了 XGATE 的软件中断。 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 是的,我试过,但没有成功。也许我只是一次性传输了太多的代码。我再试一次,慢慢来。谢谢。 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, 你有没有尝试过创建一个使用 sw 触发信号示例创建默认结构的新项目。它还介绍了共享变量处理(非 Semaphores)。有了这些,您就可以用自己的代码对其进行扩展。但是,我建议一步一步来,审查所有内容。 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫 Re: XGATE Question 你好,拉迪斯拉夫 我一直在研究《XGATE 汇编程序手册》.PDF 文件,在你指出的地方找到了它,但恐怕里面的解释对我来说并不清楚。 在反复阅读 MC9S12XEP100RMV1 手册时,我确实发现有一些内容向我表明,用绝对汇编程序为 S12X CPU 和 XGATE 编写代码是可能的。它位于手册第 10.9.2 节,标题为代码示例(在 SCI 上传输"Hello World" )。 但是,当我尝试用 Code Warrior 运行它时,它马上就瘫痪了。第一个错误是"CPU S12X" 不是 hc12 指令或指令。 运行该程序需要做什么? Re: XGATE Question 感谢拉迪斯拉夫我看看能否在那里找到答案。 此致, 罗伯特 Re: XGATE Question 您好, 我不认识任何从事绝对装配工作的人,尤其是使用 XGATE 的人。可以创建多核(CPU+XGATE)的可重定位程序集项目。 一些信息可以在 CW 的安装文件夹中找到 - Assembler_XGATE.pdf 文件......例如在我的电脑中... c:\Program Files (x86)\Freescale\CWS12v5.2\Help\pdf\ 顺祝商祺! 拉吉斯拉夫
View full article
s32k144 aips の使い方は? ハイ フラッシュメモリを動的に保護したり保護解除したりする必要があります。 SO、MPU とフラッシュ保護レジスタ、AIPS について勉強しました。 MPU およびフラッシュ保護レジスタは解決できません。 また、AIPS(ペリフェラルアクセス保護)の説明は、RM で使用するには不十分です。 OPACR の wp ビットは関連していると思います。 しかし、各 wp ビットがどこを示しているのかわかりません。 AIPSの使い方を詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは@minsky 、 新しいThreadを作成していただけますか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは。周辺機器のアクセス制御では、どのレジスタとどのスロットにあるかをどのように決定するのでしょうか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 「X」は、S32K1 派生製品にペリフェラル アクセス制御が存在することを意味します。 FTFC の周辺アクセス制御は、OPACRA のスロット 0 にあります。 要件によって異なりますが、FTFCレジスタを書き込みから保護する場合は、OPACRA[WP0] = 1を設定します。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、ダニエル 「x」は何を意味していますか? どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? : FTFC を書き込み禁止にしたいです。 SO OPACR Slot1 が該当します。 でもどうやってCAN? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? RM に添付されているS32K1xx_Mamory_Map.xlsxを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
imxrt1170 EVKB こんにちは、 現在、開発には i.MXRT1170 EVKB を使用しており、ポーリング モードで正常に機能している evkbmimxrt1170_enet_txrx_transfer_cm7_100M の例を使用しています。ただし、代わりに割り込み (ISR) モードで動作するように変更したいと考えています。 これを実装する方法を誰か教えていただけませんか? ご回答をお待ちしています。 Re: imxrt1170 EVKB わかりました。やってみます。 ありがとうございます パルト Re: imxrt1170 EVKB こんにちは、 最新の SDK のすべての関連例については、 https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/tree/release/25.06.00/driver_examples/enetをご覧ください。 txrx_multiring_transfer からの割り込みをサポートする例があるようです: https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/blob/release/25.06.00/driver_examples/enet/txrx_multiring_transfer/enet_txrx_multiring_transfer.c#L347   しかし、それは 1G enet のようです。https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/driver_examples/enet_1g/txrx_multiring_transfer/readme.html
View full article
S32K118 中的非对称算法库支持 你好 要使用带有 cSec 部分的 S32K118,我想知道恩智浦是否为非对称网络安全算法提供了任何库,(主要需要 ed25519ph) 如果是,我可以从哪里快速集成并进行烟雾测试和性能检查。 如果没有,是否有适用于 S32K118 的第三方库? 谢谢您! Re: asymmetric algorithm library support in S32K118 嗨@zzzzz 恩智浦 S32K1 系列微控制器中的 cSEC(加密服务引擎——压缩)模块不支持任何非对称加密算法,包括 RSA、ECC、Ed25519 等。 1.网上有很多实现 Ed25519ph 的轻量级 C 语言库,但由于我们没有测试过,所以不能向您推荐。 2。如果性能或网络安全要求很高,可以考虑通过 SPI/I2C 接口连接支持非对称加密的外部安全芯片(例如恩智浦 A71CH 或 ATECC608A)。
View full article
MCXN947:添加 PWM SDK 元器件时出错 亲爱的恩智浦团队 我正在查看这个例子: https://github.com/nxp-appcodehub/dm-fashion-mnist-recognition-on-mcxn947/tree/df78550534b2a30410f56311cad05eb18956ed16 该示例在我的 FRDM-MCXN947 上运行良好。当我尝试通过 " Manage SDK 元器件 " 工具添加一个 PWM SDK 元器件时,编译中断时出现了许多错误。 有什么办法可以解决这种情况吗? 顺便说一下,我使用的是 MCUXpressio IDE 24.9 和 SDK 2.16.1 版。 谢谢。 MCX N Re: MCXN947: Erros Adding PWM SDK Components 你好@wklee 您能否尝试手动将 pwm 驱动程序添加到该项目中? BR 哈利 Re: MCXN947: Erros Adding PWM SDK Components 我从 GitHub 下载了示例,并将其导入到 mcuxpresso。 然后,我尝试通过 SDK 管理器添加 PWM 驱动程序。 它要求更新源代码,我同意了。之后,又有许多编译中断。 谢谢。 Re: MCXN947: Erros Adding PWM SDK Components 你好@wklee 请问您是否创建了新项目? 如何重现这个问题? BR 哈利
View full article
fsl_iap 消去/プログラムチェックは 25.6 で完了します fsl ライブラリを 25.6 にアップデートすると、fsl_iap.c の消去およびプログラム関数にクロックが 100 MHz を超えているかどうかのチェックがあることに気付きました。 ここで、kCLOCK_CoreSysClk がチェックされます。これは、UM11126 の 43 ページの図 4 にある main_clk です。これは、CPU への実際のクロックである kCLOCK_BusClk に対してチェックする必要があると思います。 敬具 フォルケルト LPC55xx Re: fsl_iap Erase/Program checks clock in 25.6 こんにちは@Folkert はい、その通りです。 kCLOCK_DivAhbClkを2に設定すると、 fsl_iap 関数は kCLOCK_BusClk をチェックする必要があります。 BR ハリー Re: fsl_iap Erase/Program checks clock in 25.6 親愛なる@Harry_Zhang ご回答ありがとうございます。 クロックを PLL0 にコネクテッドした LPC55S69 を使用します。これは 150 MHz で動作し、通常はkCLOCK_DivAhbClk を1 に設定します。フラッシュに書き込むときは、CPU を 75MHz で動作させるためにkCLOCK_DivAhbClk を2 に設定します。これで機能します。 このCASE、fsl_iap 関数は kCLOCK_BusClk をチェックする必要があります。これは、kCLOCK_CoreSysClk と異なるためです。 敬具 フォルケルト Re: fsl_iap Erase/Program checks clock in 25.6 こんにちは@Folkert このデモをチェックしました。 私は発見した CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivAhbClk, 1U, false); SO、kCLOCK_BusClk は kCLOCK_CoreSysClk と同じです。 そしてそれを印刷します。それらは同じです。 CANテストすることができます。 BR ハリー
View full article
如何在 K82 微控制器中使用 QSPI 别名区 尊敬的各位, 我目前正在研究 FRDM-K82F 评估板上的 led_demo_qspi_alias 演示项目,以更好地了解如何利用 K82 微控制器上的 QSPI 别名区域进行调试。 我仔细地按照 MBOOTQSPIUG 文档中概述的步骤进行了操作,但遗憾的是,我无法实现预期的结果。 作为参考,我还在恩智浦社区论坛的主题下描述了我的问题 " frdmk82 使用 led_demo_qspi_alias 示例项目 " 时的疑难解答 现在,我决定尝试通过 J-Link 调试器和 MCUXpresso 加载项目,并观察到以下行为: 启动时,程序计数器似乎卡在引导程序区。 但是,如果我手动将程序计数器设置为 main() 的地址(从 .map文件),调试会话就会成功启动。 能否请您说明一下导致这种行为的原因?特别是考虑到 MBOOTQSPIUG 文件中的程序在我的情况下似乎不起作用,是否有建议的方法绕过这个启动问题? 提前感谢您的支持。 亲切的问候, Vladimir Zitoli Re: How use QSPI Alias region in K82 microcontroller 你好@Vladimir_Zitoli 感谢您与我们联系。 - 您是否参考过"第 8 章 在 QuadSPI 别名区" 的MBOOTQSPIUG 文档? 本章介绍如何从别名内存区下载和运行应用程序。请注意,说明步骤基于 IAR IDE。如果使用 MCUXpresso IDE,在配置链接器文件时要特别注意。 例如: -如果你的目标只是在 MCUXpresso IDE 上调试 “led_demo_qspi_alias_a000” 演示,请将 “RESET 处理” 设置更改为 SOFT,如下所示。 将板载调试探针更改为 CMSIS-DAP。 BR 爱丽丝
View full article
S32ZE MBDT mTopR52_SPF_multiCPU 示例问题 您好, 我在尝试编译和生成示例项目的代码时遇到了问题,"mTopR52_SPF_multiCPU" 。 这是我收到的错误信息: 于是我试着运行脚本: mbd_s32ze_build_multicore('mTopR52_SPF2_MultiCPU') 但我发现了以下错误 未识别字段名"Core_type". 在 mbd_s32ze_build_multicore>@(x)mbd_s32ze.nxp.target.get_target_core(x.Core_type) 中出错 在 mbd_s32ze_build_multicore 中出错 Re: S32ZE MBDT mTopR52_SPF_multiCPU example issue 你好 您使用的是哪个版本的 MATLAB?您可以尝试在命令行中运行 mbd_s32ze_path 脚本,然后运行 sl_refresh_customization,并重新启动 MATLAB。 此外,验证是否已从 Hw Settings-> 硬件实现-> 多核中启用多核,然后尝试使用 “版本选定节点” 按钮进行构建。 需要注意的是,使用 SPF2 内核需要高级许可证和启用 DSP/ML 选项的处理器。如果您没有此类许可证,请联系恩智浦销售团队。
View full article
安装 HSE 后应用程序固件损坏 使用固件 S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0 安装 HSE 后,我安装了完整的内存。 我的应用程序代码不再工作。在调试模式下,尝试访问闪存时可能会出现致命故障。 要与 HSE 合作,我是否需要更改申请中的某些内容? 我只想让 HSE 生成随机数。 Re: application firmware broke after installing HSE 你好@ggreguer 如果 HSE 已启动并运行,如果仍处于 CUST_DEL 生命周期,则可以使用服务 HSE_SRV_ID_ERASE_FW。这将擦除 HSE 固件和 SYS_IMG,所以从 HSE 的角度来看,它几乎就像 "RESET" 一样。我之所以说 "几乎",是因为它不会影响在 OTP 存储器 UTEST 闪存中编程的数据。这意味着,如果UTEST 中的 HSE 功能标志已编程,且已安装 FULL_MEM 固件,则 HSE 保留区域仍将保留。如果安装了 AB_SWAP,UTEST 中的 OTA 标志已编程,因此即使在 HSE FW 擦除后,仍会保留 AB_SWAP 固件的区域。因此,它不是 100% RESET。 如果 HSE 固件出了问题,导致无法启动,则需要恢复固件或通过 SBAF 擦除固件 - 这可以通过握手机制完成。遗憾的是,在这种情况下别无他法。 此致, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 嗨,@lukaszadrapa,你好吗?我会检查这些标志,进一步调查可能发生的情况。 同时,有没有办法对这些锁定的 MCU 进行主 RESET?我需要 RESET 才能从 HSE 中移除所有内容,让它恢复正常工作。我锁定了好几个板,它们确实是必要的。 Re: application firmware broke after installing HSE 如果 HSE 出了问题(时钟配置错误导致的致命错误、HSE 内存资源中的 ECC 错误......),则有可能闪存已为 HSE 锁定,但由于某些错误,操作尚未完成。你可以在 0x4039_C028 位的 16-29 位查看 HSE GPR 寄存器(参见 HSE 固件参考手册 v2.6,表 143)。HSE_CONFIG_GPR3)上的状态位。如果某些位在 RESET 后大约 1 秒后仍被永久设置,那么 HSE 可能处于关机模式,必须开始握手程序。请参阅 HSE 固件参考手册中的 “14.6.7 HSE 固件握手”。我还在这里写了一些说明: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE-ERR-GENERAL/m-p/2072826/highlight/true#M47407 如果这还没有帮助,我需要更多详细信息,以了解故障的具体原因。 此致, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 我还有一个问题:有没有办法在我的 MCU 上执行硬RESET并将其恢复到以前的状态,这样我就可以毫无错误地擦除所有内存? 如您发送的图片所示,我已经通过等待 HSE 初始化测试了我的应用固件,但仍然无法正常工作。当我尝试使用以下方式向闪存写入数据时: C40_Ip_pFlashBaseAddress->DATA[0] = 0x00U; Re: application firmware broke after installing HSE 你好@ggreguer 1.安装 HSE 后,闪存中的部分内容将专门分配给 HSE 固件。您可以查看参考手册中的以下表格: 表 199。启用 HSE_B 固件使用功能标志时的配置详情 表 200。AB 交换配置 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3XXRM 表 199 实际上是安装 FULL_MEM 时的内存状态。 例如,如果使用 Pemicro 调试器,用户可根据安装的固件选择正确的闪存算法。这样的闪存算法就可以避免进入保留区域。 我相信,Segger 的工具会根据状态寄存器自动完成这项工作。详情请直接与 Segger 联系。 https://kb.segger.com/NXP_S32K3xx#HSE_activated https://www.segger.com/support/technical-support/ 2.安装 HSE 固件后,需要做两件事: - 需要等待 MU_0 中 FSR 寄存器中的 HSE_STATUS_INIT_OK 标志被设置。在此之前,你无法触发任何 HSE 服务。例如,您可以在 HSE DemoExamples 中找到类似的内容: 或者类似 RTD 中的例子: - RESET 后初始化时钟时,必须等待 PRTN0_CORE2_STAT 寄存器中的 WFI 位。这一点表明 SBAF/HSE 处于 IDLE状态,时钟可以更改。在 HSE 运行时不能更改 HSE_CLK,否则会导致不可预测的行为。早期版本的 RTD 驱动程序没有这样做,而是由用户自行决定。现在它已得到修复,并在 RTD 5.0.0 及更高版本的时钟初始函数中实现。 问候, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 安装 HSE 后,我也无法使用 j-flash 擦除内存。 Re: application firmware broke after installing HSE #hello@lukaszadrapa 我正在开发 S32K3X4EVB-T172 板并尝试安装 HSE 固件 HSE 固件刷新成功,但我的应用程序始终停在: if (FALSE == checkHseFwFeatureFlagEnabled()) { /* Stuck here */ } 因此,HSE FW 初始化无法进行。 我检查了 UTEST 区域 (0x1B000080),得到的值是 0XFFFFFFFF ,请查看我们的项目和图像,并帮助我们解决这个问题。 谢谢
View full article
eMMC 上の DTB とカーネル イメージを更新する簡単な方法はありますか? 開発中は、DTB とカーネル イメージを頻繁に更新する必要があります。 SD カードの使用は非常に便利です。カード リーダーは、FAT パーティション上の DTB とカーネル イメージを読み書きCAN。 しかし、eMMC の使用は非常に不便です。もっと簡単な方法はありますか? Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? これがより良い方法だと私は信じています。 UUUを使わずにeMMC上のLinuxカーネルとdtbをアップグレードする方法 Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? こんにちは、 fastboot モードに入るには次のものが必要です: 1. ボードの電源を入れ、任意のキーを押してブート フローを停止し、U-boot に入ります。 2. U-boot で次のコマンドを入力します。 fastboot 0 次のコマンドを使用して、UUU でファイルを送信します。 uuu -v -b fat_write mmc 0:1 例: uuu -v -b fat_write hello_world.elf mmc 0:1 hello_world.elf よろしくお願いいたします。 Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? 前に述べたように、fastboot を使用してください。 ありがとうございます。 Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? こんにちは、 何についておっしゃっていますか? DTB を fastboot でアップロードしますか、それとも SD カードから eMMC をフラッシュしますか、あるいはその両方ですか? よろしくお願いいたします。 Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? 具体的にはどうすればいいのでしょうか? ガイダンス文書はありますか? ありがとうございます。 Re: Is there a simple way to update the DTB and kernel image on an eMMC? こんにちは、 U-boot から fastboot でボードを構成する DTB ファイルを更新し、UUU を使用してファイルを転送CAN。 イメージのフラッシュに関しては、UUU で再度フラッシュするか、SD カードから eMMC をフラッシュすることをお勧めしますが、このプロセスはより複雑だと思います。 よろしくお願いいたします。
View full article
RTD 6 クロックとRMドライバの変更 ハイ RTD 6 では、クロックや XRDC などのドライバに変更がありました。 XRDC の場合、XRDC では HSE が排除されました。 RTD 5の場合: RTD 6の場合: PLL でも同様のもの: RTD センター変調は削除されました。 これらの変更の理由は何ですか? よろしくお願いいたします! RTD Re: RTD 6 Changes in Clock and RM driver こんにちは@AxelRさん、 1.XRDCについては、バージョン5.0.0は「S32K3XXRM_Rev8_DraftB.pdf」をベースに開発され、バージョン6.0.0は「S32K3XXRM_Rev10_DraftA.pdf」をベースに開発されました。 XRDC_HSEはS32K3XXRM_Rev8に存在していましたが、S32K3XXRM_Rev10では削除されました。 2. PLLと同様に、 PLLFM[SPREADCTL]ビットの情報に基づいて中心変調が削除されました。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: RTD 6 Changes in Clock and RM driver こんにちは、ダン。 S32K3用のRTD 6.0.0、私はS32K388を使用しています: BR。 アクセル Re: RTD 6 Changes in Clock and RM driver こんにちは@AxelRさん、 使用したパッケージのバージョンと派生品は何ですか? よろしくお願いいたします。 ダン
View full article
在 i.MX RT 双图像设置中,HAB 身份验证成功,但出现警告(不支持的引擎 - DCP)1050 你好, 我正在为 i.MX RT1050 MCU 开发安全启动实现,并希望实现双映像身份验证 ——一个用于第二阶段引导加载程序,另一个用于应用程序映像,两者都位于外部闪存中。 设置概述 SRK、IMG 和 CSF 证书使用恩智浦安全配置工具 (SPT) 生成。 第二阶段引导加载程序由 ROM 使用 HAB 进行签名和验证。 应用程序映像在启动加载程序后存储在外部闪存中,可独立更新(如通过 USB 或 OTA)。 第二态引导加载程序会调用ROM HAB 应用程序接口(API),以在执行前验证应用程序映像。 实施细节 两个镜像(引导加载程序 + 应用程序)都使用相同的 SRK/CSF 密钥集签名。 在第二阶段引导加载程序中,我调用了 HAB 身份验证,如下所示: load_addr = (uint32_t) hab_authenticate_image_no_dcd(1,ivt_offset,image_start,字节); hab_image_entry_f hab_authenticate_image_no_dcd (uint8_t cid、uint32_t ivt_t 起始、大小_t 字节) { 返回 g_habrvtTree-> authenticate_image_no_dcd (cid、ivt_offset、(void **) & 开始,(size_t *) & 字节,空值);} 身份验证有效 — 该函数返回有效的重置处理程序地址,以确认图像已成功验证。 问题:HAB 警告(不支持的引擎 - DCP) 验证成功后,我使用 hab_rvt_report_status() 和 hab_rvt_report_event() 查询 HAB 状态和事件日志。 虽然身份验证通过了,但我始终收到HAB 警告,而不是 HAB_SUCCESS。 输出示例: Hab rvt 报告状态 = 0x69,配置 = 0xcc,状态 = 0x99 报告事件 #0-> 0xf0 [HAB EVENT #0](44 字节): DB 00 2C 43 69 0A C0 00 CA 00 24 00 02 C5 1B 00... 根据HAB4 文档对这一事件进行解码时,它表示 0x69 → 警告 0x0A → 不支持的引擎 0xC0 → 在 hab_rvt.run_csf() 中记录的事件 序列 02 C5 1B 00 映射到 图像密钥验证索引 协议:HAB_PCL_CMS 发动机DCP 默认配置 由此我明白,ROM 报告 "警告 "是因为它试图在 CSF 执行期间使用 DCP 引擎,但 DCP 在我的第二阶段引导加载器上下文中没有正确初始化或可用。 我的尝试 我使用 SDK 驱动程序手动初始化了 DCP:   DCP_Init(DCP,&config); (启用所有通道和默认设置) 但是,警告仍然存在 - 验证成功,但事件日志仍然报告 "不支持引擎 (DCP)"。 问题 在初级 HAB 验证SSB 过程中,ROM 如何初始化和使用 DCP? 手动调用 HAB ROM 应用程序接口时,会出现这种警告吗? 是否有可能从自定义引导加载程序调用 ROM HAB 身份验证 API 并实现 HAB_SUCCES S(无警告),还是在初始启动环境之外使用 ROM HAB API 时会出现此警告? Re: HAB authentication succeeds with WARNING (Unsupported Engine – DCP) on i.MX RT dual image setup1 你好@BiHDeveloper 感谢您的联系! 在深入研究之前,您能否手动修改 BD 文件,将 Header_Engine 设为 "any"?然后把结果告诉我 编辑:更新bd文件后,如上所示,再次版本镜像,注意SPT在版本映像时自动生成BD文件按钮。为了避免这种情况,您可以在项目工作区手动运行 build_image 脚本。然后将新图像写入处理器。 如果您发现任何变化,请告诉我。 迪亚戈
View full article
imx8MP swupdate 查询(如何获取 ext4 图像) 我的环境如下。 i.MX Linux Yocto 项目 BSP 6.1.22_2.0.0 版本 NXP i.MX 8MPlus 评估套件 (imx8mpevk) 要对 imx8MP 使用 swupdate,请参阅 SWUpdate OTA i.MX8MM EVK_rev3.pdf。 在“图像组装”的内容中有以下内容: 06-imx-图像多媒体--> ../slota/imx-图像多媒体-imx8mmevk.ext4 bitbake 的输出中没有 ext4 格式的图像。(有wic.zst和tar.zst) 如何获取 ext4 格式的图像?或者,我们可以使用 wic.zst 进行“图像组装”吗? 启动 ROM | 启动配置 | 闪存 回复:imx8MP swupdate 查询(如何获取 ext4 图像) 根据您指出的文档,我可以创建 ext4。 如果一开始就有文献的话,难度就会小一些,但是通过谷歌搜索获得的碎片化知识有其局限性。 谢谢。 回复:imx8MP swupdate 查询(如何获取 ext4 图像) 您可以参考文档 回复:imx8MP swupdate 查询(如何获取 ext4 图像) 感谢你的回复 我做了以下事情。 06-imx-图像多媒体->../slota/imx-图像多媒体-imx8mp-lpddr4-evk.wic.zst 并且,根据 readme.txt 的内容,我执行了下列操作。 截断-s 3000M 06-imx-图像多媒体 e2fsck-f 06-imx-图像多媒体 resize2fs 06-imx-图像多媒体 之后就会出现如下错误。 e2fsck 1.45.5(2020年1月7日) ext2fs_open2:超级块中的幻数错误 e2fsck:超级块无效,正在尝试备份块... e2fsck:尝试打开 06-imx-image-multimedia 时超级块中的幻数错误 无法读取超级块或超级块未描述有效的 ext2/ext3/ext4 文件系统。如果设备有效并且确实包含 ext2/ext3/ext4 文件系统(而不是交换或 ufs 或其他),然后是超级块 已损坏,您可以尝试使用备用超级块运行 e2fsck: e2fsck -b 8193 或者 e2fsck -b 32768 我现在该怎么办? 回复:imx8MP swupdate 查询(如何获取 ext4 图像) 或者,我们可以使用 wic.zst 进行“图像组装”吗? 是的,你可以使用它,没问题。
View full article
代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 作为实验,我标记了一个相当昂贵的函数 __RAMFUNC(SRAM_ITC) 令我惊讶的是,它的运行速度慢了约 10%。有人可以分享一下为什么会发生这种情况吗? 这是在 iMXRT1062 上,如果不是从 ITC 运行,则从闪存 (XIP) 运行。 i.MXRT 106x 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 你好@expertsleepers , iMXRT 系列所有 M7 内核的 FPU 设置应为 FPv5-D16。唯一的例外是 iMXRT1011,这里必须是 FPv5-SP-D16。 对于 M4 和 M33 核心,它也是 FPv5-SP-D16。 在 ITCM 中执行速度不如从闪存执行速度快的原因是,该函数可能太小,以至于完全可以放入缓存中。 然而,如果代码库规模增加,就会发生缓存破坏。这意味着函数执行的速度不再确定。 此致 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 你好@expertsleepers , 如果要调用的函数在地址范围内最多“远离”四兆字节,则可以使用直接跳转“BL”,而无需任何修饰。 此致 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 确实如此。 完整的情况是: 该代码使用了大量双精度数学。 该项目设置为使用单精度浮点 ABI,因此充满了函数调用,而不是 .f64运营。 当代码放入 ITCM 时,每个函数调用都经过了一层修饰。 选择双精度 ABI 后,该功能现在的速度提高了一倍,并且在 ITCM 中不会减慢速度。它也没有变得更快,但我确信这其中有更多平凡的原因。 🙂 我发现奇怪的是,该项目是使用错误的 ABI 创建的 - 它是从 iMXRT1062 模板创建的。 对于 FP ABI 来说,这个线程很有用: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/FPU-Type-options-for-MCUXpresso-for-double-precision-floating/mp/1231125/highlight/true#M12674 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 啊,是的,可能是这样。 只是为了清楚起见,从 ITC 到其他 ITC 函数的函数调用是否仍然很快? 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 你好@expertsleepers , 您从 ITCM 执行的代码是否调用位于闪存或 SDRAM/OCRAM 中的函数?由于编译器插入了饰面函数,因此这些现在更加昂贵。 当调用 Std-Lib 函数时,它们的位置也不太明显。 此致 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 但如果该函数是从闪存执行的,那么情况不也是如此吗? 该函数访问 OC SRAM 和外部 DRAM。我确信两者都会导致等待,但我不明白这怎么会使 ITC 比 XIP 慢。 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 该函数可能有一些例程需要另一个内存中包含的数据,从而导致执行时出现一些等待状态。 此致, 奥马尔 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 我明白。关注这个话题。 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 不幸的是,有问题的代码是一个非常大的项目的一部分。我必须尝试将其隔离到一个新的项目中 - 当然它可能不会表现出相同的行为。如果我设法创建一个小测试用例,我会发布。 回复:代码在紧耦合(ITC)内存中执行速度较慢 有趣的。您能提供一个测试用例吗?我想重现这种行为。
View full article
无法理解这一点 RM 我不太理解 RT1060 参考手册第 3 版中关于 LPSPI FRAMESZ 的描述(见截图)。 因此,之前它说 LPSPI 字长是 32 位,而我没有看到它的任何配置,那么它怎么会说最小字长是 2 位呢? 声明不支持 33 位的帧大小 - 是否只是这个值,33 位,某种程度上是特殊的,或者任何其他 (n * wordsize) + 1 也是(fe65 或 97 帧大小?) 提前致谢! i.MXRT 106x 回复:无法理解 RM 的这个部分 嗨,是的,现在这是有意义的 - 所以它是不完整单词的最小单词大小,它是框架中的最后一个单词。我相信如果你在这个或其他 RM 中有这个声明,最好用不同的词语来表达它,这样更容易理解 多谢! 回复:无法理解 RM 的这个部分 哈哈哈,笑话!欢迎来到现代“文献”的奇妙世界,您的选择要么是“缺失/不完整”,要么是“写得太糟糕以至于几乎无法理解”。 天哪,我多么怀念摩托罗拉时代的文档。从那时起,一切都开始走下坡路。
View full article
S32G399A M7原子力開発環境 開発にS32G399Aを使用しており、MCU開発環境のセットアップ中にいくつかの問題が発生しました。詳細は次のとおりです。 ソフトウェアバージョン IDE: S32 Design Studio for S32 Platform 3.5、アップデートバージョン3 測温抵抗体(RTD): SW32G_RTD_4.4_4.0.2_D2306 問題 関連する環境をインストールした後、MEX 構成インターフェイスでピン機能が無効になりました。手動で強制的に有効にしたとき、エラーが発生しました:エラー:Siul2_Port_Ip_Types.h:そのようなファイルやディレクトリはありません。 ピン機能が無効になるのはなぜですか、また、ファイルが見つからないというエラーの原因は何でしょうか? 考えられる原因と解決策 Re:S32G399A M7核開発環境 ありがとうございました : )
View full article