您好,
我在尝试编译和生成示例项目的代码时遇到了问题,"mTopR52_SPF_multiCPU" 。
这是我收到的错误信息:
于是我试着运行脚本:
mbd_s32ze_build_multicore('mTopR52_SPF2_MultiCPU')
但我发现了以下错误
未识别字段名"Core_type".
在 mbd_s32ze_build_multicore>@(x)mbd_s32ze.nxp.target.get_target_core(x.Core_type) 中出错
在 mbd_s32ze_build_multicore 中出错
你好
您使用的是哪个版本的 MATLAB?您可以尝试在命令行中运行 mbd_s32ze_path 脚本,然后运行 sl_refresh_customization,并重新启动 MATLAB。
此外,验证是否已从 Hw Settings-> 硬件实现-> 多核中启用多核,然后尝试使用 “版本选定节点” 按钮进行构建。
需要注意的是,使用 SPF2 内核需要高级许可证和启用 DSP/ML 选项的处理器。如果您没有此类许可证,请联系恩智浦销售团队。