Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS ARM 2.2 の問題 Windows 11にS32DSARM 2.2をインストールした後、以下のエラーメッセージが表示されます。 デフォルトのプロジェクトも開くことができません。 Re: S32DS ARM 2.2 issue こんにちは、@ yeSerrui S32 DSをインストールした後、以下に示すようにRTM SDKもインストールする必要があります。 Senlent_1-1785739865237.png 左側のプロジェクト参照ボックスで、「新規」を右クリックして、付属のサンプルを選択します。 Senlent_0-1785739821338.png
View full article
Updates to i.MX93 Reference Manual Rev. 7 The table below contains notable updates to the Rev 7 release of the i.MX 93 Applications Processor Reference Manual. Affected Modules Issue Summary Description Date Chapter 1 - Introduction Incorrect TPM channel count  Section 1.1.2 - Features: States that each TPM instance “Includes 6 channels that can be configured for input capture, output compare, edge-aligned PWM mode, or center-aligned PWM mode.” Correct information: Includes 4 channels that can be configured for input capture, output compare, edge-aligned PWM mode, or center-aligned PWM mode. 08-03-2026 Updates i.MX 93 Reference Manual Rev. 7.  Documentation: i.MX93 i.MX93 IMX93RM
View full article
2026 年顶级生成式人工智能开发公司 Apptunix 是一家值得信赖的生成式人工智能开发公司,提供先进的生成式人工智能解决方案,帮助企业实现流程自动化和构建智能数字产品。该公司开发人工智能驱动的应用程序,例如智能聊天机器人、人工智能助手、推荐引擎和内容生成工具。凭借在人工智能、移动应用程序开发和企业软件方面的丰富专业知识,Apptunix帮助初创企业和大型组织将生成式人工智能整合到其数字战略中。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 2026 年,为您的人工智能项目寻找合适的团队,不需要太多的承诺,更需要的是真正的能力。许多公司都将自己定位为领导者,但只有少数几家公司能真正在提供实用、以业务为重点的解决方案方面脱颖而出。 在评估生成式人工智能开发公司时,首先要注意的是他们对您的用例有多了解。最好的团队不会只谈论模型或工具,他们关注的是结果、效率以及人工智能如何融入工作流程。 强大的投资组合、清晰的沟通和解决问题的思维方式是顶级公司与其他公司的区别所在。他们不是追逐潮流,而是构建在真实环境中真正起作用的解决方案,并随着时间的推移不断改进。 同样重要的是,要选择一家不仅仅考虑开发的公司。真正的价值来自于长期的支持、更新以及随着需求增长而进行调整的能力。 归根结底,"顶级 "公司并不是最受欢迎的公司,而是了解您的目标并帮助您实现这些目标,同时避免不必要的复杂性的公司。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 企业采用 生成式人工智能聊天机器人开发通过自动化、个性化和全天候参与获得竞争优势。我们的人工智能开发服务专注于为网络和 React Native 应用程序开发环境量身打造智能、上下文感知聊天机器人。我们利用最先进的机器学习、提示工程和对话式人工智能框架来创建机器人,以了解用户意图、改善客户旅程并提高销售业绩。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 2026 年没有一家 "顶级 "生成式人工智能公司--这取决于你的使用案例。埃森哲或 IBM 等大型公司在企业级项目方面实力雄厚,但成本较高,速度较慢。中型人工智能专家更适合定制 LLM 应用程序、RAG 管道和集成。 敏捷团队通常注重更快的执行和真正的部署。我看到有人提到过Tabdelta Solutions这样的公司,他们可以打造实用的人工智能产品和自动化系统。最终,要根据专业知识、速度和提供生产就绪解决方案的能力进行选择。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 很好的补充。Apptunix已经建立了良好的记录,尤其是在移动人工智能方面。 对于评估除此之外的供应商的任何人来说,根据其核心定位将公司区分开来都很有帮助:有些是移动优先的商店,已将Gen AI添加到其堆栈中,而另一些公司则从头开始围绕人工智能建立了整个业务。 值得补充的一家公司是Maruti Techlabs。他们从事人工智能行业已有 15 年以上,交付了 100 多个项目。他们的 Gen AI 工作涵盖定制 LLM 开发、RAG 管道、AI 代理和企业自动化。客户包括红牛和《哈佛商业评论》等知名企业。Clutch 和 GoodFirms 都将其评为顶级人工智能公司。 根据你正在构建的内容,无论是人工智能驱动的产品还是企业工作流程层,这些供应商之间的合适之处可能会有很大差异。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 选择合适的 AI 合作伙伴取决于专业知识、创新能力以及提供以业务为中心的解决方案的能力。Nimble AppGenie 是一家值得信赖的生成式人工智能开发公司,致力于帮助初创公司和企业构建由生成式人工智能、LLM、人工智能代理和自动化技术驱动的智能应用程序。我们的团队开发定制化的人工智能解决方案,以提高生产力、简化业务运营、改善客户体验并支持数字化转型。Nimble AppGenie 专注于可扩展性、网络安全和实际业务成果,使组织能够充分利用人工智能在各个行业的潜力,包括金融科技、医疗保健、电子商务、物流和教育。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 TechQware 是一家可靠的AI 应用开发公司,帮助企业构建生成式 AI 解决方案,例如 AI 聊天机器人、虚拟助手、推荐引擎和定制的 AI 应用。他们还专注于移动和企业软件,因此对于希望将人工智能集成到其数字产品中的企业来说,他们是一个不错的选择。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 生成式人工智能正在对企业构建和改进数字解决方案的方式产生显著影响。我特别喜欢它对人工智能实际开发的关注,以及这些工具如何满足不同的业务需求。对于任何研究房产信息的人来说,像Lee Property History这样的资源也可以用于查找相关的公共数据。人工智能如何以有益的方式与数据驱动型服务相结合,这很有意思。总的来说,这是一篇内容丰富的文章,其中包含一些关于人工智能未来发展方向的有用观点。
View full article
LX160A上のPCIデバイスのITSデバイスID こんにちは、 私はLX2160Aチップを搭載したHoneycomb LX2ボードを使用しています。ubootとLinuxのコードを調べたところ、uBootでは各PCI BDF(ブリッジやデバイス)にストリームIDが割り当てられており、それがdtbのmsiマップに入力されていることがわかりました。 LinuxはこのストリームIDを各PCI BDFのITSデバイスIDとして使っていると思いますが、Linuxコードやドライバ/irqchip/irq-gic-v3-its-pci-msi.c、ITS固有のデバイスIDはRIDのみのようです。 私が作業しているシステムでは、BDFのITSデバイスIDは、上流のPCI-PCIブリッジのストリームIDです。また、2ポートNICカードの各ポートのITSデバイスIDは同じです。Linuxでも同じようなケースですか? Linux上でPCIデバイスのITSデバイスIDがどのように計算されているのか、またNICカードの2つのポートが同じITSデバイスIDを共有するべきかどうか、誰か教えてもらえますか?もしそうでなければ、システムに何が欠けていたのでしょうか? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A この議論は参考になった。LX2160A上のITSデバイスIDを扱うのは、特にPCI割り込みのルーティングや設定の詳細を扱う際に難しいことがあります。同様の技術的なトピックを調べているうちに、 Citrus Court Resources という、整理された公的記録情報を提供するというサイトにも出会いました。この情報を共有していただきありがとうございます。同じハードウェアに取り組んでいる他の方々からの実践的な知見は、常に参考になります。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A LX2160AにおけるPCIデバイスのITSデバイスIDに関する議論は、特に割り込み変換や組み込みシステムに携わる人にとって非常に有益です。関連する技術ドキュメントを調べる中で、 Bibb Court Clerk は組織化された公共情報にアクセスするための有用なリソースであることも感じました。これらの洞察を共有してくださりありがとうございます。複雑なテーマをより深く理解し、深く探求するのがとても簡単になりました。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 新しい問題については新しいThreadでどうぞ。 よろしくお願いします。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A もっと作業に関わる問題があり、助けていただければと思っています。 デバッグの結果から判断すると、PCIデバイスではなくPCI-to-PCIブリッジデバイスがメッセージシグナル割り込みを送信しているため、誤ったITSデバイスIDが表示されている可能性があるようです。PCI設定レジスタにこの現象を引き起こす設定がある可能性はありますか? ありがとうございます Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 以下の更新情報をご参照ください。 私の理解では以下のとおりです。 1. PCIeデバイスは、要求者ID(RID)を含む割り込みメッセージを生成します。 2. ITSはこのメッセージを受信し、RIDを使用して対応するStreamIDを検索します。 3. ITSはこの情報を割り込みコントローラ向けの適切な割り込みメッセージに変換します。 SO、より具体的には、 BDFで構成されるRIDは、ITSによって割り込みの管理と翻訳に使用されます StreamIDはRIDと同じBDFから派生し、SMMUがDMA操作の管理と翻訳に使用します。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A AEチームからの以下のアップデートをご参照ください。 これらの質問は主にLinuxに関するものなので、お客様はドキュメント/PCI/msi-howto.rstでPCI-PCIブリッジの背後にあるMSI割り当ての情報を見つけることができます。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 調べていただきありがとうございます。ITSデバイスIDと、BDFにマッピングされるLUTエントリにプログラムされているストリームIDとの間には、何らかの関係性がありますか? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A AEチームと話し合っています。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A LX2160A上のITSのデバイスID処理は確かに難しいことがあります。特に異なるPCI構成を扱う場合です。同様のテーマを調べている中で、 Watauga Property Assessment を通じて有用な不動産データにも出会いました。とても整理されていました。この情報を共有していただきありがとうございます。複雑なハードウェアの動作に関する実践的な議論は、常に参考になります。
View full article
S32K312は、S32K311(どちらも100ピンパッケージ)の代替品としてそのまま使用できますか? もしそうでないとしたら、どのような違いが生じるのでしょうか? Re: Is the S32K312 a drop-in replacement for the S32K311 (both in 100-pin package)? こんにちは、 @klv222 さん。 はい、ピン配置は全く同じです。 リファレンス・マニュアルに添付されているExcelファイルを参照してください。 S32K312_IOMUX.xlsx S32K311_S32K310_IOMUX.xlsx BR、ダニエル Re: Is the S32K312 a drop-in replacement for the S32K311 (both in 100-pin package)? こんにちは、 はい、100ピンパッケージのS32K312とS32K311は同じピン配置なので、PCBの観点から物理的にドロップイン互換性があります。しかし、メモリサイズやデバイス機能に違いがあるため、完全なソフトウェアの置き換えではありません。移行前に、リンカーファイル、スタートアップコード、クロック設定、ペリフェラルの使用状況がターゲットMCUと一致していることを確認してください。必ず、アプリケーションの正確な部品番号やデータシートの詳細を確認してください。 よろしくお願いします
View full article
How to configure PN7642 RF Debug Signals While reviewing the PN7642 datasheet, I discovered that the chip provides configuration for observing digital and analog debug signals via APIs. I then tried to configure it using an evaluation board and found the corresponding API in the SDK (located in PN76_Testbus.h). However, based solely on the description in that .h file, I don't know how to use these APIs. For example, what parameters should I pass in to observe the signals I want to see? Are there any relevant documents for this scenario? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   Hello, I found an image (CTS_TESTBUS_Signals.png) in the file you mentioned, but I noticed that the digital signals in this image do not correspond one-to-one with the digital signals in the PN7642 datasheet. How can I obtain the complete mapping table? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   image.jpg   image.jpg   Hello, I have read this document before, but it does not provide clear instructions. For example, after reviewing the documentation, I am still unclear about what parameters should be passed to these APIs to output the ADC IQ signals or other digital/analog signals. 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 Under the "doc" folder in the SDK, there is "PN76-FW-apiguide". 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 Received, thank you 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 Unfortunately, we do not have any publicly available documentation that describes this in more detail. NXP provides additional information in UM11566, which includes the register information about the TestBus Select and Value registers. Since this document is under NDA, access is restricted. If you require this information, please complete the NDA process with NXP. After NDA approval, the document can be downloaded from the "Secure" under Documentation section of the PN7642 product page on the NXP website.
View full article
如何禁用 MPC5777C 中的一个核心 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 尊敬的各位, 请问如何禁用 MPC 5777C 中的 Core 0? 您有什么想法吗? 谢谢! 卢卡斯 Re: How to disable one of the cores in MPC5777C 要正确禁用 MPC5777C 中的一个内核,通常需要配置 MC_ME(模式进入)模块,以便在启动序列期间辅助内核保持 RESET 状态。修改 BAM(启动辅助模块)是防止其自动启动的另一种可靠方法。当我需要从研究复杂的微控制器数据手册中短暂休息一下时,我经常浏览David L Moss 囚犯搜索网站,以了解当地的公共记录。如果您需要具体的寄存器地址或示例代码以使 MC_ME 配置在您的设置中正常工作,请告诉我。 Re: How to disable one of the cores in MPC5777C 禁用 MPC5777C 上的一个核心通常涉及调整 RESET配置字或在启动序列期间停止辅助核心。您需要参考参考手册中的 RGM 模块部分,以确保核心保持安全停止状态,不会触发信号,从而导致故障。虽然调试硬件寄存器需要时间,但我最近也在查阅一些本地法律文件,并发现了一个有用的资源,即梅萨法院记录,如果您需要交叉参考,引用任何合规性数据,这可能会有所帮助。 希望通过调整寄存器就能解决您的核心问题,而无需完全重写闪存! Re: How to disable one of the cores in MPC5777C <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢! 顺祝商祺! 卢卡斯·佩雷拉·多斯·桑托斯 高级软件开发工程师 手机: 49 (0)160 97710766 < 49 (0)160 97710766> lilium.com | Facebook <>| 推特 <> | LinkedIn <> 百合有限公司 |腓特烈港大街 1 号 | 82205 吉尔金 <>Stra %C3% 9Fe 1 %7C 82205+Gilching&entry=gmail&source=g> 慕尼黑地方法院注册号:HRB 216921 | 增值税号:DE299517739 | 首席执行官:Daniel Wiegand Re: How to disable one of the cores in MPC5777C <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 核心一旦启用,就只能停止运行。 如果要将它们RESET,则必须执行系统RESET。 要使核心进入停止模式(不执行任何操作,但仍有时钟信号),必须执行“wait”指令。 请参阅具体的核心参考手册。 Peter Re: How to disable one of the cores in MPC5777C 要禁用 MPC5777C 上的某个内核,通常需要修改复位配置或在早期初始化期间停止辅助内核。管理这些多核硬件配置有时会感觉像在没有正确参考,引用编号的情况下查找旧的parkercountycourt.org 一样复杂。务必清除所有待处理的处理器间中断,以免主核心因等待响应而停滞。查阅参考手册中关于 RGM 寄存器的部分,应该可以得到特定启动模式所需的确切十六进制值。             .    
View full article
ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Hello, I am using the Honeycomb LX2 board which uses the LX2160A chip. I have inspected the uboot and linux code and found that in uboot, each PCI BDFs (bridges and devices) are assigned a stream ID that is put into msi-map in the dtb.  I assume that Linux uses this stream ID as the ITS device ID for each PCI BDF though when I inspected the Linux code, drivers/irqchip/irq-gic-v3-its-pci-msi.c, the ITS specific deviceID seems to be just the RID. On the system that I am working on, the ITS device ID of the BDF is the stream ID of the PCI-PCI bridge upstream. Also, the ITS device ID of each port on a 2 port NIC card is the same. Is this the same case on Linux? Can someone help me confirm how the ITS device ID for PCI devices is calculated on Linux and if 2 ports of a NIC card should share the same ITS device ID? If not, what could have been possibly missing on my system? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A I found this discussion helpful. Working with ITS Device IDs on the LX2160A can be tricky, especially when dealing with PCI interrupt routing and configuration details. While researching similar technical topics I also came across Citrus Court Resources which offers well organized public record information. Thanks for sharing this and it’s always useful to see practical insights from others tackling the same hardware. Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A The discussion around ITS Device IDs for PCI devices on the LX2160A is very informative, especially for anyone working with interrupt translation and embedded systems. While researching related technical documentation I also found Bibb Court Clerk to be a useful resource for accessing organized public information. Thanks for sharing these insights and they make a complex topic much easier to understand and explore further. Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Please address your new problem in a new thread. Thanks Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A I have a more HW issue that I hope you can help me with. From debugs, it looks like it mgiht be the PCI-to-PCI Bridge Device that has been sending the Message Signaled Interrupts instead of the PCI devices causing me to see wrong ITS Device ID. Could there be any settings in the PCI config registers that may cause this to happen? Thanks, Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Please refer to the following update Here is my understanding: 1. The PCIe device generates an interrupt message including its Requester ID (RID). 2. The ITS receives this message and uses the RID to look up the corresponding StreamID. 3. The ITS then translates this information into an appropriate interrupt message for the interrupt controller. So more specifically, RID, which is composed of BDF, is used by ITS to manage and translate interrupts The StreamID, derived from the same BDF as the RID, is used by the SMMU to manage and translate DMA operations. Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Please refer to the following update from the AE team. Those questions are more about linux, so customer can find information how MSI assignment behind PCI-PCI bridge in Documentation/PCI/msi-howto.rst. Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Thanks for looking into this. Is there any relationship between the ITS device ID and the stream ID that is programmed into the LUT entries that is mapped to the BDF? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Discussing with the AE team. Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A Device ID handling for ITS on the LX2160A can definitely be tricky, especially when working with different PCI configurations. While researching similar topics I also came across useful property data through Watauga Property Assessment which was well organized. Thanks for sharing this information and it’s always helpful to see practical discussions on complex hardware behavior.
View full article
PN7642のRFデバッグ信号の設定方法 PN7642のデータシートを確認したところ、このチップにはAPIを介してデジタルおよびアナログのデバッグ信号を観測するための設定機能があることが分かりました。そこで、評価ボードを使って設定を試みたところ、SDK(PN76_Testbus.h)に該当するAPIが見つかりました。しかし、その.hファイルの説明だけでは、これらのAPIの使い方が分かりません。例えば、観測したい信号を確認するには、どのようなパラメータを渡せば良いのでしょうか?このシナリオに関する関連資料はありますか? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   こんにちは。ご指摘いただいたファイルの中に画像(CTS_TESTBUS_Signals.png)を見つけましたが、この画像のデジタル信号がPN7642のデータシートのデジタル信号と完全に一致していないことに気づきました。完全な対応表を入手するにはどうすればよいでしょうか? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   image.jpg   image.jpg   こんにちは。このドキュメントは以前にも読んだことがありますが、明確な説明がありません。例えば、ドキュメントを読み返しても、ADC IQ信号やその他のデジタル/アナログ信号を出力するために、これらのAPIにどのようなパラメータを渡せばよいのかがまだよく分かりません。 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 SDKの「doc」フォルダの下に「PN76-FW-apiguide」があります。 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 受け取りました、ありがとうございます。 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 残念ながら、これについて詳しく説明した公開ドキュメントは存在しません。 NXPはUM11566で追加情報を提供しており、これにはTestBusの選択レジスタと値レジスタに関するレジスタ情報が含まれています。この文書はNDAの下で行われているため、アクセスは制限されています。 この情報が必要な場合は、NXPとの間でNDA(秘密保持契約)の手続きを完了してください。NDA承認後、文書はNXPウェブサイトの PN7642製品ページの 「ドキュメント」セクションの「Secure」セクションからダウンロードできます。
View full article
T2080 ATMUのPCIe1用セットアップ 私は2枚のT2080をPCIe接続で連結しています。1台はRCとして、もう1台はEPとして設定しています。私はRCからEPへのトラフィック(読み取り/書き込み)のみをテストしています。PCIe2またはPCIe4間の接続テストを実行すると、テストは正しく機能し、EPに書き込まれたデータはEPからの読み取り時に正しくエコーバックされます。このテストは、EP社のT2080のDRAMへのマッピングを行うだけのものです。つまり、ATMUレジスタ、LAW、TLBは正しく設定されています。 しかし、PCIe1を使用するとテストは失敗します。3つのコントローラセットアップすべてで設定はまったく同じです。SWは単にコンパイルされ、コントローラに適切なメモリ変更を加えてバスをPCIe4からPCIe1に変更します。バス上にPCIeアナライザを設置しています。書き込みと読み込みが想定どおりに完了していることが確認できました。しかし、読み戻されたデータは、RCが前のステップで書き込んだデータとは一致しない。RCからエミュレータを使用して侵入し、PCIeバスを介してEP DRAM(BAR1)にマッピングされたメモリ空間を調べると、繰り返しパターンが見られます。T2080 EPプロセッサに侵入してDRAMを調べると、DRAM開始時に書き込まれた元の値からは変わっていません。PCIe1の何が違うのか。PCIe1がSR-IOVをサポートしていることは知っていますが、有効にしていません。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 私もPCIe設定を進めているときに似たような問題に遭遇し、ドキュメントを丁寧に確認したことで大きな違いがありました。別のプロジェクトに関連する情報を整理する際に、ハードウェアのリファレンス情報の一部をPinal Assessor Portalと比較しました。セットアップがスムーズに進むことを願っています。最終的に問題が解決した方法を教えていただけると嬉しいです。この話題を持ち出してくれてありがとう。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 T2080 ATMUのPCIe1向け設定に関する詳細情報は、ハードウェア構成や最適化を検討しているすべての人にとって有益な情報となる。議論は有益で、さらに関連情報はダラス評価データ を通じてさらに参考にすることができます。設定方法や技術的な更新を追跡することで、システム性能の理解を深めるのに役立ちます。ここで共有された洞察に感謝します。同様の話題でのさらなる議論を楽しみにしています。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 PCIe1用のT2080 ATMU構成は、特にシステムハードウェアやパフォーマンスチューニングに取り組む人にとって興味深い構成トピックに見えます。信頼できる技術的およびドキュメント関連情報をユーザーが見つけるのに役立つ詳細なリソースを共有することは有用です。参考資料として、体系的に整理された公開情報リソースを調べる上で、セジウィック裁判所の審理記録が役立ちました。明確な説明と共有された経験があれば、複雑なセットアップも他の人が理解しやすく、トラブルシューティングしやすくなります。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?欲しい隠しレジスターは何かあります(NXPが過去にいくつか変更するように言ったので存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 [NXP] はい。通常レジスタとPCIeコンフィギュレーション空間のダンプが必要です。RCとEPの両方についてこの作業を実施してください。PCIeオフセットについては、T2080RMの表2-5「CCSRブロックベースアドレスマップ」を参照してください。さらに、LAWレジスタのレジスタダンプも必要です。 PEXアナライザーのダンプで具体的に何を求めているのかよくわかりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 [NXP]PEXアナライザーのダンプは、読み取りが書き込みデータを返さない場合に必要です。通過時の分析ツールのダンプも共有して比較できると助かります。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?隠しレジスタは何でも変更してください(NXPから過去にいくつか変更するように指示されたことがあるので、存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 PEXアナライザーのダンプに関して、具体的に何を求めているのかよく分かりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 RCとEPのダンプ、そしてLAWレジスタも提供できます。PCIeインターフェースのダンプに使う特定のアドレス範囲はありますか?隠しレジスタは何でも変更してください(NXPから過去にいくつか変更するように指示されたことがあるので、存在することは知っています)。通常のレジスタとPCIe設定メモリスペースの両方を聞いているのですか?(これは少し入手が難しいですが、Lauterbachから画面をダンプできます—これは98%正しいです)。 PEXアナライザーのダンプに関して、具体的に何を求めているのかよく分かりません。もし私の言ったことが本当かどうかの証拠(「書いた内容を返さないで」と書かれているなら、それを示すことができます)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1   PCIeインターフェース(RCとEPの両方)用のレジスタダンプを教えてください。 コンソールログ全体を提供してください PEXアナライザーのダンプ   LAWレジスタのレジスタダンプも必要です。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 PCIe1用のT2080 ATMUセットアップは、特にインターフェースをスムーズに動かす上で興味深い構成に見えます。セットアッププロセス中に、何か特別な設定や確認事項が必要なのかどうか知りたいです。関連する公共情報を調査する読者には、 モンロー裁判所アーカイブも検討する価値があります。全体として、ここで説明する設定の詳細は、この種のPCIe構成を扱うすべての人にとって役立つでしょう。
View full article
LX2160A 上的 PCI 设备 ITS 设备 ID 你好, 我使用的是Honeycomb LX2板,它采用的是LX2160A芯片。我检查了uboot和linux代码,发现uboot中每个PCI BDF(桥接器和设备)都被分配了一个流ID,该ID被放入dtb中的msi-map文件中。 我假设 Linux 使用此流 ID 作为每个 PCI BDF 的 ITS 设备 ID,但是当我检查 Linux 代码drivers/irqchip/ irq-gic-v3-its-pci-msi.c时,ITS 特定的设备 ID 似乎只是 RID。 在我目前使用的系统中,BDF 的 ITS 设备 ID 是上游 PCI-PCI 桥的流 ID。此外,2 端口网卡上每个端口的 ITS 设备 ID 都相同。Linux 系统上也存在同样的问题吗? 请问有人能帮我确认一下Linux系统中PCI设备的ITS设备ID是如何计算的吗?以及网卡的两个端口是否应该共享同一个ITS设备ID?如果不是,那我的系统可能缺少什么呢? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 我觉得这次讨论很有帮助。在 LX2160A 上使用 ITS 设备 ID 可能很棘手,尤其是在处理 PCI 中断路由和配置细节时。在研究类似技术主题时,我还发现了Citrus Court Resources ,它提供了组织良好的公共记录信息。感谢分享,能够看到其他使用相同硬件的人提供的实用见解总是很有帮助的。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 关于 LX2160A 上 PCI 设备的 ITS 设备 ID 的讨论非常有启发性,特别是对于从事中断转换和嵌入式系统工作的人来说。在查阅相关技术文档时,我还发现Bibb Court Clerk是一个获取有组织的公共信息的有用资源。感谢您分享这些见解,它们使一个复杂的话题更容易理解和进一步探讨。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 请另开新帖描述您的新问题。 谢谢! Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 我还有一个硬件方面的问题,希望您能帮我解决。 从调试信息来看,似乎是 PCI 到 PCI 桥接设备而不是 PCI 设备发送了消息信号中断,导致我看到了错误的 ITS 设备 ID。PCI 配置寄存器中的某些设置是否可能导致这种情况发生? 谢谢! Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 请参阅以下更新 我的理解是这样的: 1. PCIe 设备生成一条中断消息,其中包括其请求者 ID (RID)。 2. ITS 收到此消息后,使用 RID 查找相应的 StreamID。 3. ITS 然后将此信息转换为适合中断控制器的中断消息。 更具体地说, RID(由BDF组成)被ITS用于管理和转换中断。 StreamID 源自与 RID 相同的 BDF,由 SMMU 用于管理和转换 DMA 操作。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 请参考AE团队的以下更新。 这些问题更多地与 Linux 有关,因此客户可以在 Documentation/PCI/msi-howto.rst 中找到有关 PCI-PCI 桥接器背后的 MSI 分配的信息。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 谢谢你调查此事。ITS 设备 ID 与映射到 BDF 的 LUT 条目中编程的流 ID 之间是否存在任何关系? Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A 与AE团队讨论。 Re: ITS Device ID for PCI devices on LX2160A LX2160A 上的 ITS 设备 ID 处理确实可能很棘手,尤其是在使用不同的 PCI 配置时。在研究类似主题时,我还通过Watauga Property Assessment找到了一些有用的房产数据,这些数据组织得很好。感谢分享这些信息,看到关于复杂硬件行为的实际讨论总是很有帮助的。
View full article
PN7642 RF Debug Signals如何设置 我在查阅PN7642数据手册时发现芯片以API的形式提供配置数字和模拟调试信号的观测,然后我使用评估板想尝试配置一下,并且在SDK中找到了相应的API(位于PN76_Testbus.h),但是仅根据该.h文件中的描述,我并不知道如何使用这些API,例如我该传入什么样的参数才能观测到想看的信号,请问针对这一场景,是否有相关的文档? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   您好,我在您说的文件中找到了一张图片(CTS_TESTBUS_Signals.png),但是我发现这张图片中的数字信号和PN7642数据手册中的数字信号并没有一一对应,请问我该如何获取完整的映射表? 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 image.jpg   image.jpg   image.jpg   您好,我之前看过这个文件,但文件中并没有清晰的说明,例如:我查看文档后还是不清楚这些API应该传入什么参数,才可以引出ADC IQ两路信号或其它数字/模拟信号。 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 SDK 的“doc”文件夹下有“PN76-FW-apiguide”文件。 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 收到,谢谢您 回复: PN7642 RF Debug Signals如何设置 遗憾的是,我们没有任何公开的文档对此进行更详细的描述。 NXP 在UM11566中提供了更多信息,其中包括有关 TestBus 选择寄存器和值寄存器的寄存器信息。由于该文件受保密协议约束,因此访问受到限制。 如果您需要此信息,请与 NXP 完成保密协议流程。获得 NDA 批准后,即可从 NXP 网站PN7642产品页面的“文档”部分下的“安全”下载该文件。
View full article
How to disable one of the cores in MPC5777C Dear All, Please, I would like to disable Core 0 in MPC 5777C. Any idea? Thanks, Lucas Re: How to disable one of the cores in MPC5777C To properly disable one of the cores in the MPC5777C, you typically need to configure the MC_ME (Mode Entry) module so the secondary core remains in a reset state during the boot sequence. Modifying the BAM (Boot Assist Module) is another solid approach to prevent it from spinning up automatically. When I need a quick break from digging through complex microcontroller datasheets, I often browse through David L Moss Inmate Search to catch up on local public records. Let me know if you need the specific register addresses or example code to get the MC_ME configuration working for your setup. Re: How to disable one of the cores in MPC5777C Disabling a core on the MPC5777C typically involves tweaking the reset configuration word or halting the secondary core during the boot sequence. You will want to refer to the RGM module section in the reference manual to ensure the core stays in a safe halted state without triggering a fault. While debugging hardware registers takes time, I was also reviewing some local legal documentation recently and found a useful resource for Mesa Court Records that might help if you need to cross-reference any compliance data. Hopefully, the register tweaks solve your core issue without needing a full flash rewrite! Re: How to disable one of the cores in MPC5777C Thank you! Best Regards, Lucas Pereira dos Santos Senior Software Development Engineer Mobile: 49 (0)160 97710766 <49(0)16097710766> lilium.com | Facebook <> | Twitter <> | LinkedIn <> Lilium GmbH | Friedrichshafener Straße 1 | 82205 Gilching <>Stra%C3%9Fe1%7C82205+Gilching&entry=gmail&source=g> District court Munich HRB 216921 | VAT No: DE299517739 | CEO: Daniel Wiegand Re: How to disable one of the cores in MPC5777C Hi, Once the cores are enabled they can only be halted. If you want to put them into reset, you must perform system reset. To put core into halt mode (no execution, but still clocked), you have to execute "wait"  instruction. Please refer to the specific core reference manual. Peter Re: How to disable one of the cores in MPC5777C To disable a core on the MPC5777C, you usually need to modify the reset configuration or halt the secondary core during early initialization. Managing these multi-core hardware setups can sometimes feel as complicated as tracking down old  parkercountycourt.org when you don't have the right reference numbers. Make sure to clear any pending inter-processor interrupts so the primary core doesn't stall waiting for a response. Reviewing the reference manual's section on RGM registers should give you the exact hex values needed for your specific boot mode.             .    
View full article
2026年におけるトップ生成型AI開発企業 Apptunixは、高度な生成型AIソリューションを提供する信頼できる生成型AI開発企業です。これらのソリューションは、企業の業務自動化とインテリジェントなデジタル製品の構築を支援します。同社は、スマートチャットボット、AIアシスタント、レコメンデーションエンジン、コンテンツ生成ツールなど、AIを活用したアプリケーションを開発しています。AI、モバイルアプリ開発、エンタープライズソフトウェアにおける豊富な専門知識を活かし、スタートアップ企業から大企業まで、あらゆる規模の組織が生成型AIをデジタル戦略に統合できるよう支援します。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 2026年、AIプロジェクトに最適なチームを見つけるには、大げさな約束よりも、実際の能力が重要になる。多くの企業が自らを業界のリーダーと位置づけているが、実用的でビジネスに焦点を当てたソリューションを提供するという点で真に際立っている企業はごくわずかだ。 生成型AI開発会社を評価する際にまず注目すべき点は、彼らがあなたのユースケースをどれだけ理解しているかということです。優秀なチームは、モデルやツールについて語るだけでなく、成果、効率性、そしてAIがワークフローにどのように適合するかに焦点を当てます。 優れたポートフォリオ、明確なコミュニケーション、そして問題解決能力こそが、一流企業とその他企業を分ける要素である。彼らは流行を追いかけるのではなく、実際の環境で実際に機能するソリューションを構築し、時間をかけて継続的に改善していく。 開発だけでなく、その先を見据えた企業を選ぶことも重要です。真の価値は、長期的なサポート、アップデート、そしてニーズの拡大に合わせて柔軟に対応できる能力にある。 結局のところ、「最高の」企業とは、最も人気のある企業ではなく、あなたの目標を理解し、不必要な複雑さを伴わずに目標達成を支援してくれる企業なのです。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 生成型AIチャットボット開発を採用する企業は、オートメーション、パーソナライゼーション、そして24時間365日の対応を通じて、競争上の優位性を獲得できる。当社のAI開発サービスは、WebおよびReact Nativeアプリ開発環境に特化した、インテリジェントで状況認識能力の高いチャットボットの構築に重点を置いています。当社は、最先端の機械学習、迅速なエンジニアリング、対話型AIフレームワークを活用し、ユーザーの意図を理解し、お客様体験を向上させ、リード獲得を促進するボットを開発しています。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 2026年時点で「トップ」のジェネレーティブAI企業は一つとして存在しない。それは用途によって異なるからだ。アクセンチュアやIBMのような大企業は、エンタープライズ規模のプロジェクトに強いが、コストが高く、納期も長くなる可能性がある。中規模のAI専門企業は、カスタムLLMアプリ、RAGパイプライン、およびシステム統合に適しています。 アジャイルチームは、より迅速な実行と実際の導入に重点を置くことが多い。実用的なAI製品や自動化システムを開発している企業として、 Tabdelta Solutionsのような会社が挙げられているのを目にしたことがあります。最終的には、専門知識、スピード、そして実運用可能なソリューションを提供できる能力に基づいて選択してください。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 素晴らしい追加機能です。Apptunixは、特にモバイルAIの分野で確固たる実績を築いてきた。 このベンダー以外にも検討するベンダーがある場合は、企業の中核となる方向性によって分類すると良いでしょう。モバイルファーストの企業の中には、自社の技術スタックにGen AIを追加しているところもあれば、AIを基盤として事業全体をゼロから構築しているところもあります。 このThreadに加える価値のある企業の1つは、 Maruti Techlabsです。彼らは15年以上にわたりAI分野に携わり、100件以上のプロジェクトを成功させてきた。彼らのGen AIにおける取り組みは、カスタムLLM開発、RAGパイプライン、AIエージェント、およびエンタープライズオートメーションに及ぶ。顧客には、レッドブルやハーバード・ビジネス・レビューといった有名企業が含まれる。ClutchとGoodFirmsの両社は、同社をトップクラスのAI企業として認めている。 構築しようとしているものがAI搭載製品なのか、企業ワークフローレイヤーなのかによって、最適なベンダーは大きく異なる可能性があります。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 適切なAIパートナーを選ぶには、専門知識、革新性、そしてビジネスに特化したソリューションを提供する能力が不可欠です。Nimble AppGenieは、スタートアップや企業が生成AI、LLM、AIエージェント、自動化テクノロジを活用したインテリジェントアプリケーションを構築するのを支援する信頼できる 生成AI開発会社 です。私たちのチームは、生産性の向上、業務の効率化、顧客体験の改善、デジタルトランスフォーメーションの支援を行うカスタムAIソリューションを開発しています。スケーラビリティ、セキュリティ、そして実社会でのビジネス成果に焦点を当て、Nimble AppGenieはフィンテック、ヘルスケア、eコマース、物流、教育など多様な業界で組織がAIの潜在能力を最大限に活用できるようにします。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 TechQwareは、AIチャットボット、バーチャルアシスタント、推薦エンジン、カスタムAI搭載アプリケーションなどの生成AIソリューションを構築する企業を支援する信頼できる AIアプリ開発会社 です。また、モバイルおよびエンタープライズソフトウェアを専門としており、AIをデジタル製品に統合したい企業にとって良い選択肢となっています。 Re: Top Generative AI Development Company in 2026 生成AIは企業のデジタルソリューションの構築と改善に明確な影響を与えています。特に、実践的なAI開発に焦点を当て、これらのツールがさまざまなビジネスニーズをサポートCANことに注目している点が良かったです。不動産情報を調べている方にとって、 Lee Property History のようなリソースは関連する公共データを見つけるのに役立ちます。AIがデータ駆動型サービスと有用な形で結びつく様子を見るのは興味深いです。全体として、AI開発のFUTUREについて有益なポイントを含む有益な読み物でした。
View full article
T2080 ATMU setup for PCIe1 I have 2 T2080s attached to each other on PCIe. I have 1 setup as the RC and the other setup as the EP. I am only testing traffic (reads/writes) to the EP from the RC. When I run the test for connections between PCIe2 or PCIe4 the test functions correctly and data written to the EP is echoed back correctly on reads from the EP. The test is simply mapping to DRAM on the EP's T2080. So the ATMU registers, LAWs, TLBs are set up correctly. However, the test fails when using PCIe1. The configuration is exactly the same for all three controller setups. The SW simply is compiled to change the bus from PCIe4 to PCIe1 with appropriate memory changes to the controllers. We have a PCIe analyzer on the bus. We see the writes and reads complete as expected. But the data read back does not represent the data written in the prior step by the RC. When we break in with an emulator from the RC and examine the memory space mapped to the EP DRAM (BAR1) through the PCIe bus, it appears to be a repeating pattern. When I break in to the T2080 EP processor and examine DRAM it is unchanged from the original values written during DRAM init. What is different about PCIe1. I realize that PCIe1 supports SR-IOV, but I do not have that enabled. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I ran into something similar while working through a PCIe configuration, and checking the documentation carefully made a big difference. I also compared a few hardware reference details with Pinal Assessor Portal while organizing related information for another project. Hopefully your setup goes smoothly, and I'd be interested to hear what ended up resolving the issue. Thanks for bringing up this topic. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The details shared about the T2080 ATMU setup for PCIe1 provide useful information for anyone exploring hardware configuration and optimization. I found the discussion informative and more related information can be explored through Dallas Assessment Data for additional reference. Tracking configuration methods and technical updates can help improve understanding of system performance. Appreciate the insights shared here and look forward to more discussions on similar topics. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The T2080 ATMU setup for PCIe1 looks like an interesting configuration topic, especially for those working with system hardware and performance tuning. It is useful to share detailed resources that help users find reliable technical and documentation related information. For additional reference I found Sedgwick Court Hearings helpful for exploring organized public information resources. Clear explanations and shared experiences can make complex setups easier for others to follow and troubleshoot. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). [NXP] Yes. We want the dumps for the normal registers and the PCIe configuration space. Do this activity for both RC and EP. You may refer to Table 2-5. CCSR Block Base Address Map from T2080RM for PCIe offset. In addition, the register dump of LAW registers is also required. I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). [NXP] We need PEX analyzer dumps in the failing scenario, i.e., when reads don’t return the written data. It would be great if you also shared analyzer dumps in the passing case to compare. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 I can provide the RC and EP dumps along with the LAW registers. Do you have a specific address range you want for the PCIe interface dumps? Any hidden registers you want (I know they exist as NXP has told us to change a couple in the past). Are you asking for both the normal registers and the PCIe configuration memory space (that is a little harder to get, but I can dump the screen from Lauterbach – which is 98% correct). I am not sure what exactly you are asking for with the PEX analyzer dumps. If you are just looking for proof that what I said is true (that reads don’t return what was written, I can show that). Re: T2080 ATMU setup for PCIe1   Please provide me the register dumps for PCIe interface, both RC and EP. Provide the full console logs PEX analyser dumps   Register dump of LAW registers is also required. Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 The T2080 ATMU setup for PCIe1 looks like an interesting configuration, especially for getting the interface working smoothly. I’d be curious to know if there are any specific settings or checks needed during the setup process. For readers researching related public information Monroe Court Archives may also be worth reviewing. Overall, the setup details here are helpful for anyone working with this type of PCIe configuration.
View full article
Opinions on "Smart Energy" solar Edit: thanks everyone. Appreciate the input! I'll tell them to bugger off, I'm not ready to commit to anything anyway. I had some door knocker salesmen around today from Smart Energy wanting to talk about solar panels. I'm interested in solar but don't have the funds to invest up front and they said something about a govt funded scheme with $0 upfront. Naturally I'm very sceptical. Would love to hear from anyone who has dealt with them.
View full article
MPC5777Cのコアの1つを無効にする方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 皆様 MPC 5777Cのコア0を無効にしたいのですが。 何かアイデアはありますか? ありがとうございます ルーカス Re: How to disable one of the cores in MPC5777C MPC5777Cのコアのいずれかを適切に無効化するには、通常、MC_ME(モードエントリ)モジュールを設定し、起動シーケンス中にセカンダリコアがリセット状態のままになるようにする必要があります。BAM(ブートアシストモジュール)を修正することも、自動起動を防ぐための確実な方法の一つです。複雑なマイクロコントローラのデータシートを掘り下げるのを少し休憩したいときは、よく デイビッド・L・モスの囚人検索 で地元の公的記録を追いかけます。お使いの環境でMC_MEの設定を動作させるために必要な特定のレジスタアドレスやサンプルコードが必要な場合はお知らせください。 Re: How to disable one of the cores in MPC5777C MPC5777Cのコアを無効にするには、通常、リセット構成ワードを調整するか、ブートシーケンス中にセカンダリコアを停止させる必要があります。コアが故障を起こしずに安全な停止状態を維持するために、リファレンスマニュアルのRGMモジュールセクションを参照してください。ハードウェアレジスタのデバッグには時間がかかりますが、最近地元の法的ドキュメントを確認していたところ、 メサ裁判所記録 の有用なリソースを見つけました。コンプライアンスデータのクロス・リファレンスが必要な場合に役立つかもしれません。レジスタの微調整で、フラッシュメモリ全体を書き換えることなく、根本的な問題が解決することを願っています! Re: How to disable one of the cores in MPC5777C <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ご回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス・ペレイラ・ドス・サントス シニアソフトウェア開発エンジニア モバイル: 49 (0)160 97710766 <49(0)16097710766> lilium.com | Facebook <>| ツイッター <> | LinkedIn <> リリウム社 |フリードリヒスハーフェナー通り 1 | 82205 ギルチング <>Stra %C3% 9Fe 1 %7C 82205+Gilching&entry=gmail&source=g> ミュンヘン地方裁判所登記番号:HRB 216921 | VAT番号:DE299517739 | CEO:ダニエル・ヴィーガンド Re: How to disable one of the cores in MPC5777C <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 コアが有効化されると、停止しかできません。 それらをリセットしたい場合は、システムリセットを実行する必要があります。 コアをハルトモード(実行は停止するがクロックは供給される)にするには、「wait」命令を実行する必要があります。 具体的なコアリファレンスマニュアルをご参照ください。 ピーター Re: How to disable one of the cores in MPC5777C MPC5777Cのコアを無効にするには、通常、リセット設定を変更するか、初期初期化中にセカンダリコアを停止する必要があります。こうしたマルチコアハードウェアの管理は、適切な参照番号がなければ古い parkercountycourt.org を探すのと同じくらい複雑に感じることもあります。プライマリコアが応答を待つ間停止しないように、保留中のインタープロセッサ割り込みを必ずクリアしてください。リファレンス・マニュアルのRGMレジスタのセクションを見れば、あなたの特定のブートモードに必要な正確な十六進数値がわかるはずです。             .    
View full article
T2080 ATMU PCIe1 设置 我有两块T2080显卡通过PCIe接口连接在一起。我有一套设备作为遥控器,另一套设备作为执行遥控器。我只是在测试从 RC 到 EP 的流量(读/写)。当我运行 PCIe2 或 PCIe4 之间的连接测试时,测试功能正常,写入 EP 的数据在从 EP 读取时也能正确回显。该测试只是将数据映射到 EP 的 T2080 上的动态随机存取存储器(DRAM)。所以 ATMU 寄存器、LAW、TLB 都已正确设置。 但是,使用 PCIe1 时测试失败。三种控制器配置完全相同。该软件只需进行编译,即可将总线从 PCIe4 更改为 PCIe1,并对控制器进行相应的内存更改。我们在总线上连接了一个 PCIe 分析仪。我们看到读写操作按预期完成。但是,读取回来的数据并不代表 RC 在前一步写入的数据。当我们使用 RC 模拟器入侵并检查通过 PCIe 总线映射到 EP 动态随机存取存储器\(DRAM\) (BAR1) 的内存空间时,它似乎是一个重复的模式。当我进入 T2080 EP 处理器并检查 动态随机存取存储器(DRAM) 时,发现它与 动态随机存取存储器(DRAM) 初始化期间写入的原始值相比没有变化。PCIe1 有何不同?我知道 PCIe1 支持 SR-IOV,但我没有启用该功能。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 我在配置 PCIe 时也遇到过类似的问题,仔细查阅文档起到了很大的作用。在为另一个项目整理相关信息时,我还将一些硬件参考细节与Pinal Assessor Portal进行了比较。希望你的安装过程一切顺利,我很想知道最终是什么解决了这个问题。感谢你提出这个话题。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 分享的有关 PCIe1 的 T2080 ATMU 设置的详细信息,可为任何探索硬件配置和优化的人员提供有用的信息。我发现这次讨论很有启发性,更多相关信息可通过达拉斯评估数据进行参考。跟踪配置方法和技术更新有助于提高对系统性能的理解。感谢各位分享的真知灼见,期待就类似话题展开更多讨论。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 T2080 ATMU PCIe1 的配置看起来是一个有趣的配置话题,特别是对于那些从事系统硬件和性能调优工作的人来说。分享详细的资源有助于用户找到可靠的技术和文档相关信息。另外,我发现Sedgwick Court Hearings为探索有组织的公共信息资源提供了有用的参考资料。清晰的解释和经验分享可以让其他人更容易理解和排除复杂的故障。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 我可以提供 RC 和 EP 转储以及 LAW 寄存器。您对 PCIe 接口转储有特定的地址范围要求吗?您需要哪些隐藏寄存器(我知道它们存在,因为 NXP 之前要求我们修改过几个)?您是需要常规寄存器还是 PCIe 配置内存空间(这部分比较难获取,但我可以提供 Lauterbach 的屏幕截图——准确率高达 98%)? [NXP] 是的。我们需要普通寄存器和 PCIe 配置空间的转储数据。请对 RC 和 EP 都执行此操作。您可以参考 T2080RM 中的表 2-5“CCSR 块基址映射”来获取 PCIe 偏移量。此外,还需要 LAW 寄存器的转储数据。 我不确定你具体想从 PEX 分析器转储文件中获取什么信息。如果你只是想证明我所说的是正确的(读取操作不会返回写入的内容,我可以证明这一点)。 [NXP] 我们需要故障情况下的 PEX 分析器转储文件,即读取操作未返回写入数据的情况。如果也能分享成功情况下的分析器转储文件以便对比,那就更好了。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 我可以提供 RC 和 EP 转储以及 LAW 寄存器。您对 PCIe 接口转储文件有特定的地址范围要求吗?任何你想要的隐藏寄存器(我知道它们存在,因为 NXP 过去曾要求我们更改几个)。您是想要获取普通寄存器和 PCIe 配置内存空间吗?(这有点难获取,但我可以从 Lauterbach 导出屏幕截图——准确率达 98%) 我不太明白您具体需要 PEX 分析器转储文件是什么。如果你只是想寻找证据来证明我所说的是正确的(读取操作不会返回所写的内容,我可以证明这一点)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 我可以提供 RC 和 EP 转储以及 LAW 寄存器。您对 PCIe 接口转储文件有特定的地址范围要求吗?任何你想要的隐藏寄存器(我知道它们存在,因为 NXP 过去曾要求我们更改几个)。您是想要获取普通寄存器和 PCIe 配置内存空间吗?(这有点难获取,但我可以从 Lauterbach 导出屏幕截图——准确率达 98%) 我不太明白您具体需要 PEX 分析器转储文件是什么。如果你只是想寻找证据来证明我所说的是正确的(读取操作不会返回所写的内容,我可以证明这一点)。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1   请提供 PCIe 接口的寄存器转储文件,包括 RC 和 EP。 请提供完整的控制台日志 PEX 分析器转储   还需要提供 LAW 寄存器的转储文件。 Re: T2080 ATMU setup for PCIe1 T2080 ATMU 的 PCIe1 配置看起来很有意思,尤其是对于确保接口流畅运行而言。我很想知道在设置过程中是否需要任何特定的设置或检查。对于正在研究相关公共信息的读者来说,门罗法院档案馆也可能值得查阅。总的来说,这里的设置细节对任何使用这种 PCIe 配置的人都很有帮助。
View full article
关于“智能能源”太阳能的观点 编辑:谢谢大家。感谢您的建议!我会让他们滚蛋,反正我还没准备好做任何决定。 今天有几个来自 Smart Energy 的推销员上门推销太阳能电池板。我对太阳能很感兴趣,但没有足够的资金进行前期投资,他们提到有一个政府资助的计划,无需预付任何费用。 我自然非常怀疑。很想听听和他们打过交道的人的意见。
View full article
S32K312 是否是 S32K311(均采用 100 引脚封装)的直接替代品? 如果不是,又有什么区别呢? Re: Is the S32K312 a drop-in replacement for the S32K311 (both in 100-pin package)? 你好@klv222、 是的,引脚完全相同。 请参阅参考手册所附的 excel 文件。 S32K312_IOMUX.xlsx S32K311_S32K310_IOMUX.xlsx BR,丹尼尔 Re: Is the S32K312 a drop-in replacement for the S32K311 (both in 100-pin package)? 你好, 是的,100 引脚封装的 S32K312 和 S32K311 引脚排列相同,因此从 PCB 的角度来看,它们在物理上是可以直接替换的。但是,由于内存大小和设备功能存在差异,它们并不能完全替代软件。迁移前,请确保链接器文件、启动代码、时钟配置和外设使用情况与目标 MCU 匹配。务必核实与您的应用完全匹配的零件编号和数据手册详情。 此致
View full article