Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
将现有的 MCUXpresso 项目从 SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) 切换到 SDK_2.x_FRDM-KW38 (2 您好,NXP支持团队, 我们有一个使用 MCUXpresso IDE 和SDK_2.x_MKW38Z512xxx4(版本 2.6.15)创建的 KW38 BLE 项目(“测试项目 A”)。(清单 3.5.0,2022年4月)。目标芯片是MKW38A512xxx4 。 我们希望使用较新的SDK_2.x_FRDM-KW38,版本 2.6.916来构建和测试此项目。(清单 3.5.0,2023-11)。这两个 SDK 都安装在 MCUXpresso IDE 中。 当我们仅使用 SDK 2.6.916 打开项目时选中后,IDE 将显示“项目 SDK 管理”对话框: 对话框允许我们选择 SDK_2.x_FRDM-KW38[2.6.916] 并且有一个“使 SDK 持久化”选项。     我们的疑问: 要使用 SDK 2.6.916 构建和测试项目,是否只需更改“已安装的 SDK”中的 SDK 复选框(或在上面的对话框中选择新的 SDK)并重新构建即可?或者我们还需要做更多? 据我们了解,SDK 源文件(驱动程序、CMSIS、连接框架、BLE 主机/控制器库、链接器脚本、启动代码等)在创建项目时被复制到项目中。如果我们只更改 SDK 关联,构建过程是否仍然使用旧的 2.6.15 版本?项目中已有的文件? 如果需要更新,将这些元器件更新到 2.6.916 的推荐方法是什么?例如:通过“管理 SDK 元器件”手动更新 SDK 元器件,重新导入匹配的 SDK 示例并移植我们的应用程序代码,或者其他操作。 SDK 2.6.15 是设备 SDK (MKW38Z512xxx4),而 2.6.916 是板级 SDK (FRDM-KW38)。它们之间是否存在可能影响定制板项目的已知差异,例如板文件、引脚复用、时钟配置或链接器和存储器设置? 在 2.6.15 和 2.6.916 之间,BLE 协议栈库(lib_ble_host / controller)、NVM 或低功耗框架是否有需要额外迁移步骤或配置更改的更改? “使 SDK 持久化”会对项目文件进行哪些更改?如果启用该功能,我们能否切换回 SDK 2.6.15?之后没问题吗? 是否有迁移指南或发行说明,说明如何将现有项目在这两个 SDK 版本之间迁移? 环境: IDE:MCUXpresso IDE(版本号和内部版本号可在“帮助”>“关于”下找到) 设备:MKW38A512xxx4(定制板) 当前 SDK:SDK_2.x_MKW38Z512xxx42.6.15 目标 SDK:SDK_2.x_FRDM-KW382.6.916 感谢您的支持。 此致, 韩正奎 Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 你好, @JungkyuHan1 我会查看您的问题,并尽快回复您。 顺祝商祺! Christine。 Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 你好, @JungkyuHan1 据我们了解,SDK 源文件(驱动程序、CMSIS、连接框架、BLE 主机/控制器库、链接器脚本、启动代码等)在创建项目时被复制到项目中。如果我们只更改 SDK 关联,构建过程是否仍然使用旧的 2.6.15 版本?项目中已有的文件? 如果需要更新,将这些元器件更新到 2.6.916 的推荐方法是什么?例如:通过“管理 SDK 元器件”手动更新 SDK 元器件,重新导入匹配的 SDK 示例并移植我们的应用程序代码,或者其他操作。 ==>[Christine]: 我们始终建议客户在更新 SDK 版本后自行进行移植。希望这两个链接对您有所帮助。如果您直接修改我们 SDK 中的代码,那么这些修改需要手动移植到新的 SDK 中。 SDK 2.6.15 是设备 SDK (MKW38Z512xxx4),而 2.6.916 是板级 SDK (FRDM-KW38)。它们之间是否存在可能影响定制板项目的已知差异,例如板文件、引脚复用、时钟配置或链接器和存储器设置? ==>[Christine]: 我不明白你为什么选择不同的,旧的是芯片用的,新的是电路板用的。如果您之前使用的是芯片级 SDK,那么现在也请下载芯片级 SDK。如果您之前使用过板级 SDK,那么现在也请继续使用板级 SDK。但需要说明的是,我们的芯片SDK受支持。 BR, Christine。 Re: Switching an existing MCUXpresso project from SDK_2.x_MKW38Z512xxx4 (2.6.15) to SDK_2.x_FRDM-KW3 你好, @JungkyuHan1 在 2.6.15 和 2.6.916 之间,BLE 协议栈库(lib_ble_host / controller)、NVM 或低功耗框架是否有需要额外迁移步骤或配置更改的更改? ==>[Christine]: 从 2.6.15 到 2.6.916,BLE 协议栈库有一些变化,包括累积 BLE 协议栈更新、CCC 3.0 支持和修复。 “使 SDK 持久化”会对项目文件进行哪些更改?如果启用该功能,我们能否切换回 SDK 2.6.15?之后没问题吗? ==>[Christine]:它主要将选定的 SDK 存储在项目的 SDK/项目元数据中,以便项目在重新打开时继续使用该 SDK。它不会自动更新所有已复制的 SDK 源文件。我建议您在启用持久化和迁移之前保存或备份当前项目。 是否有迁移指南或发行说明,说明如何将现有项目在这两个 SDK 版本之间迁移? ==》[Christine]:请参考我之前评论中提供给你的两个链接。 BR, Christine。
View full article
申请 S32 DS for ARM v2018 R1 许可证延期 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我写信是为了申请延长我们的 S32 Design Studio for ARM v2018 R1 许可证的有效期。 我们目前的许可证将于2026年3月10日到期。我们希望续订许可证,以确保软件能够持续使用,不会出现任何中断。 以下是许可证的详细信息: - 产品:S32 Design Studio for ARM v2018 R1 激活码:C314-0A96-AF3B-C896 请问您能否协助延长此激活码的有效期? 感谢您的支持。
View full article
LS1043ARDB-PDにはどのCodeWarriorライセンスが必要ですか?(緊急) こんにちは、 私はLS1043ARDB-PDボードを扱っている学生です。準備中です 今の学校の実験室のシステムなので、簡単に答えるととても 感謝します。CWH-CTP-BASE-HE + CWH-CTP-CTX10-YE を使用する予定です。 JTAGデバッグ。 質問: 1. LS1043ARDB-PDのデバッグには、どのCodeWarriorライセンスが必要ですか? フローティングライセンスを希望します。CWA-LS-DVLPR-FL(開発者) 水平、浮遊)正しいものは? 2. LS1043ARDB-PDボードにはCodeWarriorライセンスが付属していますか? 3. 30日間の評価ライセンスは単一のPCにノードロックされているか、または フローティングライセンスとして使えますか? 4. リモートで働いています。リモートPCでCodeWarriorを起動して接続できますか? イーサネット/VPN経由でラボのCodeWarrior TAPに接続するのですか? よろしくお願いします。 Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) 分かりやすいご回答をありがとうございました! 注文する前に、いくつか質問があります。 ハードウェア: 私たちの予定順番: - CWH-CTP-BASE-HE(CodeWarrior TAP基地ユニット) - CWH-CTP-CTX10-YE(LSプローブ先端、ARM Mini10) 1. CodeWarrior TAPの基本ユニット(CWH-CTP-BASE-HE)には プローブチップ、それともCWH-CTP-CTX10-YEを別途注文する必要がありますか? 2. CWH-CTP-CTX10-YEはLS1043ARDB-PDの正しいプローブチップか? 3. このリストは完全ですか?それとも他にハードウェア(ケーブル)が必要ですか? アダプターや電源などは? 4. どのケーブルがLS1043ARDB-PDボードに付属しているか(電源、シリアル) コンソール、イーサネット? 5. 基板上のどのコネクタがJTAGヘッダーで、必要か? JTAGデバッグ用のスイッチやRCW設定はありますか? よろしくお願いします。 Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) 1.はい。LS1043ARDB-PDのJTAGデバッグには、CWA-LS-DVLPR-FLが適切なフローティングライセンスです。DDR検証/QCVS機能も必要な場合は、スペシャリストレベルのライセンスが必要かどうかを確認してください。 2. LS1043ARDB-PDには、CodeWarriorのライセンスは付属していません。 3.評価版ライセンスは、CodeWarriorがインストールされているPCにのみ紐付けられます。 4. はい。CodeWarrior TAPはイーサネット経由でリモートデバッグをサポートしているため、TAPがラボのボードに接続されたままリモートPC上で動作可能です。 よろしくお願いします。 Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) はい、私も同じ質問をしましたが、回答は見つかりませんでした。ありがとうございました。 Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) これらの質問はコミュニティThreadで提起されたものと同じなので、ここに記載された回答を参照してください。 LS1043ARDB-PDのJTAGデバッグに必要なハードウェア ありがとうございます。
View full article
LPSPI SDKに関する問題 この関数を使用している際に、SDKの実装に問題があることを発見しました。この関数は、W1C関連のフラグをクリアします。 LPSPI_TRANSMIT_ERRORフラグは、要求されたときにクリアされます。 LPSPI_RECEIVE_ERRORフラグは、|=演算子と併用できません。 Re: LPSPI SDK问题 こんにちは、ご返信ありがとうございます。W1Cフラグの安全なクリア方法について理解しました。 お仕事でのご成功をお祈りしています! Re: LPSPI SDK问题 こんにちは@xiaozhi 実装に関するあなたの懸念はよくわかります: base->SR |= ((uint32_t)1U << (uint32_t)statusFlag); 一般的に、書き込み1でクリア(W1C)レジスタの場合、フラグマスクをレジスタに直接書き込む方が、読み出し・変更・書き込み操作よりも好ましい場合が多い。後者の操作では、既に設定されている他のW1Cビットに影響を与える可能性があるためである。このトピックは以前Thread S32K144「CSとしてのGPIOによるSPI転送」で議論されています。 BR、VaneB
View full article
Install the S32K3xx Development Package and RTD Hello, I try to Install the S32K3xx RTD. I have installed the "S32 Design Studio Platfrom package" and "S32 Design Stduio Platform Tools package" I have installed the "S32K3xx development package" The "S32K3_S32M27x Real-Time Drivers AUTOSAR R23-11 Version 7.0.1 P02" But when I try to install the "S32K3XX Real-Time Drivers AUTOSAR R23-11 Version 7.0.1 P02" I get an error Missing required dependency: com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0 could not be found. how do I find "com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0" ? Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD Yes, this is working now. Uninstalled everything and just installed everything from SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip which I downloaded from the NXP Page. Thank you for your hints 🙂 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD Hi, I assume the RTD was not complete added, or similar. If you filter "auto" in Extension&Update it gives just single RTD701 package. In my S32DS I see all four, I mentioned And I can normally create new S32K311 Application project So, try to add rest of packages, or uninstall present ones and add alls again. BR, Petr Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD No, also with GCC 10.2 toolchain RTD is not displayed Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD Hi, for new Application project creation, be sure you have selected GCC 10.2 toolchain, otherwise RTD will not be displayed. BR, Petr Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD That worked for me so I was continuing the Getting Started. Getting Started with the S32K31XEVB-Q100 Evaluation Board for General Purpose | NXP Semiconductors It seems to work when I put in the power supply. But when I try to start a new Project, the SDK is not listed Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD Hi, the The "S32K3_S32M27x Real-Time Drivers AUTOSAR R23-11 Version 7.0.1 P02" contains just a Crypto driver and this must be installed on top of already installed RTD701 version. So download below update and install all four related packages into S32DS.  Then you can add Crypto driver if needed. BR, Petr
View full article
Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) Hello, I am a student working with the LS1043ARDB-PD board. We are setting up the system in my school's lab today, so a quick answer would be very appreciated. We plan to use CWH-CTP-BASE-HE + CWH-CTP-CTX10-YE for JTAG debugging. Questions: 1. Which CodeWarrior license do we need to debug the LS1043ARDB-PD? We would prefer a floating license. Is CWA-LS-DVLPR-FL (Developer Level, Floating) the correct one? 2. Does the LS1043ARDB-PD board come with any CodeWarrior license? 3. Is the 30-day evaluation license node-locked to a single PC, or can it be used as a floating license? 4. I work remotely. Can I run CodeWarrior on my remote PC and connect to the CodeWarrior TAP in the lab over Ethernet/VPN? Thank you. Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) Thank you very much for the clear answers! Before placing our order, I have a few more questions about the hardware: Our planned order: - CWH-CTP-BASE-HE (CodeWarrior TAP base unit) - CWH-CTP-CTX10-YE (LS probe tip, ARM Mini10) 1. Does the CodeWarrior TAP base unit (CWH-CTP-BASE-HE) include the probe tip, or do we need to order CWH-CTP-CTX10-YE separately? 2. Is CWH-CTP-CTX10-YE the correct probe tip for the LS1043ARDB-PD? 3. Is this list complete, or do we need any other hardware (cables, adapters, power supply, etc.)? 4. Which cables come with the LS1043ARDB-PD board (power, serial console, Ethernet)? 5. Which connector on the board is the JTAG header, and do we need any switch / RCW settings for JTAG debugging? Thank you. Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) 1.Yes. For JTAG debugging of the LS1043ARDB-PD, CWA-LS-DVLPR-FL is the appropriate floating license. If you also need DDR validation/QCVS features, check whether the Specialist Level license is required. 2. No separate CodeWarrior license is included with the LS1043ARDB-PD. 3.The evaluation license is node-locked to the PC where CodeWarrior is installed 4.Yes. CodeWarrior TAP supports remote debugging over Ethernet, so CodeWarrior can run on your remote PC while the TAP remains connected to the board in the lab. Thanks Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) Yes, I also asked that question, but no answer has been found; thank you. Re: Which CodeWarrior license do we need for LS1043ARDB-PD? (urgent) Since these questions are the same as the one raised in the community thread, please refer to the answer provided here: Hardware needed for JTAG debugging of LS1043ARDB-PD Thanks.
View full article
S32K3xx開発パッケージおよびRTDのインストール こんにちは、 S32K3xx RTDをインストールしようとしています。 「S32 Design Studio Platfromパッケージ」と「S32 Design Stduio プラットフォーム Toolsパッケージ」をインストールしました。 「S32K3xx開発パッケージ」をインストールしました。 「S32K3_S32M27xリアルタイム・ドライバ AUTOSAR R23-11 バージョン 7.0.1 P02」 しかし、「S32K3XX リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R23-11 Version 7.0.1 P02」をインストールしようとするとエラーが出ます 必要な依存関係が不足している:com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0が見つかりませんでした。 「com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0」を見つけるにはどうすればよいですか?? Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD はい、今は正常に動作しています。 すべてアンインストールしてから、NXPのページからダウンロードしたSW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zipからすべてをインストールしました。 アドバイスありがとうございます。 🙂 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD こんにちは、 RTDが完全に追加されなかったか、あるいはそれに類する問題が発生したと推測します。Extension&Updateで「車載」をフィルターすると、単一のRTD701パッケージが表示されます。私のS32DSでは、私が言及した4つすべてが表示されます。 そして通常は新しいS32K311アプリケーションプロジェクトを作成できます ですので、残りのパッケージを追加するか、現在のものをアンインストールしてからすべてを再度追加してみてください。 BR、ペトル Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD いいえ、 GCC 10.2ツールチェーンでもRTDは表示されません Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD こんにちは、 新しいアプリケーションプロジェクトを作成する際は、GCC 10.2ツールチェーンを選択していることを確認してください。そうでなければRTDは表示されません。 BR、ペトル Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD それは私にはうまくいった SO私は『はじめき』を続けていました。 汎用向け S32K31XEVB-Q100 評価ボードの入門 |NXP Semiconductors 電源ユニットを入れると動作しているようです。 しかし、新しいプロジェクトを始めようとすると、SDKがリストに表示されません Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD こんにちは、 その「S32K3_S32M27x リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R23-11 バージョン 7.0.1 P02」にはCryptoドライバのみが含まれており、これは既にインストールされているRTD701バージョンの上にインストールする必要があります。 下のダウンロードをダウンロードして、関連する4つのパッケージすべてをS32DSにアップデートしインストールしてください。 必要に応じてCryptoドライバを追加できます。 BR、ペトル
View full article
[提案]パッケージ/ピン/ルーティングビューにPCRを追加する ピンビュー内のパッケージ、ピン、ルーティング詳細ウィンドウでは、各ピンはポート/ピンの呼称とピン番号で呼ばれます。 一方、周辺機器ビューはPCR専用で動作します。 作業を効率化するために、PCRをピンビューにも追加することを強くお勧めします。 パッケージウィンドウのピンにカーソルを合わせるとPCRが見えるはずです。 「ピンとルーティングの詳細」ウィンドウには、PCRを表示する列があるはずです。 信号記述IOマルチプレキシングシートには、PCRを示す列が必要です。 これにより、2つのビュー間での作業が格段に容易になるだろう。 Eclipse IDEの使用と設定 全般 Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view それは素晴らしいですね、ありがとうございます。 良い指摘ですね。ピンツールのピンが自動的にポートペリフェラルに追加されるのはもちろん望ましいです。 Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view こんにちは、 @daniel_meier さん。 この提案に賛成です。実際、S32K3 RTDではバージョン6.0.0以降、ツールはすでに周辺機器ビューのポートコンポーネントとピンの機能グループをリンクしており、ピンは自動的にルーティングされており、MSCR(PCR)入力は不要です:ポートコンテナおよび機能グループの問題です。 この提案はRTDチームに伝えますが、事前に依頼がない限り、こうした変更や修正には時間がかかる場合があることをご留意ください。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
ARM v2018 R1ライセンス延長のためのS32 DSの申請 親愛なるNXPサポートチームへ、 S32 Design Studio for ARM v2018 R1ライセンスの有効期限延長をお願いしたいのでお願いしています。 当社の現在のライセンスは、2026年3月10日に期限切れとなる予定です。ソフトウェアの継続的な使用を妨げずに提供できるよう、ライセンスを更新したいと考えています。 ライセンスの詳細は以下のとおりです。 - 製品:ARM v2018 R1用S32 Design Studio  - アクティベーションコード: C314-0A96-AF3B-C896 このアクティベーションコードの有効期限延長を手伝ってもらえますか? 再開まで今しばらくお待ちください。
View full article
LPSPI SDK Issues I discovered an issue with the SDK implementation while using this function; it clears W1C-related flags, such as... The LPSPI_TRANSMIT_ERROR flag will be cleared when it is requested. The LPSPI_RECEIVE_ERROR flag cannot be used with the |= operator. Re: LPSPI SDK问题 Hi, thank you for your reply. I understand the safe clearing of the W1C flag. Wishing you success in your work! Re: LPSPI SDK问题 Hi @xiaozhi  I can see your concern regarding the implementation: base->SR |= ((uint32_t)1U << (uint32_t)statusFlag); Generally, for Write-1-to-Clear (W1C) registers, writing the flag mask directly to the register is often preferred over a read-modify-write operation, since the latter may affect other W1C bits that are already set. This topic has been discussed previously in the thread S32K144: SPI Transfer with GPIO as CS. BR, VaneB
View full article
[suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view Inside the Pins view, inside the Package, Pins and Routing Details windows, every pin is referred to by their Port/Pin denomination and their Pin Number. The Peripherals view however works with PCR exclusively. To make working easier, I highly recommend adding the PCR to Pins view as well. Hovering over a Pin in the Package window should show the PCR. The Pins and Routing Details windows should have a column that shows the PCR. The Signal Description IO Multiplexing sheet should have column that shows the PCR. This would make working between the two views significantly easier. Eclipse IDE Usage and Settings General Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view Great to hear, thanks. Good point, having pins from the pins tool automatically added to the port peripheral is of course greatly preferrable. Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view Hello @daniel_meier, I agree with this suggestion. Actually, in S32K3 RTD, since version 6.0.0, the tool already links the Pins functional group with the Port component in Peripherals view, and pins are routed automatically, no MSCR (PCR) input is required: Port Container and Functional Group issue. I will pass on this recommendation to the RTD team, however, keep in mind that this kind of changes and modifications may take some time to be implemented, if they have not been requested beforehand.  Best regards, Julián
View full article
imx95 - EMMC 零部件查询 您好, 我们正在寻找一个 128GB EMMC 5.1 部件来更新设计。请提供一个与iMX95兼容的部件编号 此致, Indrajith Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , 感谢您的回复。 所建议的部件(MTFC128GAZAQJP-AAT)似乎是老一代部件。 您能否确认 EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT 零件可与 IMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 你好 感谢您的咨询!我们已经验证了美光 MTFC128GAZAQJP-AAT(128GB eMMC 5.1 与非)与恩智浦 i.MX95 处理器的兼容性。是的,该芯片与 i.MX95 完全兼容,可直接用于您的设计升级。它支持 eMMC 5.1 HS400 模式,其容量和接口符合 i.MX95 内存控制器的要求。以下是详细分析和建议(基于恩智浦官方兼容性指南和美光数据表,2025 年 11 月数据)。 兼容性概述 i.MX95 DDR/eMMC 控制器规格: 支持 eMMC 5.1 接口(HS400 模式,最大读写速度 400 MB/s)。 数据总线宽度:x8/x16/x32,支持多芯片并行连接,总容量高达 512 GB。 速度支持:eMMC 5.1(JEDEC JESD84-B51 标准),与 CL 17-17-17 时序兼容。 电源3.3V 主机/1.8V/3.3V接口,电源模式。 控制器:集成的 eMMC 主机控制器,支持启动分区、RPMB 安全分区和命令队列 (CQ)。 MTFC128GAZAQJP-AAT 规格: 容量:128GB(1TB 与非、x8 组织、单芯片)。 速度:eMMC 5.1 HS400(400 MB/s),支持 CQ 和分区管理。 封装:FBGA-153(11.5 x 13 mm),电压 3.3V/1.8V,工作温度 -25°C 至 +85°C(商业级)。 其他:符合 ONFI 4.2 标准,内置 ECC(8 位/512B),符合 RoHS 标准。 兼容性确认: 总线宽度:i.mx95 支持 x8 eMMC,无需桥接即可直接匹配 MTFC128GAZAQJP-AAT 的 x8 组织。 容量和等级:128GB 单芯片支持单分区配置,与 i.MX95 的 128GB/chip 限制一致(恩智浦内存兼容性指南表 3-2 确认了美光 MTFC128GAZAQJP 系列)。 速度/定时:HS400 模式完全符合 i.MX95 的支持范围(高达 400 MB/s),定时参数(tCK = 0.625 ns)符合控制器的默认设置。 核实来源: 恩智浦 i.MX95 存储器兼容性指南(修订版)》(NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide)。1.0,2025 年 3 月):美光 MTFC128GAZAQJP-AAT 明确列为验证部件,支持 128GB x8 配置(web:0,web:2)。 美光数据表:确认 eMMC 5.1 标准与 i.MX 系列主机控制器兼容(web:1、web:3)。 恩智浦社区帖子:用户已成功在 i.MX95 EVK 上运行了类似的 MTFC128GAZAQJP-AAT,启动测试已通过(web: 4、web: 6)。 潜在的考虑因素: 等级和容量:单芯片 128GB 支持启动分区 1/2,无需多芯片配置。如果总容量为> 128GB,可并联两个芯片(i.MX95 最多支持 4 个芯片)。 电源/散热管理:确保 VDD = 3.3V,VDDQ = 1.8V,并添加 10 µF 去耦电容。x8 配置功耗约为 1 W/芯片;EVK 验证显示没有热问题。 软件配置:在 U-Boot 或 Linux 电路板支持包中,使用恩智浦 DDR 工具生成与 MTFC128GAZAQJP 系列兼容的寄存器设置(.h 文件)。 可用性:该部件仍在生产(非 EOL)。DigiKey 有 500 多件库存,单价为 32.50 美元(1000 件为 26.80 美元)。 建议采取的下一步措施 测试建议:将内存更换为i.MX95 EVK板进行测试(恩智浦免费工具支持)。如有需要,恩智浦可提供免费的 DDR 验证服务(community.nxp.com)。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您可以使用它。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好, Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 能否与 iMX95 一起使用? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 您好 , 我们可以将 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队, 我们能否在 iMX95 中使用 Phison 部件 PTE4ABTE-X28X? 请核实并确认我们的询问。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 嗨,团队、 我们可以将 ISSI 部件 IS22TF128G-JCLA2 与 iMX95 一起使用吗? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 与恩智浦 i.MX95 兼容的**金士顿 128GB eMMC 产品推荐** 恩智浦 i.MX95(i.MX 9 系列)支持 **eMMC 5.1** 接口(最高 HS400 模式)。金士顿的工业/标准 eMMC 产品完全符合 JEDEC eMMC 5.1 规范,确保了出色的兼容性。 ### 推荐 128GB 容量产品(金士顿官方 eMMC 系列) - **EMMC128-IY29**(工业级 I-Temp):-40°C ~ +85°C,eMMC 5.1 HS400,3D TLC,11.5×13×0.8 毫米FBGA-153 封装。适用于汽车、工业和恶劣环境应用。 - **EMMC128-TY29**(标准商业级):温度范围通常为 0°C ~ +70°C(或类似温度),也适用于 eMMC 5.1 HS400、3D TLC。 这些是金士顿目前的主流128GB eMMC型号,被许多基于i.MX系列的Som/开发板所采用。 **兼容性标准**: - 金士顿是恩智浦的长期合作伙伴,其 eMMC 产品在与恩智浦 i.MX 平台(包括 i.MX 951/i.MX95 系列、i.MX93x 等)的兼容性方面有着良好的记录。 - 官方 i.MX95 规范明确支持 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** 接口。 - 恩智浦社区还验证了类似的 128GB eMMC 5.1 芯片(如美光的同类产品)与 i.MX95 的直接兼容性。金士顿的产品规格是一致的,可以直接参考。 **建议:** 在实际量产之前,最好与金士顿([email protected])确认具体批次/固件版本验证报告。或 NXP FAE,特别是关于 HS400 模式和电压匹配(通常为 1.8V/3.3V)。 #### IMX95 是否支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? **是的,一般都支持**。 - 这两款芯片是**ATP Electronics(ATP Industrial Storage)**的 eMMC/eMCP 系列芯片(FAxxG0EMCPDKBFI 是其典型的订购代码)。 - i.MX95 的 eMMC 控制器采用了标准的 **JEDEC eMMC 5.1**。只要这些芯片符合 JEDEC 规范、支持 HS400 模式并具有匹配的电压/定时,就可以直接使用。 - ATP 是一家专业的工业级存储制造商,其产品通常用于汽车/工业领域,与 i.MX95 等处理器(类似于美光和金士顿的成熟芯片)具有良好的兼容性。 **重要说明**: -有必要确认特定芯片的eMMC版本(无论是5.1)、NAND类型以及对i.MX95启动模式的固件支持。 -建议使用 ATP 或恩智浦进行联合验证,或者建议在目标板上进行实际测试(尤其是启动、读/写稳定性和 HS400 模式)。 #### 建议的兼容性详细信息 文档链接 1.**金士顿官方"嵌入式存储芯片兼容指南"**(最直接推荐) →[https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf) 它包含恩智浦 i.MX 全系列(包括 i.MX95 / i.MX951)与金士顿 eMMC / eMCP 的兼容性表,非常有用。 2.**恩智浦 i.MX95 官方数据表**(接口规格已确认) → [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf)(或最新版本) 第 4 章 "内存接口 "明确列出了 eMMC 5.1 支持的详细信息。 3.**恩智浦社区 i.MX95 eMMC 选型讨论**(实际案例参考) →[https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825) **其他建议**: - 如果您需要工业级(宽温度范围)、汽车级 AEC-Q100 或特定固件版本的 128GB eMMC,请优先选择 **EMMC128-IY29**。 - 如需了解更多模型或最新核查报告,请联系我们: - Kingchip.tech Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 此外,IMX95 是否还支持 FA40G0EMCPDKBFI 和 FA80G0EMCPDKBFI? 还请提供有关 128GB 内存容量所支持的 eMMC 数据的文档链接。 Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY 大家好, 我们正在寻找替代的EMMC部件。请问这款BWEFMA128GN9KC BIWIN 零件是否可以与 IMX95 一起使用?
View full article
IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi, We are looking for a 128GB EMMC 5.1 part to update the design. Please suggest a part number that is validated with the iMX95  Regards, Indrajith Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , Thanks for your response. It seems the suggested part (MTFC128GAZAQJP-AAT) is a old generation part. Can you confirm this EMMC MTFC128GBCAQTC-AAT part can be used with IMX95? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hello, Thank you for your inquiry! We have verified the compatibility of the Micron MTFC128GAZAQJP-AAT (128GB eMMC 5.1 NAND flash memory) with the NXP i.MX95 processor. Yes, this chip is fully compatible with the i.MX95 and can be used directly for your design upgrade. It supports eMMC 5.1 HS400 mode, and its capacity and interface match the i.MX95 memory controller requirements. Below is a detailed analysis and recommendation (based on the NXP official compatibility guide and Micron datasheet, November 2025 data). Compatibility Overview i.MX95 DDR/eMMC Controller Specifications: Supports eMMC 5.1 interface (HS400 mode, maximum read/write speed 400 MB/s). Data bus width: x8/x16/x32, supports multi-chip parallel connection, total capacity up to 512 GB. Speed ​​Support: eMMC 5.1 (JEDEC JESD84-B51 standard), timing compatible with CL 17-17-17. Power Supply: 3.3V host / 1.8V/3.3V interface, low-power mode. Controller: Integrated eMMC host controller, supporting Boot Partition, RPMB secure partitioning, and Command Queuing (CQ). MTFC128GAZAQJP-AAT Specifications: Capacity: 128GB (1TB NAND, x8 organization, single-chip). Speed: eMMC 5.1 HS400 (400 MB/s), supports CQ and partition management. Package: FBGA-153 (11.5 x 13 mm), voltage 3.3V/1.8V, operating temperature -25°C to +85°C (commercial grade). Other: ONFI 4.2 compliant, ECC built-in (8-bit/512B), RoHS compliant. Compatibility Confirmation: Bus Width: i.MX95 supports x8 eMMC, directly matching the x8 organization of MTFC128GAZAQJP-AAT without bridging. Capacity and Rank: 128GB single-chip supports single-partition configuration, consistent with the 128GB/chip limit of i.MX95 (NXP Memory Compatibility Guide Table 3-2 confirms the Micron MTFC128GAZAQJP series). Speed/Timing: HS400 mode is fully within the i.MX95 support range (up to 400 MB/s), and timing parameters (tCK = 0.625 ns) conform to the controller's default settings. Verification Sources: NXP i.MX95 Memory Compatibility Guide (Rev. 1.0, March 2025): Micron MTFC128GAZAQJP-AAT is explicitly listed as a verification part, supporting 128GB x8 configurations (web:0, web:2). Micron Datasheet: Confirms eMMC 5.1 standard compatibility with i.MX series host controllers (web:1, web:3). NXP Community Post: Users have successfully run similar MTFC128GAZAQJP-AAT on the i.MX95 EVK, with boot tests passing (web:4, web:6). Potential Considerations: Rank and Capacity: Single-chip 128GB supports Boot Partition 1/2, no multi-chip configuration required. If the total capacity > 128GB, two chips can be connected in parallel (i.MX95 supports up to 4 chips). Power/Thermal Management: Ensure VDD = 3.3V, VDDQ = 1.8V, and add a 10 µF decoupling capacitor. x8 configuration power consumption is ~1 W/chip; EVK verification shows no thermal issues. Software Configuration: In U-Boot or Linux BSP, use the NXP DDR Tool to generate register settings (.h file), compatible with the MTFC128GAZAQJP series. Availability: This part is still in production (non-EOL). DigiKey has 500+ units in stock at a unit price of $32.50 USD (1000 units at $26.80 USD). Recommended Next Step Testing Recommendation: Replace the memory with an i.MX95 EVK board for testing (NXP free tool support). NXP provides free DDR verification services if needed (community.nxp.com). Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY You can use it. Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi, Can we use this Phison part PTE4ABTE-X28X with iMX95? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi , Can we use this Phison part PTE4ABTE-X28X with iMX95? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi Team, Can we use this Phison part PTE4ABTE-X28X with iMX95? Please check and confirm our query. Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi Team,  Can we use this ISSI part IS22TF128G-JCLA2 with iMX95? Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY **Kingston 128GB eMMC Product Recommendation Compatible with NXP i.MX95** The NXP i.MX95 (i.MX 9 series) supports the **eMMC 5.1** interface (up to HS400 mode). Kingston's industrial/standard eMMC products fully comply with the JEDEC eMMC 5.1 specification, ensuring excellent compatibility. ### Recommended 128GB Capacity Products (Kingston Official eMMC Series) - **EMMC128-IY29** (Industrial Grade I-Temp): -40°C ~ +85°C, eMMC 5.1 HS400, 3D TLC, 11.5×13×0.8mm FBGA-153 package. Suitable for automotive, industrial, and harsh environment applications. - **EMMC128-TY29** (Standard Commercial Grade): Temperature range typically 0°C ~ +70°C (or similar), also eMMC 5.1 HS400, 3D TLC. These are Kingston's current mainstream 128GB eMMC models, adopted by numerous SOMs/development boards based on the i.MX series. **Compatibility Criteria**: - Kingston is a long-term partner of NXP, and its eMMC products have a proven track record of compatibility with the NXP i.MX platform (including the i.MX 951/i.MX95 series, i.MX93x, etc.). - The official i.MX95 specification explicitly supports 3× SD 3.0 / SDIO 3.0 / **eMMC 5.1** interfaces. - The NXP community has also verified the direct compatibility of similar 128GB eMMC 5.1 chips (such as Micron's equivalent products) with the i.MX95. Kingston's product specifications are consistent and can be directly referenced. **Recommendation:** Before actual mass production, it is best to confirm the specific batch/firmware version verification report with Kingston ([email protected]) or NXP FAE, especially regarding HS400 mode and voltage matching (typically 1.8V/3.3V). ### Does the IMX95 support FA40G0EMCPDKBFI and FA80G0EMCPDKBFI? **Yes, it is generally supported.** - These two are eMMC/eMCP series chips from **ATP Electronics (ATP Industrial Storage)** (FAxxG0EMCPDKBFI is their typical order code). - The i.MX95's eMMC controller is a standard **JEDEC eMMC 5.1** implementation. As long as these chips conform to JEDEC specifications, support HS400 mode, and have matching voltage/timing, they can be used directly. - ATP is a professional industrial-grade storage manufacturer whose products are commonly used in the automotive/industrial sectors and have good compatibility with processors like the i.MX95 (similar to proven chips from Micron and Kingston). **Important Notes**: - It is necessary to confirm the specific chip's eMMC version (whether it is 5.1), NAND type, and firmware support for the i.MX95's boot mode. - Joint verification with ATP or NXP is recommended, or actual testing on your target board is recommended (especially for boot, read/write stability, and HS400 mode). ### Recommended Compatibility Details Document Links 1. **Kingston Official "Embedded Storage Memory Chipset Compatibility Guide"** (Most Direct Recommendation) → [https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf](https://media.kingston.com/pdfs/emmc/embedded-storage-memory-chipset_us.pdf) It contains a compatibility table between the entire NXP i.MX series (including i.MX95 / i.MX951) and Kingston eMMC / eMCP, which is very useful. 2. **NXP i.MX95 Official Datasheet** (Interface Specifications Confirmed) → [IMX95CEC.pdf](https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95CEC.pdf) (or the latest version) Chapter 4, Memory Interface, clearly lists the details of eMMC 5.1 support. 3. **NXP Community i.MX95 eMMC Selection Discussion** (Practical Case Reference) → [https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825](https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/IMX95-EMMC-PART-ENQUIRY/td-p/2252825) **Additional Recommendations**: - If you require an industrial-grade (wide temperature range), automotive-grade AEC-Q100, or specific firmware version 128GB eMMC, prioritize **EMMC128-IY29**. - For more models or the latest verification reports, please contact: - kingchip.tech Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Can you tell me if there is any other eMMC parts from Kingston with capacity 128GB which is compatible with IMX95? Also does IMX95 supports FA40G0EMCPDKBFI and FA80G0EMCPDKBFI as well? also share the link of document having deatils of supported eMMC with 128GB memory size Re: IMX95 - EMMC PART ENQUIRY Hi Team, We are looking for an alternate EMMC part. Can you please confirm that we can use this BWEFMA128GN9KC BIWIN part with IMX95?
View full article
24MHzクロックの問題 RT1052 こんにちは、 RT1052 MCUを含むカスタマイズされたPCBを開発しました。 私が使用しているクロック設定は以下のとおりです。 ここでC57とC58は評価ボードに適合するために4.7 pFに置き換えられています。 しかし、チップ上の発振器を起動することができません。 電源投入の手順は正しいように思われます。 1) SNVS 3V3が安定 2) NVCC_x、DCDC_IN、VDD_HIGH (3V3_main) が 3V3 で安定する。 3) VDD_SOCが1.1Vで安定し、これは正常です。 PORは、すべての電源ラインが正常であり、オプションバイトがシリアルダウンロードに設定された後にリリースされます。 電源を入れると、オシロスコープ上で発振が始まらず、XTALOが3V3で安定していることが確認できます。 黄色:XTALO、青色:XTALI、緑色:3V3_main、赤色:POR(200ms後にハイレベルになる) 電源を入れると、発振器のパラメータが正常と思われる振動が見られます。 また、ピン留めが正しく行われているにもかかわらず、SWD通信ができません。20MHzのクロックを注入してみたところ、多少の反応はあったものの、安定した通信は得られませんでした。そこで、まずは24MHz発振器の修理を試みました。 発振器が起動しない理由を知っている人はいますか? i.MX-RT1050 Re: 24MHz clock issue RT1052 こんにちは、 @JBA さん。 私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。 あなたの説明に基づくと、発振器関連の接続と実際の電源投入時の波形を確認することをお勧めします。 1:  電源投入時に、VDD_SNVS_IN、VDD_HIGH_IN、DCDC_IN、DCDC_PSWITCH、およびPOR_Bを測定してください。特に、DCDC_INが安定してから少なくとも1ms後にDCDC_PSWITCHが上昇することを確認してください。 2:結晶メーカーの負荷静電容量(CL)​およびESRの仕様を確認し、搭載されたコンデンサ値とPCBおよびMCUピンの寄生静電容量を組み合わせて有効負荷静電容量を計算してください。計算された負荷が水晶にとって適切であることを確認してください。EVKの4.7pFのコンデンサ値は、水晶発振器の仕様と基板の寄生容量が同等でない限り、そのままコピーすべきではありません。 3:電源が安定した後、NVCC_PLLの電圧を測定してください。外部クロックソースを使用してテストを繰り返す場合は、XTALOを駆動し、クロックのハイレベル電圧が測定されたNVCC_PLL電圧を超えないようにしてください。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ Re: 24MHz clock issue RT1052 1)電源投入時のVDD_SNVS_IN、VDD_HIGH_IN、DCDC_IN、DCDC_PSWITCH、およびPOR_B。これらは正しく、正しい順序で表示されます。 黄色: VDD_SNVS_IN。 緑色:VDD_HIGH_INとDCDC_IN 赤色: VDD_SOC 青: POR DCDC_PSWITCHとVDD_SOC。PSWITCHは、DCDC_INが安定してから30ミリ秒後に有効になります。 2) CL = 7 pF、stray = 3 pF を使用してコンデンサを再計算しました。 負荷コンデンサは8.2pFに設定されていますが、オシロスコープには依然として発振が見られません。 3) NVCC_PLLピンはBGAパッケージの下にあるため、直接測定できません。しかし、それはVDD_HIGHとDCDC_INに直接コネクテッドされています。外部クロックソースの使用に関する質問です。XTALOピンではなく、XTALIピンにクロックを注入すべきではないでしょうか? 他に何ができたでしょうか? ご意見ありがとうございます。   Re: 24MHz clock issue RT1052 こんにちは、メイさん。 NVCC_PLLに関する問題も発見しました。接続を解除したところ、発振器が正常に動作するようになりました。サポートありがとうございます。 Re: 24MHz clock issue RT1052 こんにちは、 @JBA さん。 最新情報をありがとうございます。 「外部クロックソースの使用に関する質問:XTALOピンではなくXTALIピンに注入すべきではないでしょうか?」というご質問について。 私が言及していたのはRT1050のデータシートに記載されている構成です:外部24MHzの発振器ドライブXTALOに、XTALIに18pFのコンデンサを搭載しています。印加されるクロックレベルはNVCC_PLLを超えてはならない。 また、NVCC_PLLが「VDD_HIGHとDCDC_INに直接コネクテッドしている」というあなたの主張についても明確にしたいと思います。つまり、NVCC_PLL、VDD_HIGH_IN、DCDC_INがすべて同じ3.3VのPCBネットにコネクテッドされているということですか?回路図または基板上のネット接続を確認して、この点を確認してください。NVCC_PLLは内部LDO_1P1の約1.1Vの出力であり、VDD_HIGH_INとDCDC_INは電源入力です。NVCC_PLLが3.3V電源に直接接続されている場合は、発振器のテストを進める前にこの接続を修正する必要があります。 よろしくお願いいたします。 5月 Re: 24MHz clock issue RT1052 NVCC_PLLは他のNVCC_xポートと同じ名前なので、非常に紛らわしい。NVCC_PLL_CAPと呼ぶ方が良いでしょう
View full article
#LX2160 板上电后无法启动 您好,我有一个关于#Lx2160a-rdb板的问题。 当我接通电源并按下电源按钮时,电路无法启动,LED D20 和 D23 亮起红色。即使该设备之前没有开机,它仍然显示过热状态。 造成这种情况的原因可能是什么?请帮忙——谢谢。 Re: Failure to boot upon power on in the #LX2160 board D20 + D23 并不一定意味着处理器真的过热。 D23(THERM)表示热监测电路检测到热故障并关闭了系统。默认跳闸点为 85 °C。 D20(故障)是一个通用故障指示器;它可以由热故障、电源时序故障或软件故障触发。 最可能的原因 处理器未安装或未正确就位 弯曲/污染的插座引脚 热二极管连接损坏 热监测集成电路或相关电路故障 建议检查 完全断开交流电源,然后检查处理器安装情况、插槽引脚、散热器和板损坏情况。 检查 SW4[1] 是否设置为正常运行 (1)。仅用于诊断测试,将 SW4[1] 设置为 0 可禁用热监控和其他警报。请勿将此作为永久性解决方案。 检查 ATX 连接是否正确:J1 12-V 连接和主 J2 ATX 连接器。检查绿色电源指示灯 D29–D39 是否亮起。 当 D20 亮起时,观察 M7–M0 状态 LED。闪烁模式可以识别出发生故障的电源时序器层。
View full article
Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Wireless Connectivity Power Profile Tool This page is dedicated to the Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x & MCX W23) One Connectivity Power Profile Tool. It contains 12 standalone products and system use cases. It will help you to estimate the power consumption in your application (Automotive or IIoT) and evaluate the battery life time of your solution. This page content a dedicated power profile tool 'One Wireless Connectivity Power Profiling Tool' which includes: Bluetooth LE :  New: KW43 (Automotive) and MCX W70 (IIoT) products in standalone based on simulation. Products will be available begin 2027. KW3x/KW4x (Automotive) and MCX W7x (IIoT) products in standalone. MCX W23 (IIoT) product in standalone. K32W0/QN9090, KW41, QN9080 products in standalone. MCX W71 & W72 product in standalone (IIoT). Bluetooth LE Channel Sounding Localization (Automotive) SmartFob application (Automotive): BLE/KW45/47 + UWB Ranger4/5 + SE + motion sensor Active anchor use case (Automotive): BLE CS (KW47) Anchor + Digital Key or Keyfob 802.15.4 Matter & ZED  MCX W71 & W72 product in standalone (IIoT). New: MCX W70 product in standalone (IIoT) based on simulation.  Doorlock Aliro: Available in this new tool. New tools coming: Zephyr Zboss Zephyr BLE Save the OneConnectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_09_date.zip file in your disk, unzip it and launch One_Wireless_Connectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_09.html. page overview: Please, find this important link to build a PCB using a KW45/MCX W71 or KW47/MCX W72 and all concerning the radio performances and radio certification (CE/FCC/IC): The best way to build a PCB using a KW45 (car acce... - NXP Community For Power and Low Power Application Notes please see product pages. Here are some direct links for your convenience: MCXW71 - Power Management Hardware KW45/K32W148 - Power Management Hardware Previous page revision is available in this link:  Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) Wireless Connectivity Power Profile Tools Product: K32W0 Product: K32W1 Product: KW 34|35|36 Product: KW 37|38|39 Product: KW41Z |31Z | 21Z Product: QN9080|SIP Product: QN9090|30 Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization) Hi Everett, The password is in place to avoid changes or competitor benchmarks in too much details. Sorry for the inconvenient but it can't be. Re: Kinetis (KW35/38/KW45 & K32W1/MCX W71) Power Profile Tools (including Localization) Hi  christophe_menard, @christophe_menard  Could you provide the password of Sheet protection, thanks very much. EverettRao_0-1729134009121.png Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) Hello , We would like to work with OneConnectivityPowerProfilingtool_SDK_26_03.zip but a trojan is detected. How to do to use thtis tool. Thank you for the support Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) Hi @pierre_demeyer  I opened a ticket to our IT to verify this. I will keep you informed soon. Re: Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization) Hi @pierre_demeyer  After IT verification, no Trojan virus was detection using Crowstrike or Defender softwares.
View full article
EMIOSカウンタバス構成の問題 こんにちは、専門家の皆様、 .mexを設定しましたRTD 7.0.0でコントローラ S32K342ファイルを作成しました。 以下のエラーが発生しています。 RTD 6.0.0のS32K344設定から設定をコピーしました(ピン構成とペリフェラル構成が同じため)。 必要なカウンターバスをすべて正しく設置しました。 Emios_Mcl_Ip のスクリーンショットをいくつか   ありがとうございます。 Re: EMIOS counter bus configuration issue 迅速なご対応ありがとうございます。 いいえ、完全にコピーしたわけではありません。342コントローラーを選択して新しいプロジェクトを作成し、ペリフェラルの設定をコピーしました。プロジェクト全体ではない。 これがお役に立てば幸いです。 ありがとうございます。 Re: EMIOS counter bus configuration issue プロジェクトをありがとうございました。 .mexファイルをコピーしましたファイルを私のプロジェクトの一つに取り込んでみたところ、興味深いことに、そこからコードを生成してもエラーは発生しませんでした。 「RTD 6.0.0のS32K344構成から設定をコピーした」というのはどういう意味か、もう少し詳しく教えていただけますか?.mexファイルをコピーしましたか?RTD 6.0.0で作成されたプロジェクトのファイルですか? よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: EMIOS counter bus configuration issue 共有されている設定ファイルを参照してください。 ありがとうございます。 Re: EMIOS counter bus configuration issue こんにちは、 @sbidkar さん、 .mexファイルを教えていただけますかファイル? よろしくお願い申し上げます。 Re: EMIOS counter bus configuration issue こんにちは、 @sbidkar さん。 前回は.mexファイルを開いたS32 Design Studio 3.6.9のファイルRTD 7.0.1では、この問題は発生しませんでした。S32 Design Studio 3.6.5(RTD 7.0.0)でテストしたところ、問題を再現することができました。 どのIDEバージョンを使っていますか? この問題に関する既存の報告はまだ見つかっていません。IDEsチームに確認して、またご連絡します。 ありがとうございました。 BR、ダニエル Re: EMIOS counter bus configuration issue ダニエルさん、ご回答ありがとうございます。 私はIDEバージョン3.6.4を使っています BR。 Re: EMIOS counter bus configuration issue こんにちは、ダニエルさん。 この件について何か進展はありますか? Re: EMIOS counter bus configuration issue こんにちは、 @sbidkar さん。 はい、これはRTD 7.0.0の問題点です。RTD 7.0.1で修正済み よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
i.MX95-15x15におけるWM8962オーディオコーデック統合とSAI4のレビュー要請 NXPチームの皆様、こんにちは。 カスタムのi.MX95 15×15ボード上でWM8962オーディオコーデックとSAI4を統合するためのデバイスツリーパッチ(wm8662_audio_codec_imx95_15x15.patch)を作成しました。 パッチを確認して、オーディオ統合が正しいか確認してもらえますか? 以下の点にご注目ください。 WM8962のI²C構成、アドレス、クロック、および電源。 SAI4の設定、pinctrl、クロックレート、およびマスタークロックの設定。   注意: パッチにはHDMI、LVDS、その他の構成も含まれています。これらの変更は無視し、WM8962オーディオコーデックとSAI4統合のみを確認してください。 必要な修正点をご提案ください。また、可能であれば、デバイスツリーの参考例もご提供ください。 添付ファイルをご確認ください。 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Request to Review of WM8962 Audio Codec Integration with SAI4 on i.MX95-15x15 こんにちは、 @deepak_k さん。 外部MCLKを使用する場合は、dtsファイルにダミークロック情報を追加してください。 m8962_ext_mclk: wm8962-ext-mclk { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <12288000>; clock-accuracy = <20>; clock-output-names = "wm8962_ext_mclk"; }; wm8962: audio-codec@1a { compatible = "wlf,wm8962"; reg = <0x1a>; clocks = <&wm8962_ext_mclk>; clock-names = "mclk"; ..... /delete-property/ fsl,sai-mclk-direction-output; }; よろしくお願いします、 志明 Request to Review of WM8962 Audio Codec Integration with SAI4 on i.MX95-15x15-FRDM @Zhiming_Liu様 外部MCLKとダミークロックの設定に関するご提案、ありがとうございました。 あなたの推奨に基づいてデバイスツリーパッチ(wm8662_audio_codec_imx95_15x15.patch)を更新しました。添付のパッチを改めて確認し、以下の点を明確にしていただけますか? 不足しているプロパティ:残りのWM8962コーデックデバイスツリーのプロパティはすべて正しいですか?それとも、追加のプロパティが必要ですか? MCLKの設定:外部MCLK { 24.000MHZ-D2Y-T}を使用しており、提案どおりダミーの固定クロックノードを追加しました。12.288 MHzの周波数を含め、クロック設定は正しいでしょうか? SAI4の設定:私のSAI4の設定は正しいでしょうか?特に、割り当てられたクロック、クロックの親、クロックレート、およびfsl、sai-mclk-direction-outputプロパティについて教えてください。 &sai4 { #sound-dai-cells = <0> pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai4>; pinctrl-1 = <&pinctrl_sai4_sleep>; assignment-clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1_VCO>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL2_VCO>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL2>, < &scmi_clk IMX95_CLK_SAI4 >; assignment-clock-parents = <0>, <0>, <0>, <0>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1>; assignment-clock-rates = <3932160000>, <3612672000>, <393216000>, <361267200>, <12288000> fsl、sai-mclk方向出力; ステータス = "正常"; 4.必要な変更: SAI4 または WM8962 ノード内のプロパティを削除または変更する必要がありますか。 引き続きご支援いただきありがとうございます。
View full article
s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Dear NXP team, I have some queries while using the AB Swap feature of HSE and need a little help, thanks for the support. The corresponding HSE fw (s32k3x6_hse_fw_1.15.0_2.50.0_pb241126.bin.pink) that I have installed so far, for the user app upgrade (not HSE) fw update) have the following questions: 1, please ask me the original has been implemented bootloader, the address is assigned as follows: boot:0x00400000-0x00433fff app:0x00434000-0x004fffff, if you need to use the function of the AB Swap (with integrity checksum and fallback function), how should I modify the allocation address? 2. Is it necessary to download a boot for each partition when downloading? 3. Is it necessary to modify to the corresponding ld file every time when upgrading to A/B partition? 4. After checking the related information, I understand that it is necessary to modify the ivt so that it can be recognized by the SBAF, may I know what exactly needs to be modified? Is there any related routine; 5. Is it necessary to add signature and checksum, I have tested to generate SHA2_256 checksum, is it available? Re: s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Hi @caigangwu  1. If you have S32K364, the memory layout is different in comparison with other devices like S32K344 or similar. Take a look at “Figure 38. Illustrations of Flash memory layout of S32K394, S32K374 and S32K364 in AB_SWAP” in HSE Firmware reference manual rev. 2.7. The flash block 0 is fixed. This one can be used for bootloader. Flash block 1 and 2 are intended for the AB swap. So, the application should be shifted to 0x60_0000. 2. That means it’s not necessary to have two copies of the bootloader in both partitions on this device. You will have just one bootloader in the fixed block. 3. No, it’s not necessary to update the linker files. The application project must be always compiled for active partition addresses because it will be always executed from this active partition. In other words – it’s copied to passive partition during the update but it runs from active partition after the swap. 4. I’m not sure if I can understand the question. S32K364 in AB_SWAP mode can boot from 0x40_0000, 0x60_0000, 0x1000_0000 using this priority order. If bootloader is present at 0x40_0000 then it will be executed after reset. If the bootloader is not present, application at 0x60_0000 will be executed – this can be used for application development without the bootloader, so no change in the project is necessary. If secure boot is used, the start address is given by secure boot configuration. 5. Such requirement should be specified by OEM. In automotive, it is common practice to protect the application and keys by secure boot. The secure boot is described in HSE firmware reference manual rev. 2.7 in section “7 Secure Boot and Memory Verification Services”. We provide Secure Boot application note including demo projects. It can be downloaded from: https://www.nxp.com/products/S32K3 Application note can be found here: Documentation -> Secure Files -> Secure Boot Application note v0.1.1.0 (AN744511) Associated demo project can be downloaded here: Design Resources -> Software -> Secure Files -> SecureBootAppNoteDemo (SW745310) Other examples for secure boot can be found in HSE Demo Examples: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples Regards, Lukas Re: s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Hi, @lukaszadrapa    I’ve flashed the AB Swap version HSE firmware:   s32k3x6_hse_fw_1.15.0_2.50.0_pb241126.bin.pink   My bootloader is programmed at 0x400000.   With this bootloader, I downloaded the application to the flash starting at 0x600000.   Then I followed the official demo, called HSE_ActivatePassiveBlock to activate the passive partition, and performed a software reset.   But the AB-Swap switch didn’t work. After reset, the MCU still boots from the original bootloader at physical address 0x400000, instead of switching to the partition starting at 0x600000.   Could you help check if I made any wrong operation or missing configuration for S32K364 HSE AB-Swap? Re: s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Hi@lukaszadrapa : Every time I call HSE_ActivatePassiveBlock, after system reset, I use Dcm_ActiveAddressOTARegion to get the OTA active region, and the region value can be seen changing normally. However, when using Dcm_StatusIsOTAEnabled to read the OTA activation status, it always returns 0. How should I troubleshoot and fix this problem? Re: s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Hi @lukaszadrapa , about Figure 38 of HSE Firmware reference manual rev. 2.7, I need a clarification about the maximum size of flash application. I'm implementing HSE A/B swap on S32K364. If I have understood well the maximum size of application could be only 1MB (from 0x60_0000 to 0x6F_FFFF in Active partition and from 0x80_0000 to 0x8F_FFFF in Passive partition ) it's true? The HSE firmware (the pink image) it's in Block 0 address at 0x40_0000 the remaining flash in Block 0 it's wasted (could not be used)? My problem it's that I need A/B swap but my application could be greater than 1 MB. In A/B swap , If the maximum application size ( using S32K364 ) is 1MB , using S32K366 wich is the maximum application size? Regards, Francesco. Re: s32k364 HSE ABSwap APP UPDATE Hi @francescovico  Yes, in case of S32K364, you have 1MB in active partition, 1MB in passive partition and 2MB in fixed block at 0x40_0000. If your application exceeds 1MB, an option is to force some data or shared resources to the fixed block. But I understand it’s not always possible. In this case, S32K366 is better option. S32K366 has 6MB of flash in total. You can use up to (2MB – 176KB) in active block and the same size in passive block. Plus additional 2MB in the fixed block. Those 176KB in active and passive block is reserved for HSE firmware. Regards, Lukas
View full article
Request to Review of WM8962 Audio Codec Integration with SAI4 on i.MX95-15x15 Hello NXP Team, I have created a device-tree patch (wm8662_audio_codec_imx95_15x15.patch) to integrate the WM8962 audio codec with SAI4 on my custom i.MX95 15×15 board. Could you please review the patch and verify whether the audio integration is correct? Please focus on: WM8962 I²C configuration, address, clocks, and power supplies. SAI4 configuration, pinctrl, clock rates, and master-clock settings.   Note: The patch also contains HDMI, LVDS, and other configurations. Please ignore these changes and review only the WM8962 audio codec and SAI4 integration. Please suggest the necessary corrections and provide a reference device-tree example if available. please find the attachment. Thank you for your support. Request to Review of WM8962 Audio Codec Integration with SAI4 on i.MX95-15x15-FRDM Dear @Zhiming_Liu , Thank you for your suggestion regarding the external MCLK and dummy clock configuration. I have updated my device-tree patch (wm8662_audio_codec_imx95_15x15.patch) based on your recommendation. Could you please again  review the attached patch and clarify the following points? Missing properties: Are all the remaining WM8962 codec device-tree properties correct, or are any additional properties required? MCLK configuration: I am using an external MCLK { 24.000MHZ-D2Y-T} and have added the dummy fixed-clock node as suggested. Is the clock configuration correct, including the frequency of 12.288 MHz? SAI4 configuration: Is my SAI4 configuration correct, particularly the assigned clocks, clock parents, clock rates, and fsl,sai-mclk-direction-output property? &sai4 { #sound-dai-cells = <0>; pinctrl-names = "default", "sleep"; pinctrl-0 = <&pinctrl_sai4>; pinctrl-1 = <&pinctrl_sai4_sleep>; assigned-clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1_VCO>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL2_VCO>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL2>, <&scmi_clk IMX95_CLK_SAI4>; assigned-clock-parents = <0>, <0>, <0>, <0>, <&scmi_clk IMX95_CLK_AUDIOPLL1>; assigned-clock-rates = <3932160000>, <3612672000>, <393216000>, <361267200>, <12288000>; fsl,sai-mclk-direction-output; status = "okay"; 4. Required changes: Should I remove or modify any properties in the SAI4 or WM8962 nodes. Thank you for your continued support. Re: Request to Review of WM8962 Audio Codec Integration with SAI4 on i.MX95-15x15 Hi @deepak_k  If you are using external MCLK, please add dummy clock information in dts. m8962_ext_mclk: wm8962-ext-mclk { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <12288000>; clock-accuracy = <20>; clock-output-names = "wm8962_ext_mclk"; }; wm8962: audio-codec@1a { compatible = "wlf,wm8962"; reg = <0x1a>; clocks = <&wm8962_ext_mclk>; clock-names = "mclk"; ..... /delete-property/ fsl,sai-mclk-direction-output; }; Best Regards, Zhiming
View full article