Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MC33774A(400μA)におけるIC間電流不均衡の解決策 こんにちは、チームのみなさん。 MC33774Aのデータシートには、IC間の電流消費の変動は最大400uAに達すると記載されています。そんな大きな不均衡の理由を教えてもらえますか? この問題を解決するための方法はありますか?実際、私たちはこのCMUを、分散型高電圧BMSシステムのスレーブ機器として使用しています。この不均衡は私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。 可能であれば、IC間の電流不均衡に関する正規分布曲線や関連データも共有していただけますか? ありがとうございます Re: Solution for IC to IC current imbalance for MC33774A (400uA) こんにちは、 Hwd_kitさん 400 µAという値は、規定された動作条件下における2つのMC33774Aデバイス間の最大電流差であり、すべてのデバイスペアにおける典型的な不一致値ではありません。主に、内部バイアス回路、基準電圧回路、レギュレータ、ADC、およびデジタル回路におけるプロセス変動と温度変動を対象としています。 すべてのCMUでSYS_SUPPLY_CFG.CURMATCHが有効になっていることを確認してください。この機能は、デバイス間の電流差を指定されたΔIBAT(FP)値に制限します。 分散型高電圧BMSの場合、電流整合機能を有効にし、システム電力バジェットおよびバッテリー不均衡解析において、指定された400μAの不整合を考慮してください。 残念ながら、データシートには正規分布曲線や大規模サンプルに基づく統計データは記載されていません。 よろしくお願いします!
查看全文
I.MX8 NPUのScarthgapとWrynoseの性能差 こんにちは、NXPさん。 NXPが提供する`mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite`のベンチマークテストを実施しました。VX NPUデリゲートを用いたモデル。以下の結果は、Scarthgap 6.6.23および Wrynose 6.18.37 で繰り返しベンチマークを実行した際の、定常状態の `Inference (avg)` 実行時間です。 Wrynoseの平均推論時間は、Scarthgapの結果よりも約27%長い。 この差は想定内ですか?確認すべきNPU、デリゲート、またはベンチマークの設定はありますか? ベンチマークコマンドは以下のとおりです。 ```bash ./benchmark_model--graph=mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite --external_delegate_path=/usr/lib/libvx_delegate.so 「`」 敬具 ガブリエル・ゴスデン Re: I.MX8 NPU performance difference between Scarthgap and Wrynose こんにちは、 i.MX の8M Plus EVKでも同様の性能差を再現できました。同じMobileNetモデルとテスト構成を用いて、Scarthgapで約2.96ms、Wrynoseで3.55msと約20%の推論時間増加を測定しました。 私のテストでは、両方のリリースで完全なモデルが正常に委任されており、関連するNPU/MLクロック周波数も同じレートで設定されていることが確認されました。プロファイリングによって、パフォーマンスの差はVXデリゲートの実行パス内に留まっていることも確認しました。 この挙動は再現可能であり、利用可能な結果はCPUフォールバックや低いNPUクロック周波数ではなく、ソフトウェア実行スタックに関連していることが示されています。
查看全文
PF09:能否不使用 KITPF09FRDMPGM 和 KL25Z,而是使用另一个 I²C MCU 板(例如 )对 OTP 进行编程?STM3 您好,NXP团队: 对于 PF09,能否不使用 KITPF09FRDMPGM 和 KL25Z,而是使用具有 I²C 接口的其他 MCU 板(例如 STM32 板)进行 OTP 仿真和编程? 是否有任何配置或书面文件支持这一做法?如果可以,请提供相关文档链接。 谢谢, 马赫什 i.MX 的 PMIC Re: PF09: Can OTP be programmed without KITPF09FRDMPGM and KL25Z, using another I²C MCU board (e.g. 你好 maheshtankala 抱歉,我们不支持这种类型的OTP编程。
查看全文
MR-CANHUBK344用のアーカイブされたS32K3 FreeRTOS 2.0.0パッケージのリクエスト こんにちは、 私はNXP MR-CANHUBK344評価ボードを使っており、元のNXPサンプルプロジェクトに必要なアーカイブ済みFreeRTOSパッケージが必要です。 必須ファイル: SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip 私の環境: 基板: MR-CANHUBK344 MCU:S32K344 S32 Design Studio:3.4 S32K3開発パッケージ:3.4.3 S32K3 RTD AUTOSAR 4.4: 2.0.0 必要なS32DS、S32K3開発パッケージ、RTD版はすでにダウンロード済みですが、FreeRTOS 2.0.0はダウンロードポータルからは利用できません。 このアーカイブ済みFreeRTOS 2.0.0パッケージへのアクセス権を提供できるか、私のNXPアカウントで有効にしていただけますか? よろしくお願いします。 Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 こんにちは、 @lxndrkurus さん 製品はアーカイブされているため、見ることができません。つまり、修正されないバグが存在する可能性があるということです。通常、お客様に新しいバージョンの使用を推奨しています。 ただし、どうしても古いバージョンのテストを希望する場合は、内部チームに連絡してソフトウェアをアカウントに追加してもらうまでお待ちください。 よろしくお願いします、 ロビン Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 @lxndrkurusアクセス先: 自動車ソフトウェア - S32K3標準ソフトウェア - > 自動車ソフトウェアソフトウェア - S32K3 - FreeRTOS ->  前回:SW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204 Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 こんにちは、 @lxndrkurus さん もうあなたのアカウントに追加されているはずです。ご要望の製品であるSW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204はアーカイブされており、既存のバグは修正されない場合がありますのでご注意ください。 ダウンロードは S32K3 参考ソフトウェア - > オートモーティブ SW - S32K3 - FreeRTOS - > 前回 - > 2.0.0 SW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204 よろしくお願いいたします ロビン
查看全文
PF09: Can OTP be programmed without KITPF09FRDMPGM and KL25Z, using another I²C MCU board (e.g. STM3 Hi NXP team, For the PF09, can OTP emulation and programming be done without the KITPF09FRDMPGM and KL25Z, using another MCU board with an I²C interface, such as an STM32 board? Is there any provision or documented support for this? If it is possible, please point me to the document that describes it. Thanks, Mahesh PMIC for i.MX Re: PF09: Can OTP be programmed without KITPF09FRDMPGM and KL25Z, using another I²C MCU board (e.g. Hi maheshtankala Sorry that we don't support that kinds of OTP programming.
查看全文
MC33774A (400uA) IC间电流不平衡解决方案 大家好, MC33774A 的数据手册中提到,其 IC 之间的电流消耗变化最大可达 400uA。你能告诉我造成如此巨大失衡的原因吗? 有什么办法可以解决这个问题吗?实际上,我们正在分布式高压电池管理系统的从节点中使用这款 CMU。这种失衡可能会对我们造成严重影响。 如果可以的话,能否也分享一下大量集成电路间电流不平衡的正态分布曲线或相关数据? 感谢您 Re: Solution for IC to IC current imbalance for MC33774A (400uA) 您好Hwd_kit 400 µA 值是两个 MC33774A 设备在指定工作条件下的最大电流差,而不是每对设备的典型不匹配值。它主要涵盖内部偏置电路、基准电压源、稳压器、ADC 和数字电路中的工艺和温度变化。 请确保所有 CMU 上都启用了 SYS_SUPPLY_CFG.CURMATCH。此功能将设备间的电流差限制在指定的 ΔIBAT(FP) 值。 对于分布式高压电池管理系统,请启用电流匹配功能,并在系统功率预算和电池不平衡分析中考虑指定的 400 µA 失配。 遗憾的是,数据手册中没有提供正态分布曲线或大样本统计数据。 谢谢您!
查看全文
Solution for IC to IC current imbalance for MC33774A (400uA) Hi Team, In the MC33774A's datasheet, it's mentioned that it's IC to IC current consumption variation could be 400uA max. Can you tell me the reason for such a huge imbalance.  Is there any solution to overcome this issue? Actually we are using this CMU in the slaves for our Distributed HV BMS System. This imbalance could affect us badly.  If possible, could you also share with me the normal distribution curve or related data for the IC to IC current imbalance over a large number.  Thanks You Re: Solution for IC to IC current imbalance for MC33774A (400uA) Hi Hwd_kit The 400 µA value is the maximum current difference between two MC33774A devices under the specified operating conditions, not the typical mismatch for every device pair. It mainly covers process and temperature variations in the internal bias circuits, references, regulators, ADCs, and digital circuitry. Please ensure that SYS_SUPPLY_CFG.CURMATCH is enabled on all CMUs. This function limits the device-to-device current difference to the specified ΔIBAT(FP) value. For a distributed HV BMS, please enable the current-matching function and consider the specified 400 µA mismatch in the system power-budget and battery-imbalance analysis. Unfortunately the datasheet does not provide a normal-distribution curve or large-sample statistical data.  Thanks!
查看全文
I.MX8 NPU performance difference between Scarthgap and Wrynose Hi NXP, I have benchmarked NXP’s provided `mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite` model using the VX NPU delegate. The results below are the steady-state `Inference (avg)` timings from repeated benchmark runs on Scarthgap 6.6.23 and Wrynose 6.18.37. The Wrynose average inference time is about 27% higher than the Scarthgap result.  Is this difference expected? Are there NPU, delegate, or benchmarking settings I should check? The benchmark command was: ```bash ./benchmark_model --graph=mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite --external_delegate_path=/usr/lib/libvx_delegate.so ``` Kind regards, Gabriel Gosden Re: I.MX8 NPU performance difference between Scarthgap and Wrynose Hello,  I was able to reproduce a similar performance difference on our i.MX 8M Plus EVK. Using the same MobileNet model and test configuration, I measured approximately 2.96 ms on Scarthgap compared with 3.55 ms on Wrynose, which is approximately a 20% increase in inference time. My testing confirms that the complete model is successfully delegated in both releases, and the relevant NPU/ML clock frequencies are configured at the same rates. I also confirmed through profiling that the performance difference remains within the VX Delegate execution path. The behavior is reproducible and the available results indicate that the difference is associated with the software execution stack rather than CPU fallback or a lower nominal NPU clock frequency. 
查看全文
“s32k31XEVB-Q100 评估板”上的 SPI 通信 你好, 我有一个 s32k31XEVB-Q100 评估板,并尝试在 S32 和 FS23 之间实现 SPI 通信。 我的引脚配置: PTB0 -> lpspi0_pcs0 PTC8 -> lpxpi0_sck PTC9 ->lpxpi0_sin PTB1 -> lpxpi0_sout 在“外设”中,我添加了 Lpspi /* SPI */ /* Time to transfer all frame data */ #define BCC_MSG_SIZE 4U #define RX_BUFFER_SIZE 4U #define TIMEOUT ((uint32)1000000UL) #define NUMBER_OF_BYTES (10) uint16 numberOfBytes = BCC_MSG_SIZE; static void handleSPI(void) { static int counterSPI = 0; __attribute__(( aligned(32) )) uint8_t rxBuffer[BCC_MSG_SIZE] = {0x00};// = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /* Buffer for receiving. */ __attribute__(( aligned(32) )) uint8_t txBuffer[BCC_MSG_SIZE] = {0x00}; /* Transmission buffer. */ /* M_DEV_PROG_ID * */ txBuffer[0] = 0x01 << 1; // General status flags ( Register address / Read/Write) txBuffer[1] = 0x00; // Read Data txBuffer[2] = 0x00; // Read Data txBuffer[3] = 0x00; // CRC if (counterSPI++ >= 5000000) { counterSPI = 0; lpspi_status = Lpspi_Ip_SyncTransmit(&MASTER_EXTERNAL_DEVICE, &txBuffer[0], &rxBuffer[0], numberOfBytes, 100000); } } int main(void) { /* Write your code here */ Clock_Ip_StatusType clockStatus; clockStatus = Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); if (CLOCK_IP_SUCCESS != clockStatus) { exit_code = -1; } /* Initial Pins */ Siul2_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals); /* Initial ISR */ IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); /* already enabled in IntCtrl_Ip - Interrupt Controller */ //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_2_IRQn); //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_2_IRQn); FlexCAN_Ip_Init(INST_FLEXCAN_0, &FlexCAN_State0, &FlexCAN_Config0); FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0,RX_MB_IDX,0xFFFFFFFF); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, &rx_info, Rx_MSG_ID); FlexCAN_Ip_SetStartMode(INST_FLEXCAN_0); //FlexCAN_Ip_Receive(INST_FLEXCAN_0,RX_MB_IDX,&rxData,false); lpspi_status = Lpspi_Ip_Init(&Lpspi_Ip_PhyUnitConfig_SpiPhyUnit_0_Instance_0); /* update Transfer Mode */ //Lpspi_Ip_UpdateTransferMode(MASTER_EXTERNAL_DEVICE.Instance, LPSPI_IP_INTERRUPT); for(;;) { handleSPI(); handleCAN(); handleLED(); if(exit_code != 0) { break; } } return exit_code; } 现在我将逻辑分析仪连接到板上的 J39 接口。 这段代码的运行结果是: 现在我有一些问题: 1)我发送的值顺序是否正确? 2)如果我只是想读取一些数据,是否需要发送 CRC 校验码? 3) 该板上的 FS23 的哪个寄存器返回固定数据?或者我能否获得一些数据来验证答案? 4)在时钟信号中,我有时看到时钟信号比正常情况持续时间更长。 您有什么建议可以帮助我实现SPI通信吗? Re: SPI Communication on "s32k31XEVB-Q100 Evaluation Board" 嗨,约翰 请看下方评论: 这里我只支持 FS23,不支持 S32K,所以我会从 FS23 的角度回复你。 现在我有一些问题: 1)我发送的值顺序是否正确? [gw]请参阅答案2,了解有关读写操作的更详细格式。 另请参阅 AN12149 第 16-5 页“MCU 通信”,以获取有关读/写/CRC 的更多信息。 2)如果我只是想读取一些数据,是否需要发送 CRC 校验码? [gw]是的,SPI 通信帧格式如下:默认情况下存在 CRC,且无法禁用。在读写操作期间,先传输最高有效位 (MSB),最后传输最低有效位 (LSB)。当 SPI 空闲时,即当 CSB 引脚为高电平时,MISO 处于高阻抗状态。 在 AN14129 第 11 页第 16 页中介绍了 INIT CRC 和常规 CRC 计算方法。 它们不一样。 3)该板上的FS23寄存器中,哪个寄存器返回固定数据?或者返回我可以知道以验证答案的数据? [gw] M_DEV_PROG_ID 地址是  0x01 4)在时钟信号中,我有时看到时钟信号比正常情况持续时间更长。 [gw]当 CS 变为低电平时,您测试波形,CLCK 为高电平,但在我们的时序图中,CLCK 为低电平。
查看全文
FRDM-MX95 PROソフトウェアパッケージはありますか? MX95 PRO向けに利用可能なOSソフトウェアパッケージはどのようなものか気になっています。 Android AAOSはデモイメージとして利用可能でしょうか?具体的に何が利用可能になるのか、誰かとCANで話し合える人はいますか? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 現在、IMX95 FRDM Pro用のLinux 6.18.20_2.0.0デモイメージのみが提供されています i.MXアプリケーション・プロセッサ向け組み込みLinux |NXP Semiconductors 上記のリンクからデモ画像をダウンロードできます。Android用にはボードファイルを確認しました。最新のAndroid 16.0.0_2.0.0はカーネル6.18.20_2.0.0をベースにしている。SO、FRDM Proのサポートは可能ですが、このバージョンはまだAndroidがこのボードで認証しておらず、19x19 EVKと15x15 FRDMのみです Re: FRDM-MX95 PRO software packages? FRDM-MX95にAndroid オートモーティブが搭載されるのか、それともFRDM-MX95 Proバージョンにアップグレードしなければならないのか、何か新しい情報はありますか? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 車載 Androidチームの確認をもう一度させてください。オーナーは休暇中で、来週オフィスに戻ってきます。何か進展があればお知らせします Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 以下のリンクを参照してください https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 車載 Androidのデモ画像はIMX95 19x19 EVK用のみです Re: FRDM-MX95 PRO software packages? AndroidやAAOSの計画はありますか?FRDM MX95 ProにAAOSバージョンがないのは不思議です。特に評価ボード 19x19は生産終了でベンチダウンしています。Proが19x19のプロセッサーで評価ボードとして使えない理由はありますか? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 残念ながら、車載 AndroidチームからIMX95 FRDMボードのサポート計画がないとの情報を受けました Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 質問するために彼らに連絡する方法はありますか? あるいは、新しいFRDM Proボードのコンパイル方法についての指示をもらえたり、コンパイルしやすくするためにボードパッケージファイルを提供してもらえないかもしれません。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? ありがとう。Android オートモーティブ のサポートが本当に不足しているようです。FRDMには大きな可能性がありますが、NXPの追加サポートがなければ私たちは孤立しなければなりません。私の理解では、evkはToradexのサポートから外され、生産終了です。FRDM Proも同じハードウェアなので、ある程度のサポートがあるはずです。画像作成がずっと楽になるBSPが必要です。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? まだこれをサポートする計画がないので、ビルド用のパッケージを提供することはできないと思います Re: FRDM-MX95 PRO software packages? まだ掲載されていませんが、コミュニティの皆さんにお知らせしたいのは、 Android 16.0.0_2.0.0(L6.18.20_2.0.0 BSP) をeMMCにフラッシュでき、 FRDM-IMX95-PRO ボード上で問題なく動作したことです。AOSP Android 16は十分に動作し、自分専用のTrustyアプレットを展開し、対応するAndroidアプリで通信することができました。 今日NXPのウェブサイトで Android 17.0.0_1.0.0(L6.18.37_2.1.0 BSP )が投稿されているのを見ました(Android 16が動作するなら、Android 17も動作するはずだと思います)
查看全文
RFIDDiscover 你好 我需要将RFIDdiscover Lite与pegoda CLRD730配合使用,请问您能提供下载链接吗? 另外,我发现 RFIDdiscover 的完整版本需要签署保密协议,请问我需要完成哪些步骤(保密协议的流程)才能完成保密协议并获得该工具的访问权限? 谢谢! 射频
查看全文
请求提供 MR-CANHUBK344 的已归档 S32K3 FreeRTOS 2.0.0 软件包 你好, 我正在使用 NXP MR-CANHUBK344 评估板,我需要 NXP 原始示例项目所需的已归档的 FreeRTOS 软件包。 所需文件: SW32K3_FreeRTOS_10_4_6_UOS_2_0_0_DS_updatesite_D2204.zip 我的环境: 电路板:MR-CANHUBK344 MCU:S32K344 S32 设计工作室:3.4 S32K3 开发包:3.4.3 S32K3 RTD AUTOSAR 4.4:2.0.0 我已经下载了所需的 S32DS、S32K3 开发包和 RTD 版本,但是 FreeRTOS 2.0.0 在下载门户中已不再提供。 请问您能否提供对已存档的 FreeRTOS 2.0.0 软件包的访问权限,或者为我的 NXP 帐户启用该软件包? 谢谢! Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 嗨@lxndrkurus 您无法查看该产品,因为它已被存档。这意味着其中可能存在无法修复的漏洞。我们通常建议客户使用新版本。 但是,如果您坚持要测试旧版本,请稍等片刻,我会联系内部团队,让他们将软件添加到您的帐户中。 此致, 罗宾 Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 @lxndrkurus前往: 汽车软件 - S32K3 标准软件->汽车软件 - S32K3 - FreeRTOS ->上一版本:SW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204 Re: Request for archived S32K3 FreeRTOS 2.0.0 package for MR-CANHUBK344 嗨@lxndrkurus 现在应该已经添加到您的账户中了。请注意,您所请求的产品——SW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204——已被归档,这意味着任何现有的错误都可能无法修复。 请点击“S32K3 参考软件-> 汽车软件 - S32K3 - FreeRTOS -> 上一版本 -> 2.0.0 SW32K3_FreeRTOS_10.4.6_2.0.0_D2204”进行下载。 此致敬礼, Robin
查看全文
电路板支持包。 中的 A53 核心频率 大家好,社区和NXP导出团队! 电路板支持包。 48 手册中有关于 A53 核心时钟的信息,如下所示。 root@s32g399aevb3:/sys/设备/system/cpu/cpufreq/policy0/# cat scaling_available_frequencies 48148 54166 61904 72222 86666 104000 136842 200000 371428 1300000 我的问题是,为什么时钟频率直接从 1.3G 降到 371M,而没有 866/650 可选?是不是有什么特殊原因? 顺祝商祺! 光宇 Re: A53 core frequency in S32G3 BSP 你好, @Guangyu_D 感谢分享。 1. 从现有文件来看,我没有看到对此有任何特殊考虑。 2. 目前的结果是由最初实现中引入的原始频率采样策略引起的,它在允许的频率范围的限制之间选择均匀间隔的分频器,而不是均匀间隔的频率。这自然会在高频端产生稀疏的频率点,在低频端产生更密集的频率点。 BR 陈银
查看全文
HSE option Hello, For some export purpose, we would like to remove the HSE (crypto parts) module. I did not find any reference whithout HSE module in your lists, do you confirm that no S32G2 or S32G3 references are available without HSE (crypto parts) module? B.R. Re: HSE option Hello, @COLLIN_O  Thanks for the post. From the latest product introduction of both S32G2/3, HSE is included in all of the variants listed. BR Chenyin
查看全文
FS26スタンバイ NXPのエキスパートの方、こんにちは。FS26に関連する問題が発生しました。 テストの結果、FS26がスタンバイモードに移行できないことが判明しました。シングルステップ実行は継続されますが、FS26はスタンバイモードに移行できません。Sbc_fs26_SetOperatingMode()インターフェースがフルスピードで実行されるたびにリセットが発生します。ハードウェアウェイク信号は削除されており、リセットピンには他の信号は接続されていません。 小型エンジンドライバー Re: FS26 standby こんにちは、チェンシュウ どの状態からスタンバイ状態に切り替えましたか? 実行したコマンドを教えていただけますか? Re: FS26 standby こんにちは、ご協力ありがとうございました。問題は解決しました。 テストの結果、ウェイクアップ時間が5ms未満の場合、M_WIO_FLGレジスタの読み取り値が0となり、ウェイクアップソースが読み取れないことが判明しました。この点についてご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。 Re: FS26 standby こんにちは、チェンシュー 新しいトピックについては、新しいチケットを送信してください! https://support.nxp.com/s/?language=en_US
查看全文
FRDM-MX95 PRO software packages? I was wondering what OS software packages will be available for the MX95 PRO?  Will Android AAOS be available for it as a demo image?  Is there anyone we can communicate with about what will specifically be available? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? currently, only linux 6.18.20_2.0.0 demo images for imx95 frdm pro Embedded Linux for i.MX Applications Processors | NXP Semiconductors you can download demo images from the link above, for android, I checked the board file, the latest android 16.0.0_2.0.0 is based on kernel 6.18.20_2.0.0, so should support frdm pro, but this version android hasn't verified on this board yet, only 19x19 evk and 15x15 frdm Re: FRDM-MX95 PRO software packages? Any news if we will get android automotive on the frdm-mx95 or would we have to upgrade to frdm-mx95 pro version? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? let me confirm auto android team again, the owner is on vacation, and come back office in next week, any update I will let you know it Re: FRDM-MX95 PRO software packages? refer to the link as below https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO auto android demo images are only for imx95 19x19 evk Re: FRDM-MX95 PRO software packages? Are there any plans for android or AAOS?  Seems weird that the FRDM MX95 Pro wouldn't have an AAOS version especially since the Evaluation board 19x19 has been discontinued and benched.  Is there a reason the pro being a 19x19 processor wouldn't work as the evaluation board. Re: FRDM-MX95 PRO software packages? Thanks. There seems to be a genuine lack of Android automotive support. The frdm has a lot of potential but without additional support from nxp we are left on our own. From my understanding the evk has been dropped from support from toradex and discontinued. With the frdm pro having the same hardware there should be some support. We need the BSP which would make building the images a lot easier. Re: FRDM-MX95 PRO software packages? Is there any way i can contact them to ask a question? Or could they give us some instructions on how to compile the new frdm pro board, maybe they can provide the board package file to make it easier for us to compile? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? unfortunately, got information from auto android team that they haven't any plan to support any imx95 frdm board Re: FRDM-MX95 PRO software packages? since they don't have plan to support this yet, I don't think they can offer any packages to build Re: FRDM-MX95 PRO software packages? Even though it isn't listed yet, I just wanted to let the community know that I was able to flash Android 16.0.0_2.0.0 (L6.18.20_2.0.0 BSP) to eMMC, and it ran fine on my FRDM-IMX95-PRO board.  AOSP Android 16 worked well enough that I could deploy my own custom Trusty applet and have a corresponding Android app communicate with it afterward. I just saw Android 17.0.0_1.0.0 (L6.18.37_2.1.0 BSP) posted on the NXP website today (if Android 16 worked, I'm guessing Android 17 should work as well too)
查看全文
FRDM-MX95 PRO 软件套装? 我想知道MX95 PRO会有哪些操作系统软件版本可用?是否会提供Android AAOS的演示镜像?我们能否联系到相关人员,了解具体有哪些服务或产品可供选择? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 目前,仅提供适用于 imx95 frdm pro 的 Linux 6.18.20_2.0.0 演示镜像。 适用于 i.MX 应用处理器的嵌入式 Linux | 恩智浦半导体 您可以从上面的链接下载演示镜像。对于安卓系统,我检查了开发板文件,最新的安卓 16.0.0_2.0.0 基于内核 6.18.20_2.0.0,因此应该支持 FRDM Pro,但这个版本的安卓系统尚未在该开发板上验证过,目前只验证过 19x19 EVK 和 15x15 FRDM。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 请问frdm-mx95是否会支持Android Automotive?还是必须升级到frdm-mx95专业版? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 请参考以下链接。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 自动安卓演示图片仅适用于 imx95 19x19 evk Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 我再确认一下安卓自动团队的情况,负责人正在休假,下周才会回来上班,有任何更新我会通知你。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 是否有针对安卓或AAOS系统的计划?FRDM MX95 Pro 没有 AAOS 版本似乎很奇怪,尤其是考虑到评估板 19x19 已经停产并停止测试。19x19处理器的Pro版为什么不能用作评估板? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 我可以通过什么方式联系他们询问问题? 或者他们能否给我们一些关于如何编译新的frdm pro板的说明?也许他们可以提供板包文件,以便我们更容易地进行编译? Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 很遗憾,我从安卓汽车团队那里得知,他们没有任何支持IMX95 FRDM主板的计划。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 谢谢。目前看来,Android车载系统确实缺乏支持。frdm 具有很大的潜力,但如果没有 nxp 的额外支持,我们就只能靠自己了。据我了解,Evk 已停止获得 Toradex 的支持并停产。由于 frdm pro 与 frdm pro 采用相同的硬件,因此应该可以获得一些支持。我们需要电路板支持包。,它可以让构建镜像变得更加容易。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 由于他们目前还没有支持这方面的计划,我认为他们无法提供任何构建代码包,软件包。 Re: FRDM-MX95 PRO software packages? 虽然还没有被列入名单,但我只是想告诉大家,我已经成功地将Android 16.0.0_2.0.0 (L6.18.20_2.0.0 电路板支持包。)刷入 eMMC,并且在我的FRDM-IMX95-PRO板上运行良好。 AOSP Android 16 运行良好,我可以部署自己的自定义 Trusty 小程序,并让相应的 Android 应用随后与其通信。 我今天在NXP网站上看到了Android 17.0.0_1.0.0 (L6.18.37_2.1.0 电路板支持包。) (如果Android 16可以运行,我猜Android 17也应该可以运行)。
查看全文
界面隐藏问题guiguider2.0.1 guiguider2.0.1创建一个界面使用在界面右侧属性中添加hidden标志,有时候会导致其他界面也看不见,且无法恢复只能重新启动软件才可以, 回复: 界面隐藏问题guiguider2.0.1 你好@ZYQ 谢谢你提供的信息。 我可以重现这个问题。 我已经将此事报告给了我们的GUIGUIDER团队。 BR 哈里
查看全文
マルチコアプロジェクトにおける追加MPU領域の設定 私は基本的に2つのSDKsのサンプルを組み合わせたプロジェクトを作っています。私はRT1170-EVKB SDKのバージョン26.09.00を使っています。このプロジェクトのアイデアは、マルチコアの例とLVGLの例を取り、M7コアがグラフィックスを実行し、その後プログラムを実行するM4コアと通信することです。そのために、SDKsの例を挙げました: freertos_message_buffers(プライマリとセカンダリの両方)をベースプロジェクトとして使用します。その後、lvgl_guider_cm7プロジェクトのコードやドライバーファイルをコピー&ペーストして、ゆっくりとグラフィックを追加しています。 私はlvgl_guider_cm7 mcux_config.hを保持しています同じファイルにしてPXPとVGLiteを使ったようにします。そのためには、フレームバッファをキャッシュ以外の場所に配置する必要があります。SDKの例で使われている共有メモリも非キャッシュに配置する必要があります。こうなると、ディスプレイにアーティファクト(本来あるべきでないオブジェクトに小さな線が入る現象)が発生します。 __USE_SHMEMプリプロセッサを外すことで直せますが、当然ながらマルチコア通信が失敗します。原因はBOARD_EarlyConfigMPU関数にあると考えています。関数の中には、次のような部分があります。 #elif defined(__MCUXPRESSO) #if defined(__USE_SHMEM) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t size = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - nonCacheStart; #else extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t size = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #endif このセクションでは、__USE_SHMEMプリプロセッサに基づいて、共有メモリまたは通常の非キャッシュのいずれかの非キャッシュを定義します。関数のさらに下では、MPU領域を次のように宣言しています: volatile uint32_t i = 0; ... while ((size >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(nonCacheStart % size)); BOARD_EARLY_ASSERT(size == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 10 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } 今度は、MPU内の両方の領域を定義して、LVGLがアーティファクトなしで動作し、rpmsgメッセージバッファが通信できるようにしたいと考えています。私の記憶領域は以下の通りです: 私が試みたのは、上記のコードを修正して両方のMPUリージョン定義を実行することでした。例えば: #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t nonCacheSize = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #if defined(__USE_SHMEM) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t rpmsgShmemStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t rpmsgShmemSize = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - rpmsgShmemStart; #endif この方法だと、通常の非キャッシュ領域は常に定義され、共有メモリ領域は使用される場合にのみ定義される。MPUのリージョン定義を次のように修正しました: volatile uint32_t i = 0; ... while ((nonCacheSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(nonCacheStart % nonCacheSize)); BOARD_EARLY_ASSERT(nonCacheSize == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 10 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #if (__USE_SHMEM) i = 0; while ((rpmsgShmemSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(rpmsgShmemStart % rpmsgShmemSize)); BOARD_EARLY_ASSERT(rpmsgShmemSize == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 16 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_SHMEM, rpmsgShmemStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #endif この作業を行う際に、board.h 内に追加の MPU 領域用のマクロを作成しました。こんな感じで: #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ これらの変更を加えたことで、LVGLはアーティファクトなしで描画できるようになったが、マルチコア通信は依然として失敗する。マルチコア通信を動かすM4Threadにブレークポイントを設けました。時には最初にメッセージを受信したことを通知してトリガーされますが、メッセージデータが誤っているため、そのメッセージデータに関連するコードは実行されません。ブレークポイントが数回トリガーされると、それ以降は二度とトリガーされなくなります。 このプロジェクトを実行するために、MPU領域の定義など、何か見落としている点はありますか? Re: Multicore Project setup of an additional MPU region 変更はプライマリコアにのみ適用されました。プライマリコアはBOARD_EarlyConfigMPUを実行し、セカンダリコアはBOARD_ConfigMPUを実行するため、セカンダリコアの機能には、プライマリコアに変更を加えた動作が既に含まれています。以下は、セカンダリコアがハードウェア初期化時に実行する処理の一部です。 #elif __CORTEX_M == 4 void BOARD_ConfigMPU(void) { #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) ... #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t nonCacheSize = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) ... #endif #if defined(__USE_SHMEM) #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) ... #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t rpmsgShmemStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t rpmsgShmemSize = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - rpmsgShmemStart; #elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) ... #endif #endif そして関数の後半では次のようになります。 uint32_t i = 0; /* Only config non-cacheable region on system bus */ assert(nonCacheStart >= 0x20000000); ... while ((nonCacheSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ assert(!(nonCacheStart % nonCacheSize)); assert(nonCacheSize == (uint32_t)(1 << i)); assert(i >= 5); /* Region 0 setting: Memory with device type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 2, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #if defined(__USE_SHMEM) i = 0; while ((rpmsgShmemSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ assert(!(rpmsgShmemStart % rpmsgShmemSize)); assert(rpmsgShmemSize == (uint32_t)(1 << i)); assert(i >= 5); /* Region 1 setting: Memory with device type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_RPMSG_SHMEM, rpmsgShmemStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 2, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #endif どちらのプロジェクトも、プリプロセッサで__USE_SHMEMが定義されています。以下は、セカンダリコアのメモリ構成です。 他に何か見落としている点があるのでしょうか?それとも、私の変更方法が間違っているのでしょうか?メインプロジェクトの設定にある「リンカースクリプトの管理」セクションに何か追加する必要はありますか?機会があれば、EVK-Bボード上で動作するプロジェクトの.zipをアップロードして、問題を確認したり再現したりできると思います。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 あなたの理解は理にかなっていますが、あなたが言及した変更がCM7とCM4の両方のコアに適用されたかどうかは明確ではありませんでした。各コアにはboard.hの定義があり、そこで、それぞれがMPUの独自の構成を使用して、初期ハードウェア初期化時にセットアップを行います。ご指摘の変更がプライマリコアのみに適用された場合、コアがメモリ領域を均等に扱わない可能性があり、その結果、このような予期せぬ動作が発生すると考えられます。 変更が両方のコアに適用され、MPU設定が一致していることを確認してください。また、両方のプロジェクトのプリプロセッサ定義で__USE_SHMEMが設定されていることも確認してください。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こちらが.zipファイルですその中には、M7およびM4プロジェクトが含まれている。修正しても結局うまくいかなかったので、修正前の状態のままにしておきました。この例では、ターミナルを開いて中央のボタンを押すと、m7コアとm4コアの両方からメッセージが表示されます。画面上を移動する設定アイコンには、説明されているように多数の不具合が発生しています。 m7プロジェクトから__USE_SHMEMプリプロセッサを削除すると、設定アイコンの不具合は解消されますが、マルチコア通信が失敗します。 上記で適用した変更を加えることで設定アイコンも修正されますが、マルチコア通信は失敗します。 このデモで使用されているスクリーンはRK055HDMIPI4MA0です。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region 残念ながら、新しいメモリ領域定義を作成する前に: #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ 私は単に、キャッシュ以外の用途で定義済みのメモリ領域を再利用していただけです。 #define BOARD_MPU_REGION_NONCACHE (10) /* Noncacheable space in application */ そして、私も同じ結果になった。非キャッシュ領域に合わせて、新しいメモリ領域の定義を10に変更しました。コア同士の通信はうまくいかなかった。 ブレークポイントを使用して両方のコアでrpmsg共有メモリの開始位置とサイズを確認しましたが、両方とも正しい開始位置(0x20340000)とサイズ(0x10000)でした。両方のコアのARM_MPU_RASR()関数の4番目のパラメータを1に変更し、その領域が「共有可能」であることを示すようにしました。相変わらず成果は出ていない。あなたかチームメンバーの方に時間があれば、私のプロジェクトのコードを別の返信に投稿しましたので、ご覧ください。試せばいいアイデアが尽きかけています。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 わかった。最初の返信に戻りますが: あなたは、メモリ領域の新しい定義を作成したと述べました。 #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ しかし、ARM_MPU_RBAR() の定義では、MPU_RBAR_REGION_Msk が使用されており、これは 15 と定義されています。 #define MPU_RBAR_REGION_Msk (0xFUL /*<< MPU_RBAR_REGION_Pos*/) CM7では、地域の数を16と定義しており、0~15の番号が付けられている。 つまり、実際にはリージョン0を設定しているのです。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 プロジェクトをビルディングし、その結果生まれた.ldのメモリ領域を分析した後、LVGLのフレームバッファとマルチコアメッセージバッファが、非連続した物理メモリであるためマージできない別々のメモリ領域に配置されている領域が見えます。 LVGLフレームバッファ用のNCACHE_REGION(アドレス0x81000000、16MB、SDRAM内) マルチコアメッセージバッファ用のrpmsg_sh_mem(アドレス0x20340000、64KB、OCRAM内) とはいえ、MPUリージョン7は現在、キャッシュ可能なノーマルメモリとして0x20300000〜0x2037FFFF KB(512KB)をカバーしており、この範囲にはrpmsg_sh_mem領域も含まれます。これにより、共有メモリがキャッシュ可能になり、あなたが見ているようなコア間通信エラーが発生する可能性があります。リージョン7のサイズを縮小して、すでにキャッシュできないリージョン3にrpmsg_sh_memが落ちるようにすることは、既存ドライバのMPUレベルの変更なしにメッセージバッファの適切な機能を確保する簡単な解決策かもしれません。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @EdwinHzさん あなたの提案を少し試してみました。MPUのリージョン7(OCRAM2)を512KBから256KBに変更しました。 /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_OCRAM_B, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_256KB); __USE_SHMEM プリプロセッサを削除した後、rpmsg_sh_mem は MPU 領域 3 にフォールスルーしますが、これは既にキャッシュ不可として定義されています。私が作成したデモは、意図したとおりに動作するようになりました。
查看全文
HSEオプション こんにちは、 輸出目的のため、HSE(暗号化部分)モジュールを削除したいと考えています。あなたのリストにはHSEモジュールなしの参照情報が見当たりませんでしたが、HSE(暗号化部品)モジュールなしのS32G2またはS32G3の参照情報は存在しないということでしょうか? B.R. Re: HSE option こんにちは、 @COLLIN_O 投稿ありがとうございます。 最新のS32G2/3製品導入以降、HSEは記載されたすべてのバリアントに含まれています。 BR チェイン
查看全文