2401024_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401024_ja-JP

2401024_ja-JP

FRDM-MX95 PROソフトウェアパッケージはありますか?

MX95 PRO向けに利用可能なOSソフトウェアパッケージはどのようなものか気になっています。 Android AAOSはデモイメージとして利用可能でしょうか?具体的に何が利用可能になるのか、誰かとCANで話し合える人はいますか?

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

現在、IMX95 FRDM Pro用のLinux 6.18.20_2.0.0デモイメージのみが提供されています

i.MXアプリケーション・プロセッサ向け組み込みLinux |NXP Semiconductors

上記のリンクからデモ画像をダウンロードできます。Android用にはボードファイルを確認しました。最新のAndroid 16.0.0_2.0.0はカーネル6.18.20_2.0.0をベースにしている。SO、FRDM Proのサポートは可能ですが、このバージョンはまだAndroidがこのボードで認証しておらず、19x19 EVKと15x15 FRDMのみです

joanxie_0-1785570929815.pngjoanxie_0-1785570929815.png


Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

FRDM-MX95にAndroid オートモーティブが搭載されるのか、それともFRDM-MX95 Proバージョンにアップグレードしなければならないのか、何か新しい情報はありますか?

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

車載 Androidチームの確認をもう一度させてください。オーナーは休暇中で、来週オフィスに戻ってきます。何か進展があればお知らせします

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

以下のリンクを参照してください

https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive...

車載 Androidのデモ画像はIMX95 19x19 EVK用のみです

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

AndroidやAAOSの計画はありますか?FRDM MX95 ProにAAOSバージョンがないのは不思議です。特に評価ボード 19x19は生産終了でベンチダウンしています。Proが19x19のプロセッサーで評価ボードとして使えない理由はありますか?

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

残念ながら、車載 AndroidチームからIMX95 FRDMボードのサポート計画がないとの情報を受けました

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

質問するために彼らに連絡する方法はありますか?

あるいは、新しいFRDM Proボードのコンパイル方法についての指示をもらえたり、コンパイルしやすくするためにボードパッケージファイルを提供してもらえないかもしれません。

Re: FRDM-MX95 PRO software packages?ありがとう。Android オートモーティブ のサポートが本当に不足しているようです。FRDMには大きな可能性がありますが、NXPの追加サポートがなければ私たちは孤立しなければなりません。私の理解では、evkはToradexのサポートから外され、生産終了です。FRDM Proも同じハードウェアなので、ある程度のサポートがあるはずです。画像作成がずっと楽になるBSPが必要です。Re: FRDM-MX95 PRO software packages?

まだこれをサポートする計画がないので、ビルド用のパッケージを提供することはできないと思います

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:40 PM
Updated by: