Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
マルチコアプロジェクトにおける追加MPU領域の設定 私は基本的に2つのSDKsのサンプルを組み合わせたプロジェクトを作っています。私はRT1170-EVKB SDKのバージョン26.09.00を使っています。このプロジェクトのアイデアは、マルチコアの例とLVGLの例を取り、M7コアがグラフィックスを実行し、その後プログラムを実行するM4コアと通信することです。そのために、SDKsの例を挙げました: freertos_message_buffers(プライマリとセカンダリの両方)をベースプロジェクトとして使用します。その後、lvgl_guider_cm7プロジェクトのコードやドライバーファイルをコピー&ペーストして、ゆっくりとグラフィックを追加しています。 私はlvgl_guider_cm7 mcux_config.hを保持しています同じファイルにしてPXPとVGLiteを使ったようにします。そのためには、フレームバッファをキャッシュ以外の場所に配置する必要があります。SDKの例で使われている共有メモリも非キャッシュに配置する必要があります。こうなると、ディスプレイにアーティファクト(本来あるべきでないオブジェクトに小さな線が入る現象)が発生します。 __USE_SHMEMプリプロセッサを外すことで直せますが、当然ながらマルチコア通信が失敗します。原因はBOARD_EarlyConfigMPU関数にあると考えています。関数の中には、次のような部分があります。 #elif defined(__MCUXPRESSO) #if defined(__USE_SHMEM) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t size = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - nonCacheStart; #else extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t size = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #endif このセクションでは、__USE_SHMEMプリプロセッサに基づいて、共有メモリまたは通常の非キャッシュのいずれかの非キャッシュを定義します。関数のさらに下では、MPU領域を次のように宣言しています: volatile uint32_t i = 0; ... while ((size >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(nonCacheStart % size)); BOARD_EARLY_ASSERT(size == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 10 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } 今度は、MPU内の両方の領域を定義して、LVGLがアーティファクトなしで動作し、rpmsgメッセージバッファが通信できるようにしたいと考えています。私の記憶領域は以下の通りです: 私が試みたのは、上記のコードを修正して両方のMPUリージョン定義を実行することでした。例えば: #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t nonCacheSize = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #if defined(__USE_SHMEM) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t rpmsgShmemStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t rpmsgShmemSize = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - rpmsgShmemStart; #endif この方法だと、通常の非キャッシュ領域は常に定義され、共有メモリ領域は使用される場合にのみ定義される。MPUのリージョン定義を次のように修正しました: volatile uint32_t i = 0; ... while ((nonCacheSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(nonCacheStart % nonCacheSize)); BOARD_EARLY_ASSERT(nonCacheSize == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 10 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #if (__USE_SHMEM) i = 0; while ((rpmsgShmemSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ BOARD_EARLY_ASSERT(!(rpmsgShmemStart % rpmsgShmemSize)); BOARD_EARLY_ASSERT(rpmsgShmemSize == (uint32_t)(1 << i)); BOARD_EARLY_ASSERT(i >= 5); /* Region 16 setting: Memory with Normal type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_SHMEM, rpmsgShmemStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 1, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #endif この作業を行う際に、board.h 内に追加の MPU 領域用のマクロを作成しました。こんな感じで: #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ これらの変更を加えたことで、LVGLはアーティファクトなしで描画できるようになったが、マルチコア通信は依然として失敗する。マルチコア通信を動かすM4Threadにブレークポイントを設けました。時には最初にメッセージを受信したことを通知してトリガーされますが、メッセージデータが誤っているため、そのメッセージデータに関連するコードは実行されません。ブレークポイントが数回トリガーされると、それ以降は二度とトリガーされなくなります。 このプロジェクトを実行するために、MPU領域の定義など、何か見落としている点はありますか? Re: Multicore Project setup of an additional MPU region 変更はプライマリコアにのみ適用されました。プライマリコアはBOARD_EarlyConfigMPUを実行し、セカンダリコアはBOARD_ConfigMPUを実行するため、セカンダリコアの機能には、プライマリコアに変更を加えた動作が既に含まれています。以下は、セカンダリコアがハードウェア初期化時に実行する処理の一部です。 #elif __CORTEX_M == 4 void BOARD_ConfigMPU(void) { #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) ... #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_NCACHE_REGION; extern uint32_t __top_NCACHE_REGION; uint32_t nonCacheStart = (uint32_t)(&__base_NCACHE_REGION); uint32_t nonCacheSize = (uint32_t)(&__top_NCACHE_REGION) - nonCacheStart; #elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) ... #endif #if defined(__USE_SHMEM) #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) ... #elif defined(__MCUXPRESSO) extern uint32_t __base_rpmsg_sh_mem; extern uint32_t __top_rpmsg_sh_mem; uint32_t rpmsgShmemStart = (uint32_t)(&__base_rpmsg_sh_mem); uint32_t rpmsgShmemSize = (uint32_t)(&__top_rpmsg_sh_mem) - rpmsgShmemStart; #elif defined(__ICCARM__) || defined(__GNUC__) ... #endif #endif そして関数の後半では次のようになります。 uint32_t i = 0; /* Only config non-cacheable region on system bus */ assert(nonCacheStart >= 0x20000000); ... while ((nonCacheSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ assert(!(nonCacheStart % nonCacheSize)); assert(nonCacheSize == (uint32_t)(1 << i)); assert(i >= 5); /* Region 0 setting: Memory with device type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_NONCACHE, nonCacheStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 2, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #if defined(__USE_SHMEM) i = 0; while ((rpmsgShmemSize >> i) > 0x1U) { i++; } if (i != 0) { /* The MPU region size should be 2^N, 5<=N<=32, region base should be multiples of size. */ assert(!(rpmsgShmemStart % rpmsgShmemSize)); assert(rpmsgShmemSize == (uint32_t)(1 << i)); assert(i >= 5); /* Region 1 setting: Memory with device type, not shareable, non-cacheable */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_RPMSG_SHMEM, rpmsgShmemStart); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 2, 0, 0, 0, 0, i - 1); } #endif どちらのプロジェクトも、プリプロセッサで__USE_SHMEMが定義されています。以下は、セカンダリコアのメモリ構成です。 他に何か見落としている点があるのでしょうか?それとも、私の変更方法が間違っているのでしょうか?メインプロジェクトの設定にある「リンカースクリプトの管理」セクションに何か追加する必要はありますか?機会があれば、EVK-Bボード上で動作するプロジェクトの.zipをアップロードして、問題を確認したり再現したりできると思います。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 あなたの理解は理にかなっていますが、あなたが言及した変更がCM7とCM4の両方のコアに適用されたかどうかは明確ではありませんでした。各コアにはboard.hの定義があり、そこで、それぞれがMPUの独自の構成を使用して、初期ハードウェア初期化時にセットアップを行います。ご指摘の変更がプライマリコアのみに適用された場合、コアがメモリ領域を均等に扱わない可能性があり、その結果、このような予期せぬ動作が発生すると考えられます。 変更が両方のコアに適用され、MPU設定が一致していることを確認してください。また、両方のプロジェクトのプリプロセッサ定義で__USE_SHMEMが設定されていることも確認してください。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こちらが.zipファイルですその中には、M7およびM4プロジェクトが含まれている。修正しても結局うまくいかなかったので、修正前の状態のままにしておきました。この例では、ターミナルを開いて中央のボタンを押すと、m7コアとm4コアの両方からメッセージが表示されます。画面上を移動する設定アイコンには、説明されているように多数の不具合が発生しています。 m7プロジェクトから__USE_SHMEMプリプロセッサを削除すると、設定アイコンの不具合は解消されますが、マルチコア通信が失敗します。 上記で適用した変更を加えることで設定アイコンも修正されますが、マルチコア通信は失敗します。 このデモで使用されているスクリーンはRK055HDMIPI4MA0です。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region 残念ながら、新しいメモリ領域定義を作成する前に: #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ 私は単に、キャッシュ以外の用途で定義済みのメモリ領域を再利用していただけです。 #define BOARD_MPU_REGION_NONCACHE (10) /* Noncacheable space in application */ そして、私も同じ結果になった。非キャッシュ領域に合わせて、新しいメモリ領域の定義を10に変更しました。コア同士の通信はうまくいかなかった。 ブレークポイントを使用して両方のコアでrpmsg共有メモリの開始位置とサイズを確認しましたが、両方とも正しい開始位置(0x20340000)とサイズ(0x10000)でした。両方のコアのARM_MPU_RASR()関数の4番目のパラメータを1に変更し、その領域が「共有可能」であることを示すようにしました。相変わらず成果は出ていない。あなたかチームメンバーの方に時間があれば、私のプロジェクトのコードを別の返信に投稿しましたので、ご覧ください。試せばいいアイデアが尽きかけています。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 わかった。最初の返信に戻りますが: あなたは、メモリ領域の新しい定義を作成したと述べました。 #define BOARD_MPU_REGION_SHMEM (16) /* rpmsg shared memory */ しかし、ARM_MPU_RBAR() の定義では、MPU_RBAR_REGION_Msk が使用されており、これは 15 と定義されています。 #define MPU_RBAR_REGION_Msk (0xFUL /*<< MPU_RBAR_REGION_Pos*/) CM7では、地域の数を16と定義しており、0~15の番号が付けられている。 つまり、実際にはリージョン0を設定しているのです。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @CMoran さん。 プロジェクトをビルディングし、その結果生まれた.ldのメモリ領域を分析した後、LVGLのフレームバッファとマルチコアメッセージバッファが、非連続した物理メモリであるためマージできない別々のメモリ領域に配置されている領域が見えます。 LVGLフレームバッファ用のNCACHE_REGION(アドレス0x81000000、16MB、SDRAM内) マルチコアメッセージバッファ用のrpmsg_sh_mem(アドレス0x20340000、64KB、OCRAM内) とはいえ、MPUリージョン7は現在、キャッシュ可能なノーマルメモリとして0x20300000〜0x2037FFFF KB(512KB)をカバーしており、この範囲にはrpmsg_sh_mem領域も含まれます。これにより、共有メモリがキャッシュ可能になり、あなたが見ているようなコア間通信エラーが発生する可能性があります。リージョン7のサイズを縮小して、すでにキャッシュできないリージョン3にrpmsg_sh_memが落ちるようにすることは、既存ドライバのMPUレベルの変更なしにメッセージバッファの適切な機能を確保する簡単な解決策かもしれません。 Re: Multicore Project setup of an additional MPU region こんにちは、 @EdwinHzさん あなたの提案を少し試してみました。MPUのリージョン7(OCRAM2)を512KBから256KBに変更しました。 /* Region 7 setting: Memory with Normal type, not shareable, outer/inner write back */ MPU->RBAR = ARM_MPU_RBAR(BOARD_MPU_REGION_OCRAM_B, 0x20300000U); MPU->RASR = ARM_MPU_RASR(0, ARM_MPU_AP_FULL, 0, 0, 1, 1, 0, ARM_MPU_REGION_SIZE_256KB); __USE_SHMEM プリプロセッサを削除した後、rpmsg_sh_mem は MPU 領域 3 にフォールスルーしますが、これは既にキャッシュ不可として定義されています。私が作成したデモは、意図したとおりに動作するようになりました。
View full article
HSEオプション こんにちは、 輸出目的のため、HSE(暗号化部分)モジュールを削除したいと考えています。あなたのリストにはHSEモジュールなしの参照情報が見当たりませんでしたが、HSE(暗号化部品)モジュールなしのS32G2またはS32G3の参照情報は存在しないということでしょうか? B.R. Re: HSE option こんにちは、 @COLLIN_O 投稿ありがとうございます。 最新のS32G2/3製品導入以降、HSEは記載されたすべてのバリアントに含まれています。 BR チェイン
View full article
SPI通信による「s32k31XEVB-Q100評価ボード」 こんにちは、 私はs32k31XEVB-Q100評価ボードを持っており、S32とFS23間のSPI通信を実装しようとしています。 私のPIN設定: PTB0 -> lpspi0_pcs0 PTC8 -> lpxpi0_sck PTC9 ->lpxpi0_sin PTB1 -> lpxpi0_sout ペリフェラルではLpspiを追加しました /* SPI */ /* Time to transfer all frame data */ #define BCC_MSG_SIZE 4U #define RX_BUFFER_SIZE 4U #define TIMEOUT ((uint32)1000000UL) #define NUMBER_OF_BYTES (10) uint16 numberOfBytes = BCC_MSG_SIZE; static void handleSPI(void) { static int counterSPI = 0; __attribute__(( aligned(32) )) uint8_t rxBuffer[BCC_MSG_SIZE] = {0x00};// = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /* Buffer for receiving. */ __attribute__(( aligned(32) )) uint8_t txBuffer[BCC_MSG_SIZE] = {0x00}; /* Transmission buffer. */ /* M_DEV_PROG_ID * */ txBuffer[0] = 0x01 << 1; // General status flags ( Register address / Read/Write) txBuffer[1] = 0x00; // Read Data txBuffer[2] = 0x00; // Read Data txBuffer[3] = 0x00; // CRC if (counterSPI++ >= 5000000) { counterSPI = 0; lpspi_status = Lpspi_Ip_SyncTransmit(&MASTER_EXTERNAL_DEVICE, &txBuffer[0], &rxBuffer[0], numberOfBytes, 100000); } } int main(void) { /* Write your code here */ Clock_Ip_StatusType clockStatus; clockStatus = Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]); if (CLOCK_IP_SUCCESS != clockStatus) { exit_code = -1; } /* Initial Pins */ Siul2_Port_Ip_Init(NUM_OF_CONFIGURED_PINS_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals, g_pin_mux_InitConfigArr_PortContainer_0_BOARD_InitPeripherals); /* Initial ISR */ IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); /* already enabled in IntCtrl_Ip - Interrupt Controller */ //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_2_IRQn); //IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_2_IRQn); FlexCAN_Ip_Init(INST_FLEXCAN_0, &FlexCAN_State0, &FlexCAN_Config0); FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0,RX_MB_IDX,0xFFFFFFFF); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, &rx_info, Rx_MSG_ID); FlexCAN_Ip_SetStartMode(INST_FLEXCAN_0); //FlexCAN_Ip_Receive(INST_FLEXCAN_0,RX_MB_IDX,&rxData,false); lpspi_status = Lpspi_Ip_Init(&Lpspi_Ip_PhyUnitConfig_SpiPhyUnit_0_Instance_0); /* update Transfer Mode */ //Lpspi_Ip_UpdateTransferMode(MASTER_EXTERNAL_DEVICE.Instance, LPSPI_IP_INTERRUPT); for(;;) { handleSPI(); handleCAN(); handleLED(); if(exit_code != 0) { break; } } return exit_code; } 今、私はロジックアナライザーをボード上のJ39にコネクテッドしました。 このコードの実行結果は次のとおりです。 さて、いくつか質問があります。 1) 値を正しい順序で送信していますか? 2) データを読み取るだけの場合でも、CRCを送信する必要がありますか? 3) このボード上のFS23のどのレジスタが固定データを返しますか?あるいは、答えを検証するために知っているデータはありますか? 4) CLKでは時々CLKが通常より長くなっているのを見かけます。 SPI通信を正常に動作させるためのヒントを何か教えていただけますか? Re: SPI Communication on "s32k31XEVB-Q100 Evaluation Board" こんにちは、ジョン。 以下のコメントをご覧ください。 ここではFS23のみをサポートしており、S32Kはサポートしていないので、FS23の視点からお答えします。 さて、いくつか質問があります。 1) 値を正しい順序で送信していますか? [gw]読み取りおよび書き込み操作の詳細な形式については、回答2を参照してください。 また、READ/WRITE/CRC に関する詳細は MCU コミュニケーションの16-5ページもAN12149 をご覧ください 2) データを読み取るだけの場合でも、CRCを送信する必要がありますか? [gw]はい、SPI通信フレーム形式は以下の通りです:CRCはデフォルトで存在し無効化できません。読み書き操作中は、最上位ビット(MSB)が最初に送信され、最下位ビット(LSB)が最後に送信されます。SPIがアイドル状態、つまりCSBピンがハイ状態のとき、MISOは高インピーダンス状態になります。 AN14129ページで11ページ16ページにINIT CRCおよび通常のCRC計算方法を紹介します。 それらは異なる。 3) このボード上のFS23のどのレジスタが固定データを返すのか?それとも答えを検証するために知っているデータ? [gw] M_DEV_PROG_ID アドレスは  0x01 4) CLKでは、時々、clkが通常よりも長くなっているのが見られます。 [gw]CSがローに変わるときの波形をテストするとCLCKはハイになりますが、タイミング図ではローになっています。
View full article
FRDM-i.MX93 支持 Yocto Kirkstone 您好, 我们目前正在 i.MX8MQ 项目中使用 Yocto Kirkstone,并希望在 FRDM-i.MX93 板上评估相同的映像。 The meta-imx-frdm代码库似乎支持 Scarthgap。是否有官方的 Kirkstone 兼容分支或电路板支持包。可用于 FRDM-i.MX93? 如果没有,是否有推荐的方法可以在 Kirkstone 中启用 FRDM-i.MX93 支持? 谢谢! Yocto Project Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone 嗨@Zhiming_Liu , 感谢您的反馈, 我们目前在 i.MX8MQ 项目中使用的是 NXP Kirkstone 电路板支持包。 (LF5.15.71_2.2.0)。 请问这个电路板支持包是否可以作为将 meta-imx-frdm 层移植到 Kirkstone 的起点? 另外,是否有推荐的 Kirkstone 分支或 NXP 电路板支持包。版本,其中已经包含了必要的 i.MX93 处理器支持? 我们的目标是在 FRDM-i.MX93 上运行我们现有的基于 Kirkstone 的项目镜像,并进行必要的针对特定电路板的修改。 感谢您的指导。 关于 阿吉尔 Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone 你好@ap3415 需要 Yocto 版本才能将 meta-imx-frdm 层移植到 Kirkstone。 此致, 志明 Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone 你好@ap3415 您可以尝试使用基于 Kirkstone 的 电路板支持包。版本 lf-5.15.71-2.2.2,并将 FRDM-i.MX93 配置从基于 Scarthgap 的 meta-imx-frdm 层移植过来。 除了机器配置之外,请同时检查相应的 U-Boot 配置、内核设备树、板级支持补丁和配方依赖项。由于此组合尚未得到官方验证,因此由于 Kirkstone 和 Scarthgap 电路板支持包。版本之间的差异,可能需要进行一些调整。 此致, 志明
View full article
8ULP 上でのヒューズプログラミング - eMMC からのブート用 みなさんこんにちは、 最近、8ULPボードのヒューズをプログラムして、eMMCから起動できるようにするために時間を費やしました。 これらの調査結果は、以下のような作業を行う必要がある方にとって役立つかもしれません。 手動手順: UUU 経由で U-Boot を起動し、自動起動を停止してから、次の手順を実行します。 => fuse prog -y 4 1 0x00400000 => fuse prog -y 3 7 0x00008000 => リセット 再起動後、以下を確認してください。 => ヒューズ読み取り 4 1 ワード 0x00000001: 00400000 => ヒューズ読み取り 3 7 ワード 0x00000007: 00008000 USBケーブルを外し、電源を入れ直すと、ボードはeMMCから起動します。 UUUスクリプト: uuu_version 1.2.39 # prog-boot-fuses-evk.lst # クリーンなEVKボード8ULP上でeMMCブートヒューズ(ブート構成とBT_FUSE_SEL)をプログラムする #SDPS: boot -f flash.bin SDPS: boot -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx SDPV: 遅延 2000 #SDPV: write -f flash.bin -skipspl SDPV: write -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx -skipspl SDPV: ジャンプ FB: ucmd fuse prog -y 4 1 0x00400000 FB: ucmd fuse prog -y 3 7 0x00008000 i.MX8ULP Re: Fuses programming on 8ULP - for booting from eMMC IMX8ULPのヒューズマップを探している際にこのページを訪れる方のために、リファレンス・マニュアル(IMX8ULPRM)としてスプレッドシートとして添付されています。ブラウザで閲覧する場合は取得できません。OkularのようなPDFビューアを使用する必要があります。NXPがこのようなドキュメントを隠すという悪い傾向です。私も、データシート(IMX8ULPCEC)に添付されていたimx8ulpのピンマルチプレクサオプションを検索した際に、この「機能」に遭遇しました。
View full article
i.MX 93 AHAB 密钥撤销程序疑问 你好, 我们正在研究如何撤销通过空中升级的 i.MX93 产品的 SRK,但我们找不到完整的程序说明。我们已经阅读了 imx93: SRK 撤销主题( https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/imx93-SRK-revocation/td-p/1827004 )、参考手册(§9.5.1.3.2.3,SRK 撤销)和 AN14954,我们想确认以下几点。 1. ahab_commit 在字段 在上面的线程中,使用 SRK2 签名且 Revocations = 0x1 的容器直到运行 ahab_commit 0x10 才撤销 SRK1。我们想了解在接收后续更新的设备上,该提交应该如何使用: - 在携带撤销掩码的容器通过身份验证后,运行一次提交是否足够? - 或者,一旦至少撤销了一个密钥,是否可以将该提交永久保留在启动命令中,以便之后安装的任何版本都会应用撤销操作?如果没有新的版本可提交,这样做是否安全无害? - 后续版本的容器是否必须保持相同的 srk_revocations 值(参考手册中说 ELE 会检查容器中的撤销位是否与熔丝中已设置的值匹配),以及哪些容器必须携带该值(启动容器和操作系统容器)? 2. 多次或交叉撤销 使用一个 SRK 签名的容器可以撤销另一个 SRK(如线程中所示)。撤销掩码可以包含多个比特,包括所有其他 SRK 吗?ELE 中是否有检查机制来防止使用被泄露的 SRK 签名的容器撤销其余的 SRK,还是说这必须由密钥管理来处理? 3. 检查撤销状态 是否有官方支持的方法可以从 U-Boot 或 Linux 中知道哪些 SRK 被撤销了?使用熔丝感知时,我们板上第 6 个库之后的大多数字都会返回 ERROR,并且 nvmem 接口会显示为零。功能性检查(验证每个 SRK 签名的小容器并查看 ELE 事件)是否是一种合理的方法? 4. 测试用的熔丝位覆盖 从 AN14954 中我们了解到,在 OEM Open 中可以覆盖影子熔丝,而无需烧毁电子熔丝。ELE 在验证容器身份时是否使用 SRK 哈希熔丝的影子值,以便无需写入哈希即可测试签名链?那么,有没有办法利用这种机制模拟撤销操作呢? 5. SRK 表收盘后 哈希值涵盖整个 SRK 表(4 个键)。哈希表写入后,即使当时的位置是空的,该表还能更改吗(估计不能,因为它们是融合的)?所以基本上,是否可以只写入 2 个密钥,以后再添加 2 个密钥? 我们了解到,部分熔丝信息受保密协议约束,并已写入网络安全参考手册。如果是这样,提供相关文档或章节的链接,甚至是流程的概要描述,都会有很大的帮助。鉴于即将生效的《网络弹性法案》,密钥撤销将成为许多产品的标准要求,因此,一份清晰的公开说明将非常有价值。 提前致谢
View full article
How do I implement Secure Boot on the i.MX95? I completed the secure boot process on imx8mp. Secure boot is achieved using HABv4 on an 8mp. Does imx95 also use HABv4 to implement secure boot? When compiling flash.bin, I did not see information such as CSF block or sld hab block. How do I perform a secure boot on IMX95? Re: How do I implement Secure Boot on the i.MX95? Hello @yyn  I hope you are doing very well. Please take a look to the introduction_ahab in the U-boot documentation. There is explained the Secure Boot process of the i.MX9 family. Best regards, Salas. Re: How do I implement Secure Boot on the i.MX95? Hello, Just adding a practical reference here for anyone else working on Secure Boot with the i.MX95. As mentioned above, the i.MX95 uses AHAB rather than the HABv4 approach used on the i.MX8MP, so the signing and boot authentication workflows are different. At RidgeRun, we've documented a step-by-step guide for implementing Secure Boot on the i.MX95 using Yocto, covering AHAB key generation, SRK fuse table generation, image signing with NXP's CST, and validation of signed boot images. It also includes an alternative signing workflow using PKCS#11 and SoftHSM2. The guide uses the Toradex Verdin i.MX95 as its reference platform and focuses on development-stage signing and validation, without programming security fuses or closing the device. For anyone looking for a hands-on reference alongside NXP's documentation, you can find it here: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/RidgeRun_Platform_Security_Manual/Getting_Started/NXP_i.MX95/Yocto_Build_Process/Secure_Boot Hope this is useful to others working on i.MX95 security! Best Regards
View full article
NCF3321AHF 数据手册 需要NCF3321AHF器件的数据手册。 Re: NCF3321AHF datasheet 你好, 您请求的文件属于机密文件,受保密协议 (NDA) 约束,仅可通过安全文件访问。请参考以下指南访问安全文件: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/nxp-secure-access-rights-registration.pdf 如果您还有其他问题,请告诉我。 此致, 阿隆德拉
View full article
imx8mp Android System Fast Boot Solution 你好! 我参考Android System Fast Boot Solution - Study and Summary of Hibernate_v1.pdf 在imx8mp android14  源码是source imx-android-14.0.0_1.0.0/imx_android_setup.sh 修改完会出现GPU的报错,详情见附件,这个需要怎么解决 Re: imx8mp Android System Fast Boot Solution Hi @jieh朱 The default BSP GPU driver code does not support execution upon GPU hibernation and power-on; NXP has not tested this. You can refer to the power-on/power-off handling of `echo mem`, but `echo disk` requires separate verification of GPU driver and buffer recovery. Best Regards, Zhiming
View full article
NCF3321AHF datasheet need datasheet for NCF3321AHF part. Re: NCF3321AHF datasheet Hello,  The document you are asking for is confidential, under NDA and is available through Secured Files only, use the following guide to gain access to secured files: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/nxp-secure-access-rights-registration.pdf Please let me know if you have further issues Best regards,  Alondra
View full article
FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone Hi, We are currently using Yocto Kirkstone on our i.MX8MQ project and would like to evaluate the same image on the FRDM-i.MX93 board. The meta-imx-frdm repository appears to support Scarthgap. Is there an official Kirkstone-compatible branch or BSP available for FRDM-i.MX93? If not, is there any recommended approach to enable FRDM-i.MX93 support with Kirkstone? Thank you. Yocto Project Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone Hi @Zhiming_Liu , Thank you for your response. We are currently using the NXP Kirkstone BSP (LF5.15.71_2.2.0) for our i.MX8MQ project. Could you please clarify whether this BSP can be used as the starting point for porting the meta-imx-frdm layer to Kirkstone? Also, is there a recommended Kirkstone branch or release of the NXP BSP that already includes the necessary i.MX93 processor support? Our objective is to run our existing Kirkstone-based project image on FRDM-i.MX93, with the necessary board-specific modifications. Thank you for your guidance. With regards Ajil Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone Hi @ap3415  A Yocto release is needed to port the meta-imx-frdm layer to Kirkstone. Best Regards, Zhiming Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone Hi @ap3415  You may try using the Kirkstone-based BSP release lf-5.15.71-2.2.2  and porting the FRDM-i.MX93 configurations from the Scarthgap-based meta-imx-frdm layer. In addition to the machine configuration, please also review the corresponding U-Boot configuration, kernel device tree, board-support patches and recipe dependencies. Since this combination has not been officially validated, some adaptation may be required due to the differences between the Kirkstone and Scarthgap BSP versions. Best Regards, Zhiming
View full article
FRDM-i.MX93 Yocto・カークストーン対応 こんにちは、 現在、i.MX8MQプロジェクトでYocto Kirkstoneを使用しており、同じ画像をFRDM-i.MX93ボード上で評価したいと考えています。 meta-imx-frdm リポジトリはScarthgapをサポートしているようです。FRDM-i.MX93用の公式のKirkstone互換ブランチやBSPはありますか? もしそうでなければ、KirkstoneでFRDM-i.MX93のサポートを有効にするための推奨方法はありますか? よろしくお願いします。 Yocto Project Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone こんにちは@Zhiming_Liuさん ご返信ありがとうございます。 現在、i.MX8MQプロジェクトではNXP Kirkstone BSP(LF5.15.71_2.2.0)を使用しています。 このBSPをmeta-imx-frdmレイヤーをKirkstoneに移植する出発点として使えるのか、教えていただけますか? また、必要なi.MX93プロセッササポートが既に含まれている、KirkstoneのおすすめのNXP BSPブランチやリリースはありますか? 私たちの目標は、既存のKirkstoneベースのプロジェクトイメージを、必要なボード固有の変更を加えた上で、FRDM-i.MX93上で実行することです。 ご指導ありがとうございました。 に関して アジル Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone こんにちは、 @ap3415さん Meta-imx-frdmレイヤーをKirkstoneに移植するにはYoctoリリースが必要です。 よろしくお願いします、 志明 Re: FRDM-i.MX93 Support for Yocto Kirkstone こんにちは、 @ap3415さん KirkstoneベースのBSPリリースlf-5.15.71-2.2.2を使用し、Scarthgapベースのmeta-imx-frdmレイヤーからFRDM-i.MX93構成を移植してみてください。 マシンの設定に加えて、対応するU-Boot設定、カーネルデバイスツリー、ボードサポートパッチ、レシピ依存関係も確認してください。この組み合わせは公式に検証されていないため、カークストーン版とスカースギャップ版のBSPの違いにより、何らかの調整が必要になる場合があります。 よろしくお願いします、 志明
View full article
NCF3321AHFデータシート NCF3321AHF部品のデータシートが必要です。 Re: NCF3321AHF datasheet こんにちは、 ご依頼の文書は機密であり、NDAの下でSecured Filesを通じてのみ利用可能です。以下のガイドをご利用ください。Secure Filesへのアクセスは以下のガイドをご利用ください: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/nxp-secure-access-rights-registration.pdf 他に問題があればお知らせください よろしくお願いします、 アロンドラ
View full article
How do I implement Secure Boot on the i.MX95? 我在imx8mp 上完成了 安全启动的流程。 8mp 上使用 HABv4 实现安全启动。 imx95 也是使用HABv4实现安全启动吗? 编译flash.bin  没有看到 CSF block ,sld hab block 等信息。 我应该如何完成 imx95 的安全启动? Re: How do I implement Secure Boot on the i.MX95? 你好@yyn 希望你一切都好。 请参阅 U-boot 文档中的 introduction_ahab 部分。 本文解释了 i.MX9 系列的安全启动过程。 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: How do I implement Secure Boot on the i.MX95? 你好, 这里补充一点实用参考,供其他使用 i.MX95 进行安全启动的人员参考。 如上所述,i.MX95 使用的是 AHAB 而不是 i.MX8MP 上使用的 HABv4 方法,因此签名和启动认证工作流程有所不同。 在 RidgeRun,我们编写了一份使用 Yocto 在 i.MX95 上实现安全启动的分步指南,涵盖了 AHAB 密钥生成、SRK 熔丝表生成、使用 NXP 的 CST 进行映像签名以及对已签名启动映像的验证。它还包括使用 PKCS#11 和 SoftHSM2 的替代签名工作流程。 该指南以 Toradex Verdin i.MX95 为参考平台,重点关注开发阶段的签名和验证,而不涉及网络安全熔丝的编程或设备的关闭。 如果您想在参考 NXP 官方文档的同时获取一些实际操作方面的资料,可以在这里找到: https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php/RidgeRun_Platform_Security_Manual/Getting_Started/NXP_i.MX95/Yocto_Build_Process/Secure_Boot 希望这对其他从事 i.MX95 网络安全研究的人有所帮助! 顺祝商祺!
View full article
imx8mp Android システムファストブートソリューション 你好! 我参考Android システム高速ブート ソリューション - Hibernate_v1.pdf の調査と概要 imx8mp android14 で  源码是source imx-android-14.0.0_1.0.0/imx_android_setup.sh GPU の不具合が発生する可能性があるため、アクセサリの修正が完了しました。これには解決が必要です Re: imx8mp Android System Fast Boot Solution こんにちは@jieh朱 デフォルトのBSP GPUドライバコードは、GPUの休止状態および電源投入時の実行をサポートしていません。NXPはこの点についてテストを行っていません。`echo mem`の電源投入/電源オフ時の処理については参考になりますが、`echo disk`ではGPUドライバとバッファのリカバリについて別途検証が必要です。 よろしくお願いします、 志明
View full article
KW47 Deep Sleep During BLE Advertising - Recommended Approach and Reference Example Dear NXP Support, I would like to inquire about the low power functionality of the KW47. Environment MCU: KW47 SDK: SDK_26_03_00_KW47-EVK IDE: IAR Embedded Workbench RTOS: FreeRTOS Hardware: Custom Board Our goal is to reduce power consumption while operating as a BLE Peripheral. I have attached a diagram illustrating the intended behavior. Please note that the figure is a conceptual illustration and does not represent actual current consumption values. It is intended to show the expected relationship between Deep Sleep operation and BLE-related events. The intended behavior is as follows: Deep Sleep is used as the low power mode. Advertising transmission is handled by the BLE stack and SDK. Low power operation is enabled immediately after startup. The device automatically enters Deep Sleep when FreeRTOS enters the Idle state. While operating as a BLE Peripheral and continuing advertising, the CPU enters Deep Sleep whenever it becomes idle. The device wakes only when BLE stack processing is required, such as during Advertising Events, Connection Requests, or Connection Events, and returns to Deep Sleep after the required processing has completed. Based on the Low Power Application Developers Guide, it appears that Bluetooth LE applications can use Deep Sleep even while advertising. However, we could not determine which SDK example project should be used as a reference for this implementation. Could you please advise on the following points? What is the recommended approach to achieve the behavior described above? Which SDK example project should be used as a reference? Is there any example that automatically enters Sleep/Deep Sleep while advertising and automatically wakes up when BLE events occur? What is the recommended behavior while a BLE connection is established? Is it recommended to enter Deep Sleep between Connection Intervals, or should the device remain active while connected? Thank you for your support. Best regards,     Protocol: Bluetooth Re: KW47 Deep Sleep During BLE Advertising - Recommended Approach and Reference Example Hi Habib, Thank you for the information and for sharing AN14554. I will review the document, especially Sections 3.2.1 and 4.2.2.6, to better understand the recommended low-power software configuration and Deep Sleep behavior during BLE connection. I appreciate your support. Best regards, hyama Re: KW47 Deep Sleep During BLE Advertising - Recommended Approach and Reference Example Hello @hyama, Please refer to AN14554, which provides the configuration steps to achieve an optimized low-power profile while maintaining high system performance. It also describes the measurement setup and procedures used to measure the current consumption of the KW47. Specifically, Section 3.2.1 describes the recommended software configuration for low-power operation. this example is available in both baremetal and FreeRTOS versions. Also, section 4.2.2.6 covers the connection mode measurements and confirms that the device enters Deep Sleep between Connection Intervals.  BR, Habib
View full article
Fuses programming on 8ULP - for booting from eMMC Hello everybody, Recently I spent some time for trying to program Fuses on an 8ULP board to get it booted from eMMC. These findings might be helpful for those who need to perform this: Manual Procedure: Boot into U-Boot via UUU, stop autoboot, then: => fuse prog -y 4 1 0x00400000 => fuse prog -y 3 7 0x00008000 => reset After reboot, verify: => fuse read 4 1 Word 0x00000001: 00400000 => fuse read 3 7 Word 0x00000007: 00008000 Disconnect USB, power cycle - board boots from eMMC. UUU script: uuu_version 1.2.39 # prog-boot-fuses-evk.lst # Programs eMMC-boot fuses (Boot Config and BT_FUSE_SEL) on a CLEAN EVK-board 8ULP #SDPS: boot -f flash.bin SDPS: boot -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx SDPV: delay 2000 #SDPV: write -f flash.bin -skipspl SDPV: write -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx -skipspl SDPV: jump FB: ucmd fuse prog -y 4 1 0x00400000 FB: ucmd fuse prog -y 3 7 0x00008000 i.MX8ULP Re: Fuses programming on 8ULP - for booting from eMMC For anyone visiting this page while searching for the fuse map for the imx8ulp, it's attached as the reference manual (IMX8ULPRM) as a spreadsheet. It's not retrievable when viewing in a browser, you must use a PDF viewer like Okular. This is a bad trend by NXP to hide documentation like this. I also encountered the 'feature' when searching for pinmux options for the imx8ulp, which were attached to the Data Sheet (IMX8ULPCEC).
View full article
熔丝在 8ULP 上编程-用于从 eMMC 启动 大家好 最近我花了一些时间尝试在 8ULP 板上对 熔丝 进行编程,让它从 eMMC 启动。 这些发现可能会对需要进行这项工作的人有所帮助: 手动程序: 通过 UUU 启动 U-Boot,停止自动启动,然后: = > 熔丝 prog-y 4 1 0x00400000 = > 熔丝 prog-y 3 7 0x00008000 = > RESET 重新启动后,进行验证: => 熔丝 read 4 1 字 0x00000001: 00400000 => 熔丝 read 3 7 Word 0x00000007: 00008000 断开 USB 连接,重启电源-从 eMMC 启动主板。 UUU 脚本: uuu_version 1.2.39 # prog-boot-fuses-evk.lst # 在 CLEAN EVK-Board 8ULP 上编程 eMMC-boot 熔丝(启动配置和 BT_FUSE_SEL) #SDPS: 启动 -f flash.bin SDPS: 启动 -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx SDPV: delay 2000 #SDPV: write -f flash.bin -skipspl SDPV: write -f u-boot-imx8ulp-evk-uuu.imx -skipspl SDPV: jump FB: ucmd 熔丝 prog -y 4 1 0x00400000 FB: ucmd 熔丝 prog -y 3 7 0x00008000 i.MX8ULP Re: Fuses programming on 8ULP - for booting from eMMC 对于任何在搜索 imx8ulp 的 fuse map 时访问此页面的用户,它以电子表格的形式作为参考手册 (IMX8ULPRM) 附上。在浏览器中查看时无法读取,必须使用像 Okular 这样的 PDF 查看器。NXP 这样做隐藏文档,是一种不好的做法。我在查找 imx8ulp 的引脚复用选项时也遇到了这个“功能”,这些选项附在数据手册 (IMX8ULPCEC) 中。
View full article
imx8mp 安卓系统快速启动解决方案 你好! 我参考Android系统快速启动解决方案-Hibernate_v1的学习与总结.pdf 在imx8mp android14  是源码imx-android-14.0.0_1.0.0/imx_android_setup.sh 修改完成会出现GPU的报错,详情见附件,这个需要怎么解决 Re: imx8mp Android System Fast Boot Solution Hi @jieh朱  默认BSP的GPU驱动代码不支持GPU休眠重新上电执行,NXP没有测试过。可以参考 echo mem 的上下电处理,但 echo disk 必须单独验证 GPU 驱动和缓冲区的恢复。 Best Regards, Zhiming
View full article
KW47 在 BLE 广播期间进入深度睡眠状态 - 推荐方法和参考示例 尊敬的NXP技术支持: 我想咨询一下KW47的低功耗功能。 环境 MCU:KW47 SDK:SDK_26_03_00_KW47-EVK IDE:IAR Embedded Workbench 实时操作系统:FreeRTOS 硬件:定制板 我们的目标是在作为 BLE 外设运行时降低功耗。 我附上了一张图表,说明了预期的行为。 请注意,该图为概念示意图,并不代表实际的当前消耗值。其目的是展示深度睡眠操作与 BLE 相关事件之间的预期关系。 预期行为如下: 深度睡眠模式用作低电源模式。 广告传输由 BLE 协议栈和 SDK 处理。 启动后立即启用低功耗模式。 当 FreeRTOS 进入IDLE状态时,设备会自动进入深度睡眠状态。 当 CPU 作为 BLE 外围设备运行并持续广播时,CPU 会在空闲时进入深度睡眠状态。 设备仅在需要 BLE 协议栈处理时才会唤醒,例如在广播事件、连接请求或连接事件期间,并在所需处理完成后返回深度睡眠。 根据低功耗应用开发者指南,蓝牙低功耗应用即使在广播期间也可以使用深度睡眠模式。但是,我们无法确定应该使用哪个 SDK 示例项目作为此实现的参考。 请您就以下几点提供建议? 为实现上述行为,推荐采用什么方法? 应该使用哪个 SDK 示例项目作为参考? 是否有任何示例可以在广播时自动进入睡眠/深度睡眠状态,并在发生 BLE 事件时自动唤醒? 建立 BLE 连接时,建议采取哪些行为?是否建议在连接间隔期间让设备进入深度睡眠状态,还是应该在连接期间保持设备处于活动状态? 感谢您的支持。 顺祝商祺!     协议:蓝牙 Re: KW47 Deep Sleep During BLE Advertising - Recommended Approach and Reference Example 你好,哈比卜, 感谢您提供的信息和分享 AN14554。 我将仔细阅读该文档,特别是第 3.2.1 节和第 4.2.2.6 节,以便更好地了解推荐的低功耗软件配置和 BLE 连接期间的深度睡眠行为。 感谢您的支持。 此致, 海马 Re: KW47 Deep Sleep During BLE Advertising - Recommended Approach and Reference Example 你好@hyama , 请参考AN14554 ,其中提供了在保持高系统性能的同时实现优化低功耗我的的配置步骤。它还描述了用于测量 KW47 电流消耗的测量装置和程序。 具体而言,第 3.2.1 节描述了低功耗运行的推荐软件配置。此示例在裸机和 FreeRTOS 版本中均可用。此外,4.2.2.6 节涵盖了连接模式的测量,并确认设备在连接间隔期间进入深度睡眠状态。 BR, 哈比卜
View full article