Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
EB Tresosのアクティベーションが失敗しました 皆様、 EB Client License Administrator v1.5.1 を使用して、以下の認証コードC6FC-BE23-0D7C-6AFD で EB Tresos v0.29.0 をアクティベートしようとしましたが、常に失敗します。ログを確認してください。 情報:トラステッドストレージの初期化が完了しました。 NodeLockedライセンスC6FC-BE23-0D7C-6AFDを有効化しています。ライセンス数:1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス:7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) エラー: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) そのアクティベーション要求は、ライセンスを取得する権利を一切付与するものではありません。 FlexNetオペレーションサーバーへの接続に失敗しました。 この問題のために作業が滞っているため、早急な解決策をご提示ください。よろしくお願いいたします。
View full article
FRDM-MCXN236 MCU 启动 在 FRDM-MCXN236 上分别构建 MCUboot、设备树和 Zephyr 我使用的是NXP FRDM-MCXN236开发板,我对 Zephyr 还比较陌生。 作为 Zephyr 培训的一部分,我已经使用Visual Studio Code成功构建并运行了一个基本的 Zephyr 项目。我现在想更深入地了解启动和主板启动过程。 我的目标是尝试分别构建以下元器件: MCUboot 器件树 Zephyr 应用程序/内核 然后,我想了解哪些部分实际被刷写到电路板上,尽可能分别刷写它们,并观察启动顺序。 我认为这对于理解板启动、引导加载程序、设备树、Kconfig、链接器脚本以及MCUboot与Zephyr应用程序之间的关系来说,将是一个有用的练习。 我还想了解 Zephyr 是否可以像 Linux 内核 menuconfig 工作流程那样进行自定义。 我的环境 板: NXP FRDM-MCXN236 主机操作系统: Windows 11 构建环境: WSL2 下的 Ubuntu 22.04 Zephyr: 4.4.99 当前已安装 Python 版本: 3.10.12 西部: 1.5.0 CMake: 4.4.3 忍者: 1.10.1 Zephyr SDK: 1.0.1 我的工作区是: ~/zephyr-training/ ├── zephyr/ ├── mcuboot/ ├── my-zephyr-app/ └── workspace/ MCUboot 源 我单独克隆了 MCUboot,路径如下: ~/zephyr-training/mcuboot/ Zephyr专用MCUboot应用程序位于: ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr/ 我找到了以下相关的 CMake 文件: mcuboot/boot/zephyr/CMakeLists.txt mcuboot/boot/zephyr/sysbuild/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/zephyr/CMakeLists.txt MCUboot 版本尝试 我首先尝试使用以下方法构建 MCUboot Zephyr 应用程序: cd ~/zephyr-training west build \ -b frdm_mcxn236 \ -s ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr \ -d ~/zephyr-training/build-mcuboot 此处的目的是告诉韦斯特: -b frdm_mcxn236 → 为 FRDM-MCXN236 板构建 -s .../mcuboot/boot/zephyr → 使用 Zephyr MCUboot 应用程序作为源 -d .../build-mcuboot → 将 MCUboot 构建输出与我的普通 Zephyr 应用程序分开 然而,构建过程并未达到实际的 CMake 编译阶段。 我收到以下错误信息: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/west", line 8, in sys.exit(main()) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 1199, in main app.run(argv or sys.argv[1:]) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 278, in run self.run_command(argv, early_args) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 584, in run_command self.run_extension(args.command, argv, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 739, in run_extension self.cmd.run(args, unknown, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 263, in do_run self._sanity_check() File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 589, in _sanity_check_source_dir srcrel = pathlib.Path(self.source_dir).relative_to( TypeError: PurePath.relative_to() got an unexpected keyword argument 'walk_up' 我的Python版本是: python3 --version Python 3.10.12 和: west --version West version: v1.5.0 which python3 /usr/bin/python3 which west /usr/local/bin/west 目前的 Zephyr West 版本代码似乎使用了: Path.relative_to(..., walk_up=True) 这需要更新的Python版本。 我还查看了: python3.12 --version 但目前尚未安装 Python 3.12。 我尝试直接安装: sudo apt update sudo apt install python3.12 python3.12-venv 但 Ubuntu 22.04 返回: E: Unable to locate package python3.12 E: Couldn't find any package by glob 'python3.12' E: Unable to locate package python3.12-venv E: Couldn't find any package by glob 'python3.12-venv' 因此,在继续进行 MCUboot 构建之前,我目前正在尝试解决 Python/West 兼容性问题。 我想了解的是 一旦我成功编译了MCUboot,我想一步一步地进行,并弄明白: 如何为 FRDM-MCXN236单独构建 MCUboot 。 FRDM-MCXN236 设备树是如何选择和编译的。 设备树是否可以与 Zephyr 应用程序分开构建/检查。 Zephyr内核/应用程序是如何单独构建的。 哪些是实际可刷写的二进制文件,哪些是编译时的配置文件? MCUboot 是否可以独立刷写,然后 Zephyr 应用程序是否可以单独刷写。 MCU启动镜像布局和应用程序镜像/插槽是如何定义的。 如何对 Zephyr 应用程序进行签名,以便 MCUboot 可以启动它。 如何观察和验证板上的MCUboot → Zephyr启动顺序。 如何使用类似于 Linux 内核 menuconfig 工作流程的方式来自定义 Zephyr 内核/配置。 我的目的不仅是让应用程序运行起来,还要了解完整的启动流程: FRDM-MCXN236 | v MCUboot | v Zephyr application | v Zephyr kernel / drivers | v Device Tree + Kconfig configuration 我相信手动操作可以帮助我更好地理解MCU/SoC 启动、引导加载程序操作、闪存布局、设备树、Kconfig、链接器脚本和板启动。 对于在 FRDM-MCXN236 上执行此操作的正确步骤,任何指导都将不胜感激。 MCUBOOT ZEPHYR-OS-EDGE @frdmuser Re: FRDM-MCXN236 mcuboot 你好@bottleneck , 我建议你从 Zephyr 和 MCUboot 的基础知识入手,这似乎正是你目前学习的阶段。 为了更好地理解 MCUboot 的工作原理,我建议先在不安装 Zephyr 的情况下测试 SDK 示例。这可以帮助您了解图像加密和分区管理的工作原理。MCUXpresso 安全配置工具还可以帮助进行映像加密,并包含一个专用的MCUboot 工作流程,与此主题相辅相成。 要运行我们 SDK 中的 MCUboot 示例,必须使用mcuboot_opensource和ota_mcuboot_basic项目。我强烈建议您查看这两个示例的 README 文件,以了解它们的工作原理,并参考安全配置工具用户指南。 您还可以查阅MCUboot 官方文档,以更深入地了解其功能。 此外,为了更好地理解设备树配置和 Kconfig 的使用,您可以参考本指南,其中提供了每个主题的 Zephyr 文档的直接链接。我们的Zephyr 知识中心还提供了一系列有用的资源,这些资源经常被在 NXP 平台上学习和使用 Zephyr 进行开发的开发人员参考。 如果您有兴趣,NXP 官方网站 Zephyr 页面的培训部分提供了一些视频,这些视频可能对您的开发有所帮助。就您的具体情况而言,我强烈建议您观看“使用 Zephyr ™ OS 特性和模块加速开发”,其中解释了 Zephyr 的基本原理和 Zephyr OS 的其他特性,以及外部模块,如 MCUboot。 最后,请参考 Zephyr 中的 MCUboot 实现,并查看其README 文件,以更好地了解其工作原理。 这篇社区帖子可能对理解如何为 MCUboot 构建已创建的应用程序也很有帮助。虽然它是为 MCXN947 创建的,但您可以按照 MCXN236 的一般流程进行操作。 BR 哈比卜
View full article
SPC5200CVR400B 的状态和可靠性查询 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我们的产品中使用了SPC5200CVR400B集成电路。 请您确认一下: SPC5200CVR400B 是处于活跃状态、过时状态还是已停产状态。 如果这款设备仍在生产的话。该设备是否已报告任何与数据/软件损坏相关的已知问题? 预防或诊断此类损坏的推荐方法。 如果设备已过时或即将报废,则可使用合适的替代/备用零件。 如果您能就可能的根本原因和纠正措施提供指导,我们将不胜感激。 感谢您的支持。 顺祝商祺! 阿比吉特·索兰基 [email protected] Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B SPC5200CVR400B 已停止生产。 这意味着您目前没有生产这种集成电路。 根据 NXP 对类似查询的标准做法,可靠性数据(FIT 率、鉴定报告)不会在 NXP 社区公开分享。此类请求将通过私人支持工单处理。 私人支持工单? Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B 你好, SPC5200CVR400B 是处于活跃状态、过时状态还是已停产状态。 SPC5200CVR400B 已停止生产。 如果这款设备仍在生产的话。该设备是否已报告任何与数据/软件损坏相关的已知问题? 根据 NXP 对类似查询的标准做法,可靠性数据(FIT 率、鉴定报告)不会在 NXP 社区公开分享。此类请求将通过私人支持工单处理。 如果设备已过时或即将报废,则可使用合适的替代/备用零件。 没有官方的NXP替代产品。 选项 1 — MPC5200CVR400B(功能等效,但未通过汽车行业认证) 选项 2 — MPC5121 / MPC5125(架构最接近的兼容器件) 选项 3 — i.MX 应用程序处理器(推荐迁移路径) 此致, 彼得 Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B 你好, 私人支持工单? https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME petervlna_0-1789971901204.png 顺祝商祺! Peter Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B 我只想知道,目前你们是否还在生产这款产品,以及它的停产年份。
View full article
BMS SDK dereferences NULL_PTR Hi, in the Phy 665a driver within BMS SDK, pxReqLowConfig is dereferenced, even if it is NULL_PTR (RequestQueueLow sideband not used for gateway device 0 configuration). Call stack: Level,Function,Stack Frame,Source,PC,Return Address,Stack Used 0," ","32 @ 0x2040DF00","exceptions.c:101:10",0x0060E874,"[0x2040DF18]: 0x0066D3E0",248 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatchInactiveSync","24 @ 0x2040DF20","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2379:104",0x0066D3DE,"[0x2040DF34]: 0x0066D60A",216 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatch","24 @ 0x2040DF38","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2551:18",0x0066D606,"[0x2040DF4C]: 0x0066DA8A",192 0,"Prv_Phy_665a_IO_SendMessageSpi","24 @ 0x2040DF50","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:3231:26",0x0066DA86,"[0x2040DF64]: 0x00666D34",168 0,"Phy_665a_IO_SendMessage","40 @ 0x2040DF68","CDD_Phy_665a.c:2037:30",0x00666D30,"[0x2040DF8C]: 0x0066E7FC",144 0,"Bms_TD_Send","24 @ 0x2040DF90","CDD_Bms_common.c:353:22",0x0066E7F8,"[0x2040DFA4]: 0x005D54E6",104 Version Information: * Project : BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.7 * Platform : CORTEXM * Peripheral : * Dependencies : * * Autosar Version : 4.7.0 * Autosar Revision : ASR_REL_4_7_REV_0000 * Autosar Conf.Variant : * SW Version : 0.9.1 * Build Version : S32K3_BMS_GEN2_SDK_0_9_1_D2601_ASR_REL_4_7_REV_0000_20260120 S32 SDK for S32K1 Re: BMS SDK dereferences NULL_PTR Hello PhilippH Could you please provide more details on the part numbers you are using? I’d like to check the drivers, and it would also be helpful if you could share the file. I will be waiting for your response Have a great day and best of luck.
View full article
电池管理系统 SDK 取消引用 NULL_PTR 您好, 在 电池管理系统 SDK 中的 Phy 665a 驱动程序中,即使 pxReqLowConfig 为 NULL_PTR( RequestQueueLow 边带未用于网关设备 0 配置),也会取消引用它。 调用堆栈: Level,Function,Stack Frame,Source,PC,Return Address,Stack Used 0," ","32 @ 0x2040DF00","exceptions.c:101:10",0x0060E874,"[0x2040DF18]: 0x0066D3E0",248 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatchInactiveSync","24 @ 0x2040DF20","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2379:104",0x0066D3DE,"[0x2040DF34]: 0x0066D60A",216 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatch","24 @ 0x2040DF38","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2551:18",0x0066D606,"[0x2040DF4C]: 0x0066DA8A",192 0,"Prv_Phy_665a_IO_SendMessageSpi","24 @ 0x2040DF50","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:3231:26",0x0066DA86,"[0x2040DF64]: 0x00666D34",168 0,"Phy_665a_IO_SendMessage","40 @ 0x2040DF68","CDD_Phy_665a.c:2037:30",0x00666D30,"[0x2040DF8C]: 0x0066E7FC",144 0,"Bms_TD_Send","24 @ 0x2040DF90","CDD_Bms_common.c:353:22",0x0066E7F8,"[0x2040DFA4]: 0x005D54E6",104 版本信息: * Project : BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.7 * Platform : CORTEXM * Peripheral : * Dependencies : * * Autosar Version : 4.7.0 * Autosar Revision : ASR_REL_4_7_REV_0000 * Autosar Conf.Variant : * SW Version : 0.9.1 * Build Version : S32K3_BMS_GEN2_SDK_0_9_1_D2601_ASR_REL_4_7_REV_0000_20260120 S32K1系列的S32SDK Re: BMS SDK dereferences NULL_PTR 你好 PhilippH 请问您能否提供更多关于您所使用零件编号的详细信息?我想检查一下驱动程序,如果您能分享一下文件就更好了。 我会等你的回复。 祝你今天过得愉快,一切顺利。
View full article
在 M33 上使用 SAI1 时,iMX93 FIFO 出现欠载现象 我正在使用SAI1驱动一个外部I2S设备。40MHz BCLK,1.25MHz WCLK。 从 Linux 系统启动,代码通过 remoteproc 在 M33 上运行。 SAI1接口出现FIFO欠载现象。 搞不明白为什么? 在 M33 上使用 SAI3 执行相同的代码(A55 被限制在 uboot 中),没有出现问题。 您有什么想法吗? 谢谢您! 音频(PDM | I2S | SAI) Re: iMX93 FIFO underruns when using SAI1 on M33 你好, 遗憾的是,我们的 SDK 中没有使用 CODEC 的示例。 您可以参考 SDK 中的示例,这些示例位于以下路径: mcuxsdk\examples\driver_examples\sai 如果看到 FIFO 欠载警告,可能是由于 TX FIFO 为空导致的,因为数据推送速度不够快,或者发射器未正确启用。 造成此问题的原因可能是资源可用性/配置问题。首先,我建议您确认是否存在 Cortex-A 处理器无法使用 Cortex-M 处理器的相同资源而导致问题的情况。 您是否确认SAI发射控制寄存器(TCSR)中的发射器使能位已启用? 顺祝商祺! Re: iMX93 FIFO underruns when using SAI1 on M33 我已经将 SAI1 代码移植到 Linux 下的 A55 上。 仍然出现FIFO错误。 以下是配置详情和问题: 平台 板:i.MX93 EVK;/sys/devices/soc0/soc_id=i.MX93 /sys/devices/soc0/revision=1.1。代码包,软件包标记/掩膜尚未记录。 Linux:6.12.20-lts-next-gdfaf2136deb2PREEMPT,A55。 SAI1 在 0x443b0000,TX 通过 44000000.dma-controller-CH21。 SAI1 串行根:来自 VIDEO_PLL 的 40 MHz;40 MHz BCLK,1.25 MHz 帧速率。 SAI3/WM8962 属于 Linux 所有,在以下复现过程中处于空闲状态。 LMX2571 I2S FSK 接收器:活动插槽中为有符号 16 位代码,其他插槽中为零。 常量码 +8500 产生预期的 +17 kHz 射频偏移。 最小 Linux 复现环境(M33 remoteproc 离线) 自定义 DTB 将 SAI1 公开为 ALSA 播放设备;SAI1 PCM 卡 0。 静态 ALSA PCM:硬件:0,0,S16_LE,2 通道,1,250,000 帧/秒; 周期 2,400 帧,缓冲区 19,200 帧。没有高斯滤波器或其他 实时波形生成。TX FIFO深度32字,TX DMA突发8字 先进先出水印 24。静态数据:槽位 0=8500,槽位 1=0。 命令:python3 /root/cp7g_static_playback.py --设备 hw:0,0 --seconds 600 最新结果:在 599.958 秒内写入了 750,000,000 帧,ALSA xruns=0。 SAI1 FEF IRQ 诊断:1 次事件,2.685 毫秒内发生 9 次 IRQ 条目。 首次观测到单调运行时间约为 675.892537 秒,大约 播放停止前 7.16 秒;不是流结束排水事件。 首次中断请求检测(时序在硬件 FEF 断言之后) TCSR=0x90150c01;连续读取时间=41 ns;处理程序在第一次读取之前工作 TCSR 读取=209 ns;第一个 TCSR regmap 读取=120,607 ns(返回 0)。 FEF W1C regmap write=241,007 ns (返回 0),在详细快照之前。 Post-ACK TFR0=0x00020001,读取=242,799 ns。 ACK后eDMA CH21首次原始寄存器读取=241,423纳秒;CH21总计 快照时间=487,722 ns。CH_CSR=0x80000005,CH_ES=0x00000000, CH_INT=0x00000000,CH_SBR=0x00208003,CH_PRI=0x00000000。 TFR0 和 CH21 值是在确认之后而非确认时采集的。 初步 FEF 断言。长时间的读取/写入操作无法证明它们 导致了最初的FIFO错误;CH_ES=0仅表示没有通道错误。 采样时锁定。尽管 ALSA xruns=0,但 FEF 仍然是一个硬件事件。 独立简化固件复制 Linux 系统启动且 ALSA 捕获空闲时,M33 代码驱动了同一个 SAI1 TX。 使用单个自链接 eDMA CH21 TCD,恒定 +8500 / 零槽, 没有主循环回调,没有前台缓冲区填充,没有高斯滤波器。 40 MHz BCLK,FIFO 深度 32,水位线 24,DMA 次循环 16 字节, 它在 SAI1 FEF 上停留了 216 秒(Rev R)。在 FEF 故障后的快照中, CH21_ES=0 和 DMA 全局 ES=0;TCD 仍然是自链接的。类似的故障也曾发生。 在后续的优先和内部 BCLK 试验中。半速试验也失败了。 因此,既不需要Python也不需要M33波形计算/填充。 重现间歇性 SAI1 FEF。Linux 系统下播放也失败了。 M33离线。探针负载和外部导线长度的变化并未消除 问题。 补充观察 运行在 burst-4 / watermark-28 Linux 系统上的一个 FEF 事件大约在 uptime 时发生。 单独启动时耗时 676.889 秒;最近一次 burst-8 故障发生在 675.893 秒。 在最近一次启动过程中,系统日志搜索大约在 670–682 秒处,未发现任何内容。 已记录的活动。相似的正常运行时间仅供参考,并不能证明存在定时器。 向恩智浦提出的问题 1.是否存在已知的 i.MX93 rev 1.1 掩模勘误或低功耗/互连相关问题? 可能延迟 SAI1 和 eDMA CH21 寄存器访问和/或 DMA 的条件 在SAI1 TX及其时钟启用期间,服务时间为100-250微秒? 2. 哪些硬件状态、时钟门控、互连或 eDMA 走线可以 在 FEF 之前,找出第一个被遗漏的 SAI1 FIFO 服务请求? 3. SAI1 TX FEF 是否指示除实际先进先出 (FIFO) 之外的任何其他情况? 在这种异步主配置中是否存在欠载现象? 4. 是否有关于 SAI1/eDMA 突发、水印或时钟限制的文档记录? i.MX93 上是否支持连续 40 MHz BCLK / 1.25 MHz 立体声帧输出? 可以提供自定义 DTB、Linux fsl_sai.c/h变化和静态播放 脚本、M33 自链接 TCD 源、完整启动时钟树和示波器/射频数据。
View full article
iMX8qm 启动核心 A72_0 大家好,NXP论坛, 在 iMX8qm 上,我们能否从 A72 核心启动?SCUFW 是否支持这样做? 谢谢! Re: iMX8qm Boot Core A72_0 请先使用现有的 flash_ca72 目标;不要替换 u-boot-atf.bin 文件。使用 u-boot-atf-a72.bin除非您有意使用驾驶舱/多 AP 图像流。 证据表明存在这种区别: flash_ca72 被描述为与普通 A-core 启动目标相同的基本启动映像,但加载到 A72 而不是 A53。 u-boot-atf.bin 是 ATF 和 U-Boot 的组合镜像:bl31.bin加上 u-boot.bin/ u-boot-hash.bin。 u-boot-atf-a72.bin出现在 flash_cockpit 目标中,其中镜像包含两个 AP 有效载荷:一个用于 A53,另一个用于 A72:-ap u-boot-atf.bin a53 0x80000000 ... -ap u-boot-atf-a72.bin a72 0xC0000000 ... 。 因此,重要的选择器不仅是文件名;它还是目标中的 imx-mkimage -ap ... a72 ... 参数。对于单个 A72 启动映像,使用 u-boot-atf.bin 的 flash_ca72 与文档中所述的意图一致:即使文件名没有后缀 -a72,有效载荷也会通过目标规则加载到 A72。 推荐路径: 使用现有目标构建标准的仅限 A72 的镜像: 制作 SOC=iMX8QM flash_ca72 在 Linux 端使用 CA72 设备树/配置。NXP 文档指出,i.MX8QM MEK CA72 DTB 仅支持两个 Cortex-A72 内核,并且需要使用 flash_ca72 构建的特殊启动映像。 预留 u-boot-atf-a72.bin对于显式打包第二个 A72 AP 映像的流程(例如 flash_cockpit),除非您的 电路板支持包的 soc.mak评论或发行说明另有说法。 启动时验证镜像是否实际进入 A72 路径:检查 make V=1 SOC=iMX8QM flash_ca72 命令发出的 imx-mkimage 命令,或检查 iMX8QM/soc.mak 文件。并确认 AP 线路使用 a72。 要点:将当前 flash_ca72 引用视为对 u-boot-atf.bin 的引用这是有意为之;u-boot-atf-a72.bin 是用于驾驶舱/多分区风格镜像中单独使用的 A72 有效载荷,而不是 flash_ca72 的自动替代品。 Re: iMX8qm Boot Core A72_0 我们想澄清/确认一个小问题:`flash_ca72` 目标目前引用了 `u-boot-atf.bin`,同时,在相同的配置中,还有一个单独的 `u-boot-atf-a72.bin` 可用。 我们该如何进行? Re: iMX8qm Boot Core A72_0 是的——在 i.MX8QM 上,应用程序处理器启动映像可以面向 Cortex-A72 而不是 Cortex-A53,SCFW 允许这种流程。NXP 的 imx-mkimage 有一个 flash_ca72 目标,被描述为普通 A53 启动映像的 A72 变体,旨在尽早启动 A72 以优化启动时间。 重要的区别在于: First code after RESET: 不是 A72。设备启动流程仍然从 ROM/SCU/SCFW 开始。 AP 端引导加载程序/操作系统启动:是的,这可以在 A72 上完成。SCFW 初始化 DDR,加载 Cortex-A 映像,然后启动内核并设置其起始地址。 配置机制:启动容器可以为 a72 指定一个 AP 镜像,例如示例显示 imx-mkimage 中的 -ap ... a72 ...。 所以答案是: SCFW 确实允许从 A72 启动 AP 软件路径,但 A72 不是 RESET/ROM 启动主控;它是由 SCFW 根据启动容器配置启动的。 Re: iMX8qm Boot Core A72_0 你好, 我按照以下步骤构建引导加载程序,但引导加载程序构建失败,没有任何日志记录。 请您核对一下附件中的步骤。 谢谢! mkdir Scarthgap_New cd Scarthgap_New   1. 获取网络安全控制器二进制文件 mkdir SECO 光盘 SECO wget https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin chmod +x imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin ./imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin   mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$ ls -al 总计 976 drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap   4096 8月26日 22:21 . drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap   4096 8月26日 22:21 .. -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap    194 7月 29  2024 commit-id.txt -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 2024年7月29日 mx8dxla1-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 2024年7月29日 mx8dxlb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 76944 2024 年 7 月 29 日 mx8qmb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  71312 7月29日  2024 mx8qxb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  78408 7月29日  2024 mx8qxc0-ahab-container.img -rwxr-xr-x 1 mkashyap mkashyap 423875 2024 年 7 月 29 日 SECO_FW_release_note.pdf mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$   我们使用 mx8qmb0-ahab-container.img   光盘 ../../../..   2. 下载并构建 ATF mkdir ATF 光盘 ATF git clone https://github.com/varigit/imx-atf-b lf_v2.10_6.6.52-2.2.0_var01   cd imx-atf 源 /opt/fsl-imx-xwayland/6.6-scarthgap/environment-setup-armv8a-poky-linux unset LDFLAGS 制作 PLAT=imx8qm bl31   mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/ATF/imx-atf/build/imx8qm/release$ ls -al 总计76 drwxrwxr-x 7 mkashyap mkashyap  4096 8月26日 22:37 . drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 8月26日 22:36 .. drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 8月26日 22:37 bl31 -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 45213 8月 26日 22:37 bl31.bin drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8 月 26 日 22:37 lib drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:37 libc drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 八月 26 22:37 libwrapper drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:37 romlib   光盘 ../../../../../   3. 下载并构建 SCFW mkdir SCFW    cd SCFW     wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/8-2018q4/gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-linux.tar.bz sudo tar xf gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-linux.tar.bz -C ./opt     git clone https://github.com/varigit/imx-sc-firmware.git -b 1.17.0 cd imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0     export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt    执行 clean-qm    使 qm R=B0 B=var_som V=1     mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0$ ls -al 总计 3384 drwxrwxr-x 11 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:47 . drwxrwxr-x 6 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:47 .. drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:47 板 drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 设备 drwxrwxr-x 25 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:47 司机 drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 main    -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 184448 8 月 26 日 22:47 scfw_tcm.bin -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 2787784 8月26日 22:47 scfw_tcm.elf    -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 513123 8 月 26 日 22:47 scfw_tcm.map drwxrwxr-x 4 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 soc drwxrwxr-x 26 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 ss drwxrwxr-x 9 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:47 svc drwxrwxr-x 10 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 测试 drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:44 实用程序     光盘 ../../../../../     4. 构建 u-boot mkdir u-boot    cd u-boot     git clone https://github.com/varigit/uboot-imx.git -b lf_v2024.04_6.6.52-2.2.0_var01    cd uboot-imx        cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./mx8qm-ahab-container.img    cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./mx8qm-mek-scfw-tcm.bin    让 mrproper    制作 imx8qm_var_som_defconfig make -j8     光盘 ../../     5. 制作图像 mkdir MkImage    cd MkImage     git clone https://github.com/varigit/imx-mkimage-b lf-6.6.52_2.2.0_var01    cd imx-mkimage        cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/    cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/    cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/    cp ../../u-boot/uboot-imx/spl/u-boot-spl.bin ./iMX8QM/    cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/release/bl31.bin ./iMX8QM/        制作 SOC=iMX8QM flash_ca72        cd iMX8QM make -f soc.mak SOC=iMX8QM MKIMG=../mkimage_imx8 PAD_IMAGE=./pad_image.sh flash_ca72        mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage/iMX8QM$ ls -al 总计 6792 drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 23:08 . drwxrwxr-x 13 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 23:06 .. -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 45213 8月26日 23:06 bl31.bin -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 2564 8月26日 22:59 expand_c_define.sh    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap 1895424 8 月 26 日 23:08 flash.bin -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 9 Aug 26 23:06 head.hash -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 2078 年 8 月 26 日 22:59 mkimage_fit_atf.sh    -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 76944 8 月 26 日 23:02 mx8qmb0-ahab-container.img    -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 184448 8 月 26 日 23:03 scfw_tcm.bin drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:59 脚本    -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 13271 8 月 26 日 22:59 soc.mak    -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 1631521 8 月 26 日 23:06 u-boot-atf.bin    -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 1500440 8 月 26 日 23:04 u-boot.bin    -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 1500449 8 月 26 日 23:06 u-boot-hash.bin    -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 139387 8 月 26 日 23:04 u-boot-spl.bin     生成的 flash.bin 文件被用作引导加载程序镜像。 Re: iMX8qm Boot Core A72_0 就您的具体手术而言,关键在于: 制作 SOC=iMX8QM flash_ca72 如果您打算将引导加载程序加载到 A72 而不是 A53 ,那么从概念上讲,这是正确的目标。NXP 社区指南将 flash_ca72 描述为类似于基本的 flash_b0 映像,但加载到A72而不是A53 。 “无日志”症状并不一定意味着 SCFW 拒绝了 A72 启动。一个已知的陷阱是A53 和 A72 不使用同一个日志终端,因此,如果您监测通常的 A-core/A53 UART,即使 A72 镜像正在运行或稍后在不同的控制台路径上出现故障,您可能也看不到任何东西。 验证您的步骤: 面积 评估 SECO集装箱 mx8qmb0-ahab-container.img 是 i.MX8QM B0 的正确容器类别。 ATF 使 PLAT=imx8qm bl31 对于 i.MX8QM 来说是合理的。 SCFW 构建 qm R=B0 B=var_som V=1 与 i.MX8QM B0 Variscite 目标一致。 U-Boot imx8qm_var_som_defconfig 是需要确认的关键项:它必须与 A72 启动路径和控制台配置兼容。 mkimage 目标 flash_ca72 仅适用于 A72 启动。对于正常的 Linux 电路板支持包。启动,文档中记录的 i.MX8QM 命令是 make SOC=iMX8QM flash。 SPL副本 u-boot-spl.bin 可能与 flash_ca72 无关;该目标不是基于 SPL 的流程。 重复镜像版本 同时运行顶层 make SOC=iMX8QM flash_ca72 和手动运行 make -f soc.mak ... flash_ca72 是不必要的。使用一条简洁的顶级命令。 我会修改/优化图像生成部分,使其: cd ~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/ cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/ cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/ cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/版本/bl31.bin ./iMX8QM/ make clean 制作 SOC=iMX8QM flash_ca72 然后使用: iMX8QM/flash.bin 同时修复/检查此 SCFW 路径: export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt 您已将文件提取到 ./opt 目录。但是导出了.../SCFW/Opt。Linux 路径区分大小写。既然你已经生成了scfw_tcm.bin你的 shell 可能确实有有效的工具路径,但这一行需要验证。 推荐的调试顺序: 首先构建并启动标准镜像: 让 SOC=iMX8QM 闪存 这会检查 SECO + SCFW + ATF + U-Boot + 板 DDR/控制台是否基本正确。Linux 用户指南中记录了此标准 i.MX8QM flash.bin 文件。生成路径。 然后使用以下命令重新构建: 制作 SOC=iMX8QM flash_ca72 监控A72 控制台/UART ,而不仅仅是普通的 A53 控制台。A53 和 A72 日志终端有所不同。 如果仍然没有反应,请比较生成的 flash.bin 文件。比较 flash 和 flash_ca72 之间的大小/布局,并确认 Variscite U-Boot 配置是否真正启用了 A72 启动目标使用的控制台。 所以直接的答案是: SCFW 确实允许通过 flash_ca72 镜像流程启动 A72 上的 Cortex-A 端,但 SCFW 仍然负责初始启动编排。你的步骤对 A72 启动基本有效,但需要移除重复的 soc.mak 调用,验证 SCFW 工具路径,最重要的是检查 A72 的 UART/控制台。 要点:i.MX8QM 上的 A72 启动是通过 flash_ca72 实现的;静默启动更有可能是镜像/配置/控制台问题,而不是 SCFW 拒绝启动 A72。 Re: iMX8qm Boot Core A72_0 哪里可以找到SCFW参考手册或设计手册,以便对SCFW固件进行修改? Re: iMX8qm Boot Core A72_0 您可以从这里开始: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101/ta-p/1124236 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101-Getting-started/ta-p/1121153 SCFW 参考/移植文档包含在 NXP SCFW 移植工具包中,而不是作为单独的公开参考手册提供。 从 NXP i.MX 软件和开发页面下载工具包。选择与您的 i.MX BSP 对应的版本;NXP 需要匹配的移植工具包以保持与其提供的二进制文件的兼容性。 接受许可协议并运行包含的 .bin 文件安装程序。 请查看下方: doc/pdf/sc_fw_port.pdf — 详细的 SCFW 移植指南 doc/pdf/ — SCFW API 用户指南、版本说明及相关文档 src/ — SoC 专用 SCFW 导出归档 该工具包包含源代码和目标代码的混合体。针对特定电路板的定制是在导出的电路板源代码中进行的,通常位于 platform/board/mx8 _ / 目录下,包括 board.c 等文件。; SCFW 的核心大部分仍然是对象式的,无法通过公共工具包进行修改。 通用 i.MX 移植指南 UG10165 中也有一个“移植系统控制器固件”章节,解释了与 BSP 和 meta-imx-scfw 的集成。 Re: iMX8qm Boot Core A72_0 如何在SCFW中获取我们自己的自定义日志? 谢谢 莫汉
View full article
Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B Dear NXP Support Team, We are using the SPC5200CVR400B IC in our product. Could you please confirm: Whether SPC5200CVR400B is active, obsolete, or discontinued. If this device is still being manufactured. Whether any known issues related to data/software corruption have been reported for this device. Recommended methods to prevent or diagnose such corruption. A suitable replacement/alternate part if the device is obsolete or approaching end-of-life. Your guidance on the possible root causes and corrective actions would be highly appreciated. Thank you for your support. Best Regards, Abhijeet Solanki [email protected] Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B The SPC5200CVR400B is in End of Life status. It means currently you are not manufacturing this IC Per NXP's standard practice for similar inquiries, reliability data (FIT rates, qualification reports) is not shared publicly on the NXP Community. Such requests are handled via a private support ticket. Private support ticket? Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B Hello, Whether SPC5200CVR400B is active, obsolete, or discontinued. The SPC5200CVR400B is in End of Life status If this device is still being manufactured. Whether any known issues related to data/software corruption have been reported for this device. Per NXP's standard practice for similar inquiries, reliability data (FIT rates, qualification reports) is not shared publicly on the NXP Community. Such requests are handled via a private support ticket. A suitable replacement/alternate part if the device is obsolete or approaching end-of-life. No Official NXP Drop-in Replacement. Option 1 — MPC5200CVR400B (Functional Equivalent, NOT Automotive-Qualified) Option 2 — MPC5121 / MPC5125 (Nearest Architecture-Compatible Parts) Option 3 — i.MX Applications Processors (Recommended Migration Path) Best regards, Peter Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B Hello, Private support ticket? https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME petervlna_0-1789971901204.png Best regards, Peter Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B I only want to know, currently you are manufacturing this or not and also year of obsolence.
View full article
i.MX RT1050 USB 3.0 U盘问题 NXP社区的各位好, 我正在使用 i.MX RT1050(SDK 版本 2.11.0)作为 USB 主机,并连接一个 U 盘。我发现使用 USB 3.0 U 盘时会遇到间歇性问题。 我观察到的问题有: 1)f_write() 在向 U 盘上传/下载/写入数据时有时会失败。 2)有时USB设备在数据传输过程中会卡住。 3)在某些情况下,当我连接 USB 3.0 闪存盘时,RT1050 系统会重新启动。 4)同样的应用程序似乎对 USB 2.0 U 盘的兼容性更好。 5)如何通过固件识别U盘的2.0和3.0技术? 由于 i.MX RT1050 支持 USB 2.0 高速,我理解 USB 3.0 U 盘应该可以通过其 USB 2.0 接口运行。但是,我想了解一下,当使用 i.MX RT1050 时,USB 3.0 U盘是否存在任何已知的兼容性、电源、USB Host MSC、FATFS(#define FF_DEFINED 86631) 或时序问题。 请问各位能否建议我应该检查或调试哪些方面,特别是关于 USB 主机 MSC、f_write() 故障、USB 重置/断开连接处理、VBUS/电源稳定性以及 USB 2.0 高速协商? 对于 i.MX RT1050 的可靠 USB 3.0 U 盘操作,任何建议、已知问题或示例配置都将不胜感激。 谢谢! Re: USB 3.0 Pen drive Issues with i.MX RT1050 嗨@vmn , 为了更好地了解此问题的可能根本原因,有几件事值得测试:   1. 从最新的 SDK 中导入 usb_host_msd_fatfs 示例代码并以此为基础进行测试,因为该示例代码已被证明有效,可以提供重要的基准,以确定问题是源于软件还是硬件。   2. 运行多个测试,并记录附加、RESET、枚举、挂起/恢复、断开连接等信息。同时捕获 f_write() 过程失败时返回的结果状态。   3. 验证插入和持续写入期间 VBUS 的 5V 电源。   4. 如果可能,测试几个不同厂商和容量的 USB 3.0 驱动器。
View full article
FRDM-MCXN236 mcuboot Building MCUboot, Device Tree and Zephyr separately on FRDM-MCXN236 I am using the NXP FRDM-MCXN236 board and I am relatively new to Zephyr. As part of my Zephyr training, I have successfully built and run a basic Zephyr project using Visual Studio Code. I would now like to understand the boot and board bring-up process at a lower level. My goal is to try building the following components separately: MCUboot Device Tree Zephyr application/kernel I would then like to understand which parts are actually flashed to the board, flash them separately where possible, and observe the boot sequence. I feel this would be a useful exercise for understanding board bring-up, bootloaders, Device Tree, Kconfig, linker scripts, and the relationship between MCUboot and the Zephyr application. I would also like to understand whether Zephyr can be customized in a way similar to the Linux kernel menuconfig workflow. My environment Board: NXP FRDM-MCXN236 Host OS: Windows 11 Build environment: Ubuntu 22.04 under WSL2 Zephyr: 4.4.99 Python: 3.10.12 currently installed West: 1.5.0 CMake: 4.4.3 Ninja: 1.10.1 Zephyr SDK: 1.0.1 My workspace is: ~/zephyr-training/ ├── zephyr/ ├── mcuboot/ ├── my-zephyr-app/ └── workspace/ MCUboot source I cloned MCUboot separately under: ~/zephyr-training/mcuboot/ The Zephyr-specific MCUboot application is located at: ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr/ I found the following relevant CMake files: mcuboot/boot/zephyr/CMakeLists.txt mcuboot/boot/zephyr/sysbuild/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/zephyr/CMakeLists.txt MCUboot build attempt I first tried to build the MCUboot Zephyr application using: cd ~/zephyr-training west build \ -b frdm_mcxn236 \ -s ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr \ -d ~/zephyr-training/build-mcuboot The intention here is to tell West: -b frdm_mcxn236 → build for the FRDM-MCXN236 board -s .../mcuboot/boot/zephyr → use the Zephyr MCUboot application as the source -d .../build-mcuboot → keep the MCUboot build output separate from my normal Zephyr application However, the build did not reach the actual CMake compilation stage. I received this error: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/west", line 8, in sys.exit(main()) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 1199, in main app.run(argv or sys.argv[1:]) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 278, in run self.run_command(argv, early_args) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 584, in run_command self.run_extension(args.command, argv, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 739, in run_extension self.cmd.run(args, unknown, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 263, in do_run self._sanity_check() File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 589, in _sanity_check_source_dir srcrel = pathlib.Path(self.source_dir).relative_to( TypeError: PurePath.relative_to() got an unexpected keyword argument 'walk_up' My Python version is: python3 --version Python 3.10.12 and: west --version West version: v1.5.0 which python3 /usr/bin/python3 which west /usr/local/bin/west It appears that the current Zephyr west build code is using: Path.relative_to(..., walk_up=True) which requires a newer Python version. I also checked: python3.12 --version but Python 3.12 is not currently installed. I tried installing it directly: sudo apt update sudo apt install python3.12 python3.12-venv but Ubuntu 22.04 returned: E: Unable to locate package python3.12 E: Couldn't find any package by glob 'python3.12' E: Unable to locate package python3.12-venv E: Couldn't find any package by glob 'python3.12-venv' So I am currently trying to resolve the Python/West compatibility issue before continuing with the MCUboot build. What I would like to understand Once I get MCUboot building, I would like to proceed step by step and understand: How to build MCUboot separately for FRDM-MCXN236. How the FRDM-MCXN236 Device Tree is selected and compiled. Whether Device Tree can be built/inspected separately from the Zephyr application. How the Zephyr kernel/application is built separately. Which of these are actual flashable binaries and which are build-time configuration. Whether MCUboot can be flashed independently and then the Zephyr application flashed separately. How the MCUboot image layout and application image/slots are defined. How to sign the Zephyr application so that MCUboot can boot it. How to observe and verify the MCUboot → Zephyr boot sequence on the board. How to customize the Zephyr kernel/configuration using something similar to the Linux kernel menuconfig workflow. My intention is not just to get the application running, but to understand the complete boot flow: FRDM-MCXN236 | v MCUboot | v Zephyr application | v Zephyr kernel / drivers | v Device Tree + Kconfig configuration I believe doing this manually would help me better understand MCU/SoC startup, bootloader operation, flash layout, Device Tree, Kconfig, linker scripts, and board bring-up. Any guidance on the correct sequence for doing this on the FRDM-MCXN236 would be appreciated. MCUBOOT ZEPHYR-OS-EDGE @frdmuser  Re: FRDM-MCXN236 mcuboot Hello @bottleneck, I would suggest starting with the fundamentals of Zephyr and MCUboot, which appears to be where you are in the learning process right now. To better understand how MCUboot works, I recommend first testing the SDK example without Zephyr. This can help you learn how image encryption and partition management work. The MCUXpresso Secure Provisioning Tool can also help with image encryption and includes a dedicated MCUboot workflow that complements this topic. To run the MCUboot examples in our SDK, it is necessary to use the mcuboot_opensource and ota_mcuboot_basic projects. I highly recommend reviewing the README files of both examples to understand how they work, along with the Secure Provisioning Tool user guide. You can also review the official MCUboot documentation for a more in-depth explanation of its functionality. In addition, to better understand Device Tree configuration and the use of Kconfig, you can refer to this guide, which provides direct links to the Zephyr documentation for each topic. Our Zephyr Knowledge Hub also offers a collection of useful resources that are frequently referenced by developers who are learning and developing with Zephyr on NXP platforms. If you are interested, the training section of the Zephyr page on the official NXP website offers several videos that may help with your development. In your particular case, I highly recommend watching "Accelerate Development with Zephyr™ OS Features and Modules", which explains the basic principles of Zephyr and other features of Zephyr OS, along with external modules, like MCUboot. Finally, please refer to the MCUboot implementation in Zephyr and review its README file to better understand how it works. This community post may also be helpful for understanding how build a created app for MCUboot. Although it was created for the MCXN947, you can follow the general flow for the MCXN236. BR Habib
View full article
FS04 48V平台 你好, 我正在考虑为新的 48V 汽车平台采用 NXP CPU (SN32N55) 方案。 FS04 PMIC 可以连接到 48V 电池吗?如表格所示,会出现一些高于 60V(其绝对最大供电额定值)的短暂瞬态电压。它能经受住这样的考验吗?如果不行,可以用什么保护措施来实现呢? 非常感谢您。 Re: FS04 in 48V platform 明白了,谢谢! Re: FS04 in 48V platform 你好, FS04 的最大连续工作电压为 36 V。它仅在室温下以 48 V 电压验证 15 分钟即可启动,并且可以在没有外部保护的情况下承受 58 V 的负载突降。 60V 额定电压是绝对最大值,而不是工作极限或保证生存极限。超过 60V 的瞬态电压会导致故障或永久性损坏。 在连续运行期间,保护装置应使 VSUP 低于 36 V。 希望这能帮到你!
View full article
BGAのはんだ付け、検査、信頼性に関する技術的説明SPC5200CVR400B要請 NXP技術サポートチームへ、 現在、 SPC5200CVR400B(REV1) BGAデバイスを使用しており、その組み立てやはんだ付けの信頼性についてご指導いただけるとありがたいです。 この装置は 272ボールBGAパッケージで供給されているため、組み立て後ははんだ付け部分やパッドが見えず、目視検査によるはんだ付け品質の確認が困難です。 以下の点について説明していただけますか? 推奨されるはんだ付け/リフロープロファイル 推奨されるリフローピーク温度。 最大許容リフロー温度およびリフロー時間。 許容されるリフローサイクル数。 湿気に対する感受性と保管方法 組み立て前の推奨保管条件 防湿袋を開封した後の床の寿命。 床の耐用年数を超過した場合のベーキング要件。 はんだ付け不良/はんだ接合部の不具合に関する懸念 このデバイスは、組み立て時にはんだ付けの乾燥、濡れない、枕に頭を抱えた欠陥に悩まされることはありますか? SPC5200CVR400B BGAパッケージに関連する既知のハンダ付けの問題はありますか? このような問題を最小限に抑えるために、どのようなプロセス管理が推奨されますか? 検査方法 BGAのはんだ付け部分が見えない場合、NXPはどのような検査方法を推奨していますか? 2D X線検査で十分でしょうか、それとも3D/CT X線検査が推奨されますか? すべてのBGAボールが正しくはんだ付けされていることを確認するためのガイドラインはありますか? 故障解析 このデバイスの断続的な接続やはんだ接合部の開口を特定するにはどのような方法が推奨されますか? NXPは、はんだ接合部の健全性を検証するために、境界スキャン(JTAG)、機能テスト、X線検査、断面解析、またはその他の手法を推奨していますか? パッケージの信頼性 SPC5200CVR400Bのはんだ接合部の信頼性、パッドのクレーター、歪み、BGA接続の失敗に関連する既知の現場問題はありますか? このパッケージに特有のアプリケーションノートや組み立てガイドラインはありますか? SPC5200CVR400Bに関して、利用可能な組み立てガイドライン、アプリケーションノート、信頼性報告書、またはパッケージごとの推奨事項を教えていただけますか? 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 アビジート・ソランク Re: Technical Clarification Request for SPC5200CVR400B BGA Soldering, Inspection, and Reliability こんにちは、 SPC5200CVR400B(REV1)の組み立て工程に関する詳細なご質問をいただき、ありがとうございます。 現在公開されているSPC5200CVR400Bの情報に基づくと、鉛フリー組立に関する関連制限は以下のとおりです。 パッケージ:272ボールプラスチックBGA、ピッチ1.27mm、約27mm×ボディ。 湿気感受性レベル:MSL 3。 JEDEC J-STD-033の取り扱い要件に基づき、MSL3デバイスは防湿袋を開封後、30℃以下/60%RH以下の環境下で168時間のフロアライフ(保管寿命)を有します。 鉛フリーリフロー時のパッケージ本体最大温度:260°C。 パッケージのピーク温度での最大時間:40秒。 認定されたリフローサイクルの最大回数:3回。 リフロープロファイル NXPはすべてのボード設計に対して一つのユニバーサルオーブンレシピを指定していません。実際のプロファイルは、はんだペーストサプライヤーの推奨に基づいて確立され、組み立て済みPCB上で、BGAセンターやコーナーを含む代表的なホット・コールドの熱電対で検証されなければなりません。 典型的なSAC鉛フリープロセスでは、はんだ接合部は通常235°C以上、はんだペースト供給者が要求する温度に達し、パッケージ本体は260°C以下に保たなければなりません。260°Cの値は、パッケージ本体の最大限界であり、目標のはんだ接合温度ではありません。ピークパッケージ温度での40秒の制限も尊重しなければなりません。はんだボールとハンダペーストの合金は互換性がなければならない。 また、3サイクルの制限には基板レベルのリフロー全ての露出が含まれていることにご注意ください。リフロー作業の間隔が適用される床材寿命を超える場合は、再度、水分処理に関する要件を適用する必要があります。 湿気の取り扱いと保管 未開封のデバイスを元の無傷の防湿層パッケージのまま保管し、湿度感受性ラベルの保管条件や封印日の情報を守ってください。袋が開けられると、MSL3のフロアライフクロックが開始されます。残りの機器は、処理していないときは乾燥剤で密封するか、温度管理された乾燥キャビネットに保管してください。 保管寿命を超過した場合、湿度インジケーターカードが許容範囲外の場合、または部品がIPC/JEDECの要件に従って保管されていない場合は、リフローの前にデバイスをベーキングする必要があります。焼き付け温度と時間は、IPC/JEDEC J-STD-033およびキャリアの耐熱温度に従って選択する必要があります。SPC5200CVR400Bは、オーブン対応のトレイに収納された状態で出荷されると記載されていますが、オーブンで焼く前にトレイの耐熱温度を確認する必要があります。 乾式はんだ、非濡れ性、枕に頭を突っ込む 公開された製品情報には、特定のSPC5200CVR400Bはんだ失敗モードは明記されていません。他のPBGAデバイスと同様に、開口、濡れない、不十分な崩壊、枕に頭を置くことは、はんだの浸着不足、酸化や汚染、配置ミス、パッケージやPCBの歪み、共面性の悪さ、または不適切な熱プロファイルによって生じることがあります。 推奨されるプロセス管理には以下が含まれます。 パッケージの機械情報に指定されたPCBランドパターンを使用し、PBGAパッケージに適用されるPCBレイアウトの推奨に従います。 はんだペースト検査を用いて、はんだペーストの状態、保管状況、印刷量、位置合わせ、および開口部の解放状態を確認します。 PCBの平坦度、パッケージの取り扱い、配置精度、部品の歪みを制御します。 BGAの中央と角の部分をプロファイリングし、ボードの端だけでなく。 互換性のある鉛フリーはんだペーストを使用し、適切なフラックス活性と濡れ時間を維持してください。 プリント基板のパッドおよび部品端子の酸化と汚染を制御する。 検査 はんだ接合部がBGAの下にあるため、目視だけでは全体のアレイを確認できません。X線検査は適切な非破壊的な生産・スクリーニング方法です。2DX線は、粗い開口、ショート、ブリッジ、はんだ不足、空隙の日常的検出に使用できます。3D X線やCTは、プロセス開発、欠陥の局在、重なり特徴、2D画像が決定的でない場合などに有用です。NXPは、この装置に関して2D X線と3D X線のどちらか一方を普遍的に推奨するものではありません。 工程の適格性評価や故障解析には、X線検査と、断面分析や浸透探傷試験などの破壊的な試料分析を組み合わせる。単一の非破壊方法では、すべてのはんだ接合部の完全性をすべての条件下で証明することはできません。 故障解析 断続的な接続や接続断の疑いがある場合、推奨されるアプローチは、以下の点を関連付けることです。 電気的連続性、関連するネットやテストアクセスが利用可能な境界スキャン/JTAG、機能テストなどです。 欠陥が2Dでは解消できない場合は、できれば3D/CTによるX線検査が望ましいです。 故障した信号や機能を監視しながら、温度サイクル試験、または温度制御/機械的刺激を行う。 代表的な故障部品について、断面分析および/または浸透探傷分析を実施する。 境界スキャンと機能テストは相互補完的な関係にある。これらは電気的に断線している箇所や断続的な接続箇所を特定することはできますが、それ自体で全ての電源、接地、または機械的に弱いはんだ接合部を検証できるわけではありません。 パッケージの信頼性 現在公開されている製品情報では、はんだ接合の信頼性、パッドのクレーター、歪み、BGA接続の故障など、SPC5200CVR400B特有の既知の問題は特定されていません。そのような故障が観察された場合は、NXP FAE/品質組織を通じて製品固有の故障分析を行うべきです。デバイスのロット/日付コード、防湿袋の密封日、湿度インジケーターカードの状態、使用履歴、PCBのランドパターンと積層構造、はんだペースト情報、完全なリフロープロファイル、X線画像、および不良サンプルまたは断面画像をご提供ください。 一般的なガイダンスについては、以下を参照してください。 SPC5200CVR400B製品情報 SPC5200CVR400Bの化学物質およびMSL情報 AN10365、表面実装リフローはんだ付け AN5126、PBGAパッケージのアセンブリガイドライン SPC5200CVR400Bは従来のデバイスであり、パッケージごとの製造特性評価レポートは標準的な製品ドキュメントで簡単に入手できなくなる場合があります。 はんだ接合部を目視で検査できないことはすべてのBGAパッケージに本質的に存在しており、SPC5200CVR400Bの組立リスク増加を示すものではありません。業界標準のBGA組立制御、X線検査、プロセス認証技術が通常用いられ、はんだ接合部の完全性を確保します。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
USB 3.0 Pen drive Issues with i.MX RT1050 Hi NXP Community, I am using an i.MX RT1050(SDK Version 2.11.0) as a USB Host with a USB pen drive. I am facing intermittent issues specifically when using USB 3.0 pen drives. The issues I observe are: 1)f_write() sometimes fails while uploading/downloading/writing data to and from the pen drive. 2)Sometimes the USB device gets stuck during data transfer. 3)In some cases, the RT1050 system restarts when I connect a USB 3.0 pen drive. 4)The same application appears to work more reliably with USB 2.0 pen drives. 5)How to Identify the USB Pen drive Technology for 2.0 and 3.0 through firmware? Since the i.MX RT1050 supports USB 2.0 High-Speed, I understand that a USB 3.0 pen drive should operate through its USB 2.0 interface. However, I would like to understand whether there are any known compatibility, power, USB Host MSC, FATFS(#define FF_DEFINED 86631), or timing issues with USB 3.0 pen drives when used with the i.MX RT1050. Could anyone please suggest what I should check or debug, particularly regarding USB Host MSC, f_write() failures, USB reset/disconnect handling, VBUS/power stability, and USB 2.0 High-Speed negotiation? Any recommendations, known issues, or example configurations for reliable USB 3.0 pen drive operation with the i.MX RT1050 would be greatly appreciated. Thank you. Re: USB 3.0 Pen drive Issues with i.MX RT1050 Hi @vmn, There are a few things that are worth testing in order to better understand the possible root cause of this issue:   1. Import and base your testing on the usb_host_msd_fatfs example code from the latest SDK, as this example code is proven to work and can provide an important baseline to ensure whether the issue is rooted in software or hardware.   2. Run several tests, and log information like attach, reset, enumeration, suspend/resume, disconnect, etc. Also capture the resulting status that is returned by the f_write() procedure when it fails.   3. Verify the 5V source for VBUS during insertion and sustained writed.   4. If possible, test several USB 3.0 drives from different vendors and capacities.
View full article
Technical Clarification Request for SPC5200CVR400B BGA Soldering, Inspection, and Reliability Dear NXP Technical Support Team, We are currently using the SPC5200CVR400B (REV1) BGA device and would appreciate your guidance regarding its assembly and soldering reliability. Since this device is supplied in a 272-ball BGA package, the solder joints and pads are not visible after assembly, making it difficult to verify the soldering quality through visual inspection. Could you please provide clarification on the following points? Recommended soldering/reflow profile Recommended peak reflow temperature. Maximum allowable reflow temperature and duration. Number of reflow cycles permitted. Moisture Sensitivity and Storage Recommended storage conditions before assembly. Floor life after opening the moisture barrier bag. Baking requirements if the floor life is exceeded. Dry Solder / Open Solder Joint Concerns Can this device be susceptible to dry solder joints, non-wetting, or head-in-pillow defects during assembly? Are there any known soldering challenges associated with the SPC5200CVR400B BGA package? What process controls are recommended to minimize such issues? Inspection Methods Since the BGA solder joints are not visible, what inspection method is recommended by NXP? Is 2D X-ray inspection sufficient, or is 3D/CT X-ray recommended? Are there any guidelines for verifying that all BGA balls are properly soldered? Failure Analysis What methods are recommended to identify intermittent connections or open solder joints on this device? Does NXP recommend boundary scan (JTAG), functional testing, X-ray inspection, cross-section analysis, or any other technique to verify solder joint integrity? Package Reliability Are there any known field issues related to solder joint reliability, pad cratering, warpage, or BGA connection failures for SPC5200CVR400B? Are there any application notes or assembly guidelines specific to this package? Could you please provide any available assembly guidelines, application notes, reliability reports, or package-specific recommendations for the SPC5200CVR400B? Thank you for your support. Best Regards, Abhijeet Solank Re: Technical Clarification Request for SPC5200CVR400B BGA Soldering, Inspection, and Reliability Hello, Thank you for the detailed questions regarding the SPC5200CVR400B (REV1) assembly process. Based on the currently published information for SPC5200CVR400B, the relevant limits for lead-free assembly are: Package: 272-ball plastic BGA, 1.27 mm pitch, approximately 27 mm × 27 mm body. Moisture Sensitivity Level: MSL 3. Per JEDEC J-STD-033 handling requirements, MSL3 devices have a floor life of 168 hours at ≤30°C/60%RH after opening the moisture barrier bag. Maximum package body temperature during lead-free reflow: 260 °C. Maximum time at the peak package temperature: 40 seconds. Maximum number of qualified reflow cycles: three. Reflow profile NXP does not specify one universal oven recipe for every board design. The actual profile must be established using the solder-paste supplier’s recommendations and verified on the assembled PCB with thermocouples at representative hot and cold locations, including the BGA centre and corners. For a typical SAC lead-free process, the solder joints should reach at least the temperature required by the solder-paste supplier, normally above 235 °C, while the package body must remain below 260 °C. The 260 °C value is a maximum package-body limit, not a target solder-joint temperature. The 40-second limit at peak package temperature must also be respected. The solder-ball and solder-paste alloys must be compatible. Please also note that the three-cycle limit includes all board-level reflow exposures. If the time between reflow operations exceeds the applicable floor life, the moisture-handling requirements must be applied again. Moisture handling and storage Keep unopened devices in the original, intact moisture-barrier packaging and follow the storage conditions and seal-date information on the moisture-sensitivity label. Once the bag is opened, the MSL3 floor-life clock starts. Remaining devices should be resealed with desiccant or stored in a controlled dry cabinet when they are not being processed. If the floor life is exceeded, the humidity indicator card is out of limit, or the parts have not been stored according to IPC/JEDEC requirements, the devices must be baked before reflow. The bake temperature and duration must be selected according to IPC/JEDEC J-STD-033 and the carrier’s temperature rating. The SPC5200CVR400B is listed as supplied in a bakeable tray; the tray rating must nevertheless be checked before baking. Dry solder, non-wetting, and head-in-pillow There is no specific SPC5200CVR400B soldering failure mode identified in the published product information. As with other PBGA devices, opens, non-wetting, insufficient collapse, and head-in-pillow can result from inadequate solder-paste deposition, oxidation or contamination, incorrect placement, package or PCB warpage, poor coplanarity, or an unsuitable thermal profile. Recommended process controls include: Use the PCB land pattern specified in the package mechanical information and follow PCB layout recommendations applicable to PBGA packages. Verify solder-paste condition, storage, print volume, alignment, and aperture release using solder-paste inspection. Control PCB flatness, package handling, placement accuracy, and component warpage. Profile the centre and corner areas of the BGA, not only the board edge. Use a compatible lead-free solder paste and maintain adequate flux activity and wetting time. Control oxidation and contamination of the PCB pads and component terminals. Inspection Because the solder joints are underneath the BGA, visual inspection alone cannot verify the complete array. X-ray inspection is the appropriate non-destructive production-screening method. 2D X-ray can be used for routine detection of gross opens, shorts, bridges, insufficient solder, and voiding. 3D X-ray or CT is useful for process development, defect localization, overlapping features, and cases where 2D images are inconclusive. NXP does not prescribe one universal choice between 2D and 3D X-ray for this device. For process qualification or failure analysis, combine X-ray with destructive sample analysis such as cross-sectioning or dye-penetration testing. No single non-destructive method can prove the integrity of every solder joint under all conditions. Failure analysis For intermittent or suspected open connections, the recommended approach is to correlate: Electrical continuity, boundary-scan/JTAG where the relevant nets and test access are available, and functional testing. X-ray inspection, preferably 3D/CT when the defect cannot be resolved in 2D. Thermal cycling or controlled temperature/mechanical stimulation while monitoring the failing signal or function. Cross-sectioning and/or dye-penetration analysis on representative failed assemblies. Boundary scan and functional testing are complementary. They may identify electrically open or intermittent connections, but they do not by themselves verify every power, ground, or mechanically weak solder joint. Package reliability The currently available public product information does not identify a known SPC5200CVR400B-specific field issue involving solder-joint reliability, pad cratering, warpage, or BGA connection failures. If such a failure is observed, a product-specific failure analysis should be performed through the NXP FAE/quality organization. Please provide the device lot/date code, moisture-barrier-bag seal date, humidity-indicator-card status, floor-life history, PCB land pattern and stack-up, solder-paste information, complete reflow profile, X-ray images, and failed samples or cross-sections. For general guidance, please refer to: SPC5200CVR400B product information SPC5200CVR400B chemical and MSL information AN10365, Surface mount reflow soldering AN5126, Assembly guidelines for PBGA packages SPC5200CVR400B is a legacy device and package-specific manufacturing characterization reports may no longer be readily available through standard product documentation. The inability to visually inspect solder joints is inherent to all BGA packages and does not indicate an increased assembly risk for SPC5200CVR400B. Industry-standard BGA assembly controls, X-ray inspection, and process qualification techniques are normally used to ensure solder-joint integrity. Best regards, Peter
View full article
FRDM-MCXN236 mcuboot FRDM-MCXN236上でMCUboot、Device Tree、Zephyrを別々に構築する方法 私は NXP FRDM-MCXN236 ボードを使っていて、Zephyrは比較的新しいです。 Zephyrのトレーニングの一環として、 Visual Studio Codeを使って基本的なZephyrプロジェクトを成功裏に構築・運営しました。次に、ブートとボードの起動プロセスをより低レベルで理解したいと思います。 私の目標は、以下のコンポーネントを別々に作ってみることです。 MCUブート デバイスツリー Zephyr アプリケーション/カーネル 次に、実際に基板に書き込まれる部分を理解し、可能な場合はそれらを個別に書き込んで、起動シーケンスを観察したい。 これは 、ボードブリングアップ、ブートローダー、デバイスツリー、Kconfig、リンカースクリプト、そしてMCUbootとZephyrアプリケーションの関係を理解するのに役立つと思います。 また、ZephyrがLinuxカーネルのmenuconfigワークフローのようにカスタマイズできるかどうかも知りたいです。 私の環境 ボード: NXP FRDM-MCXN236 ホストOS: Windows 11 ビルド環境: WSL2上のUbuntu 22.04 ゼファー: 1999年4月4日 Python: 現在インストールされているバージョンは3.10.12です。 西: 1.5.0 CMake: 4.4.3 ニンジャ: 1.10.1 Zephyr SDK: 1.0.1 私の作業スペースは: ~/zephyr-training/ ├── zephyr/ ├── mcuboot/ ├── my-zephyr-app/ └── workspace/ MCUbootソース MCUbootを別々にクローンしました。 ~/zephyr-training/mcuboot/ Zephyr専用のMCUbootアプリケーションは以下の場所にあります: ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr/ 関連するCMakeファイルとして、以下のものが見つかりました。 mcuboot/boot/zephyr/CMakeLists.txt mcuboot/boot/zephyr/sysbuild/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/CMakeLists.txt mcuboot/boot/bootutil/zephyr/CMakeLists.txt MCUbootビルドの試み 最初にMCUboot Zephyrアプリケーションを以下のようにビルドしようとしました: cd ~/zephyr-training west build \ -b frdm_mcxn236 \ -s ~/zephyr-training/mcuboot/boot/zephyr \ -d ~/zephyr-training/build-mcuboot ここでの意図は、ウエスト氏に伝えることである。 -b frdm_mcxn236 → FRDM-MCXN236ボード向けにビルドします -s .../mcuboot/boot/zephyr → Zephyr MCUbootアプリケーションをソースとして使用します -d .../build-mcuboot → MCUbootのビルド出力を通常のZephyrアプリケーションから分離しています しかし、ビルドは実際のCMakeコンパイル段階には到達しませんでした。 次のようなエラーが発生しました。 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/west", line 8, in sys.exit(main()) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 1199, in main app.run(argv or sys.argv[1:]) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 278, in run self.run_command(argv, early_args) File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 584, in run_command self.run_extension(args.command, argv, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/west/app/main.py", line 739, in run_extension self.cmd.run(args, unknown, self.topdir, manifest=self.manifest, File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 263, in do_run self._sanity_check() File "/home/umesh/zephyr-training/zephyr/scripts/west_commands/build.py", line 589, in _sanity_check_source_dir srcrel = pathlib.Path(self.source_dir).relative_to( TypeError: PurePath.relative_to() got an unexpected keyword argument 'walk_up' 私のPythonのバージョンは: python3 --version Python 3.10.12 そして: west --version West version: v1.5.0 which python3 /usr/bin/python3 which west /usr/local/bin/west 現在のZephyr Westのビルドコードは以下の通りのようです: Path.relative_to(..., walk_up=True) より新しいバージョンのPythonが必要です。 私も確認しました: python3.12 --version しかし、Python 3.12は現在インストールされていません。 直接インストールを試してみました。 sudo apt update sudo apt install python3.12 python3.12-venv しかし、Ubuntu 22.04 では次の結果が返されました。 E: Unable to locate package python3.12 E: Couldn't find any package by glob 'python3.12' E: Unable to locate package python3.12-venv E: Couldn't find any package by glob 'python3.12-venv' 現在、MCUbootビルドを続ける前にPython/Westの互換性問題を解決しようとしています。 私が理解したいことは MCUbootの構築ができたら、ステップごとに進めて理解したいと思います: FRDM-MCXN236向けにMCUbootを個別にビルドする方法。 FRDM-MCXN236デバイスツリーの選択およびコンパイル方法。 デバイスツリーがZephyrアプリケーションとは別にビルド・検査できるかどうか。 Zephyrカーネル/アプリケーションがどのように個別に構築されているか。 これらのうち、実際にフラッシュ可能なバイナリはどれで、ビルド時の設定はどれですか。 MCUbootを独立してフラッシュし、その後Zephyrアプリケーションを別々にフラッシュできるかどうか。 MCUbootイメージのレイアウトやアプリケーションイメージ/スロットの定義方法。 Zephyrアプリケーションに署名してMCUbootが起動できるようにする方法。 基板上のMCUboot→Zephyr起動シーケンスを観察・検証する方法。 Linuxカーネルのmenuconfigワークフローに似た方法でZephyrカーネル/設定をカスタマイズする方法。 私の意図は単にアプリケーションを動かすことだけでなく、ブートフロー全体を理解することです: FRDM-MCXN236 | v MCUboot | v Zephyr application | v Zephyr kernel / drivers | v Device Tree + Kconfig configuration 手動でこれをやることで 、MCU/SoCの起動、ブートローダーの操作、フラッシュレイアウト、デバイスツリー、Kconfig、リンカースクリプト、ボードのブリングアップをよりよく理解できると思います。 FRDM-MCXN236でこの操作を行う際の正しい手順についてご教示いただければ幸いです。 MCUBOOT ゼファー・オス・エッジ @frdmuser Re: FRDM-MCXN236 mcuboot こんにちは、 @bottleneck さん、 まずはZephyrとMCUbootの基礎から始めることをお勧めします。今の学習段階はそちらのようです。 MCUbootの動作をよりよく理解するために、まずはZephyrなしでSDKの例をテストすることをお勧めします。これにより、イメージ暗号化やパーティションマネジメントの仕組みを学ぶことができます。MCUXpressoセキュアプロビジョニングツールは画像暗号化にも役立ち、このテーマを補完する専用のMCUbootワークフローを含んでいます。 当社のSDKでMCUbootの例を実行するには、 mcuboot_opensource と ota_mcuboot_basic プロジェクトを使用する必要があります。両方の例のREADMEファイルと、Secure Provisioning Toolのユーザーガイドをよく確認することを強くおすすめします。 また、公式の MCUbootドキュメント で機能のより詳細な説明を読むこともできます。 さらに、デバイスツリーの設定やKconfigの使い方をよりよく理解するために、各トピックのZephyrドキュメントへの直接リンクが掲載されている このガイドを参照してください。また、 Zephyrナレッジハブ では、NXPプラットフォーム上でZephyrを使って学習・開発を行う開発者が頻繁に参照する有用なリソースも提供しています。 興味があれば、公式NXPサイトのZephyrページの トレーニング セクションで、あなたの成長に役立ついくつかの動画があります。あなたの場合は「Accelerate Development with Zephyr™ OS Features and Modules」をぜひご覧ください。これはZephyrの基本原理や他のZephyr OS機能、さらにMCUbootのような外部モジュールについて説明しています。 最後に、ZephyrのMCUboot実装を参照し、その READMEファイルを 確認して動作をよりよく理解してください。 このコミュニティ投稿は、MCUboot 用のアプリを構築する方法を理解する上でも役立つかもしれません。MCXN947のために作られたものの、MCXN236の全体的な流れは理解できます。 BR ハビブ
View full article
关于SPC5200CVR400B BGA焊接、检验和可靠性的技术澄清请求 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我们目前正在使用SPC5200CVR400B (REV1) BGA 设备,希望您能就其组装和焊接可靠性提供指导。 由于该设备采用272 球 BGA 封装,组装后焊点和焊盘不可见,因此很难通过目视检查来验证焊接质量。 请您就以下几点进行澄清? 推荐的焊接/回流焊我的 推荐的峰值回流温度。 允许的最大回流温度和持续时间。 允许的回流焊循环次数。 湿度敏感性和储存 组装前建议的存放条件。 打开防潮袋后地板的使用寿命。 如果地板使用寿命超过要求,则需要进行烘烤。 虚焊/开路焊点问题 该设备在组装过程中是否容易出现虚焊、不润湿或头部枕垫缺陷? SPC5200CVR400B BGA封装是否存在已知的焊接难题? 建议采取哪些流程控制措施来最大程度地减少此类问题? 检查方法 由于 BGA 焊点不可见,NXP 推荐采用哪种检测方法? 二维X光检查是否足够,还是建议进行三维/CT X光检查? 是否有任何准则来验证所有BGA焊球是否都已正确焊接? 故障分析 有哪些方法可以识别该设备上的间歇性连接或开路焊点? NXP 是否推荐使用边界扫描(JTAG)、功能测试、X射线检测、横截面分析或其他任何技术来验证焊点完整性? 包装可靠性 SPC5200CVR400B 是否存在与焊点可靠性、焊盘凹陷、翘曲或 BGA 连接故障相关的已知现场问题? 是否有针对此软件包的应用笔记或组装指南? 请问能否提供 SPC5200CVR400B 的任何可用的组装指南、应用笔记、可靠性报告或封装特定建议? 感谢您的支持。 顺祝商祺! 阿比吉特·索兰克 Re: Technical Clarification Request for SPC5200CVR400B BGA Soldering, Inspection, and Reliability 你好, 感谢您就 SPC5200CVR400B (REV1) 组装过程提出的详细问题。 根据目前已公布的SPC5200CVR400B相关信息,无铅组装的相关限制如下: 封装:272 球塑料 BGA,间距 1.27 毫米,主体尺寸约为 27 毫米 × 27 毫米。 湿度敏感等级:MSL 3。 根据 JEDEC J-STD-033 处理要求,MSL3 设备在打开防潮袋后,在 ≤30°C/60%RH 的温度下可存活 168 小时。 无铅回流焊过程中封装体最高温度:260 °C。 包装达到峰值温度的最长时间:40 秒。 合格回流焊循环的最大次数:三次。 回流我的 NXP并没有为每种板设计指定一个通用的烤箱配方。实际的我的必须根据焊膏供应商的建议确定,并在组装好的 PCB 上使用热电偶在代表性的冷热位置(包括 BGA 中心和角落)进行验证。 对于典型的 SAC 无铅工艺,焊点温度至少应达到焊膏供应商要求的温度,通常高于 235 °C,而封装体温度必须保持在 260 °C 以下。260 °C 是封装体的最高温度限制,而不是焊点的目标温度。还必须遵守封装峰值温度下 40 秒的限制。焊球和焊膏的合金成分必须相容。 另请注意,三次循环的限制包括所有板级回流焊暴露。如果两次回流焊操作之间的时间间隔超过了适用的焊台寿命,则必须再次应用湿度处理要求。 水分处理和储存 将未开封的设备保存在原装、完好的防潮包装中,并遵循防潮标签上的储存条件和密封日期信息。一旦包装袋打开,MSL3 地板寿命计时器就开始计时。剩余的设备在不进行处理时,应使用干燥剂重新密封或存放在受控干燥柜中。 如果超过了地板寿命,湿度指示卡超出限度,或者零件没有按照 IPC/JEDEC 要求存放,则必须在回流焊之前对设备进行烘烤。烘烤温度和持续时间必须根据 IPC/JEDEC J-STD-033 和载体的温度额定值来选择。SPC5200CVR400B 标明是装在可烘烤的托盘中;但是烘烤前必须检查托盘的额定功率。 干焊、不润湿、以及枕着枕头 已发布的产品信息中没有指出 SPC5200CVR400B 的具体焊接故障模式。与其他 PBGA 设备一样,开路、不润湿、塌陷不足和头部枕状缺陷可能是由于焊膏沉积不足、氧化或污染、放置不正确、封装或 PCB 翘曲、共面性差或热分布不合适造成的。 建议的过程控制措施包括: 使用封装机械信息中指定的 PCB 焊盘图案,并遵循适用于 PBGA 封装的 PCB 布局建议。 使用焊膏检测方法验证焊膏状况、储存情况、印刷量、对准情况和开口释放情况。 控制PCB平整度、封装处理、放置精度和元器件翘曲。 对 BGA 的中心和角落区域进行轮廓分析,而不仅仅是板边缘。 使用兼容的无铅焊膏,并保持足够的助焊剂活性和润湿时间。 控制PCB焊盘和元器件端子的氧化和污染。 检查 由于焊点位于 BGA 下方,仅凭目视检查无法验证整个阵列。X射线检测是合适的无损生产筛选方法。二维 X 射线可用于常规检测严重的开路、短路、桥接、焊料不足和空洞。3D X 射线或 CT 可用于工艺开发、缺陷定位、重叠特征以及 2D 图像无法得出结论的情况。NXP并未为该设备规定2D X射线和3D X射线之间的单一通用选择。 对于工艺鉴定或失效分析,可将 X 射线与破坏性样品分析(如横截面分析或渗透探伤)相结合。没有一种无损检测方法能够证明每个焊点在所有条件下的完整性。 故障分析 对于间歇性或疑似断开的连接,建议的方法是进行以下关联分析: 电气连续性测试、边界扫描/JTAG(在相关网络和测试接口可用的情况下)和功能测试。 X射线检查,如果2D检查无法发现缺陷,最好进行3D/CT检查。 在监测故障信号或功能的同时,进行热循环或受控温度/机械刺激。 对具有代表性的失效组件进行横截面分析和/或染料渗透分析。 边界扫描和功能测试是互补的。它们可以识别出电气上的开路或间歇性连接,但它们本身并不能验证每一个电源、接地或机械上薄弱的焊点。 代码包,软件包可靠性 目前可公开获取的产品信息并未发现 SPC5200CVR400B 存在已知的特定现场问题,例如焊点可靠性、焊盘凹陷、翘曲或 BGA 连接故障。如果发现此类故障,应通过 NXP FAE/质量部门进行产品特定的故障分析。请提供设备批号/日期代码、防潮袋密封日期、湿度指示卡状态、使用历史、PCB焊盘图案和堆叠结构、焊膏信息、完整的回流焊曲线、X射线图像以及失效样品或横截面图。 一般而言,请参阅: SPC5200CVR400B 产品信息 SPC5200CVR400B 化学品和 MSL 信息 AN10365,表面贴装回流焊 AN5126,PBGA封装组装指南 SPC5200CVR400B 是一款老旧设备,其封装特定的制造特性报告可能不再能通过标准产品文档轻松获得。 无法目视检查焊点是所有 BGA 封装的固有特性,并不表示 SPC5200CVR400B 的组装风险增加。通常采用行业标准的 BGA 组装控制、X 射线检测和工艺鉴定技术来确保焊点完整性。 顺祝商祺! Peter
View full article
i.MX8 Nano DDR 工具测试结果 – 验收确认 您好, 以下是我们使用 DDR 工具得到的 DDR 验证结果。请您审阅一下,并就结果是否可以接受与我们联系?如果不行,能否请您提出一些改进结果的可能方法? Re: i.MX8 Nano DDR Tool Test Results – Acceptance Confirmation 你好, 报告总体上看起来不错,功能测试通过,随后的数据测试和 CA vTSA 测试也通过了。更多信息:   DDR 工具 — i.MX 应用处理器配置工具 26.06 文档     为了改善结果:   选择通过区域中间的 ODT/驱动程序值,而不是使用与失败组合相邻的值。 如果边际仍然是个问题,请检查 DDR PCB 信号完整性,特别是阻抗、布线、端接以及 DQ/DQS 和 CA 周围的信号完整性。 在预期的操作条件和硬件配置下重新运行验证,而不是依赖单个板/结果。 请记住,DDR 工具是一种评估/调试/优化辅助工具,其结果不能替代建立 JEDEC 合规性所需的传统验证和合规性测试。
View full article
TagInfo 当前值(适用于 Octopus 卡) 我正在使用安卓系统上的 TagInfo 应用扫描八达通公共交通卡,我认为它在计算当前值方面可能存在错误。 经过一番调查,我认为这与 2017 年 10 月之后信用卡的押金金额从 35 美元变为 50 美元有关。该应用程序在内存中显示 0x00000357,即 855 - 350 = 505 或 50.5 美元,但实际值为 855 - 500 = 355 或 35.5 美元。 如果能将此信息转发给应用程序开发者,以便在未来的更新中显示更新后的计算结果,我们将不胜感激。谢谢。 入门指南 Re: TagInfo current value for Octopus cards 你好@chfoo , 感谢您的评论。遗憾的是,这涉及第三方应用程序和产品,它们不属于 NXP 的产品组合,因此超出了我们能够提供的支持范围。 由此造成的不便,敬请谅解。 BR 哈比卜
View full article
从 RCON 启动 你好, 我目前正在使用 SAF8444 芯片,需要确认一些关于 RCON 的细节。在参考手册中,我看到可以从并行 RCON 启动,并且 RCON[15:0] 与 BOOT_CFG1[15:0] 一一对应。但是,在手册中,我只能找到与 RCON[7] 和 RCON[8] 对应的引脚。未找到其他引脚的定义。我应该在哪里查找这些信息? 请回复我,谢谢! Re: Boot from RCON 你好, SAF84xx 仍处于 NPI(预生产设备)阶段。请联系您的恩智浦联系人以获取支持。 一旦向公众开放,一般支持人员即可回答问题。 顺祝商祺! Peter
View full article
i.MX8 Nano DDRツールテスト結果 – 合格確認 こんにちは、 以下は、DDRツールによるDDR検証結果です。それらをレビューし、結果が許容範囲かどうか教えていただけますか?もしそうでなければ、結果を改善するための可能な方法を教えていただけますか? Re: i.MX8 Nano DDR Tool Test Results – Acceptance Confirmation こんにちは、 レポートは概ね良好で、機能テストは合格、それに続くデータテストとCA vTSAテストも合格しています。詳細については、以下をご覧ください。   DDR ツール — i.MXアプリケーション・プロセッサ 26.06 ドキュメントの設定ツール     結果を改善するために:   ODT/ドライバの値は、失敗した組み合わせの隣接する値ではなく、通過領域の中央方向に選択してください。 マージンが依然として懸念事項である場合は、DDR PCBの信号完全性、特にインピーダンス、配線、終端、およびDQ/DQSとCA周辺の信号完全性を確認してください。 単一のボード/結果に頼るのではなく、想定される動作条件とハードウェア構成全体で検証を再実行してください。 DDRツールは評価・デバッグ・最適化の補助であり、その結果はJEDEC準拠を確立するために必要な従来の検証やコンプライアンステストの代わりにはなりません。
View full article