Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
SPC5200CVR400Bのステータスおよび信頼性に関する照会 親愛なるNXPサポートチームへ、 私たちは製品にSPC5200CVR400B ICを使用しています。 確認いただけますか: SPC5200CVR400Bが現在も使用されているか、旧式化されているか、製造中止になっているか。 この機器がまだ製造されている場合。このデバイスに関してデータやソフトウェア破損に関する既知の問題が報告されているかどうか。 このような破損を防止または診断するための推奨方法。 機器が旧式化している場合、または耐用年数が近づいている場合に適した代替部品。 考えられる根本原因と是正措置についてのご助言をいただければ大変ありがたいです。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 アビジート・ソランキ [email protected] Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B SPC5200CVR400Bは販売終了(EOL)状態です。 つまり、現在このICは製造されていないということです。 同様の問い合わせに対するNXPの標準的な慣行に従い、信頼性データ(FIT率、資格報告書)はNXPコミュニティで公開されません。このようなリクエストはプライベートサポートチケットを通じて処理されます。 プライベートサポートチケットですか? Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B こんにちは、 SPC5200CVR400Bが現在も使用されているか、旧式化されているか、製造中止になっているか。 SPC5200CVR400Bは販売終了状態です。 この機器がまだ製造されている場合。このデバイスに関してデータやソフトウェア破損に関する既知の問題が報告されているかどうか。 同様の問い合わせに対するNXPの標準的な慣行に従い、信頼性データ(FIT率、資格報告書)はNXPコミュニティで公開されません。このようなリクエストはプライベートサポートチケットを通じて処理されます。 機器が旧式化している場合、または耐用年数が近づいている場合に適した代替部品。 NXPの公式互換代替品はありません。 オプション1 — MPC5200CVR400B(機能的同等、オートモーティブ資格なし) オプション2 — MPC5121 / MPC5125(最も近いアーキテクチャ互換部品) オプション3 — i.MX アプリケーションプロセッサ(推奨移行経路) よろしくお願いします、 ピーター Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B こんにちは、 プライベートサポートチケットですか? https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME petervlna_0-1789971901204.png よろしくお願いいたします。 ピーター Re: Status and Reliability Inquiry for SPC5200CVR400B 現在この製品を製造しているかどうか、そして製造中止になる年を知りたいだけです。
View full article
48VプラットフォームのFS04 こんにちは、 新しい48V自動車プラットフォーム用のNXP CPU(SN32N55)配置を検討しています。 FS04のPMICは48Vバッテリーに接続できますか?表に示すように、60V(絶対最大供給定格)を超える短時間の過渡現象が発生します。あれを乗り越えられるのか?もしそうでなければ、どのような保護策が使えるでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: FS04 in 48V platform 了解しました、ありがとうございます! Re: FS04 in 48V platform こんにちは、 FS04の最大連続動作電圧は36Vです。ジャンプスタート時は室温で15分間48Vのみで検証されており、外部保護なしで58Vの負荷ダンプを維持できます。 60Vという定格電圧は絶対的な最大値であり、動作限界や保証された耐用年数の限界ではありません。60Vを超える過渡現象は故障や永久的な損傷を引き起こす可能性があります。 保護機能は、連続運転中、VSUPを36V未満に維持する必要があります。 お役に立てば幸いです!
View full article
i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets Hello NXP Support, we are investigating a reproducible graphics issue on an i.MX8MP platform. Working configuration Yocto Scarthgap Kernel: 6.6.52 Vivante stack: 6.4.11.p2.x Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 Result: Qt Quick works QOpenGLWindow works No crashes Failing configuration Yocto Wrynose Kernel: 6.18.20 Vivante stack: 6.4.11.p4.4 and 6.4.11.p4.6 Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 and 6.8.4 Result: QQuickWindow crashes QOpenGLWindow crashes Weston crashes with SIGSEGV We also observed memory corruption symptoms: malloc(): unaligned tcache chunk detected and occasional crashes of unrelated processes after the graphics failure. Qt is probably not the root cause Initially the issue looked like a Qt Quick problem. However, we reduced the test case to a minimal: QOpenGLWindow   without QML, Scene Graph, QRhi, textures, or custom rendering. The failure still occurs. Native EGL tests A simple native Wayland/EGL/GLES3 application is stable: wl_egl_window eglCreateContext glClear eglSwapBuffers   even when resizing up to:   1920x1080   for hours. Additional native EGL tests We created a native Wayland/EGL/GLES3 test using: texture allocation FBO creation render-to-texture glFramebufferTexture2D() glBlitFramebuffer() eglSwapBuffers() The following sizes pass successfully: 500x500 640x480 800x480 900x540 1024x600   The issue starts appearing with larger render targets such as:   1280x720 1280x800   Weston behavior After launching the OpenGL application, Weston crashes: weston.service: Main process exited status=11/SEGV   The Qt application then reports:   The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?   indicating that Weston crashes first. Vivante userspace differences The following libraries differ between the working and failing systems: libGAL.so libEGL.so libGLESv2.so   The issue is reproducible with both:   6.4.11.p4.4 6.4.11.p4.6   while the older: 6.4.11.p2.x   works on the 6.6 kernel. Questions Are there any known issues in Vivante 6.4.11.p4.x related to: Weston Wayland-EGL FBOs glBlitFramebuffer() large render targets Are there known regressions between p2.x and p4.x? Are there recommended debug options for: galcore libGAL libgbm_viv Weston buffer import paths Any guidance would be greatly appreciated. I attached a simple test app that can reproduce the crash on Kernel 6.18.20 with Vivante stack: 6.4.11.p4.4 and 6.4.11.p4.6 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets I did further investigations. Kernel 6.6.52 with Vivante p6.4.11.p4.4 -> works Kernel 6.18.20 with Vivante p6.4.11.p4.4 -> crashes The findings have now clearly worsened: A direct resize from 500x500 to 1024x600 is already enough to cause a crash. The crash occurs in the OpenGL path, immediately after a swapchain size change. At the same time, the systemd-journal SEGV occurs again. This is a strong indication of memory corruption in the GL/Wayland/Vivante stack, not just an app error. Current Status of the Hypothesis It's not just 1280x720 that's critical. Rather, the decisive factor is the direct "Reconfigure" jump followed by "Present." Sequential, smaller resizes are significantly more robust than a direct jump. The software backend remains stable, confirming that the problem lies in the hardware-GL path. Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets Hello, A Vivante/galcore or buffer-management issue than a Qt problem, especially since the native EGL test also triggers it and Weston is the first process to crash. The fact that it starts with larger render targets and only happens with the p4.x stack is particularly interesting. I’d compare the p2 and p4 GAL/GBM changes and enable galcore/Weston debugging around buffer allocation and import. Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets The main issue was the gpu reserved memory. The SOM I use has only 2GB DDR. So I had to adjust the gpu reserved memory area. I add this to my device tree: &gpu_reserved { reg = <0 0x95000000 0 0x10000000>; }; And now everything works well.
View full article
i.MX8MP - 使用 Qt OpenGL / 大型 EGL 渲染目标时,Vivante 6.4.11.p4.x 导致 Weston 崩溃 您好,NXP技术支持, 我们正在调查 i.MX8MP 平台上的一个可重现的图形问题。 工作配置 约克托·斯卡斯盖普 内核版本:6.6.52 Vivante 堆栈:6.4.11.p2.x Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 结果: Qt Quick 工作 QOpenGLWindow 工作正常 没有崩溃。 配置失败 约克托·沃诺斯 内核版本:6.18.20 Vivante 堆栈:6.4.11.p4.4 和 6.4.11.p4.6 Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 和 6.8.4 结果: QQuickWindow崩溃 QOpenGLWindow崩溃 韦斯顿发生 SIGSEGV 故障 我们还观察到了内存损坏的症状: malloc(): unaligned tcache chunk detected 图形故障后,偶尔还会出现无关进程的崩溃。 Qt 可能不是根本原因 最初,这个问题看起来像是 Qt Quick 的问题。 但是,我们将测试用例简化到了最小: QOpenGLWindow   不使用 QML、场景图、QRhi、纹理或自定义渲染。 故障依然发生。 原生 EGL 测试 一个简单的原生 Wayland/EGL/GLES3 应用程序运行稳定: wl_egl_window eglCreateContext glClear eglSwapBuffers   即使调整到最大尺寸:   1920x1080   持续了几个小时。 其他原生 EGL 测试 我们使用以下方法创建了一个原生 Wayland/EGL/GLES3 测试: 纹理分配 FBO创建 渲染到纹理 glFramebufferTexture2D() glBlitFramebuffer() eglSwapBuffers() 以下尺寸通过了验证: 500x500 640x480 800x480 900x540 1024x600   当渲染目标较大时,例如:就会出现这个问题。   1280x720 1280x800   韦斯顿行为 启动 OpenGL 应用程序后,Weston 崩溃了: weston.service: Main process exited status=11/SEGV   然后,Qt应用程序会报告:   The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?   这表明韦斯顿首先撞车。 Vivante 用户空间差异 以下库在正常运行的系统中与出现故障的系统中有所不同: libGAL.so libEGL.so libGLESv2.so   两种方法均可重现此问题:   6.4.11.p4.4 6.4.11.p4.6   而年长的: 6.4.11.p2.x   适用于 6.6 内核。 问题 Vivante 6.4.11.p4.x 版本是否存在与以下方面相关的已知问题: Weston 韦兰-EGL FBO glBlitFramebuffer() 大型渲染目标 p2.x 和 p4.x 之间是否存在已知的回归关系? 是否有推荐的调试选项? 银河核 libGAL libgbm_viv Weston 缓冲区导入路径 任何指导都将不胜感激。 我附上了一个简单的测试应用程序,它可以在内核 6.18.20 和 Vivante 堆栈 6.4.11.p4.4 和 6.4.11.p4.6 上重现崩溃问题。 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets 我进行了进一步调查。 内核 6.6.52 与 Vivante p6.4.11.p4.4 -> 运行正常 内核 6.18.20 与 Vivante p6.4.11.p4.4 -> 崩溃 研究结果显然已经恶化: 直接将图像尺寸从 500x500 调整到 1024x600 就足以导致崩溃。 崩溃发生在 OpenGL 路径中,紧接着交换链大小的变化。 与此同时,systemd-journal 再次发生 SEGV 错误。 这强烈表明 GL/Wayland/Vivante 堆栈中存在内存损坏,而不仅仅是应用程序错误。 该假设的现状 关键的不仅仅是 1280x720 分辨率。 相反,决定性因素是直接跳转到“重新配置”并接着跳转到“呈现”。 顺序的、较小的尺寸调整比直接跳跃要稳健得多。 软件后端保持稳定,证实问题出在硬件-GL路径上。 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets 你好, 与其说是 Qt 问题,不如说是 Vivante/galcore 或缓冲区管理问题,尤其是原生 EGL 测试也会触发该问题,而且 Weston 是第一个崩溃的进程。它从较大的渲染目标开始,并且只在 p4.x 堆栈中发生,这一点尤其有趣。我会比较 p2 和 p4 GAL/GBM 的变化,并启用 galcore/Weston 调试缓冲区分配和导入功能。 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets 主要问题是GPU预留内存。我使用的SOM只有2GB DDR内存。所以我不得不调整GPU预留内存区域。 我将此添加到我的设备树中: &gpu_reserved { reg = <0 0x95000000 0 0x10000000>; }; 现在一切运转良好。
View full article
iMx.95 FRDM post quantum algorithms support I have an iMX.95 FRDM development board and I would like to use post quantum algorithm hardware acceleration. I've tried this command: pkcs11-tool --module /usr/lib/libsmw_pkcs11.so.5 --list-mechanism but the ML-KEM or ML_DSA ar not listed. I'#m currently building the imx image with yocto. How can I enable post quantum algorithm support? Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support Hello, You don't simply "enable PQC" with a Linux kernel option. The i.MX 95 capability is integrated into the EdgeLock Secure Enclave / hardware root of trust. The i.MX 95 Advanced Profile Secure Enclave enables a post-quantum hardware root of trust and supports hybrid ML-DSA + ECDSA for NXP-signed Secure Enclave firmware. There is an i.MX 95 with SPSDK and ML-DSA hybrid secure boot implementation, which is much more useful than the general PQC documentation: i.MX 95 Secure Boot with SPSDK And the general NXP PQC architecture is here: NXP Post-Quantum Cryptography Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support Thanks for the links! I know it's not that simple, but I would like to use the PQC hardware acceleration from a Linux user space application, and I was wondering what's the best way to achieve that. I'm developing an application where the two parties involved use ML-DSA to authenticate themselves and ML-KEM to get the shared secret keys for an encrypted communication session.  I was reading this: RM00284: EdgeLock Enclave Hardware Security Module API  and my question is: Can I use the API from a LInux user application that runs on the application domain? Or is that available only from the Low-Power Real Time Domain?
View full article
EB Tresos activation fails Dear all, ,I tried to activate the EB Tresos v0.29.0 by using EB Client License Administrator v1.5.1 with the following activation code:  C6FC-BE23-0D7C-6AFD, but it fails consistently, please check the log:  INFO: Trusted Storage initialization done. Activating NodeLocked License C6FC-BE23-0D7C-6AFD, Number Of Licenses: 1 Status: 4, Creating request Status: 5, Request created Status: 6, Context created Status: 7, Connected to remote server Status: 8, Request Sent Status: 9, Polling for response Status: 11, Done ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) That activation request yields no right to a license. Connection to FlexNet Operations Server failed. Please provide a quick solution as we are blocked due to this issue.  Thank you !
View full article
BMS SDKはNULL_PTR こんにちは、 BMS SDK内のPhy 665aドライバーでは、pxReqLowConfigはNULL_PTRであっても参照が外されます(RequestQueueLowサイドバンドはゲートウェイデバイス0の設定には使用されません)。 コールスタック: Level,Function,Stack Frame,Source,PC,Return Address,Stack Used 0," ","32 @ 0x2040DF00","exceptions.c:101:10",0x0060E874,"[0x2040DF18]: 0x0066D3E0",248 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatchInactiveSync","24 @ 0x2040DF20","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2379:104",0x0066D3DE,"[0x2040DF34]: 0x0066D60A",216 0,"Prv_Phy_665a_SpiPackMessageBatch","24 @ 0x2040DF38","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:2551:18",0x0066D606,"[0x2040DF4C]: 0x0066DA8A",192 0,"Prv_Phy_665a_IO_SendMessageSpi","24 @ 0x2040DF50","CDD_Phy_665a_MsghSpi.c:3231:26",0x0066DA86,"[0x2040DF64]: 0x00666D34",168 0,"Phy_665a_IO_SendMessage","40 @ 0x2040DF68","CDD_Phy_665a.c:2037:30",0x00666D30,"[0x2040DF8C]: 0x0066E7FC",144 0,"Bms_TD_Send","24 @ 0x2040DF90","CDD_Bms_common.c:353:22",0x0066E7F8,"[0x2040DFA4]: 0x005D54E6",104 バージョン情報: * Project : BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.7 * Platform : CORTEXM * Peripheral : * Dependencies : * * Autosar Version : 4.7.0 * Autosar Revision : ASR_REL_4_7_REV_0000 * Autosar Conf.Variant : * SW Version : 0.9.1 * Build Version : S32K3_BMS_GEN2_SDK_0_9_1_D2601_ASR_REL_4_7_REV_0000_20260120 S32 SDK for S32K1 Re: BMS SDK dereferences NULL_PTR こんにちは PhilippH 使っている部品番号について、もう少し詳しく教えていただけますか?ドライバを確認したいですし、ファイルも共有していただけると助かります。 ご返信をお待ちしております。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
View full article
EB Tresos激活失败 各位好,我尝试使用 EB Client License Administrator v1.5.1 和以下激活码: C6FC-BE23-0D7C-6AFD 激活 EB Tresos v0.29.0,但一直失败,请查看日志: 信息:可信存储初始化完成。 激活 NodeLocked 许可证 C6FC-BE23-0D7C-6AFD,许可证数量:1 状态:4,正在创建请求 状态:5,请求已创建 状态:6,上下文已创建 状态:7,已连接到远程服务器 状态:8,请求已发送 状态:9,正在轮询响应 状态:11,已完成 错误:flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 该激活请求并不授予任何许可证权利。 连接 FlexNet Operations Server 失败。 请尽快提供解决方案,我们目前因这个问题无法正常运作。谢谢!
View full article
LPIT GPT 文档缺失 我想使用 LPit_Gpt IP 驱动模块的 LPIT GPT 功能。 S32K118 示例展示了与此模块相关的各种功能,例如“ Lpit_Gpt_Ip_Init ”、“ Lpit_Gpt_Ip_InitChannel ”或“ Lpit_Gpt_Ip_StartTimer ”。 但是,在查阅相应的用户手册或集成手册时,并未列出这些功能。 哪里可以找到相关文件? RTD 版本为 3.0.0QLP06。 Re: LPIT GPT documentation missing 你好@daniel_meier , 用户和集成手册主要描述了 AUTOSAR 高级驱动程序功能(因此,这些功能会使用低级功能)。如果您需要有关 IP 底层 API 的更多信息,可以参考LPit_Gpt_Ip.h文件。标题。 例如,对于Lpit_Gpt_Ip_Init : /** * @brief Function Name : Lpit_Gpt_Ip_Init * @details Driver initialization function for LPit instance. * * * @param[in] instance LPIT hw instance number * @param[in] config Pointer to a selected configuration structure * @return void * @pre The data structure including the configuration set required for initializing the driver * */ void Lpit_Gpt_Ip_Init(uint8 instance, const Lpit_Gpt_Ip_InstanceConfigType *config); 此致, 朱利安 Re: LPIT GPT documentation missing 感谢你提供的信息。 我认为拥有独立于源文件的完整且规范的文档是必不可少的。 无论如何,看来我可以根据源代码自己生成一些 Doxygen 文档。
View full article
iMX93 FIFO underruns when using SAI1 on M33 I'm using SAI1 to drive an external I2S device.  40MHz BCLK, 1.25MHz WCLK. Boot from Linux, code running on M33 via remoteproc. Getting FIFO underruns for the SAI1 interface. Can't figure out why? Did same code using SAI3 on M33 (A55 was held in uboot) and no problems. Any ideas? Thanks! Audio(PDM | I2S | SAI) Re: iMX93 FIFO underruns when using SAI1 on M33 Hello, Unfortunately, we do not have examples in SDK to use CODECs in our SDK. You could try to use the examples in SDK as reference and you can find in the next path: mcuxsdk\examples\driver_examples\sai If you see FIFO underrun warnings, could be caused by an empty TX FIFO because data is not being pushed fast enough or the transmitter is not properly enabled. A reason that could be causing this issue is resource availability/configuration. First, I suggest you confirm that you do not have issues where the Cortex-A processor is not using the same resources from Cortex-M that could cause the issue. Did you confirm that Transmitter Enable bit from SAI Transmit Control Register (TCSR) register is enable? Best regards. Re: iMX93 FIFO underruns when using SAI1 on M33 I've moved the SAI1 code to the A55 under Linux. Still getting FIFO errors. Here are the details of the configuration and questions: Platform Board: i.MX93 EVK; /sys/devices/soc0/soc_id=i.MX93, /sys/devices/soc0/revision=1.1. Package marking/mask not yet recorded. Linux: 6.12.20-lts-next-gdfaf2136deb2, PREEMPT, A55. SAI1 at 0x443b0000, TX via 44000000.dma-controller-CH21. SAI1 serial root: 40 MHz from VIDEO_PLL; 40 MHz BCLK, 1.25 MHz frame rate. SAI3/WM8962 is Linux-owned and was idle for the reproductions below. LMX2571 I2S FSK sink: signed 16-bit code in active slot, zero in other slot. Constant code +8500 produces the expected +17 kHz RF offset. Minimal Linux reproduction (M33 remoteproc offline) Custom DTB exposes SAI1 as an ALSA playback device; SAI1 PCM card 0. Static ALSA PCM: hw:0,0, S16_LE, 2 channels, 1,250,000 frames/s; period 2,400 frames, buffer 19,200 frames. No Gaussian filter or other real-time waveform generation. TX FIFO depth 32 words, TX DMA burst 8 words, FIFO watermark 24. Static data: slot 0=8500, slot 1=0. Command: python3 /root/cp7g_static_playback.py --device hw:0,0 --seconds 600 Latest result: 750,000,000 frames written in 599.958 s, ALSA xruns=0. SAI1 FEF IRQ diagnostic: 1 episode, 9 IRQ entries over 2.685 ms. First observed at monotonic uptime about 675.892537 s, approximately 7.16 s before playback stopped; not an end-of-stream drain event. First-IRQ instrumentation (timings are after the hardware FEF assertion) TCSR=0x90150c01; consecutive time reads=41 ns; handler work before first TCSR read=209 ns; first TCSR regmap read=120,607 ns (return 0). FEF W1C regmap write=241,007 ns (return 0), before detailed snapshot. Post-ACK TFR0=0x00020001, read=242,799 ns. Post-ACK eDMA CH21 first raw register read=241,423 ns; total CH21 snapshot time=487,722 ns. CH_CSR=0x80000005, CH_ES=0x00000000, CH_INT=0x00000000, CH_SBR=0x00208003, CH_PRI=0x00000000. The TFR0 and CH21 values were sampled after the acknowledgment, not at initial FEF assertion. The long reads/writes cannot establish that they caused the initial FIFO error; CH_ES=0 only says no channel error was latched when sampled. The FEF is a hardware event despite ALSA xruns=0. Independent simplified firmware reproduction With Linux booted and ALSA capture idle, M33 code drove the same SAI1 TX using a single self-linked eDMA CH21 TCD, constant +8500 / zero slots, no major-loop callbacks, no foreground buffer refill, no Gaussian filter. At 40 MHz BCLK, FIFO depth 32, watermark 24, DMA minor loop 16 bytes, it stopped on SAI1 FEF after 216 s (Rev R). In the post-FEF fault snapshot, CH21_ES=0 and DMA global ES=0; the TCD was still self-linked. Similar faults occurred in later priority and internal-BCLK trials. A half-rate trial also failed. Thus neither Python nor M33 waveform computation/refill is necessary to reproduce the intermittent SAI1 FEF. Linux playback also fails with the M33 offline. Probe loading and external wire length changes did not remove the problem. Additional observation A burst-4 / watermark-28 Linux run had one FEF episode at uptime about 676.889 s on a separate boot; the latest burst-8 fault was at 675.893 s. A system journal search around 670–682 s in the latest boot found no logged activity. Similar uptime is suggestive only, not proof of a timer. Questions for NXP 1. Is there a known i.MX93 rev 1.1 mask erratum or low-power/interconnect condition that can delay SAI1 and eDMA CH21 register access and/or DMA service by 100–250 us while SAI1 TX and its clocks are enabled? 2. What hardware status, clock-gating, interconnect, or eDMA traces can identify the first missed SAI1 FIFO service request before FEF? 3. Does SAI1 TX FEF indicate any condition other than an actual FIFO underrun in this asynchronous master configuration? 4. Are there documented SAI1/eDMA burst, watermark, or clock constraints for continuous 40 MHz BCLK / 1.25 MHz stereo frame output on i.MX93? Can provide custom DTB, Linux fsl_sai.c/h changes and static playback script, M33 self-linked TCD source, full boot clock tree, and scope/RF data.
View full article
I.MX8 nano DDRツールのテスト結果 こんにちは~ 以下は、DDRツールによるDDR検証結果です。結果が十分に良いかどうか、または改善点を提案していただけますか? Re: I.MX8 nano DDR tool test result こんにちは、 i.MX8 Nano DDRツールテスト結果に関するコメントと同じコメント - NXPコミュニティの受け入れ確認
View full article
iMx.95 FRDM 后量子算法支持 我有一块 iMX.95 FRDM 开发板,我想使用后量子算法硬件加速。 我尝试过这条命令: pkcs11-tool --module /usr/lib/libsmw_pkcs11.so.5 --list-mechanism 但未列出 ML-KEM 或 ML_DSA。 我目前正在使用 Yocto 构建 imx 镜像。 如何启用后量子算法支持? Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support 你好, 你不能简单地通过 Linux 内核选项“启用 PQC”。 i.MX 95 功能已集成到 EdgeLock 安全隔离区/硬件信任根中。 i.MX 95 高级配置文件安全隔离区支持后量子硬件信任根,并支持 NXP 签名的安全隔离区固件的混合 ML-DSA + ECDSA。 i.MX 95 有一个采用 SPSDK 和 ML-DSA 混合安全启动实现的版本,这比一般的 PQC 文档要有用得多: i.MX 95 安全启动(带 SPSDK) NXP PQC 的通用架构如下: NXP后量子密码学 Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support 谢谢你提供的链接! 我知道这并不简单,但我希望在 Linux 用户空间应用程序中使用 PQC 硬件加速,我想知道实现这一目标的最佳方法是什么。我正在开发一个应用程序,其中参与双方使用 ML-DSA 进行身份验证,并使用 ML-KEM 获取用于加密通信会话的共享密钥。 我正在阅读以下内容: RM00284:EdgeLock Enclave 硬件网络安全模块 API ,我的问题是:我能否从运行在应用程序功能域上的 Linux 用户应用程序中使用该 API?或者,这只能从低功耗实时功能域获得?
View full article
I.MX8 nano DDR 工具测试结果 嗨~ 以下是我使用 DDR 工具得到的 DDR 验证结果。请问您能否评价一下这些结果是否足够好,或者提出一些改进建议? Re: I.MX8 nano DDR tool test result 你好, 与“回复:i.MX8 Nano DDR 工具测试结果 – 验收确认 - NXP 社区”的评论相同
View full article
iMx.95 FRDM ポスト量子アルゴリズムのサポート 私はiMX.95 FRDM開発ボードを持っており、ポスト量子アルゴリズムのハードウェアアクセラレーションを使いたいと考えています。 私はこのコマンドを試しました: PKCS11-tool --module /USR/lib/libsmw_pkcs11.so.5 --list-mechanism しかし、ML-KEMやML_DSAはリストに載っていません。 現在、YoctoでIMXイメージ #m 構築しています。 ポスト量子アルゴリズムのサポートを有効にするにはどうすればいいですか? Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support こんにちは、 Linuxカーネルオプションで単に「PQCを有効にする」だけで済むわけではありません。 i.MX 95機能はEdgeLockのセキュア・エンクレーブ/ハードウェアの信頼の基点に統合されています。 i.MX 95 Advanced Profile セキュア・エンクレーブは、ポスト量子ハードウェアの信頼の基点を可能にし、NXP署名付きセキュア・エンクレーブファームウェア向けのハイブリッドML-DSA + ECDSAをサポートします。 SPSDKおよびML-DSAハイブリッドセキュアブート実装を備えた i.MX 95があり、一般的なPQCドキュメントよりもはるかに有用です。 i.MX 95 セキュアブート(SPSDK搭載) NXP PQCの一般的なアーキテクチャは以下のとおりです。 NXPのポスト量子暗号 Re: iMx.95 FRDM post quantum algorithms support リンクをありがとうございます! 簡単ではないのは承知していますが、Linuxのユーザー空間アプリケーションからPQCのハードウェアアクセラレーションを利用したいと思っていて、それを実現する最良の方法が何か知りたいと思っています。私は、関係する両者がML-DSAを使って自分たちを認証し、ML-KEMを使って暗号化された通信セッション用の共有秘密鍵を取得するアプリケーションを開発しています。 これを読んでいました:RM00284: EdgeLock Enclave Hardware セキュリティ Module API についてですが、質問ですが、アプリケーションドメイン上で動作するLinuxユーザーアプリケーションのAPIを利用できますか?それとも、それは低消費電力リアルタイム領域でのみ利用可能な機能なのでしょうか?
View full article
LPIT GPT documentation missing I'd like to use the LPIT GPT functionality of the LPit_Gpt IP driver module. The S32K118 example shows various functions regarding this module, like "Lpit_Gpt_Ip_Init", "Lpit_Gpt_Ip_InitChannel" or "Lpit_Gpt_Ip_StartTimer". However, when checking the corresponding User Manual or Integration Manual, none of those functions are listed. Where can I find proper documentation? RTD Version is 3.0.0 QLP06. Re: LPIT GPT documentation missing Hello @daniel_meier, The User and Integration manuals are mainly describing the AUTOSAR high-level driver functions (which in consequence, use the lower-level functions). If you require further information about the IP lower-level APIs, you can refer to the LPit_Gpt_Ip.h header.  For example, for Lpit_Gpt_Ip_Init: /** * @brief Function Name : Lpit_Gpt_Ip_Init * @details Driver initialization function for LPit instance. * * * @param[in] instance LPIT hw instance number * @param[in] config Pointer to a selected configuration structure * @return void * @pre The data structure including the configuration set required for initializing the driver * */ void Lpit_Gpt_Ip_Init(uint8 instance, const Lpit_Gpt_Ip_InstanceConfigType *config); Best regards, Julián Re: LPIT GPT documentation missing Thanks for the information. I think having a proper and complete documentation independent from the source files is a must. Either way, looks like I'll be able to generate some doxygen documentation myself from the sources.
View full article
USB 3.0ペンドライブの i.MX RT1050の問題 こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 USBホストとして i.MX RT1050(SDKバージョン2.11.0)とUSBペンドライブを使っています。特にUSB 3.0対応のUSBメモリを使用している際に、断続的に問題が発生しています。 私が指摘する問題点は以下のとおりです。 1) f_write() は、ペン ドライブへのデータのアップロード/ダウンロード/書き込み中に失敗することがあります。 2)データ転送中にUSBデバイスがフリーズすることがあります。 3) 場合によっては、USB 3.0ペンドライブを接続するとRT1050システムが再起動します。 4) 同じアプリケーションがUSB 2.0ペンドライブでより安定して動作するようです。 5) 2.0および3.0のUSBペンドライブ技術をファームウェアで識別する方法? i.MX RT1050はUSB 2.0高速に対応しているため、USB 3.0ペンドライブはUSB 2.0インターフェース経由で動作するはずです。しかし、i.MX RT1050でUSB 3.0ペンドライブを使用する場合、互換性、電源、USB Host MSC、FATFS(#define FF_DEFINED 86631)、またはタイミングの問題などが既知のものかどうか知りたいです。 特にUSB Host MSC、f_write()の故障、USBリセット/切断の処理、VBUS/電源の安定性、USB 2.0高速交渉に関して、何を確認・デバッグすべきかご存知の方はいませんか? i.MX RT1050でUSB 3.0ペンドライブを安定して動作させるためのおすすめや既知の問題、または構成例があればぜひ教えてください。 よろしくお願いします。 Re: USB 3.0 Pen drive Issues with i.MX RT1050 こんにちは、 @vmn さん。 この問題の根本原因をより深く理解するために、いくつかテストしてみる価値のある点があります。   1. 最新のSDKのusb_host_msd_fatfs例コードをインポートし、テストを基にしてください。この例コードは動作が証明されており、問題がソフトウェアに根ざしているかハードウェアに根ざしているかを判断するための重要な基準となります。   2. いくつかのテストを実行し、アタッチ、リセット、列挙、サスペンド/レジューム、切断などの情報をログに記録します。また、f_write() プロシージャが失敗した場合に返される結果ステータスも記録してください。   3. 挿入時および書き込み継続中に、VBUS用の5V電源を確認します。   4. 可能であれば、異なるベンダーおよび容量の複数のUSB 3.0ドライブをテストしてください。
View full article
FS04 in 48V platform Hello, I'm considering a NXP CPU (SN32N55) arrangement for a new 48V automotive platform. Can the FS04 PMIC be connected to the 48V battery? There's going to be some short transients above 60V (its absolute maximum supply rating) as shown in the table. Can it survive that? If not what protection could be used to achieve it? Thank you very much in advance. Re: FS04 in 48V platform Got it, thanks! Re: FS04 in 48V platform Hello, The FS04’s maximum continuous operating voltage is 36 V. It is validated at 48 V only for 15 minutes at room temperature for jump-start, and it can sustain a 58 V load dump without external protection. The 60 V rating is an absolute maximum, not an operating or guaranteed-survival limit. A transient above 60 V can cause malfunction or permanent damage. The protection should keep VSUP below 36 V during continuous operation. Hope this helps!
View full article
i.MX8MP - Qt OpenGL / 大規模EGLレンダーターゲットを使用すると、Vivante 6.4.11.p4.xでWestonがクラッシュする こんにちは、NXPサポートの皆さん、 私たちはi.MX8MPプラットフォーム上の再現可能なグラフィックス問題を調査しています。 動作構成 ヨクト・スカースギャップ カーネル: 6.6.52 Vivanteスタック: 6.4.11.p2.x Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 結果: Qt Quickは QOpenGLWindowは動作します クラッシュなし 設定エラー ヨクト・ライノーズ カーネル: 6.18.20 Vivanteスタック:6.4.11.p4.4および6.4.11.p4.6 Weston 14.0.2.imx Qt 6.8.3 および 6.8.4 結果: QQuickWindowがクラッシュする QOpenGLWindowがクラッシュする ウェストンがSIGSEGVと衝突 また、メモリ破損の症状も確認されました。 malloc(): unaligned tcache chunk detected グラフィック障害発生後には、無関係なプロセスが時折クラッシュする。 Qtはおそらく根本原因ではない 当初、この問題はQt Quickの問題のように見えた。 しかし、テストケースは最小限に絞りました: QOpenGLWindow   QML、シーングラフ、QRhi、テクスチャ、カスタムレンダリングは使用しません。 故障は依然として発生する。 ネイティブEGLテスト シンプルなネイティブのWayland/EGL/GLES3アプリケーションは安定しています: wl_egl_window eglCreateContext glClear eglSwapBuffers   最大サイズまでリサイズした場合でも:   1920x1080   何時間も。 追加のネイティブEGLテスト 私たちは以下の方法でネイティブのWayland/EGL/GLES3テストを作成しました。 テクスチャ割り当て FBOの作成 テクスチャへのレンダリング glFramebufferTexture2D() glBlitFramebuffer() eglSwapBuffers() 以下のサイズは正常に通過します。 500x500 640x480 800x480 900x540 1024x600   この問題は、以下のようなより大きなレンダリングターゲットで発生し始めます。   1280x720 1280x800   ウェストンの行動 OpenGLアプリケーションを起動した後、Westonはクラッシュします: weston.service: Main process exited status=11/SEGV   Qtアプリケーションは次のように報告します:   The Wayland connection broke. Did the Wayland compositor die?   これは、ウェストンが最初に衝突したことを示唆している。 Vivanteのユーザースペースの違い 正常に動作するシステムと故障しているシステムで異なるライブラリは以下のとおりです。 libGAL.so libEGL.so libGLESv2.so   この問題はどちらの環境でも再現可能です。   6.4.11.p4.4 6.4.11.p4.6   一方、年配の方は: 6.4.11.p2.x   6.6カーネルで動作します。 質問 Vivante 6.4.11.p4.x には、以下の点に関する既知の問題はありますか? Weston ウェイランド-EGL FBO(固定基地運営事業者) glBlitFramebuffer() 大きなレンダリングターゲット p2.xとp4.xの間には既知の回帰関係はありますか? 以下の項目について、推奨されるデバッグオプションはありますか? ガルコア libGAL libgbm_viv Westonバッファのインポートパス 何かご助言いただければ大変ありがたいです。 Vivanteスタックを使ったカーネル6.18.20でクラッシュを再現できる簡単なテストアプリ(6.4.11.p4.4と6.4.11.p4.6)を添付しました Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets 私はさらに調査を進めた。 カーネル6.6.52とVivante p6.4.11.p4.4の組み合わせは動作します。 カーネル6.18.20とVivante p6.4.11.p4.4の組み合わせでクラッシュする 調査結果は明らかに悪化している。 500x500から1024x600への直接的なサイズ変更だけでも、クラッシュを引き起こすのに十分だ。 クラッシュはOpenGLの処理パス内で、スワップチェーンのサイズ変更直後に発生します。 同時に、systemd-journalのSEGVが再び発生します。 これは単なるアプリのエラーではなく、GL/Wayland/Vivanteスタックにおけるメモリ破損の強い兆候です。 仮説の現状 重要なのは1280x720という解像度だけではない。 むしろ、決定的な要因は「再構成」に直接ジャンプし、その後に「提示」を実行することである。 連続的に小さなサイズ変更を行う方が、直接的なサイズ変更よりもはるかに堅牢です。 ソフトウェアバックエンドは安定しており、問題はハードウェア-GL経路にあることが確認されています。 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets こんにちは、 Qtの問題よりもVivante/galcoreやバッファ管理の問題です。特にネイティブEGLテストもトリガーし、Westonが最初にクラッシュするプロセスなので。レンダリングターゲットが大きい場合に発生し、p4.xスタックでのみ発生するという事実は、特に興味深い。p2とp4のGAL/GBMの変更点を比較し、バッファの割り当てとインポートに関するgalcore/Westonのデバッグを有効にします。 Re: i.MX8MP - Weston crash with Vivante 6.4.11.p4.x when using Qt OpenGL / large EGL render targets 主な問題はGPUのリザーブメモリでした。私が使用しているSOMには、2GBのDDRメモリしか搭載されていません。そこでGPUの予約メモリエリアを調整しなければなりませんでした。 これをデバイスツリーに追加します。 &gpu_reserved { reg = <0 0x95000000 0 0x10000000>; }; そして今はすべて順調に機能しています。
View full article
iMX8qm Boot Core A72_0 Hello NXP Forum, on iMX8qm, can we have the bootup done from A72 core? Does SCUFW permit that. Thanks Re: iMX8qm Boot Core A72_0 Proceed with the existing flash_ca72 target first; do not replace u-boot-atf.bin with u-boot-atf-a72.bin unless you are intentionally using the cockpit / multi-AP image flow. The evidence points to this distinction: flash_ca72 is described as the same basic boot image as the normal A-core boot target, but loaded to the A72 instead of the A53. u-boot-atf.bin is the combined ATF + U-Boot image: bl31.bin plus u-boot.bin / u-boot-hash.bin . u-boot-atf-a72.bin appears in the flash_cockpit target, where the image contains two AP payloads : one for A53 and a separate one for A72: -ap u-boot-atf.bin a53 0x80000000 ... -ap u-boot-atf-a72.bin a72 0xC0000000 ... . So the important selector is not only the filename; it is the imx-mkimage -ap ... a72 ... argument in the target. For a single A72 boot image, flash_ca72 using u-boot-atf.bin is consistent with the documented intent: the payload is loaded to A72 by the target rule, even if the filename is not suffixed -a72 . Recommended path: Build the standard A72-only image using the existing target: make SOC=iMX8QM flash_ca72 Use the CA72 device tree / configuration on the Linux side. NXP documentation notes that the i.MX8QM MEK CA72 DTB supports the two Cortex-A72 cores only and requires the special boot image built with flash_ca72 . Reserve u-boot-atf-a72.bin for flows that explicitly package a second A72 AP image, such as flash_cockpit , unless your BSP’s soc.mak comments or release notes say otherwise. Validate at boot that the image is actually entering the A72 path: check the imx-mkimage command emitted by make V=1 SOC=iMX8QM flash_ca72 or inspect iMX8QM/soc.mak and confirm the AP line uses a72 . Takeaway: treat the current flash_ca72 reference to u-boot-atf.bin as intentional; u-boot-atf-a72.bin is for the separate A72 payload used in cockpit/multi-partition style images, not automatically the replacement for flash_ca72 . Re: iMX8qm Boot Core A72_0 There is a small point we would like to clarify/validate: the `flash_ca72` target currently references `u-boot-atf.bin`, while a separate `u-boot-atf-a72.bin` is also available in the same configuration. How do we proceed Re: iMX8qm Boot Core A72_0 Yes — on i.MX8QM, the application-processor boot image can be targeted to the Cortex-A72 instead of the Cortex-A53, and SCFW permits that flow. NXP’s imx-mkimage has a flash_ca72 target described as the A72 variant of the normal A53 boot image, intended to bring up the A72 as early as possible for boot-time optimization . The important distinction is: First code after reset: not the A72. The device boot flow still starts through ROM/SCU/SCFW. AP-side bootloader / OS bring-up: yes, this can be done on the A72. SCFW initializes DDR, loads Cortex-A images, then boots the cores and sets their start addresses. Configuration mechanism: the boot container can specify an AP image for a72 , e.g. examples show -ap ... a72 ... in imx-mkimage usage. So the answer is: SCFW does allow booting the AP software path from A72, but A72 is not the reset/ROM boot master; it is started by SCFW according to the boot container configuration. Re: iMX8qm Boot Core A72_0 Hello, I have followed the following steps to build bootloader, but the bootloader fails without any logs. Could you please validate attached steps. Thanks mkdir Scarthgap_New cd Scarthgap_New   1. Get the Security Controller Binaries mkdir SECO cd SECO wget https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin chmod +x imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin ./imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin   mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$ ls -al total 976 drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap   4096 Aug 26 22:21 . drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap   4096 Aug 26 22:21 .. -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap    194 Jul 29  2024 commit-id.txt -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 Jul 29  2024 mx8dxla1-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 Jul 29  2024 mx8dxlb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  76944 Jul 29  2024 mx8qmb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  71312 Jul 29  2024 mx8qxb0-ahab-container.img -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  78408 Jul 29  2024 mx8qxc0-ahab-container.img -rwxr-xr-x 1 mkashyap mkashyap 423875 Jul 29  2024 SECO_FW_release_note.pdf mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$   we use mx8qmb0-ahab-container.img   cd ../../../..   2. Download and build ATF mkdir ATF cd ATF git clone https://github.com/varigit/imx-atf -b lf_v2.10_6.6.52-2.2.0_var01   cd imx-atf source /opt/fsl-imx-xwayland/6.6-scarthgap/environment-setup-armv8a-poky-linux unset LDFLAGS make PLAT=imx8qm bl31   mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/ATF/imx-atf/build/imx8qm/release$ ls -al total 76 drwxrwxr-x 7 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 . drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:36 .. drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 bl31 -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 45213 Aug 26 22:37 bl31.bin drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 lib drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 libc drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 libwrapper drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap  4096 Aug 26 22:37 romlib   cd ../../../../../   3. Download and build SCFW    mkdir SCFW    cd SCFW        wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-rm/8-2018q4/gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-linux.tar.bz    sudo tar xf gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-linux.tar.bz -C ./opt        git clone https://github.com/varigit/imx-sc-firmware.git -b 1.17.0    cd imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0        export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt    make clean-qm    make qm R=B0 B=var_som V=1        mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0$ ls -al    total 3384    drwxrwxr-x 11 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 .    drwxrwxr-x  6 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 ..    drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 board    drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 devices    drwxrwxr-x 25 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 drivers    drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 main    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap  184448 Aug 26 22:47 scfw_tcm.bin    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap 2787784 Aug 26 22:47 scfw_tcm.elf    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap  513123 Aug 26 22:47 scfw_tcm.map    drwxrwxr-x  4 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 soc    drwxrwxr-x 26 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 ss    drwxrwxr-x  9 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 svc    drwxrwxr-x 10 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 test    drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:44 utilities        cd ../../../../../     4. Build u-boot    mkdir u-boot    cd u-boot        git clone https://github.com/varigit/uboot-imx.git -b lf_v2024.04_6.6.52-2.2.0_var01    cd uboot-imx        cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./mx8qm-ahab-container.img    cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./mx8qm-mek-scfw-tcm.bin    make mrproper    make imx8qm_var_som_defconfig    make -j8        cd ../../     5. Make Image     mkdir MkImage    cd MkImage        git clone https://github.com/varigit/imx-mkimage -b lf-6.6.52_2.2.0_var01    cd imx-mkimage        cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/    cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/    cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/    cp ../../u-boot/uboot-imx/spl/u-boot-spl.bin ./iMX8QM/    cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/release/bl31.bin ./iMX8QM/        make SOC=iMX8QM flash_ca72        cd iMX8QM    make -f soc.mak SOC=iMX8QM MKIMG=../mkimage_imx8 PAD_IMAGE=./pad_image.sh flash_ca72        mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage/iMX8QM$ ls -al    total 6792    drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 23:08 .    drwxrwxr-x 13 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 23:06 ..    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap   45213 Aug 26 23:06 bl31.bin    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap    2564 Aug 26 22:59 expand_c_define.sh    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap 1895424 Aug 26 23:08 flash.bin    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap       9 Aug 26 23:06 head.hash    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap    2078 Aug 26 22:59 mkimage_fit_atf.sh    -rw-r--r--  1 mkashyap mkashyap   76944 Aug 26 23:02 mx8qmb0-ahab-container.img    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap  184448 Aug 26 23:03 scfw_tcm.bin    drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:59 scripts    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap   13271 Aug 26 22:59 soc.mak    -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap 1631521 Aug 26 23:06 u-boot-atf.bin    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap 1500440 Aug 26 23:04 u-boot.bin    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap 1500449 Aug 26 23:06 u-boot-hash.bin    -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap  139387 Aug 26 23:04 u-boot-spl.bin     The generated flash.bin was used as an bootloader image Re: iMX8qm Boot Core A72_0 For your specific procedure, the important point is this: make SOC=iMX8QM flash_ca72 is the correct target conceptually if your intent is to load the bootloader to the A72 instead of the A53 . NXP community guidance describes flash_ca72 as similar to the basic flash_b0 image, but loaded to the A72 rather than the A53 . The “no logs” symptom does not automatically mean SCFW rejected A72 boot . A known gotcha is that A53 and A72 do not use the same log terminal , so if you monitor the usual A-core/A53 UART you may see nothing even though the A72 image is running or failing later on a different console path. Validation of your steps: Area Assessment SECO container mx8qmb0-ahab-container.img is the right class of container for i.MX8QM B0. ATF make PLAT=imx8qm bl31 is reasonable for i.MX8QM. SCFW Building make qm R=B0 B=var_som V=1 is consistent with an i.MX8QM B0 Variscite target. U-Boot imx8qm_var_som_defconfig is the key item to confirm: it must be compatible with the A72 boot path and console configuration. mkimage target flash_ca72 is the right target only for A72 boot. For normal Linux BSP boot, the documented i.MX8QM command is make SOC=iMX8QM flash . SPL copy u-boot-spl.bin is likely irrelevant for flash_ca72 ; that target is not the SPL-based flow. Duplicate image build Running both top-level make SOC=iMX8QM flash_ca72 and then manually running make -f soc.mak ... flash_ca72 is unnecessary. Use one clean top-level command. I would correct/clean the image-generation part to: cd ~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/ cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/ cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/ cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/release/bl31.bin ./iMX8QM/ make clean make SOC=iMX8QM flash_ca72 Then use: iMX8QM/flash.bin Also fix/check this SCFW path: export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt You extracted into ./opt , but exported .../SCFW/Opt . Linux paths are case-sensitive. Since you did produce scfw_tcm.bin , your actual shell may have had a valid tool path, but this line should be verified. Recommended debug sequence: First build and boot the standard image: make SOC=iMX8QM flash This checks that SECO + SCFW + ATF + U-Boot + board DDR/console are basically correct. The Linux User’s Guide documents this standard i.MX8QM flash.bin generation path. Then rebuild with: make SOC=iMX8QM flash_ca72 Monitor the A72 console/UART , not only the normal A53 console. The A53 and A72 log terminals differ. If still silent, compare the generated flash.bin size/layout between flash and flash_ca72 , and confirm that the Variscite U-Boot config actually enables the console used by the A72 boot target. So the direct answer is: SCFW does permit starting the Cortex-A side on A72 through the flash_ca72 image flow, but SCFW still owns the initial boot orchestration. Your procedure is mostly valid for A72 boot, but remove the duplicate soc.mak invocation, verify the SCFW tool path, and most importantly check the A72 UART/console. Takeaway: A72 boot on i.MX8QM is supported via flash_ca72 ; a silent boot is more likely an image/config/console issue than SCFW simply refusing to start A72. Re: iMX8qm Boot Core A72_0 Where can we get SCFW reference manual or design manual to make modification to SCFW firmware Re: iMX8qm Boot Core A72_0 You can start here: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101/ta-p/1124236 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101-Getting-started/ta-p/1121153 The SCFW reference/porting documentation is supplied inside the NXP SCFW Porting Kit , rather than as a separate public reference manual. Download the kit from the NXP i.MX Software and Development page. Select the release corresponding to your i.MX BSP; NXP requires the matching porting kit to maintain compatibility with its supplied binaries. Accept the license and run the included .bin installer. Look under: doc/pdf/sc_fw_port.pdf — detailed SCFW Porting Guide doc/pdf/ — SCFW API User Guide, release notes, and related documentation src/ — SoC-specific SCFW export archives The kit contains a mixture of source and object code. Board-dependent customization is performed in the exported board sources—typically under platform/board/mx8 _ / , including files such as board.c ; much of the core SCFW remains object-only and cannot be modified through the public kit. The general i.MX Porting Guide, UG10165 , also has a “Porting System Controller Firmware” chapter and explains integration with the BSP and meta-imx-scfw. Re: iMX8qm Boot Core A72_0 How do we get our own customised logs in SCFW? Thanks Mohan
View full article
I.MX8 nano DDR tool test result Hi~ Here is my DDR validation result from the DDR Tool. Could you please comment on whether the results are good enough, or suggest ways to improve them? Re: I.MX8 nano DDR tool test result Hello,  Same comments as Re: i.MX8 Nano DDR Tool Test Results – Acceptance Confirmation - NXP Community
View full article