尊敬的支持人员:
我需要使用 MCUXpresso 调试器 (JLINK),但不能下载 .AXF 映像(我需要在运行时重新编程一些闪存扇区),所以我取消选择了“加载映像”选项(见附件图片)。程序可以运行,但无法重新启动到主程序。
即使已选中“调试配置 -> 启动”中的相关复选框。
即使未加载 .AXF 文件,是否可以在假设闪存未发生任何更改的情况下重新启动程序?
问候
Paolo
嗨@pberna67 ,
我不太确定这是否是适合您情况的正确解决方法,但是“在不下载 .axf 文件的情况下使用调试器”。“图片”听起来像是执行“附加”操作而不是“调试”操作。
在快速启动面板中,选择 JLink 图标下拉菜单,然后单击“附加”选项:
请记住,这将更改所使用的配置,因此每次您从快速入门面板单击 JLink 图标时,都会自动再次执行连接。
BR,
埃德温。
它能用,而且重启按钮也能用!
谢谢!