Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
タイマーがDMA転送をトリガーする こんにちは、 現在、MCXN947マイクロコントローラを使って作業しています。 CTIMERのマッチ割り込みを介して、サンプルバッファへのDMA転送をトリガーしようとしています。 このアイデアは、サンプルバッファにGPIOレジスタの状態(特に一部のピンの入力値)をDMAを通じて、xタイマー間隔(具体的には10USごとに)に書き込むことです。 GPIOピンが正しく入力として設定されていることは確認できます。 タイマーは正しく動作しており、10セントごとにマッチがトリガーされていることを確認できます。 DMAの転送が正しく動作しているのは、バッファが値で満たされるからです。 DMA設定でソースアドレス(GPIO PDIRレジスター)が正しく設定されていることを確認できます。 DMA設定でも宛先アドレスは正しく設定されていることを確認できます。なぜなら、バッファの開始と終了のアドレスの間に常に位置しているからです(つまり、正しく増分・ラップアップします)。 しかし、何らかの理由で、間違った値がバッファにコピーされています。デバッガで転送しようとしているレジスタの値が 0x00020000 (ピン17はハイ、他は低)がわかります。しかし、私のバッファには0秒しか格納されていません。これは、すべて0xFFで初期化された512個の要素を持つuint32_t型のバッファです。DMA転送が増加するにつれて、バッファ全体が徐々に0x0で満たされ、期待される値である0x00020000 (これは変化しない - ピン17は常にハイ)には達しません。 これが原因だと思いますか?あるいは、私が何か見落としている可能性もあるでしょうか? 以下が私のドライバ設定です: タイマー: CTIMER0 kCTIMER_マッチ_1 CTIMER0_IRQn(割り込み時にコールバックをトリガーすることはオプションですが、デバッグ目的で私のコードでは使用しています) DMA: DMA0 kDma0RequestMuxCtimer0M1 kINPUTMUX_Ctimer0M1ToDma0Ch8Ena EDMA_0_CH8_IRQn(割り込み時にコールバックをトリガーすることはオプションですが、デバッグ目的で私のコードでは使用しています) GPIO: GPIO3 ポート3 ピン17 サンプリングを開始する直前のレジスタの状態は以下のとおりです。 reg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.png reg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.png reg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.png reg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.png reg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.png reg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.png             MCX N Re: Timer triggers DMA transfer こんにちは、 知的財産のため、プロジェクト全体をお送りできません。ただし、小さなアプリケーションでセットアップしたcファイルをお渡しできます。GPIO、DMA、およびタイマーの設定は、私の側と同じです。ファイルは添付ファイルにあります。 Re: Timer triggers DMA transfer こんにちは@jabitbe2_jcplc ぜひあなたのプロジェクトを教えていただけますか?こちら側で問題を再現し、調査を試みたいと思います。 よろしくお願いします。 よろしくお願いします、 アリス Re: Timer triggers DMA transfer こんにちは@jabitbe2_jcplc MCXN947はTrustZoneとセキュリティ帰属制御をサポートしています。 アクセスがピンのセキュリティ設定と一致しないセキュリティドメインから発信された場合、対応するGPIOレジスタへの読み書き操作が無効になることがあります。 GPIO3のピン17ビットが非安全アクセスを許可するように設定されているか確認して、再度テストしてもらえますか? ビットが現在Secure-onlyに設定されている場合、予期しないGPIOの挙動はTrustZoneのセキュリティ設定に関連している可能性があります。 よろしくお願いします。 BR アリス
View full article
Timer triggers DMA transfer Hello, I'm currently working with an MCXN947 microcontroller. I'm trying to trigger a DMA transfer into a sample buffer via a CTIMER match interrupt. The idea is to write into the sample buffer the state of a GPIO register (specifically the input values of some pins) via DMA at every x timer intervals (specifically every 10 us). I can confirm that my GPIO pin is correctly configured as an input. I can confirm that my timer is working correctly and triggering a match at every 10 us. I can confirm that my DMA transfers are working correctly because the buffer gets filled up with values. I can confirm that the source address (GPIO PDIR reg) is correctly set in the DMA configuration. I can confirm that my destination address is also correctly set in the DMA configuration as it is always in between the start and end address of my buffer (meaning it increments and wraps around correctly). But for some reason, the wrong values are being copied into the buffer. I can see in my debugger that the value of the register I'm trying to transfer is 0x00020000 (pin 17 is high, the rest are low). However, my buffer is only being filled with 0s. It's a uint32_t type buffer of 512 elements initialized all at 0xFF. As the DMA transfers increment, the whole buffer progressively gets filled with 0x0 and not the expected value of 0x00020000 (which never changes - pin 17 is always high). Do you have any idea what causes this? Or if I'm possibly missing something? Here are my driver configurations: Timer: CTIMER0 kCTIMER_Match_1 CTIMER0_IRQn (triggering callback on interrupt is optional but I use it in my code for debugging purposes) DMA: DMA0 kDma0RequestMuxCtimer0M1 kINPUTMUX_Ctimer0M1ToDma0Ch8Ena EDMA_0_CH8_IRQn (triggering callback on interrupt is optional but I use it in my code for debugging purposes) GPIO: GPIO3 PORT3 Pin 17 Here are the states of the registers right before I start sampling reg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.png reg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.png reg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.png reg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.png reg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.png reg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.png             MCXN Re: Timer triggers DMA transfer Hello @jabitbe2_jcplc  Could you please share your project with us? I would like to try to reproduce the issue and investigate it on my side. Thank you. Best Regards, Alice Re: Timer triggers DMA transfer Hello, Due to IP I cannot send you my whole project. However, I can give you a c file that contains my setup in a little application. The GPIO, DMA and TIMER configurations are the same I have on my side. The file is in attachment. Re: Timer triggers DMA transfer Hello @jabitbe2_jcplc  The MCXN947 supports TrustZone and security attribution control. If the access originates from a security domain that does not match the pin's security configuration, read and write operations to the corresponding GPIO registers may be ineffective. Could you please verify whether the GPIO3 Pin 17 corresponding bit is configured to allow Non-Secure access and test again? If the bit is currently configured as Secure-only, the unexpected GPIO behavior may be related to the TrustZone security settings. Thank you. BR Alice
View full article
P71D600 Secure element SDK ? Hi, I have been working with the SE P71D600 and would like to know how I can check which SDK is preloaded on the chip. Could you please guide me on how to verify the SDK version or details? Thanks. JCOP ID1 JCOP ID2 Smart Cards Re: P71D600 Secure element SDK ? Hi when you say SDK version this could mean several things: If you are talking about the compliance level of the card, it is specifically Java Card 3.0.5 and Global Platform 2.3 and this is likely not to change I would imagine (though certain features and fixes may change over time). If you mean which OS level, patch, modules and OS features available, etc most of it you can get from the GET DATA (IDENTIFY) command which you can find details on in the JCOP 4.5 User Guidance and Admin manual under NDA. If you mean which packages / libraries are loaded in the ISD, this can be read using the GlobalPlatform GET STATUS command (no NDA needed for this). Re: P71D600 Secure element SDK ? Hi @Kan_Li  and @makinako , Thanks for your response. Yes, you are right, @Kan_Li  it is JCOP 4.5, My mistake Let me clarify what I was asking. I am working on a biometric matching algorithm, where the Match-on-Card (MoC) functionality is provided by third-party vendors. NXP offers products that support different MoC biometric providers.  For example, the MoC functionality may be provided by ID3 or Neurotechnology (NT). My question is: How can I identify which MoC solution or biometric provider is already preloaded on a particular card? I have SDKs for both providers and can build the corresponding applets and modules. However, I am a little confused about how the preloaded components work and how I can determine which solution is present on the card. Could you please clarify how this can be identified? Thanks! Re: P71D600 Secure element SDK ? Hi @elgin_1950 , Based on P71D600 - is it JCOP 4.5? On JCOP 4.5 we don't call it SDKs, there we have modules and applets. The configuration can be identified by reading the OEF number or checking the exact type name. Please clarify. Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: P71D600 Secure element SDK ? Hi @elgin_1950 , Thanks for the clarification!  To identify which MoC solution or biometric provider is already preloaded on a particular card, the easiest and most reliable approach is to check the OEF number of your card. you may check which OEF is loaded and check in the OEF tool what configuration has been applied to that setup and you can immediately identify if MoC is supported or not and if yes which version it is.The OEF (Original Equipment Feature) uniquely identifies the card's configuration, including which MoC provider (ID3 or Neurotechnology) has been configured — if any. You can find this information from the card datasheet or ordering information provided by your NXP sales contact or FAE. On JCOP 4.5 P71 products that support biometry, you will see the standard JavaCard biometry packages on the card: javacardx.biometry javacardx.biometry1toN However, please note that the presence of these packages alone does not confirm active MoC support — some configurations may include placeholder versions of these packages. You need to cross-check with the OEF configuration to confirm whether functional MoC is present and which provider is configured. For a full technical breakdown — including which packages and modules to look for, their identifiers, and how to verify an active MoC setup — please refer to the application note: AN6844 – JCOP 4 P71 Using Match On Card Functionality This document is available via NXP's Secure Resources portal and requires an active NDA with NXP. If you don't have access yet, please reach out to your NXP sales representative or FAE to initiate the NDA process and request the document. Hope this helps! Feel free to follow up or open a private support case at https://support.nxp.com if you need further assistance.   Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------     Re: P71D600 Secure element SDK ? Hi @Kan_Li , thanks for your help. I clearly understood your explanation. However, due to some security concerns, I have a few additional questions that may be more appropriate to ask directly through NXP support, as they may not be suitable for discussion here.
View full article
S32K324 A/D Hello, In the S32K324 microcontroller, is it possible to use two of the three A/D peripherals on one core and one A/D peripheral on the second core? Thanx  Regards Re: S32K324 A/D Thanx, we will check example with @michelet1 . Regards Re: S32K324 A/D Hello @gianpiero_lenta, Yes. You can refer to some multicore examples in community: Solved: Re: S32K324 Multi-Core Example Project based on Whiteboard - NXP Community S32K3 also provides XRDC as a HW mechanism to assign, isolate and protect peripherals to specific domains (cores): AN14715: S32K3XX Hardware Resource Isolation and Protection. Best regards, Julián
View full article
P71D600 Secure Element SDK ? こんにちは、 SE P71D600を使っているので、チップにどのSDKがプリインストールされているかどうやって確認すればいいのか知りたいです。 SDKのバージョンや詳細の検証方法を教えていただけませんか? ありがとう。 JCOP ID1 JCOP ID2 スマート・カード Re: P71D600 Secure element SDK ? こんにちは、SDKバージョンと言うと、いくつかの意味があります: もしカードのコンプライアンスレベルについて話しているなら、特にJava Card 3.0.5とGlobal Platform 2.3を指しており、おそらく変わることはないと思います(ただし、いくつかの機能や修正は時間とともに変わるかもしれません)。 どのOSレベル、パッチ、モジュールやOS機能などを指しているのか、その多くはJCOP 4.5のユーザーガイダンス&管理マニュアルのNDAに記載されているGET DATA (IDENTIFY)コマンドから取得できます。 もしISDにどのパッケージやライブラリが読み込まれているかを指しているなら、GlobalPlatformのGET STATUSコマンドで読み取ることができます(NDAは不要です)。 Re: P71D600 Secure element SDK ? こんにちは、@Kan_Li さん、 @makinako さん。 ご回答ありがとうございます。 はい、その通りです。@Kan_Li JCOP 4.5です。私の間違いです。質問していたことを明確にさせてください。 私は生体認証マッチングアルゴリズムの開発に取り組んでおり、その中でカード照合(MoC)機能はサードパーティベンダーによって提供されています。NXPは異なるMoC生体認証プロバイダーをサポートする製品を提供しています。例えば、MoCの機能はID3やNeurotechnology(NT)によって提供されることがあります。 質問ですが、特定の カードにすでに登録されているMoCソリューションやバイオメトリクスプロバイダーをどうやって特定すればよいのでしょうか? 両方のプロバイダ用のSDKsを持っており、対応するアプレットやモジュールを構築できます。しかし、プリロードされた部品がどのように動作し、どの溶液がカードに含まれているかをどうやって特定すればよいのか少し混乱しています。 この情報がどのように識別できるのか、詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします! Re: P71D600 Secure element SDK ? こんにちは、 @elgin_1950 さん。 P71D600に基づくと、JCOP 4.5ですか?JCOP 4.5ではSDKsとは呼ばず、モジュールとアプレットがあります。構成はOEF番号を読むか、正確なタイプ名を確認することで識別できます。説明をお願いします。 すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: P71D600 Secure element SDK ? こんにちは、 @elgin_1950 さん。 ご説明ありがとうございます! 特定のカードにすでにMoCソリューションやバイオメトリクスプロバイダーがプリインストールされているかを特定するには、 最も簡単で信頼できる方法は 、カードの OEF番号を確認することです。 どのOEFがロードされているかを確認し、OEFツールでそのセットアップにどの構成が適用されているかを確認すると、MoCがサポートされているかどうか、もし対応ならどのバージョンかを即座に特定できます。OEF(Original Equipment Feature)はカードの構成を一意に識別し、どのMoCプロバイダー(ID3またはNeurotechnology)が設定されているかも含めます。この情報は、NXPの営業担当者やFAEから提供されたカードデータシートや注文情報から確認できます。 バイオメトリをサポートするJCOP 4.5 P71製品では、カード上に標準のJavaCardバイオメトリパッケージが表示されます: javacardx.biometry javacardx.biometry1toN ただし、 これらのパッケージの存在だけではMoCのサポートが有効であることは保証されません 。一部の構成にはこれらのパッケージのプレースホルダーバージョンが含まれている場合があります。機能的なMoCが存在するか、どのプロバイダーが設定されているかを確認するために、OEF構成と照合する必要があります。 どのパッケージやモジュールを探すべきか、その識別子、アクティブなMoCセットアップの検証方法など、詳細な技術的な詳細については、アプリケーションノートをご参照ください。 AN6844 – JCOP 4 P71 カード上のマッチ機能使用 この文書はNXPのセキュアリソースポータルから入手可能であり、 NXPとの有効な秘密保持契約(NDA)が必要です。まだアクセスできない場合は、NXPの営業担当者またはFAEに連絡してNDA手続きを開始し、書類の提出を依頼してください。 お役に立てば幸いです!さらに支援が必要な場合は、遠慮なくフォローアップするか、 https://support.nxp.com で個別サポートケースを開いてください。   すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 -------------------------------------------------------------------------------     Re: P71D600 Secure element SDK ? こんにちは、 @Kan_Li さん、ご協力ありがとうございます。あなたの説明はよく理解できました。 しかし、いくつかのセキュリティ上の懸念から、ここで議論するには適さないかもしれない追加の質問があります。NXPサポートに直接お尋ねしたほうが適しているかもしれません。
View full article
S32K324 A/D こんにちは、 S32K324マイクロコントローラでは、3つのA/Dペリフェラルのうち2つを1つのコアに、1つのA/Dペリフェラルを2つ目のコアに使うことは可能でしょうか? ありがとう よろしくお願いします。 Re: S32K324 A/D ありがとう、 @michelet1 さんと一緒に例を確認します。 敬具 Re: S32K324 A/D こんにちは、 @gianpiero_lenta さん、 はい。 コミュニティでいくつかのマルチコアの例を参照できます: 解決済み:Re: ホワイトボードS32K324マルチコア例プロジェクト - NXPコミュニティ S32K3はまた、**ペリフェラル**を特定のドメイン(コア)に割り当て、隔離、保護するためのハードウェアワークとしてXRDCを提供しています:AN14715: S32K3XX ハードウェアリソースの隔離と保護。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
ECDA签名验证与CASPER 剧透 (高亮部分可供阅读)     你好, 我成功地自行构建了 mbedTLS,以便使用 ECDSA 验证签名(MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1)。 如果没有替代实现(所有计算均由 CPU 完成),在 LPC55S06 上进行签名验证最多需要 4 秒才能完成计算。 我现在正在尝试将 mbedTLS ecdsa_verify() 函数与 CASPER fsl 驱动程序链接起来。但我并不清楚,因为ECDSA的核查似乎并非单一操作。 如何将 CAPSER 的基本原语(SECP256R1_Mul 和 SECP256R1_MulAdd)与 mbedTLS 函数 ECDSA_verify() 连接起来? 感谢您的回复。 LPC55xx Re: ECDA signature verification with CASPER 你好 peter89jean, 感谢你的回复。您提到的方法正是我所想的,但是 mbedTLS 配置文件中似乎没有简单直接的 SECP256R1_MULADD _ALT或 SECP256R1_MUL _ALT定义。或许我应该去专门讨论mbdedTLS的论坛问问这个问题。 再次感谢。 问候。 Re: ECDA signature verification with CASPER 通常情况下,您不需要替换 mbedtls_ecdsa_verify() 本身;CASPER 加速应该集成到 mbedTLS 内部使用的椭圆曲线/乘法层中。ECDSA 验证需要计算标量乘法及其和,因此 SECP256R1_Mul() 可以处理单个标量点乘法,而 SECP256R1_MulAdd() 可以加速组合运算。具体集成取决于您的 mbedTLS 版本和 NXP CASPER 驱动程序 API,但通常的做法是为 P-256 标量乘法原语提供 mbedTLS 替代/优化实现,而不是直接从 ecdsa_verify() 调用 CASPER。 回复: ECDA signature verification with CASPER 嗨@s_hdl ECDSA 验证包含多个算术和椭圆曲线运算,因此它无法映射到单个 CASPER 原语。 在 MCUXpresso SDK 中,CASPER PSA Crypto 端口已经实现了集成。casper_mbedtls_ecdsa_verify() 函数执行标准的 ECDSA 验证流程,包括计算 u1 和 u2。然后它调用: casper_mbedtls_ecp_muladd(grp, &R, u1, &grp->G, u2, Q); 计算方法: R = u1 × G + u2 × Q ECP 适配层将 mbedTLS MPI 值和椭圆曲线点转换为 CASPER 所需的 格式 , 并将 此 操作 映射 到 CASPER_ECC_SECP256R1_MulAdd() 。 类似地, casper_mbedtls_ecp_mul() 将 单个 标 量 乘法 映射 到 CASPER_ECC_SECP256R1_Mul() 。 因此, 我们 建议 不要 直接 修改 , 而是 mbedtls_ecdsa_verify() 重复使用 SDK 提供 的 完整 CASPER 集成, 具体 如下 : component/psa_crypto_driver/casper_driver 具体 请 参阅 : mcux_psa_casper_ecdsa_port.c mcux_psa_casper_ecp_port.c 由于您是单独构建的 mbedTLS,请确保您的 mbedTLS 版本与 MCUXpresso SDK CASPER 端口兼容。 您可以参考lpcxpresso55s06_psa_crypto_examples。 Harry_Zhang_0-1788493275769.pngHarry_Zhang_0-1788493275769.png BR 哈里 回复: ECDA signature verification with CASPER 你好,哈利, 您的回答对我的帮助很大,谢谢。现在使用 CASPER 实现一切正常。 此致问候
View full article
Guider 1.10.1 crashes during operation. It's a Windows 11 computer, and the app keeps crashing randomly during the image pasting process. Sometimes it crashes very quickly, and sometimes it takes a little longer; there's no pattern to it. 回复: guider1.10.1闪退,在操作过程中会闪退 Hi @shier  Thank you for the information. GUI Guider v1.10.1 is an older release and may have compatibility or stability issues on Windows 11. We recommend upgrading to the latest GUI Guider v2.0.1 and checking whether the issue can be reproduced in the newer version.  If the crash still occurs with GUI Guider v2.0.1, please let us know and provide any crash logs, screenshots, or steps to reproduce the issue so that we can investigate further. BR Harry
View full article
P71D600 安全元件 SDK? 您好, 我一直在使用SE P71D600,想知道如何查看芯片上预装了哪个SDK。 请问如何验证SDK版本或详细信息? 谢谢。 JCOP ID1 JCOP ID2 Smart Card Re: P71D600 Secure element SDK ? 您好,您提到的 SDK 版本可能意味着以下几种情况: 如果您指的是该卡的合规级别,那么具体来说是 Java Card 3.0.5 和 Global Platform 2.3,我想这不太可能改变(尽管某些功能和修复可能会随着时间的推移而改变)。 如果您指的是可用的操作系统级别、补丁、模块和操作系统功能等,那么大部分信息都可以通过 GET DATA (IDENTIFY) 命令获取,您可以在 JCOP 4.5 用户指南和管理手册中找到详细信息(需遵守 NDA)。 如果您指的是 ISD 中加载了哪些软件包/库,可以使用 GlobalPlatform GET STATUS 命令读取(无需签署保密协议)。 Re: P71D600 Secure element SDK ? 你好@elgin_1950 , 根据 P71D600 来看,它是 JCOP 4.5 吗?在 JCOP 4.5 中,我们不称之为 SDK,而是称之为模块和小程序。可以通过读取 OEF 编号或检查确切的类型名称来识别配置。请说明。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: P71D600 Secure element SDK ? 嗨@Kan_Li和@makinako , 感谢您的回复。 是的,你说得对, @Kan_Li,是JCOP 4.5,我的错。让我澄清一下我的问题。 我正在开发一种生物特征匹配算法,其中卡片匹配 (MoC) 功能由第三方供应商提供。恩智浦半导体提供支持不同MoC生物识别服务提供商的产品。例如,MoC 功能可以由 ID3 或神经技术 (NT) 提供。 我的问题是:如何确定特定卡片上已预装了哪个 MoC 解决方案或生物识别提供商? 我拥有这两个提供商的 SDK,可以构建相应的 applet 和模块。但是,我对预装元器件的工作原理以及如何确定卡上存在哪种解决方案感到有些困惑。 请问如何才能识别出这个问题? 谢谢您! Re: P71D600 Secure element SDK ? 你好@elgin_1950 , 谢谢你的解释! 要确定特定卡片上已预装了哪个 MoC 解决方案或生物识别提供商,最简单、最可靠的方法是检查卡片的OEF 号码。您可以检查已加载的 OEF,并在 OEF 工具中查看已应用于该设置的配置,从而立即确定是否支持 MoC,如果支持,则确定其版本。OEF (原始设备功能)唯一标识了卡的配置,包括已配置的 MoC 提供商(ID3 或 Neurotechnology)(如有)。您可以从NXP 销售联系人或 FAE 提供的卡片数据表或订购信息中找到此信息。 在支持生物识别的 JCOP 4.5 P71 产品上,您将在卡上看到标准的 JavaCard 生物识别软件包: javacardx.biometry javacardx.biometry1toN 但是请注意,这些软件包的存在本身并不能确认 MoC 支持的有效性——某些配置可能包含这些软件包的占位符版本。您需要与 OEF 配置进行交叉检查,以确认是否存在功能性 MoC 以及配置了哪个提供商。 有关完整的详细技术说明(包括要查找哪些代码包和模块、它们的标识符以及如何验证活动的 MoC 设置),请参阅应用笔记: AN6844 – JCOP 4 P71 使用卡片匹配功能 该文档可通过 NXP 的安全资源门户获取,需要与 NXP 签署有效的保密协议。如果您还没有访问权限,请联系您的 NXP 销售代表或 FAE 以启动 NDA 流程并索取该文件。 希望这能帮到你!如果您需要进一步的帮助,请随时访问https://support.nxp.com进行后续跟进或提交私人支持案例。   祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 -------------------------------------------------------------------------------     Re: P71D600 Secure element SDK ? @Kan_Li你好,谢谢你的帮助。我完全理解了你的解释。 但是,由于一些安全方面的考虑,我还有一些问题可能更适合直接通过 NXP 支持部门提出,因为这些问题可能不适合在这里讨论。
View full article
S32K324 A/D 你好, 在 S32K324 微控制器中,是否可以在一个内核上使用三个 A/D 外设中的两个,在另一个内核上使用一个 A/D 外设? 谢谢。 此致 Re: S32K324 A/D 谢谢, 我们将和@michelet1一起查看示例。 祝好 Re: S32K324 A/D 你好@gianpiero_lenta , 是的。 您可以参考社区中的一些多核示例: 已解决:回复:基于白板的 S32K324 多核示例项目 - NXP 社区 S32K3 还提供 XRDC 作为硬件机制,用于将外围设备分配、隔离和保护到特定功能域(内核): AN14715:S32K3XX 硬件资源隔离和保护。 此致, 朱利安
View full article
MIFARE Plus EV1 (SL3) 扇区尾部访问字节错误,明文通信中断 大家好, 我正在 SL3 系统中使用 Mifare Plus EV1 卡。在配置扇区尾部访问字节时,我不小心设置了一个错误的值,现在该扇区无法进行明文通信了。 如果访问位模式(C1/C2/C3)本身仍然有效,而只有字节 5(PlainAC)配置错误,那么重新认证并重写字节 5 是否足以修复明文通信?或者,仅仅是通信故障是否也可能导致格式违规锁定? 之前有人遇到过这种情况吗?有没有什么变通办法,还是说把这个行业永久关闭是唯一现实的选择? 感谢您提供的任何见解。 #MIFARE_PLUS_EV1 # MIFARE PLUS EV2 MIFARE_PLUS_SE_1K MIFARE
View full article
LS1028A / Cortex-A72:ソフトウェアのL1/L2キャッシュECCエラー注入はサポートされていますか? L1/L2キャッシュECCがインジェクションでテスト可能かどうか確認する必要があります。   Cortex-A72 TRMから理解しています: - L1DとL2はECCを提供します - エラーはCPUMERRSR_EL1 / L2MERRSR_EL1経由で報告されます - A72のL1DまたはL2キャッシュアレイにECCエラーを注入するソフトウェアでアクセス可能な方法を見つけられていません   質問: 1) LS1028A(またはこの部分のA72実装)は、L1D/L2にECCエラーを注入するためのソフトウェアアクセス可能な方法を提供していますか? 2) インジェクションがサポートされていない場合、NXPは電源投入時のBITコンテキストでL1/L2 ECCの検出/訂正動作を検証するために何を推奨しますか? Re: LS1028A / Cortex-A72: Is software L1/L2 cache ECC error injection supported? こんにちは、 Q1: LS1028A / Cortex-A72はL1D/L2へのソフトウェアECCエラー注入をサポートしていますか? いいえ — Cortex-A72はL1またはL2キャッシュに対するソフトウェアアクセス可能なECCエラー注入をサポートしていません。 Q2:NXP推奨のL1/L2 ECCの電源オンBIT検証代替案 A72では注入が利用できないため、NXPの立場は、このコア上でL1/L2の直接的なECCエラー注入テストはソフトウェア上で実現不可能であり、このレベルのBITカバレッジを必要とするお客様は以下のアプローチを検討すべきだということです。 1. CPUMERRSR_EL1 / L2MERRSR_EL1 を介して ECC レポートパスを確認します。 2. 未公開のデバッグフックについては直接ARMを参照する 3. ARMのアーキテクチャ検証(デザインレベル保証)に依存する セーフティクリティカルなアプリケーションにおいて、注入が利用できない場合の標準的な業界アプローチは、Arm独自のシリコン検証とSECDED ECCのアーキテクチャ保証に頼ることです。LS1028Aのデータシートには「パリティおよびECC保護された32KBのL1命令と32KBのL1データキャッシュ」および「1MBのL2キャッシュにECC保護付き」と記載されています。ARMのシリコン認定プロセスでは、IPレベルでのECCの正確性が対象となります。 4. 完全なBITカバレッジを実現するために、より新しいコアへの移行を検討する ソフトウェアインジェクタブルECC BITが必須条件(例:IEC 61508 / DO-254準拠)の場合、NXPの新しいCortex-A55ベースのSoC(例:i.MX 93)は、検証とデバッグのために明示的に設計された専用のECCエラー注入レジスタ(例: CODE_CACHE_TAG0_ECC_ERROR_INJEC 、 SYSTEM_CACHE_DATA0_ECC_ERROR_INJEC )を提供しています。A72→A55/A78AE移行経路はNXPが積極的にサポートしています。   よろしくお願いします。
View full article
定时器触发DMA传输 你好, 我目前正在使用MCXN947微控制器。 我尝试通过 CTIMER 匹配中断触发 DMA 数据传输到采样缓冲区。 其思路是通过 DMA 每隔 x 个定时器间隔(具体来说是每隔 10 微秒)将 GPIO 寄存器的状态(具体来说是某些引脚的输入值)写入采样缓冲区。 我可以确认我的GPIO引脚已正确配置为输入。 我可以确认我的计时器工作正常,每 10 微秒触发一次比赛。 我可以确认我的 DMA 传输工作正常,因为缓冲区会被值填满。 我可以确认源地址(GPIO PDIR 寄存器)在 DMA 配置中已正确设置。 我可以确认我的目标地址在 DMA 配置中也设置正确,因为它始终位于缓冲区起始地址和结束地址之间(这意味着它可以正确递增和循环)。 但不知何故,错误的值被复制到了缓冲区中。我在调试器中看到,我尝试传输的寄存器的值为0x00020000 (引脚 17 为高电平,其余引脚为低电平)。但是,我的缓冲区只填充了0秒。这是一个 uint32_t 类型的缓冲区,包含 512 个元素,全部初始化为0xFF 。随着 DMA 传输的增加,整个缓冲区逐渐被0x0填充,而不是预期的0x00020000值(该值永远不会改变 - 引脚 17 始终为高电平)。 你知道这是什么原因造成的吗?或者我可能遗漏了什么? 以下是我的驱动程序配置: 计时器: CTIMER0 kCTIMER_Match_1 CTIMER0_IRQn(中断触发回调是可选的,但我为了调试目的在我的代码中使用它) DMA: DMA0 kDma0RequestMuxCtimer0M1 kINPUTMUX_Ctimer0M1ToDma0Ch8Ena EDMA_0_CH8_IRQn(中断触发回调是可选的,但我为了调试目的在我的代码中使用它) GPIO: GPIO3 端口3 引脚 17 以下是开始采样之前寄存器的状态。 reg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.pngreg_gpio3.png reg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.pngreg_port3.png reg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.pngreg_edma0_ch8.png reg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.pngreg_inputmux0_dma.png reg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.pngreg_inputmux0_timer.png reg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.pngreg_ctimer0.png             MCX N Re: Timer triggers DMA transfer 你好, 由于IP限制,我无法将我的整个项目发送给您。不过,我可以给你一个包含我的设置的小应用程序的 c 文件。GPIO、DMA 和定时器配置与我这边的相同。文件已附上。 Re: Timer triggers DMA transfer 你好@jabitbe2_jcplc 您能否与我们分享一下您的项目?我想尝试重现这个问题,并在我这边进行调查。 谢谢! 此致, 爱丽丝 Re: Timer triggers DMA transfer 你好@jabitbe2_jcplc MCXN947 支持 TrustZone 和网络安全归因控制。 如果访问源自与引脚安全配置不匹配的安全域,则对相应 GPIO 寄存器的读写操作可能无效。 请您确认 GPIO3 引脚 17 对应的位是否配置为允许非安全访问,并再次进行测试? 如果该位当前配置为仅安全,则意外的 GPIO 行为可能与 TrustZone 安全设置有关。 谢谢! BR 爱丽丝
View full article
HSE: MUインストール後の最初の2回のリセット後にエラーコード0x67030001が発生しました 私はFirmware Reference Manual version 2.7の3.2.3.1節に記載されている通り、FULL_MEMモードでMUインターフェース経由でインストールする手順に従っています。 インストールは説明どおりに正常に動作しますが、機能リセット(手順7)を実行すると、HSEエラーコード0x67030001が表示されます。これは2回目のリセット後も続くが、3回目のリセット後には確実に解消される。 いくつか質問があります。 最上位ビットの値(0x6703)は意味を持つのでしょうか? HSEドライバーが起動時にエラー状態に入り、正確に2回リセットすると回復する原因は何でしょうか? そもそも、このエラーが発生した最も可能性の高い原因は何でしょうか? Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install こんにちは、 @Emma_G-gbgさん HSE_Bファームウェア リファレンス・マニュアルに記載されているように、GSRレジスタは致命的および警告イベントを16ビットの最下位ビットでログ付けします。 ビット0~7は致命的なエラーを示します。 ビット8~15は警告(致命的ではない障害)を示します。 上位16ビットはNXPの内部エラー用に予約されています。 お使いのデバイスでビット0が設定されている場合、致命的なエラーが発生し、HSEがシャットダウンしたことを示しています。この状態では、シャットダウンモードから復旧して終了するには、デバイスのリセットが必要です。 FSRレジスタとHSE_CONFIG_GPR3(0x4039C028)の値を教えていただけますか?また、リセットを実行した後、GPR3のHSE_STATUS_INIT_OKフラグが設定されるまで待ちましたか? さらに、 スレッドのS32K3でMU経由でHSEファームウェアをインストールする際の回復問題で、MU経由でHSEファームウェアをインストールするデモも共有されました。参考資料として役立つかもしれません。 BR、VaneB Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 最初の2回のリセット後、値は以下のとおりでした。 HSE_CONFIG_GPR3: 0x10000081 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x67030001 FSR: 0x00400000 そして3回目のリセット後の値は次の通りでした。 HSE_CONFIG_GPR3: 0x000000C1 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x00000000 FSR: 0x09600000   Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install こんにちは、 @Emma_G-gbgさん リセット1と2:FSR = 0x00400000。ビット24(HSE_STATUS_INIT_OK)が設定されていないということは、HSEの初期化がまだ完了していないことを示しています。GSR値0x67030001は、ビット0(HSE_ERR_GENERAL)が設定されていることを示しており、これによりHSEサブシステムのシャットダウンがトリガーされました。 リセット 3: FSR = 0x09600000。ビット24(HSE_STATUS_INIT_OK)が設定され、HSEの初期化が正常に完了したことを示します。GSR値0x00000000は、HSEエラー/警告が報告されなかったことを示しています。 この挙動の原因としては、アプリケーションがHSE初期化が完全に完了する前にクロック初期化、XRDC設定、またはフラッシュ操作を行っている可能性があります。 Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install こんにちは、 @Emma_G-gbgさん XRDCについては、HSE_BファームウェアリファレンスマニュアルRev. 2.7のセクション14.6.3の注を参照してください。 クロックの初期化については、同文書のセクション2.4.2.3.3に記載されています。 Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install ありがとうございます。現在、フラッシュ同期について調べています。 クロックやXRDC initがHSEの立ち上げに影響を与えるとは知りませんでしたが、これはどこで説明されていますか?
View full article
guider1.10.1闪退,在操作过程中会闪退 是win11的电脑,贴图操作过程中随机闪退,有的时候很快闪退有的时候时间长一点再闪退,没有规律 回复: guider1.10.1闪退,在操作过程中会闪退 嗨@shier 谢谢你提供的信息。 GUI Guider v1.10.1 是一个较旧的版本,在 Windows 11 上可能存在兼容性或稳定性问题。 我们建议您升级到最新的 GUI Guider v2.0.1 版本,并检查该问题是否在新版本中仍然存在。 如果使用 GUI Guider v2.0.1 时仍然出现崩溃,请与我们联系并提供任何崩溃日志、屏幕截图或重现问题的步骤,以便我们进一步调查。 BR 哈里
View full article
LS1028A / Cortex-A72: Is software L1/L2 cache ECC error injection supported? I need to confirm whether L1/L2 cache ECC can be tested by injection.   From the Cortex-A72 TRM I understand: - L1D and L2 provide ECC - Errors are reported via CPUMERRSR_EL1 / L2MERRSR_EL1 - I have not found any software-accessible way to inject ECC errors into the A72 L1D or L2 cache arrays   Questions: 1) Does LS1028A (or the A72 implementation on this part) provide any software-accessible way to inject ECC errors into L1D/L2? 2) If injection is not supported, what does NXP recommend for verifying L1/L2 ECC detect/correct behavior in a power-on BIT context? Re: LS1028A / Cortex-A72: Is software L1/L2 cache ECC error injection supported? Hello, Q1: Does LS1028A / Cortex-A72 Support Software ECC Error Injection into L1D/L2? No — the Cortex-A72 does not support software-accessible ECC error injection for L1 or L2 cache. Q2: NXP-Recommended Alternatives for Power-On BIT Verification of L1/L2 ECC Since injection is not available on the A72, NXP's position is that direct ECC error injection testing of L1/L2 is not feasible in software on this core, and customers requiring this level of BIT coverage should consider the following approaches: 1. Verify ECC Reporting Path via CPUMERRSR_EL1 / L2MERRSR_EL1 2. Consult ARM Directly for Any Undocumented Debug Hooks 3. Rely on ARM's Architectural Validation (Design-Level Assurance) For safety-critical applications, the standard industry approach when injection is not available is to rely on ARM's own silicon validation and the architectural guarantee that SECDED ECC is implemented. The LS1028A datasheet confirms "Parity and ECC protected 32 KB L1 instruction and 32 KB L1 data cache" and "1 MB L2 cache with ECC protection."ARM's silicon qualification process covers ECC correctness at the IP level. 4. Consider Migration to a Newer Core for Full BIT Coverage If software-injectable ECC BIT is a hard requirement (e.g., for IEC 61508 / DO-254 compliance), NXP's newer Cortex-A55–based SoCs (e.g., i.MX 93) provide dedicated ECC Error Injection registers (e.g., CODE_CACHE_TAG0_ECC_ERROR_INJEC , SYSTEM_CACHE_DATA0_ECC_ERROR_INJEC ) that are explicitly designed for verification and debugging. The A72 → A55/A78AE migration path is something NXP actively supports.   Regards
View full article
MIFARE Plus EV1(SL3)セクター間違ったトレーラーアクセスバイト、平文通信の破損 こんにちは、皆さん 私はSL3でMifare Plus EV1カードを扱っています。セクタートレーラーのアクセスバイトを設定しているときに誤って間違った値を設定してしまい、そのセクターの通信がうまく機能しなくなりました。 アクセスビットパターン(C1/C2/C3)自体が有効で、5バイト(PlainAC)だけが誤設定されている場合、再認証と書き換えだけでプレーン通信は解決できるのでしょうか?あるいは、平文通信の失敗だけでも、フォーマット違反ロックを引き起こすリスクがあるのだろうか? 以前にこのような問題に遭遇した方はいますか?何か回避策はありますか?それとも、そのセクターを永久的に使用不能とみなすのが唯一現実的な選択肢なのでしょうか? ご意見をいただければ幸いです。 #MIFARE_PLUS_EV1 # ミフェアプラスEV2MIFARE_PLUS_SE_1K  ミファーレ
View full article
HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install I have followed the install procedure for installing through MU interface in FULL_MEM mode, as described in section 3.2.3.1 in Firmware Reference Manual version 2.7. Installing works exactly as described, but when I perform a functional reset (step 7) I get HSE error code 0x67030001. This persists after a second reset but reliably goes away after a third. I have a few questions: Is the particular value of uppermost bits (0x6703) significant? What could cause the HSE driver to enter an error state on startup but recover following exactly two resets? What is the most likely cause for the error in the first place? Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install Hi @Emma_G-gbg  As indicated in the HSE_B Firmware Reference Manual, the GSR register logs fatal and warning events in its 16 least significant bits: Bits 0-7 indicate fatal errors. Bits 8-15 indicate warnings (non-fatal failures). The 16 most significant bits are reserved for NXP internal errors. Since bit 0 is set on your device, this indicates that a fatal error occurred, causing the HSE to shut down. In this state, a device reset is required to recover and exit the shutdown mode. Could you please share the values of the FSR register and HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039C028)? Also, after performing the reset, did you wait until the HSE_STATUS_INIT_OK flag in GPR3 was set? Additionally, in the thread S32K3 recovery issue when install HSE fw via MU, a demo for HSE firmware installation via MU was shared. It may serve as a useful reference. BR, VaneB Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install Hi @Emma_G-gbg  Resets 1 & 2: FSR = 0x00400000. Bit 24 (HSE_STATUS_INIT_OK) is not set, which indicates that HSE had not yet completed its initialization. The GSR value 0x67030001 shows that bit 0 (HSE_ERR_GENERAL) is set, which triggered an HSE sub-system shutdown. Reset 3: FSR = 0x09600000. Bit 24 (HSE_STATUS_INIT_OK) is now set, indicating that HSE completed its initialization successfully. The GSR value0x00000000 shows that no HSE errors/warnings were reported. A possible cause of this behavior could be that the application is performing clock initialization, XRDC configuration, or Flash operations before HSE initialization is fully completed. Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install After the first two resets the values were as follows: HSE_CONFIG_GPR3: 0x10000081 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x67030001 FSR: 0x00400000 Then after the third reset values were: HSE_CONFIG_GPR3: 0x000000C1 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x00000000 FSR: 0x09600000   Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install Hi @Emma_G-gbg  Regarding XRDC, refer to the note in Section 14.6.3 of the HSE_B Firmware Reference Manual, Rev. 2.7. For clock initialization, the relevant information can be found in Section 2.4.2.3.3 of the same document. Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install Thank you, I'm looking into flash synchronization now. I was not aware that clock or XRDC init could affect HSE startup, where is this described?
View full article
HSE:MU 安装后前两次重置后出现错误代码 0x67030001 我已按照固件参考手册 2.7 版 3.2.3.1 节中所述的通过 MU 接口在 FULL_MEM 模式下进行安装的安装程序进行操作。 安装过程完全按照说明进行,但是当我执行功能 RESET(步骤 7)时,出现 HSE 错误代码 0x67030001。第二次重置后问题仍然存在,但第三次重置后就会稳定消失。 我有几个问题: 最高位(0x6703)的特定值是否有意义? 什么原因会导致 HSE 驱动程序在启动时进入错误状态,但在两次 RESET 后恢复? 导致该错误的最可能原因是什么? Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 嗨@Emma_G-gbg 如 HSE_B 固件参考手册中所述,GSR 寄存器在其最低 16 位中记录致命事件和警告事件: 第 0-7 位表示致命错误。 第 8-15 位表示警告(非致命故障)。 最高 16 个有效位用于 NXP 内部错误。 由于您的设备上第 0 位已设置,这表明发生了致命错误,导致 HSE 关闭。在此状态下,需要重置设备才能恢复并退出关机模式。 请问能否提供 FSR 寄存器和 HSE_CONFIG_GPR3 (0x4039C028) 的值?另外,在执行重置后,您是否等到 GPR3 中的 HSE_STATUS_INIT_OK 标志被设置? 此外,在“通过 MU 安装 HSE 固件时出现 S32K3 恢复问题”主题中,分享了一个通过 MU 安装 HSE 固件的演示。它或许可以作为有用的参考资料。 BR,VaneB Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 嗨@Emma_G-gbg 重置 1 和 2:FSR = 0x00400000。第 24 位(HSE_STATUS_INIT_OK)未设置,这表明 HSE 尚未完成初始化。GSR 值 0x67030001 表示位 0 (HSE_ERR_GENERAL) 已设置,这触发了 HSE 子系统关闭。 RESET 3:FSR = 0x09600000。位 24 (HSE_STATUS_INIT_OK) 已设置,表明 HSE 已成功完成初始化。GSR 值 0x00000000 表示未报告任何 HSE 错误/警告。 造成这种行为的一个可能原因是应用程序在 HSE 初始化完全完成之前执行时钟初始化、XRDC 配置或 Flash 操作。 Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 前两次重置后的值如下: HSE_CONFIG_GPR3: 0x10000081 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x67030001 FSR: 0x00400000 第三次 RESET 后的值为: HSE_CONFIG_GPR3: 0x000000C1 DCMRWP1: 0xA5000400 GSR: 0x00000000 FSR: 0x09600000   Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 谢谢,我正在研究闪存同步问题。 我之前并不知道时钟或 XRDC 初始化会影响 HSE 启动,请问哪里有相关说明? Re: HSE: Error code 0x67030001 after first two resets following MU install 嗨@Emma_G-gbg 关于 XRDC,请参阅 HSE_B 固件参考手册第 2.7 版第 14.6.3 节中的注释。 有关时钟初始化的相关信息,请参阅同一文档的第 2.4.2.3.3 节。
View full article
Guider 1.10.1 が動作中にクラッシュします。 Windows 11搭載のパソコンなのですが、画像貼り付け処理中にアプリがランダムにクラッシュしてしまいます。すぐにクラッシュすることもあれば、少し時間がかかることもあり、特に規則性はありません。 回复: guider1.10.1闪退,在操作过程中会闪退 こんにちは@shier 情報ありがとうございます。 GUI Guider v1.10.1は古いバージョンであり、Windows 11では互換性や安定性に問題が生じる可能性があります。 最新のGUI Guider v2.0.1へのアップグレードと、新しいバージョンでも問題が再現可能かどうかを確認することをお勧めします。 GUI Guider v2.0.1でもクラッシュが続く場合は、ご連絡ください。クラッシュログやスクリーンショット、問題再現手順などをご提供いただければ、さらなる調査が可能となります。 BR ハリー
View full article