2411049_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411049_zh-CN

2411049_zh-CN

P71D600 安全元件 SDK?

您好,

我一直在使用SE P71D600,想知道如何查看芯片上预装了哪个SDK。

请问如何验证SDK版本或详细信息?

谢谢。


JCOP ID1JCOP ID2Smart CardRe: P71D600 Secure element SDK ?

您好,您提到的 SDK 版本可能意味着以下几种情况:

  • 如果您指的是该卡的合规级别,那么具体来说是 Java Card 3.0.5 和 Global Platform 2.3,我想这不太可能改变(尽管某些功能和修复可能会随着时间的推移而改变)。
  • 如果您指的是可用的操作系统级别、补丁、模块和操作系统功能等,那么大部分信息都可以通过 GET DATA (IDENTIFY) 命令获取,您可以在 JCOP 4.5 用户指南和管理手册中找到详细信息(需遵守 NDA)。
  • 如果您指的是 ISD 中加载了哪些软件包/库,可以使用 GlobalPlatform GET STATUS 命令读取(无需签署保密协议)。
Re: P71D600 Secure element SDK ?

你好@elgin_1950 ,


根据 P71D600 来看,它是 JCOP 4.5 吗?在 JCOP 4.5 中,我们不称之为 SDK,而是称之为模块和小程序。可以通过读取 OEF 编号或检查确切的类型名称来识别配置。请说明。


祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: P71D600 Secure element SDK ?

嗨@Kan_Li和@makinako ,

感谢您的回复。

是的,你说得对, @Kan_Li,是JCOP 4.5,我的错。让我澄清一下我的问题。

我正在开发一种生物特征匹配算法,其中卡片匹配 (MoC) 功能由第三方供应商提供。恩智浦半导体提供支持不同MoC生物识别服务提供商的产品。例如,MoC 功能可以由 ID3 或神经技术 (NT) 提供。

我的问题是:如何确定特定卡片上已预装了哪个 MoC 解决方案或生物识别提供商?

我拥有这两个提供商的 SDK,可以构建相应的 applet 和模块。但是,我对预装元器件的工作原理以及如何确定卡上存在哪种解决方案感到有些困惑。

请问如何才能识别出这个问题?

谢谢您!



Re: P71D600 Secure element SDK ?

你好@elgin_1950 ,


谢谢你的解释!

要确定特定卡片上已预装了哪个 MoC 解决方案或生物识别提供商,最简单、最可靠的方法是检查卡片的OEF 号码。您可以检查已加载的 OEF,并在 OEF 工具中查看已应用于该设置的配置,从而立即确定是否支持 MoC,如果支持,则确定其版本。OEF (原始设备功能)唯一标识了卡的配置,包括已配置的 MoC 提供商(ID3 或 Neurotechnology)(如有)。您可以从NXP 销售联系人或 FAE 提供的卡片数据表或订购信息中找到此信息。

在支持生物识别的 JCOP 4.5 P71 产品上,您将在卡上看到标准的 JavaCard 生物识别软件包:

  • javacardx.biometry

  • javacardx.biometry1toN

但是请注意,这些软件包的存在本身并不能确认 MoC 支持的有效性——某些配置可能包含这些软件包的占位符版本。您需要与 OEF 配置进行交叉检查,以确认是否存在功能性 MoC 以及配置了哪个提供商。

有关完整的详细技术说明(包括要查找哪些代码包和模块、它们的标识符以及如何验证活动的 MoC 设置),请参阅应用笔记:

AN6844 – JCOP 4 P71 使用卡片匹配功能

该文档可通过 NXP 的安全资源门户获取,需要与 NXP 签署有效的保密协议。如果您还没有访问权限,请联系您的 NXP 销售代表或 FAE 以启动 NDA 流程并索取该文件。

希望这能帮到你!如果您需要进一步的帮助,请随时访问https://support.nxp.com进行后续跟进或提交私人支持案例。

 

祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

 

 


Re: P71D600 Secure element SDK ?

@Kan_Li你好,谢谢你的帮助。我完全理解了你的解释。

但是,由于一些安全方面的考虑,我还有一些问题可能更适合直接通过 NXP 支持部门提出,因为这些问题可能不适合在这里讨论。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-12-2026 02:40 AM
Updated by: