Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? 如题,我希望连续输出时钟,便于我下游设备基于此时钟做数据处理。 Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? 你好@Zhangbohan , 遗憾的是,S32K3 SPI 模块不支持连续 SCK。一种方法是使用“连续传输”: "在主模式下,CONT 信号会在帧大小结束时钳位 PCS 信号,直到收到开始新帧的命令字为止。" 另一种选择是使用 GPIO 作为 CS,并通过软件进行控制。 无论哪种方式,当数据被推送到SPI发送缓冲区时,都会生成SPI SCK信号。如果使用标准驱动器(MCAL 或 RTD),则 SCK 脉冲将由驱动器通过向 FIFO 推送数据来控制,用户无法控制。 据我所知,只有 S32K9-K7-K6 设备的 DSPI 模块支持连续 SCK 模式。摘自S32K39参考手册: Julin_AragnM_1-1785269564354.png 此致, 朱利安 Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? 非常感谢您的回复,我重新评估了我的方案,再请教您一个问题,S32K344,QSPI是否支持DMA传输,我在寄存器层面看到了有相关寄存器;但是在QSPI_IP中,没有使能和通道配置选项;在MCAL层,似乎可以配置。这让我不太确定,是否有QSPI+DMA的支持,是否有相关例程?现有的例程“Mem_43_EXFLS”,我看到里面没有使用DMA。 Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? 你好@Zhangbohan , 是的,QSPI实例支持DMA使用,您可以参考S32K3XX参考手册的78.5.4.1章节了解相关注意事项。 Julin_AragnM_1-1785887187504.png 但是,我目前还没有看到任何 QSPI_IP + DMA 的示例。 此致, 朱利安
記事全体を表示
SE051C2:所有安全对象操作均返回 0x6985,而 GetRandom 操作在相同的身份验证下工作。 问题概括如下 在 **SE051C2** 上,每个操作小程序对象存储的命令都会返回 **0x6985(条件未满足)** — 虽然 `GetRandom` 在*相同* 数据集上成功执行 包括通过武装平台 SCP03 频道进行的会话。 ## 我们的问题 **问题1.这部分内容是否处于“强制平台 SCP”/受限/传输状态? 我们的两个样品都是原样交付的,其中一个是工厂新鲜出炉的。如果 SE051C2 随附 对象存储将被锁定,直到 NXP 平台上的 SCP03 密钥轮换完毕。 如果采用默认设置,就能完全解释以下所有观察结果。如果是这样,那是什么? 离开该州的详细程序文件? **问题2。对象操作是否需要客户密钥(已轮换)平台 SCP03,而不是 默认平台密钥?我们的频道使用默认设置进行身份验证, 显然它承载着流量——但是所有针对它的对象命令都被拒绝。 **问题3。如果 Q1/Q2 的答案是肯定的:我们如何先读取 UNIQUE_ID? 这是一个先有鸡还是先有蛋的问题,彻底阻碍了我们。我们的平台密钥派生需要 它以芯片 UID 作为输入,但 `ReadObject(UNIQUE_ID)` 本身就是被拒绝的函数之一。 命令。对新零件的预期操作顺序是什么? **第四季度。是否有 GET DATA / GET STATUS 命令可以报告小程序的状态? 生命周期/VC状态?**无状态命令对我们来说确实有效,所以如果存在这样的查询 我们可以自己确认零件的状态,而不是靠猜测。 Q5.是什么让这部分明明可以正常工作,却拒绝创建普通物体呢? 对其他人来说呢?在 DeleteAll/0x6985 线程 (mp/1648349) 中,步骤 1 是 `Se05x_API_WriteUserID(... FACTORY_RESET ...)` 返回 **0x9000** — a WriteSecureObject 在仅使用 SCP03 平台的默认会话中成功执行。那是 正是我们遇到的那种命令类型失效了。所以对象写入本质上并非如此 会话门控。区别在于型号/配置(SE051C2 与 SE050),还是 平台密钥仍然是 NXP 的默认值吗? Q6.m-p/1716555 是否是同一根本原因?那里,另一位用户报告说 `Se05x_API_WriteUserID` 返回 `SM_ERR_CONDITIONS_OF_USE_NOT_SATISFIED` — 我们确切的情况 症状——而这个问题似乎还没有得到解答。 **Q7.`kSE05x_ECCurve_NIST_P256` 是否需要显式调用 `Se05x_API_CreateECCurve` 在 SE051C2,还是版本?**(小问题——但我们试过了,即使是 CreateECCurve 也是 拒绝了。) ## 我们测量了什么 | 检查 | 结果 | 含义 | |---|---|---| | `Se05x_API_SELECT` 小程序 | **0x9000** | 已选择 IoT 小程序 | | `Se05x_API_GetRandom`(普通)| 真实熵 | 会话 + 传输工作量 | | 平台 SCP03 身份验证 | **成功** | 默认密钥集匹配 | | **通过 SCP03 频道获取随机数** | **成功,真实熵** | 加密 + C-MAC + 解密已验证 | | 第二个连续执行的命令 | **成功** | 命令计数器保持同步 | | `WriteECKey` NIST P-256(生成) | **0x6985** | | | `WriteECKey` secp256k1(导入) | **0x6985** | `CreateCurve_secp256k1` 首先被调用 | | `WriteECKey` Ed25519(导入) | **0x6985** | 内置曲线,无需 CreateCurve | | `ReadObject(UNIQUE_ID)` | **0x6985** | 不涉及策略参数 | | `WriteBinary_Ver`(带文件策略) | **0x6985** | 文件对象也失败 | | `CreateECCurve(NIST_P256)` | **0x6985** | 甚至连创建曲线的操作都被拒绝 | | `CheckObjectExists` | **0x6985** | 甚至无法检测对象是否存在 | **只有`GetRandom`命令有效。**每个对象存储操作都会返回 0x6985 — 在两个样品上,无论是普通样品还是 SCP03 包装的样品。 ## 已通过实验排除 1. **不是零件。**第二台全新出厂的 SE051C2 表现完全相同。 2. **不是指交通或课程本身。**SELECT 返回 0x9000;GetRandom 返回 real 同一会话的熵。 3. **并非平台SCP03通道损坏或缺失。**身份验证成功 默认密钥集,以及——至关重要的是——对武装人员发出的 `GetRandom` 命令。 通道**返回真实熵,第二个背靠背(命令计数器)也是如此。 同步)。加密 + C-MAC + 响应解密全部验证通过。失败的对象命令 通过我们已验证有效的渠道传输。 4. **并非缺少关键策略。**我们传递了一个真正的 `Se05xPolicy_t` (`ALLOW_SIGN|VERIFY|KA|READ|WRITE|GEN`,authID 0)到每个`WriteECKey`。没有变化。 (无论如何,它都无法解释 UNIQUE_ID 的读取——`ReadObject` 不接受任何策略。) 5. **并非缺失曲线。**`CreateCurve_secp256k1` 在 secp256k1 之前调用 导入时,Ed25519 已内置,`Se05x_API_CreateECCurve(NIST_P256)` 也**可用** 返回 0x6985。 6. **非命令式指令。**无论是在普通会话中还是在其他会话中发出,都会出现相同的 0x6985 错误。 已验证的 SCP03 频道。 7. **并非中间件身份验证版本配置。**重建 `SSS_HAVE_SE05X_AUTH_PLATFSCP03=1`、`SSS_HAVE_SE05X_AUTH_NONE=0` 和 `SSSFTR_SE05X_AuthSession=1`(之前为 NONE / 0)。没有变化。 ## 环境 * 部件:**SE051C2** — 两个样品,一个为全新出厂样品,性能完全相同 * 主机:STM32L562,裸机,TrustZone 安全网络,I2C1 @ 100 kHz,T=1 * 中间件:基于自定义的 NXP Plug & Trust `Se05x_API_*` 供应商提供的中间件 `smCom_TransceiveRaw` 传输(我们自己的 T=1 帧——SELECT 和 GetRandom 证明) 有用)。完整的中间件,**不是** nano-代码包,软件包。 * 平台 SCP03:NXP 默认密钥;身份验证成功并承载流量 SE050 Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti 嗨@winetime , 您是否尝试过在不启用 platformSCP 的情况下执行相同的操作?SE051C默认情况下不需要强制平台 SCP。如果您能提供此问题的 APDU 命令日志,我们将进一步检查。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti 你好 坎, 谢谢 为了 这 快的 回复。 是的——在没有平台 SCP 的情况下进行了测试,这实际上是我们的正常情况。 我们的对象操作运行 前 se051_scp03_open() 被调用,所以他们已经在普通的会话中,并且在那里失败了。之后启动SCP-03平台没有任何区别——仍然是0x6985错误代码。 任何一个 方式。 以下是APDU日志。普通会话,无 SCP-03(CLA=0x80,无 0x04 安全消息传递位;响应是一个裸露的 地位 单词, 不是 (已包装):     TX (11): 80 04 00 27 06 41 04 20 00 F0 30 RX(2):69 85   那是 检查对象是否存在 (INS) 04 MGMT,P2 27,TAG_1 对象ID 0x2000F030) — 只读存在性测试 — 因条件而被拒绝 不是 使满意。 无论我们尝试哪个对象存储命令,无论对象 ID 是什么,都会返回相同的错误代码 0x6985: 检查对象是否存在 WriteBinary_Ver (采用文件策略) 写入EC密钥 (生成并导入;P-256,secp256k1 与 创建曲线_secp256k1 首先,以及 Ed25519), CreateECCurve(NIST_P256),以及 读取对象(UNIQUE_ID) 。 在同一场会议上,这些 工作 美好的: 选择 物联网小程序 → 0x9000 获取随机数 → 真实熵 所以传输和小程序选择都不错;只有对象存储功能比较好。 命令 是 拒绝了。 问题: 什么原因会导致全新出厂的 SE051C2 拒绝工作? 检查对象是否存在 在普通的会话中?我们观察到了相同的行为 在 二 样品 一 品牌 新的 和 绝不 书面 到。 是否有 GET DATA(或类似)查询可以报告小程序的生命周期/配置状态?无状态命令适用于 我们, 所以 我们 能 跑步 它 正确的 离开 和 报告 后退。 设置:SE051C2、STM32L562 裸机主机、I2C 100 kHz、我们自己的 T=1 帧格式(SELECT 和 GetRandom 函数验证了这一点)、完整的即插即用中间件 Se05x_API_* , 不是 纳米代码包,软件包。 Re: SE051C2: all Secure Object operations return 0x6985 while GetRandom works over the same authenti @Kan_Li你好——这个问题到此结束。是我们这边的问题,而且诊断从一开始就是错误的。 开始。**把解决方法贴出来,希望能帮到其他人。   这个零件没问题。我曾经对整个启动过程的 APDU 跟踪进行插桩,而不是仅仅读取。 单个结果显示,一次干净的启动后产生了 83 个 APDU,其中 80 个 APDU 的值为 0x9000 — 对象 创建、secp256k1 密钥生成、 ` ReadObject`和ECDSA 签名功能均正常。 非 0x9000 响应是良性的,并且已经由我们自己的代码处理:   80 01 0B 04 CreateECCurve(secp256k1) -> 6985 曲线已存在 80 01 61 00 WriteECKey > 6A80 对象已存在,类型错误 80 04 00 27 CheckObjectExists -> 9000 80 04 00 28 DeleteSecureObject -> 9000 删除后,80 01 61 00 WriteECKey > 9000 成功   **我当时实际看到的是…… **当我的每一个……时,SE 已经处于楔形状态。 测试启动已启动,这是之前会话遗留下来的。一旦卡住, *每个* APDU 都会返回 0x6985 —包括` GetRandom` 、 ` GetVersion`和` GetFreeMemory` —并且状态仍然存在 MCU RESET、T=1接口RESET,以及重新执行`SELECT`返回0x9000的命令。仅 断电即可清除。所以我报告的每一个测量结果都是楔形体的测量结果,而不是…… 功能被屏蔽了,我的“GetRandom”是唯一有效的命令,而“GetVersion”是 “被拒绝”的说法都是那段历史的产物。抱歉,噪音太大了。   需要说明的是,在正常的启动上,该部件会报告:   * ` GetVersion` → ` 07 02 00 3F FF FF FF` — applet ** 7.2.0 ** , AppletConfig ` 0x3FFF` * ` GetFreeMemory(PERSISTENT) ` → ` 0x3E0C` = ** 15,884字节**可用 * SCP03 平台使用OEF 0005A8FA (SE051C)的默认密钥集进行身份验证。   **或许还有一点值得您评论** ,因为这是我不了解的部分。 我明白这一点,而且这会对我们的运输产生影响:   即使受到阻碍,GP 网络安全-功能域命令仍然有效——`80 50 00 00` INITIALIZE UPDATE 和` 84 82 33 00` EXTERNAL AUTHENTICATE 都返回 0x9000 — 而 IoT 小程序拒绝所有请求。是否存在已记录的具有该形状的小程序错误状态? 有没有办法在不断电的情况下检测或清除它?(已部署的设备) 它无法独立地对其安全元件进行断电重启,因此如果主机可以驱动小程序 陷入这种状态,我们需要知道如何才能摆脱它。   感谢您之前的快速回复。
記事全体を表示
S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0, mex_configuration_15, fee example If you import the example downloaded from the link below as `mex_configuration_14`, an error occurs in the mex environment. https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-MCAL-S32K312-FEE-DS3-5-RTD300/ta-p/1872025 Following the instructions in the mex file, I configured the mex settings in the `mex_configuration_15` format and successfully built the project, but execution is halting at the line `Fee_ExampleAssert(MEMIF_JOB_OK == Fee_GetJobResult());`. Re: S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0, mex_configuration_15, fee example Hello @seop79, The example you are referencing uses RTD 3.0.0 P07, and from the project you've attached, I can see you are using RTD 3.0.0 base package. Can you try updating to P07 and importing the project again? From RTD 3.0.0 release notes, I can see Fee module was released with EAR qualification:  Julin_AragnM_0-1785270296246.png Best regards, Julián
記事全体を表示
ads model hi  i downloaded ads model forMRFE6VS25NR1 but it did not work due to this error Model `FSL_MRFE6VS25N_FET2.FET2M1' (defined in file 'C:/Users/hadih/OneDrive/Desktop/NXP/MRFE6VS25N_Level1_Rev1_DK//circuit/models/fsl_MRFE6VS25N_pkg_netlists.net' around line 31): `FSLRFPK_FET2_v1' is an undefined primitive device. is it broken? this is the element page https://www.nxp.com/products/radio-frequency-rf/legacy-rf/legacy-rf-power/1-8-2000-mhz-25-w-50-v-wideband-rf-power-ldmos-transistors:MRFE6VS25N  Re: ads model Hello hadi3000 Good day! This appears to be you not installing  RF High power Model Kit before using single product model. https://www.nxp.com/products/rf/rf-high-power-models/models-for-ads-keysight-advanced-design-system:RF_HIGH_POWER_MODELS_KEYSIGHT Our models are two part :     RF High power Model Kit     Product Model Design Kit Both parts are required to simulate device. If you already installed the High power Model Kit, please check the TroubleShootingADSInstallation Problems and verify that the FSL_TECH_INCLUDE element exists in the top-level circuit.  You can also find the section on common installation errors here. https://www.nxp.com/docs/en/companyinformation/OVERVIEW_MDL_ADS_DESIGN_KIT.pdf I hope this information has helped you, please let me know if you need help with anything else. Have a great day and best of luck.
記事全体を表示
Parallel RGB LCD interface pins question on RT1064 Hello, Correct me if I am wrong but it seems to me that the RT1064 features 2 LCD interfaces: - one located on the GPIO bus with CLK/HSYNC/VSYNC + up to 24 bits data signals and - another one for 8/16-bit MPU/8080 interface located on the SEMC bus I am using a LCD module having a ILI9341 controller. My plan is to display text and icons, I will not perform video/animation at all. I am not using any external memory on this design, SEMC bus is therefore available. Q1. Which inteface is best for my application ? Q2. On the SEMC bus, where are located the following pins that are needed to interface the ILI9341 in parallel mode : - D/CX - WRX - RDX i.MXRT 106x Re: Parallel RGB LCD interface pins question on RT1064 Hi @batmat, The LCD module that you are referring to as the one based on the GPIO bus is the Enhanced LCD Interface (eLCDIF) module, which is designed specifically for driving displays. The other module would be the Smart External Memory Controller (SEMC) module which can definitely be used to drive certain types of displays, but its design is more specifically for driving of external memories, although most 8080-based displays also fit the SEMC capabilities when this module is combined with the capabilities of the FlexIO pins. The following application describes this functionality: https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search=an-flexio_8080_rt1050 From a quick look at the ILI9341 datasheet, I believe this driver supports several types of interfaces, including the RGB interface that is compatible with the eLCDIF module, the 8080 interface which is compatible with the SEMC module, and even 3/4-line SPI interface, that could be implemented using the LPSPI module. That said, the best recommendation would be whatever fits your performance requirements, and available pinouts. With respect to the SEMC signals, the WRX (write signal) and RDX (read signal) are both defined on specific FlexIO pins. In the case of the aforementioned Application Note, these would be FlexIO2_00 and FlexIO2_01 respectively. The D/CX signal is equivalent to the Register Select (RS) signal to determine if the data lines will send data or command information. BR, Edwin.
記事全体を表示
S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0,mex_configuration_15,费用示例 如果将下面链接中下载的示例导入为 `mex_configuration_14`,则 mex 环境中会发生错误。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-MCAL-S32K312-FEE-DS3-5-RTD300/ta-p/1872025 按照 mex 文件中的说明进行操作, 我按照 `mex_configuration_15` 格式配置了 mex 设置,并成功完成了项目版本,但执行在 `Fee_ExampleAssert(MEMIF_JOB_OK == Fee_GetJobResult());` 这行停止了。 Re: S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0, mex_configuration_15, fee example 你好@seop79 , 您参考,引用的示例使用的是RTD 3.0.0 P07版本,而从您提供的项目文件中,我可以看到您使用的是RTD 3.0.0版本。基础代码包,软件包。您能否尝试更新到 P07 版本并重新导入项目? 从 RTD 3.0.0 开始从版本说明中可以看到,费用模块已获得 EAR 认证: Julin_AragnM_0-1785270296246.png 此致, 朱利安
記事全体を表示
SE051CのMTBF/FIT こんにちは、 部品番号SE051C2HQ1/Z01XDZの部品信頼性データMTBF/FITを共有してください。 よろしくお願いします。 ロネン・D Re: MTBF/FIT for SE051C こんにちは、 @rduek さん。 お客様が当社にご連絡いただいたメールアドレスには、このような情報は提供いたしません。 会社のメールアドレスで登録し、サポートチケットでこの情報を請求してください。 ご理解いただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 カン Re: MTBF/FIT for SE051C 感謝の言葉をいただきました。
記事全体を表示
关于RT1064的并行RGB LCD接口引脚问题 你好, 如果我理解有误请指正,但在我看来,RT1064 似乎有两个 LCD 接口: - 一个位于 GPIO 总线上,带有 CLK/HSYNC/VSYNC 信号以及最多 24 位数据信号 以及 - 另一个用于位于 SEMC 总线上的 8/16 位 MPU/8080 接口 我使用的是一个搭载ILI9341 控制器的 LCD 模块。我的计划是显示文本和图标,不会播放任何视频或动画。此设计中未使用任何外部存储器,因此可以使用 SEMC 总线。 问题1:哪种接口最适合我的应用? Q2. 在 SEMC 总线上,用于以并行模式连接 ILI9341 的以下引脚位于何处: - D/CX - WRX - RDX i.MX RT106x Re: Parallel RGB LCD interface pins question on RT1064 嗨@batmat , 您提到的基于 GPIO 总线的 LCD 模块是增强型 LCD 接口 (eLCDIF) 模块,它是专门为驱动显示器而设计的。 另一个模块是智能外部存储器控制器 (SEMC) 模块,它当然可以用来驱动某些类型的显示器,但它的设计更侧重于驱动外部存储器,尽管大多数基于 8080 的显示器在将此模块与 FlexIO 引脚的功能结合起来时也符合 SEMC 的功能。以下应用程序描述了此功能: https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub?search =an-flexio_8080_rt1050 从 ILI9341 数据手册的快速浏览来看,我认为该驱动程序支持多种类型的接口,包括与 eLCDIF 模块兼容的 RGB 接口、与 SEMC 模块兼容的 8080 接口,甚至还有可以使用 LPSPI 模块实现的 3/4 线 SPI 接口。 也就是说,最好的建议是选择最符合您的性能要求和可用引脚排列的产品。 对于 SEMC 信号,WRX(写入信号)和 RDX(读取信号)均定义在特定的 FlexIO 引脚上。对于上述应用笔记,它们分别是 FlexIO2_00 和 FlexIO2_01。D/CX 信号相当于寄存器选择 (RS) 信号,用于确定数据线是发送数据还是命令信息。 BR, 埃德温。
記事全体を表示
SVD files for S32K3 - license question I would like to release some software which is derived from the S32K388 and S32K344 SVD files. But the SVD files have the following text: Copyright 2016-2024 NXP NXP Confidential and Proprietary. This software is owned or controlled by NXP and may only be used strictly in accordance with the applicable license terms. By expressly accepting such terms or by downloading, installing, activating and/or otherwise using the software, you are agreeing that you have read, and that you agree to comply with and are bound by, such license terms. If you do not agree to be bound by the applicable license terms, then you may not retain, install, activate or otherwise use the software. Is there some way I can put this code into a public repository? Or will I have to put guidance in the repository telling people to download the S32DS and extract the SVD files themselves? Re: SVD files for S32K3 - license question Thank you for your question. Unfortunately, the S32K3 SVD files (S32K344.svd, S32K388.svd) carry an "NXP Confidential and Proprietary" license that does not permit redistribution or publishing of derived works in a public repository. We recommend the following approach: Do not include the SVD-derived code directly in a public repo, as this would likely violate the license terms. Instead, provide build scripts/tooling in your repository and instruct users to download S32DS themselves and extract the SVD files, then run the code generation step locally. If you need explicit permission to publish derived code publicly, please contact your NXP sales representative to request a formal licensing exception. This is the safest path until NXP clarifies or updates the SVD file licensing terms.
記事全体を表示
S32K3用SVDファイル - ライセンスに関する質問 S32K388とS32K344 SVDファイルから派生したソフトウェアをリリースしたいと考えています。しかし、SVDファイルには以下のテキストが含まれています。 著作権 2016-2024 NXP NXP機密かつ独自的な情報。このソフトウェアは所有または管理されています NXPによるものであり、適用される規定に厳密に従ってのみ使用可能です ライセンス条件。明示的にそのような条件を受け入れるか、ダウンロードすることで、 インストール、アクティベート、またはその他の方法でソフトウェアを使用することで、あなたは あなたが読んだこと、そして従うことに同意すること、そして そのようなライセンス条件に縛られています。もしあなたが 適用されるライセンス条件がある場合、保持、インストール、アクティベートができません または、ソフトウェアを使ったほうがいいです。 このコードを公開リポジトリに入れることはCANですか?それとも、リポジトリにS32DSをダウンロードしてSVDファイルを自分で抽出するように指示するガイドを記載する必要があるのでしょうか? Re: SVD files for S32K3 - license question ご質問ありがとうございます。残念ながら、S32K3 SVD ファイル (S32K344.svd、S32K388.svd)本ソフトウェアには「NXP機密および専有」ライセンスが付与されており、派生作品の再配布や公開リポジトリへの掲載は許可されていません。 以下の方法をお勧めします。 SVDから得られたコードを公開リポジトリに直接含めないでください。ライセンス条項に違反する可能性が高いです。 代わりに、リポジトリにビルドスクリプトやツールを提供し、ユーザーにS32DSを自分でダウンロードしてSVDファイルを抽出し、ローカルでコード生成ステップを実行するよう指示してください。 派生コードを公開するために明示的な許可が必要な場合は、NXPの営業担当者にお問い合わせの上、正式なライセンス例外を申請してください。 NXPがSVDファイルのライセンス条項を明確化または更新するまでは、これが最も安全な方法です。
記事全体を表示
S32K344のハードウェアQSPIは、(連続クロック)構成をサポートしていますか? タイトルにあるように、下流のデバイスがこのクロックに基づいてデータを処理できるように、クロックを継続的に出力したいと考えています。 Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? こんにちは@Zhangbohanさん 残念ながら、S32K3 SPIモジュールは連続的なSCKをサポートしていません。一つの選択肢は「連続転送」を使用することです。 「マスターモードでは、CONTは新しいフレームを開始するコマンドワードを受信するまで、フレームサイズの末尾でPCSをアサートした状態を維持します。」 もう一つの選択肢は、GPIOを使ってCSとして機能し、ソフトウェアで制御することです。 いずれの場合も、SPI SCKはSPI TXバッファにデータを送り込む際に生成される。標準ドライバー(MCALまたはRTD)を使う場合、SCKパルスはドライバーによってFIFOにデータをプッシュすることで制御されます。ユーザーはそれをコントロールできません。 私の知る限り、連続SCKモードをサポートしているのはS32K9-K7-K6デバイスのDSPIモジュールだけです。S32K39リファレンスマニュアルより: Julin_AragnM_1-1785269564354.png よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? ご回答いただき、誠にありがとうございます。解決策を再検討した結果、別の質問が浮かびました。S32K344はQSPI経由でのDMA転送をサポートしていますか?レジスタレベルでは関連するレジスタを確認しましたが、QSPI_IPにはイネーブルやチャネル設定オプションがありません。MCALレイヤーで設定できるようです。そのため、QSPI+DMAがサポートされているのか、また関連するサンプルコードがあるのかが不明です。既存のサンプルコード「Mem_43_EXFLS」ではDMAは使用されていないようです。 Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? こんにちは@Zhangbohanさん はい、QSPIインスタンスはDMAの使用をサポートしています。考慮事項については、S32K3XXリファレンスマニュアルの第78.5.4.1章を参照してください。 Julin_AragnM_1-1785887187504.png しかし、QSPI_IPとDMAを組み合わせた例は知りません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
iMXRT1176DVMAA + Macronix MX25U51245G 54フラッシュメモリに関する問題 こんにちは。カスタムボードを扱っているのですが、サプライチェーンの問題により、Macronix MX25U51245G 54 の機能フラッシュを交換する必要があります。ブートローダーROM APIを使用したSFDP検出に関して、問題が発生しているようです。 MIMXRT1176DVMAAを使用したカスタムPCBA フラッシュデバイスをWinbond W25Q512NWEIQからMacronix MX25U51245G 54に変更しました。 FlexSPI1を使用する 1V8電源 仕様内の信号完全性 回路図の接続図は以下のとおりです。 achampoux_0-1785249761617.png achampoux_1-1785249804702.png デフォルトでは、新しいフラッシュではシリアルダウンローダーやLinkServerのどちらでも書き書き/消去操作を正しく行えません。しかし、フラッシュの読み取りはうまくいくようだ。 SDK 25.12.00の例プロジェクトevkbmimxrt1170_flexspi_nor_polling_transfer_cm7をRAM(TCM)で動作させ、ボード/hardware_init.cでカスタムLUTだけを変更したことで、新しいフラッシュで正しく書き込み・読み取り・消去ができました。問題のLUTは以下の通りです: const uint32_t customLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH] = { [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_NORMAL] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x03, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_NORMAL + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x0B, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x0A, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST_QUAD] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0xEB, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST_QUAD + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x0A, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x04 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x06, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASESECTOR] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_SINGLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_SINGLE + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_QUAD] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x38, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_QUAD + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x9F, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x03 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITESTATUSREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01, kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUSREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x05, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASECHIP] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0xC7, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), }; このフラッシュデバイスとブートローダーAPIまたはSFDP検出に関して、既知の問題はありますか? Re: Issue with iMXRT1176DVMAA + Macronix MX25U51245G 54 flash こんにちは、 @achampoux さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! 使用されているフラッシュチップ(MX25U51245G 54)のデータシートを確認したところ、いくつかの独自の機能があるようです。 最も重要な点: 4バイトアドレスモードが永続的 フラッシュローダーによって自動生成されたLUTが、4バイトアドレスモードを使用していない可能性があると推測されます。SDKのfsl_romapiプロジェクトを見て確認することをお勧めします。 ROM_FLEXSPI_NorFlash_GetConfig(instance, &norConfig, &option);   次に、norConfigを取得してその値を確認します。これが問題の原因である場合、ツールによって生成されたFCBヘッダーではなく、シリアルダウンロードモードでカスタムFCBヘッダーを直接使用する必要があります。デバッガー経由でダウンロードする場合は、カスタムダウンロードアルゴリズムを使用する必要があります。   よろしくお願いします、 ギャビン
記事全体を表示
NXP RFEP24-300原理图 我正在维护一个使用 RFEP24-300 的遗留系统。偏见和力量似乎都出现了,但比赛却似乎没有开始。我想排查托盘故障,但我没有任何文件。我可以要一份吗? 如果以上原因都不成立,那可能是因为冷却系统运行不当。有什么方法可以确定最后阶段是否仍在运行? Re: NXP RFEP24-300 schmatic 你好, 感谢您与我们联系。 关于您的询问,请注意,RFEP24-300 已停产,不再提供支持。 由此给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的理解。 Re: NXP RFEP24-300 schmatic 你好, 即使技术支持已停止,设计软件包仍然可以下载。在 RFEP24-300 产品页面的“设计资源”下,有一个名为“印刷电路板和原理图,版本 0,2018 年 6 月”的压缩文件,可免费使用 NXP 帐户下载。即使页面本身已被删除,存档页面通常仍会保留其设计文件很长时间。不过,在最终确定之前,请注意,三级放大器的总增益为 41.6 dB,因此,从输出连接器来看,损坏的前置放大器或驱动放大器看起来是一样的。原理图可以给出每级的静态电流。
記事全体を表示
ADS型号 你好 我下载了适用于MRFE6VS25NR1的广告模型,但由于这个错误而无法正常工作。 模型“FSL_MRFE6VS25N_FET2.FET2M1”(定义于文件“C:/Users/hadih/OneDrive/Desktop/NXP/MRFE6VS25N_Level1_Rev1_DK//circuit/models/fsl_MRFE6VS25N_pkg_netlists.net”中)大约在第 31 行):`FSLRFPK_FET2_v1` 是一个未定义的原始设备。 它坏了吗? 这是元素页面 https://www.nxp.com/products/radio-frequency-rf/legacy-rf/legacy-rf-power/1-8-2000-mhz-25-w-50-v-wideband-rf-power-ldmos-transistors:MRFE6VS25N Re: ads model 你好 hadi3000 再会! 这似乎是因为你在使用单个产品模型之前没有安装射频高功率模型套件。 https://www.nxp.com/products/rf/rf-high-power-models/models-for-ads-keysight-advanced-design-system:RF_HIGH_POWER_MODELS_KEYSIGHT 我们的模型由两部分组成: 射频高功率模型套件 产品模型设计套件 模拟设备需要这两个部分。 如果您已经安装了高功率模型套件,请检查故障排除 ADS 安装问题,并确认顶层电路中是否存在 FSL_TECH_INCLUDE 元素。 您也可以在这里找到有关常见安装错误的部分。 https://www.nxp.com/docs/en/companyinformation/OVERVIEW_MDL_ADS_DESIGN_KIT.pdf 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你今天过得愉快,一切顺利。
記事全体を表示
imx93 无法在 mcimx93evk_ethosu_apps (sdk2.14) 中加载 elf 文件 我需要试用一下 SDK 2.14 的演示版本: mcimx93evk_ethosu_apps 获得精灵后,我将这个精灵加载到m33中。 它失败了: remoteproc remoteproc0:已注册的例外情况不符合请求要求 [ 236.970879] rproc-virtio:探测 rproc-virtio.1.auto失败,错误代码 -12 [ 236.984471] remoteproc remoteproc0:已注册的配置不符合 da 请求 [ 236.992036] rproc-virtio:对 rproc-virtio.2.auto 的探测失败,错误代码为 -12 我不知道发生了什么事。 Re: imx93 cannot load elf in mcimx93evk_ethosu_apps (sdk2.14) 你好@bighero77 , 感谢您联系恩智浦技术支持。 根据 README 文件,您的用例所需的应用程序是 ethosu_apps_rpmsg,而不是 ethosu_apps。 自述文件摘录: 4. Test process --------------- 4.1 Example ethosu_apps_rpmsg is built as .out or .elf and installed in rootfs. In Linux command line, user can run the following command to do inference for the model. #./inference_runner -d /dev/ethosu0 -n mobilenet_v1_1.0_224_pb_int8_vela.tflite -i stopwatch.bmp -l labels.txt -o output_data_detection -t 1080000000 When the examples runs, the log and inference result would be seen on the terminal as below. Send Ping Send version request Send capabilities request Capabilities: version_status:1 version:{ major=0, minor=0, patch=0 } product:{ major=6, minor=0, patch=0 } architecture:{ major=1, minor=0, patch=6 } driver:{ major=0, minor=16, patch=0 } macs_per_cc:8 cmd_stream_version:0 custom_dma:false Create network Create inference Wait for inferences Inference status: success Detected: jinrikisha, confidence:70 Detected: horse cart, confidence:70 Detected: academic gown, confidence:70 Detected: howler monkey, confidence:70 For other demos, such as face recognition, please refer to the user manual. 4.2 Example ethous_apps is built as .bin. In U-Boot prompt, user can run the following command to do inference for the conv2d op model. u-boot=> tftp 0x80000000 ethosu_apps.bin;cp.b 0x80000000 0x201e0000 0x20000;bootaux 0x201e0000 0 When the example runs, the log and inference result would be seen on the terminal as below. Initialize Arm Ethos-U Inference status: success 根据文档,如果您的目标是使用 /dev/ethosu0 从 Linux 运行推理,那么 ethosu_apps_rpmsg 是要使用的正确应用程序。 此致, 亚历杭德罗·加西亚
記事全体を表示
IMX95LPD5EVK-19 的 Windows 10/11 IoT 企业版支持和安装步骤 您好,NXP团队, 我们有一套NXP i.MX95 19mm×19mm评估套件,详情如下: EVK:IMX95LPD5EVK-19 踢脚板标记:IMX95LPD5BB-19 REV B 预期安装目标:板载 eMMC 我们希望在该板上安装Windows 10/11 IoT 企业版 ARM64 ,最好是Windows 10/11 IoT 企业版 LTSC 2024 。 请问 IMX95LPD5EVK-19 是否支持 Windows 11 IoT 企业版? 如果支持,请分享官方电路板支持包、所需的软件包以及完整的安装或刷写程序,以便我们参考将 Windows 安装到板载 eMMC 上。 我们正在寻找 IMX95LPD5EVK-19 的官方、经过验证的指南。 谢谢。 问候, 贾西姆 Windows 10 IoT 企业版 Re: Windows 10/11 IoT Enterprise support and installation procedure for IMX95LPD5EVK-19 感谢@yipingwang的确认。 据了解,目前还没有公开发布的版本或官方支持的 Windows 10/11 IoT 企业版电路板支持包。或针对 IMX95LPD5EVK-19 的板级验证安装程序。 我们将监测 NXP Windows IoT 电路板支持包。版本页面,以了解未来是否会对 i.MX95 提供支持。 谢谢。 Re: Windows 10/11 IoT Enterprise support and installation procedure for IMX95LPD5EVK-19 目前,我们无法找到任何公开版本或官方记录的适用于 IMX95LPD5EVK-19 的 Windows 10/11 IoT 企业版电路板支持包。当前 NXP Windows IoT 支持页面和 Microsoft Windows IoT 支持矩阵列出了对 i.MX8 系列设备和 i.MX93 EVK 的支持,但没有列出 i.MX95 EVK。因此,目前我们无法提供 IMX95LPD5EVK-19 的官方 Windows 安装程序、电路板支持包代码包,软件包或板级验证的刷写指南。如果 NXP 为 i.MX95 提供 Windows 支持,预计会通过 NXP Windows IoT 电路板支持包。版本页面和相应的版本说明发布。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/windows-10-11-iot-enterprise-for-i-mx-applications-processors:IMXWIN10IOT
記事全体を表示
MTBF/FIT for SE051C Hi, Please share the component reliability data MTBF/FIT for p/n:SE051C2HQ1/Z01XDZ Thanks Ronen.D Re: MTBF/FIT for SE051C Hi @rduek , we do not provide this kind of information to the email address you are contacting us from. Please register with your company email address and then you can request this information via support ticket. Thank you for your kindly understanding. Kind Regards, Kan Re: MTBF/FIT for SE051C I received thanks.
記事全体を表示
Does the S32K344's hardware QSPI support (Continuous Clock) configuration? As the title suggests, I want to continuously output a clock so that my downstream devices can process data based on this clock. Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? Hello @Zhangbohan, Unfortunately, S32K3 SPI module does not support continuous SCK. One option is to use the "Continuous Transfer": "In Master mode, CONT keeps the PCS asserted at the end of the frame size, until a command word is received that starts a new frame." Another option is using a GPIO to act as CS and controlled by software. In either way, the SPI SCK is generated when pushing data into the SPI TX buffer. If you use standard driver (MCAL or RTD), then the SCK pulse will be control by driver through pushing data to FIFO. The user can't control it. As far as I know, only S32K9-K7-K6 devices' DSPI module support continuous SCK mode. From S32K39 Reference Manual: Julin_AragnM_1-1785269564354.png Best regards, Julián Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? Thank you very much for your reply. I have re-evaluated my solution and have another question. Does the S32K344 support DMA transfer via QSPI? I see relevant registers at the register level; however, there are no enable or channel configuration options in QSPI_IP; it seems configurable at the MCAL layer. This makes me unsure whether QSPI+DMA is supported, and if there are any relevant examples. The existing example "Mem_43_EXFLS" doesn't seem to use DMA. Re: S32K344的硬件QSPI,是否支持(连续时钟/ Continuous SCK)的配置? Hello @Zhangbohan, Yes, QSPI instance does support DMA usage, you can refer to chapter 78.5.4.1 from the S32K3XX Reference Manual for considerations.  Julin_AragnM_1-1785887187504.png However, I am not aware of any QSPI_IP + DMA examples. Best regards, Julián 
記事全体を表示
S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0、mex_configuration_15、料金例 以下のリンクからダウンロードしたサンプルを`mex_configuration_14`としてインポートすると、mex環境でエラーが発生します。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-MCAL-S32K312-FEE-DS3-5-RTD300/ta-p/1872025 mexファイルの指示に従って、 `mex_configuration_15`形式でmex設定を構成し、プロジェクトを正常にビルドしましたが、`Fee_ExampleAssert(MEMIF_JOB_OK == Fee_GetJobResult());`の行で実行が停止します。 Re: S32DS3.5 S32K312 RTD3.0.0, mex_configuration_15, fee example こんにちは、@seop79 さん。 あなたが言及している例はRTD 3.0.0 P07を使っており、添付されたプロジェクトからもRTD 3.0.0を使用していることがわかります基本パッケージ。P07にアップデートしてプロジェクトを再度インポートしてみることはできますか? RTD 3.0.0以降リリースノートでは、FeeモジュールがEARの資格付きでリリースされているのが見えます: Julin_AragnM_0-1785270296246.png よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
iMXRT1176DVMAA + Macronix MX25U51245G 54 闪存存在问题 您好,我们正在使用定制电路板,由于供应链问题,我们需要更换 Macronix MX25U51245G 54 的功能闪存。我怀疑在使用引导加载程序 ROM API 进行 SFDP 发现时遇到了问题。 使用 MIMXRT1176DVMAA 的定制 PCBA 将闪存设备从 Winbond W25Q512NWEIQ 更换为 Macronix MX25U51245G 54 使用 FlexSPI1 1V8电源 信号完整性符合规范 以下是电路连接示意图: achampoux_0-1785249761617.png achampoux_1-1785249804702.png 默认情况下,使用新的闪存,我无法使用串行下载器或 LinkServer 正确执行写入/擦除操作。读取闪存数据似乎可行。 我通过修改 SDK 25.12.00 中的示例项目 evkbmimxrt1170_flexspi_nor_polling_transfer_cm7,使其在 RAM (TCM) 上运行,并仅修改板/hardware_init.c 中的 customLUT,成功地在新闪存上实现了写入/读取/擦除操作。以下是相关的 LUT: const uint32_t customLUT[CUSTOM_LUT_LENGTH] = { [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_NORMAL] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x03, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_NORMAL + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x0B, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x0A, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST_QUAD] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0xEB, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READ_FAST_QUAD + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_DUMMY_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x0A, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x04 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x06, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASESECTOR] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_SINGLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_SINGLE + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_QUAD] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x38, kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x20 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_PAGEPROGRAM_QUAD + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_4PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READID] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x9F, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x03 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITESTATUSREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01, kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x02 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUSREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x05, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x01 ), [4 * NOR_CMD_LUT_SEQ_IDX_ERASECHIP] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0xC7, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0 ), }; 该闪存设备与引导加载程序 API 或 SFDP 发现是否存在已知问题? Re: Issue with iMXRT1176DVMAA + Macronix MX25U51245G 54 flash 嗨@achampoux , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 我查看了您正在使用的闪存芯片(MX25U51245G 54)的数据手册,发现它似乎有一些独特的功能。 最重要的是: 4字节地址模式永久启用 我怀疑 flashloader 自动生成的 LUT 可能没有使用 4 字节地址模式。我建议您查看SDK中的fsl_romapi项目来验证这一点。 ROM_FLEXSPI_NorFlash_GetConfig(instance, &norConfig, &option);   接下来,检索 norConfig 并检查其值。如果这确实是问题所在,您需要在串行下载模式下直接使用自定义 FCB 标头,而不是使用工具生成的标头。通过调试器下载时,需要使用自定义下载算法。   此致, 加文
記事全体を表示