以下のリンクからダウンロードしたサンプルを`mex_configuration_14`としてインポートすると、mex環境でエラーが発生します。
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-MCAL-S32K312-FEE-DS3-5-RTD300/ta-p/1872025
mexファイルの指示に従って、
`mex_configuration_15`形式でmex設定を構成し、プロジェクトを正常にビルドしましたが、`Fee_ExampleAssert(MEMIF_JOB_OK == Fee_GetJobResult());`の行で実行が停止します。
こんにちは、@seop79 さん。
あなたが言及している例はRTD 3.0.0 P07を使っており、添付されたプロジェクトからもRTD 3.0.0を使用していることがわかります基本パッケージ。P07にアップデートしてプロジェクトを再度インポートしてみることはできますか?
RTD 3.0.0以降リリースノートでは、FeeモジュールがEARの資格付きでリリースされているのが見えます:
よろしくお願いします、
ジュリアン