2399755_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2399755_ja-JP

2399755_ja-JP

S32K3用SVDファイル - ライセンスに関する質問

S32K388とS32K344 SVDファイルから派生したソフトウェアをリリースしたいと考えています。しかし、SVDファイルには以下のテキストが含まれています。


著作権 2016-2024 NXP

NXP機密かつ独自的な情報。このソフトウェアは所有または管理されています
NXPによるものであり、適用される規定に厳密に従ってのみ使用可能です
ライセンス条件。明示的にそのような条件を受け入れるか、ダウンロードすることで、
インストール、アクティベート、またはその他の方法でソフトウェアを使用することで、あなたは
あなたが読んだこと、そして従うことに同意すること、そして
そのようなライセンス条件に縛られています。もしあなたが
適用されるライセンス条件がある場合、保持、インストール、アクティベートができません
または、ソフトウェアを使ったほうがいいです。

このコードを公開リポジトリに入れることはCANですか?それとも、リポジトリにS32DSをダウンロードしてSVDファイルを自分で抽出するように指示するガイドを記載する必要があるのでしょうか?

Re: SVD files for S32K3 - license question

ご質問ありがとうございます。残念ながら、S32K3 SVD ファイル (S32K344.svd、S32K388.svd)本ソフトウェアには「NXP機密および専有」ライセンスが付与されており、派生作品の再配布や公開リポジトリへの掲載は許可されていません。

以下の方法をお勧めします。

  • SVDから得られたコードを公開リポジトリに直接含めないでください。ライセンス条項に違反する可能性が高いです。
  • 代わりに、リポジトリにビルドスクリプトやツールを提供し、ユーザーにS32DSを自分でダウンロードしてSVDファイルを抽出し、ローカルでコード生成ステップを実行するよう指示してください。
  • 派生コードを公開するために明示的な許可が必要な場合は、NXPの営業担当者にお問い合わせの上、正式なライセンス例外を申請してください。

NXPがSVDファイルのライセンス条項を明確化または更新するまでは、これが最も安全な方法です。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: