Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS ARM 2.2 issue After installing S32DSARM 2.2 on Windows 11, the following error message appears. The default project cannot be opened either. Re: S32DS ARM 2.2 issue Hi@ yeSerrui After installing S32 DS, you also need to install the RTM SDK, as shown below. Senlent_1-1785739865237.png In the project browsing box on the left, right-click "new" to select the included example. Senlent_0-1785739821338.png
View full article
NFC Cockpit 下载 大家好!不好意思问个傻问题,请问哪里可以下载适用于我的CLRC 663的NFC Cockpit? 软件页面上找不到相关信息: Screenshot_474.png
View full article
NXP MIMXRT1062DVL6Bに関するヘルプ/質問 NXP MIMXRT1062DVL6B おもちゃのデザインについて。 ユニット番号:NXP MIMXRT1062DVL6B に関して 強力な600MHz CortexM7を搭載しているので、私には必要以上の性能かもしれません。 私はそれを2語のフレーズを認識するためだけに利用しています。VIT + 2つのマイク+カスタムウェイクフレーズを安定して動作させる、最も安価なNXPプロセッサはありますか? ご相談のため、[email protected]までメールをいただければ幸いです。 Re: NXP MIMXRT1062DVL6B help/questions こんにちは、 @toy_maker さん。 ご質問ありがとうございます! VITが提供するサポート対象部品番号のリストを参照してください。 Gavin_Jia_0-1785724846969.png また、このスレッドの議論も参考になるはずです:https://community.nxp.com/t5/MCX-Microcontrollers/Wake-Word-and-Voice-command-engines/m-p/2054222 MCXNに関する詳細情報については、関連するコミュニティフォーラムに質問を投稿することをお勧めします。ありがとう! よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
LPC55xx API Hello, for a new project I want to use LPC550x microcontroller with IAR Embedded Workbench: in the past I have used other LPC MCU (LPC1317, LPC1788, LPC1788) Now i read everywhere that some functions can be managed only by using API but I don't understand how to use them; are these function available only with MCUXPRESSO? I would like to avoid API and write my own code but I don't fine the C code of these API. For example CAP BANK for oscillators are only documented with API so if I don't use API I can't use these CAP BANK. Is it correct? I have a big confusion in my mind about this. Can anyone help me? It's for my job Best regards. Re: LPC55xx API Hello @Lor75  For newer NXP MCUs, including the LPC55xx series, we recommend using the MCUXpresso SDK drivers, which include both APIs and source code. You can download the SDK from: https://mcuxpresso.nxp.com/builder?hw=LPCXpresso55S06&rel=943  For detailed instructions, please refer to: https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-lpc55s06-evk-evaluation-board:GS-LPC55S06-EVK?section=get-software   Additionally, the LPC55xx series is supported by MCUXpresso IDE, which is free to use with no restrictions on functionality or code size. You can download MCUXpresso IDE from: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE  If still have any question, please feel free to contact me. Thank you.  BR Alice
View full article
GUI Builder 2.0生成图片代码bug lqdjdy_0-1785631623960.png lqdjdy_1-1785631779772.png lqdjdy_2-1785631867575.png 生成的宏名带空格 Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug Hello @lqdjdy , 感谢你的帖子。试试看把图片的名字从face-id改成face_id能解决吗? BR Celeste Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug 是的,图片名称不能带中横线 Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug 感谢您的确认。我会向 SW 团队提出建议,在图片名称包含异常字符时弹出异常提示。
View full article
LPC55xx API こんにちは、 新しいプロジェクトでは、LPC550xマイクロコントローラとIAR Embedded Workbenchを使いたいと考えています。過去には他のLPC MCU(LPC1317、LPC1788、LPC1788)を使っていました どこでも「APIでしか管理できない関数もある」と読んだのですが、どう使えばいいのか分かりません。これらの機能はMCUXPRESSOでしか使えないのでしょうか? APIを使わずに自分でコードを書きたいのですが、これらのAPIのC言語コードが見つかりません。例えば、オシレーター用のCAP BANKはAPIでしかドキュメント化されていないので、APIを使わなければこれらのCAP BANKは使えません。それは正しいですか? これについて、私は大きな混乱を抱えています。 どなたか助けてくれませんか?仕事のためです よろしくお願いいたします。 Re: LPC55xx API こんにちは、 @Lor75さん LPC55xxシリーズを含む新しいNXP MCUでは、APIとソースコードの両方を含むMCUXpresso SDKドライバの使用を推奨します。 SDKは以下からダウンロードできます: https://mcuxpresso.nxp.com/builder?hw=LPCXpresso55S06&rel=943  詳細な手順については、以下を参照してください。 https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-lpc55s06-evk-evaluation-board:GS-LPC55S06-EVK?section=get-software さらに、LPC55xxシリーズはMCUXpresso IDEでサポートされており、機能やコードサイズに制限なく無料で使用できます。 MCUXpresso IDEは以下からダウンロードできます: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE  もし質問があれば、どうぞ気軽にお問い合わせください。ありがとう。 BR アリス
View full article
NXP MIMXRT1062DVL6B 帮助/问题 NXP MIMXRT1062DVL6B 关于玩具设计。 关于您的设备编号:NXP MIMXRT1062DVL6B 它配备了强大的 600MHz CortexM7 处理器,这可能超出了我的需求。 我用它来识别两个单词的短语。NXP 是否有价格最低的处理器能够可靠地运行 VIT + 两个麦克风 + 自定义唤醒词? 欢迎通过电子邮件联系,以便我们进一步讨论:[email protected] Re: NXP MIMXRT1062DVL6B help/questions 嗨@toy_maker , 谢谢你的提问! 请参考VIT提供的受支持零件编号列表。 Gavin_Jia_0-1785724846969.png 此外,这个帖子里的讨论应该会有帮助: https://community.nxp.com/t5/MCX-Microcontrollers/Wake-Word-and-Voice-command-engines/mp/2054222 有关 MCXN 的更多信息,我们建议您在相关的社区论坛中发布您的问题。谢谢你! 此致, 加文
View full article
NXP MIMXRT1062DVL6B help/questions NXP MIMXRT1062DVL6B regarding toy design. In regards to your unit number: NXP MIMXRT1062DVL6B a powerful 600MHz CortexM7 and it may be more then I need. I am using it to only to recognize a two word phrase. IS there a least expensive NXP processor that can reliably run VIT + two microphones + a custom wake phrase? Would appreciate an email to discuss: [email protected] Re: NXP MIMXRT1062DVL6B help/questions Hi @toy_maker , Thanks for your questions! Please refer to the list of supported part numbers provided by VIT. Gavin_Jia_0-1785724846969.png Also, the discussion in this thread should be helpful: https://community.nxp.com/t5/MCX-Microcontrollers/Wake-Word-and-Voice-command-engines/m-p/2054222 For more information about MCXN, we recommend that you post your question in the relevant community forum. Thank you! Best regards, Gavin
View full article
NFC Cockpit download Hi all! Sorry for stupid question, but where i can download NFC Cockpit  for my CLRC 663? Cant see on software page : Screenshot_474.png
View full article
NXP layoffs? Apparently a lot of people were laid off yesterday and more layoffs are coming this week and next. Anyone know anything about this? Power
View full article
GUI Builder 2.0の画像生成コードのバグ lqdjdy_0-1785631623960.png lqdjdy_1-1785631779772.png lqdjdy_2-1785631867575.png 生成されたマクロ名にはスペースが含まれます。 Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug こんにちは、 @lqdjdy さん。 投稿ありがとうございます。「face-id」という画像ファイル名を「face_id」に変更すれば問題は解決するでしょうか? BR セレステ Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug はい、画像名にはハイフンを含めることはできません。 Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug ご確認いただきありがとうございます。画像名に特殊文字が含まれている場合にエラーメッセージを表示するよう、ソフトウェアチームに提案いたします。
View full article
S32DS ARM 2.2 issue windows 11 安装S32DSARM 2.2安装后提示以下错误  也打开不了默认的 工程 Re: S32DS ARM 2.2 issue Hi@yeSerrui 安装完S32 DS,还需要安装RTM SDK,如下所示 Senlent_1-1785739865237.png 在左侧工程浏览框中,右键new可选择自带的例程 Senlent_0-1785739821338.png
View full article
GUI Builder 2.0 image generation code bug lqdjdy_0-1785631623960.png lqdjdy_1-1785631779772.png lqdjdy_2-1785631867575.png The generated macro name includes spaces. Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug Hello @lqdjdy , Thanks for your post. Would renaming the image from "face-id" to "face_id" solve the problem? BR Celeste Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug Yes, image names cannot contain hyphens. Re: GUI Builder 2.0生成图片代码bug Thank you for your confirmation. I will suggest to the SW team that an error message be displayed when the image name contains abnormal characters.
View full article
NFC Cockpitのダウンロード こんにちは、みんな!馬鹿な質問で申し訳ありませんが、CLRC 663用のNFCコックピットはどこでダウンロードできますか? ソフトウェアページには見当たりません: Screenshot_474.png
View full article
LPC55xx API 你好, 我打算在一个新项目中使用 LPC550x 微控制器和 IAR Embedded Workbench:过去我使用过其他 LPC MCU(LPC1317、LPC1788、LPC1788)。 现在我看到很多资料都说有些功能只能通过 API 来实现,但我不知道该如何使用它们;这些功能是否只有 MCUXPRESSO 才有? 我想避免使用 API 而自己编写代码,但我找不到这些 API 的 C 代码。例如,振荡器的 CAP BANK 仅通过 API 进行了文档说明,因此如果我不使用 API,就无法使用这些 CAP BANK。这样说对吗? 我对此感到非常困惑。 请问有人能帮帮我吗?这是为了我的工作 顺祝商祺! Re: LPC55xx API 你好@Lor75 对于较新的 NXP MCU,包括 LPC55xx 系列,我们建议使用 MCUXpresso SDK 驱动程序,其中包含 API 和源代码。 您可以从以下位置下载 SDK: https://mcuxpresso.nxp.com/builder?hw=LPCXpresso55S06&rel=943  详细说明请参阅: https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-lpc55s06-evk-evaluation-board:GS-LPC55S06-EVK?section=get-software 此外,MCUXpresso IDE 支持 LPC55xx 系列,并且免费使用,对功能或代码大小没有任何限制。 您可以从以下网址下载 MCUXpresso IDE: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE  如果您还有任何疑问,请随时与我联系。谢谢。 BR 爱丽丝
View full article
NXPのレイオフ? 昨日、多くの人が解雇されたようで、今週と来週もさらに多くの解雇が予定されている。これについて何か知っている人はいますか? パワー
View full article
恩智浦裁员? 显然,昨天很多人被裁员,而且本周和下周还会有更多人被裁员。有人知道这件事吗? 电源
View full article
S32DS ARM 2.2 の問題 Windows 11にS32DSARM 2.2をインストールした後、以下のエラーメッセージが表示されます。 デフォルトのプロジェクトも開くことができません。 Re: S32DS ARM 2.2 issue こんにちは、@ yeSerrui S32 DSをインストールした後、以下に示すようにRTM SDKもインストールする必要があります。 Senlent_1-1785739865237.png 左側のプロジェクト参照ボックスで、「新規」を右クリックして、付属のサンプルを選択します。 Senlent_0-1785739821338.png
View full article
采用LCU互补PWM和死区时间实现6步BLDC换向的推荐方法是什么? 大家好, 我正在使用S32K311 开发一个三相无刷直流电机六步换向项目: 用于 PWM 生成的 eMIOS TRGMUX 拉库 GD3000闸门驱动器 RTD 5.0.0 我的相位映射图是: U_HS = eMIOS ch0 U_LS = eMIOS ch1 V_HS = eMIOS ch2 V_LS = eMIOS ch3 W_HS = eMIOS ch4 W_LS = eMIOS ch5 我使用以下 LUT 值: #define LCU_LUT_OFF 0x0000U #define LCU_LUT_PWM 0xAAAAU #define LCU_LUT_INV_PWM 0x5555U #define LCU_LUT_ON 0xFFFFU 最初,我通过在每个扇区动态更改查找表 (LUT) 来实现换向: Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); V+ / W- 示例: Emios_Pwm_Ip_SetDutyCycle(EMIOS_INSTANCE, PWM_CHANNEL_V_HS, activeDuty); LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_HS].Value = LCU_LUT_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_LS].Value = LCU_LUT_INV_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_W_LS].Value = LCU_LUT_ON; Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); 出现了一个奇怪的问题: 如果在循环之前配置一次 V_HS,则会出现 PWM。 进入换向循环并反复调用 Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl() 后,V_HS 停止切换,而其他通道继续工作。 这让我不禁思考,动态同步 LUT 更新是否是电机换向的正确方法。   我的主要问题 对于S32K311 + GD3000 ,推荐的架构是什么? 3对互补的PWM对 死时间插入 六步换算 安全切换 我应该: 保持 LCU LUT静态(PWM / INV_PWM),仅通过改变LCU 输出使能/覆盖状态来执行换向? 是否使用 Lcu_Ip_SetOutputLutControl()(立即更新)代替 Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl()? 完全避免动态 LUT 重写?   死时间问题 我想利用 LCU 生成具有死区时间的互补 PWM 。 预期方法是否为: 使用 eMIOS 仅生成 3 个基本 PWM(U、V、W), 将它们通过 TRGMUX 路由到 LCU, 使用固定 LUT:HS = 0xAAAA LS = 0x5555 在LCU输出/滤波器设置中配置死区时间, 然后仅更改每个换向扇区的输出启用/覆盖设置? 如果 NXP 有示例(RTD 或 MBDT)演示了带有 LCU 互补 PWM 和死区时间插入的 6 步 BLDC ,我将非常感激您提供参考,引用。 谢谢! Re: Recommended way to implement 6-step BLDC commutation with LCU complementary PWM and dead time? 您好@Esakki 您可以参考以下链接中的电机解决方案,您可以在此页面找到演示代码和应用程序节点: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 例如,在 BLDC 的六步法中,改变电机的旋转方向通常不是通过更新 LCU 的状态来实现的,您可以查看我们的演示代码和应用程序节点。
View full article
S32K311 LCUの立ち上がり/立ち下がりフィルタのデッドタイムが、2µsから1µsに短縮されることがあります。 こんにちは、NXP チームの皆様、 私はRTD 5.0を搭載したS32K311を使用しています。 PWM信号はeMIOS0によって生成され、 LCU0の出力に直接送られます。 eMIOS0_CH0 -> LCU0_OUT0 eMIOS0_CH1 -> LCU0_OUT1 eMIOS0_CH2 -> LCU0_OUT2 eMIOS0_CH3 -> LCU0_OUT3 eMIOS0_CH4 -> LCU0_OUT4 eMIOS0_CH5 -> LCU0_OUT5   LCUは、立ち上がり/立ち下がりフィルタを使用してデッドタイムを挿入するように構成されています。   設定 MCU:S32K311 RTDバージョン:5.0 PWMソース: eMIOS0 デッドタイム生成:LCU上昇/下降フィルタ ハイサイドチャネルのライズフィルター = 192 ローサイドチャネルのフォールフィルター = 192 設定デッドタイム = 2 µs 観察された行動 ほとんどのスイッチングイベントは、予想 される2μsのデッドタイムを生み出します。 しかし、時折、一方の遷移(立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ)のデッドタイムが、2 µs ではなく約1 µsしかない場合があります。これは、PWM周波数とデューティサイクルが変化しない状態で断続的に発生します。 添付のロジックアナライザのキャプチャ画像に、この動作が示されています。 質問 LCUの上昇/下降フィルターを使用した場合、このような変動は想定されるものですか? eMIOSの出力とLCUフィルタの間には、同期に関する要件はありますか? LCUフィルターは内部同期やクロックドメイン交差によってプログラム遅延を時折短縮することはありますか? S32K311の立ち上がり/立ち下がりフィルタに関して、既知の制限事項や不具合はありますか? 何かアドバイスをいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 Re: S32K311 LCU Rise/Fall Filter Deadtime Occasionally Reduced from 2 µs to 1 µs こんにちは、 Esakkiさん。 1. あなたの値 192 = 2 µs  LCUフィルターのティック値は約: 2us / 192 = 10.4167 ns -> 1/ 10.4167 ns = 96MHz、 有効なLCU/周辺クロックやプリスケーラが変化したり、想定と異なるクロックが選択された場合、実際の遅延は変わります。 2. オシロスコープを用いてテストする方が正確で、波形は外部静電容量リアクタンスに関連しています。大きな静電容量リアクタンスも波形の不安定性を引き起こすことがあります。
View full article