2401169_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2401169_ja-JP

2401169_ja-JP

NXP MIMXRT1062DVL6Bに関するヘルプ/質問

NXP MIMXRT1062DVL6B

おもちゃのデザインについて。

ユニット番号:NXP MIMXRT1062DVL6B に関して

強力な600MHz CortexM7を搭載しているので、私には必要以上の性能かもしれません。

私はそれを2語のフレーズを認識するためだけに利用しています。VIT + 2つのマイク+カスタムウェイクフレーズを安定して動作させる、最も安価なNXPプロセッサはありますか?

ご相談のため、[email protected]までメールをいただければ幸いです。



Re: NXP MIMXRT1062DVL6B help/questions

こんにちは、 @toy_maker さん。

ご質問ありがとうございます!

VITが提供するサポート対象部品番号のリストを参照してください。

Gavin_Jia_0-1785724846969.png

また、このスレッドの議論も参考になるはずです:https://community.nxp.com/t5/MCX-Microcontrollers/Wake-Word-and-Voice-command-engines/m-p/2054222

MCXNに関する詳細情報については、関連するコミュニティフォーラムに質問を投稿することをお勧めします。ありがとう!

よろしくお願いします、
ギャビン



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-03-2026 02:29 AM
更新者: