Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
NTAG213用の生産プログラミング治具の構築に関するガイダンスを探しています こんにちは、皆さん。 当社はNTAG213チップを自社製品に組み込んでおり、現在テスト段階にあります。量産化に向けて、チップの実装→書き込み→読み出し/検証→出荷という、インライン生産フロー全体を処理できるプログラミング治具(またはテスト治具)を構築する予定です。 私たちは以下の事項に関する助言やドキュメントを求めています。 NTAG213向け生産用NFCプログラミング治具の設計および運用に関するベストプラクティス 本番環境における書き込み/検証サイクル中の重要な考慮事項またはよくある落とし穴 治具を製作する前に知っておくべき推奨ツール、リファレンスデザイン、またはNXPのリソースはありますか? 製造段階で書き込みエラーや不良チップを確実に検出・処理する方法 生産現場でNTAG213を使用した経験をお持ちの方からのアドバイスをいただければ大変ありがたいです。まだ初期段階なので、基礎的なアドバイスをいただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いします。 Re: Looking for guidance on building a production programming fixture for NTAG213 こんにちは、 @Lee0130さん NTAG213ドキュメントは公開されており、製品ページからダウンロード可能です。 私たちはRFIDディスカバーをお勧めします。これはNFCタグの設定、プログラミング、データ検証に便利なソフトウェアツールで、開発と本番テストの効率化に役立ちます。 また、Taplinx アプリケーション TapLinx SDK for MIFARE、NTAG、ICODE、UCODE | NXP Semiconductors
查看全文
来自 MC33879BPEK 的咨询 您好。 我想咨询一下MC33879BPEK这款零件。 那个部件现在要停产了吗? 该网站称该商品可供购买。 不过,卖家告诉我,这款产品将来会停产。 我想确切地了解这款产品是做什么用的,如果它已经停产了,我需要一款替代产品。 有许多电路都是采用该元件设计的。 请查看一下。 祝您愉快 Re: Inquiries from MC33879BPEK guoweisun_0-1781501110207.png 没有合适的替换零件。 Re: Inquiries from MC33879BPEK 你没有打算做个替换品吧? (希望我们有可更换的零件。) 那么,最后下单的时间是什么时候? Re: Inquiries from MC33879BPEK HI 是的,该产品即将停产,且目前尚无推荐的替代品!
查看全文
S32K328でのマルチコア有効化後のHSE_Bサービス応答なし問題 NXPテクニカルサポートチーム様 S32K328プラットフォームでマルチコア操作を有効にした後、HSE_Bサービスがハングアップ(応答なし)する問題について、技術的なサポートをお願いしたくご連絡いたしました。 1. 環境とセットアップ - MCU: S32K328 (デュアル Cortex-M7 + HSE_B) - 設定ツール:EB tresos(MCAL設定用) - コアロール: M7_0 と M7_1 は Autosar-OS と同時に実行されます。 M7_0は、メッセージ記述子用の共有SRAMを使用してHSE_Bと通信します。 2. XRDCおよびペリフェラルの設定(テスト用) 権限の問題を切り分けるために、非常に寛容な構成を適用しましたが、M7_0とHSE_Bを単一のドメインにグループ化するか、別々のドメインに分離するかに関わらず、症状は同じままです。 - メモリ構成: すべてのSRAM領域へのフルアクセスが許可され、特定のPFLASH/DFLASH領域がHSEに割り当てられます。 - 周辺機器設定 (PDAC): CONFIGURATION_GPR、PFC/PFC_ALT、FMU/FMU_ALT、および MU_0 / MU_1 にフルアクセス権限が割り当てられています。 3. ブートシーケンス アプリケーションは以下の起動シーケンスに従います。 3.1 M7_0 ブート → クロック初期化。 3.2 HSE STATUS が INIT_OK であることを確認します。 3.3 リソースマネージャの初期化(XRDC セットアップ用の RM_Init)。 3.4 ペリフェラルの初期化 3.5 M7_1 (コア 1) を開始します。 3.6 OSを起動する。 4.問題の説明と症状 M7_0とM7_1はどちらもOS環境内で正常に起動し、動作します。しかし、その後HSEサービスリクエストが呼び出されると、HSEは応答せず、ハングアップ状態になる。ハング発生時のレジスタの状態は以下のとおりです。 - XRDC登録状況: XRDC_DERRLOC[3]が0x00020000に変更されます。 ただし、DERR_W3_0/1/2 レジスタまたは DERR_W3_16/17/18 レジスタにはエラー値は記録されません。 - メッセージングユニット(MU_0)ステータス: MU_0_TSRレジスタでは、フラグTE1とTE2は「空でない」状態のままで、クリアされません。 MU_0_FSRレジスタでは、F3フラグは変更されません。 5. 質問 5.1 XRDC_DERRLOC[3]がシフトしているにもかかわらず、DERR_W3_xレジスタに特定のエラーの詳細が表示されない場合、この動作を引き起こしている原因は何でしょうか?これは、HSE内部のDMAまたはバスマトリックス構成による暗黙的なアクセス違反に関連している可能性がありますか? 5.2共有SRAMはMPUによって明示的にキャッシュ不可として構成されているにもかかわらず、HSEがディスクリプタを読み取ることを妨げるような、既知のマルチコア制約やOS環境下での隠れたキャッシュ動作はありますか? 5.3 HSE_STATUS_INIT_OK チェックまたはコア 1 の起動に関連して、RM_Init (XRDC 初期化) の実行タイミングに関する既知の制約または前提条件はありますか? 5.4 MU送信ステータスレジスタ(TE1/TE2)がスタックし、HSEが記述子を処理しない理由を特定するために、どのような手順または追加のレジスタを確認する必要がありますか? このボトルネックを解消するためのご意見やご指導をいただければ大変ありがたく存じます。 よろしくお願いいたします。 Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 こんにちは、 @NewbieNerd さん HSEは常に回答を返すことになっている。応答がない場合、HSEはシャットダウンモードに移行した可能性が高いです。これは致命的なエラーが発生した場合に起こります。例えば、アクセス権限の不足、ダブルビットECCエラー、無効なアドレスなどが原因でHSEがデータを読み書きできない場合。 これは、MU_0のGSRレジスタを読み取ることで確認できます。ビット「0」が設定されている場合、HSEはシャットダウンモードです。 XRDCでエラーの詳細を確認するには、「19.7.3.2」の項に従う必要があります。S32K3リファレンスマニュアルの「ドメインアクセス違反エラーの処理」を参照してください。 ステップ2では、DERRレジスターの詳細を確認することが重要です。 lukaszadrapa_0-1781595767701.png デバッグを迅速に行うには、MDA_W0_0_DFMT0にDID=3を書き込むことで、Cortex-M7_0 / Cortex-M7_0_debugをドメイン3に移動できます(S32K328ではHSEは常にドメイン3にあります)。 lukaszadrapa_1-1781595783033.png すると、DERR に詳細が表示されます (これは、HSE によって何らかのエラーが発生したときにデバッガーで確認した例です)。DID = 0 の場合は、これは表示されませんでした。 lukaszadrapa_2-1781595820048.png これは何が問題だったのかの手がかりになるはずだ。 もう一つ重要な点は、HSE_STATUS_INIT_OKが設定された後にXRDCを有効にする必要があるということです。これはHSE FWリファレンスマニュアルに明記されています。 lukaszadrapa_3-1781595871145.png よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 迅速なご返信ありがとうございます。ご要望いただいた開発環境の具体的なバージョン情報は以下のとおりです。 1. ソフトウェアおよびファームウェアのバージョン - HSEファームウェア: S32K358_0_2_40_0 注:このバージョンを使用しているのは、ドキュメントにS32K328派生版をサポートしていると明記されているためです。    -  RTD (リアルタイム・ドライバ):  AUTOSAR リリースバージョン: 4.7.0、ソフトウェアバージョン:3.0.0 2. 開発ツールチェーン IDE: このプロジェクトではS32DSを使用していません。 設定ツール:EB tresos Studioは、すべてのMCAL設定に使用されています。 EB tresos バージョン: 27.1.0 3. 追加情報 私は現在、ホスト側(Cortex-M7)の開発を主導しています。私たちは既に、この行動について社内のHSE FW開発チームと徹底的に協議し、合意形成を図っています。しかしながら、HSE FWの観点からは根本原因や異常は見つからなかったため、これはマルチコア/OSの初期化中に発生したホスト側のランタイム構成または同期の問題である可能性が高いと推測されます。 あなたのご指導のもと、正確なボトルネックを特定できることを心から願っております。EB tresosプロジェクトから、さらに設定ダンプやレジスタキャプチャが必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いいたします。 Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 使用されているHSEファームウェアのバージョン、RTDおよびS32DSのリビジョンを具体的にご指定いただけますでしょうか?ありがとう Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 貴重なデバッグガイドと洞察をありがとうございました。 ご提案いただいた件について、さらに調査を行い、弊社側で以下の結果を確認いたしました。これらの調査結果を共有し、ツール構成の制約を回避する方法についてご助言をいただきたく存じます。 1. RTDバージョンの明確化 前回のやり取りでお伝えしたとおり、現在弊社では以下のものを使用しています。 - RTDソフトウェアバージョン:3.0.0 - AUTOSAR リリースバージョン: 4.7.0 2. EB tresos構成制約(ドメイン割り当て) S32K328では、HSEはドメイン3に恒久的に割り当てられているとおっしゃっていましたね。 しかし、EB tresos (v27.1.0) ではRTD 3.0.0 環境プラグインの場合、リソースマネージャ(RM)の構成構造では、ドメイン2(ドメインID 0、1、2)までしか割り当てることができません。 NewbieNerd_0-1781602735443.png 設定ツールではドメインの最大数が2に制限されているため、EB tresosを介してドメイン3にマスター/スレーブを適切に設定または割り当てることはできません。 質問:S32K328派生機種のEB tresosでドメイン3の設定を公式に有効化するRTDバージョンまたはパッチを具体的に教えていただけますか?それとも、実行時コードを使ってXRDCレジスタを手動でオーバーライドする必要があるのでしょうか? 3. XRDCエラーレジスタの状態(DERRLOCとDERR_Ww_iの比較) リファレンス・マニュアルの手順に従って、エラー状態中に以下の動作を確認しました。 XRDC_DERRLOC[3]はダンプによって0x00020000としてキャプチャされますが、周辺機器ビューではキャプチャされません(DERRLOC[3]は存在しません)。 しかし、エラー処理の手順に従ったにもかかわらず、すべてのDERR_Ww_iレジスタは0のままです。 ご指摘のとおり、DERRに詳細情報が不足しているのは、ホストコア(Cortex-M7_0)が別のドメイン(例えば、DID=0または1)で動作しているため、ドメイン3(HSE)によって生成されたエラーログを読み取ることができないことが原因のようです。 4. 実行タイミングの検証 ブートシーケンスを再確認した結果、HSE_STATUS_INIT_OKが設定された後にXRDCが明示的に有効になっていることを確認しました。これはHSE FWリファレンスマニュアルの要件に準拠しています。 5.指導依頼 上記のツール制約により、Cortex-M7_0またはそのデバッグマスターをEB tresos内のドメイン3に容易に移動できないため、以下の点についてアドバイスをいただけますでしょうか。 MCALの初期化を壊さずに、デバッグのためにMDA_W0_0_DFMT0を強制的にDID=3にオーバーライドする適切な方法はありますか? RTD 3.0.0において、ドメイン0/1からドメイン3のエラーレジスタを検査するための既知の回避策はありますか? 引き続きサポートいただき、誠にありがとうございます。 Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 ドメイン3が欠落していることは、RTD 3.0.0における既知の問題です。バージョン4.0.0以降で修正されています。推奨される解決策は、RTDを最新バージョンにアップグレードすることです。そうでなければ、XRDC レジスタの書き換え、構成ファイルの書き換え、新しい RTD で構成ファイルの生成、そしてそれをプロジェクトで使用するなど、何らかの回避策を手動で実装する必要が生じます。しかし、これは一時的な応急処置に過ぎず、推奨されるクリーンな解決策は、新しい RTD を使用することです。 「19.7.3.2」の項によるとドメインアクセス違反エラーの処理」では、エラーハンドラのためにドメインを再設定するのが一時的であるべきです。この段階では、デバッガーを使ってDIDを修正し、エラーの詳細を読み取れるようにしてみるのが良いでしょう。 MU_0のGSRレジスタのビット0が設定されていることを確認しましたか? よろしくお願いいたします。 ルーカス
查看全文
MC33879BPEKからの問い合わせ こんにちは、 MC33879BPEKという部品について問い合わせたいのですが。 その部分は今後廃止されるのですか? サイトには購入可能と記載されている。 しかし、販売者からは将来的に販売終了になると知らされました。 それが具体的にどのような製品なのか知りたいです。もし販売終了になったのであれば、代替製品が必要です。 この部品を使って設計された回路は数多くあります。 ぜひチェックしてみてください。 良い1日を。 Re: Inquiries from MC33879BPEK guoweisun_0-1781501110207.png 交換に適した部品がありません。 Re: Inquiries from MC33879BPEK 代替品を作る予定はないですよね? (交換可能な部品があるといいのですが。) では、最後の注文はいつですか? Re: Inquiries from MC33879BPEK HI はい、サポート終了となり、代替品も推奨されません。
查看全文
TRGMUX 技术支持 - MCXE316 我正在尝试使用 TRGMUX 方法将比较器 LPCMP0 的输出路由到 emios0_CH7 的输入(配置为输入捕获)。我正在使用 MCXE316 设备。我的问题之一在于理解输入/输出以及弄明白相关术语,而第二个问题我认为是 PERI_TRGMUX.h 中的一个错误。文件。 我将 emiOS0 通道 7 配置为简单的输入捕获,分配给物理引脚后可以正常工作。但是,我希望改用 LPCMP0 比较器的输出来触发输入捕获。因此,我应该能够让 TRGMUX 将比较器的输出路由到 EMIOS0_7 的输入捕获的输入。 我看了参考手册所附的 MCXE31_TRGMUX_connectivity.xlsx 文件,在左边看到 " 输入数字 ",我假设这是输入 TRGMUX 的。我看到那里列出了 LPCMP_0_COUT,输入数为 5,这应该就是我想要的。在顶部,我看到"、EMIOS_0_ipp_ind_emios_ch[7]、" ,并且在其上方看到输出寄存器编号为9。我还注意到,第5、6和9频道也显示了同样的数字。 那么,我的第一个问题 —— 如何告诉 TRGMUX LPCMP0 触发信号输出进入通道 7 而不是 5、6 或 9?我知道 TRGMUX 寄存器的内部有 SEL0、SEL1、SEL2 和 SEL3 —— 我是否要用其中一个来选择信道?如果是这样,这是如何映射的(例如 SEL0 对应通道 5 等),还是有其他映射方式,抑或根本没有映射?我查阅了说明书,但没找到相关内容。 我推测 SEL3 对应第 7 通道(仅作测试),于是尝试使用 SDK 中的 TRGMUX 方法——以下是我的调用序列:   TRGMUX_SetTriggerSource(TRGMUX, kTRGMUX_Emios0_1, kTRGMUX_TriggerInput2, kTRGMUX_SourceLpcmp0 ); 以 TRGMUX 为寄存器基础,ktrgmux_emios0_1 是 emiOS0 的 TRGMUX 寄存器(定义值为 9),ktrgmux_triggerInput2 是寄存器的 SEL2 输入,ktrgmux_sourcelPCMP0 是触发器的来源(定义值为 5)。 问题在于,该例程会在该方法内部抛出严重错误。以下是该方法的实际 SDK 代码: status_t TRGMUX_SetTriggerSource(TRGMUX_Type *base, uint32_t index, trgmux_trigger_input_t input, uint32_t trigger_src) { uint32_t value; status_t status;   value = base->TRGCFG[index]; if (0U != (value& TRGMUX_TRGCFG_LK_MASK)) { status = kStatus_TRGMUX_Locked; } else { /* 由于 TRGCFG 寄存器中的所有 SEL 位字段长度相同,因此使用 SEL0 的掩码来 访问其他 SEL * 位字段。*/ value = (value& ~((uint32_t)TRGMUX_TRGCFG_SEL0_MASK<< (uint32_t)input)) | ((trigger_src& (uint32_t)TRGMUX_TRGCFG_SEL0_MASK)<< (uint32_t)input); base->TRGCFG[index] = value;    status = kStatus_Success; }   返回状态; } 该例程在第一行发生崩溃: value=base->TRGCFG[index]; 查看调试输出后,似乎 TRGCFG 数组从未被初始化——该变量在 PERI_TRGMUX.h 中定义其结构如下: /** TRGMUX - 寄存器数组大小 */ #define TRGMUX_TRGCFG_COUNT 40u /** TRGMUX - 寄存器布局类型定义 */ typedef struct { __IO uint32_t TRGCFG[TRGMUX_TRGCFG_COUNT]; /**< TRGMUX ADC12_0 寄存器..TRGMUX CM7_RXEV 寄存器,数组偏移量:0x0,数组步长:0x4,有效索引:[0-1, 3, 6-18, 21-39] */ } TRGMUX_Type; 我就是找不到TRGCFG到底是在哪里定义的。在调试器中,整个数组的40个元素都被设置为199661,这显然是垃圾数据。我正在访问第 9 个元素(索引为 9)。 那么我的第二个问题是:我使用这种方法是否正确,我的假设是否合理,还是SDK例程本身存在问题? 电路板设计 启动 ROM | 启动配置 | 闪存 时钟|计时器 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 你好@brucebowling  谢谢你的帖子! 您对 TRGMUX SELx 工作原理的理解是正确的:EMIOS0_0 对应第 1 至 4 通道,EMIOS0_1 对应第 5 至 7 通道以及第 9 通道,如 TRGMUX_connectivity.xlsx 所示,第 0 和第 8 通道不可用。  此外, 我这边成功复现了该问题。我将进行内部核查,并提供任何有助于解决此问题的相关信息。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 我想了解一下关于 SDK 和 TRGMUX 函数是否有任何新的反馈? 由于 TRGMUX 每个外设只有一个寄存器,我尝试使用以下一行代码直接写入: *(volatile uint32_t *)0x40080024UL = 0x00050000UL; 根据 RM,TRGMUX 基地址为 0x4008_000,TRGMUX_eMIOS0_1 寄存器偏移量为 0x24,绝对地址为 0x40080024。LPCMP0_COUT 的 SELx 字段为 0x05 - 我将其上移到 SEL2 位位置(位 16:23)。锁定位应为 0(从 RESET 开始,即解锁状态),我将其保持解锁状态。 这一行代码每次都会导致硬故障崩溃(故障不精确)。我尝试修改其他 SELx 位置,但仍然崩溃。我尝试在设置 eMIOS 和 LPCMP 之前分配此权限,也尝试在完成外围设备设置之后分配,但每次都会崩溃。 这让我产生了一些疑问,但我似乎在手册中找不到答案: 1)你是在初始化和启用外设之前还是之后设置 TRGMUX 链接? 2) TRGMUX 是否有任何模块时钟或类似设备?我知道在启用时钟之前访问模块可能会导致像我遇到的这种硬故障。我没有看到任何具体的东西,而且我的理解是 TRGMUX 寄存器是每个外设的一部分,所以启用外设的时钟也应该会启用任何所需的 TRGMUX 时钟? 谢谢你的帮助。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 是的,添加这行时钟代码纠正了硬故障和 SDK 方法。我提出的直接编码方法也同样有效。 因此,一般来说,您需要启用 TRGMUX 时钟并设置 IMCR 寄存器,同时调用 SDK 方法进行 TRGMUX 连接。这样,LPCMP 就能正确触发 eMIOS 输入捕获。 感谢大家的支持。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 好的,崩溃问题仍然存在,但进一步研究发现,我需要在设置 TRGMUX 之前设置 SIUL2 IMCR 寄存器。在参考手册附带的 IOMUX xls 文件中,我看到对于 eMIOS0_CH[7],需要将 SSS 位设置为 4 才能选择 TRGMUX_INT_OUT38,这是通过 SIUL_IMCR567 完成的(由于命名中的 512 偏移量,需要从 567 中减去 512)。以下是我用来实现此功能的代码行,后面是设置 TRGMUX 的代码行: SIUL2->IMCR[55] = SIUL2_IMCR_SSS(4); *(volatile uint32_t *)0x40080024UL = TRGMUX_TRGCFG_SEL3(kTRGMUX_SourceLpcmp0); 我仍然遇到 TRGMUX 硬故障。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 嗨@brucebowling 很抱歉回复晚了。 我们注意到 TRGMUX 时钟默认情况下未启用。在时钟被禁用时尝试访问 TRGMUX 寄存器会导致 HardFault。你猜对了,钟表不见了。 请在调用 TRGMUX_SetTriggerSource 之前添加以下代码行? CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Trgmux); 这项更改解决了我的问题。 作为参考,您可以在 SDK 中找到 TRGMUX 的使用示例: 板/frdmmcxe31b/demo_apps/mc_pmsm/pmsm_enc 请告诉我这是否解决了您的问题,或者您是否还有其他关于TRGMUX的问题。
查看全文
启用猎鹰模式 - iMX8MP_EVK 你好, ,我需要在 Yocto 分支 6.12-walnascar 中为iMX8MP_EVK启用 Falcon 模式。但是,根据 AN14641 文档,m eta-imx-fastboot 层仅在 lf-6.6.36 -2.1.0-s 安全版本中可用分支。如何将此层移植到我的 walnascar 分支并启用 Falcon 模式? 请在这里帮忙... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用以下命令。 uuu -b emmc_all - .rootfs.wic 例如: $ uuu-b emmc_all imx-boot-imx95evk-sd.bin-flash_all core-image-minimal-imx95evk.rootfs.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你好,Tipingwang, 感谢您的回复。 我正在尝试启用 Falcon 模式,并已按照AN14641 中提供的步骤操作,但在烧录过程中遇到了问题。 根据README 文件,刷机步骤如下(适用于 eMMC): unzstd -[安全启动]- .rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic uuu -b emmc 我的启动内存是 eMMC。我尝试使用以下命令刷写镜像: sudo ./uuu-d-v-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic 然而,在执行过程中,烧录过程因以下错误而失败: sudo ./uuu-d-v-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic 适用于 NXP IMX 芯片的 uuu(通用更新工具)—— libuuu_1.5.243-5-g124d086   内置配置: Pctl 芯片 Vid Pid BcdVersion 序列号 ================================================== SDPS:MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS:MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS:MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS:MX28 0x15a2 0x004f SDPS:MX815 0x1fc9 0x013e SDPS:MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS:MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS:MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS:MX93 0x1fc9 0x014e SDPS:MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS:MX95 0x1fc9 0x015d SDPS:MX95 0x1fc9 0x015c SDPS:MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS:MX952 0x1fc9 0x0028 SDP:MX7D 0x15a2 0x0076 SDP:MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP:MX6D 0x15a2 0x0061 SDP:MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP:MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP:MX6UL 0x15a2 0x007d SDP:MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP:MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP:MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP:MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP:MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP:MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV:SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV:SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU:SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV:SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK:0x066f 0x9afe FBK:0x066f 0x9bff FBK:0x1fc9 0x0153 FB:0x0525 0xa4a5 FB:0x18d1 0x0d02 FB:0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB:0x0483 0x0afb FB:0x1d6b 0x0104   运行内置脚本:   uuu_version 1.4.149   # @_flash.bin           | 引导加载程序,可从 WIC 镜像中提取 # @_image [_flash.bin]| 将 WIC 镜像写入 eMMC。     # 当 i.MX6/7、i.MX8MM、i.MX8MQ 时,将运行此命令 SDP:启动-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # 当 ROM 支持流模式时,执行此命令 # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS:启动-scanterm-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # SDPU 将被弃用。请使用 SDPV 而不是 SDPU # { SDPU:延迟 1000 SDPU:写入-f imx-启动-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-偏移量 0x57c00 SDPU:跳转 - 扫描限制 0x800000 # }   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # 如果 (SPL 支持 SDPV) # { SDPV:延迟 1000 SDPV:写入-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV:跳转 - 扫描限制 0x800000 # }     FB:ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev${emmc_dev} FB:ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB:flash -raw2sparse all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic FB:flash-scanterm-scanlimited 0x800000 引导加载程序 imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk FB:ucmd 如果 env 存在 emmc_ack;那么;否则 setenv emmc_ack 0;fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB:已完成     等待已知的 USB 设备出现... 新的 USB 设备已连接到 1:2-152 E1000D9DE520A 1:2-152 E1000D9DE520A > 启动 cmd: sdps:启动-scanterm-f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 14%1:2-152E1000D9DE520A>HID(W) 识别失败:LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.07s) 上面附有详细的 uuu 日志以供参考。 能否请您指导一下将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC 的正确步骤,或者告诉我是否遗漏了任何必要的步骤或配置? 预先感谢您的支持。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 猎鹰模式与安全启动不兼容, 但 在 lf-6.12.20-2.0.0-secure 上,您无法使用提供的 Yocto 流程将安全启动与 Falcon 模式一起启用 关于 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch 适用于 i.MX8MP EVK → 强烈推荐 如果您在早期启动期间不使用以太网,则不是严格要求的 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 王一平,您好, 感谢您的回复。 我还有几个问题需要进一步澄清。根据提供的信息,分支 lf-6.12.20-2.0.0-secure 支持 Falcon 模式 v2,但安全 启动被标记为尚不支持。 由于安全启动是我的 i.MX8MP 平台的要求,如果我使用这个分支,猎鹰模式能否正常运行,或者在启用安全启动时猎鹰模式不兼容? 对于 i.mx8MP EVK,我是否需要应用补丁 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch,还是根据用例是可选的? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你可能不需要自己从 lf-6.6.36-2.1.0-secure 移植该层。公开的 nxp-imx-support/meta-imx-fastboot GitHub 仓库中已经显示了一个名为 lf-6.12.20-2.0.0-secure 的分支。 请参阅https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-fastboot中的 README 文件 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙看看这个链接: 。我正在使用 UUU 刷写 eMMC。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK Screenshot from 2026-06-16 14-28-09.png 根据我在 NXP 论坛上找到的这张图片,看来在此情况下,UUU 工具可能不支持对 eMMC 进行刷写。你能否建议使用支持 F alc on 的操作系统刷新 eMMC 设备的适当方法? 在您之前的回复中,您建议使用以下命令: < uuu -b emmc_all - .rootfs.wic> 我 尝试了这种方法,但又遇到了相同的错误: HID(W) 失败:LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) (20.07s) 能否请您指导一下正确的刷写流程,或者在启用 Falcon 模式的情况下,刷写 eMMC 所需的替代工具或步骤? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 之前的回复中您给出了IMX95FRDM的参考命令,请问该IMX95FRDM是否启用了Falcon功能? 这里可以看到我在 Yocto - IMX8MP 中完成的工作。 1) meta-imx-fastboot - lf-6.12.20-2.0.0-secure - Github_Link 2)已将此元数据添加到我的源代码 - Github_Link 3)并遵循了所有指示。 AN14641文件。 4)我遵循的Bitbake命令: bitbake -c clean linux-imx && bitbake -c clean imx-启动 && bitbake -c clean u-boot-imx && bitbake -c clean imx-atf && bitbake -c clean imx-image-core bitbake -c compile linux-imx && bitbake -c compile imx-启动 && bitbake -c compile u-boot-imx && bitbake -c compile imx-atf && bitbake -c compile imx-image-core bitbake linux-imx && bitbake imx-启动 && bitbake u-boot-imx && bitbake imx-atf && bitbake imx-image-core 5) 案例 1: sudo ./uuu-b emmc_all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失败 0 1:2-152E1000 1/ 1 [=================100%=================] SDPS: 启动 -scanterm -f /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic -scanlimited 0x800000 案例二: sudo ./uuu-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失败 1 1:2-152E1000 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: 启动 -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 重要提示:我需要将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC 存储。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮帮我,我卡在这里了。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我在 IMX95FRDM 上验证了以下命令,没有问题,请参考我的日志。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -lsusb 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 已连接的已知 USB 设备 路径芯片专业版视频 PID BCD版本 序列号 ==================================================================== 2:4 MX95 SDPS:0x1FC9 0x015D 0x0002 61F49AAB2DCB4DDF C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx95-15x15-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失败 0 1:2-61F49AAB 8/ 8 [完成] FB:完成 2:4-61F49AAB 3/ 3 [=================100%=================] SDPV: jump -scanlimited 0x800000 C:\Users\nxa22585> Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请注意,uuu 仅用于将图像编程到 eMMC 中,它不会检查图像的内容。 我怀疑你的 uuu 命令本身有问题。 你从哪里下载的uuu? 请从https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases下载最新版本的 UUU 请下载Windows版本UUU进行验证。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 你好一平湾 我也尝试在 Windows 系统上使用 UUU 工具,但结果还是一样——它仍然无法用于刷新 eMMC。我已附上 UUU 日志。 但是,当我将同一个支持 Falcon 的操作系统刷入 SD 卡时,它就能正常启动和运行。这证实了图像本身和猎鹰配置都是有效的。 我的问题是: 为什么我无法将这个支持 Falcon 的镜像刷入 eMMC ,即使同样的镜像在 SD 卡上可以正常刷入? 除了使用 UUU 之外,还有其他推荐的方法或方法可以将支持 Falcon 的操作系统刷入 eMMC吗? 请问在这种情况下,有哪些官方支持或可靠的eMMC刷写方法? Screenshot 2026-06-22 122141.png Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK Screenshot 2026-06-22 171137.png 上面你可以找到UUU的日志, 命令=> .\uuu.exe -b emmc C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 但它在 eMMC 上无法正常工作,同样的镜像在 SD 卡上却可以正常工作。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请尝试以下命令 uuu.exe -b emmc_all C :\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 然后把结果再发给我一次。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 这里可以看到输出结果, PS C:\Users\vvdn\Sanjiv\uuu_source-uuu_1.5.243\uuu-uuu_1.5.243\uuu> .\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失败 1 1:3-152E1000 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: 启动 -scanterm -f C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-b... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用您的 Windows 版本 UUU 执行以下命令,并将结果发送给我,以便我进行进一步调查。 uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我在 IMX8MP_EVK 目标板上验证过,对 eMMC 进行编程没有问题,请参考以下日志。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失败 0 2:4-0F0B9800 8/8 [完成] FB:完成 C:\Users\nxa22585> 请从附件中提取我的图片,并仅执行以下命令。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk 如果仍然失败,则可能是目标板上的 EMMC 本身存在问题。 您可以使用以下 emmc 命令来检查是否可以在 u-boot 中向 emmc 写入内容。 用法: mmc 读取地址块# cnt mmc 写入地址 blk# cnt mmc 擦除 blk# cnt Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请仅尝试使用 UUU 将默认启动映像写入 emmc 是否可行。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请帮忙…… @yipingwang Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 是的, @yipingwang , 当我在版本过程中加入 meta-imx-fastboot 层时,刷写过程就会卡住。但是,如果我移除 meta-imx-fastboot 层,就可以成功地将镜像刷写到 eMMC 中。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 我有一个问题@yipingwang,这是启用 Falcon 的图像吗? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请查看附件。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@Sanjiv_Mns 6.12.20 电路板支持包。 未实现meta-secure-boot Yocto 层。由于 meta-imx-fastboot 层依赖于 meta-secure-boot,因此 lf-6.12.20-2.0.0-secure 分支没有实现安全启动。 如果您需要在 Linux 系统中使用以太网接口,则必须安装 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patch 补丁。该补丁会 RESET PHY 层,否则 Linux 驱动程序将无法初始化接口。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请删除 bld-xwayland 版本文件夹以重新构建镜像。 $ rm -rf bld-xwayland $ MACHINE=imx8mpevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./imx-setup-release.sh -b bld-xwayland $ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-imx-fastboot 请在 bld-xwayland/conf/local.conf 文件中添加以下行。 FALCON_KERNEL_BOOTARGS:mx8mp-generic-bsp = "console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw quiet" 然后重建镜像: $ bitbake imx-boot $ bitbake core-image-minimal uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkcore-image-minimal-imx8mpevk.rootfs.wic uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk_falcon 请查看我的验证日志: U-Boot SPL 2025.04-g9383f8387dc7-dirty(2025年6月4日 - 09:48:20 +0000) DDRINFO:启动 动态随机存取存储器(DRAM) 初始化 DDRINFO:动态随机存取存储器(DRAM) 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 MMC2 启动 找不到节点!错误代码:-11! 找不到节点!错误代码:-11! 注意:请勿将 JR0 释放给 NS,因为它可能被 HAB 使用。 注意:BL31:v2.12.0(版本):lf-6.12.20-2.0.0-dirty 通知:BL31:版本时间:2025年5月9日 08:15:07 [ 0.324123] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 32e90000.lcd-controller 创建设备链接 (0x180) [ 0.395104] : mipi_csis_imx8mp_phy_reset,未找到远程焊盘! [ 0.514210] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 1-004c 创建设备链接 (0x180) [ 0.576883] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 1-004c 创建设备链接 (0x180) [ 0.625848] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: 错误: reg=3008, val=42 [ 0.632862] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: 错误: reg=3103, val=11 [ 0.639669] ov5640 1-003c: ov5640_read_reg: 错误: reg=3108 [ 0.645268] ov5640 1-003c:开机失败 [ 0.661389] imx8mp-ldb ldb-display-controller:无法与 phy-lvds 创建设备链接 (0x180) [ 0.694937] [drm:drm_bridge_attach] *错误* 无法将网桥 /soc@0/bus@32c00000/mipi_dsi@32e60000 连接到编码器 DSI-41:-19 [ 0.706570] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:桥接失败:32e60000.mipi_dsi [ 0.714859] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:绑定 高效密码学标准(SEC) dsim 网桥失败:-19 NXP i.MX 版本 发行版。 6.12-walnascar imx8mpevk ttymxc1 imx8mpevk 登录:root root@imx8mpevk:~# Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请将/home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk发送给我。 我将在目标板上进行验证。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@yipingwang , 我已经执行了您之前回复中提供的命令,您可以在这里找到命令日志和启动日志。 命令日志: sudo ./uuu -b emmc_all /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260622071640.wic 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失败 0 1:1-152E1000 8/8 [完成] FB:完成 sudo ./uuu -b emmc /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk 适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失败 0 1:1-152E1000 7/7 [完成] FB:完成 启动日志: U-Boot SPL 2025.04-g44898b9f3cfe-dirty(2025年9月3日 - 09:56:50 +0000) DDRINFO:启动 动态随机存取存储器(DRAM) 初始化 DDRINFO:动态随机存取存储器(DRAM) 速率 4000MTS DDRINFO:DDRPHY 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 SEC0:RNG 实例化 正常启动 尝试从 MMC2 启动 spl_load_image_fat:读取图像 kernel-atf-dtb.itb 时出错,错误 -5 spl_load_image_fat:读取镜像 u-boot-atf.itb 时出错,错误 -5 错误:-2 SPL:无法从所有引导设备启动 # ## ERROR ## # 请RESET板 ### Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 请使用以下命令将图像编程到带有 UUU 的目标板上。 unzstd <image_name>-[secure-boot]-<machine_name>.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all <default_bootloader> <image_name>-<machine_name>.rootfs.wic uuu -b emmc <default_bootloader> <falcon_mode_bootloader> 第一个参数是默认引导加载程序, Falcon 模式引导加载程序仅在第二个 uuu 命令的第二个参数中指定。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@Sanjiv_Mns 猎鹰模式镜像同时适用于 SD 卡和 eMMC 卡。要将 Falcon 镜像刷写到 eMMC/SD 卡上,您需要: 1.版本默认引导加载程序。在干净的 Yocto 环境中,运行: bitbake imx-boot 。请确保在此步骤中未添加 meta-imx-fastboot 层。 这将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk默认引导加载程序。 2.构建猎鹰模式引导加载程序和猎鹰模式镜像。将 meta-imx-fastboot 层添加到您的 BBLAYERS 中。 要编译 Falcon 模式引导加载程序,请运行: bitbake imx-boot 此命令将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader猎鹰引导加载程序。此启动加载程序仅包含 SPL,不包含 U-Boot 本身。添加 meta-imx-fastboot 层时,会生成 *_dual_bootloader。请参阅层.conf 文件。 要编译猎鹰模式镜像,请运行: bitbake imx-image-multimedia 这将生成 tmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/ imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst镜像。 3. 使用 UUU 将镜像写入 eMMC。UUU 是目前唯一可用于将映像写入 eMMC 的工具。 uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst uuu -b emmc imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 嗨@yipingwang和@elena_popa 非常感谢您的支持
查看全文
寻求关于制作 NTAG213 生产编程夹具的指导 大家好, 我们正在将 NTAG213 芯片集成到我们自己的产品中,目前处于测试阶段。随着我们迈向批量生产,我们计划建造一个编程夹具(或测试夹具)来处理完整的在线生产流程:芯片安装 → 写入 → 读取/验证 → 发货。 我们正在寻找关于以下内容的建议或相关文档: NTAG213生产级NFC编程夹具的设计与操作最佳实践 生产环境中写入/验证循环的关键注意事项或常见陷阱 在构建夹具之前,我们应该了解任何推荐的工具、参考设计或恩智浦资源 如何在生产阶段可靠地检测和处理写入失败或缺陷芯片 非常感谢那些在生产环境中使用过 NTAG213 的朋友提供任何指导。我们目前仍处于初期阶段,因此非常欢迎大家提供一些基础性的建议。 谢谢! Re: Looking for guidance on building a production programming fixture for NTAG213 你好@Lee0130 NTAG213 文档是公开的,可以从产品页面下载。 我们向您推荐 RFID Discover,它是一款方便的 NFC 标签配置、编程和数据验证软件工具,有助于简化开发和生产测试。 您还可以使用TapLinx SDK(支持 MIFARE、NTAG、ICODE 和 UCODE)开发自己的应用程序 | NXP 半导体
查看全文
HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 Dear NXP Technical Support Team, I am writing to request technical assistance regarding an issue where the HSE_B service hangs (no response) after activating multi-core operations on the S32K328 platform. 1. Environment & Setup  - MCU: S32K328 (Dual Cortex-M7 + HSE_B)  - Configuration Tool: EB tresos (for MCAL configuration)  - Core Roles: M7_0 and M7_1 are running concurrently with an Autosar-OS.                          M7_0 communicates with HSE_B using shared SRAM for message descriptors. 2. XRDC & Peripheral Configuration (For Testing) To isolate permission issues, we have applied a highly permissive configuration, but the symptoms remain identical regardless of whether M7_0 and HSE_B are grouped into a single domain or separated into distinct domains:  - Memory Config: Full Access granted for all SRAM regions, and specific PFLASH/DFLASH regions allocated for HSE.  - Peripheral Config (PDAC): Full Access assigned to CONFIGURATION_GPR, PFC/PFC_ALT, FMU/FMU_ALT, and MU_0 / MU_1. 3. Boot Sequence The application follows the boot sequence below:  3.1 M7_0 Boots → Clock Initialization.  3.2 Verify HSE STATUS is INIT_OK.  3.3 Resource Manager Initialization (RM_Init for XRDC setup).  3.4 Peripheral Initialization.  3.5 Start M7_1 (Core 1).  3.6 Start OS. 4. Problem Description & Symptoms Both M7_0 and M7_1 start up and run normally within the OS environment. However, as soon as an HSE service request is invoked afterwards, the HSE fails to respond, resulting in a hang. The register states during the hang are as follows: - XRDC Register Status:     XRDC_DERRLOC[3] changes to 0x00020000.     However, no error values are captured in the DERR_W3_0/1/2 or DERR_W3_16/17/18 registers.  - Messaging Unit (MU_0) Status:     In the MU_0_TSR register, the flags TE1 and TE2 stay in the "Not Empty" state and do not clear.     In the MU_0_FSR register, the F3 flag remains unchanged. 5. Questions 5.1 Given that XRDC_DERRLOC[3] shifts but DERR_W3_x registers show no specific error details, what could be triggering this behavior? Could it be related to an implicit access violation by the HSE internal DMA or bus matrix configuration?  5.2 Even though the shared SRAM is explicitly configured as Non-Cacheable via the MPU, are there any known multi-core constraints or hidden caching behaviors under an OS environment that could prevent the HSE from reading the descriptors?  5.3 Are there any known constraints or prerequisites regarding the execution timing of RM_Init (XRDC initialization) relative to the HSE_STATUS_INIT_OK check or Core 1 bootup?  5.4 What steps or additional registers should we check to identify why the MU transmit status registers (TE1/TE2) are stuck and the HSE is not processing the descriptors? We would highly appreciate your insights and guidance on resolving this bottleneck. Best regards, Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 Hi @NewbieNerd  HSE is always supposed to return a response. If no response is received, HSE went to shutdown mode, most likely. This happens in case of fatal error. For example, if HSE can’t read or write some data due to: insufficient access rights, double bit ECC error, invalid address etc. You can confirm this by reading of GSR register in MU_0. If bit ‘0’ is set, HSE is in shutdown mode. To see the error details in XRDC, it’s necessary to follow section “19.7.3.2 Handling domain access violation errors” in S32K3 reference manual. Step 2 is important to see the details in DERR registers: lukaszadrapa_0-1781595767701.png For quick debugging purposes, you can simply move Cortex-M7_0 / Cortex-M7_0_debug to domain 3 (HSE is always in domain 3 on S32K328) by writing DID=3 in MDA_W0_0_DFMT0: lukaszadrapa_1-1781595783033.png Then you should see the details in DERR (just an example from my debugger when I triggered some error by HSE). This was not visible when DID = 0: lukaszadrapa_2-1781595820048.png This should provide some hints what went wrong. Another point is that XRDC should be enabled after HSE_STATUS_INIT_OK is set. This is explicitly mentioned in HSE FW reference manual: lukaszadrapa_3-1781595871145.png Regards, Lukas Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 Thank you for your prompt reply. Here are the specific version details of our development environment as requested: 1. Software & Firmware Versions    - HSE Firmware: S32K358_0_2_40_0      Note: We are using this version as the documentation specifies that it supports the S32K328 derivative.    -  RTD (Real-Time Drivers):  AUTOSAR Release Version: 4.7.0, Software Version: 3.0.0 2. Development Toolchain     IDE: We are not using S32DS for this project.     Configuration Tool: EB tresos Studio is being utilized for all MCAL configurations.                                             EB tresos Version: 27.1.0 3. Additional Context I am currently leading the development from the HOST side (Cortex-M7). We have already thoroughly aligned and discussed this behavior with our internal HSE FW development team. However, we could not find any root cause or anomalies from the HSE FW perspective, which leads us to highly suspect that this is a HOST-side runtime configuration or synchronization issue triggered during the multi-core/OS initialization. I sincerely hope we can isolate the exact bottleneck with your guidance. Please let me know if you need any further configuration dumps or register captures from our EB tresos project. Best regards, Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 Could you please specify used HSE FW version, used RTD and S32DS revisions? Thanks Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 Thank you for your valuable debugging guide and insights. Regarding your suggestions, I have investigated further and confirmed the following results on our side. I would like to share these findings and request your guidance on how to bypass our tool configuration constraints. 1. RTD Version Clarification    As mentioned in our previous correspondence, we are currently utilizing:    -   RTD SW Version: 3.0.0    -  AUTOSAR Release Version: 4.7.0 2. EB tresos Configuration Constraint (Domain Allocation)    You mentioned that on the S32K328, the HSE is permanently assigned to Domain 3.    However, in our EB tresos (v27.1.0) environment with the RTD 3.0.0 plug-in, the configuration structure for the Resource Manager (RM) only allows us to allocate up to Domain 2 (Domain ID 0, 1, and 2). NewbieNerd_0-1781602735443.png   Because the configuration tool limits the maximum number of domains to 2, we are unable to naturally configure or assign masters/slaves to Domain 3 via EB tresos.   Question: Could you please specify which RTD version or patch officially unlocks Domain 3 configuration in EB tresos for the S32K328 derivative? Or do we need to manually override the XRDC registers via runtime code? 3. XRDC Error Register Status (DERRLOC vs DERR_Ww_i)   Following your reference manual guide, we observed the following behavior during the error state:    XRDC_DERRLOC[3] is captured as 0x00020000 by dump not peripheral view(DERRLOC[3] not exist). However, despite following the error-handling steps, all DERR_Ww_i registers remain 0. As you pointed out, this lack of detail in DERR appears to happen because our host core (Cortex-M7_0) is running on a different domain (e.g., DID=0 or 1), preventing it from reading the error logs generated by Domain 3 (HSE). 4. Execution Timing Verification  We have double-checked our boot sequence and confirmed that XRDC is enabled explicitly AFTER HSE_STATUS_INIT_OK is set, which complies with the HSE FW Reference Manual requirement. 5. Request for Guidance Since we cannot easily move the Cortex-M7_0 or its debug master to Domain 3 inside EB tresos due to the tool constraint mentioned above, could you advise us on: The proper method to runtime-override MDA_W0_0_DFMT0 to force DID=3 for debugging without breaking the MCAL initialization? If there are any known workarounds in RTD 3.0.0 to inspect Domain 3 error registers from Domain 0/1? Thank you again for your continuous support. Re: HSE_B Service No-Response Issue after Multi-Core Activation on S32K328 The missing domain 3 is known issue in RTD 3.0.0. It is fixed in version 4.0.0 and higher. Recommended solution is to upgrade the RTD to newest version. Otherwise it would be necessary to manually implement some kind of workaround – rewrite XRDC registers, rewrite configuration file, generate configuration file in newer RTD and then use it in your project or something like that… But this would be rather temporary hot fix, recommended and clean solution is to use newer RTD. According to the section “19.7.3.2 Handling domain access violation errors”, the domain should be reconfigured only temporarily for the error handler. At this point, I would just try to modify DID by debugger to be able to read the error details. And did you confirmed if bit 0 in GSR register in MU_0 is set? Regards, Lukas
查看全文
为什么模型大小限制为 1 MB? 我在 MIMRT700(NPU 模型)上运行了 tflm_cifar10 示例中的模型。在构建程序时,我可以看到模型的大小及其对应的区域大小。  在许多情况下,该区域的大小为 1 MB。据我所知,该模型的大小上限为 1 MB。是这样吗? nnxxpp_0-1781495142659.png 我不明白这一点。以下是关于 MIMRT700 EVK 的信息。 nnxxpp_2-1781495429888.png 我不知道模型在 MIMRT700 EVK 上保存在哪里。那么,区域大小的 1 MB 在哪里呢?这是模型大小的实际限制吗?或者,我们可以采用某些方法来扩大模型规模。 你对这个问题有什么看法吗?因为我试图部署一个更大的模型> 1 MB。我确实在等待您的回复。谢谢。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  非常感谢。现在我明白了,我们可以通过设置区域大小来扩大模型的规模。 nnxxpp_0-1781514247437.png 或者如果我想在外部存储器上运行更大的模型,我可以关注这个文档 https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/external_memory.html Re: Why model size is limited at 1 MB? 你好@nnxxpp, 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 问:我不知道模型在 MIMRT700 EVK 上保存在哪里。那么,区域大小的 1 MB 在哪里呢?这是模型大小的实际限制吗?或者,我们可以采用某些方法来扩大模型规模。 你对这个问题有什么看法吗? 因为我试图部署一个比> 1 MB 更大的模型。 答:modeldata 显示的 1 MB 并非 RT700 的硬件限制。 这只是示例项目中使用的默认链接器分配。 对于较大型号,可在项目设置中调整此分配,若需要更多存储空间,也可使用外部 XSPI 闪存。 如需更多详细信息,请参阅此 AN14700 文档。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/introduction.html mayliu1_0-1781507645284.png 因此,RT700 并非天生就仅限于 1 MB 型号。要支持更大的 NPU 模型,可以通过增加模型数据内存分配,或者使用相应的转换选项将模型放置在外部 XSPI 闪存中来实现。  希望对您有所帮助 顺祝商祺! 刘梅 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  我想重新讨论这个话题。现在我正尝试在RT700上部署更大的模型。下图是在用小型模型构建程序时捕获的。 我看到有 4 个内存区域: - QSPI_flash:外部存储器 - SRAM:我问过 chatgpt,它是用来存储程序运行时的数据的(例如 .data、.bss 等)。栈,堆)。是这样吗? - NCACHE_REGION:与 ktensorArena 相同(用于输入、中间输出和输出) - modeldata:用于保存模型权重 我在导入 SDK 示例时看到了内存配置信息。这意味着 SRAM、NCACHE_REGION 和来自 SRAM 的模型数据(7.5 MB)。 NCACHE_REGION 和 modeldata应该位于 0x2000_0000至0x2058_0000 ( 5.5 MB ) 可获得最佳性能(NPU 可访问的 SRAM 区域) 但 SRAM(名为 SRAM)的位置是0x20080000 (在第二张图片中) ==> 它也在0x2000_0000到0x2058_0000 的范围内。默认值约为 2.5 MB。这意味着NCACHE_REGION + modeldata应该小于 (5.5 - 2.5) = 3 MB。 我的模型大小约为 3.5 MB。除了可以将模型放在外部存储器上(这会导致推理时间更长)之外,我该如何配置内存,才能让我的模型(3.5 MB)仍然位于 NPU 可以访问的内存区域? 我很好奇我们是否可以缩小“SRAM”区域(在图像 1、2 中),或者我是否可以将其移动到 RAM 的另一个区域(7.5 - 5.5 = 2 MB - 图像 3 中的最后一个区域)? 我该如何估算“SRAM”区域的大小?在下面的图片中,它是 15560 字节。 不好意思,我的问题有点长。 nnxxpp_0-1782205318606.png nnxxpp_1-1782205742121.png nnxxpp_2-1782206037185.png Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  早上好。 或许你错过了我上面提出的新问题。 Re: Why model size is limited at 1 MB? 嗨@nnxxpp , 很抱歉回复晚了。 如果您不介意的话,能否请您为您的新问题创建一个新的案例? 感谢您的理解与合作。 顺祝商祺! 5月 Re: Why model size is limited at 1 MB? 很高兴得知您的问题已经解决。 很抱歉回复晚了,感谢您的理解。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1  我的问题已经解决了。我们可以从 5.5 MB 区域中为 NPU 找到 SRAM。我将 modeldata 和 kTensorArena 放在 5.5 MB 的区域中,并且成功了。推理时间不错。 但如果你没有错过我的问题,我就可以尽快完成我的任务了。谢谢。 Re: Why model size is limited at 1 MB? 是的。祝您今天愉快。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 好的。我来创建一个新问题。谢谢。
查看全文
freeMASTER FREEMASTER3.2,第二次安装时,由于第一次没有卸载干净导致无法再次安装。正常情况不应该是覆盖第一次吗。现在无法安装 Re: freeMASTER 你好 Freemaster 3.2 在第二次安装时失败,因为第一次安装并未完全卸载。通常不应该覆盖第一个吗?现在无法安装。 不——像 FreeMASTER(基于 ZeroG / InstallAnywhere)这样的安装程序通常不会直接覆盖已损坏的旧安装。 你所看到的其实是预期的行为。 请看一下这个帖子: https://community.nxp.com/t5/FreeMASTER/Deinstalltion-FreeMaster-3-2/m-p/1593805 顺祝商祺! Peter
查看全文
Matlab2023a Envokes S32DS3.5 Encountered Error Dear MBDT Team. We are using MATLAB2023a scripts to generate code after compiling Simulink models, then call eclipsec.exe to perform headless background compilation. Once the build is completed, a hyperlink is created in the Simulink Diagnostic Viewer to directly open the workspace corresponding to the compiled project. This workflow worked perfectly with S32DS 3.4. However, after upgrading to S32DS 3.5.8, two issues have occurred: Issue 1: Clicking the hyperlink that's created by Simulink will launch the background process s32ds.exe, which then pops up and exits immediately. We have tried several solutions like adding the parameter "-vm \bin\javaw.exe" to s32ds.ini (this has no effect on s32ds.exe), and prioritizing the JDK 11 path in system environment variables. None of these attempts resolved the problem. Issue 2: As previous described, calling eclipsec.exe via MATLAB scripts triggers the error shown in the screenshot: Java was started but returned exit code=1. We set "\bin\javaw.exe" and JDK 11 path at the top of system environment variables. The Command Prompt correctly displays Java 11 (64-bit), yet Simulink compilation still attempts to load jvm.dll. After deleting "client\jvm.dll" or "server\jvm.dll", the program will locate java.exe instead, but still reports an error with exit code=4. In addition, manual compilation remains successful in all cases. All the related files and settings will be uploaded for your reference. Please help give your advice to fix this. Thank you. Re: Matlab2023a Envokes S32DS3.5 Encountered Error Hello, From what I understand from your message, you have a Simulink Model and generate code for it using the Embedded Coder. Then you have set up a workflow to compile the code using eclipsec. The main problem I see is that MATLAB do not currently use the correct Java version. Have you tried to contact them about this problem? Moreover, I suspect that you don't use Model Based Design Toolboxes developed by NXP (e.g. S32K3, S32K1 etc). Let me know if I am wrong. Best regards, Sorin Bancila
查看全文
Problem with updating the S32 Design Studio 3.6.8 I have installed the S32 Design Studio on my ubuntu 22.0 linux system, but i am not able to see the Real time drivers package in Extensions and Updates tab even after added the update sites for the RTD package. Also when i opened it today it automatically checked for the updates and given this error you can see in the image: varunpenumudi_0-1781236748272.png The error says this: "Cannot complete the install because one or more required items could not be found. Software being installed: Remote Services 12.5.0.202603111352 (org.eclipse.remote.feature.group 12.5.0.202603111352) Missing requirement: Eclipse Remote Development documentation plug-in 12.5.0.202603111352 (org.eclipse.remote.doc.isv 12.5.0.202603111352) requires 'osgi.bundle; org.eclipse.help [3.10.500,4.0.0)' but it could not be found Cannot satisfy dependency: From: Remote Services 12.5.0.202603111352 (org.eclipse.remote.feature.group 12.5.0.202603111352) To: org.eclipse.equinox.p2.iu; org.eclipse.remote.doc.isv [12.5.0.202603111352,12.5.0.202603111352] " please help me with solving this issue Re: Problem with updating the S32 Design Studio 3.6.8 Hi,  unfortunately RTD is not supported on Linux OS. It can be installed from a .zip archive, but it is not tested and there are couple known limitations caused by case sensitive OS (Linux). 
查看全文
Inquiries from MC33879BPEK Hello. I would like to inquire about MC33879BPEK parts. Is that part going to be discontinued now? The site says that it is available for purchase. However, the seller informed me that it will be discontinued in the future. I want to know exactly what it's about, and if it's discontinued, I need an alternative product. There are many circuits designed with this part. Please check it out. Have a nice day. Re: Inquiries from MC33879BPEK guoweisun_0-1781501110207.png No suitable part for replacement. Re: Inquiries from MC33879BPEK You don't have any plans to make a replacement, do you? (I hope we have replaceable parts.) Then when is the last order? Re: Inquiries from MC33879BPEK HI Yes it will EOL and without any replacement for recommend!
查看全文
フリーマスター Freemaster 3.2 のインストールが 2 回目の試行でも失敗しました。最初のインストールが完全にアンインストールされていなかったためです。通常であれば最初のインストールは上書きされるはずですよね?そのため、インストールができません。 Re: freeMASTER こんにちは、 Freemaster 3.2 は、最初のインストールが完全にアンインストールされていなかったため、2回目のインストール試行でも失敗しました。通常は最初のファイルを上書きするべきではないでしょうか?インストールできなくなりました。 いいえ。FreeMASTER(ZeroG / InstallAnywhereベース)のようなインストーラーは、通常、破損した以前のインストールを単に上書きすることはありません。 あなたが見ているのは、実際には想定される動作です。 こちらのThreadをご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/FreeMASTER/Deinstalltion-FreeMaster-3-2/mp/1593805 よろしくお願いいたします。 ピーター
查看全文
Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi, I am currently trying to use Channel Sounding on KW47, and I have been referring to the MCUXpresso SDK Documentation – Bluetooth Low Energy Channel Sounding Application Developers Guide. However, I am unsure whether it is necessary to implement the Ranging Service (RAS), so I would like to ask for your clarification. Specifically, regarding the app_localization_algo common module, the document states: "The app_localization_algo module is responsible for unpacking the data resulted from the CS Procedure and the RAS transfer. The module then passes it to the distance measurement algorithm to obtain the distance in meters, which is then communicated to the application." "There is no other direct interaction between the application and this module. Its APIs are mostly used by the app_localization module." Based on this description, I would like to clarify the following point regarding RAS transfer: Is the RAS transfer automatically configured and handled within the app_localization module? Or is app_localization only interacting with the app_localization_algo module, and for RAS transfer we need to separately implement it using the RAS APIs? In other words, should the application rely entirely on app_localization for both CS procedure handling and RAS transfer, or is explicit integration of the RAS API required at the application level? For reference, the relevant documentation page is: https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/26.03.00/html/middleware/wireless/bluetooth/doc/Bluetooth%20Low%20Energy%20Channel%20Sounding%20Application%20Developers%20Guide/topics/application_common_modules.html#app-localization-algo-common-module I would appreciate your clarification. Best regards, Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi, @t_hosomi  Thanks for creating case to us. Please allow me some time, I will check your detailed info and reply to you ASAP. Best regards, Christine. Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi, @t_hosomi  Thanks for your patience and detailed info. Please see below for my answer: As you can see in the link you provided, RAS stands for Ranger Service. It is a separate service.  `app_localization` actually calls the RAS profile interface to transfer data. You can think of `app_localization` as part of the application code. RAS is called here, and also in other general application code. We recommend using `app_localization`. `app_localization` implements the transfer of client-server (CS) data via RAS. However, the application layer still needs to call basic interfaces, such as subscribing to profiles, enabling notifications, or indicators. Please let me know whether is clear for you. Best regards, Christine. Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi @Christine_Li, Thank you for your response. I understand that RAS is an independent service. To transfer CS data (i.e., to use RAS) within app_localization, is my understanding correct that it is necessary to additionally implement the steps described in the “Ranging Service common module” section of the related documentation, as well as in the wireless_ranging SDK sample—specifically, that “the application layer still needs to call basic interfaces, such as subscribing to profiles, enabling notifications, or indicators”? Best regards, Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi, @t_hosomi  Yes, you are right. Best regards, Christine. Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi, @t_hosomi  Thanks for your reply. To avoid misunderstandings, let me change another word. RAS is not handled within app_localization, but rather that RAS is a separate service.  app_localization need to call RAS to transfer CS data. The samples are not necessarily unusable as-is. However, it should not be assumed that `app_localization` automatically handles all RAS/profile-level setup. When integrating the functionality into a custom application, it is still necessary to verify that the required application-layer procedures—such as profile subscription and enabling notifications/indications—have been properly implemented. Otherwise, the RAS data path may not function as intended. Hope it is more clear for you. If still anything is not clear, please let me know. Best regards, Christine. Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo Hi @Christine_Li, Thank you for your response. Based on your explanation, my understanding is that although RAS is also handled within app_localization, the basic interface still needs to be called and configured from the application layer. However, in the SDK sample codes such as digital_key_car_anchor_cs and digital_key_device_cs, it appears that the Ranging Service configuration is not explicitly called from the application layer, as described in the “Ranging Service common module” section of the documentation. Is my understanding correct that these samples, as they are, cannot be used directly (i.e., they may not function correctly or may not achieve improved ranging accuracy) without additional RAS configuration at the application level Best regards,
查看全文
关于 app_localization 与 app_localization_algo 中 RAS 传输处理的疑问 您好, 我目前正在尝试在KW47上使用Channel Sounding,我一直在参考MCUXpresso SDK文档——低功耗蓝牙信道发声应用程序开发者指南。不过,我不确定是否有必要部署测距服务(RAS),因此希望您能予以说明。 具体来说,关于 app_localization_algo 通用模块,该文档指出: "app_localization_algo 模块负责解包由 CS 过程和 RAS 传输生成的数据。随后,该模块将数据传递给测距算法以获取以米为单位的距离,该距离随后会被传输给应用程序。" "应用程序与该模块之间不存在其他直接交互。其 API 主要由 app_localization 模块使用。" 根据上述描述,我想就RAS传输说明以下几点: RAS 传输是否会在 app_localization 模块内自动配置和处理? 还是说 app_localization 仅与 app_localization_algo 模块交互,而对于 RAS 传输,我们需要使用 RAS API 单独实现它? 换句话说,应用程序在处理 CS 流程和 RAS 传输时,是否应完全依赖 app_localization,还是需要在应用程序层级显式集成 RAS API? 作为参考,相关的文档页面是: https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/26.03.00/html/middleware/wireless/bluetooth/doc/Bluetooth%20Low% 20Energy %20Channel% 20Sounding %20Application% 20developers%20Guide/topics/Application_common_modules.html #app-localization-alg o-common-module 希望能请您予以说明。 此致, Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 你好,@t_hosomi  感谢您为我们创建案例。 请给我一点时间,我会核对您的详细信息,并尽快回复您。 顺祝商祺! Christine。 Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 你好,@t_hosomi  感谢您的耐心和提供的详细信息。 我的回答如下: 正如你提供的链接中所看到的,RAS 代表 Ranger Service(游骑兵服务队)。这是一项独立的服务。`app_localization` 实际上调用 RAS 我的接口来传输数据。 您可以将 `app_localization` 视为应用程序代码的一部分。这里调用了 RAS,在其他通用应用程序代码中也调用了 RAS。我们建议使用 `app_localization`。 `app_localization` 通过 RAS 实现客户端-服务器 (CS) 数据传输。 但是,应用层仍然需要调用基本接口,例如订阅我的、启用通知或指示器。 请告诉我您是否明白。 顺祝商祺! Christine。 Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 嗨@Christine_Li , 感谢您的回复。 我了解到 RAS 是一项独立服务。 要在 app_localization 中传输 CS 数据(即使用 RAS),我的理解是否正确:还需要实现相关文档的“测距服务通用模块”部分以及 wireless_ranging SDK 示例中描述的步骤——特别是“应用层仍然需要调用基本接口,例如订阅配置文件、启用通知或指示器”? 此致, Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 嗨@Christine_Li , 感谢您的回复。 根据您的解释,我的理解是,虽然 RAS 也在 app_localization 中处理,但基本接口仍然需要从应用程序层调用和配置。 然而,在诸如 digital_key_car_anchor_cs 和 digital_key_device_cs 之类的 SDK 示例代码中,测距服务配置似乎并没有像文档的“测距服务通用模块”部分中描述的那样,从应用程序层显式调用。 我的理解是否正确:这些样本本身不能直接使用(即,它们可能无法正常工作或无法提高测距精度),必须在应用层面进行额外的 RAS 配置。 此致, Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 你好,@t_hosomi  感谢您的回复。 为了避免误会,我再改一下词。 RAS 不在 app_localization 中处理,而是一个独立的服务。 app_localization 需要调用 RAS 来传输 CS 数据。 这些样品并非一定无法直接使用。但是,不应假定 `app_localization` 会自动处理所有 RAS/配置文件级别的设置。在将功能集成到自定义应用程序时,仍然需要验证所需的应用程序层程序(例如配置文件订阅和启用通知/指示)是否已正确实施。否则,RAS 数据路径可能无法按预期工作。 希望这样解释对您更清楚了。 如果还有什么不清楚的地方,请告诉我。 顺祝商祺! Christine。 Re: Question about RAS transfer handling in app_localization vs app_localization_algo 你好,@t_hosomi  是的你是对的。 顺祝商祺! Christine。
查看全文
Matlab2023a が S32DS3.5 を呼び出す際にエラーが発生しました MBDTチームの皆様へ私たちは、Simulinkモデルをコンパイルした後、MATLAB2023aスクリプトを使用してコードを生成し、その後eclipsec.exeを呼び出してヘッドレスバックグラウンドコンパイルを実行しています。ビルドが完了すると、コンパイルされたプロジェクトに対応するワークスペースを直接開くためのハイパーリンクがSimulink Diagnostic Viewerに作成されます。このワークフローはS32DS 3.4で完璧に動作しました。しかし、S32DS 3.5.8にアップグレードした後、2 つの問題が発生しました: 問題 1: Simulink によって作成されたハイパーリンクをクリックすると、バックグラウンド プロセス s32ds.exe が起動します。するとポップアップ表示されてすぐに消える。s32ds.ini にパラメータ "-vm \bin\javaw.exe" を追加するなど、いくつかの解決策を試しましたが、s32ds.exe には影響がありませんでした。システム環境変数において、JDK 11のパスを優先的に指定する。これらの試みはいずれも問題を解決しなかった。問題 2: 前述のとおり、MATLAB スクリプト経由で eclipsec.exe を呼び出すと、スクリーンショットに示されているエラーが発生します: Java は起動しましたが、終了コード = 1 を返しました。システム環境変数の先頭に「\bin\javaw.exe」とJDK 11のパスを設定しました。コマンドプロンプトにはJava 11(64ビット)が正しく表示されているにもかかわらず、Simulinkコンパイルは依然としてjvm.dllのロードを試みます。「client\jvm.dll」を削除した後または「server\jvm.dll」の場合、プログラムは代わりにjava.exeを見つけますが、それでも終了コード=4のエラーを報告します。さらに、手動コンパイルはすべての場合において成功している。関連するすべてのファイルと設定は、参考のためにアップロードされます。この問題を解決するためのアドバイスをお願いします。ありがとう。 Re: Matlab2023a Envokes S32DS3.5 Encountered Error こんにちは、 あなたのメッセージから理解した限りでは、Simulinkモデルがあり、Embedded Coderを使ってそのコードを生成するようですね。これで、eclipsecを使用してコードをコンパイルするワークフローが設定できました。私が考える主な問題点は、MATLABが現在正しいJavaバージョンを使用していないことです。この問題について彼らに連絡を試みましたか? さらに、NXPが開発したモデルベースデザインツールボックス(例:Model-Based Design Toolbox)を使っていないのではないかと推測しています。S32K3、S32K1など)。もし私の考えが間違っていたら教えてください。 よろしくお願いします、 ソリン・バンシラ
查看全文
TRGMUXサポート - MCXE316 私はTRGMUXメソッドを使用して、コンパレータLPCMP0の出力をeMIOS0_CH7(入力キャプチャとして構成されている)の入力にルーティングしようとしています。私はMCXE316というデバイスを使用しています。私の問題点の一つは、入出力の理解と用語の把握であり、もう一つはPERI_TRGMUX.hのバグだと考えています。ファイル。 eMIOS0のチャネル7をシンプルな入力キャプチャとして設定していますが、これは物理ピンに割り当てると正しく動作します。しかし、入力キャプチャはLPCMP0コンパレータの出力によってトリガーされるようにしたいのです。したがって、TRGMUXを使用してコンパレータの出力をeMIOS0_7の入力キャプチャの入力にルーティングできるはずです。 リファレンスマニュアルに添付されているMCXE31_TRGMUX_connectivity.xlsxファイルを見ると、左側に「入力番号」とありますが、これはTRGMUXへの入力だと推測されます。そこにLPCMP_0_COUTという項目があり、入力番号は5となっています。これが私が探しているものだと思います。上部には「EMIOS_0_ipp_ind_emios_ch[7]」が表示され、その上に出力レジスタ番号9が表示されています。チャネル5、6、9も同じ番号になっていることが分かりました。 そこで最初の質問ですが、LPCMP0トリガー出力がチャネル5、6、9ではなくチャネル7に接続されるようにTRGMUXに指示するにはどうすればよいでしょうか?TRGMUXレジスタの内部にはSEL0、SEL1、SEL2、SEL3があることは知っていますが、これらのいずれかを使用してチャネルを選択すればよいのでしょうか?そうであれば、これはどのようにマッピングされているのでしょうか(SEL0はチャネル5など)、それとも別のマッピングがあるのでしょうか、あるいはマッピングは存在しないのでしょうか?マニュアルを確認しましたが、これについては触れられていませんでした。 SEL3がチャネル7用であるという私の推測(あくまでテストのため)に基づいて、SDKのTRGMUX方法を使用してみました。以下が私の呼び出しシーケンスです。 TRGMUX_SetTriggerSource(TRGMUX, kTRGMUX_Emios0_1, kTRGMUX_TriggerInput2, kTRGMUX_SourceLpcmp0 ); TRGMUXをレジスタベースとすると、kTRGMUX_Emios0_1はeMIOS0用のTRGMUXレジスタ(定義値は9)、kTRGMUX_TriggerInput2はレジスタのSEL2入力、kTRGMUX_SourceLpcmp0はトリガーのソース(定義値は5)です。 問題は、このルーチン自体がこの方法内でハードフォルトを発生させることです。このメソッドの実際のSDKコードは以下のとおりです。 status_t TRGMUX_SetTriggerSource(TRGMUX_Type *base, uint32_t index, trgmux_trigger_input_t input, uint32_t trigger_src) ヤージュ uint32_t 型の値; status_t ステータス; value = base->TRGCFG[index]; if (0U != (value & TRGMUX_TRGCFG_LK_MASK)) ヤージュ ステータス = kStatus_TRGMUX_Locked; } それ以外 ヤージュ /* TRGCFGレジスタ内のすべてのSELビットフィールドは同じ長さであるため、SEL0のマスクを使用して他のSELにアクセスします。 * ビットファイル。*/ value = (value & ~((uint32_t)TRGMUX_TRGCFG_SEL0_MASK << (uint32_t)input)) | ((trigger_src & (uint32_t)TRGMUX_TRGCFG_SEL0_MASK) << (uint32_t)input); base->TRGCFG[index] = value; ステータス = kStatus_Success; } ステータスを返します。 } ルーチンは最初の行でクラッシュします value = base->TRGCFG[index]; デバッグ出力を見ると、TRGCFG配列が一度も初期化されていないようです。この変数はPERI_TRGMUX.hで定義されています。そしてその構造は次のとおりです。 /** TRGMUX - レジスタ配列のサイズ */ #define TRGMUX_TRGCFG_COUNT 40u /** TRGMUX - レジスタレイアウト型定義 */ typedef struct { __IO uint32_t TRGCFG[TRGMUX_TRGCFG_COUNT]; /**< TRGMUX ADC12_0 レジスタ..TRGMUX CM7_RXEV レジスタ、配列オフセット: 0x0、配列ステップ: 0x4、有効なインデックス: [0-1、3、6-18、21-39] */ } TRGMUX_Type; TRGCFGが実際にどこで定義されているのか、どうしても見つけることができません。デバッガーでは、配列全体(40個の要素すべて)が199661に設定されていますが、これはゴミデータに違いありません。私は要素9(インデックスは9)にアクセスしています。 そこで2つ目の質問ですが、私はこの方法を正しく使っているのでしょうか?私の想定は正しいのでしょうか?それともSDKのルーチンに問題があるのでしょうか? ボード設計 ブートROM|ブート|フラッシュ クロック|タイマー Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 こんにちは、 @brucebowling さん 投稿ありがとうございます! TRGMUX SELx の動作に関するあなたの理解は正しいです。EMIOS0_0 はチャネル 1 ~ 4 用、EMIOS0_1 はチャネル 5 ~ 7 および 9 用です。TRGMUX_connectivity.xlsx に示されているように、チャネル 0 および 8 は使用できません。 また、 私の環境でも同様の現象を再現できました。社内で検討し、解決に役立つ可能性のある関連情報があれば共有します。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 SDKやTRGMUXの機能に関して新しいフィードバックがないか確認したいのですが。 TRGMUXはペリフェラルごとにレジスタが1つだけなので、次の1行で直接書き込もうとしました: *(volatile uint32_t *)0x40080024UL = 0x00050000UL; TRGMUXのベースアドレス(RMによると)は0x4008_000で、TRGMUX_eMIOS0_1レジスタのオフセットは0x24なので、絶対アドレスは0x40080024になります。LPCMP0_COUT の SELx フィールドは 0x05 です。これを SEL2 ビット位置 (ビット 16:23) にシフトします。ロックビットはリセット時(ロック解除時)は0であるべきで、私はそれをロック解除したままにしておきます。 この1本の線が、毎回深刻な障害によるクラッシュと焼損を引き起こします(不正確な障害)。他のSELxの場所を変更してみましたが、それでもクラッシュします。eMIOSやLPCMPの設定前にこの設定を試しましたし、ペリフェラルを完全にセットアップした後も試しましたが、毎回クラッシュしました。 ここで、マニュアルには見つからない疑問がいくつかあります: 1) TRGMUXリンクは**ペリフェラル**が初期化・有効化される前に設定しますか、それとも後ですか? 2) TRGMUX用のモジュールクロックやそれに類するものはありますか?クロックを有効にする前にモジュールにアクセスすると、私が経験しているようなハードフォルトが発生することは知っています。特に何かは見当たりませんし、TRGMUXレジスタは各ペリフェラルの一部だと思います。つまり、ペリフェラルのクロックを有効にすると必要なTRGMUXのクロックも有効になるはずですよね? ご協力ありがとうございました。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 こんにちは、 @brucebowling さん 返信が遅くなり申し訳ありません。 TRGMUXクロックはデフォルトでは有効になっていないことに気づきました。クロックが無効化された状態でTRGMUXレジスタにアクセスしようとするとハードフォールトが発生します。時計が一つなくなっていたというあなたの推測は正しかったです。 電話する前に次の一文を追加してもらえますかTRGMUX_SetTriggerSource? CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Trgmux); この変更で私の側の問題は解決しました。 参考までに、TRGMUXの使用例はSDKのこちらにあります: ボード/FRDMMCXE31b/demo_apps/mc_pmsm/pmsm_enc これで問題が解決したかどうか、またはTRGMUXに関して他に質問があればお知らせください。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 OK、クラッシュの問題はまだ解決していませんが、さらに調査したところ、TRGMUXを設定する前にSIUL2 IMCRレジスタを設定する必要があるようです。参考マニュアルに添付されたIOMUX xlsファイルを見ると、eMIOS0_CH[7]でSSSビットを4に設定してTRGMUX_INT_OUT38を選択する必要があり、これはSIUL_IMCR567で行うと書かれています(512の命名オフセットのために512を567から差し引く必要があります)。以下に、この処理に使用したコードと、TRGMUXを設定するコードを示します。 SIUL2->IMCR[55] = SIUL2_IMCR_SSS(4); *(volatile uint32_t *)0x40080024UL = TRGMUX_TRGCFG_SEL3(kTRGMUX_SourceLpcmp0); TRGMUXのハードフォルトが依然として発生しています。 Re: TRGMUX Assistance - MCXE316 はい、クロックにこの行を追加することでハードフォルトとSDK方法が修正されました。そして、私が考え出した直接コーディングによる方法も同様にうまく機能しました。 一般的には、TRGMUXクロックを有効にしIMCRレジスタを設定し、さらにTRGMUXのリンクをSDKメソッドで呼び出す必要があります。これにより、LPCMPはeMIOSの入力キャプチャを適切にトリガーします。 サポートありがとうございます。
查看全文
ファルコンモードのイネーブルメント - iMX8MP_EVK こんにちは、 Yoctoブランチ6.12-walnascarでiMX8MP_EVKのFalcon Modeを有効にする必要があります。しかし、 AN14641文書によると、 meta-imx-fastbootレイヤーはlf-6.6.36-2.1.0- secureでのみ利用可能です。支店。このレイヤーをwalnascarブランチに移植して、ファルコンモードを有効にするにはどうすればよいですか? どうか助けてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 以下のコマンドを使用してください。 uuu -b emmc_all - .rootfs.wic 例: $ uuu -b emmc_all imx-boot-imx95evk-sd.bin-flash_all core-image-minimal-imx95evk.rootfs.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、ティピンワンさん ご返信ありがとうございます。 Falconモードを有効にしようとしており、 AN14641に記載されている手順に従いましたが、フラッシュ処理中に問題が発生しています。 READMEに記載されている通り、フラッシュ手順は以下のとおりです(eMMCの場合)。 unzstd -[セキュアブート]-.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic uuu -b emmc 私のブートメモリはeMMCです。以下のコマンドを使用してイメージの書き込みを試みました。 sudo ./uuu-d -v -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic しかし、実行中にフラッシュ処理が以下のエラーで失敗します。 sudo ./uuu-d -v -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086   設定ファイルに含める: PctlチップビデオPID Bcdバージョンシリアル番号 ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb FB: 0x1d6b 0x0104   組み込みスクリプトを実行します:   uuu_version 1.4.149   # @_flash.bin| wicイメージから抽出できるブートローダー # @_image [_flash.bin]| wicイメージをemmcに書き込む。     # このコマンドはi.MX6/7 i.MX8MM、i.MX8MQで実行されます SDP: boot -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # このコマンドはROMがストリームモードに対応しているときに実行されます # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます # SDPUは非推奨になります。SDPUの代わりにSDPVを使用してください # ヤミン・アメックス SDPU: 遅延 1000 SDPU: write -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-オフセット 0x57c00 SDPU: ジャンプ -scanlimited 0x800000 # }   # これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます # if (SPL が SDPV をサポートしている場合) # ヤミン・アメックス SDPV: 遅延 1000 SDPV: write -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000 # }     FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB: flash -raw2sparse all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 ブートローダー imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB: 完了     既知のUSBデバイスが表示されるまでお待ちください... 新しいUSBデバイスが1:2-152E1000D9DE520Aに接続されました 1:2-152E1000D9DE520A>コマンド開始:SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 14%1:2-152E1000D9DE520A> HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.07秒) 詳細なuuuログは参考のために上記に添付されています。 Falcon対応OSをeMMCに書き込むための正しい手順を教えていただけますか?あるいは、必要な手順や設定が何か不足している場合は教えてください。 サポートありがとうございます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK ファルコンモードはセキュアブートと互換性がないわけではありません しかし lf-6.12.20-2.0.0-secure では、提供されている Yocto フローを使用してセキュア ブートと Falcon モードを同時に有効にすることはできません。 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchについて i.MX8MP EVKの場合 → 強く推奨 初期起動時にイーサネットを使用しない場合は、必ずしも必要ではありません。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、ワン・イーピンさん ご回答ありがとうございます。 いくつか確認したい点があります。提供された情報によると、 lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチは Falcon Mode v2 をサポートしていますが、 Secure Boot はまだサポートされていないとマークされています。 私のi.MX8MPプラットフォームではセキュアブートが必須なのですが、このブランチを使用した場合、ファルコンモードは正しく動作しますか?それとも、セキュアブートが有効になっている場合、ファルコンモードは互換性がないのでしょうか? i.MX8MP EVKの場合、パッチ0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchを適用する必要がありますか、それとも使用状況によってはオプションですか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK おそらく、 lf-6.6.36-2.1.0-secure からレイヤーを自分で移植する必要はないでしょう。公開されている nxp-imx-support/meta-imx-fastboot - GitHub リポジトリには、既に lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチが表示されています。 詳細については、 https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-fastbootの README を参照してください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください、 そして私はUUUを使ってeMMCをフラッシュしています Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK Screenshot from 2026-06-16 14-28-09.png NXPフォーラムで見つけたこの画像によると、このケースではUUUツールを使ったeMMCの書き込みはサポートされていないようです。Falcon対応OSをeMMCデバイスに書き込むための適切な方法を教えていただけますか? 前回の返信で、以下のコマンドを使うことを提案されました。 - .rootfs.wic> この方法を試してみましたが、また同じエラーが発生しました。 HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) (20.07秒) Falconモードを有効にした状態でeMMCをフラッシュするための正しい手順、または必要な代替ツールや手順についてご教示いただけますでしょうか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 前回の返信でIMX95FRDMのリファレンスコマンドを教えていただきましたが、Falconは有効になっていますか? こちらでYoctoで私が行ったことをIMX8MPでご覧いただけます。 1) meta-imx-fastboot - lf-6.12.20-2.0.0-secure - Github_Link 2) ソースにこのメタデータを追加しました - Github_Link 3) そして、 AN14641文書。 4) 私が従ったBitbakeコマンド: bitbake -c clean linux-imx && bitbake -c clean imx-boot && bitbake -c clean u-boot-imx && bitbake -c clean imx-atf && bitbake -c clean imx-image-core bitbake -c compile linux-imx && bitbake -c compile imx-boot && bitbake -c compile u-boot-imx && bitbake -c compile imx-atf && bitbake -c compile imx-image-core bitbake linux-imx && bitbake imx-boot && bitbake u-boot-imx && bitbake imx-atf && bitbake imx-image-core 5) CASE 1: sudo ./uuu-b emmc_all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失敗 0 1:2-152E1000 1/1 [=================100%=================] SDPS: boot -scanterm -f /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic -scanlimited 0x800000 CASE 2: sudo ./uuu-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失敗 1 1:2-152E1000 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 重要:Falcon対応OSをeMMCにフラッシュする必要があります Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK IMX95FRDMで以下のコマンドを確認しましたが、問題はありませんでした。ログを参照してください。 C:\ユーザー\nxa22585>C:\ユーザー\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -lsusb uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 コネクテッド Known USBデバイス Path Chip Pro vid pid bcdバージョンSerial_no ==================================================================== 2:4 MX95 SDPS:0x1FC9 0x015D 0x0002 61F49AAB2DCB4DDF C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx95-15x15-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失敗 0 1:2-61F49AAB 8/8 [完了] FB: 完了 2:4-61F49AAB 3/3 [==================100%=================] SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000 C:\Users\nxa22585> Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください、この部分で詰まってしまいました Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK uuuはeMMCにイメージを書き込むためだけに使用され、イメージの内容をチェックする機能はありませんのでご注意ください。 uuuコマンド自体に問題があるのではないかと思います。 uuuはどこでダウンロードしましたか? 最新のUUUは、 https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releasesからダウンロードしてください。 検証を行うには、Windows版のUUUをダウンロードしてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、イーピンワン Windows上でUUUツールも試してみましたが、結果は同じで、eMMCの書き込みはやはりうまくいきません。UUUログを添付しました。 しかし、同じFalcon対応OSをSDカードに書き込むと、正常に起動して動作します。これは、画像自体とFalconの構成が有効であることを裏付けています。 私の質問は次のとおりです。 SDカードからは同じイメージが書き込めるのに、なぜFalcon対応のイメージをeMMCに書き込むことができないのでしょうか? FALCON対応OSをeMMCにフラッシュする代わりに、UUUを使う以外に推奨される方法はありますか? この場合、eMMCをフラッシュするためのサポートされている、または信頼できる手順についてアドバイスいただけますか? Screenshot 2026-06-22 122141.png Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK どうか助けてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK お使いのWindowsのバージョンがUUUの場合、以下のコマンドを実行し、その結果を私に送ってください。さらに調査を行います。 uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 以下のコマンドをお試しください。 uuu.exe -b emmc_all  C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic そして、その結果をもう一度私に送ってください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK Screenshot 2026-06-22 171137.png 上記の通り、UUUのログが見つかります。 Command=> .\uuu.exe -b emmc C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic しかし、eMMCでは動作しません。同じイメージはSDカードでは動作します。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こちらで出力を見ることができます。 PS C:\Users\vvdn\Sanjiv\uuu_source-uuu_1.5.243\uuuu-uuu_1.5.243\uuuu> .\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic uuu(Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失敗 1 1:3-152E1000 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -scanterm -f C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-b... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK IMX8MP_EVKターゲットボードで検証したところ、eMMCのプログラミングに問題はありませんでした。以下のログを参照してください。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失敗 0 2:4-0F0B9800 8/8 [完了] FB: 完了 C:\Users\nxa22585> 添付ファイルから私の画像を抽出し、以下のコマンドのみを実行してください。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk それでも失敗する場合は、ターゲットボード上のeMMC自体に問題があるようです。 以下のemmcコマンドを使って、u-bootでemmcに何かを書き込めるか確認できます。 使用法: mmc読み取りアドレスブロック#cnt mmc書き込みアドレスブロック#cnt mmc erase blk# cnt Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK UUUでemmcにデフォルトのブートイメージを書けるかどうかだけ試してください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK @yipingwang さん、質問があります。これは Falcon 対応の画像ですか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください。 @yipingwang Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK はい、 @yipingwang 、 ビルドにmeta-imx-fastbootレイヤーを含めると、フラッシュ処理が停止してしまいます。しかし、meta-imx-fastbootレイヤーを削除すると、イメージをeMMCに正常に書き込むことができます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK イメージを再構築するには、bld-xwaylandビルドフォルダを削除してください。 $ rm -RF BLD-Xwayland $ MACHINE=imx8mpevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./imx-setup-release.sh -b bld-xwayland $ bitbake-layers add -layer ../sources/meta-imx-fastboot bld-xwayland/conf/local.conf に以下の行を追加してください。 FALCON_KERNEL_BOOTARGS:mx8mp-generic-bsp = "console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw quiet" 次にイメージを再構築します。 $ bitbake imx-boot $ bitbake core-image-minimal uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkcore-image-minimal-imx8mpevk.rootfs.wic uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk_falcon 私の検証ログを参照してください。 U-Boot SPL 2025.04-g9383f8387dc7-dirty(2025年6月4日 - 09:48:20 +0000) DDRINFO: DRAM initを起動 DDRINFO:DRAMレート4000MTS DDRINFO:ddrphyのキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix設定完了 第0節:RNGのインスタンス化 ノーマルブート MMC2からの起動を試みています ノードが見つからなかった!、えっと:-11! ノードが見つからなかった!、えっと:-11! 注意:JR0はHABで使用可能なのでNSにリリースしないでください 通知:BL31: v2.12.0(リリース):lf-6.12.20-2.0.0-dirty 通知:BL31:建設日:2025年5月9日 08:15:07 [ 0.324123] imx8mp-ldb ldb-ディスプレイコントローラ: 32e90000.LCDコントローラ とのデバイスリンク(0x180)作成に失敗 [ 0.395104] : mipi_csis_imx8mp_phy_reset、リモコンパッドは見つかりませんでした! [ 0.514210] imx8mp-ldb ldb-display-コントローラ: 1-004cとデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.576883] imx8mp-ldb LDB-display-コントローラ: 1-004cとデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.625848] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: error: reg=3008, val=42 [ 0.632862] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: エラー: reg=3103, val=11 [ 0.639669] ov5640 1-003c: ov5640_read_reg: エラー: reg=3108 [ 0.645268 ov5640 1-003C: 電源オン失敗 [ 0.661389] imx8mp-ldb ldb-display-コントローラ: phy-lvdsでデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.694937] [drm:drm_bridge_attach] *エラー* /soc@0/bus@32c00000/mipi_dsi@32e60000 のブリッジをエンコーダDSI-41に接続できませんでした: -19 [ 0.706570 imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:ブリッジの接続に失敗しました: 32e60000.mipi_dsi [ 0.714859] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:sec dsim ブリッジのバインドに失敗しました: -19 NXP i.MX リリース ディストリビューション 6.12-walnascar imx8mpevk ttymxc1 imx8mpevk ログイン: root root@imx8mpevk:~# Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、 @Sanjiv_Mns Falcon Modeのイメージは、SDカードとeMMCの両方で動作します。eMMC/SDにFalconイメージを書き込むには、以下の手順が必要です。 1.デフォルトのブートローダーを作成します。クリーンなYocto環境では、 bitbake imx-bootを実行してください。この手順では、meta-imx-fastbootレイヤーが追加されないようにしてください。 これによりtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk デフォルトのブートローダー。 2. Falcon モードのブートローダーと Falcon モードのイメージをビルドします。meta-imx-fastbootレイヤーをBBLAYERSに追加してください。 ファルコンモードのブートローダーをコンパイルするには、以下を実行します。 bitbake imx-boot このコマンドはtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloaderを生成します。 ファルコンブートローダー。このブートローダーにはSPLのみが含まれており、U-Boot本体は含まれていません。meta-imx-fastbootレイヤーが追加されると、*_dual_bootloaderが生成されます。layer.conf を参照してください。 ファルコンモードイメージをコンパイルするには、以下を実行します。 bitbake imx-image-multimedia これによりtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst イメージが生成されます。 3. UUUを使用してeMMCにイメージを書き込みます。UUUは、eMMCにイメージを書き込むために利用できる唯一のツールです。 uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst uuu -b emmc imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK UUUを使用してターゲットボードにイメージをプログラムするには、以下のコマンドを使用してください。 unzstd <image_name>-[secure-boot]-<machine_name>.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all <default_bootloader> <image_name>-<machine_name>.rootfs.wic uuu -b emmc <default_bootloader> <falcon_mode_bootloader> 最初のパラメータはデフォルトのブートローダーであり、ファルコンモードのブートローダーは、2 番目の uuu コマンドの 2 番目のパラメータでのみ指定されます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは@yipingwang 前の返信でいたコマンドは実行しました。こちらでコマンドログとブートログを見つけることができます コマンドログ: sudo ./uuu -b emmc_all /ホーム/smurugan8/Yocto/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /ホーム/smurugan8/Yocto/LWT/image/default/imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260622071640.wic uuu(Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失敗 0 1:1-152E1000 8/8 [完了] FB: 完了 sudo ./uuu -b emmc /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失敗 0 1:1-152E1000 7/7 [完了] FB: 完了 ブートログ: U-Boot SPL 2025.04-g44898b9f3cfe-dirty(2025年9月3日 09:56:50 +0000) DDRINFO: DRAM初期化を開始します DDRINFO: DRAMレート 4000MTS DDRINFO: DDRHYキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix 設定完了 SEC0: RNGインスタンス化 通常起動 MMC2から起動しようとしています spl_load_image_fat: イメージ kernel-atf-dtb.itb の読み込みエラー、エラー - -5 spl_load_image_fat: イメージ u-boot-atf.itb の読み込みエラー、エラー - -5 エラー: -2 SPL: すべてのブートデバイスからの起動に失敗しました # ## ERROR ## # ボードをリセットしてください ### Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 添付ファイルをご確認ください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk を私に送ってください。 対象基板上で検証を行います。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、 @Sanjiv_Mns Meta-secure-bootのYoctoレイヤーは6.12.20 BSPには実装されていません。meta-imx-fastboot レイヤーは meta-secure-boot に依存しているため、lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチではセキュアブートは実装されていません。 Linuxでイーサネットインターフェースを使う必要がある場合は、0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchパッチが必須です。これはPHYをリセットし、これがなければLinuxドライバーはインターフェースを初期化できません。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、@yipingwangさん@elena_popa  サポート、本当にありがとうございます
查看全文
モデルのサイズが1MBに制限されているのはなぜですか? MIMRT700(NPUモデル)上で、サンプルtflm_cifar10のモデルを実行しました。プログラムを作成する際、モデルのサイズとそれに対応する領域のサイズを確認することができました。 多くの場合、領域のサイズは1MBです。私の理解では、モデルのサイズは1MBに制限されています。それで合っていますか? nnxxpp_0-1781495142659.png この点が理解できませんでした。MIMRT700 EVKに関する情報は以下のとおりです。 nnxxpp_2-1781495429888.png MIMRT700 EVKのどこにモデルが保存されているのか分かりません。では、領域サイズとして1MBというのはどこにあるのでしょうか?これはモデルサイズの実際の制限ですか?あるいは、いくつかの方法でモデルのサイズを大きくすることもできます。 この問題について何かご意見はありますか?1MBを超えるより大きなモデルをデプロイしようとしているからです。ご返信をお待ちしております。ありがとう。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 どうもありがとう。領域サイズを設定することで、モデルのサイズを大きくできるということが分かりました。 nnxxpp_0-1781514247437.png または、外部メモリでより大きなモデルを実行したい場合は、こちらのドキュメントを参照してください。https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/external_memory.html Re: Why model size is limited at 1 MB? こんにちは、 @nnxxpp さん。 弊社製品にご関心をお寄せいただき、また弊社のコミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。 Q: MIMRT700 EVK のどこにモデルが保存されているのか分かりません。では、領域サイズとして1MBというのはどこにあるのでしょうか?これはモデルサイズの実際の制限ですか?あるいは、いくつかの方法でモデルのサイズを大きくすることもできます。 この問題について何かご意見はありますか?1MBを超えるより大きなモデルをデプロイしようとしているからです。 A:modeldataに表示されている1MBは、RT700のハードウェア上の制限ではありません。 これはサンプルプロジェクトで使用されているデフォルトのリンカー割り当てにすぎません。 より大型のモデルの場合、この割り当てはプロジェクト設定で調整でき、さらにストレージが必要な場合は外部XSPIフラッシュを使用することもできます。 より詳細な情報については、AN14700を参照してください。 https://docs.nxp.com/bundle/AN14700/page/topics/introduction.html mayliu1_0-1781507645284.png つまり、RT700は本来1MBモデルに限定されるものではない。より大規模なNPUモデルは、モデルデータメモリの割り当てを増やすか、適切な変換オプションを使用してモデルを外部XSPIフラッシュに配置することによってサポートされます。 お役に立てれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 この話題をもう一度開きたいと思います。今はRT700でより大きなモデルを展開しようとしています。下の画像は、小型モデルでプログラムを構築する際にキャプチャしたものです。 メモリ領域が4つあることが分かりました。 - QSPI_flash: 外部メモリ - SRAM: chatgpt に問い合わせたところ、プログラム実行時のデータ (.data、.bss、スタック、ヒープ)。それは正しいですか? - NCACHE_REGION: 入力、中間出力、出力すべてにおいて、同じktensorArenaを使用します。 - モデルデータ:モデルの重みを節約するため SDKの例をインポートするとメモリ構成で確認できます。これは、SRAM、NCACHE_REGION、およびSRAMからのモデルデータ(7.5 MB)を意味します。 NCACHE_REGIONとモデルデータは 0x2000_0000 から 0x2058_0000(5.5MB)に配置されるべきで、NPUがアクセス可能な最適なSRAM領域を得ることができます。 しかし、SRAM(SRAMと命名)の位置は0x20080000 (2番目の画像)です。==> また、 0x2000_0000から0x2058_0000の範囲にもあります。デフォルトでは約2.5MBに設定されています。つまり、 NCACHE_REGION + modeldata は(5.5 - 2.5) = 3 MB 未満でなければならないということです。 私のモデルサイズは約3.5MBです。それに加えて、モデルを外部メモリ上で特定できる(推論時間が長くなります)が、NPUがアクセスできるメモリ領域(3.5MB)にモデルを配置する方法はどうすればいいのでしょうか? 画像1、2の「SRAM」領域を縮小できるのか、それとも別のRAMエリア(7.5 - 5.5 = 2 MB - 画像3の最後の領域)に移動できるのか気になっています。 そして「SRAM」領域の大きさをどうやって推定すればいいのでしょうか?下の画像では15560 Bです。 質問が長くてすみません。 nnxxpp_0-1782205318606.png nnxxpp_1-1782205742121.png nnxxpp_2-1782206037185.png Re: Why model size is limited at 1 MB? こんにちは、 @nnxxpp さん。 返信が遅くなり申し訳ありません。 もしよろしければ、新しい問題のために新しいケースを作成してもらえますか? ご理解とご協力ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 5月 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 おはよう。 もしかしたら、私が上に投稿した新しい質問を見逃したのかもしれませんね。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 はい、わかりました。新しい課題を作成させてください。ありがとう。 Re: Why model size is limited at 1 MB? 問題が解決したとのこと、よかったです。 返信が遅くなり申し訳ありません。ご理解いただきありがとうございます。 Re: Why model size is limited at 1 MB? @mayliu1 問題は解決しました。NPU用のSRAMは5.5MBの範囲から特定できます。modeldataとkTensorArenaを5.5MBの領域に配置したところ、うまくいきました。推論時間は良好です。 でも、もし私の質問に答えていなければ、SO私はすぐに仕事を終わらせるCAN。ありがとう。 Re: Why model size is limited at 1 MB? はい。良い一日を。
查看全文