Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
AI搭載半導体サプライチェーンプラットフォームに関する業界の洞察を求める こんにちは、 私はシャイレシュワルと申します。NITワランガル校で電子通信工学を専攻している最終学年の学部生です。 私のチームは「半導体サプライチェーン2.0」プラットフォームを構築するアイデアを模索しています。これは半導体企業向けのAI搭載のインテリジェンスおよびオーケストレーションシステムです。ビジョンは、ファブ、OSAT、サプライヤー、組み立て・試験パートナー、物流プロバイダーを統合プラットフォーム上で統合し、エコシステム全体にわたるエンドツーエンドの可視性を提供することです。 検討している機能には以下が含まれます: ・AI駆動のグローバルリスクインテリジェンス(地政学的イベント情報、自然災害、貿易制限、サプライヤーの混乱) • 在庫および生産状況のリアルタイム可視化 ・需要予測と容量計画 • サプライヤーリスクスコアリングおよび代替調達の推奨事項 ・ボトルネックや遅延に対する予測分析 ・半導体運用チーム向けの意思決定支援ダッシュボード これらが業界における重要な課題であるかどうか、またどの分野がイノベーションにとって最も価値があるかについて、皆様のご意見をいただければ幸いです。 お時間をいただきありがとうございました。ご指導を心よりお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 シャイレシュワル 電子通信工学学士 NITワランガル 機械学習
View full article
种植花园2:加快进度的十大秘诀 如果你想在 Roblox Grow a Garden 2 中赚取数百万谢克尔并快速发展,你肯定知道这其中的艰辛过程会非常艰辛。续作在很多方面都进行了改变,包括新的圆形花园地块、完全改进的变异系统、离线生长以及一些非常激烈的夜间突袭机制。 要想真正超越竞争对手,你必须通过单次收获作物、叠加装备增益和服务器机制的正确组合来最大限度地提高作物产量。以下是将你最初的小块土地发展成一个庞大、高利润的农业帝国的十大玩家秘诀的实用解析。 1. 滥用“断竹”策略 单次收获的作物无疑是游戏中快速积累早期财富的最佳途径,而竹子目前完全过于强大。种子大约价值 700 谢克尔,但一株品质优良的竹笋很容易就能卖到 5500 谢克尔以上——这还不包括罕见的变异。给自己一个机会:清除普通农作物,将你土地的每一寸都种上竹子,这样你的利润就会飙升。 2. 堆叠不同的洒水器 不要犯只买最高档洒水器而把其他的都扔掉的错误。你想把不同的变体组合在一起。如果你把普通、不普通、稀有和传奇的洒水器放在同一个位置,它们的生长倍率和幸运倍率实际上会叠加。这个便捷的技巧可以迫使你的作物长得更大,并更快地触发信号极端尺寸的增长(例如那些重达 15 公斤以上的巨型品种)。 3. 为你的鹿宠物队伍配备齐全 宠物对于整体效率至关重要,但如果你想要极致的成长速度,鹿形宠物是最佳选择。每只装备了鹿宠物的鹿都能使植物生长速度提高 10%。花点钱买宠物蛋,就能用一群鹿填满你的装备栏,从而大幅减少你的耕作停工时间。 4. 利用商家的优惠选项 清仓大量存货时,千万不要盲目点击“出售”。与出售物品的商人互动时,务必使用游戏内的“讨价还价”选项。成功地为你的优质水果和高级竹子讨价还价,可以大幅提高你每次收获的收益,使你付出同样的体力劳动,就能获得成倍增长的总收入。 5. 与 7 位好友一起玩,获得巨大优势 《Grow a Garden 2》通过严格的服务器倍率来大力奖励合作游戏。服务器中每有一位好友,你就能获得成长和幸运值的提升。与 7 位好友一起刷怪可获得高达 70% 的总财富和增长倍率,使得公开或组队刷怪远胜于单人刷怪。 6. 继续种植金果和彩虹果 如果你运气好,获得了传奇+或神话级的变异品种——比如彩虹或点金术变种——不要立即收获。让这些极其罕见的变种植物完好无损地留在你的花园里。将它们种下,你就可以安全地与其他高级玩家交易稀有种子包,或者留着它们以在游戏后期获得最大的利润。 7. 成为夜间窃贼(或防范他们) 在这个游戏中,取得进展并不一定需要完全和平。当游戏内时间进入夜晚时,你可以直接进入其他玩家的花园,偷走他们高价值的作物。如果你是一个没什么可失去的新手,那么掠夺富人的花园是快速致富的捷径。另一方面,如果你是被盯上的人,那就把自己锁在有围栏的花园里,或者用铲子砸死入侵者,夺回被盗的财物。 8. 刷公会奖励 尽早加入或组建游戏内的公会,并在经济条件允许的情况下进行。公会引入了专门的公会奖励系统,集体刷怪可以获得积分。这些积分可以直接兑换专属变异种子、强力装备升级和每周奖励包,这些奖励包是普通商店无法获得的。 9. 掌握线下增长机制 即使你完全离线,你的花园也会继续生长。在你下线结束一天的工作之前,确保你已最大限度地利用了你的地块,密集种植了成熟期最长、价值最高的种子,例如火龙果或鬼椒,并策略性地放置了你的喷灌器。下次重新加入时,您将看到巨额奖金记录。 10. 兑换有效促销代码 永远不要错过免费资源。开发商会定期发放促销代码,奖励免费种子、化妆品和蛋类物品。请务必查看最新的有效代码(例如 RDCAward 或 BEANORLEAVE10),并立即通过游戏菜单兑换,以获得零成本的先机。
View full article
Seeking Industry Insights on AI Powered Semiconductor Supply Chain Platform Hi Sir, I am Shaileshwar, a final-year undergraduate student pursuing ECE at NIT Warangal. My team is exploring the idea of building a "Semiconductor Supply Chain 2.0" platform—an AI-powered intelligence and orchestration system for semiconductor companies. The vision is to provide end-to-end visibility across the ecosystem, bringing together fabs, OSATs, suppliers, assembly and testing partners, and logistics providers on a unified platform. Some capabilities we are considering include: • AI-driven global risk intelligence (geopolitical events, natural disasters, trade restrictions, supplier disruptions) • Real-time visibility of inventory and production status • Demand forecasting and capacity planning • Supplier risk scoring and alternate sourcing recommendations • Predictive analytics for bottlenecks and delays • Decision-support dashboards for semiconductor operations teams We would greatly appreciate your insights on whether these are meaningful pain points in the industry and which areas present the highest value for innovation. Thank you for your time, and I look forward to your guidance. Regards, Shaileshwar B.Tech, Electronics and Communication Engineering NIT Warangal Machine Learning
View full article
MK10DX256VLH7のパッケージマーキング こんにちは、 MK10DX256VLH7のパッケージのマーキングについて説明してもらえますか? ご回答をお待ちしています。 Re: Package Marking for MK10DX256VLH7 偽造を避けるため、部品のコードマーキングは機密であり、特定の文字の意味をこのチャネルで提供したり詳細情報を共有したりすることは許可されていません。チケットサポートの提出をお願いします。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME よろしくお願いします、 アロンドラ
View full article
Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) I can not find the max. voltage allowed at the EXTAL48M pin for the MCXA185VLH MCU in the datasheets. I know from the LPCxxx families of microcontrollers that the oscillator input is very picky about this amplitude (0.85Vpp or similar).  Can I feed an externally generated 3.3V oscillator clock signal directly to the EXTAL48M pin?  Clock|Timers MCXA Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) Thanks for your post.  Yes, the datasheet specifies Vec (Externally provided input clock amplitude) with max. voltage as VIH. But as VIH is 0.7xVDD, this would mean that with VDD=3.3V, Vec max. would be 2.31V only.  So either this datasheet specification is wrong, or Vec max. is really 2.31V in case of VDD=3.3V? Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) Hi @wyss-11  Thanks for your post! MCXA18 does have an EXTAL48M input voltage definition, but it is specified indirectly through the standard input thresholds VIH/VIL relative to VDD, not as a separate fixed EXTAL48M voltage value. The datasheet only stands the Peak-to-peak amplitude of oscillation as typical value of 0.6V. When VDD is 3.3 V, EXTAL48M can be driven by a 3.3 V external oscillator as long as the clock meets the VIH/VIL thresholds and does not exceed the VDD + 0.3 V input limit. Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) Hi @wyss-11  The VEC specification refers to the minimum voltage levels required by the external oscillator input to recognize valid low and high states. When VDD = 3.3 V, 2.31 V is the minimum voltage that will be detected as a valid high level.
View full article
自述文件中的一句话 你好, imx95lpd5evk19 板的几个示例 readme 文件都包含这句话: “请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包 上运行!” 请问为什么这些 Cortex M7 示例应用程序不能与 Cortex A55 上的 Linux 系统同时运行? me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/清单-rev))> grep url .git/config url = https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/清单-rev))> git log --decorate |head -3 提交 55092a561762d34b1b0fa6dba52d1944b2710e65 (HEAD, test, 清单-rev) 作者:Fikret Eren 日期:2026年5月8日星期五 07:25:09 +0200 me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/清单-rev))> find _boards/imx95lpd5evk19/*examples/*/ |grep -i readme |xargs grep "support running" _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/int_b2b_transfer/slave/example_板_readme.md:**请请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。环境下运行! _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/int_b2b_transfer/master/example_板_readme.md:**请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。上运行!** _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/edma_b2b_transfer/slave/example_板_readme.md:**请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。上运行!** _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/edma_b2b_transfer/master/example_板_readme.md:**请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。下运行!** _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpuart/edma_transfer/example_板_readme.md:**请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。下运行!** _boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpuart/interrupt_transfer/example_板_readme.md:**请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包。下运行!** _boards/imx95lpd5evk19/driver_examples/flexio/i2c/read_accel_value_transfer/板.readme:#### Please note this application can't support running with Linux BSP! #### _boards/imx95lpd5evk19/driver_examples/flexio/i2c/interrupt_lpi2c_transfer/example_板_readme.md:**请请注意,此应用程序不支持在 Linux 电路板支持包 环境下运行! ... Re: A sentence in readme file 你好@jukka1 希望你一切都好。 该警告并不意味着 Cortex-M7 不能在 i.MX95 上与 Linux 同时运行。 i.MX95 支持在 Cortex-A55 上运行 Linux,在 Cortex-M7 上运行固件。 然而,这些 SDK 示例是作为独立组网 (SA)演示而开发的,并假定对外部设备、时钟、引脚和 DMA 资源拥有独占所有权。 当 Linux 系统运行时,相同的资源可能已被分配给 Linux 驱动程序,这可能会导致冲突。因此,除非在系统管理器中正确配置系统,否则这些示例无法与 Linux 电路板支持包并发执行。 顺祝商祺! 萨拉斯。 Re: A sentence in readme file 你好,萨拉斯, 谢谢,我很好。我希望你也是如此。 好的,那么你们是否有这样的 M7 示例,这些示例具有正确的系统管理器配置,并且经过验证可以与 Linux BSP 并发执行? 我对 lpi2c/interrupt_b2b_transfer 和 lpspi/interrupt_b2b_transfer 的示例特别感兴趣。 BR, 朱卡
View full article
MC33774 が応答しません。 MC33665+MC33774用の現在のデモルーチンは、665初期化、774初期化、および電圧と温度の取得機能を実装しています。実験台の設置状況を図に示す。1. JozefKozon_0-1781765038190.png S32K314メイン制御ユニットがJLINKを使ってSWDデバッグポートに接続しデバッグとシミュレーションを行うと、33774と33665の両方は通常通り応答し、応答フレームを返し、正しいユニット電圧およびGPIOポートデータを取得します。ベンチ電源オンシーケンスは「スレーブボードの電源オン -> MC33665A 電源オン -> MCUメインボードの電源オンをサンプリングする」です。読み取りレジスタメッセージの要求に対する通信初期化はMC33774_FIRSTとして示されます(ここでCANタイプのメッセージはMC33665の応答フレームです)。2. エミュレーターが切断され、ベンチ全体の電源が切られたら、一定時間待ってから「スレーブボードの電源オン -> MC33665A 電源オン -> MCUメインボードの電源オンをサンプリングする」の手順で再度電源を入れますが、MC33774は応答せず、応答フレームを返せるのはMC33665Aのみです。MCUマザーボードの電源オンオフで再初期化しても効果がありませんでした。J-Linkでデバッグするときのみ、通常はこのMC33774と通信します。メッセージはMC33774_SECONDに示されているとおりです。トラブルシューティングのためにどのような方向性が取れるのか知りたいです。 現在の MC33665+MC33774 のデモ サンプルでは、665 初期化、774 初期化、および電圧温度収集機能が実現されており、台座は図のような構成になっています。 Embedded_novice_0-1781746636464.png 1.当S32K314主制御部分はJLINK接続SWD调试口を使用して调试真時、33774と33665は両方とも正常な動作を返し、正しい本体電圧とGPIOポートを採用します。プラットフォーム上の電気順序は、「パネル上の電気 -> MC33665A 上の電気 -> MCU マザーボード上の電気から取得」になります。種類の文はMC33665回复帧) 2. マシンをオフにし、プラットフォーム全体を下に置いた後、一定時間待機し、「パネル上の電気 -> MC33665A 上の電気 -> MCU マザーボード上の電気を取得」の順番で再度電気を取り出した後、MC33774 は何もなく、MC のみが存在します。 33665Aは、MCUメインパネル上下の初期化を実行しても効果はなく、JLINK試行時のみMC33774_SECONDが正常に通信できるようになる。 我想知道有何排查的方向吗? Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 組み込みシステム初心者様へ MC33665は内部コミュニケーションマネジメントを含み、透明なブリッジとしては機能しません。 MC33774に電源が供給されたままMC33665がリセットされると、TPLリンクが同期しなくなり、SPI通信は機能するもののTPL転送が有効にならない状態になります。 初期化を2回実行することで、内部状態が効果的にクリアされ、リンク同期が再確立されるため、問題が解決します。 推奨される解決策は、TPLの適切な再初期化、または両デバイスの同期リセットを確実に実施することです。 敬具、 ヨゼフ Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 実験の結果、この問題はMC33665の電源が切れていることが原因であることが分かりました。MC33774が電源を入れたままで、MC33665が電源を切って再起動し、MCUも電源を切って再起動するとき、ソフトウェアロジックがMC33665を再初期化しているものの、TPLデータを転送できない状態にあるようです。これは、私のメッセージを見ると、MC33665がCANで返信フレームを送信できることが示されているからです。したがって、MC33665はTPL信号を変換して33774に送信することを妨げるような状態にある必要がある。現在は、ソフトウェアロジックで同じMC33665初期化を2回行うことでこの現象を回避できます。しかし、MC33665がなぜこのような動作をするのか、私にはよく分かりません。何かアイデアはありますか? 私がこの問題を発見したのは、MC33665 の電源がオンになっているためです。現在、MC33774 がオンのままで、MC33665 がオンになっており、MCU もオフになっています。確かにファイル上で MC33665 が新たに初期化される可能性がありますが、現時点では MC33665 は TPL データを不法に送信できる状態にあるようです。 MC33665 はバックバンドを送信できるため、MC33665 が特定の状態にあると、TPL 信号が変換されずに 33774 に送信されます。同じ MC33665 の初期化を 2 回実行すると、このような現象は回避できます。 Re: MC33774 is unresponsive MC33774无响应 組み込みシステム初心者様へ この問題は、起動タイミングの依存関係が原因である可能性が最も高い。J-Linkでデバッグされると、MCUの実行が遅れ、MC33774が内部初期化を完了するのに十分な時間が与えられます。通常の電源投入状況では、MCUはすぐに起動し、MC33774が準備完了する前に通信要求を送信し、応答がありません。 最初の通信の前に遅延時間(例えば50~200ミリ秒)を設け、再試行メカニズムを実装し、MC33774にアドレス指定する前にMC33665がTPL通信チェーンを正しく初期化して起動することを確認することをお勧めします。さらに、MC33774のリセットおよびパワーランプ条件も検証する必要があります。 敬具、 ヨゼフ
View full article
外部时钟信号电压规格(MCX A185 VLH) 我找不到最大值。数据手册中规定的 MCXA185VLH MCU 的 EXTAL48M 引脚允许的电压。 我从 LPCxxx 系列微控制器中了解到,振荡器输入对这个幅度(0.85Vpp 或类似值)非常挑剔。 我可以将外部产生的 3.3V 振荡器时钟信号直接输入到 EXTAL48M 引脚吗? 时钟|计时器 MCXA Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) 感谢你的帖子。 是的,数据手册规定了 Vec(外部提供的输入时钟幅度)的最大值。电压为 VIH。但由于 VIH 是 0.7xVDD,这意味着当 VDD=3.3V 时,最大向量。电压仅为 2.31V。 所以要么这份数据手册的规格有误,要么在VDD=3.3V的情况下,Vec max. 实际上是2.31V? Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) 嗨@wyss-11 感谢你的帖子! MCXA18 确实有 EXTAL48M 输入电压定义,但它是通过相对于 VDD 的标准输入阈值 VIH/VIL 间接指定的,而不是作为单独的固定 EXTAL48M 电压值。 数据手册仅将振荡峰峰值幅度列为典型值 0.6V。 当 VDD 为 3.3 V 时,只要时钟满足 VIH/VIL 阈值且不超过 VDD + 0.3 V 输入限制,EXTAL48M 就可以由 3.3 V 外部振荡器驱动。 Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH) 嗨@wyss-11 VEC 规范是指外部振荡器输入识别有效低电平和高电平所需的最小电压等级。 当 VDD = 3.3 V 时,2.31 V 是能被检测到的有效高电平的最小电压。
View full article
Grow a Garden 2: Top 10 Secrets for Faster Progress If you're trying to make millions of shekels and progress rapidly in Roblox Grow a Garden 2, you already know the grind can get real. The sequel changed things up quite a bit with its new circular garden plots, a completely revamped mutation system, offline growth, and some pretty intense nighttime raiding mechanics. To really blow past the competition, you have to maximize your crop yields using the exact right combination of single-harvest crops, stacked equipment boosts, and server mechanics. Here is a practical breakdown of the top 10 player secrets to transform your tiny starter plot into a massive, highly profitable agricultural empire. 1. Abuse the "Broken" Bamboo Strategy Single-harvest crops are easily the fastest way to build early wealth in this game, and Bamboo is completely broken right now. Seeds cost roughly 700 shekels, but a well-boosted bamboo shoot can easily fetch over 5,500 shekels—and that is without even factoring in rare mutations. Do yourself a favor: clear out the common crops and fill every single inch of your land with bamboo to skyrocket your profits. 2. Stack Different Sprinklers Don't make the mistake of just buying the highest-tier sprinkler and tossing the rest. You want to stack different variants together. If you place a common, uncommon, rare, and legendary sprinkler in the exact same spot, their growth and luck multipliers actually combine. This handy trick forces your crops to grow substantially larger and triggers extreme size increases (like those massive 15kg+ variants) much faster. 3. Equip a Full Team of Deer Pets Pets are vital for overall efficiency, but if you want raw growth speed, the Deer pet reigns supreme. Each equipped Deer pet speeds up your plant growth by a clean 10%. Spend some cash on pet eggs to max out your equip slots with a full herd of deer, allowing you to slash your overall farming downtime dramatically. 4. Utilize the Bargain Option at the Merchant Never blindly click sell when you're offloading a heavy inventory. Always use the in-game "Bargain" option when interacting with the sell merchant. Successfully bargaining on your premium fruits and high-grade bamboo can massively boost your payout per harvest, multiplying your total earnings for the exact same amount of physical work. 5. Play with 7 Friends for a Massive Boost Grow a Garden 2 heavily rewards cooperative play through severe server multipliers. For every single friend present in your server, you receive an incremental growth and luck boost. Farming with 7 friends nets an insane 70% total wealth and growth multiplier, making public or group grinding drastically superior to flying solo. 6. Keep Golden and Rainbow Fruits Planted If you get lucky and hit a Legendary+ or Mythical mutation—like a Rainbow or Midas touch variant—do not harvest it immediately. Leave these ultra-rare variants sitting completely intact in your garden. Keeping them planted allows you to securely trade them with other high-level players for rare seed packs, or save them for maximum end-game profit margins. 7. Become a Nighttime Thief (or Protect Against Them) Progress in this game does not have to be entirely peaceful. When the in-game clock transitions to night, you can jump straight into other players' gardens and steal their high-value crops. If you are a beginner with nothing to lose, raiding wealthy gardens is a fast track to millions. On the flip side, if you're the one being targeted, lock yourself inside your fenced garden plot or smash intruders with a shovel to reclaim your stolen goods. 8. Grind Guild Rewards Join or form an in-game Guild as early as you can afford it. Guilds introduce a specialized Guild Rewards system where collective grinding earns points. These points can be traded directly for exclusive mutation seeds, powerful equipment upgrades, and weekly reward packs that you cannot get through standard shops. 9. Master the Offline Growth Mechanics Your garden literally continues growing while you are completely offline. Before you log off for the day, ensure you have maximized your plot usage by dense-planting your longest-maturing, high-value seeds like dragonfruit or ghost peppers, and place your active sprinklers strategically. You will return to a massive payout log the next time you rejoin. 10. Redeem Active Promo Codes Never pass up free resources. The developers regularly drop promo codes that award free seeds, cosmetics, and egg items. Ensure you check for the latest active codes—such as RDCAward or BEANORLEAVE10—and redeem them immediately via your game menus to gain a zero-cost head start.
View full article
imx93 lpddr4x 配置 JSL4BAG16 不稳定 各位专家好: 我有一个关于 JSL4BAG16 的 lpddr4x 配置的问题,配置后,它通过了“功能”测试,但有时会在“优化->Vref 进行 CA 优化”处失败,不是每次都失败,只是偶尔会失败。 当测试“vTSA ->CA eye”时,显示通过,但同时也显示了一些“错误日志”。 我有一个关于如何调整“Vref DQ 配置”和“Vref CA 配置”的问题?JSL4BAG16 的 Vref 值与“EVK 中使用的 Microns”不同,是否需要设置范围 0 或范围 1? 据我所知,Vref DQ 是根据“眼图”测试结果进行配置的,但是眼图有“读取图”和“写入图”之分,我应该使用哪一个呢? 我已附上 JSL4BAG 的数据表和“CA eye”测试日志及 mex 文件。     此致。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 你好, LPDDR4X 是https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-93-Memory-Compatibility-Guide/ta-p/1725656的一部分 对于 Vref DQ 调谐,请使用 JSL4BAG16 的范围 1(默认值),并使用写入眼图,而不是读取眼图。   不要重复使用 Micron/EVK 设置,务必为您的JSL4BAG16 重新调整 Vref。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 嗨 Oswalag: 谢谢回复。我已经通过了“i.MX 配置工具”的测试,并在“优化”测试结果中使用了 DQ 和 CA 的“Vref”。 但它仍然存在两个问题: 1.某些板无法显示“CA图表”,“CA Eye”测试也存在一些错误,但显示通过。 2.更新 lpddr4x_timing.c 后使用“i.MX 配置工具”生成,所有板都已通过测试,当我在系统中运行“memtest”时,它会在“地址卡住”处失败,并非总是如此,但有时会失败。 此致。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 我的 frdm-imx93 板上也有同样的芯片,但它无法使用现成的镜像正常启动。如何解决这个问题? Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 不,我没有。我们使用现成的 frdm-imx93 板和 flex-installer 提供的现成镜像。 入门手册中没有提到“i.Mx 配置工具”。 具体流程是什么?是否有使用手册?入门需要完成哪些步骤? 这是否也意味着我们不能对所有frdm-imx93板使用1个标准镜像,而是需要检查每个板,或者根据板载DDR内存的不同,准备两到三个镜像版本? 请注意,我们希望我们和我们的(共同)客户都能采用现成的行为模式。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 嗨,SynchronicIT: 您是否已使用“i.MX 配置工具”通过 DDR 测试?你需要先传递它,然后再使用 lpddr4x_timging.c由“i.MX 配置工具”生成。 Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable 您好: 看来您使用的是 NXP 官方的“FRDM i.MX 93 开发板”和官方版本。应该没问题。您不需要进行“DDR测试”。我没有“FRDM板”。或许你可以参考NXP提供的关于如何使用该电路板的文档。
View full article
imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable hi experts:     I have a problem about lpddr4x config for  JSL4BAG16,  after config , it passes "functional" test,  but sometimes fail at "Optimization->Vref for CA optimization",  not fail all the time, but sometimes.     When test "vTSA ->CA eye",  it shows pass, but some "error log" shows also.     I have a question about how to tune the "Vref DQ config" and "Vref CA config" ? JSL4BAG16's Vref  value  is difference with "Microns which used in EVK", does it need to set rang 0 or rang 1 ?      And as I know, the Vref DQ is config according to "eye diagram" test result , but there are "read diagram" and "write diagram" , which one should I use?      I have attached the datasheet of JSL4BAG and "CA eye" test log and mex file.        Best Regards. Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable Hello, The LPDDR4X is part of the https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-93-Memory-Compatibility-Guide/ta-p/1725656 For Vref DQ tuning use Range 1 (default) for JSL4BAG16 and use the write eye diagram, not read.   Do not reuse Micron/EVK settings, always retune Vref for your JSL4BAG16. Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI Oswalag:        Thanks for reply . I have passed the test with "i.MX config tool",  and use the "Vref" of DQ and CA in the "Optimization" test result.       But still has two problem:     1. some board , it could not show "CA Charts" , "CA Eye" test has some error, but it shows pass     2. After update the lpddr4x_timing.c which generated by "i.MX config tool" with all passed board,  when I run "memtest" in system, it will fail at "Stuck Address" , not always, but sometimes.     Best Regards.  Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable I have the same chip on my frdm-imx93 board that doesn't boot properly with the off the shelf images. How to solve it? Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable No, I haven't. We are using the off-the-shelf frdm-imx93 boards with the off-the-shelf images as provided by the flex-installer.  the getting started manual does not mention an "i.Mx config tool".  what would be the procedure? Is there a manual and what steps do need to be replaced in the getting started? does this also mean we cannot use 1 standard image for all frdm-imx93 boards but need to check each board or have two or three image versions depending on the on-board ddr? do mind, we're expecting an off-the-shelf behavior for us and our (shared) customers.  Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI   SynchronicIT :      Have you passed the DDR test with "i.MX config tool" ?  You need to pass it first, and then use the lpddr4x_timging.c generated by  "i.MX config tool". Re: imx93 lpddr4x config for JSL4BAG16 unstable HI : I seems that you are using the NXP official "FRDM i.MX 93 development board" and the official release.  It should be ok. You don't need to do "DDR test".  I don't have the "FRDM board". Maybe you can reference to the document from NXP of how to use the board. 
View full article
Package Marking for MK10DX256VLH7 Hello, Can you provide a description of the package marking for the MK10DX256VLH7? Thank you! Re: Package Marking for MK10DX256VLH7 To avoid counterfeit, code marking on parts is confidential and we are not allowed to provide the meaning of specific characters or shared any detailed information through this channel, please submit a ticket support https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME Best regards,  Alondra
View full article
MK10DX256VLH7 的封装标记 你好, 能否提供 MK10DX256VLH7 的包装标记说明? 谢谢! Re: Package Marking for MK10DX256VLH7 为防止假冒伪劣产品,零件上的编码属于机密信息,我们无法通过此渠道提供特定字符的含义或分享任何详细信息。如有疑问,请提交工单寻求帮助。 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME 此致, 阿隆德拉
View full article
PXIコントローラのMPU選び方 オープンソースのPXIシャーシコントローラを作りたいと思っています(ご存じない方のために説明すると、基本的にArm SBCで、PCIe経由でバックプレーンに接続し、ペリフェラルのPXIモジュールも同じですが、RCではなくPCIe EPが付いています) 例えば、Linux配信を動かせるMPUが必要です。Ubuntuはグラフィックモードで、まずまずのパフォーマンスを保ち、例えば特殊なソフトウェアが動作しているはずです。LabVIEWおよびカスタムペリフェラルモジュールはユーティリティを制御し、1秒あたり数GBの生データを処理します。PXI仕様で規定されているように、少なくとも2つの独立したPCIe RCを備えている必要があり、速度が速ければ速いほど良い。速度が十分であれば、例えばRF AWGでDACに生データを連続的に供給し、AWGのRAMサイズに制限されません。また、LPDDR4を大量に接続できる可能性も面白いです。典型的な32ビットバスだけでなく、64+も対応可能です。 新しいTI Am69aはかっこいいようですが、かなり高くなそうですし、しかも非常に新しいので、完全なエラッタやソフトウェアの例、ドライバなどはありません。ハードウェア開発者で趣味でコーディングしている私には難しすぎると思います もう一つの方法はRockchip RK3588で、より手頃で古いですが、PCIeが遅すぎて、Gen 3の2台だけです。確かに受け入れられるけど...もしかしたら、もっと良いアイデアがあるか、最近似たようなことをしたことがあるかもしれませんね?ぜひ聞かせていただきたいです 🙂 Re: Choosing an MPU for PXI controller LS1046AまたはLX2160Aをご検討ください。しかし、これらのSoCはGUI用のグラフィックスエンジンを統合していないため、外部ソリューション(例えばリモートGUIや個別GPUなど)が必要です。 ありがとうございます。
View full article
RTC、I/O エキスパンダー、CCコントローラ信頼性データ こんにちは。以下の部品のFIT値とMTBF値のデータを探しています。このデータの場所を教えていただけますか? NX5P3090UKZ PCA9535BS、118 PCA9615DPZ PCF85063ATL/1,118 PTN5150AHXMP よろしくお願いいたします。 マット
View full article
LA9310 LLCP 外部接口信号描述和交流时序表 尝试将 ADRV9002 与 LA9310 连接。需要LA9310 LLCP外部接口信号描述和交流时序表, LA9310 材料提供的细节不足以绘制地图: LLCP车道数 精确的序列字格式 I/Q 位排序 ADC/DAC 采样是原始数据流还是封装的交易 或者 我们可以绕过或关闭ADC和DAC的电源吗? 或者 如何配置与 ADRV9002 兼容的 SSI LVDS 接口的 LA9310? Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, 你好, 不, 现有的 LA9310 文档 没有 提供 足够的 信息 , 无法 将 ADRV9002 SSI/LVDS 直接 映射 到 LA9310 LLCP 接口 。LA9310 文档 定义 了 LLCP 引脚、 链路 样式、 事务 类型 和 电气 /时序 特性 , 并且 还 表明 内部 ADC / DAC 可以 置于 低 电源 模式 。但 我 找不到 指定 LLCP 详细 信息 的 文档 , 满足 ADRV9002 互操作性 设计 所需 的 级别 , 每个 超过 单个 data+strobe 对 方向 通道数 、 I/Q 流 的 精确 端到端 串行 采样 字 格式 、 LLCP 引脚 上 明确的 I/Q 位 顺序 , 或者 任何 关于 LLCP 与 SSI 兼容的 声明。 此致 Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, 谢谢, 此外,如果您能推荐任何适用于 240 至 360MHz 频率的兼容零中频或近零中频射频集成电路 (RFIC),那就更好了。我正在研究 LMS7002,但如果没有 TSP,它的用途就大大减少了。或者,如果您建议不使用 TSP,那么我可以使用 LA9310 吗? 使用 LMS7002 内部 TSP 通常可以获得: 数字升频/降频 插值/抽取滤波 智商矫正 直流偏移校正 一些增益控制功能 数字频率偏移 数字波形整形 或 我发现,如果像上面提到的那样,其他功能也可以集成到 LA9310 中,那么 CMX998 可以实现 BPSK/QPSK/8PSK,适用于 5KHz 和 25KHz 等低带宽信道,收发数据速率仅为 2.4 KB/s 至 64KB/s。
View full article
MCX N947 TFLM Modelrunner Inference of Neutron Converted Models I want to benchmark a bunch of tflite models (<500KB in size) on my FRDM MCXN947 (CPU vs. NPU) via the TFLM modelrunner using HTTP. The problem: CPU inference does not work for all models and NPU inference not at all. hardware: - FRDM-MCXN947 development board (connected to my windows machine via USB and Ethernet) software and tool setup: - host: windows 11 machine - eIQ Neutron SDK: eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1 - MCUXpresso SDK: SDK_26_03_00_FRDM-MCXN947 - Project from SDK: frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0 ML models for CPU inference: - ad01_int8.tflite - kws_ref_model.tflite - pretrainedResnet_quant.tflite - vww_96_int8.tflite ML models neutron converted with Neutron Converter (part of eIQ Neutron SDK) for NPU inference: eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1\bin neutron-converter --target mcxn94x --input ad01_int8.tflite --output ad01_int8_converted_3_0_1.tflite - ad01_int8_converted_3_0_1.tflite - kws_ref_model_converted_3_0_1.tflite - pretrainedResnet_quant_converted_3_0_1.tflite - vww_96_int8_converted_3_0_1.tflite Steps performed 1. Update eIQ Projects with the Latest eIQ Neutron SDK Libraries Copy from: eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1\target\mcxn94x\common\include\NeutronErrors.h eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1\target\mcxn94x\driver\include\NeutronDriver.h eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1\target\mcxn94x\mcxn\libNeutronDriver.a eiq-neutron-sdk-windows-3.0.1\target\mcxn94x\mcxn\libNeutronFirmware.a to: frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0\include\NeutronErrors.h frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0\driver_include\NeutronDriver.h frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0\mcxn\libNeutronDriver.a frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0\mcxn\libNeutronFirmware.a 2. Build and flash the project "frdmmcxn947_tflm_modelrunner_cm33_core0" with vscode 3. Run inference via HTTP using the flashed TFLM Modelrunner Command: curl -X PUT http://192.168.178.75:10818/v1 -F "block_content=@C:\ \ad01_int8.tflite" Output via Serial Monitor: .... run ms: 6.167000 Command: curl -X PUT http://192.168.178.75:10818/v1 -F "block_content=@C:\ \vww_96_int8.tflite" Output via Serial Monitor: .... run ms: 182.042000 For any of the other models it doesnt work Output:  a) No inference after flashing: FLASH 0x104000 Erased, Program at 104000: 16384 bytes == FLASH 0x108000 Erased, Program at 108000: 16384 bytes == FLASH 0x10c000 Erased, Program at 10c000: 16384 bytes == FLASH 0x110000 Erased, Program at 110000: 16384 bytes == FLASH 0x114000 Erased, Program at 114000: 16384 bytes == FLASH 0x118000 Erased, Program at 118000: 16384 bytes == FLASH 0x11c000 Erased, Program at 11c000: 16384 bytes == FLASH 0x120000 Erased, Program at 120000: 16384 bytes == FLASH 0x124000 Erased, Program at 124000: 16384 bytes == FLASH 0x128000 Erased, Program at 128000: 16384 bytes == FLASH 0x12c000 Erased, Program at 12c000: 16384 bytes == FLASH 0x130000 Erased, Program at 130000: 16384 bytes == FLASH 0x134000 Erased, Program at 134000: 16384 bytes == FLASH 0x138000 Erased, Program at 138000: 544 bytes == b) no flashing process at all c) Error HardFault_Handler Line 343: ldr r0,=HardFault_Handler in  SDK_26_03_00_FRDM-MCXN947\mcuxsdk\devices\MCX\MCXN\MCXN947\gcc\startup_MCXN947_cm33_core0.S stopped by debugger Any hints are highly appreciated! MCXN Re: MCX N947 TFLM Modelrunner Inference of Neutron Converted Models Hi @Laurens26  I think the problem is more likely a mix of version alignment, rather than a pure “model size” issue. I think you can refer to this link. How to Update eIQ Projects with the Latest eIQ Neutron SDK Libraries BR Harry
View full article
S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hello everyone, I have a question regarding the PT2000 example code. I am working with the S32K144_PT2000_EXAMPLE project and modified the first three elements of the PT2000_data_RAM array in the PT2000_LoadData.c file. After flashing the firmware to the S32K144-Q100 board and connecting the FRDMPKPT2000EVM, I observed the current waveform on an oscilloscope. However, the waveform remained unchanged despite my modifications to the data RAM. Could someone please help me understand why the changes are not taking effect? Is there something I'm missing, such as a specific initialization step or a different data RAM section that needs to be modified? Thank you in advance for your help! PT2000 S32K144EVB  Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Okay, thank you. Have a nice day! Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hello D1ego, send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00);  This command writes a control value to the Channel 1 control register via SPI. It is used to configure the operating mode and behavior of the channel.   With Best Regards, Jozef Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hi,Jozef Thank you for your reply. I will try your suggestion. I have one more question regarding this line of code: send_single_PT2000_SPI_Cmd(WRITE, ch1_ctrl_reg_uc0, 0x00); Could you please clarify: · What is the purpose of this function? · What does the value 0x00 represent in this context? · Is there a register map or user manual that describes the bit definitions for this register? · If I change this value to a different one (e.g., 0x40, 0x80, etc.), what effect would it have on the output waveform or current profile? I am trying to understand how to configure the current profile correctly. Thank you for your help! With Best Regards, D1ego Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hello D1ego, In the ProgramDevice() function, I already call download_RAM(DATA_RAM). Isn't this the code that loads the data to the DPRAM? Do I need to add any additional code somewhere else to ensure the data is actually loaded? [A] Yes, download_RAM(DATA_RAM) is the correct function to write your modified data into the PT2000 DPRAM, however, this function only updates the data memory. It does not ensure that the new data is actually used for waveform generation. No additional code is needed to write DPRAM, but you must ensure the PT2000 sequencer is restarted/triggered after the download so that the new data is applied. 2. Regarding "restart the PT2000 after modification" – what is the exact operation you mean? Currently, I pull the RESETB pin low and then high to reset the PT2000, and then re-execute ProgramDevice(). Is this correct? If not, what should I do instead? [A] Correct procedure: Reset the device first Pull RESETB low → high Wait for the device to initialize Load the new data Call download_RAM(DATA_RAM) Start/re-enable the PT2000 operation Ensure the PT2000 sequencer is explicitly started (depending on your software/driver)   With Best Regards, Jozef Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hi Jozef, Thank you for your explanation. I have modified the values in the PT2000_data_RAM array and then flashed the program to the board. However, the waveform still does not change. I have two specific questions: In the ProgramDevice() function, I already call download_RAM(DATA_RAM). Isn't this the code that loads the data to the DPRAM? Do I need to add any additional code somewhere else to ensure the data is actually loaded? Regarding "restart the PT2000 after modification" – what is the exact operation you mean? Currently, I pull the RESETB pin low and then high to reset the PT2000, and then re-execute ProgramDevice(). Is this correct? If not, what should I do instead? Thank you for your help! Best regards, D1ego Re: S32K144_PT2000_EXAMPLE: Modifying DATA_RAM has no effect Hello D1ego, the PT2000_data_RAM array is only a software buffer; modifying it does not directly affect the waveform unless the updated data is explicitly transferred to the PT2000 DPRAM. In the example project, the data is typically loaded during initialization, so user modifications may be overwritten or ignored if not applied at the correct point in the sequence. It is recommended to modify the data immediately before the final PT2000_LoadData() call and ensure the PT2000 is restarted afterward.   With Best Regards, Jozef
View full article
AB SWAPS32K312 具体问题如下:软件停留在SRAM区域,看起来是HSE启动了Recovery mode,导致软件一直在WFI状态。 现在客户流程大体是boot_1-boot_2-app,会有两级跳入,boot_1不会进行更新。客户如果单独A区更新boot_2的时候,之后AB swap,reset调试没有问题。 但是发现A区单独更新APP时候,偶尔会AB swap 跳转不成功,reset后通讯正常。 这两天客户排查如下进展(图片截图比较多,还请查收如下邮件) 1.发现还是0X2040012e,对对应一个变量,查了DCMROD3/DCMROD4没有发现ECC错误。 2.和客户查如下进展,现在怀疑是进入recovery 模式, Re: AB SWAPS32K312 嗨@scott071209 首先,以下是S32K3参考手册中列出的进入恢复模式的可能原因: lukaszadrapa_0-1781693578967.png 以下内容摘自 HSE FW 参考手册: lukaszadrapa_1-1781693595106.png 你们使用安全启动吗? 两个分区中是否存在相同的 boot_1?两个分区中是否存在有效的 IVT? RESET次数超过 8 次吗?你用示波器检查过RESET信号吗? 请问您能否提供更多关于这句话的信息? “但是,据观察,当在 A 区单独更新应用程序时,AB 交换转换偶尔会失败,尽管 RESET 后通信正常。” 它究竟是如何失效的? 此致, Lukas
View full article
LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, Trying to interface ADRV9002 with LA9310. Needs LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, LA9310 material does not provide enough detail to map: LLCP lane count exact serial word format I/Q bit ordering whether ADC/DAC samples are raw streams or encapsulated transactions OR Can we bypass or power down ADC and DAC.  or how can we configure LA9310 interface with SSI LVDS compatible with ADRV9002 Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, Hello, No, the available LA9310 documentation does not provide enough information to directly map ADRV9002 SSI/LVDS onto the LA9310 LLCP interface. LA9310 documents do define the LLCP pins, link style, transaction types, and electrical/timing characteristics, and they also show that the internal ADC/DAC can be put into low-power modes. But I could not find documentation that specifies the LLCP details you asked for at the level needed for an ADRV9002 interoperability design: lane count beyond the single data+strobe pair per direction, exact end-to-end serial sample word format for I/Q streaming, explicit I/Q bit ordering on the LLCP pins, or any statement that LLCP is SSI-compatible Regards Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table, Thanks,  further if you can recommend any compatible zero IF or near zero IF RFIC for frequency 240 to 360MHz. . I am exploring LMS7002 but it becomes less useful without TSP. Or if you recommend without TSP then can I use LA9310 .  With LMS7002 internal TSP you normally get: Digital upconversion/downconversion Interpolation/decimation filtering IQ correction DC offset correction Some gain control functions Digital frequency shifting Digital waveform shaping or I found CMX998 if other stuff as above mentioned possible inside LA9310 to achieve BPSK/QPSK/8PSK for low bandwidth channels like 5KHz and 25KHz for tx rx data rate 2.4 KB/s to 64KB/s only.
View full article