Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
当使用 FRDM-MCXN947 的 I3C 接口进行 I2C 通信时,时钟拉伸功能失效。 您好,我目前遇到一个问题:我想使用 FRDM-MCXN947 的 I3C 接口进行 I2C 通信,但我连接的从设备在数据准备期间会出现时钟拉伸,因此我必须等待从设备释放 SCL 信号才能开始数据传输。 我尝试使用 MCXNP184M150F70RM 参考,引用文件中的可配置寄存器(例如 MCONFIG[SKEW] = 0、MCONFIG[HKEEP] = 0b11、MCONFIG[MSTENA] = 0b11),但似乎不起作用。我该如何解决这个问题? #FRDM-MCXN947 #I3C 通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) MCX N Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability 嗨@kevin_Jhuang 寄存器设置目前在 I3C_MasterInit() 之前应用,因此可能会被 SDK 初始化覆盖。 请启用: masterConfig->disableTimeout = true; 然后在 I3C_MasterInit() 之后配置 MSTENA = 3、HKEEP = 3 和 SKEW = 0。请先清除相应的寄存器字段,然后再写入数据,不要使用 |=。 初始化完成后,请读取 MCONFIG 以验证设置是否仍然有效。同时提供时钟拉伸故障后立即捕获的 MSTATUS 和 MERRWARN 值。 请确认 SCL 和 SDA 是否配置为开漏工作状态,以及是否安装了外部上拉电阻。 BR 哈里 Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability 嗨,哈里: 非常感谢您的回复。为了测试,我再次尝试设置 MCONFIG。 1.在测试中,disableTimeout 设置为 true。 2. 该图像显示了当前的寄存器设置,包括 MCONFIG、MSTATUS 和 MERRWARN 的值,以及 I2C 总线信号。(配置 A 和配置 B 的区别在于 MSTENA 的设置:配置 A:MCONFIG[MSTENA] = 3,配置 B:MCONFIG[MSTENA] = 1)。 3. 按照示例,应将 SDA/SCL IO 引脚设置为 openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable,并连接上拉电阻(4.7K)。应该在场。 目前看来,I2C总线扩展功能似乎无法实现。 Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability 根据以上回复,配置B图 谢谢 Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability 嗨@kevin_Jhuang 我能重现这个问题,并将继续调查。一旦有任何发现,我会立即通知您。 BR 哈里 Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability 嗨@kevin_Jhuang 我已与内部团队核实了这个问题。根据他们的测试,当使用 MSTENA = 11b(I2C 控制器模式)时,还应满足以下条件: PPBAUD = 0 I2CBAUD < 15 BR 哈里
View full article
验证 csf 头文件是否与特定的拟合图像相关联。 我已经实现了安全启动,并且大致了解了 Uboot 使用 esbc_validate 所做的操作。但是,我正在尝试创建一个升级实用程序,以验证使用 cst 2.x 生成的特定头文件是否与特定的 fit(内核、dtbs、rootfs)映像相关联。 将 csf 网络安全标头放置在正确的偏移量处,并将 fit 图像放置在正确的偏移量处,启动就完全没问题了。但是,我想在将它们放置到各自位置之前先核实一下。 我知道公钥嵌入在 CSF 文件中,所以我必须把它提取出来。我之后有点困惑。我认为我需要提取 RSA 签名,并使用提取出的公钥对其进行哈希运算,而这个哈希值似乎与拟合图像有关,但它并不是拟合图像的简单哈希值? 我已经设法从烧断的熔丝中取出了SRKH,这样我就可以进行比较了。 目前谷歌/Gemini公司提供的帮助不大。 有什么想法吗? QorIQ LS1设备 Re: Verify a csf header file is associated with a specific fit image. 签名不仅仅是 FIT 的哈希值。对于此安全启动流程,它会验证 CSF 标头的 安全散列算法\(SHA\)-256 摘要、该标头指定的映像字节、公钥材料以及(如果使用)SG 表。验证过程还会将密钥与熔丝后的SRKH进行比对。 因此,在安装这两个文件之前,您的实用程序必须解析候选标头,使用其大小和偏移字段从候选 FIT 中选择正确的字节,计算完整签名数据的摘要,并使用已验证的公钥验证提取的 RSA 签名。如果验证通过,则该标头与经过身份验证的 FIT 字节关联。仅使用 FIT 进行 安全散列算法(SHA)-256 比较是行不通的。
View full article
MCXN947VKLT packing spec I couldn't find the packing specification for MCXN947VKLT on NXP's website. Where can I locate this document? Thank you. MCXN Re: MCXN947VKLT packing spec For MCXN947VKLT, the packing details are as follows: Packing type: Tray Tray type: Bakeable, multiple in drypack Minimum package quantity: 90 pieces Minimum order quantity: 450 pieces Package: HLQFP100, 100 terminals, 0.5 mm pitch, 14 × 14 × 1.5 mm body If you are specifically looking for the tray drawing/specification with dimensions, please note that this information is not shared publicly and needs to be requested via a Support ticket: https://support.nxp.com/s/?language=en_US Thank you.  Re: MCXN947VKLT packing spec Thank you for your response. I will follow up via the ticket.
View full article
When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability fai Hello, I'm currently encountering a problem: I want to use the I3C interface of the FRDM-MCXN947 for I2C communication,but the slave device I'm connecting to experiences clock stretching during data preparation,so I have to wait for the slave device to release the SCL signal before data transfer can begin. I've tried using the configurable registers (such as MCONFIG[SKEW] = 0, MCONFIG[HKEEP] = 0b11, MCONFIG[MSTENA] = 0b11) from the MCXNP184M150F70RM reference file, but it doesn't seem to be working. How can I resolve this? #FRDM-MCXN947 #I3C  Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) MCXN Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability Hi @kevin_Jhuang  The register settings are currently applied before I3C_MasterInit(), so they may be overwritten by the SDK initialization. Please enable: masterConfig->disableTimeout = true; Then configure MSTENA = 3, HKEEP = 3, and SKEW = 0 after I3C_MasterInit(). Please clear the corresponding register fields before writing them instead of using |=. After initialization, please read back MCONFIG to verify that the settings are still active. Also provide the MSTATUS and MERRWARN values captured immediately after the clock-stretching failure. Please also confirm that SCL and SDA are configured for open-drain operation and that external pull-up resistors are installed. BR Harry Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability Hi Harry: Thank you very much for your reply. I have tried setting MCONFIG again for testing. 1. In the test, disableTimeout was set to true. 2. The image shows the current register settings, including the values ​​of MCONFIG, MSTATUS, and MERRWARN, as well as the I2C bus signal. (The difference between configuration A and configuration B is the setting of MSTENA: Configuration A: MCONFIG[MSTENA] = 3, Configuration B: MCONFIG[MSTENA] = 1). 3. The SDA/SCL IO pins should be set to openDrainEnable = kPORT_OpenDrainDisable as per the example, and pull-up resistors(4.7K) should be present. Currently, it seems that the I2C bus stretching function cannot be implemented. Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability Following the above reply,configure B picture Thank you Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability Hi @kevin_Jhuang  I can reproduce the issue and will continue investigating it. I will update you once I have any findings. BR Harry Re: When using the FRDM-MCXN947's I3C interface for I2C communication, the Clk stretching capability Hi @kevin_Jhuang  I checked this issue with our internal team. Based on their testing, when MSTENA = 11b (I2C Controller mode) is used, the following conditions should also be met: PPBAUD = 0 I2CBAUD < 15 BR Harry
View full article
S32K142无法关闭调试接口 你好,我使用的芯片为S32K142,FSEC配置如下: /* Flash Configuration */ .section .FlashConfig, "a" .long 0xFFFFFFFF /* 8 bytes backdoor comparison key */ .long 0xFFFFFFFF /* */ .long 0xFFFFFFFF /* 4 bytes program flash protection bytes */ .long 0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = unsecured) */ 但是断电重启后仍可以Debug,查看0x0_040C地址数据为0xFFFF7FFE,请问为什么配置未生效? Re: S32K142无法关闭调试接口 嗨@minsky1 在 S32K1 设备上启用网络安全功能有两种方法: 直接在 startup_S32K1xx.s 文件中修改 Flash 配置字段。应用程序项目的文件。确保地址 0x40C (FSEC[高效密码学标准\(SEC\)]) 处的 FSEC 字段的最低两位设置为除 10b 以外的值,10b 是默认的不安全状态。 使用 Cyclone 等编程工具配置网络安全设置。这种方法常用于生产编程中,并且可以通过编程脚本轻松实现自动化。 另外,如果您正在使用 Lauterbach,请注意,除非发出特定命令,否则不允许修改 FSEC 字段。这是防止意外修改的保护措施。 过去曾就此话题进行过一些讨论。您可能会发现下面的帖子很有帮助,因为它们涵盖了类似的情况,并可能提供更多见解。 使用 cmm 脚本设置 S32K142 FSEC 在 s32k118 中,无法使用 T32 写入 FSEC 位设置 BR,VaneB
View full article
TJA1410の受信信号RX+EDに対してRZI復号を行うにはどうすればよいですか? マニュアルの波形図からわかるように、RXは高インピーダンス(または0)から始まる最初の遷移を無視するため、RXは遷移を見逃し、RZI復号エラーが発生します。 NXP TJA1410について質問させてください。この場合、推奨されるデコード方法はありますか? イーサネット Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん まず、これは図11に基づく理論的な懸念なのか、それとも実装中に実際のRZIデコードエラーが見られているのか、明確にしていただけますか? 実際にエラーが確認された場合は、以下の情報を提供してください。 TRANSMITコマンドとデータ送信開始時のTX、RX、EDおよび差動線間電圧波形 デジタルPHYまたはカスタムデコード実装はTJA1410に接続されています 実装がRXを有効なものとして扱い始める時点 期待されるデータシーケンスと実際にデコードされたデータシーケンス 図11に関して、強調表示されているVLINEの遷移は、通常モードから送信モードへの遷移中に発生します。この時点でラインインピーダンスはハイZからアクティブインピーダンスに変わり、トランスミッタは差動線を駆動し始めます。この遷移の間、RX出力は明示的に未定義としてマークされます。したがって、強調表示された領域に示されている最初のVLINEの動きは、RX上のパルスによって表されなければならない有効なRZIデータ遷移として解釈されるべきではありません。 通常モードおよび送信モードでは、RXのデフォルトレベルはHIGHです。差動MDI電圧が受信機トリガー閾値を通過すると、TJA1410はRXに低パルスを生成します。この動作は、有効な受信データ間隔に適用されます。 したがって、図11はTJA1410が最初の有効なRZI遷移を無視することを示しているわけではない。トランスミッタの活性化時にRXが定義されていないことを示しています。有効なRZI復号は、RXが有効な動作区間内にある場合にのみ開始すべきであり、モード遷移による初期アナログVLINEの動きからは始めるべきではありません。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? TJA1410の実際のテスト波形を見ると、TJA1410は通常モードで、データを受信するだけで送信はしていないことがわかります。 図の上から下への信号は、ED、RX、Vline、TRX_P、TRX_Nです。 RX信号が受信され、RZIルールに従って復号されると、復号されたデータは0x04になりますが、Vline上の実際のデータは0x08(BEACON)になります。 信号RXを観測したところ、Vlineが高インピーダンスから高インピーダンスに変化した際に、RXから低レベルのパルスが出力されないことが判明した。これは、RXで1ビットのデータが欠落していることを意味し、復号エラーの原因となっている。 ご返信いただき、誠にありがとうございます。 ありがとう! 李王 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは、パベル S32K5 + TJA1410テストキットはどのように入手できますか? ありがとう 李王 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 図に示すように、VLINEは高インピーダンスから高電圧に変化します。この変化によってRXに低レベルパルスが生成されないため、RZI復号時にRXが生成するビット数が1つ少なくなります。 あと2つ質問があります。 1) TJA1410はLAN8670と相互接続できますか? 2) 御社はTJA1410用のVerilogモデルファイル、またはデジタルPHYのシミュレーション設計に使用できるその他のモデルファイルをお持ちですか? ご返信いただき、本当にありがとうございます! 李王 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/TJA1410-EVB直接注文可能です。 S32K5はNPI(新製品導入)で、まだ正式に発売されていません。これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん 測定値をご提供いただきありがとうございます。しかし、現在のスクリーンショットでは、最初の期待されるRXイベントが実際に欠落しているのか、受信バースト開始時にデコードが誤って整列されているのかを判断するのに十分な時間解像度を提供していません。 以下の情報を提供していただけますか: デジタルPHYまたはカスタムデコーダの詳細。EDとRXが受信およびビットアライメントにどのように使用されるかを含む。 バースト開始付近のED、RX、TX、および差動VLINEを示す高解像度キャプチャ。理想的には最初の8~16ビット期間をカバーする。 現在のキャプチャから判断すると、TJA1410が有効なデータビットを失ったと結論づけることはできません。0x08 0x04の不一致は、デコーダがEDとRXを使って初期ビットアライメントを設定する方法にも起因している可能性があります。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん はい、TJA1410は共通の10BASE-T1Sネットワークを通じてLAN8670と通信できます。 「Documents in Secure Files」には、TJA1410 VHDL-AMSシミュレーションモデルが用意されています。 本製品の要求されたドキュメントは管理下で公開されており、NDA(秘密保持契約)の下でSecure Filesを通じてアクセス可能です。 こちらからアクセスを申請してください: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg フォーム送信時に、有効な秘密保持契約書(NDA)のコピーをアップロードするよう求められますので、ご注意ください。もし御社にまだNDAがない場合は、まずNDAのフォームにご記入ください: https://www.nxp.com/webapp-signup/ndaReqForm NDAが整ったら、安全なファイルへのアクセスをリクエストできます プロセスを理解するためにFAQをご確認ください: https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights/secure-access-rights-faqs:SEC-ACCESS-FAQS オートモーティブ イーサネットは輸出管理方針の対象となり、NDAやSecure Filesへのアクセスが認められた後でも追加の承認が必要になる場合がありますのでご注意ください。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん パッケージが正常にダウンロードされたことを確認してくれてありがとうございます。 シミュレーションモデルとそのドキュメントはSecure Filesを通じて提供されているため、公開コミュニティフォーラムでの詳細な内容の議論は避けるべきです。 両方の質問は、ダウンロードされたパッケージに含まれるシミュレーションモデルのドキュメントで解説されています。サポートされているシミュレーション環境、モデルインターフェース、シミュレーション例を説明するセクションをご参照ください。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? ファイルのダウンロードが完了しました。ありがとうございました! 内部には2つのモデルがあり、下のモデルは特定のソフトウェア用です。これらの2つのファイルをSynopsis VCSでシミュレーションできるかどうか、また、関連するヘルプドキュメントがあるかどうかをお伺いしたいです。 Xpeditionはシーメンスの登録商標です。 SABERはSynopsis社の登録商標です。 さらに、以下の図に示すように、TXがRZIエンコードされていない波形が文書中にあります。TAJ1410チップがTX経由で通信を送信する場合、RZIエンコードされた形式の波形を送信する必要がある、というのが私の理解です。 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 上の図は、デジタルPHYがビーコンを送信したときの波形を示しています。上から順に、信号はED、RX、TX、TRX_Pです。 TXのコマンドは、TRANSMITコマンド、BEACONコードを5回、およびRESETコマンドです。 いくつか疑問点があります。 1. TXがTRANSMITコマンドを送信した後、RXに追加の低レベルパルスが現れます。 2. TXがRESETコマンドを送信した後、EDは130ns以内にローにならない。 何が原因だったのか教えていただけますか? ありがとう! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 図10によれば、送信モードに入ると、Vlineはもはや高インピーダンス状態ではなくなります。しかし、図7は、送信モードではVlineが高インピーダンス状態であり、低レベルのパルスの後、Vlineが高レベルになることを示しています。 実際にデータを送信する前に、低レベルパルスを2つ含むRESETコマンドを送信すべきでしょうか、それとも低レベルパルスを1つだけ送信すべきでしょうか? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん 図7は送信シーケンス全体の簡略化された概要を示しており、図10は通常モードから送信モードへの遷移を詳細に示している。したがって、この2つの図は異なるレベルのディテールを示しており、互いに矛盾はない。 図7では、VLINEの高インピーダンス領域が、TRANSMITコマンドの前とRESETコマンドの後に示されています。これらは、TJA1410がアクティブに送信している間のVLINEの状態を表すものではありません。 データを送信する前に、デジタルPHYは図13に示すTRANSMITコマンドを発行する必要があります。このコマンドは、HIGH間隔で区切られた2つのLOWパルスで構成されています。コマンドが認識されると、TJA1410は送信モードに入り、図10に示すように、ラインインピーダンスをハイZからアクティブインピーダンスに変更します。 TX側で続く短いLOWパルスは、送信されたデータを表します。各LOWパルスは、差動バス信号の極性を反転させる。 データ送信が完了すると、デジタルPHYは図12に示すRESETコマンドを発行します。これによりTJA1410はノーマルモードに戻り、トランスミッタの出力は再びハイZに戻ります。 したがって、データ送信前の正しい手順は、RESETコマンドや単一のデータパルスではなく、TRANSMITコマンドです。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 上記の画像は、デジタルPHYがビーコンを送信したときの波形を示しています。テストでは、TJA1410は1つだけであり、TRX_PとTRX_Nはフローティング状態でした。 上から順に、信号はED、RX、VLINE、TRX_Pです。TRX_N TXのコマンドは、TRANSMITコマンド、BEACONコードを5回、およびRESETコマンドです。前の写真と同じです。 TXがTRANSMITコマンドを送信すると、VLINEにハイパルスが発生します。これは予期しない例外です。 cmdをリセットした後、VLINEは0になりましたが、EDは20マイクロ秒近く持続しました。これは予想外でした。 何が原因なのか突き止めるのを手伝っていただけませんか? パベルさん、あなたの会社にはデータ送信プロセスと、それに対応する波形はありますか? もしお持ちでしたら、私に提供していただくか、メールで送ってください。ありがとうございます! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん 送信コマンド後のRXに追加の低パルスは、トランスミッタが高-Z状態からアクティブ駆動状態に切り替わり、差動MDI電圧がレシーバの閾値を超えたときに発生します。このモード遷移中のRXは有効な受信データとして解釈されるべきではないため、このパルスはBEACONの復号に含めるべきではありません。 EDに関して、RESETコマンドに指定されている55ns~120nsのタイミングは、 TXコマンドのデアサート時間であり、EDの最大デアサート時間ではありません。MDIで活動が検出されている間は、EDはHIGHのままとなる可能性があります。 より正確な評価を行うには、差動VLINEを測定する必要があります。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん TRX_PとTRX_Nが浮遊状態のままだったため、測定された挙動は適切にコネクテッドされた10BASE-T1Sインターフェースを代表していません。 MDIを必要な差動インピーダンスで終端し、測定を繰り返してください。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは、パベル 「フローティング状態」という表現は誤解を招く可能性があります。実際には、ツイストペアケーブル上にノードデバイスが1つしかない、つまりTJA1410が1つしかないことを意味します。 したがって、他に干渉要因はありません。一方、VLINE信号はTRX_P - TRX_Nです。 御社では、デモボード上にテスト波形、例えば2つのTJA1410が動作している際の実際の測定受信波形と送信波形などを用意されていますか? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? こんにちは@li_wangさん このシングルノード構成でMDIの終端接続方法を確認していただけますか?特に、推奨されるバスインターフェースネットワークが使用されていること、そしてエンドノード終端が有効であることを必ず確認してください。 2台のTJA1410デバイス間の通信から得られる測定済み基準波形は、現在入手できません。また、必要なデジタルPHYがS32K5に統合されているため、この構成を再現することもできません。S32K5は、前述のとおり、まだNPIデバイスです。したがって、私の分析は利用可能なTJA1410ドキュメントのみに基づいています。 よろしくお願いいたします。 パベル
View full article
TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 根据手册中的波形可以看到,RX 忽略了第一次又高阻(或者0)开始的跳变,导致RX少一个跳变,RZI解码出错。 想问一下NXP,TJA1410 这种情况下,有建议的解码方式吗? Ethernet Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 首先,请您澄清一下,这是基于图 11 的理论问题,还是您在实现中观察到的实际 RZI 解码错误? 如果发现实际错误,请提供以下信息: TX、RX、ED 和差分线路电压波形涵盖了传输命令和数据传输的开始阶段 连接到 TJA1410 的数字 PHY 或自定义解码实现 实现开始将 RX 视为有效值的点 预期和实际解码的数据序列 如图 11 所示,突出显示的 VLINE 转换发生在从正常模式到传输模式的转换过程中。此时,线路阻抗从高阻抗变为有源阻抗,发射器开始驱动差分线路。在此转换过程中,RX 输出被明确标记为未定义。因此,高亮区域中显示的初始 VLINE 移动不应被解释为有效的 RZI 数据转换,该转换必须由 RX 上的脉冲表示。 在正常模式和发射模式下,接收端的默认电平为高电平。当差分 MDI 电压超过接收器触发阈值时,TJA1410 会在 RX 上产生一个低电平脉冲。此行为适用于有效的接收数据间隔。 因此,图 11 并不表明 TJA1410 忽略了第一个有效的 RZI 转换。这表明在发射器激活期间未定义 RX。有效的 RZI 解码应该只在 RX 处于有效工作区间时开始,而不是从模式转换引起的初始模拟 VLINE 移动开始。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hi, PavelL 请问怎样可以获取  S32K5 + TJA1410测试套件? 谢谢 Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? TJA1410 实际测试波形, TJA1410 处于Normal 模式,只接收数据,不发送数据。 图中从上到下的信号分别为:ED, RX, Vline, TRX_P, TRX_N 接收到RX 信号,并进行解码时,按RZI规则,解码出来的数据为0x04,  实际上Vline 上的数据为0x08 (BEACON) 观察信号RX,发现在Vline 由高阻变为高时,RX 没有输出低电平脉冲,也就是说RX 少了1 bit 数据,导致解码错误。 非常感谢您的回复, 谢谢! Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 是的,TJA1410 可以通过常见的 10BASE-T1S 网络与 LAN8670 通信。 在“安全文件”下的“文档”中,有一个 TJA1410 VHDL-AMS 仿真模型。 本产品所需文档属于受控版本,可通过签署保密协议 (NDA) 后的安全文件访问。 请在此处申请访问权限: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg 请注意,在提交表格时,您将被要求上传有效的保密协议副本。如果贵公司目前还没有任何保密协议,请先填写保密协议申请表: https://www.nxp.com/webapp-signup/ndaReqForm 保密协议准备就绪后,您可以申请安全文件访问权限。 请查看常见问题解答以了解流程: https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights/secure-access-rights-faqs:SEC-ACCESS-FAQS 请注意,汽车以太网受出口管制政策约束,即使在授予保密协议和安全文件访问权限后,可能仍需要额外的批准。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 感谢您提供测量数据。然而,当前的屏幕截图没有提供足够的时间分辨率来确定第一个预期的 RX 事件是否真的丢失,或者解码是否在接收到的突发信号的开头处错误对齐。 请问您能否提供以下信息: 数字 PHY 或自定义解码器的详细信息,包括 ED 和 RX 如何用于接收和比特对齐。 更高分辨率的捕获显示了突发信号开始附近的 ED、RX、TX 和差分 VLINE,理想情况下覆盖前 8 到 16 位周期。 根据目前的捕获结果,我们还不能断定 TJA1410 丢失了有效数据位。0x08 与 0x04 不匹配也可能是由于解码器如何使用 ED 和 RX 建立初始位对齐造成的。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/TJA1410-EVB可直接订购。 S32K5 是一款尚未正式发布的新产品 (NPI)。请注意,已获准提前体验此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 如图中,VLINE 由高阻变为高电压,这一变化没有在RX 上产生低电平脉冲,会导致RX 在进行RZI 解码时少产生1bit. 我还有两个问题: 1) TJA1410 可以和LAN8670 互联通行吗? 2) 贵公司由TJA1410 的 verilog 模型文件吗,或者其他可以用仿真的模型文件?用于设计数字PHY。 非常感谢回复! Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 文件下载下来了,非常感谢! 里面由两个模型,如下是特定软件用的,想问一下,这两个文件支持在Synopsis VCS 中仿真吗,有没有帮助文档? Xpedition is registered trademark of Siemens. SABER is a registered trademark of Synopsis. 另外文档中有一个波形,如下,其中TX 不是RZI 编码的,我理解TAJ1410 芯片TX 发送通信时,应该是给RZI 编码格式的波形是吗? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 感谢您确认软件包已成功下载。 由于仿真模型及其文档是通过安全文件提供的,我们应该避免在公共社区论坛上讨论其详细内容。 这两个问题在下载软件包中包含的仿真模型文档中均有解答。请参阅有关支持的仿真环境、模型接口和仿真示例的章节。 贝茨致意, 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 上图为 digital PHY 发送 beacon 时的波形, 从上到下信号分别为 ED, RX, TX, TRX_P. TX 上分别为 TRANSMIT cmd,  5 times BEACON code, RESET cmd. 由几个疑点: 1 在TX 发送TRANSMIT cmd 后,RX 上多了一个低电平脉冲; 2 在TX 发送RESET cmd 后, ED 没有在130ns 内变低。 想问一下,是什么原因引起的? 谢谢! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 图 7 提供了完整传输序列的简化概述,而图 10 则详细显示了正常模式到传输模式的转换。因此,这两个图形展现了不同层次的细节,并且彼此一致。 图 7 显示了 TRANSMIT 命令之前和 RESET 命令之后的 VLINE 高 Z 区域。当 TJA1410 正在积极传输数据时,它们并不代表 VLINE 状态。 在发送数据之前,数字 PHY 必须发出图 13 所示的 TRANSMIT 命令。该命令包含两个低电平脉冲,中间由一个高电平间隔隔开。一旦识别到命令,TJA1410 就会进入发射模式,并将线路阻抗从高阻抗变为有源阻抗,如图 10 所示。 TX 上随后出现的短低电平脉冲代表已发送的数据。每个低电平脉冲都会反转差分总线信号的极性。 数据传输完成后,数字 PHY 发出如图 12 所示的 RESET 命令。这样 TJA1410 就恢复到正常模式,发射器输出再次变为高阻抗。 因此,数据传输前的正确顺序是 TRANSMIT 命令,而不是 RESET 命令或单个数据脉冲。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 根据图10, 进入Transmitting 模式之后,Vline 就不是高阻态。但是图7中显示在Transmiiting 模式下,Vline 为高阻,并且在一个低电平脉冲之后,Vline 变位高。 所以正式发送数据前,究竟是法两个低电平脉冲的RESET 命令,还是 发送一个低电平脉冲? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 在发送命令之后,接收端可能会出现额外的低电平脉冲,这是因为发射器从高阻抗状态变为主动驱动状态,并且差分 MDI 电压超过了接收机阈值。在此模式转换期间的 RX 不应被解释为有效的接收数据,因此该脉冲不应包含在 BEACON 解码中。 关于 ED,RESET 命令指定的 55 ns 至 120 ns 时间是TX 命令解除断言时间,而不是 ED 的最大解除断言时间。即使 MDI 仍检测到活动,ED 也可能仍然很高。 为了进行更精确的评估,您应该测量差分 VLINE。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 上图为 digital PHY 发送 beacon 时的波形,测试中只有一个TJA1410,TRX_P. TRX_N 为floating 状态。 从上到下信号分别为 ED, RX, VLINE,TRX_P. TRX_N TX 上分别为 TRANSMIT cmd, 5 times BEACON code, RESET cmd. 与上一副图片一样。 TX  发送 TRANSMIT cmd, VLINE 上产生了一个变高的pulse;  不期望的异常情况; RESET cmd 之后,VLINE 为0, 但ED 持续了近20us; 不符合预期; 帮忙看一下是什么原因造成的? 请问Pavel, 贵公司有发送数据时的流程吗?以及对应的波形吗? 有的话可以提供给我,或在发我的邮件,谢谢! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 请问在这种单节点架构下,MDI是如何终止的?尤其请确认是否使用了推荐的总线接口网络,以及是否启用了终端节点终止功能。 目前尚无来自两个 TJA1410 设备之间通信的测量参考波形。我也无法重现此设置,因为所需的数字 PHY 集成在 S32K5 中,而 S32K5 仍然是 NPI 设备,如前所述。因此,我的分析仅基于现有的 TJA1410 文档。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? 你好@li_wang , 由于 TRX_P 和 TRX_N 处于浮空状态,因此测量结果不能代表正确连接的 10BASE-T1S 接口。 请将MDI端接至所需的差分阻抗,并重复测量。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hi, PavelL 可能"floating 状态"  表述引起误解,这里实际时表示双绞线上只有一个Node 设备,即只有一个TJA1410. 所以没有任何其他干扰因素。同时VLINE 信号为TRX_P - TRX_N。 贵公司是否有demo 板上的测试波形,比如两个TJA1410 相关通行时的接收和发送实测波形?
View full article
How to perform RZI decoding on the TJA1410 receiving signal RX+ED? As can be seen from the waveform in the manual, RX ignores the first transition starting with high impedance (or 0), resulting in RX missing a transition and RZI decoding error. I'd like to ask about NXP TJA1410. In this case, are there any recommended decoding methods? Ethernet Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , First, could you please clarify whether this is a theoretical concern based on Figure 11 or whether you are observing an actual RZI decoding error in your implementation? If an actual error is observed, please provide: TX, RX, ED and differential line voltage waveforms covering the TRANSMIT command and the beginning of data transmission The digital PHY or custom decoding implementation connected to the TJA1410 The point at which the implementation starts treating RX as valid The expected and actually decoded data sequence Regarding Figure 11, the highlighted VLINE transition occurs during the transition from Normal mode to Transmitting mode. At this time, the line impedance changes from High-Z to active impedance and the transmitter begins driving the differential line. The RX output is explicitly marked as undefined during this transition. Therefore, the initial VLINE movement shown in the highlighted area should not be interpreted as a valid RZI data transition that must be represented by a pulse on RX. In Normal and Transmitting modes, the default level on RX is HIGH. When the differential MDI voltage crosses the receiver trigger threshold, the TJA1410 generates a LOW pulse on RX. This behavior applies to the valid receive-data interval. Consequently, Figure 11 does not indicate that the TJA1410 ignores the first valid RZI transition. It shows that RX is not defined during transmitter activation. Valid RZI decoding should begin only when RX is in its valid operating interval, not from the initial analog VLINE movement caused by the mode transition. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hi, PavelL How can I obtain the S32K5 + TJA1410 test kit? Thanks Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? The actual test waveform of TJA1410 shows that TJA1410 is in Normal mode, only receiving data and not sending data. The signals from top to bottom in the diagram are: ED, RX, Vline, TRX_P, TRX_N. When the RX signal is received and decoded, according to the RZI rule, the decoded data is 0x04, but the actual data on Vline is 0x08 (BEACON). Observing the signal RX, it was found that when Vline changed from high impedance to high, RX did not output a low-level pulse, which means that RX was missing 1 bit of data, resulting in a decoding error. Thank you very much for your reply. Thanks! Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Yes, the TJA1410 can communicate with the LAN8670 over a common 10BASE-T1S network. There is available a TJA1410 VHDL-AMS simulation model under Documents in Secure Files. Requested documentation for this product is under control release, accessible under NDA (Non-Disclosure Agreement) via Secure Files. Please Request Access here: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg Please note, during the form submission you will be asked to upload valid NDA copy. If your company does not have any yet please fill the form for NDA first: https://www.nxp.com/webapp-signup/ndaReqForm When NDA is ready you can request secure files access Kindly check FAQs to understand the process: https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights/secure-access-rights-faqs:SEC-ACCESS-FAQS Please note that Automotive Ethernet is subject to export control policies and additional approvals may be required even after NDA and Secure Files access is granted. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? As shown in the figure, VLINE changes from high impedance to high voltage. This change does not generate a low-level pulse on RX, which will cause RX to generate 1 less bit during RZI decoding. I have two more questions: 1) Can the TJA1410 interconnect with the LAN8670? 2) Does your company have Verilog model files for TJA1410, or other model files that can be used for simulation design of digital PHY? Thank you so much for your reply! Li.Wang Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/TJA1410-EVB can be ordered directly. S32K5 is a NPI (New Product Introduction) which has not been officially launched yet. Please be advised that customers who have been granted early access to such products have assigned their field engineers. Your designated field engineer should serve as your primary support channel for any issues, concerns or queries you may have about this product. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Thank you for providing the measurement. However, the current screenshot does not provide sufficient time resolution to determine whether the first expected RX event is actually missing or whether the decoding is aligned incorrectly at the beginning of the received burst. Could you please provide: Details of the digital PHY or custom decoder, including how ED and RX are used for reception and bit alignment. A higher-resolution capture showing ED, RX, TX and differential VLINE around the beginning of the burst, ideally covering the first 8 to 16 bit periods. Based on the current capture, we cannot yet conclude that the TJA1410 loses a valid data bit. The 0x08 to 0x04 mismatch could also be caused by how the decoder establishes the initial bit alignment using ED and RX. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? The file has been downloaded, thank you very much! There are two models inside, the one below is for a specific software. I would like to ask if these two files can be simulated in Synopsis VCS, and if there is any help documentation? Xpedition is registered trademark of Siemens. SABER is a registered trademark of Synopsis. In addition, there is a waveform in the document, as shown below, where TX is not RZI encoded. I understand that when the TAJ1410 chip sends communication via TX, it should send a waveform in RZI encoded format, right? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Thank you for confirming that the package was downloaded successfully. Since the simulation model and its documentation are provided through Secure Files, we should avoid discussing their detailed contents on the public Community forum. Both questions are addressed in the simulation model documentation included in the downloaded package. Please refer to the sections describing the supported simulation environments, the model interface and the simulation example. Bets regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? The image above shows the waveform when the digital PHY sends a beacon. From top to bottom, the signals are ED, RX, TX, and TRX_P. The commands on TX are TRANSMIT cmd, 5 times BEACON code, and RESET cmd. Several points of doubt: 1. After TX sends TRANSMIT cmd, an additional low-level pulse appears on RX; 2. After TX sends RESET cmd, ED does not go low within 130ns. I'd like to ask what caused this? Thanks! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? According to Figure 10, after entering Transmitting mode, Vline is no longer in a high-impedance state. However, Figure 7 shows that in Transmitting mode, Vline is high-impedance, and after a low-level pulse, Vline goes high. So before actually sending data, should we send a RESET command with two low-level pulses or send a single low-level pulse? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Figure 7 provides a simplified overview of the complete transmission sequence, while Figure 10 shows the Normal-to-Transmitting mode transition in detail. The two figures therefore show different levels of detail and are consistent with each other. In Figure 7, the VLINE High-Z regions are shown before the TRANSMIT command and after the RESET command. They do not represent the VLINE state while the TJA1410 is actively transmitting. Before sending data, the digital PHY must issue the TRANSMIT command shown in Figure 13. This command contains two LOW pulses separated by a HIGH interval. Once the command is recognized, the TJA1410 enters Transmitting mode and changes the line impedance from High-Z to active impedance, as shown in Figure 10. The subsequent short LOW pulses on TX represent the transmitted data. Each LOW pulse inverts the polarity of the differential bus signal. After the data transmission is complete, the digital PHY issues the RESET command shown in Figure 12. This returns the TJA1410 to Normal mode and the transmitter output becomes High-Z again. Therefore, the correct sequence before data transmission is the TRANSMIT command, not a RESET command or a single data pulse. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , The additional LOW pulse on RX after the TRANSMIT command can occur when the transmitter changes from High-Z to the actively driven state and the differential MDI voltage crosses the receiver threshold. RX during this mode transition should not be interpreted as valid received data, so this pulse should not be included in the BEACON decoding. Regarding ED, the 55 ns to 120 ns timing specified for the RESET command is the TX command de-assertion time, not the maximum ED de-assertion time. ED may remain HIGH while activity is still detected on the MDI. For a more precise evaluation, you should measure differential VLINE. Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? The above image shows the waveform when the digital PHY sends a beacon. In the test, there was only one TJA1410, and TRX_P and TRX_N were in a floating state. The signals from top to bottom are ED, RX, VLINE, and TRX_P.TRX_N The commands on TX are TRANSMIT cmd, 5 times BEACON code, and RESET cmd.Same as the previous picture. TX sends a TRANSMIT command, which generates a high pulse on VLINE; an unexpected exception. After resetting cmd, VLINE was 0, but ED persisted for nearly 20us; this was not as expected. Could you please help me figure out what might be causing this? Pavel, does your company have a data sending process, and the corresponding waveform? If you have any, please provide them to me, or send them to my email. Thank you! Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hi, PavelL The phrase "floating state" may be misleading. In reality, it means there is only one Node device on the twisted pair, i.e., only one TJA1410. Therefore, there are no other interfering factors. Meanwhile, the VLINE signal is TRX_P - TRX_N. Does your company have test waveforms on a demo board, such as the actual measured receive and transmit waveforms when two TJA1410s are in operation? Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Since TRX_P and TRX_N were left floating, the measured behavior is not representative of a properly connected 10BASE-T1S interface. Please terminate the MDI with the required differential impedance and repeat the measurement.  Best regards, Pavel Re: TJA1410 接收信号RX+ED 如何进行RZI解码? Hello @li_wang , Could you please confirm how the MDI is terminated in this single-node setup? In particular, please confirm that the recommended bus interface network is used and that the end-node termination is enabled. Measured reference waveforms from communication between two TJA1410 devices are currently not available. I am also unable to reproduce this setup because the required digital PHY is integrated in the S32K5, which is still an NPI device, as mentioned previously. Therefore, my analysis is based only on the available TJA1410 documentation. Best regards, Pavel
View full article
S32K142ではデバッグインターフェースを無効にできません こんにちは。私が使用しているチップはS32K142で、FSECの設定は以下のとおりです。 /* フラッシュ設定 */ 。セクション.FlashConfig、「a」 。長さ0xFFFFFFFF /* 8バイトのバックドア比較キー */ 。長さ0xFFFFFFFF /* */ 。長さ0xFFFFFFFF /* 4バイトのプログラムフラッシュ保護バイト */ 。長さ0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = 保護されていない) */ しかし、停電後や再起動後もデバッグは可能です。アドレス0x0_040Cのデータは0xFFFF7FFEです。なぜ設定が有効にならないのでしょうか? Re: S32K142无法关闭调试接口 こんにちは、 @minsky1さん S32K1デバイスでセキュリティ機能を有効にする方法は2つあります: startup_S32K1xx.s内のフラッシュ構成フィールドを直接変更します。あなたの応募プロジェクトファイルのファイルです。アドレス0x40CにあるFSECフィールド(FSEC[SEC])の最下位2ビットが、デフォルトの非保護状態である10b以外の値に設定されていることを確認してください。 Cycloneなどのプログラミングツールを使ってセキュリティ設定を設定しましょう。この方法は本番プログラミング時によく使われ、プログラミングスクリプトを通じて簡単に自動化できます。 また、Lauterbachを使用している場合は、特定のコマンドを発行しない限り、FSECフィールドを変更できないことに注意してください。これは、意図しない改変を防ぐための措置です。 このテーマについては過去にいくつか議論がありました。以下のThreadは似た状況を扱っており、追加の洞察を提供してくれるかもしれません。 S32K142 FSEC を cmm スクリプトを使用して設定します。 s32k118では、T32を使用してFSECビット設定を書き込むことができません。 BR、VaneB
View full article
Enable FLEXCAN for IMXRT1064 Hi,  I am working on MIMXRT1064CVJ5B, is FLEXCAN supports on these PINs  GPIO_AD_B1_12 : Chip Select GPIO_AD_B1_13 : MISO GPIO_AD_B1_14 : MOSI  GPIO_AD_B1_15 : CLK I have connected a NAND Flash on these Pin, Does any example code available ?  Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 Hi  You can find the available pins for the FlexCAN modules in Table 10-1 Muxing Options, of the i.MX RT1064 Processor Reference Manual. You can also find FlexCAN examples available for the i.MX RT1064 in the SDK. I would recommend reviewing the available examples and using the one that most closely matches your application's requirements as a reference for your implementation. Best Regards, Pablo
View full article
S32K142 cannot disable debug interface Hello, the chip I'm using is the S32K142, and the FSEC configuration is as follows: /* Flash Configuration */ .section .FlashConfig, "a" .long 0xFFFFFFFF /* 8 bytes backdoor comparison key */ .long 0xFFFFFFFF /* */ .long 0xFFFFFFFF /* 4 bytes program flash protection bytes */ .long 0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = unsecured) */ However, I can still debug after power failure and restart. The data at address 0x0_040C is 0xFFFF7FFE. Why is the configuration not effective? Re: S32K142无法关闭调试接口 Hi @minsky1  There are two ways to enable the security feature on S32K1 devices: Modify the Flash Configuration Field directly in the startup_S32K1xx.s file of your application project. Make sure that the lowest two bits of the FSEC field at address 0x40C (FSEC[SEC]) are set to a value other than 10b, which is the default unsecured state. Configure the security settings using a programming tool, such as Cyclone. This method is often used during production programming and can be easily automated through programming scripts. Also, if you are working with Lauterbach, please note that it does not allow the FSEC field to be modified unless a specific command is issued. This is an protection against unintended modification. There have been a few discussions on this topic in the past. You may find the threads below helpful, as they cover similar situations and could provide additional insights. S32K142 FSEC set using cmm script In s32k118 Cant write FSEC bit Setting using T32 BR, VaneB
View full article
NCF[5]の推奨リカバリメカニズムを実装する方法 現在、FCCUを構成しており、NXPの障害マップ文書に基づいて、障害NCF[4]に対する推奨回復メカニズム(割り込みサービスルーチンで開始されるSBC開始POR回復に続く割り込み)を実装しようとしています。 私はS32K312マイクロコントローラとFS65 SBCを併用しています。コントローラーからSPIコマンドを使ってFS65 SBCにソフトウェアリセットを行い、すべての電源レールを再初期化することは可能かどうか、教えていただけますか?もし可能なら、正しい実装についてアドバイスをいただけますか? SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDRレジスタのrstbビットを有効にしようと試みましたが、SBCのリセットは確認できませんでした。 この復旧メカニズムを適切に実装する方法を教えてください。 BRサンディープ・シン   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、ピーター。 上記の回復メカニズムは、S32K3リファレンスマニュアル(Rev 8, 2024年1月)に添付されたNXPの故障マップ文書に記載されています。 さらに、私たちのCASEでは電源がSBC FS65で構成されており、これはMCUの電源供給に使われているため、MCUをリセットするだけではSBCが生成する電源を安定させることはできません。 よろしくお願いします、 サンディープ・シン Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、 その提案には少し戸惑っています。 割り込みサービスルーチンで開始された、SBC 開始の POR リカバリに続く割り込み。 この推奨されている復旧メカニズムは、技術的に妥当とは思えません。 NCF[4]は、MCUコア電源に影響を与える違反を含む電圧モニター故障を表します。コア電圧が有効な動作範囲を超えると、コアの正しい実行、フラッシュアクセス、SRAMアクセス、割り込みサービスルーチン自体を仮定できなくなります。したがって、ISRにSBCとのSPI通信を確立し、回復を開始することに依存することは、信頼できるセーフティ反応を提供しません。 このような障害はハードウェアセーフティパスを通じて処理されるべきです: PMC → FCCU → MC_RGM → リセット これはR3 FCCU反応に対応し、完全にハードウェアベースでソフトウェア実行に依存せずにチップ機能リセットを開始するものです。S32K3セーフティマニュアルには、R3故障に関するまさにこの挙動が説明されています。 完全なISRおよびSPIトランザクションに対して、明示的に有効なMCU実行を保証する未公開の仕組みや早期警告電圧閾値がない限り、提案された割り込みベースの復旧はアーキテクチャ的または機能安全の観点から正当化されません。 NCF[4]を割り込み後にSBC主導のPORで処理し、電圧違反後に有効なソフトウェア実行を保証するアーキテクチャ上の前提を添えて、正確な文書と改訂版を提供していただけますか? この点が明確になるまでは、割り込みによるリカバリの実装はお勧めしません。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、 上記の回復メカニズムは、S32K3リファレンスマニュアル(Rev 8, 2024年1月)に添付されたNXPの故障マップ文書に記載されています。 はい、これはあくまで推奨事項です。セーフティに関わるシステムでは絶対に使いません。 さらに、私たちの場合は電源がSBC FS65で構成されており、これはMCUの電源供給に使われているため、MCUをリセットするだけではSBCが生成する電源を安定させることはできません。 安定はしませんが、リセットすればMCUは安全な状態になります。つまり、破損した可能性のある命令は実行されません。 もし電源に一度だけのイベント情報(例えばシールドの弱さによるインダクタンス)がある場合、SBCは正しい電圧でMCUを供給しますが、MCUの実行は損なわれます。したがって、割り込みからリセットを呼び出すのは私には意味が分かりません。 アップデート: この問題についてセーフティチームに相談していました。 また、過電圧や低電力レールでの低電圧警告にはNCF[4]が呼ばれます。 電圧降下の場合はPOR(電源リセット)が実行されます。 LVD(低電圧検出)→警告→割り込み LVR(低電圧リセット)-> POR HVD -> 通知 -> FCCU NCF4 過電圧/合否判定障害はFCCU NCF4を介して伝播する。 LVDは早期警告通知です。 LVRはFCCUを完全に迂回し、直接PORに向かいます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1. MCUの電源オンリセット(POR)は低電圧と高電圧の両方で発生しますか? 2. SBCが適切に電圧を発生させなかった場合に復旧する仕組みはありますか?
View full article
IMXRT1064でFLEXCANを有効にする こんにちは、 MIMXRT1064CVJ5B作業中ですが、これらのPINに対してFLEXCANのサポートがあるのでしょうか GPIO_AD_B1_12 : チップセレクト GPIO_AD_B1_13 : MISO GPIO_AD_B1_14 : MOSI GPIO_AD_B1_15 : CLK これらのピンにNANDフラッシュをコネクテッドしましたが、何か例のコードはありますか? Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 こんにちは FlexCANモジュール用の利用可能なピンは、i.MX RT1064プロセッサリファレンスマニュアルの表10-1 マルチパクシングオプションで確認できます。 また、i.MX RT1064のSDK内で利用可能なFlexCANの例も見つけることができます。利用可能な例を確認し、あなたのアプリケーションの要件に最も近いものを導入の参考にすることをお勧めします。 よろしくお願いします、 パブロ
View full article
为 IMXRT1064 启用 FLEXCAN 你好, 我正在研究MIMXRT1064CVJ5B,请问这些引脚是否支持FLEXCAN? GPIO_AD_B1_12:片选 GPIO_AD_B1_13:MISO GPIO_AD_B1_14:MOSI GPIO_AD_B1_15:时钟 我已将与非闪存芯片连接到这些引脚上,请问是否有示例代码可供参考? Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 你好 您可以在 i.MX RT1064 处理器参考手册的表 10-1 多路复用选项中找到 FlexCAN 模块的可用引脚。 您还可以在 SDK 中找到适用于 i.MX RT1064 的 FlexCAN 示例。我建议您查看现有的示例,并选择与您的应用程序要求最接近的示例作为您实现时的参考。 此致, 巴勃罗
View full article
如何实现 NCF[5] 推荐的恢复机制 我目前正在配置 FCCU,并尝试根据 NXP 故障映射文档(中断后由 SBC 发起的 POR 恢复在中断服务例程中启动)实现针对故障 NCF[4] 的推荐恢复机制。 我正在使用S32K312微控制器和FS65单板计算机。请问是否可以通过控制器向FS65单板计算机发送SPI命令进行软件RESET,以重新初始化所有电源轨?如果可以,能否提供正确的实现方法? 我尝试启用 SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDR 寄存器中的 rstb 位,但我没有观察到 SBC 复位。 请告知如何正确实施此恢复机制。 BR Sandeep Singh   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 嗨,彼得, 上述恢复机制已记录在 NXP 的故障图文档中,该文档附于 S32K3 参考手册(修订版 8,2024 年 1 月)。 此外,由于我们这里使用的电源是由 SBC FS65 构建的,用于给 MCU 供电,因此单独 RESET MCU 并不能稳定 SBC 产生的电源。 此致, 桑迪普·辛格 Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 你好, 我对这个建议有点困惑。 中断后,SBC 发起的 POR 恢复在中断服务例程中启动。 我认为这种推荐的恢复机制在技术上似乎行不通。 NCF[4] 表示电压监测故障,包括影响 MCU 内核供电的违规行为。一旦内核电压超出其有效工作范围,就不能再保证内核、闪存访问、SRAM 访问以及中断服务例程本身的正确执行。因此,依靠 ISR 与 SBC 建立 SPI 通信并启动恢复并不能提供可靠的功能安全响应。 此类故障应通过硬件功能安全路径进行处理: PMC → FCCU → MC_RGM → RESET 这对应于 R3 FCCU 反应,该反应完全基于硬件,无需依赖软件执行即可启动芯片功能 RESET。S32K3 功能安全手册对 R3 故障的这种行为进行了详细描述。 除非存在未记录的机制或有保证的早期预警电压阈值,明确保证 MCU 对整个 ISR 和 SPI 事务的有效执行,否则从架构或功能安全的角度来看,所提出的基于中断的恢复是不合理的。 请提供确切的文档和版本说明,说明如何通过中断处理 NCF[4],然后由 SBC 发起 POR,以及在电压违规后保证有效软件执行的架构假设? 在这个问题得到澄清之前,我不建议通过中断来实现恢复。 顺祝商祺! Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 你好, 上述恢复机制已记录在 NXP 的故障图文档中,该文档附于 S32K3 参考手册(修订版 8,2024 年 1 月)。 好的,这只是个建议。我绝不会在功能安全关键系统中使用它。 此外,由于我们这里使用的电源是由 SBC FS65 构建的,用于给 MCU 供电,因此单独重置 MCU 并不能稳定 SBC 产生的电源。 它不会稳定下来,但重置后MCU将进入安全状态。因此,不会执行任何可能被损坏的指令。 如果电源中出现一次性事件(例如由于屏蔽不良导致的电感),则 SBC 仍会向 MCU 提供正确的电压,但 MCU 的执行会受到影响。因此,从中断调用 RESET 对我来说毫无意义。 更新: 好的,我正在就这个问题咨询功能安全团队。 当出现过电压或低功率轨上的低电压警告时,会调用 NCF[4]。 如果电压下降,则会执行上电复位 (POR)。 低压检测 (LVD) > 警告 > 中断 LVR(低电压RESET)-> POR HVD > 通知 > FCCU NCF4 过电压/通止故障通过 FCCU NCF4 传播。 低压检测 是一种早期预警通知。 LVR 完全绕过 FCCU,直接进入 POR。 顺祝商祺! Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1. MCU 上电复位 (POR) 在低电压和高电压条件下是否都会发生? 2. 如果 SBC 无法正常产生电压,是否有恢复 SBC 的配置?
View full article
How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] I am currently configuring the FCCU and attempting to implement the recommended recovery mechanism for fault NCF[4] based on the NXP fault map document (Interrupt followed by SBC-initiated POR recovery initiated in the interrupt service routine). I am using the S32K312 microcontroller alongside the FS65 SBC. Could you please clarify if it is possible to issue a software reset to the FS65 SBC via SPI command from the controller to re-initialize all power rails? If so, could you advise on the correct implementation? I attempted to enable the rstb bit in the SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDR register, but I did not observe an SBC reset. Please let me know how to properly implement this recovery mechanism. BR Sandeep Singh   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hi Peter, The recovery mechanism mentioned above is documented in NXP's Fault Map document, which is attached to the S32K3 Reference Manual (Rev 8, 01/2024). Additionally, since the power supplies are built up by the SBC FS65 in our case which are used to power up MCU, resetting the MCU alone will not stabilize the power supplies generated by the SBC. Best regards, Sandeep Singh Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hello, I am bit confused by the recommendation. Interrupt followed by SBC-initiated POR recovery initiated in the interrupt service routine" This recommended recovery mechanism does not appear technically valid to me. NCF[4] represents voltage-monitor faults, including violations affecting the MCU core supply. Once the core voltage is outside its valid operating range, correct execution of the core, flash accesses, SRAM accesses, and the interrupt service routine itself can no longer be assumed. Therefore, relying on an ISR to establish SPI communication with the SBC and initiate recovery does not provide a trustworthy safety reaction. Such faults should be handled through the hardware safety path: PMC → FCCU → MC_RGM → reset This corresponds to an R3 FCCU reaction, which is entirely hardware-based and initiates a chip functional reset without relying on software execution. The S32K3 Safety Manual describes exactly this behavior for R3 faults. Unless there is an undocumented mechanism or a guaranteed early-warning voltage threshold that explicitly ensures valid MCU execution for the complete ISR and SPI transaction, the proposed interrupt-based recovery is not justified from an architectural or functional-safety perspective. Could you please provide the exact document and revision that requires NCF[4] to be handled by an interrupt followed by an SBC-initiated POR, together with the architectural assumption guaranteeing valid software execution after the voltage violation? Until this is clarified, I would not recommend implementing the recovery through an interrupt. Best regards, Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hello, The recovery mechanism mentioned above is documented in NXP's Fault Map document, which is attached to the S32K3 Reference Manual (Rev 8, 01/2024). Ok, it is just recommendation. I will in no cases use that in safety critical systems. Additionally, since the power supplies are built up by the SBC FS65 in our case which are used to power up MCU, resetting the MCU alone will not stabilize the power supplies generated by the SBC. It will not stabilize, but reseting will put MCU in the safe state. So no potentially corrupted instruction are executed. If you have one time event in power supply (like inductance due to weak shielding) then SBC will still supply MCU with correct voltage, but the MCU execution is compromised. Therefore calling reset from interrupt makes no sense to me. Update: Ok, I was consulting this issue with safety team. And the NCF[4] is called in case of overvoltage, or low voltalge warning on low power rail. In case of voltage drop the POR (power on reset) is executed. LVD (Low Voltage Detect)-> warning -> interrupt LVR (Low Voltage Reset)-> POR HVD -> notification -> FCCU NCF4 Overvoltage / Go-Nogo faults propagate via FCCU NCF4. LVD is an early-warning notification. LVR bypasses FCCU entirely and goes directly to POR. Best regards, Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1.  Does an MCU Power-On Reset (POR) occur in both low-voltage and high-voltage conditions? 2.  Is there a provision to recover the SBC if it fails to generate voltages properly?
View full article
MCUXpresso 25.6:Cortex-M0+ EXC_RETURN後のGDB無限メモリ読み取りループ — 回避策:バックトレース l 環境 IDE: MCUXpresso IDE 25.6 デバッガ: GNU Arm GDB 15.2.90.20241130-git ツールチェーン: GNU Arm ツールチェーン 14.2.Rel1 ターゲット: NXP LPC845、Arm Cortex-M0+ デバッグプローブ: LinkServer を使用したオンボード LPC-Link2 ホスト: Windows 問題 SysTickからThreadモードコードへの合成例外スタックフレームを用いるCortex-M0+アプリケーションをデバッグすると、GDBは応答しなくなります。 ファームウェアは、以下の方法で例外戻りを実行します。 bx lr LR = 0xFFFFFFF9 (MSPを使ったThreadモードに戻る)。 合成例外フレームには、有効なサムモード宛先PCとxPSRが含まれています。アプリケーションは物理的ターゲット上で動作しますが、GDBは宛先関数で停止すると応答しなくなります。 症状には以下が含まれます。 可変ホバー検査が機能しなくなりました。 メモリビューには????????が表示されます。 GDBコマンドやインフォThreadは応答しなくなります。 デバッグセッションは通常、終了とクリーンアップが必要です。 例外戻り値をまたいで命令ステップ実行するのではなく、宛先にハードウェアブレークポイントを設定した場合にも、同様の問題が発生します。 再生 アプリケーションを通常通りデバッグし始めてください。 bx lr例外復帰命令の直前で停止してください。 目的関数System()に別のブレークポイントを設定します。 例外処理をスキップして戻るか、目的のブレークポイントまで続行します。 GDBは宛先に到達するが、その後応答しなくなる。 この不具合は、通常のGDB構成でも再現可能です。 遠隔プロトコルの証拠 リモートプロトコルトレースを有効にするには: set logging file gdb-remote.log set logging overwrite on set logging enabled on set debug remote 1 GDBは、リモートメモリの読み取りにおいて、同じシーケンスを繰り返し実行していることが明らかになった。 m1b4,4 -> 91010000 m1ba,4 -> 00000000 m1bc,4 -> 00000001 m1c0,4 -> f9ffffff m190,4 -> 07490868 このシーケンスは無限に繰り返される。 LinkServerはリクエストを認識し、正常に応答します。したがって、このトレースは通常の通信タイムアウトを示すものではありません。 特に、 0x1c0の応答には例外戻り値である0xFFFFFFF9が含まれている。 回避策が確認されました GDBに以下のコマンドを入力します。 set backtrace limit 1 繰り返しテストで観察された不具合を防止する。 この設定を有効にすると: デバッガーが同じ例外戻り値の境界を繰り返し越えています。 どちらのブレークポイントも正常に機能します。 可変ホバー検査は目的地で機能します。 デバッグセッションは応答性を維持しています。 この回避策は、以下の方法で構成された GDB コマンド ファイルに配置した場合にも機能します。 デバッグ構成 → GDBデバッガー → GDBコマンドファイル アプリケーションやアセンブリの改造は不要です。 追加のアイソレータ 同じターゲット、デバッグプローブ、IDEが従来のファームウェアを正常にデバッグします。 合成例外戻り値のシムを使用せずに宛先関数を呼び出す場合も機能します。 従来のSysTickハンドラでは、このような不具合は発生しません。 この問題は、合成例外リターン後の実行状態を処理するGDBに特に関連付けられているようです。 期待される動作 GDBは例外発生後も応答性を維持し、ステップ実行、レジスタ検査、メモリ検査、変数評価を可能にするべきである。 もしGDBが生成されたスタックフレームを解釈できない場合は、エラーを報告するかアンワインドを終了すべきであり、無期限に繰り返されるメモリ-読み込みシーケンスに入るべきではありません。 疑われる原因 セットバックトレース限界1の有効性は、GDBのARM Cortex-Mスタックフレームアンワインドやフレーム解析が関与していることを強く示唆しています。 正確な内部原因は特定されていない。 要求 GDBのARM Cortex-M例外フレーム処理と合成例外リターンの相互作用を調査してください。 特に、なぜデバッガが同じターゲットメモリ位置を繰り返し読み込むのか、フレームアンワインドが無限ループに入る可能性があるかどうかを明らかにします。 この回避策はデバッグ機能を復元しますが、バックトレースの深度を制限するため、有効な例外戻りシーケンスには必要ないはずです。 Re: MCUXpresso 25.6: GDB infinite memory-read loop after Cortex-M0+ EXC_RETURN — workaround: backtra コードクリップを忘れました: 0000015c: 15c: b4f0 プッシュ {r4, r5, r6, r7} 15e: 4640 mov r0, r8 160: 4649 mov r1, r9 162: 4652 mov r2, sl 164: 465b mov r3, fp 166: b40f プッシュ {r0, r1, r2, r3} 168: 4911 ldr r1、[pc、#68] @ (1b0 ) 16a: 6808 ldr r0, [r1, #0] 16c: 3001 は r0、#1 を追加します 16e: 6008 str r0, [r1, #0] 170: 2804 cmp r0、#4 172: dd03 ble.n 17c 174: f000 fa24 bl 5c0 178: f7ff ffcc bl 114 0000017c: 17c: 4d0d ldr r5、[pc、#52] @ (1b4 ) 17e: 4e0e ldr r6、[pc、#56] @ (1b8 ) 180: 4f0e ldr r7、[pc、#56] @ (1bc ) 182: b4ff プッシュ {r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7} 184: 480e ldr r0、[pc、#56] @ (1c0 ) 186: 4686 mov lr, r0 188: b500 プッシュ {lr} 18a: bd00 ポップ {pc} Re: MCUXpresso 25.6: GDB infinite memory-read loop after Cortex-M0+ EXC_RETURN — workaround: backtra こんにちは、 @Pedantic2 さん。 詳細な情報を提供していただきありがとうございます。 LPC845は例外処理を正しく完了しているように見えるが、その後、GDBがスタックフレームを処理する際にエラーが発生する。MCUXpresso IDEチームにこの問題を認識しているか確認してみます。 この問題はGNU GDBのCortex-Mフレームアンワインディング実装に関連している可能性が高いため、この挙動をGNU GDBプロジェクトにも報告することをお勧めします。 https://sourceware.org/bugzilla/ よろしくお願いします。 BR アリス
View full article
使用 emcem 中提供的接口向缓存位置注入故障 你好@danielmartynek 早上好:-) 我有一个关于向缓存位置注入故障的问题: 我需要在缓存位置注入一个 2 位故障,但我不太确定参考手册中提到的具体含义,我们使用的是 NXP s32K394 微控制器: 我需要调用以下函数两次,以便将错误注入缓存,并获取缓存中如下所示的 2 位错误: 如果我的做法有误,能否请您分享一下如何进行这种注入的示例代码?目前我们的项目中使用的是 SAF 代码包,软件包,如果已经有现成的故障注入代码,请告诉我需要参考哪个文件才能使用 SAF 模块中提供的内存测试接口 (EIM) 注入各种类型的故障。 Re: Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem 你好@Rudved_3366 , 我刚刚回复了你关于这个话题的第二篇帖子: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td-p/2419094 BR,丹尼尔
View full article
增加MCP,直连codex进行协作 是否可以新增mcp,支持直接使用codex,或者其他的agent来操作IDE,目前已有的使用figma的方式有figma额度的限制,不是很好用 回复: 增加MCP,直连codex进行协作 嗨@ALVAN 谢谢你的建议。我会将您的反馈意见转达给 GUI Guider 团队,供他们参考。 BR 哈里
View full article
The latest eb licesne is invalid. Re: 最新的eb licesne无效 The error "ERROR: Processing response (50019,41200,10246)" usually indicates one of the following issues: 1. The activation code is no longer valid or the available license quantity has been exhausted. 2. The activation response file (activation.xml) does not match the activation request file generated on the target PC. 3. The activation.xml file was not generated from the official Elektrobit offline activation portal. I just tried activating it offline, and it worked. Re: 最新的eb licesne无效 Using offline activation, this is an error message. Re: 最新的eb licesne无效 Hi yiyuan, 请告诉我具体错误信息,比如 EB Client License Administrator 1.5.1 返回什么错误? 我刚使用该 activation code 成功 Activate . Best Regards, Robin
View full article