マニュアルの波形図からわかるように、RXは高インピーダンス(または0)から始まる最初の遷移を無視するため、RXは遷移を見逃し、RZI復号エラーが発生します。
NXP TJA1410について質問させてください。この場合、推奨されるデコード方法はありますか?
こんにちは@li_wangさん
まず、これは図11に基づく理論的な懸念なのか、それとも実装中に実際のRZIデコードエラーが見られているのか、明確にしていただけますか?
実際にエラーが確認された場合は、以下の情報を提供してください。
図11に関して、強調表示されているVLINEの遷移は、通常モードから送信モードへの遷移中に発生します。この時点でラインインピーダンスはハイZからアクティブインピーダンスに変わり、トランスミッタは差動線を駆動し始めます。この遷移の間、RX出力は明示的に未定義としてマークされます。したがって、強調表示された領域に示されている最初のVLINEの動きは、RX上のパルスによって表されなければならない有効なRZIデータ遷移として解釈されるべきではありません。
通常モードおよび送信モードでは、RXのデフォルトレベルはHIGHです。差動MDI電圧が受信機トリガー閾値を通過すると、TJA1410はRXに低パルスを生成します。この動作は、有効な受信データ間隔に適用されます。
したがって、図11はTJA1410が最初の有効なRZI遷移を無視することを示しているわけではない。トランスミッタの活性化時にRXが定義されていないことを示しています。有効なRZI復号は、RXが有効な動作区間内にある場合にのみ開始すべきであり、モード遷移による初期アナログVLINEの動きからは始めるべきではありません。
よろしくお願いいたします。
パベル
TJA1410の実際のテスト波形を見ると、TJA1410は通常モードで、データを受信するだけで送信はしていないことがわかります。
図の上から下への信号は、ED、RX、Vline、TRX_P、TRX_Nです。
RX信号が受信され、RZIルールに従って復号されると、復号されたデータは0x04になりますが、Vline上の実際のデータは0x08(BEACON)になります。
信号RXを観測したところ、Vlineが高インピーダンスから高インピーダンスに変化した際に、RXから低レベルのパルスが出力されないことが判明した。これは、RXで1ビットのデータが欠落していることを意味し、復号エラーの原因となっている。
ご返信いただき、誠にありがとうございます。
ありがとう!
李王
こんにちは、パベル
S32K5 + TJA1410テストキットはどのように入手できますか?
ありがとう
李王
図に示すように、VLINEは高インピーダンスから高電圧に変化します。この変化によってRXに低レベルパルスが生成されないため、RZI復号時にRXが生成するビット数が1つ少なくなります。
あと2つ質問があります。
1) TJA1410はLAN8670と相互接続できますか?
2) 御社はTJA1410用のVerilogモデルファイル、またはデジタルPHYのシミュレーション設計に使用できるその他のモデルファイルをお持ちですか?
ご返信いただき、本当にありがとうございます!
李王
こんにちは@li_wangさん
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/TJA1410-EVB直接注文可能です。
S32K5はNPI(新製品導入)で、まだ正式に発売されていません。これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。
よろしくお願いいたします。
パベル
こんにちは@li_wangさん
測定値をご提供いただきありがとうございます。しかし、現在のスクリーンショットでは、最初の期待されるRXイベントが実際に欠落しているのか、受信バースト開始時にデコードが誤って整列されているのかを判断するのに十分な時間解像度を提供していません。
以下の情報を提供していただけますか:
現在のキャプチャから判断すると、TJA1410が有効なデータビットを失ったと結論づけることはできません。0x08 0x04の不一致は、デコーダがEDとRXを使って初期ビットアライメントを設定する方法にも起因している可能性があります。
よろしくお願いいたします。
パベル
こんにちは@li_wangさん
はい、TJA1410は共通の10BASE-T1Sネットワークを通じてLAN8670と通信できます。
「Documents in Secure Files」には、TJA1410 VHDL-AMSシミュレーションモデルが用意されています。
本製品の要求されたドキュメントは管理下で公開されており、NDA(秘密保持契約)の下でSecure Filesを通じてアクセス可能です。
こちらからアクセスを申請してください: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg
フォーム送信時に、有効な秘密保持契約書(NDA)のコピーをアップロードするよう求められますので、ご注意ください。もし御社にまだNDAがない場合は、まずNDAのフォームにご記入ください:
https://www.nxp.com/webapp-signup/ndaReqForm
NDAが整ったら、安全なファイルへのアクセスをリクエストできます
プロセスを理解するためにFAQをご確認ください:
https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights:SEC-ACCESS
https://www.nxp.com/support/support/secure-access-rights/secure-access-rights-faqs:SEC-ACCESS-FAQS
オートモーティブ イーサネットは輸出管理方針の対象となり、NDAやSecure Filesへのアクセスが認められた後でも追加の承認が必要になる場合がありますのでご注意ください。
よろしくお願いいたします。
パベル