2425129_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2425129_ja-JP

2425129_ja-JP

PCA9451Aの未使用SD機能

こんにちは、

iMX93アプリケーションでSDカードを使うつもりはないので、PCA9451A PMICのスイッチとLDO5ブロックの終端処理方法が気になっています。

1) SW_ENには内部のプルダウン機能があり、I2Cレベルのトランスレーターを使っていないので、SWINも浮かせておくことができますよね?SWOUTピンも接続せずに放置できるのですか?

2) SD_VSELとLDO5はどうすればいいですか?内部に引っ張る抵抗SD_VSEL見当たりません。LDO5は無負荷時でも出力コンデンサが必要なのでしょうか?

私の応募はかなりスペースが限られているので、できるだけ多くの部品を省きたいと思っています。

Re: Unused SD functionality on PCA9451A

はい、これは自分で解決しました。iMX93ハードウェアガイドのチェックリストには次のように記載されています。

「PCA9451AHNY PMICが電力供給に使われる場合は、使用されていなくてもすべてのレギュレーターの出力L/C部品が適切にコネクテッドされていることを確認してください。レギュレータの出力が開いたままになっていると、PMIC全体が誤動作します。

これはPMICのデータシートに記載しておくと役立つ情報だと思います。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: