Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
编写 K32L3A MCU 闪存 IFR 字段                                      编写 K32L3A MCU 闪存 IFR 字段 简介 K32L3A60VPJ1AT MCU 是下一代 Kinetis 双核设备。该设备带来了传统 Kinetis 设备不支持 的处理和多任务处理功能。此外, K32L3A60VPJ1AT 还提供了改进的功耗和安全功能。这 些安全功能的一些重要方面在于非易失性信息寄存器(IFR)存储区域以及该区域的编程方 式。 IFR 存储器区域是与主阵列分离的具有受限访问的储器空间,并且由可擦除 IFR 区域和 不可擦除 IFR 区域组成。不可擦除的 IFR 区域包括程序的一种标识符和版本标识符。可擦 除的 IFR 区域具有闪存安全性,闪存选项,批量擦除启用以及控制设备行为的其他此类功 能。在旧版 Knietis 设备中,主闪存阵列的某些字段(闪存地址 0x400-0x40F)在引导时配 置了 IFR。但是,在 K32L3A60VPJ1AT 中,不再以这种方式控制 IFR 存储区。尝试配置这些 设置时,这会带来挑战。 本文档的目的是解释如何更改这些设置,并提供一些有关如何进 行这些更改的选项。 配置 IFR 字段的第一步是了解如何通过硬件对这些字段进行编程。使用称为“程序索引命令” 的特殊闪存命令对 IFR 字段进行编程。编程后,必须先擦除这些字段,才能重新编程闪存 配置值。擦除这些值的唯一方法是通过批量擦除。这提供了安全性,因为在不删除用户代 码的情况下也无法更改 IFR 值。此外,更改用户代码映像不会影响引导加载程序的操作, 从而确保可以执行安全的引导功能。此处描述了写入可擦除 IFR 值的过程: 1.使用程序索引命令(0x43)写入 FCCOB0。 2.用要编程的索引写入 FCCOB1.可能的索引列在“可擦除 IFR 映射”表中(K32L3A6 参考 手册中的表 16.4.1.2)。 3.将 FCCOB2 和 FCCOB3 写入 0x00,因为此命令不使用它们。 4.用所需的值写入 FCCOB4 - FCCOBB。(请注意, 并非所有索引都使用所有 FCCOB 字 段。请确保查阅 Erasable IFR Map 表,其中 FCCOB 字段用于您正在编程的索引。) 5.将 0x70 写入闪存状态寄存器(FSTAT),以清除上一个闪存命令中可能存在的任何错 误。(请注意,此命令必须是字节写操作。) 6.将 0x80 写入闪存状态寄存器(FSTAT)以启动已编程的闪存命令。 7.轮询 FSTAT 寄存器,直到 CCIF 位字段(位字段 7)为 1(‘1’)为止。(请注意, 用您 的脚本语言可能无法执行此操作,或者仅等待 flash 命令完成执行可能会更容易。在这 些情况下,等待时间比典型的 Program Index 命令完成时间 110us 长的多) 对 IFR 进行编程后,应回读 IFR 以验证其是否正确完成。其过程如下: 1.使用读取索引命令(0x41)写入 FCCOB0. 2.将 FCCOB1 写入要读取的索引。可能的索引列在“可擦写 IFR 映射“表中(K32L3A6 参 考手册中的表 16.4.1.2)。 3.用 0 写入 FCCOB2-FCCOBB。结果将存储在 FCCOB4-FCCOBB 中,因此,应清除这 些内容以确保收到正确的结果。 4.将 0x70 写入闪存状态寄存器(FSTAT),以清除上一个闪存命令中可能存在的任何 错误。注意,该命令必须是字节写入。 5.将 0x80 写入闪存状态寄存器(FSTAT)以启动已编程的闪存命令。 6.轮询 FSTAT 寄存器,直到 CCIF 位字段(位字段 7)为 1(‘1’)为止。(请注意,在您 的脚本语言中可能无法执行此操作,或者只是简单地等待 flash 命令完成执行可能会 更容易。在这些情况下,等待时间要比最长的读取索引命令完成时间 35us 长的多) 使用程序索引命令时,必须知道要修改哪个索引才能创建正确的 Flash 命令。索引列表可 以在 K32L3A60VPJ1AT 参考手册的 Flash 章节的 IFR 描述部分中找到。 有几种不同的选项可用于对 FORT 字段进行编程。这些选项是: 1.使用 Kinetis Flash 工具 2.使用 blhost 3.调试器脚本 4.用户软件中的子例程 选项#1: Kinetis Flash 工具 使用 Kinetis Flash Tool 可能是更改 IFR 值的·最方便的方法。 Kinetis 闪存工具使用 UART 或 USB 协议与 K32L3A6 引导加载程序接口并写入所需的 IFR 字段。 Kinetis Flash 工具的最大优 点之一是,它为用户提供了一个图形界面,可以轻松的对 IFR 字段进行编程。下图是 Kinetis Flash 工具的图片,并突出显示了对 IFR 字段进行编程时要使用的重要输入控件和选 项卡: 1.此字段是端口集框。他选择与引导加载程序通信时要使用的接口(UART 或 USB)。此 框还允许配置接口。有关默认配置,请查阅 K32L3A6 参考手册。 2.这是“Flash 实用工具”选项卡。选择此选项卡以查看此图像中显示的控件。 3.这是索引输入字段。应在此处输入要编程的 IFR 的索引。 4.这是十六进制数字字段。该值将在“索引”字段中指示的 IFR 索引处进行编程。此处的 值应为十六进制格式,而不能包含前面的“0x”。 5.这是字节计数字段。这告诉实用程序要编程多少个字节,并且必须是该 IFR 索引的值, 请参考参考手册中的“可擦除 IFR 映射表”。 6.这是程序按钮。填写完所有字段后,单击此按钮可以对所需的 IFR 位置进行编程。 选项#2: BLOHOST MCUBoot 软件包还包括一个命令行可执行文件,可与引导加载程序交互。该工具 blhost 还 可用于对 IFR 字段进行编程。“flash-program-once”命令应用与对所需的 IFR 位置进行编程。 该命令的语法如下: flash-program-once 因此,例如, 如果要使用 0xFFFFF3FF 编程 FOPT IFR 字段(记录索引 0x84),则使用此命令 的正确语法应为 flash-program-once 0x84 4 FFFFF3FF 编程后,“一次刷新读取”命令可用于回读并验证已编程的 IFR 字段。以下是使用以前的 IFR 位置的示例 flash-read-once 0x84 4 以下是使用 blhost 擦除设备,对 FOPT IFR 进行编程以及从命令行读回 FOPT IFR 的完整示 例。 选项#3:调试器脚本 简单的调试器脚本是写入 IFR 值的另一种便捷方式。调试器脚本在调试会话启动过程的后台 执行(因此是用户的隐藏操作),通常可以使用任何文本编辑器轻松地对其进行编辑。但是, 更改值可能更麻烦,因为这通常必须由用户在每次编程时手动完成。考虑到这一点,最好为 不同的配置使用不同的连接脚本 使用调试器脚本的第一步是编写调试器脚本。调试器脚本的功能和语法取决于您的工具链。 就本文档而言,我们将重点介绍 MCUXpresso IDE。 MCUXpresso IDE 使用与调试器无关的 PokeXX 和 PeekXX 命令(其中 XX 是 8、 16 或 32,具体取决于要对所需寄存器进行字节访 问,半字访问,还是字访问)。因此,无论您使用 JLink 或 CMSIS-DAP 进行调试,还是使用 任何其他调试器,在设备上运行的相同命令将继续起作用。下面是一个 MCUXpresso 连接脚 本示例,该脚本写入 FOPT 寄存器,然后将其读回以打印到调试日志。 5140 REM ====================Program FOPT=================================== 5150 poke32 this 0x40023004 0x43840000 5160 REM Stuff FCCOB registers with desired FOPT value 5170 Poke32 this 0x40023008 v% 5171 Print “New Val “;~s% 5180 Poke32 this 0x4002300c 0x00000000 5180 Poke8 this 0x40023000 0x70 5190 Poke8 this 0x40023000 0x80 5200 wait 1000 6000 REM ================== Read FOPT ===================================== 6001 REM Now read the FOPT back 6010 Poke32 this 0x40023004 0x41840000 6020 Poke32 this 0x40023008 0x00000000 6030 Poke32 this 0x4002300c 0x00000000 6040 Poke8 this 0x40023000 0x70 6050 Poke8 this 0x40023000 0x80 6060 wait 1000 6070 s% = Peek32 this 0x40023008 6080 Print "New FOPT Val ";~s% 请注意,在上面的脚本中, v%是所需的 FOPT 值,并且它已在未显示的脚本部分中定义 (第 164 行)。 162 REM This is the value to be written to the FOPT 164 v% = 0xfffff3ff 编写脚本后,必须告知 MCUXpresso 使用连接脚本。这是在“调试配置”窗口中完成的。假设 已创建调试配置,请单击绿色错误图标旁边的箭头,然后选择“调试配置”。 在出现的对话框中,选择要使用的调试配置,然后选择“Linkserver 调试”选项卡。在“连接脚 本”字段中,将 MCUXpresso 指向连接脚本的位置。 这就是在 IDE 中需要完成的所有工作。现在,所选的调试配置应使用编写的脚本。 一些调试器将允许脚本的独立命令行运行,例如 JLink 调试器。由于 JLink 是我们遇到的最 受欢迎的外部调试器之一,因此下面提供了使用此脚本进行编程的示例。 //现在对 FOPT 进行编程 w4 0x40023004, 0x43840000 //43 选择程序索引命令。 84 选择 FOPT IFR 字段。 //用我们要写入的 FOPT 值填充 FCCOB 寄存器(4-7)。 //**(启动设置) ** w4 0x40023008, 0xfffff3ff //写入 0xFFFF_1FFF 以从内部 Flash 引导 M4。声明 NMI 引 脚将强制从 ROM 引导。 //用伪值写入 FCCOB 寄存器 8-B。 w4 0x4002300c, 0x00000000 //写入 FSTAT 寄存器以清除可能存在的任何错误。 w1 0x40023000, 0x70 //启动 flash 命令。 w1 0x40023000, 0x80 //等待 flash 命令完成。 Sleep1 //现在读回 FOPT w4 0x40023004, 0x41840000 //43 选择程序索引命令。 84 选择 FOPT IFR 字段。 //用我们要写入的 FOPT 值填充 FCCOB 寄存器(4-7)。 //**(启动设置) ** w4 0x40023008, 0x00000000 //写入 0xFFFF_F1FF 以从内部 Flash 引导 M0+。声明 NMI 引脚将强制从 ROM 引导。 //用伪值写入 FCCOB 寄存器 8-B。 w4 0x4002300c, 0x00000000 //写入 FSTAT 寄存器以清除可能存在的任何错误。 w1 0x40023000, 0x70 //启动 flash 命令。 w1 0x40023000, 0x80 //等待 flash 命令完成。 Sleep1 //读回内存以验证重置后应该显示的 FOPT 设置。 mem32 40023000, 4 选项#4: 用户软件中的子例程 有时,系统的要求将阻止实施上述任何方法来对 IFR 值进行编程。在这种情况下,您可能需 要实现自己的子例程来对 IFR 进行编程。这样做的过程与调试器脚本方法基本相同,只是用 代码而不是外部脚本编写。要记住的一个关键是您可能需要擦除整个闪存。因此,此子例程 应放在 RAM 内存中。由于正在执行闪存操作,因此将其置于 RAM 中将防止发生某些闪存 错误。 结论 总之, IFR 寄存器是非易失性信息寄存器,用于控制 K32L3A MCU 的某些行为。 IFR 分为可 擦除 IFR 空间和不可擦除 IFR 空间,它们都不是主闪存阵列的一部分。对这些值进行编程需 要使用特殊的闪存命令,并且要求自上次批量擦除以来尚未写入这些值。通常,有四种不同 的编程 FOPT 寄存器设置的方法。四种方法是: 1.Kinetis Flash 工具 2.BLHost 命令行界面 3.调试器脚本 4.用户软件子程序 每种方法都有其优点,因此,您应该选择一种满足您需求并且最方便的方法。但是,无论选 择哪种方法,在写入可擦除 IFR 字段之前都不能对 IFR 值进行编程。在尝试对任何 IFR 字段 进行编辑之前,最好执行批量擦除(可以使用本文档中介绍的任何方法进行擦除)。 Technologies
記事全体を表示
2D LCD Graphic Solutions - Vybrid and QorIQ Demo Owner Juan Antonio Gutierrez Rosas   Watch as the 2D-ACE display controller allows responsive and eye-catching graphics and keeps the system costs, power consumption and board size low.   Features Display control unit - Hardware 2D animation and composition engine Rich set of capabilities that allow to build engaging graphical content with MINIMUM CPU intervention Featured NXP Products Vybrid QorIQ Links Introduction to the Vybrid Tower System   Mobile
記事全体を表示
S32 Design Studio for Power Architecture v2.1迁移指南 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 迁移指南 您可以使用在S32 Design Studio for Power Architecture 2.1早期版本中创建的项目,但它需要根据新的产品目录结构进行更改。 下面说明如何导入和配置您的项目。 单击文件>导入... >常规>将现有项目导入工作区,然后单击下一步。 单击“浏览...”并浏览到项目位置,单击“确定” ,选择“将项目复制到工作区”选项,然后单击“完成” 。 如果“问题”视图显示以下警告:“未找到项目所需的硬件设置”,请右键单击它并在上下文菜单上选择“快速修复” 。 从资源列表中选择项目并单击完成。 指定系列、设备和核心设置。单击“确定” 。 对于 EWL 源代码调试,打开调试配置设置,切换到Source选项卡,选择Path Mapping: EWL并点击Edit 。更新 e200_ewl2 位置: 编译路径: e200_ewl2 本地文件系统路径: \S32DS\build_tools\e200_ewl2 根据项目类型,更新以下环境变量和文件位置。 对于使用 SPT 工具的项目:打开项目设置,单击C/C++ Build > Settings > SPT Assembler 。更新 SPT 包含文件位置:对于 SPT1 工具为“ ${SPT_TOOLCHAIN_DIR} /inc” ,对于 SPT2 工具为“ ${SPT2_TOOLCHAIN_DIR} /inc” ,对于 SPT2.5 为“ ${SPT2.5_TOOLCHAIN_DIR} /inc” 。 对于附加了 PEx SDK 的项目:导入项目后,会出现路径验证通知。单击“是”打开S32 SDK 特定属性页面并更新SDK 路径(单击“浏览”并导航到 /S32DS/software/ 文件夹)。如果导入项目示例,请另外打开项目设置,单击C/C++ Build > Build Variables并更新S32_SDK_PATH值: ${eclipse_home} /../S32DS/software/ 。 对于附加 FreeMaster 或 AMMCLIB SDK 的项目:打开项目设置,单击C/C++ Build > Settings ,然后在以下页面上更新 SDK 路径: 标准 S32DS C/C++ 编译器>包括 标准 S32DS C/C++ 链接器>库 标准S32DS汇编器>常规 对于 FreeMaster SDK 项目,另外导航到项目文件夹,打开 .project文件,并更新linkedResources位置。 如果仍然出现一些错误和警告,请尝试关闭并重新打开您的项目,或者重新启动S32DS for Power Architecture 。
記事全体を表示
FTF-MHW-N1923 超小型单芯片 Qi 低功耗无线发射器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无需插入充电线即可为智能手机充电,增加了便利性,并可在公共场所进行移动充电。第一代无线充电器由 100 多个组件组成,价格过于昂贵,无法被大众市场采用。NXQ1TXH5 是一款单芯片 Qi 低功耗无线充电发射器,集成了 Qi 无线充电器的所有数字、模拟和电源功能。高集成度使得元件数量非常少,并且易于设计无线充电器。这也将无线充电器的成本降低了 3 倍。NXQ1TXH5 是一个真正的数字即插即用平台,无需外部模拟设计工作。您所需要的只是一块 2 层 PCB,其顶层具有信号和电源布线,底层采用全铜以实现热性能。在输入端连接电源和去耦器,在输出端连接 LC 电路以将电力传输到接收器,您的无线充电器就可以使用了! 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 无需插入充电线即可为智能手机充电,增加了便利性,并可在公共场所进行移动充电。第一代无线充电器由 100 多个组件组成,价格过于昂贵,无法被大众市场采用。NXQ1TXH5 是一款单芯片 Qi 低功耗无线充电发射器,集成了 Qi 无线充电器的所有数字、模拟和电源功能。高集成度使得元件数量非常少,并且易于设计无线充电器。这也将无线充电器的成本降低了 3 倍。NXQ1TXH5 是一个真正的数字即插即用平台,无需外部模拟设计工作。您所需要的只是一块 2 层 PCB,其顶层具有信号和电源布线,底层采用全铜以实现热性能。在输入端连接电源和去耦器,在输出端连接 LC 电路以将电力传输到接收器,您的无线充电器就可以使用了! 观看视频演示 安全移动 | 医疗保健和可穿戴设备
記事全体を表示
全新 Layerscape LS1028A 工业应用处理器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Layerscape LS1028A 工业应用处理器包括支持 TSN 的以太网交换机和以太网控制器,以支持融合的 IT 和 OT 网络。两个强大的64位ARM v8内核支持工业控制的实时处理,以及物联网边缘计算的虚拟机。集成的 GPU 和 LCD 控制器支持具有下一代界面的人机界面 (HMI) 系统。 具有加密卸载功能的集成信任架构为安全的应用程序和服务提供了一个具有加密通信的可信平台。 产品页面 参考设计 关键要素 双64位ARM v8处理器,用于实时处理 对物联网边缘计算的完全虚拟化支持 面向工业TSN桥应用的TSN开关 支持TSN的以太网控制器,适用于TSN终端应用 支持集成GPU和LCD控制器的人机界面应用 信任架构是可信应用和服务的信任根本 LS1028A 将成为 NXP 15 年产品长寿计划的一部分 目标应用 工厂自动化 工艺自动化 可编程逻辑控制器 运动控制器 工业物联网网关 人机接口(HMI) QorIQ LS1设备
記事全体を表示
INS-N2025品質 - 製品選択プロセスにおけるますます関連性のある決定基準 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 明日のインターネットは、クラウドに接続された電子ソリューションで私たちを取り囲んでいます。私たちは、彼らが安全、確実、そして最高の品質と信頼性で運営されていることを確信しなければなりません。自動運転車は、究極のコネクテッドデバイスです。このセッションでは、業界の専門家ワークグループによって特定された、自動車と消費者向け部品の間に存在する可能性のある66の重要な違いに焦点を当て、信頼性、品質、および車両の寿命に影響を与えます。市場間の潜在的な違いに関するこの概要は、顧客がコンポーネントを選択する際のガイドとして理想的なツールになる可能性があります。NXPは、自動車、セキュリティ、コネクティビティ、およびハイエンドのコンピュータネットワーキングのリーダーです。製品セグメントとパフォーマンス範囲全体にわたるNXPの機能が、お客様の隠れたリスクの多くにどのように対処し、コネクテッドソリューションへの優れた出発点を提供するかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 明日のインターネットは、クラウドに接続された電子ソリューションで私たちを取り囲んでいます。私たちは、彼らが安全、確実、そして最高の品質と信頼性で運営されていることを確信しなければなりません。自動運転車は、究極のコネクテッドデバイスです。このセッションでは、業界の専門家ワークグループによって特定された、自動車と消費者向け部品の間に存在する可能性のある66の重要な違いに焦点を当て、信頼性、品質、および車両の寿命に影響を与えます。市場間の潜在的な違いに関するこの概要は、顧客がコンポーネントを選択する際のガイドとして理想的なツールになる可能性があります。NXPは、自動車、セキュリティ、コネクティビティ、およびハイエンドのコンピュータネットワーキングのリーダーです。製品セグメントとパフォーマンス範囲全体にわたるNXPの機能が、お客様の隠れたリスクの多くにどのように対処し、コネクテッドソリューションへの優れた出発点を提供するかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る インサイト&イノベーション
記事全体を表示
AUT-N1888 功率 MOSFET 在汽车应用中增强可靠性,提高效率 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次培训将讨论分立式功率MOSFET在动力总成、安全、底盘和车身控制等汽车应用中的使用,向将参会者介绍恩智浦最佳、最新的硅片和封装技术。 重点介绍采用电机控制燃料、机油和水泵的解决方案。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次培训将讨论分立式功率MOSFET在动力总成、安全、底盘和车身控制等汽车应用中的使用,向将参会者介绍恩智浦最佳、最新的硅片和封装技术。 重点介绍采用电机控制燃料、机油和水泵的解决方案。 观看视频演示 安全互联汽车和自动化汽车
記事全体を表示
Kinetis MCU 上的电源管理:LLS 和 VLLS 模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 设备的功耗以及嵌入式系统设计的影响是当今的常见话题。Kinetis MCU 提供不同的电源模式以满足用户的需求。在这些低功耗模式中,我们可以找到最低的功耗模式:低泄漏停止模式(LLS)和超低泄漏停止模式(VLLS)。 附件对这些模式进行了简要介绍/说明,并列出了配置 MCU 在任何这些模式下运行所需的步骤。这是 FRDM-KL26Z 的裸板项目,但同样的原理也适用于其他 Kinetis 系列。另外,还附上了两个 KDS v3.2 项目以供参考。 我希望您觉得它们有用! 此致, 艾萨克 Kinetis L系列MCU
記事全体を表示
USB ホスト大容量記憶クラス (MSC) の例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP SemiconductorsとOnChip Technologiesは提携して、USBホスト機能を備えたLPC1000、LPC2000、およびLPC3000ファミリのマイクロコントローラにUSBHostLiteソフトウェアを提供しています。これらには、LPC17xxシリーズ、LPC23xxシリーズ、LPC24xxシリーズ、LPC29xxシリーズ、LPC31xxシリーズ、およびLPC32xxシリーズのマイクロコントローラのメンバーが含まれます。USBHostLite は、OS レス環境で実行するための最小限のコードで USB 大容量ストレージ クラスのサポートのみを含む、簡素化された USB ホスト スタックです。USBHostLiteは、USBホストポートに接続されたUSBペンドライブ、USBハードディスクドライブなどのUSB大容量ストレージデバイス上のファイルにアクセスするための簡単なソリューションを提供します。 特長 USBHostLite は、次の機能をサポートしています。 オペレーティングシステムなしで動作 小さなメモリフットプリントが含まれています ソースコードはANSI Cで書かれており、IDEから独立しています 制御および一括転送をサポート FAT16ファイルシステムをサポート シンプルなファイルAPIにより、ファイルの読み取りおよび書き込み操作が可能 よく構造化され、理解しやすいソースコード 制限 NXPの無料のUSBHostLiteソフトウェアには、次の制限があります。 USBHostLiteは現在、Embedded ArtistsのLPC2468 OEMボードとKeilのMCB1760ボードにのみ移植され、テストされています。 大容量ストレージ以外のクラスはサポートされていません。 大容量記憶装置インターフェースは、最初の構成に存在する必要があります。 0 より大きい最大論理ユニット番号 (LUN) はサポートされていません。 FAT16 以外のファイルシステムはサポートされていません。 長いファイル名はサポートされていません。 ルートディレクトリ以外のフォルダにあるファイルにはアクセスできません。 アプリケーションで使用するバッファ・サイズは、4 KB を超えてはなりません。 注:このアプリケーションノートでは、USBHostLiteスタック全般と、特にEmbedded Artists LPC2468 OEMボードでのアプリケーションについて説明します。 ソフトウェア LPCソースコード用のUSBHostLiteは、NXPのお客様が無料で使用でき、NXPのLPC2000およびLPC3000ファミリのマイクロコントローラでのみ使用できます。USBHostLiteソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、これらのNXPマイクロコントローラーでのみ使用することに同意したことになります。Hitex LPC2939ボード上の LPC293x デバイスに移植されたUSBHostLiteスタック: LPC293x用のUSBHostLite VBeta 0.01 (2009/07/28) - 添付 Embedded Artists LPC2468 OEM ボード上の LPC2468 デバイスに移植された USBHostLite スタック: LPC23xx/LPC24xx用USBHostLite V1.00 (2010年1月4日) Keil MCB1760評価ボード上の LPC1768 デバイスに移植されたUSBHostLiteスタック: LPC17xx用のUSBHostLite VBeta 0.01 (2009/07/14) - 添付 OnChip Technologies LLCは、フル機能と量産品質の組み込みUSBスタックを必要とするお客様のアプリケーション向けに、USB仕様に完全に準拠し、優れた安定性と構成可能性を提供する組み込みUSBホスト/デバイス/OTGスタックを提供しています。 詳細情報 免責事項 このソフトウェアは、NXP Semiconductorsから現状のまま提供されます。NXP Semiconductorsは、情報提供以外の目的で、ここに含まれるソフトウェアをサポートまたは保証しません。サポートオプションやその他の組み込みUSBホスト/デバイス/OTGスタックなど、さらなる支援についてはOnChip Technologies LLCにお問い合わせください。 さらにサポートが必要な場合 オンチップテクノロジーズLLC LPC3000、LPC2000、およびLPC1000ファミリー向けのその他のプロフェッショナルUSBホストスタックソリューション CMXシステムCMX-USBホスト HCC組み込みUSB(EUSB)HostLiteスタック micrium μC/USBホスト マイクロデジタル smxUSBH Quadros RTXCusb ソフトウェア Thesycon組み込みUSBホストスタック
記事全体を表示
逻辑器件:恩智浦创新逻辑解决方案在功耗、空间和成本节省方面的实际案例研究 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代逻辑提供的不仅仅是连接系统中复杂设备的“粘合剂”。本次研讨会将详细介绍实际客户应用的案例研究,并展示如何使用创新的恩智浦逻辑器件不仅在器件成本、功率和电路板空间方面提供技术优势,而且还在与电源要求、产品封装和供应链成本(库存、认证、制造)相关的系统成本方面提供优势。本次研讨会面向所有设计工程师、元件工程师和采购代理,目标是实现最具整体成本效益的系统设计。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代逻辑提供的不仅仅是连接系统中复杂设备的“粘合剂”。本次研讨会将详细介绍实际客户应用的案例研究,并展示如何使用创新的恩智浦逻辑器件不仅在器件成本、功率和电路板空间方面提供技术优势,而且还在与电源要求、产品封装和供应链成本(库存、认证、制造)相关的系统成本方面提供优势。本次研讨会面向所有设计工程师、元件工程师和采购代理,目标是实现最具整体成本效益的系统设计。
記事全体を表示
i.MX L3.14.52_1.1.0 GA & i.MX 6SoloX FreeRTOS GA Release Announcement [1] The Linux L3.14.52_1.1.0 GA and i.MX 6SoloX FreeRTOS release is now available on www.nxp.com Files available: # Name Description 1 fsl-yocto-L3.14.52_1.1.0-ga.tar.gz Linux 3.14.52_1.1.0 BSP documentation. 2 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6QDLSOLO.tar.gz i.MX 6Quad, i.MX 6Dual, i.MX 6DualLite, i.MX 6Solo Linux Binary Demo Files 3 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6SLEVK.tar.gz i.MX 6SololiteEVK Linux Binary Demo Files 4 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6SXALL.tar.gz i.MX 6SoloX Linux Binary Demo Files 5 L3.14.52_1.1.0-ga_images_MX6UL.tar.gz i.MX 6UltraLite Linux Binary Demo Files 6 L3.14.52_1.1.0_ga-mfg-tools.tar.gz i.MX Manufacturing Toolkit for Linux L3.14.52 BSP 7 L3.14.52_1.1.0-ga_gpu-tools.tar.gz L3.14.52_1.1.0 i.MX VivanteVTK file 8 FreeRTOS_BSP_1.0.0_iMX6SX.exe FreeRTOS™ BSP for the i.MX 6SoloX ARM® Cortex®-M4 core. --- Windows installer 9 FreeRTOS_BSP_1.0.0_iMX6SX.tar.gz FreeRTOS™ BSP for the i.MX 6SoloX ARM® Cortex®-M4 core. --- Linux installer Target boards: i.MX 6Quad SABRE-SD Board and Platform i.MX 6DualLite SABRE-SD Board i.MX 6Quad SABRE-AI Board i.MX 6DualLite SABRE-AI Board i.MX 6SoloLite EVK Board i.MX 6SoloX SABRE-SD Board i.MX 6SoloX SABRE-AI Board i.MX 6UltraLite EVK Board What’s New: LinuxBSP New features added for all supported boards: Yocto Project upgraded to version 1.8 Fido. Supports the GCC 4.9.2 toolchain. The Linux kernel is upgraded to v3.14.52. The U-Boot is upgraded to 2015.04. New graphics features: GPU driver upgraded to Vivante v5.0.11p7.4. DirectFB support removed. XWayland support added. Last release to provide graphics software floating point binaries. New multimedia features and changes: Qt 5.5 support integrated, which supports hardware accelerated QML video. Qt 5 is not supported for SoC without hardware graphics. Qt 5 video is not supported on SoC without VPU. Video compositing plugins based on PXP are supported. GStreamer playback engine API is supported, providing high level APIs for media playback and operations. Video overlay composition meta (meta:GstVideoOverlayComposition) is supported in i.MX video sinks, convert and compositor. This feature accelerates the text image (such as subtitle, timestamp) blending with video in these plugins with hardwares. Supports the Broadcom/Murata BCM4339 Bluetooth/Wi-Fi module. FreeRTOS: Add Peripheral support: i.MX 6SoloX ADC, i.MX 6SoloX CCM, i.MX GPIO, i.MX I2C, i.MX MU, i.MX UART, i.MX WDOG, ECSPI, EPIT, FlexCAN, LEME, RDC, SEMA4 Add Multi-core communication support: RPMsg More details, please refer to formal Release Notes.
記事全体を表示
フリースケールのコンシューマ/産業用アナログ製品の紹介 - 広州 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、MMPF0100/200パワー・マネージメント集積回路(PMIC)を含むコンシューマおよび産業用アナログ製品を紹介し、この業界分野で既存の車載用アナログ製品を販売するための新しい戦略について説明します。 スティーブン・ヤンによる発表 2015年6月10日、広州市のDwF Kinetis MCUs Based on ARM®テクノロジで発表 セッションID: APF-IND-T1015 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、MMPF0100/200パワー・マネージメント集積回路(PMIC)を含むコンシューマおよび産業用アナログ製品を紹介し、この業界分野で既存の車載用アナログ製品を販売するための新しい戦略について説明します。 スティーブン・ヤンによる発表 2015年6月10日、広州市のDwF Kinetis MCUs Based on ARM®テクノロジで発表 セッションID: APF-IND-T1015 パワー・マネジメント センサ
記事全体を表示
Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller Overview Bluetooth Low Energy offers the ability to broadcast data in format of non-connectable advertising packets while not being in a connection. This GAP Advertisement is widely known as a beacon and is used in today’s IoT applications in different forms. This article will present the current beacon format in our demo application from the KW40Z software package and how to create the most popular beacon formats on the market. The advertising packet format and payload are declared in the gAppAdvertisingData structure from app_config.c. This structure points to an array of AD elements, advScanStruct: static const gapAdStructure_t advScanStruct[] = {   {     .length = NumberOfElements(adData0) + 1,     .adType = gAdFlags_c,     .aData = (void *)adData0   },    {     .length = NumberOfElements(adData1) + 1,     .adType = gAdManufacturerSpecificData_c,     .aData = (void *)adData1   } }; Due to the fact that all beacons use the advertising flags structure and that the advertising PDU is 31 bytes in length (Bluetooth Low Energy v4.1), the maximum payload length is 28 bytes, including length and type for the AD elements. The AD Flags element is declared as it follows: static const uint8_t adData0[1] =  { (gapAdTypeFlags_t)(gLeGeneralDiscoverableMode_c | gBrEdrNotSupported_c) }; The demo application uses a hash function to generate a random UUID for the KW40Z default beacon. This is done in BleApp_Init: void BleApp_Init(void) {     sha1Context_t ctx;         /* Initialize sha buffer with values from SIM_UID */     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[0], SIM_UIDL);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[4], SIM_UIDML);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[8], SIM_UIDMH);     FLib_MemCopy32Unaligned(&ctx.buffer[12], 0);          SHA1_Hash(&ctx, ctx.buffer, 16);         /* Updated UUID value from advertising data with the hashed value */     FLib_MemCpy(&gAppAdvertisingData.aAdStructures[1].aData[3], ctx.hash, 16); } When implementing a constant beacon payload, please bear in mind to disable this code section. KW40Z Default Beacon The KW40Z software implements a proprietary beacon with the maximum ADV payload and uses the following Manufacturer Specific Advertising Data structure of 26 bytes. This is the default implementation of the beacon demo example from the KW40Z Connectivity Software package. static uint8_t adData1[26] = {     /* Company Identifier*/     0xFF, 0x01     /* Beacon Identifier */     0xBC,     /* UUID */                  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                   /* A */                     0x00, 0x00,     /* B */                     0x00, 0x00,     /* C */                     0x00, 0x00,     /* RSSI at 1m */            0x1E}; iBeacon iBeacon is a protocol designed by Apple. It uses a 20 byte payload that consists of the following identifying information [1] : To advertise an iBeacon packet, the user needs to change the second AD element, adData1, like below: static uint8_t adData1[25] = {                                0x4C, 0x00,                                   0x02, 0x15,         /* UUID */             0xD9, 0xB9, 0xEC, 0x1F, 0x39, 0x25, 0x43, 0xD0, 0x80, 0xA9, 0x1E, 0x39, 0xD4, 0xCE, 0xA9, 0x5C,         /* Major Version */    0x00, 0x01         /* Minor Version */    0x00, 0x0A,                                0xC5}; AltBeacon AltBeacon is an open specification designed for proximity beacon advertisements [2]. It also uses a Manufacturer Specific Advertising Data structure: To advertise an AltBeacon packet, the user needs to change the second AD element, like below: static uint8_t adData1[26] = {     /* MFG ID*/         0xFF, 0x01,     /* Beacon Code */   0xBE, 0xAC,     /* Beacon ID */     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04,     /* Ref RSSI*/       0xC5,     /* MFG RSVD*/       0x00}; Eddystone™ Eddystone™ is an open Bluetooth® Smart beacon format from Google [3]. It offers three data type packets: Eddystone™-UID Eddystone™-URL Eddystone™-TLM Eddystone™ uses two advertising structures: Complete List of 16-bit Service UUIDs structure, which contains the Eddystone Service UUID (0xFEAA). Service Data structure, which also contains the Eddystone™ Service UUID (0xFEAA). Thus, advScanStruct will now have 3 elements: static const gapAdStructure_t advScanStruct[] = {   {     .length = NumberOfElements(adData0) + 1,     .adType = gAdFlags_c,     .aData = (void *)adData0   },    {     .length = NumberOfElements(adData1) + 1,     .adType = gAdComplete16bitServiceList_c,     .aData = (void *)adData1   },   {     .length = NumberOfElements(adData2) + 1,     .adType = gAdServiceData16bit_c,     .aData = (void *)adData2   } }; The complete List of 16-bit Service UUIDs element will look like: static const uint8_t adData1[2] =  { 0xAA, 0xFE }; Eddystone™-UID Eddystone™-UID broadcasts a unique 16-bit Beacon ID to identify a particular device in a group. The Service Data block has the following structure: To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static uint8_t adData2[22] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x00,     /* Ranging Data */  0xEE,     /* Namespace */     0x8B, 0x0C, 0xA7, 0x50, 0x09, 0x54, 0x77, 0xCB, 0x3E, 0x77,     /* Instance */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,     /* RFU */           0x00, 0x00}; Eddystone™-URL Eddystone™-URL broadcasts a compressed URL. The Service Data block has the following structure: In this example, we will implement a beacon which will advertise NXP’s webpage, http://www.nxp.com. To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static const uint8_t adData2[9] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x10,     /* TX Power */      0xEE,     /* URL scheme */    0x00,     /* Encode URL */    'n', 'x, 'p', 0x07}; Eddystone™-TLM Eddystone™-TLM broadcasts telemetry data about the beacon device operation. The Service Data block has the following structure: To implement this, the user needs to add a third AD element, as follows: static uint8_t adData2[16] = {     /* ID */ 0xAA, 0xFE,     /* Frame Type */    0x20,     /* TLM Version */   0x00,     /* VBATT */        0x00, 0x00,     /* TEMP */         0x00, 0x00,     /* ADV_CNT */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00,     /* SEC_CNT */      0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; BLE Software KW41Z31Z21Z Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller @Alexandru Andreescu Thanks for the article; it was really helpful. I am a student and was trying to convert KW41 to Alt Beacon. It was successful the only thing I would like to mention is "When implementing a constant beacon payload, please bear in mind to disable this code section." this line is really important. Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller Dear Sir, In the actual application can not only run a mode (ibeacon / EddyStone ...). How to modify the software can achieve two modes (iBeacon and EddyStone) can run at the same time? Thanks, Daniel Tseng Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller Dear sir, I tried to implement ibeacon feature on KW41z. I used the beacon example in MKW41Z_ConnSw_1.0.2. The default packet is NXP beacon format. I tried to change it to ibeacon packet format like you mentioned below. I used the beacon app "Locate" from App store. But I can't get my KW41 device. Could you help me how I could implement the ibeacon feature on KW41 successfully. Thanks. BR, Sean Wu Weikeng Inc. Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller This was resolved on Android side. Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller The eddystone beacon is not being detected by Chrome (v51) or the Physical Web Android app. I commented out BleApp_Init(), and also tried using a https url in addition to the nxp example provided. static const uint8_t adData2[19] = {       /* ID */ 0xAA, 0xFE,      /* Frame Type */    0x10,      /* TX Power */      0xEE,      /* URL scheme */    0x03, /* https:// */      /* Encode URL */    'c','o','m','m','u','n','i','t','y','.','n','x','p', 0x07};  Can confirm that the default "beacon" example in the KW40Z_1.0.1 ConnSw is detected by the Kinetis BLE toolbox. Re: Implementing Bluetooth® LE Beacons on the KW40Z Wireless Microcontroller Thanks alexandruandreescu, Great tutorial. in case of iBeacon, We need to have different major/minor for different KW40 module. In this example, we have to compile every time for different beacons/KW40  by changing the adData1 parameters. Is there anyway to read the iBeacon parameters (uint8_t adData1[25]) from a config file?   In that case, we can use the same binary with different config files for different KW40. Thanks.
記事全体を表示
1280x720.mjpg libvpuwrap 1.0.46 解码器测试的测试输入 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 抱歉,我找不到可以分享此输入文件的地方。这是为了重现我在 i.MX6Q VPU 上使用 FSL 3.10.17 BSP 的损坏的 MJPG 解码结果中报告的 VPU JPEG 解码器问题​ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 抱歉,我找不到可以分享此输入文件的地方。这是为了重现我在 i.MX6Q VPU 上使用 FSL 3.10.17 BSP 的损坏的 MJPG 解码结果中报告的 VPU JPEG 解码器问题​
記事全体を表示
GCCビルドに初期化されていないデータセクションを追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> KDSおよびCodewarrior for MCU GCCビルドでは、リンカはリセット後にRAMを初期化し、メイン機能を入力します。ただし、一部のアプリケーションでは、ユーザーはリンカーがデータセクションを初期化することを望んでいません。典型的なケースは、ブートローダ+アプリケーションの組み合わせプロジェクトで、2つのプログラムが同じRAMメモリを共有する必要がある場合です - ユーザーアプリケーションが共有RAMにデータを書き込んでから、ソフトウェアリセットによってブートローダを呼び出すと、ブートローダは正確なデータを読み取ることができます。共有 RAM のデータは、ブートローダー リンカの初期化によって上書きされません。この記事では、GCCビルドに初期化されていないデータセクションを追加する方法について2つの方法を紹介します。   メソッド1。リンカファイルでNOLOADキーワードを使用します。 NOLOAD : セクションはロード不可としてマークして、プログラムの実行時にメモリにロードされないようにする必要があります。たとえば、以下のセクション.bufframと .bss2は "NOLOAD" としてアドレス指定され、プログラムの実行開始時にロードする必要はありません。 詳しくは、Eclipse上のマイコンの記事 http://mcuoneclipse.com/2014/04/19/gnu-linker-can-you-not-initialize-my-variable/ をご覧ください。   メソッド2。初期化されていない RAM の C コードでポインターを使用します。 この方法では NOLOAD は使用されません。これを利用する手順は次のとおりです。 ステップ1:リンカファイルで初期化されていないRAMを定義しないでください。 ステップ2:Cファイルで、ポイントを使用して初期化されていないアドレスにアクセスします。   詳細については、デモがリストされている添付ドキュメントを参照してください。 全般 Re:GCCビルドに初期化されていないデータセクションを追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このドキュメントは、KDSおよびCodewarrior for Kinetis GCCビルド用です。 S32DSのMPC5744Pに関する質問がある場合は、S32DSスペースで質問することをお勧めします https://community.nxp.com/community/s32/s32ds  Re:GCCビルドに初期化されていないデータセクションを追加する方法 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私はMPC5744PにS32DSを使用しており、キーワードNOLOADを使用してみましたが、正しく動作しないようです。 起動時に特定のRAMメモリを初期化せず、初期化されていないRAMを読み書きすると、ECUの電源がオンになるたびにMCUがIVOR1エラーを生成します。 しかし、起動時にアプリケーションとブートローダが共有する特定のRAMメモリを初期化し、アプリケーションで共有RAMにデータを書き込んでからソフトウェアリセットによってブートローダを呼び出すと、ブートローダは正確なデータを読み取る ことができません 。 何よりも、MPC57xxのS32DSでRAMメモリを読み書きする場合は、起動時にRAMメモリを初期化しないと、ECUの電源投入時にIVOR1エラーが発生します。正しいですか?感謝。
記事全体を表示
Microwave Heating at 915 Mhz Presented by tiefengshi Presented at DwF RF Solutions - Chengdu - 9 April 2015 Presented by Tiefeng Shi Presented at DwF RF Solutions - Chengdu - 9 April 2015 RF
記事全体を表示
下载 .sdcard使用 MFGTool 的 i.MX6sx SabreSDB 图像 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我遵循 Yocto 培训直到任务#4 - 部署和测试......但我被困在这里。 我无法下载 .sdcard图像到我的 SD 卡。我需要先格式化它吗?它是全新的。 由于sudo dd if=core-image-base -imx6solosabresd .sdcard of=/dev/sdb1 bs=1M对我不起作用,我无法从主板上的 SD 卡启动。主板开关设置为从 SD4 卡启动。imx6solosabresd 是用于 solox 的正确 MACHINE 吗?我尝试在 local.conf 文件中设置 MACHINE=imx6sxsabersd,但收到了错误消息(任务 #2)。 这就是我想要尝试 MFGTool 的原因。我已将主板设置为从 SD3 启动,以便它可以进入“下载模式”。当我浏览 MFGTool 时,它显示没有设备连接,尽管出现了符合 HID 的供应商定义的设备。 本文件是根据以下讨论生成的:
記事全体を表示
无用户界面的 mx8_ddr_stress_test i.MX8/i.MX8X/i.MX8DXL 具有 DDR 压力测试工具。这是一个窗口 UI 程序。 在某些情况下,i.MX 设备处于安全锁定状态。需要已签名的镜像才能运行。 例如,对单元故障字段进行返回分析,在现有的板上切换新的 DDR 部件。 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: mx8_ddr_stress_test 无用户界面 mx8_ddr_stress_test(无 UI)的主要目的是处理和分析现场返修的、已启用安全关闭功能的设备。它使用与产品设备相同的DDR配置。 您的问题对我来说不太清楚。我想说,如果DDR压力UI版本可以实现,那么没有UI也可以实现。但它无法动态加载不同的配置。 这里是知识库空间。我只想回答有关“mx8_ddr_stress_test without UI”的问题。我不希望其他人感到困惑。 感谢您的理解。 如果您需要针对新的 DDR 硬件配置生成新的配置参数。您可以使用RPA生成符合您设计的内容。 请向恩智浦社区提交问题工单。我的同事会帮助您。
記事全体を表示
[Sharing/i.MX8MP]Download image via USB OTG2 on i.MX8MP On i.MX8MP EVK, image is downloaded into eMMC/SD via OTG1, if customer wants to enable USB OTG2 on i.MX8MP for uuu tool. Pls find modification as attached. Linux Re: [Sharing/i.MX8MP]Download image via USB OTG2 on i.MX8MP How to use the files?
記事全体を表示
i.MX6UL/ULL/ULZ DRAM Register Programming Aids Important: If you have any questions or would like to report any issues with the DDR tools or supporting documents please create a support ticket in the i.MX community. Please note that any private messages or direct emails are not monitored and will not receive a response.   This is the detailed programming aid for the registers associated with DRAM initialization (DDR3 and LPDDR2) of the MX6UL/ULL/ULZ (consolidated RPA). The last work sheet tab in the tool formats the register settings for use with the ARM DS5/RealView debugger. It can be manually converted by the user to a DCD file format used by uboot or other bootloaders (note the removal of debugger specific commands in this tab). The programming aids were developed for internal NXP validation and development boards. This tool serves as an aid to assist with programming the DDR interface of the MX6UL/ULL/ULZ and is based on the DDR initialization scripts developed by the R&D team and no guarantees are made by this tool. The following are some general notes regarding this tool: Refer to the "How To Use" tab in the tool as a starting point to use this tool. Note that in the "DStream .ds file" tab there are DS5 debugger specific commands that should be commented out or removed when using the DRAM initialization for non-debugger specific applications (like when porting to bootloaders). This tool may be updated on an as-needed basis for bug fixes or future improvements.  There is no schedule for aforementioned maintenance.   i.MX6 All i.MX6UL
記事全体を表示