1012995_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1012995_zh-CN

1012995_zh-CN

我们是否需要 4 字节 UID,即 Mifare 经典身份验证命令的输入参数<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我在验证 Mifare Classic 4K IC MF1S70YYX_V1 时遇到问题。我没有收到 0x60、0x00、CRC(2 字节)命令的响应。我已经阅读了数据表,在表格和图表中这是命令结构,但在描述中,有人提到我们需要为Mifare Authenticate命令提供4字节的UID作为输入参数。

请说明并确认成功验证所需的方法。

我使用的是 TRF7970A 读码器。 我可以读取 UID。我已按照 ISO14443 标准成功完成了防碰撞和 "选择 "程序,激活了这张卡。 但是在发送 Mifare 经典身份验证命令 0x60、0x00、CRC(2 字节)之后, 载波频率变低了,我没有收到 MF1S70YYX_V1 IC 的任何回应。您能告诉我出现这种行为的可能原因吗?

感谢并致意

苏尼

射频Re: Do we need 4byte UID, Input parameter for Mifare Classic Authentication Command


你好

我正在使用 ST25R200 读卡器读/写 MIFARE Classic 1K 卡的数据块。但是,我没有收到对身份验证命令的正确响应(块 0x04 上密钥 A 的 0x60)。当收到响应时,卡会发出 NACK,如超时错误、无效命令或奇偶校验/CRC 错误。

如果你熟悉 MIFARE Classic 1K 卡的完整身份验证流程,或者你有任何与此相关的参考代码或文档,那么分享一下会很有帮助。

提前谢谢您。

Re: Do we need 4byte UID, Input parameter for Mifare Classic Authentication Command<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,苏尼尔、


希望你一切顺利。我已经在你的内部案例中回答了这个问题。

如果您有任何问题,请随时提出。


顺祝商祺!

里卡多

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-01-2026 03:23 AM
更新者: