Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
MCXW716Cの高温動作 こんにちは、 私は #mcxw71 を使用していますが、データシートによると動作温度範囲は–40 °C ~ +125 °Cです。無線と CAN PHY の両方を含むテストを実行しましたが、約 85 °C を超えると安定した動作を実現できません。マイクロコントローラは保護モードに入るか、またはその機能を制限しているようです。 また、SDKs API には、内部温度を NBU に送信する関数があることに気付きました。 私の質問は、NBU は温度調節を実行したり、適切なシステム動作を維持するために温度情報を必要とするのかということです。 より一般的には、MCXW716C が最大定格温度まで適切に動作することを保証するために必要な特定の手順 (構成、キャリブレーション、必要な API 呼び出しなど) はありますか? ご協力をよろしくお願いいたします。 開発ボード Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。 FRDM ボードとカスタム ボードのどちらを使用していますか?どのようなテストを実行し、どのような動作を観察しましたか? どの SDKs を参照しているのかも教えていただけますか?特定の例またはアプリケーションに取り組んでいますか? よろしくお願いします、 アナ・ソフィア。 Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは@sofiauruetaさん、 参照番号 #MCXW716CMFTAT のカスタム ボードを使用しています。私のテストと設定について説明します ワイヤレス アプリケーション用に、MCXW716CMFTAT を使用して PCB を設計しました。私はソフトウェアを作成し、「connectivity_test」というサンプル プログラムのロジックを使用して無線プロトコルを使用しました。 私は SDK SDK_2.X_MCXW716CxxxA バージョン 25.09.00 を使用しています。 2 つのボードが連携して動作しています。すべてのモジュールを実装しました。テストではヒートガンを使用し、80℃の温度を加えました。15 秒後、マイクロコントローラは動作を停止しました。ブロックされたようで、GPIO がロックされ、通信バスがデータの送信を停止しましたが、30 秒後、温度が下がると、マイクロコントローラは通常の動作に戻りました。 SO、私は、問題を理解するために温度を監視する機能について調査しました。SDK の fwk_platform_sensors ファイルから関数 PLATFORM_StartTemperatureMonitor() を使用しました。 私の目標は、マイクロコントローラがブロックされる正確な温度を知ることでしたが、驚いたことに、これで問題は解決しました。今では +120 °C でテストを実行でき、マイクロコントローラは完璧に動作します。問題がソフトウェア関連であるかどうかを確認するためにこの機能を削除してみましたが、確かに問題は再発しました。 CAN説明していただけますか?この機能を使用して温度を読み取ると、データがさまざまなコアに配布され、特定のパラメータが調整されますか? Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは、 この動作が FRDM ボードを使用した場合にも発生するかどうかを確認できますか?何も変更せずに connectivity_test の例を実行すると問題が発生しますか? また、PLATFORM_StartTemperatureMonitor 関数を呼び出した後は変化しますか? よろしくお願いいたします アナ・ソフィア。
記事全体を表示
mc33772c 分配 CID 你好, ,我目前正通过 mcu 连接 mc33664 和 mc33772c。现在,我可以通过发送读取初始寄存器的指令来获得正确的响应,但在我尝试写入 cid 并读取它之后,却无法获得正确的响应。 在不更改读取指令(不修改报文计数器)的情况下继续发送,仍能得到响应,这正常吗? 下面是我尝试写入 cid 但没有收到响应的情况,而读取初始寄存器时也得到了响应。此外,此后发送的其他指令也可以收到相同的响应,除非再次发送读取初始寄存器的指令,在这种情况下,响应数据将被更新。     SPI Re: mc33772c assign CIDs 嗨,凯文、 我检查了你的电路图,似乎是正确的。但我不明白 BCC 的各个接地是如何连接的。请确保 BCC 的地线连接到 6 芯电池中最低电池的负极。请参阅所附示意图。 如果不存在 EEPROM,则应忽略 I2C ERR FLT。 开始时,请断开较高 BCC 的连接,并尝试只写入第一个 BCC,同时将 6 芯电池只连接到第一个 BCC。如下所示。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: mc33772c assign CIDs 嗨,凯文、 感谢您提供的示意图。是的,我收到了。我会检查一下,然后再回来。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: mc33772c assign CIDs 您好, ,我已将原理图作为附件发送到您上周五的私人信息中。您收到了吗?还有问题吗? 最美好的祝愿 Kevin Re: mc33772c assign CIDs 嗨,凯文、 你在使用我们的评估板吗?如果是,请注明完整的产品编号。如果您使用自己的设计,请共享您的原理图以及电压等级和零件值以供检查。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: mc33772c assign CIDs 你好, ,我现在已经连接了电池,但仍无法成功写入 cid。而通过读取 FAULT1 STATUS$24 寄存器,我发现在执行写入指令后也出现了故障检测。我没有外部 EEPROM,因此将 I2C ERR FLT 设置为 1 应该是正常的。 我的波形也正常。我真不知道为什么写不对。     Re: mc33772c assign CIDs 嗨,凯文、 是的,可能就是这个原因。请参阅MC33772C 数据手册中的第 5.2 节。根据您所使用的 MC33772C 版本,BCC(电池芯控制器)必须连接的电池芯数量是最少的。通常,最小电池数为 3。但是,即使是 MC33772CTC0AE 版本,CT 和 CB 引脚也不能保持浮空。 另请参阅AN12536。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: mc33772c assign CIDs 您好, 我通过接线为 mc33772c 供电。这种方法是否会影响我读写 mc33772c 芯片、分配 CID。     Re: mc33772c assign CIDs 嗨,Kevinyuee、 INIT 寄存器读取工作 这表明默认 CID(通常为 0x00)仍处于活动状态。 该命令的报文计数器和 CRC 可能是正确的。 撰写 CID 需要 一个有效的报文计数器(从上一条成功报文开始递增)。 正确的 CRC。 CID 分配命令的正确帧格式。 请参阅MC33772C 完整数据手册中的第 9.3.2 和 9.3.3 节,了解空闲模式和启动模式的说明。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
記事全体を表示
S32K312 FlexCan的问题 亲爱的NXP社区工作人员你好,目前我想将S32K312的Flex CAN0配置为enhanced Rx FIFO和DMA接收CAN2.0和CANFD报文,我参考了社区中的所有示例,现在仍然存在发送正常,但是无法接收到消息的问题。能否麻烦您帮我查看一下我的初始化过程是否存在问题,以及中断回调函数是否正确配置呢? Re: S32K312 FlexCan的问题 这些都是一致的,我试一下把源工程的其余模块一个个移植去正常运行的测试工程能不能找到问题。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 排查下工程的一些选项,例如工程的编译优先级是不是一样的 Re: S32K312 FlexCan的问题 enhanced_test是我新建的测试工程。 Re: S32K312 FlexCan的问题 我将flexcan相关的代码和.mex的配置移植到一个新的工程之后却能正常运行,但是我检查了很多次这两个项目并没有什么不同,您有什么思路吗? Re: S32K312 FlexCan的问题 好的我再创建一个工程尝试一下 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 好吧,我今天来不及帮你处理了,明天我再帮你看下。 或者我建议你创建一个新的工程,对照链接中的demo重新做个测试demo,看看是不是有什么地方自己的工程中疏漏了,如果还没有成功,你再把你创建的这个新的demo发给我,我帮你看下。 Re: S32K312 FlexCan的问题 还是没有解决,刚刚我测试时没注意发送的是MB配置接受的ID,enhanced RxFIFO配置接受的ID的CAN报文还是无法接收。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 解决了?什么问题? Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 我测试了你的代码,总体是没有任何问题的。你的代码里面mask是使用“Individual Mask Type.” 我简单的帮你改了下方便你测试。 1.0xface,拓展帧 2.0x01,标准帧,这里我将mask设置为全1, 3.新增0x12,标准帧 中断里面你需要为每个MB重新调用FlexCAN_Ip_Receive,否则你无法启动下一次接收的 附件是我测试的截图,关于mask的设置原理参考下面我之前写的文档,自己去深入的研究下 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K1xx-FlexCAN-Mask-Setting-Demo/ta-p/1519753 Re: S32K312 FlexCan的问题 抱歉,上传工程花费了一些时间,非常感谢您能抽空解决我的问题。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 完整的测试工程贴上来,你提供的这两个文档我也没看到你使能中断之类的 Re: S32K312 FlexCan的问题 对不起,我已经被这个问题困扰一周了,这些示例我都有参考,并且在debug配置过程中返回的结果都是正常的,但是我发送can报文给MCU却无法接收到消息。 Re: S32K312 FlexCan的问题 Hi@Django_007 在这个S32K论坛里面,类似的问题至少有几十个,你自己下次多尝试搜索一下。 这里我给出我们knowledge base上的demo,你可以去参考(其实还可以搜到很多类似的) https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-FlexCAN-Ip-TX-RX-EnhanceRXFIFO-DMA-test-S32DS3-5/ta-p/2015832
記事全体を表示
使用 I2C 发送作为主站时无 SCL/SDA 信号 我已将 LPI2C1 安装为主服务器,但在尝试发送时没有得到任何输出。我有上拉电阻,信号仅连接到 1 个从属设备。请参见下文。造成这一问题的可能原因是什么? 初始化: /* 设置 I2C1 中断 */ IntCtrl_Ip_EnableIrq(LPI2C1_IRQn); IntCtrl_Ip_InstallHandler(LPI2C1_IRQn, LPI2C1_Master_Slave_IRQHandler, NULL_PTR); /* Init lpi2c in master mode */ Lpi2c_Ip_MasterInit(LPI2C_CHANNEL_0,&I2c_Lpi2cMasterChannel0); 发送数据: 布尔 I2C_read_fault_status(uint8 *rx_buffer) { TxBuff[0] = 0x78; if (LPI2C_IP_SUCCESS_STATUS == Lpi2c_Ip_MasterSendData(LPI2C_CHANNEL_0, (uint8 *)&TxBuff[0], 1U, FALSE)) { LM5171_data_ptr = rx_buffer; LM5171_data_len = 1; 返回 TRUE; } Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 我们使用的是 S32K324 部件、S32DS3.5 调试器和 Multilink FX 通用接口。我们的热电阻版本是 4.00 HF02。LPI2C 外设中没有启用调试的选项(与其他外设一样)。我没想到要手动设置该选项!当我设置 DBGEN 位时,信号如期工作。 Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 您使用的是哪种调试模式?特定的调试器还是板载调试器? Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master Hi@phil_b 能告诉我们您使用的零件编号吗?此外,热电阻版本是? 如果您使用的是 S32K3,请尝试设置该位,然后再试一次。 Re: No SCL/SDA Signals when using I2C Send as Master 当我在调试模式下运行时,信号丢失了。当我拆下调试连接器时,信号还在!有没有办法在调试模式下查看信号?
記事全体を表示
调试 iMXRT1011 项目时遇到的问题 我有一个基于 imxRT1011 处理器的简单定制板。我使用的是MCUXpresso IDE v24.12 和 Segger J-Link Ultra+。我对 iMXRT 开发很有经验,J-Link 在我的另一个项目中运行良好。 一切开始都很顺利,但不知何时,我失去了调试项目的能力。如果我使用串行启动加载器(通过安全配置工具)安装代码,则代码可以正常运行,但是如果我从调试器中刷新它,它就无法运行。 它似乎在 main() 之前的某个地方崩溃了。有时,我可以在ResetISR()中设置一个断点并步进。在这种情况下,如果我保持单步运行,一切正常,但如果我让它运行,它就会崩溃。有时会直接进入 0xdeadbeee,调试器无能为力。 可想而知,这非常令人沮丧。如有任何建议,我们将不胜感激。 i.MX RT101x Re: Problems debugging iMXRT1011 project 今天早上我又发现了一些奇怪的行为。 我在调用SystemInitHook()之前设置了一个断点。你可以在附图中看到该函数的反汇编过程。 在调用之前,SP 位于 0x20207ff8,这在我们的意料之中。对 SystemInitHook() 的调用是 bl 0x6001220c 如果我用 C 语言进入函数,调试器会在 0x60012210 处停止,SP 仍然是0x20207ff8。函数返回时,SP 也是 0x20207ff8,符合预期。 如果改用指令步进模式进入函数,则会执行 0x6001220c 处的推送指令,将 SP 降至 0x20207ff4。因此,当函数退出和后续代码崩溃时,SP 是错误的。 你能想出造成这种行为差异的原因吗?SystemInitHook() 正确吗?有推力却没有弹力? Re: Problems debugging iMXRT1011 project 如果我用高效密码学标准(SEC)刷新应用程序,它可以正常运行。如果我连接J-Link Commander,就可以成功停止和起飞。 在 IDE 中,我今天可以在ResetISR() 函数处设置断点。如果我单步执行 SystemInit() 函数,程序会崩溃。如果我单步进入 SystemInit() 函数,执行完该函数后再单步执行 SystemInitHook() 函数,程序也会崩溃。如果我执行同样的操作,直接单步执行 SystemInitHook() 函数,程序就不会崩溃。这就是我所说的,程序行为取决于调试器是单步执行还是单步执行。 堆栈崩溃时的示例:   线程 #1 57005(暂停:信号:SIGTRAP:跟踪/断点陷阱) _vfprintf_r() 在 0x600134a4 0x0 所以看起来它好像跳到了 0x0,但只有在代码自由运行时才会这样,在调试器中单步执行时不会这样。0x0 处没有代码 - ITC 未使用。 重复一遍,这是在 main() 之前,远在调用任何 RTOS 或类似系统之前。它在初始启动代码中崩溃了。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers 谢谢您的澄清! 你刚才提到了这个问题: 有时会直接进入 0xdeadbeee,调试器无能为力。 如果我理解得很清楚这个 deadbee 问题只会出现在调试器上,如果你启动最新的软件,没有调试器,它能正常工作对吗? 如果使用 Segger 的 J-Link 指令器调试最新程序,抛开集成开发环境不谈,您会发现任何问题吗?我指的是连接调试器后使用 go 和 halt 操作。 您能分享一下最新 SW 版本的变化吗? 在监测程序计数器的同时进行分步调试,并堆放 SRAM。我不知道您使用的是否是 RTOS。 检查是否有跳转到无效地址的情况,例如从闪存跳转到 SRAM,反之亦然。 致以最崇高的敬意 迪亚戈 Re: Problems debugging iMXRT1011 project > 您的意思是,如果您提交回项目的前一阶段,调试是否会开始更好地工作? 是的。但是,在恢复到旧版本之后,我必须使用安全配置工具刷新主板一次,然后调试才会变得可靠。从那以后,我就可以像往常一样从 IDE 闪存了。 如果我回到最新的代码,我可以成功调试一次,但随后的尝试都失败了。 >将项目导入其他工作区或电脑后,是否还会出现此问题? 我在没有安装过的新机器上安装了 IDE v25.6,复制了项目,版本并尝试调试,结果是一样的。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers 感谢您的耐心等待和提供更多信息! 你的意思是,如果将代码提交回项目的先前阶段,调试功能是否会运行得更好? 我想知道如何在我这边复制这个问题。在其他工作区或电脑上导入项目时,会重复出现这个问题吗? 一切顺利 迪亚戈 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 这是一块非常简单的板,我用来测试一些外围设备。它基本上由 MCU、一个用于 XIP 的 QSPI 闪存、一些 SPI 和 I2C 外围设备以及一个 USB 端口组成。 也许我没有说清楚,在项目达到一定规模之前,项目在调试器下一直运行正常。几天来,我一直在愉快地工作,直到调试器突然开始失灵。 集成开发环境本身在我的另一个项目中继续正常运行,所以我并不担心集成开发环境本身。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers 谢谢您的澄清,是的,我指的是 FCB 文件。 如果问题出在当前的应用程序设置上呢? 我想区分问题出在闪存设置、应用程序设置还是集成开发环境上。 如果您尝试运行 hello world 演示,结果会怎样?使用已在使用的相同 FCB。 能否提供更多有关项目的详细信息? 致以最崇高的敬意 迪亚戈 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 我正在使用附件中的文件配置闪光灯。它们是从 SDK 示例中复制的,我检查过它们与我工作项目中的文件完全相同。 两块板上的闪存芯片相同,即华邦 W25Q64JVXGIQ。 这些文件是否定义了您所指的"FCB" ? Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers 感谢您的联系! 或许是你IDE端的FCB的问题。你看过那份文件了吗?让我解释一下。 使用 SEC 工具时,SEC 工具不会写入图像,而是写入 " 极简主义的 " FCB。使用集成开发环境时,映像包含 FCB(如果我没记错的话是 qspi_config)。是否检查过 FCB/qspi_config 与您的映像匹配? 致以最崇高的敬意 迪亚戈 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 为了排除我的自定义板出现问题,我获得了 MIMXRT1010 EVK。EVK 板上的行为是一样的。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers, 我知道问题是在您修改代码后出现的。为了更好地支持您,能否请您分享一下与原始项目相比,您所做的具体修改? 特别是,我对与启动过程相关的任何更改感兴趣,例如: 更新 FCB。 调整内存区域。 是否在 XIP 和非 XIP 模式之间切换。 BR Habib Re: Problems debugging iMXRT1011 project 我没有更换 FCB,一直使用 XIP。 我确实更改了内存区域。我在 ResetISR() 中这样做 #define IOMUXC_GPR_GPR16 (*(unsigned int*)0x400AC040) #define IOMUXC_GPR_GPR17 (*(unsigned int*)0x400AC044) void ResetISR(void) { // 禁用中断 __asm volatile ("cpsid i"); __asm volatile ("MSR MSP,%0": :"r" (&_vStackTop) : ); // 重新配置柔性电路 IOMUXC_GPR_GPR17 = 0xE9; IOMUXC_GPR_GPR16 = IOMUXC_GPR_GPR16 | 0x4; Re: Problems debugging iMXRT1011 project 你好,@expertsleepers、 能否请您检查一下这个应用程序说明是否能帮助您解决问题? BR Habib Re: Problems debugging iMXRT1011 project 在我的项目中,两个预处理器符号都设置为 1。 xip_external_flash=1 xip_boot_header_enable=1 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 你好,@expertsleepers、 在调试程序之前,能否使用串行下载器配置通过 MCUXpresso 执行一次大规模擦除? 这样做是为了验证已刷新的应用程序没有干扰调试器与 MCU 之间的任何通信。 BR Habib Re: Problems debugging iMXRT1011 project 您好@expertsleepers, 问题可能是在执行过程中对 FlexRAM 配置进行了操作,这可能会导致意外错误。因此,要正确使用 FlexRAM,我强烈建议查看本应用说明,其中介绍了如何在 i.MX RT 中使用 FlexRAM。 另一方面,也有可能是你在其他项目中没有使用 FlexRAM,而且配置正确,这不会导致任何问题。 最后,我建议您查看这些社区帖子,它们可能会帮助您解决问题: 使用 MCUXpresso IDE 重新定位代码和数据 - NXP Community 调试器连接问题的 RT 板恢复-恩智浦社区 BR Habib Re: Problems debugging iMXRT1011 project 我知道应用程序说明。正如你在我的帖子中看到的那样,我正在按照应用说明的建议,在RESET处理程序开始时更改FlexRAM配置。我的另一个项目也采用了完全相同的方法,一年多来一直运行良好。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 在此期间,我删除了重新分配 FlexRAM 的说明(在我上面的帖子中提到过),从而解除了对自己的封锁。 如果我让 FlexRAM 保持默认分配状态,就可以正常调试。 我重新分配 FlexRAM 的方式有问题吗?我在另一个项目中也是这样做的,而且效果一直很好。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 嗨,@expertsleepers、 如果我们根据我提供给您的应用说明查看 IOMUXC_GPR_GPR17 的配置,我可以看到您的配置如下: 不过,请注意以下几点: 您是否可以尝试其他配置,以更好地满足您的应用要求并符合说明条件? BR Habib Re: Problems debugging iMXRT1011 project 我会试试的。 您能解释一下,为什么 ROM 要求与此相关吗?既然在更换 FlexRAM 时我的应用程序已经在运行,那么在此之后会有哪些 ROM 代码在运行呢? 我能理解,如果更换熔丝中的 FlexRAM,这会影响启动加载程序。但我不是在更换熔丝,而是在软件中更换 FlexRAM。 Re: Problems debugging iMXRT1011 project 你好,@expertsleepers、 您能否尝试将该注释考虑在内,看看是否能解决问题? 另一方面,SDK(25.06 版)提供了一个配置 FlexRAM 的示例,名为 "flex_ram_access",我强烈建议大家分析这个示例,了解其工作原理,以便在代码中复制。 此外,您能否核实第 2.1.1.2 章中提到的要求是否符合我提供给您的应用程序说明中称为 "运行时配置 "的要求? BR Habib
記事全体を表示
S32 Design Studio v3.5 安装回滚问题 我正在尝试在公司设备(Windows 11)上安装 S32 Design Studio v3.5,一旦安装量达到 6%,它就会回滚并且安装失败。我遵循了以下社区帖子中提供的一些建议 S32 设计回滚安装错误 - NXP 社区 如"以管理员身份运行" 并启用完全控制"C:\Users\name\AppData\Local\Temp" 我附上日志供您参考,请帮助解决这个问题。 激活 | 安装 | 许可 | 安装程序下载 Re: S32 Design Studio v3.5 installation rollback issue "以管理员身份运行" 这个 exe 文件,似乎就能解决问题。如果没有帮助,我建议您咨询 IT 部门。
記事全体を表示
当前的 FSS 版本"S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" 是否支持 S32N53? 你好,团队、 客户 HKMC 将从 S32N55 移至 S32N53。 所以我的问题是 当前的 FSS 版本"S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" 是否支持 S32N53? 如果不是,什么时候会版本支持 S32N53 的 FSS? 顺祝商祺! 谢谢您! HSE_FW 优先级:高 Re: Does current FSS version "S32N_FSS_FW_R21-11_1.8.1" support S32N53? 你好,谭生、 我们计划在本月(7月底)发布的版本中提供支持; 谢谢! 辛杜
記事全体を表示
使用 LCD 针座时相机针座上的可用引脚 - FRDM-MCXN947 我想弄明白,在使用 smartdma 的 LCD-PAR-S035 显示器上使用 LCD 接头(J8)时,相机接头(J9)上的引脚是否可以用作 GPIO? 在配置工具中,它们并不显示为冲突,但当设置为 GPIO 时,我似乎仍无法正确读取。 有人能确认(J9)引脚不能同时用作 GPIO 吗? 谢谢   开发板 FRDM 培训 MCX N Re: Available pins on the camera header when using LCD header - FRDM-MCXN947 你好@cyberhelmer、 谢谢您的帖子。 我认为您可以参考 frdm-mcxn947 的用户手册。它列出了 FlexIO 和相机标头的所有潜在冲突。 从技术上讲,J9 上的引脚可以配置为 GPIO。 但是,如果 SmartDMA 正在积极使用 FlexIO for LCD,并且 J9 引脚与 FlexIO 或其他有源外设共享,则由于总线争用或引脚多路复用器冲突,GPIO 读取可能会失败。 我建议您检查项目配置中的引脚复用器,确保 J9 引脚没有同时分配给 FlexIO、CAN、I3C 或以太网。如果需要,还可检查和调整焊接跳线。您可以暂时禁用 SmartDMA,并测试从 J9 读取的 GPIO 数据,以确认它们能独立工作。 希望对你有所帮助。 BR 西莱斯特
記事全体を表示
S32K312 PLL_PHI0周波数 こんにちは、みんな MCU CLOCK 構成パラメータ PLL_PHI0 周波数を 200MHZ に設定し、プログラムが下の図に示す関数を実行し、PC ポインタが deadbeef と表示されます。周波数構成範囲 PLL_PHI0 は S32K3XX マニュアルに記載されているとおり 25-480MHZ です。 #S32K312 私の疑問に答えて解決策を提供してCAN幸いです! Re: S32K312 PLL_PHI0 frequency こんにちは@wei_nan データシートに記載されているクロック構成に必ず従ってください。そうしないと、予期しない結果が発生する可能性があります。
記事全体を表示
S32G3-Linux 上 A53 Core 的 FlexCan 示例版本 您好, 当我版本 FlexCan 示例项目时,我想获得一个 .elf可执行文件,可在Linux 下的 A53 内核上运行。 不过,该示例似乎是为M7 内核设计的。 有没有办法版本或调整 FlexCan 示例,使其生成可执行文件 .elf是否适合 A53 内核? 我还尝试从头开始创建一个针对A53的新应用程序项目,但我不确定如何重复使用或转移所有FlexCan配置(外围设备、驱动程序、初始化代码等)到这个新项目中。 请指导我如何实现这一目标? Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 我更新了主题,说我用 Goldvip 的图片解决了问题。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 感谢您分享您正在使用的板。 对于 Goldbox3,你需要在设备树中启用 can0 和 can1 节点。在这些节点中,您可以配置 CAN 输出使用哪些引脚。必须确保所选引脚在其 SSS 中支持 can0 或 can1 输出。 你可以查看哪些引脚可以在主板原理图和参考手册中附带的 S32G3_IOMUX.xlsx 文件中使用(你需要用 acrobat 阅读器打开 RM 才能看到附带的文件) Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好,我正在使用这个https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/GOLDBOX-3 (S32G3 ) Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好@MrAlexIV 你能分享一下你在用哪个板吗?我分享的图片中提到的连接器适用于扩展名为 S32GRV-PLATEVB 的 S32G-VNP-EVB3。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 另外,按照手册(我在 S32G3 中关注过)它会提到 J166、J169... 但是在我的板上那些 Jumpers 不可用。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 谢谢你,卡洛斯。 好吧,我明白你的意思了。我按照您的指示进行了操作,但这样我只能在 can0 和 can1 之间收发信息。我想要的是通过 CAN 总线接收或发送到其他设备(我有一个 CAN 总线,用于连接所有设备)。以 FlexCan 为例,我可以从其他设备接收,但是如果我只有低压差线性稳压器(LDO) candump can0,我就无法从其他设备接收 CAN 消息。 接口未处于环回状态。 这就是我想得到 .elf 的原因。因为我已经测试过 M7 的 FlexCan 示例,它可以正常工作。 我可以将简单的 candump can0 与你建议的 system () 一起使用,但看来我没有收到来自其他设备的 CAN 消息。 Re: S32G3 - FlexCAN Example Build for A53 Core on Linux 你好@MrAlexIV 感谢您的提问 在运行 linux 的 A53 内核中,对 gpios、can 等模块的使用有些不同,而不是像裸机或 RTD(如 M7 内核)那样直接通过寄存器传递值。对于Linux的实现,需要一个驱动程序来在操作系统和硬件之间传递这些值,其中一些驱动程序已经在恩智浦提供的电路板支持包发行版中实现了。 要在 Linux 中使用 CAN,您可以查看电路板支持包用户手册中给出的示例 [适用于 S32G2 平台的 Linux 电路板支持包 44.0 用户手册] 这个例子是在 linux 控制台中编写这些命令,你可以编写一个 C 程序,使用system() 函数发送命令,然后只执行你的 C 代码。
記事全体を表示
使用 MCAL 向传输 FIFO 执行 S32K312 LPUART0 DMA 传输。 你好 我确认中断方法正常工作。 但是,DMA 方法不起作用。 在 Mcl_Init(NULL_PRT);中出现硬故障。 uart dma 相关示例使用的是 flexio dma,所以我不确定问题出在哪里。 请检查一下。 Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 终于解决了 我漏掉了 "dma mux source: enable"。 Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 你好,Robin Shen。 按照您的指示,激活 DMAMUX_0 不会导致任何错误。 然而,它仍然不起作用。 对于 tx,没有任何操作;对于 rx,当从终端接收到第一 和第二个字节时,会发生 “LPUART_UART_IP_STATUS_RX_OVERRUN”。 这种情况已经持续两周了。 如果您能提供更详细的信息,我将不胜感激。 此外,没有出现 dmarx 和 dmatx 中断。 已使用 DeepL.com 翻译(免费版) Re: Use MCAL to perform S32K312 LPUART0 DMA transfer to the transfer FIFO. 你好 请配置 McuPeripheral -> 外设时钟启用 看来你忘记启用这些外设的时钟门了:EDMA\DMAMUX_0 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
RW612 FlexSPI PORTB1 アクセス RW612 チップセットを外部 XIP モードで使用しています。コードは FlexSPI PortA1 から実行され、PSRAM (APS6404L) を FlexSPI PortB1 に接続しています。SDKs (25.06 バージョン) が提供する構成を使用してポート B1 にアクセスしています。 PSRAM ID を読み取ろうとすると、PortB1 (CLCK/CS) で信号アクティビティが表示されません。 これらの信号が欠陥のある部品によって保持されていないことを確認するために、SPARM を取り外しました。 これは、APS6404 が DQS 信号を使用しないという事実に関係していますか? DQS を使用しないように PortB1 を構成するにはどうすればよいでしょうか? FlexSPI が PortA1 アクセス用に初期化された後は、FLEXSPI_Init 関数を呼び出すことができないことがわかっています。 ご協力とお時間をありがとうございました。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは、ローマン。 ご協力ありがとうございます。この問題は、バスの実行中に FlexSPI クロックを設定しようとしたことに関連していました。次の行をコメント アウトしました。 CLOCK_EnableClock( kCLOCK_Flexspi ); BOARD_SetFlexspiClock(FLEXSPI、5U、3U); FlexSPI ポート B1 は現在実行されており、AHB キャッシュを使用して PSRAM への書き込み/読み取りをCAN。 助けてくれてありがとう、本当に感謝してるよ。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは@khalidL 。 下の画像のように、MCU 設定で PSRAM メモリ セクションを定義しましたか? プロジェクトのアプリケーション コード ハブ投稿に記載されている手順を必ず実行し、問題が解決しない場合はお知らせください。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは、ローマン。 ご協力とご協力に感謝いたします。上記の例をプロジェクトに統合する過程で、次の問題が発生しました。メインから関数「 __RAMFUNC(SRAM) status_t BOARD_InitPsRam(void) 」を呼び出すと、コードがサイレントにクラッシュします。 リンカーファイル(main_data.ldt、main_txt.ldt および noinit_noload_section.ldt)board.cをコピーするファイル?BOARD_InitPsRam が RAM に正しくコピーされなかったためにコードがクラッシュしたのではないかと思います。 お時間を割いてご協力いただき、改めて感謝申し上げます。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access この例は私のボードでは動作します。ご協力ありがとうございます。 Re: RW612 FlexSPI PORTB1 access こんにちは@khalidL 、お元気ですか。 アプリケーション コード ハブには、外部 NOR フラッシュからの XIPに関する例があります。共有されたリンクからサンプルをテストして、プロジェクト要件に適合するかどうかをお知らせください。 プロジェクトを MCUXpresso IDE にインポートするには、「アプリケーション コード ハブからインポート」オプションをクリックします。(このサンプルには SDK バージョン 2.16.00 が必要です) アプリケーション コード ハブ ウィンドウに入ったら、サンプルの名前 (外部 NOR フラッシュからの XIP およびマルチポート FlexSPI モジュールを使用した外部 pSRAM の構成) を検索し、それを選択して「Github リンク」をクリックし、「次へ >」ボタンが使用できるようになるまで待ちます。 「次へ > 」ボタンをクリックしたら、手順に従って Git リポジトリからプロジェクトをインポートします。最後に、プロジェクトがワークスペースで使用できるようになると、セットアップでフラッシュしてテストできるようになります。 これが役に立つかどうか教えてください。
記事全体を表示
NXP:蓝牙与信道探测天线 这些幻灯片是为马德里卡洛斯三世大学的欧洲天线学校准备的。内容: - 关于NXP和无线控制器 - 关于信道探测和NXP解决方案 - CS天线设计及功能测试 - CS天线阵列与CS定位
記事全体を表示
Installing a Zephyr SDK version The Zephyr SDK is a set of build tools for building Zephyr applications. It includes GCC and CMake, and each Zephyr release is tied to a specific Zephyr SDK version. This version is noted in the SDK_VERSION file in the Zephyr repository. Using the recommended Zephyr SDK version is important—mismatched versions can cause build errors. For example, Zephyr v4.1 specifies Zephyr SDK v0.17.0. If you use Zephyr SDK v0.17.2 (meant for Zephyr v4.2) with Zephyr v4.1, you’ll encounter build errors. If you need to build apps for Zephyr v4.1, install Zephyr SDK v0.17.0. You can install multiple Zephyr SDK versions and switch between them at build time (see instructions below). Full vs. Minimal Install Full Install: Includes all toolchains for every supported SoC architecture. Recommended for beginners but requires more disk space and download time. Minimal Install: Lets you choose only the toolchains you need. Saves space and time. For Minimal install, run the setup.cmd script to select which tools to install.  On NXP boards, select: Register Zephyr SDK CMake package Install host tools aarch64-zephyr-elf (64-bit ARM) arm-zephyr-eabi (32-bit ARM, including NXP MCUs) optional  xtensa-nxp… (Cadence Tensilica DSP cores) Installing Zephyr SDK These steps cover installing the Zephyr SDK using the MCUXpresso Installer, West from CLI, or manual download. Installing with MCUXpresso Installer The MCUXpresso Installer started supporting packs for Zephyr with Zephyr v4.2.  Each pack installs the matching Zephyr SDK version (e.g., v4.2 pack installs SDK v0.17.2).  This option Installs a minimal set of tools for NXP development. The MCUXpresso Installer does not support older Zephyr SDK versions. For v0.17.1 or earlier, use West or manual install. Installing with West CLI Zephyr Project added Zephyr SDK installation to West. For CLI, Activate your Python Virtual Environment, then run: west sdk install --version 0.17.0   If --version is omitted, West uses the version in the SDK_VERSION file of the Zephyr repo. By default, installs the Full package. For minimal, add -i . Installing by Manual Download Download the Zephyr SDK from the https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases. Choose Full or Minimal for your host OS. Extract to your user folder (default location for West and MCUXpresso): Windows: C:\Users\ \zephyr-sdk-0.17.0 Ubuntu: /home/ /zephyr-sdk-0.17.0 Selecting Zephyr SDK Version Multiple Zephyr SDK versions can coexist. West uses the latest by default, but you can override it: VS Code: When importing examples, select the Zephyr SDK version in the wizard. CLI: Set the environment variable ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR  before building.  This command sets that variable in Ubuntu: export ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR="/home/ /zephyr-sdk-0.17.0" Or in Windows: set ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR= C:\Users\ \ zephyr-sdk-0.17.0   Return to Zephyr Knowledge Hub    
記事全体を表示
AMF-DES-T2360 - EMIをシンプルに:それはすべてスペースについてです! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シグナルインテグリティ、EMI、RFI...これらはすべて、設計の電磁場をどれだけうまく管理できるかの結果です。電磁界は空間に存在し、導体ではありません。提示された資料は、電磁エネルギーの基本的な物理学に焦点を当てており、たくさんの図を含む面白くて理解しやすい形式で提示されています。参加者は、EMフィールドの動作を理解することで、より堅牢でEMC性能が向上するPCBを設計するのにどのように役立つかを発見できます。これはロケット科学ではなく、PCBジオメトリの理解しやすいアプリケーションです。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> シグナルインテグリティ、EMI、RFI...これらはすべて、設計の電磁場をどれだけうまく管理できるかの結果です。電磁界は空間に存在し、導体ではありません。提示された資料は、電磁エネルギーの基本的な物理学に焦点を当てており、たくさんの図を含む面白くて理解しやすい形式で提示されています。参加者は、EMフィールドの動作を理解することで、より堅牢でEMC性能が向上するPCBを設計するのにどのように役立つかを発見できます。これはロケット科学ではなく、PCBジオメトリの理解しやすいアプリケーションです。
記事全体を表示
ADAS: NXP Secure V2X Solution As the US Government prepares to mandate Car-to-Car communication in the US, the car industry is gearing up to provide cars which support this Dedicated Short Range Communications technology. We look at what benefits this will bring to road users, how the ITS-G5 standard is being deployed around the globe, and the challenges faced by the car industry in bringing this to market, and NXP’s leadership role in this deployment. As the US Government prepares to mandate Car-to-Car communication in the US, the car industry is gearing up to provide cars which support this Dedicated Short Range Communications technology. We look at what benefits this will bring to road users, how the ITS-G5 standard is being deployed around the globe, and the challenges faced by the car industry in bringing this to market, and NXP’s leadership role in this deployment.
記事全体を表示
下一代功能安全架构 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 概述 S32x 下一代安全架构,涵盖 ASIL B 至 ASIL D。有哪些新功能以及我们如何更好地为客户提供全套安全附属品,包括 MCU HW、SW 和 SBC HW。
記事全体を表示
スマートホーム、ビル、照明向けのNXPコネクティビティソリューションと、コンシューマ、医療、インダストリアルIoT、オートモーティブ市場向けのBLE低電力ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。このセッションでは、最新のQN9080/83超低電力BLE WMCUおよびKW35/36車載および産業用BLE WMCUを含むNXP BLE製品ファミリも紹介し、対象とするユースケース、デバイスの機能、BLEとスタックのハイライト、およびイネーブルメントのサポートについて詳しく説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。このセッションでは、最新のQN9080/83超低電力BLE WMCUおよびKW35/36車載および産業用BLE WMCUを含むNXP BLE製品ファミリも紹介し、対象とするユースケース、デバイスの機能、BLEとスタックのハイライト、およびイネーブルメントのサポートについて詳しく説明します。
記事全体を表示
S32G274A 实现 SHA256+RSA2048 算法 NXP 支持团队您好, 我目前正在 S32G274A 平台上评估 HSE,希望能获得一些关于推荐实施路径的指导。 当前环境: * 设备:S32G274A * 内核:Cortex-M7 * IDE:S32 Design Studio 3.6 * HSE 封装:HSE_DEMO APP_S32G2XX_0_1_0_16 * HSE 固件:H SE_FW_S32G2XX_0_0_16 当前进展: * 我正在参考 AN14070("如何在 S32G2 的 Cortex-M7 核心上运行 HSE 演示应用程序" )。 * HSE 演示项目可以成功导入并编译。 * 然而,在打开 IVT 视图时,S32DS 报告了一个异常,导致无法创建 IVT 视图: com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView (如有需要,我可以提供完整的错误日志。) 项目目标: 目前,我们的引导加载程序实现了基于软件的安全启动: 1。计算应用程序映像的 安全散列算法\(SHA\)-256。 2。使用存储在闪存中的公钥验证 RSA-2048 签名。 3.仅在验证成功时启动应用程序。 我们希望将此实现迁移到基于 Cortex-M7 的 HSE 服务上。 问题: 1. 在使用 S32DS 3.6 进行 S32G274A 的 HSE 评估时,AN14070 是否仍是推荐的起点? 2. 评估HSE服务(例如:)时,是否必须使用IVT View? * SHA-256 * AES * RSA 签名验证 还是说这仅用于生成 Blob 映像和安装 HSE 固件? 3.安装 HSE 固件后,是否有任何参考示例演示: * 通过 HSE 计算安全散列算法 (SHA)-256 * 通过 HSE 进行 RSA-2048 签名验证 * 公钥导入 HSE 密钥目录 4。是否有任何应用笔记、培训材料或演示项目可以演示将基于软件的安全启动实现迁移到 Cortex-M7 上的 HSE 服务? 5。对于当前在跳转到应用程序之前执行 安全散列算法(SHA)-256 + RSA2048 验证的引导加载程序,建议使用 HSE 的迁移路径是什么? 任何指导、参考项目或推荐的文档将不胜感激。 顺祝商祺! Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 我按照步骤操作到了第3步。IVTView(如下图所示)显示了与生成 blob 映像 MINYS32 Design Studio for S32 平台 3.6.0打不开IVT 相关的方块 DCD、HSE、应用程序引导加载程序、启动 配置和自动对齐模块VIEW 报错:无法创建视图:com.nxp.swtools.ivt.views.IVTView java.lang. 异常,位于 org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createErrorPart(ViewReference.java:115) 异常,位于 org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:101) 异常,位于 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPart(CompatibilityPart.java:304) 在 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:342) 在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) 位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77) 位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 在 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568) 位于 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) 在 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:976) 在 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:938) 在 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:138) 在 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:385) 位于 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:311) Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 你好,tom9 感谢您的联系。 AN14070 仍然是 Cortex-M7 评估的有效起点,但建议将其与 HSE 演示应用程序包和 HSE 固件参考文档一起使用。您可以在测试过程中向我反馈详细的错误信息。 关于安全启动在S32G上的应用,你可以尝试参考以下内容: S32G_Secure_boot 中文/英文版本。 目前,尚无任何文件能直接满足您的要求。我会通过内部渠道协助您进行核查。如果我拿到结果了,我会回复你的。 BR 乔伊 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 你好,tom9 感谢您的回复。 该问题可能与 S32DS 版本有关。请参阅 HSE_DEMOAPP_S32G2XX_0_1_0_16_ReadMe.pdf,请尽量使用此推荐版本。 BR 乔伊 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 我现在blob制作完成了,烧录进去后,串口看不到打印信息,trace32也无法加载,该从哪方面开始查呢?麻烦尽快给我看下 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 Hi,tom9 1.根据AN14070的内容,blob制作完成,烧写后通过QSPI启动,加载HSE相关固件和启动M7_0。QSPI启动后,你可以尝试trace32链接M7_0,检查一下SRAM的内容,看APP是否已经加载到了正确的地址。 2.能够正常启动后再加载HSE demo .elf 到 SRAM,再进行下一步操作。 BR Joey Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 你的回答总是达不到我的预期,我现在已经可以正常打印信息了,打印这些如下: HSE FW Version: 0.1.0_1.0.9 HSE FW Image: Pink HSE FW up and running! Status: HSE_STATUS_RNG_INIT_OK HSE_STATUS_INIT_OK HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER    卡在这里不能往后运行了,程序DEBUG_LOOP(gZero);注释之后,发现是卡在HSE_Config();中了,/* Backup primary image */ ASSERT(FLASH_OP_OK == Flash_WriteData_FromFlash(IVT.pSysImage_bck, IVT.pSysImage, MAX_SYS_IMG_SIZE));  卡在这里了。后面HSE_Aes_Example等也都不能执行 Re: S32G274A 实现SHA256+RSA2048算法 Hi,tom9 我们支持系统已经收到了相关的问题,您们的需求涉及的问题较多,内部专家已经在支持和回复。 BR Joey
記事全体を表示
emiOS GPT 中断未触发(EDGE COUNTER + GPT 配置) 您好, 我正在使用 RTD 6.0.0 处理 S32K344。 我的要求是测量输入 PWM 频率(0 Hz 至 ~10 kHz),以便计算速度。 为此,我在 EDGE COUNTER 模式下使用 eMIOS ICU,以避免每个边沿中断并减少 CPU 负载,并将 eMIOS GPT 作为周期性定时器(100 毫秒或 1 秒),在 GPT 回调中读取边沿计数并计算频率,目的是只使用一个中断(GPT)。   但是,尽管 GPT 计时器似乎配置正确,但中断并未触发 —— emios0_0_irqHandler () 从未被调用,也没有执行 gpt_emiosNotification () 回调。 我附上我的配置以供参考。 能否请您帮忙找出可能遗漏或不正确的地方?   此外,如果能就如何在 S32K3 上精确测量 0-10 kHz 范围内的 PWM 频率(尤其是包括极低频)的最佳方法提出建议,我将不胜感激。 我已经尝试过其他模式,如 ICU_MODE_SIGNAL_MEASUREMENT、ICU_MODE_SIGNAL_EDGE_DETECT 和时间戳模式,但仍面临计数器溢出(16 位限制 ~65535)和极低频率下读数不准确等问题。 预先致谢 Re: eMIOS GPT interrupt not triggering (EDGE COUNTER + GPT configuration) 你好@kapidlitap 关于您的配置,我有几点看法: 您正在将 eMIOS0 通道 0 配置为 GPT。但是,在中断控制器 (intCtrl_IP) 中,你启用了 emios0_0_IRQN 并分配了处理程序 emios0_0_IRQHandler。这与配置通道相关的中断不一致。 根据 S32K344_COMMON.h 中定义的 Interrupt_vector_numbers,映射如下: EMIOS0_0_IRQn = 61, /**< Interrupt request 23,22,21,20 */ EMIOS0_1_IRQn = 62, /**< Interrupt request 19,18,17,16 */ EMIOS0_2_IRQn = 63, /**< Interrupt request 15,14,13,12 */ EMIOS0_3_IRQn = 64, /**< Interrupt request 11,10,9,8 */ EMIOS0_4_IRQn = 65, /**< Interrupt request 7,6,5,4 */ EMIOS0_5_IRQn = 66, /**< Interrupt request 3,2,1,0 */ 根据这一映射,eMIOS0 通道 0 属于中断组 EMIOS0_5_IRQn,而不是 EMIOS0_0_IRQn。因此,应使用正确的中断配置: IRQn:EMIOS0_5_IRQn 处理程序:EMIOS0_5_IRQHandler(请参阅 Emios_Mcl_Ip_Irq.c)。 关于输入捕获,有几个可用的示例。请查看并选择最符合您预期功能的选项。 使用 EMIOS DS3.5 RTD300 的 IP S32K312 PWM ICU 示例 示例:S32K312 EMIO PWM 生成及使用中断捕获占空比 (DS3.5 RTD300) 示例 IP S32K312 EMIO PWM Generation & 使用轮询进行占空捕获 DS3.5 RTD300 带 DMA S32DS 3.6.2 的 S32K344 eMIOS Icu 示例RTD 6.0.0 BR、VaneB
記事全体を表示