imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi nxp, imx6q mfgtoolsが機能せず、開けません。 私はアンドロイド7.1.2_2.0.0用のmfgtoolsをダウンロードしましたが、mfgtools.zipのサイズはわずか4.28MBで、サブディレクトリはクリーンで、ファームウェアとUCLはありません。 ここからのダウンロード:https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp 感謝 Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hello, 問題についてはチームにお知らせします。 あなたの情報をありがとう! よろしくお願いします。 Yuri. Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、ユーリ・ムヒンさん。 partition-table.img は Andorid 7.1.2 リリースの新しい IMG ファイルです。 しかし、以前のmfgtoolリリースのucl2.xmlはそうではないため、partition-table.imgはボードに点滅しません。 borad は、前の mfgtool でフラッシュした後、partition:boot を見つけることができません。 これはログです。 U-Boot 2017.03 (2017年9月20日 - 00:38:39 +0800) CPU: Freescale i.MX6Q rev1.5 996 MHz (792 MHzで動作) CPU:38°Cで自動車用温度グレード(-40°C〜125°C) リセット原因: POR モデル: Freescale i.MX6 Quad SABRE スマート・デバイス・ボード ボード:MX6-SabreSD DRAM: 1 GiB PMIC:PFUZE100です!DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21 MMC:FSL_SDHC:0、FSL_SDHC:1、FSL_SDHC:2 警告 - 不正なCRC、デフォルトの環境を使用 パネルが検出されませんでした:デフォルトはHannstar-XGAです ディスプレイ:Hannstar-XGA(1024x768) で:シリアル アウト:シリアル エラー:シリアル フラッシュターゲットはMMC:2 ネット: イーサネットが見つかりません。 パーティションが見つかりません:その他、パーティションテーブルをダンプします idx 0, ptn 0 name='gpt' start=0 len=2048 idx 1, ptn 0 name='bootloader' start=2 len=2046 idx 2, ptn 1 name='mmcsdc1' start=16384 len=65536 idx 3, ptn 2 name='mmcsdc2' start=83968 len=65536 idx 4, ptn 0 name='' start=0 len=0 その他のパーティション情報を取得できません パーティション 4080 が見つかりません do_raw_read失敗、再 1 read_bootctl、読み取りbcb_rw_block失敗しました 読み取りコマンドが失敗しました Re: imx6q mfgtools for android_N7.1.2_2.0.0 が動作しない <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hello, コミュニティディスカッションで言及されているように、"imx6q mfgtools for Android 7.1.2_2.0.0問題」、以下にリンク、N7.1.2。MFGツールパッケージ Web には、ターゲットの読み込み用の画像は含まれていません。お客様は次のことができます 「Android_Quick_Start_Guide.pdf」を使用し、セクション3.3(ボード画像の点滅)方法 OS(デモ)イメージのファイルを使用します。 https://community.nxp.com/message/957626 また、ucl2.xmlファイルとmksdcard-android.sh.tarファイルを配置する必要があります mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\ ディレクトリにあります。 これらのファイルは、以前の mfgtool リリースから取得できます。 よろしくお願いします。 Yuri.
記事全体を表示