Hi nxp,
imx6q mfgtoolsが機能せず、開けません。
私はアンドロイド7.1.2_2.0.0用のmfgtoolsをダウンロードしましたが、mfgtools.zipのサイズはわずか4.28MBで、サブディレクトリはクリーンで、ファームウェアとUCLはありません。
ここからのダウンロード:https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp
感謝
Hello,
問題についてはチームにお知らせします。
あなたの情報をありがとう!
よろしくお願いします。
Yuri.
こんにちは、ユーリ・ムヒンさん。
partition-table.img は Andorid 7.1.2 リリースの新しい IMG ファイルです。 しかし、以前のmfgtoolリリースのucl2.xmlはそうではないため、partition-table.imgはボードに点滅しません。
borad は、前の mfgtool でフラッシュした後、partition:boot を見つけることができません。
これはログです。
U-Boot 2017.03 (2017年9月20日 - 00:38:39 +0800)
CPU: Freescale i.MX6Q rev1.5 996 MHz (792 MHzで動作)
CPU:38°Cで自動車用温度グレード(-40°C〜125°C)
リセット原因: POR
モデル: Freescale i.MX6 Quad SABRE スマート・デバイス・ボード
ボード:MX6-SabreSD
DRAM: 1 GiB
PMIC:PFUZE100です!DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21
MMC:FSL_SDHC:0、FSL_SDHC:1、FSL_SDHC:2
警告 - 不正なCRC、デフォルトの環境を使用
パネルが検出されませんでした:デフォルトはHannstar-XGAです
ディスプレイ:Hannstar-XGA(1024x768)
で:シリアル
アウト:シリアル
エラー:シリアル
フラッシュターゲットはMMC:2
ネット: イーサネットが見つかりません。
パーティションが見つかりません:その他、パーティションテーブルをダンプします
idx 0, ptn 0 name='gpt' start=0 len=2048
idx 1, ptn 0 name='bootloader' start=2 len=2046
idx 2, ptn 1 name='mmcsdc1' start=16384 len=65536
idx 3, ptn 2 name='mmcsdc2' start=83968 len=65536
idx 4, ptn 0 name='' start=0 len=0
その他のパーティション情報を取得できません
パーティション 4080 が見つかりません
do_raw_read失敗、再 1
read_bootctl、読み取りbcb_rw_block失敗しました
読み取りコマンドが失敗しました
Hello,
コミュニティディスカッションで言及されているように、"imx6q mfgtools for
Android 7.1.2_2.0.0問題」、以下にリンク、N7.1.2。MFGツールパッケージ
Web には、ターゲットの読み込み用の画像は含まれていません。お客様は次のことができます
「Android_Quick_Start_Guide.pdf」を使用し、セクション3.3(ボード画像の点滅)方法
OS(デモ)イメージのファイルを使用します。
https://community.nxp.com/message/957626
また、ucl2.xmlファイルとmksdcard-android.sh.tarファイルを配置する必要があります
mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware\ ディレクトリにあります。
これらのファイルは、以前の mfgtool リリースから取得できます。
よろしくお願いします。
Yuri.