PN532 标签仿真 NFC 工具显示 NULL 所有数据 目前正在使用 PN532 (UM0701-02 ) 模块接口,通过基于 IRQ 状态模型的 SPI 通信与 STM32WL 微控制器连接。我将一步步解释我是如何处理状态机的 第 1 步: SPI 配置 - 时钟 2Mhz 和 8 位模式 第 2 步: 在启动 PN532 模块后,我发送了 SMA 配置,然后正在等待第一个 IRQ 的 ACK,之后我将等待第二个 IRQ 的 SMA 配置响应。我没有收到任何错误信息。请注意我使用的以下配置 pn532_packetbuffer[0] =pn532_command_samconfiguration; pn532_packetbuffer[1] = 0x01;// 正常模式; pn532_packetbuffer[2] = 0x14;// 超时 50ms * 20 = 1 秒 pn532_packetbuffer[3] = 0x01;// 使用 IRQ 引脚! 步骤 3:收到 SMA 配置回复后, 。 我已经开始发送 TgTarget 启动命令。对于这条命令,我只收到 ACK,当电话接近模块时,我才收到回复。 uint8_tcommand[] ={ pn532_command_tginitastarget、 5,// 模式:仅 PICC,仅被动 0x04, 0x00, // SENS_RES 0x00, 0x00, 0x00,// NFCID1 0x20, // SEL_RES 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,// FeliCaParams 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,// NFCID3t 0,//一般字节的长度 0//历史字节的长度 }; 如果(uidPtr != 0) {//如果设置了 uid,则将 3 个字节复制到 nfcid1 memcpy命令 + 4, uidPtr、 3); }} 这条命令也得到了成功的回复。 因此,现在我有了手机 NFC 信息,如 NFC 支持类 注:到此为止,我得到了正确的 IRQ Assert、ACK 和命令回复。 第 4 步: 响应后,我将开始发送 TgGetTarget 命令(0x86)。第一次,比如当我将手机靠近 PN532 时,得到的响应为 0x87,错误代码为 0x13。像 RF 版本一样。之后,我尝试了两种方法来恢复通信。最初的方法是发送 Inrelease 命令 0x52、0x00,然后获取 IRQ,并得到 53 和 0x00 的响应。然后再次发送 TgTartget Command Initi 命令,就像再次执行步骤 3 一样。请注意,在这之后的一段时间里,我得到了对 0x86 的正确回复。 现在我还有一个问题,在我发送 Inrelease 或 TgTarget 命令后,NFC Tools Mobile 显示的所有数据,如序列号和其他信息都显示为零。并展示 felica 技术。但使用的是 ISO1884A A 类卡枚举。 现在我想知道为什么会出现这种情况。如果我遗漏了任何序列。请尽快为我们提供指导。我们正处于项目收尾阶段。 已经有人向我推荐了表格,但我没有得到答复 互联标签解决方案 接触式智能卡读卡器芯片 HITAG读卡器IC 面向读卡器系统的MIFARE SAM NFC 控制器解决方案 NFC 前端解决方案 NFC读卡器库 Re: PN532 Tag emulation NFC Tools showing NULL all the data 请问谁能对此问题提供支持
View full article