2185794_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2185794_ja-JP

2185794_ja-JP

LS1046AのTA_PROG_SFPピンは常に1.8V電源にコネクテッド。

こんにちは、

LS1046Aを使用しています。

チェックリストから、「セキュア ブート プログラミング中は 1.8 V のみを供給する必要があります」ということがわかりました。通常の動作では、このピンは抵抗器を介してプルダウンする必要があります。'

しかし、何らかの理由で、LS1046A の TA_PROG_SFP ピンは、私たちのデザインでは常に 1.8V 電源にコネクテッドされています。このデザインにはどのようなリスクがあるのでしょうか?

ご回答をお待ちしています。

Re: The TA_PROG_SFP pin of the LS1046A is always connected to a 1.8V power supply

こんにちは@KunChen

この投稿があなたに届いていることを願っています。

どういたしまして。お役に立てて嬉しいです。

他に何かお手伝いCANことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

すてきな一日を!。

よろしくお願いいたします。

ヘクター・ビジャルルS

Re: The TA_PROG_SFP pin of the LS1046A is always connected to a 1.8V power supply

こんにちは、ヘクター。

ご返信よろしくお願いします。

Re: The TA_PROG_SFP pin of the LS1046A is always connected to a 1.8V power supply

こんにちは@KunChen

この投稿があなたに届いていることを願っています。

ご質問に関して、

この動作の結果、ヒューズが切れ、以前と同じ情報が上書きされ、再度プログラムできなくなります。

セキュリティ ヒューズ プロセッサ QorIQ LS1046A、LS1026A データ シート、Rev. 4、06/2020 のセクション 4 の次の情報を参照してください。

SFP ヒューズをプログラムするには、ユーザーは電源シーケンスごとに TA_PROG_SFP ピンに 1.8 V を供給する必要があります。TA_PROG_SFPはヒューズの持続時間中のみ電源を供給してください。
プログラミング サイクル。デバイスごとに 6 回のヒューズ プログラミング サイクルの制限があります。その他すべて
TA_PROG_SFP は GND にコネクテッドする必要があります。シーケンス要件
TA_PROG_SFP の上昇と下降を図 9 に示します。デバイスの信頼性を確保するために、
ヒューズプログラミングは推奨ヒューズプログラミング範囲内で実行する必要があります
表4の温度範囲。

すてきな一日を!

BR、

ヘクター・ビジャルル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 08:28 AM
更新人: