Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
AUT-N1811 コネクテッドカー向け 4 層オートモーティブ・セキュリティ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、車両ハッキングから学んだ教訓を考察し、自動車セキュリティに対する車両全体の多層的アプローチを紹介します。2015年、自動車のセキュリティは、技術系メディアや公共メディアの見出しから離れることはほとんどなく、一部の主要な自動車ブランドに対する非常に公的なハッキングが多数行われました。その結果、車両のセキュリティに再び焦点が当てられるようになりました。マイクロコントローラ、セキュアトランシーバ、セキュアエレメントなどのNXPの車載用製品ポートフォリオと、それらがどのように組み合わされて現在および将来のコネクテッドカー向けの完全なセキュリティソリューションを提供するかを紹介します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、車両ハッキングから学んだ教訓を考察し、自動車セキュリティに対する車両全体の多層的アプローチを紹介します。2015年、自動車のセキュリティは、技術系メディアや公共メディアの見出しから離れることはほとんどなく、一部の主要な自動車ブランドに対する非常に公的なハッキングが多数行われました。その結果、車両のセキュリティに再び焦点が当てられるようになりました。マイクロコントローラ、セキュアトランシーバ、セキュアエレメントなどのNXPの車載用製品ポートフォリオと、それらがどのように組み合わされて現在および将来のコネクテッドカー向けの完全なセキュリティソリューションを提供するかを紹介します。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
記事全体を表示
AUT-N1891 ハンズオン・ワークショップでNXPのeXtreme Switchを10分以内にプログラミング <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコースでは、アナログProcessor ExpertソフトウェアとKinetis Design Studioコンポーネントにより、12V eXtreme Switchデバイスに対応した新しいアナログFreedomボードFRDM-12XSFの使用方法を確認します。このトレーニングでは、ハードウェア(MCU + アナログ)、ソフトウェア(MCUに依存しない)の観点から、システム全体のイネーブルメントを取り上げ、さまざまなタイプの負荷(抵抗性、誘導性、容量性)を迅速に駆動する方法を示します。プロセッサeXpertコンポーネントのおかげで、MCU、センサー、およびデバイス間の相互作用が促進され、このトレーニングでは、研修生が完全に有効にするためのさまざまな演習がカバーされます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコースでは、アナログProcessor ExpertソフトウェアとKinetis Design Studioコンポーネントにより、12V eXtreme Switchデバイスに対応した新しいアナログFreedomボードFRDM-12XSFの使用方法を確認します。このトレーニングでは、ハードウェア(MCU + アナログ)、ソフトウェア(MCUに依存しない)の観点から、システム全体のイネーブルメントを取り上げ、さまざまなタイプの負荷(抵抗性、誘導性、容量性)を迅速に駆動する方法を示します。プロセッサeXpertコンポーネントのおかげで、MCU、センサー、およびデバイス間の相互作用が促進され、このトレーニングでは、研修生が完全に有効にするためのさまざまな演習がカバーされます。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
記事全体を表示
INS-N1820 实践研讨会传感器挖掘和算法开发 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参与者将使用上一节课中的传感器数据记录器来收集代表特定传感器事件和/或签名的数据。然后,参与者将使用传感器挖掘和算法开发工具为加速度计、磁力计和陀螺仪创建一些简单的算法。在本实践课程结束时,学员将积累使用工具快速创建和测试算法的传感器经验。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参与者将使用上一节课中的传感器数据记录器来收集代表特定传感器事件和/或签名的数据。然后,参与者将使用传感器挖掘和算法开发工具为加速度计、磁力计和陀螺仪创建一些简单的算法。在本实践课程结束时,学员将积累使用工具快速创建和测试算法的传感器经验。 洞察与创新
記事全体を表示
AMF-AUT-T2344 - Hands-On Workshop: MCT for S32K - MATLAB/Simulink Modeling and Code Generation In this class, participants will learn how to leverage model-based design technology (MATLAB/Simulink) to quickly develop motor control algorithms for BLDC, ACIM, and PMSM motors using NXP S32K MCUs on the S32K144 automotive reference platform. Learn the basics of the motor control toolbox to generate C-code from simulation models. The toolbox will be utilized demonstrating peripheral driver blocks, optimized automotive math/motor control blocks, software and processor in the loop techniques for algorithm verification, as well as other utilities for MCU profiling and algorithm development. In this class, participants will learn how to leverage model-based design technology (MATLAB/Simulink) to quickly develop motor control algorithms for BLDC, ACIM, and PMSM motors using NXP S32K MCUs on the S32K144 automotive reference platform. Learn the basics of the motor control toolbox to generate C-code from simulation models. The toolbox will be utilized demonstrating peripheral driver blocks, optimized automotive math/motor control blocks, software and processor in the loop techniques for algorithm verification, as well as other utilities for MCU profiling and algorithm development.
記事全体を表示
HMB-N1945 全新 Kinetis KE1x 系列 - 5 V Kinetis E 系列提供更多内存、更多功能和更高性能 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis KE1x系列是Kinetis E系列的新一代MCU解决方案。 这个系列增加了内存和新IP,功能得到进一步增强,它扩展了恩智浦5V产品组合,能够覆盖更高性能的应用和用例。 再加上Kinetis KE0x入门级微控制器,Kinetis E系列成为需要5 V、稳健性以及更多闪存的应用市场的理想解决方案,为低端到高端应用提供平台解决方案。 参加本次会议,了解整个Kinetis E系列强大的EMC性能如何使其成为家用电器、工业及其它恶劣电气噪声环境下的应用的理想主控和人机界面(触摸)解决方案。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis KE1x系列是Kinetis E系列的新一代MCU解决方案。 这个系列增加了内存和新IP,功能得到进一步增强,它扩展了恩智浦5V产品组合,能够覆盖更高性能的应用和用例。 再加上Kinetis KE0x入门级微控制器,Kinetis E系列成为需要5 V、稳健性以及更多闪存的应用市场的理想解决方案,为低端到高端应用提供平台解决方案。 参加本次会议,了解整个Kinetis E系列强大的EMC性能如何使其成为家用电器、工业及其它恶劣电气噪声环境下的应用的理想主控和人机界面(触摸)解决方案。 观看视频演示 智能家居和智能建筑
記事全体を表示
DES-N2001 轻松配电 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍一种基于简单电磁物理和几何的方法来设计 PCB 上的电源分配网络。从输入电源连接到 IC 芯片,可以使用讨论的简单规则来降低电源噪声并改善 EMC。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本演示将介绍一种基于简单电磁物理和几何的方法来设计 PCB 上的电源分配网络。从输入电源连接到 IC 芯片,可以使用讨论的简单规则来降低电源噪声并改善 EMC。 设计 | 软件与服务
記事全体を表示
CIT-N1904 Internet Everywhere - 4GおよびWi-Fiから5Gへの道を開くスマートアンテナソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5Gソリューションはまだ設計段階にあるため、NXPは増大するデータ需要に対応するためのRFソリューションを提供しています。これらのソリューションは4.5Gと呼ばれ、既存の4GとWi-Fiテクノロジーのスマートな組み合わせに基づいており、この地球上のあらゆる場所で高スループットのインターネット接続を可能にします。この講義では、既存の4GおよびWi-Fi RFソリューションと、それらを4.5Gネットワークにどのように活用できるか、およびこれらのソリューションを5Gネットワークに導入するためにどのような手順を踏む必要があるかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5Gソリューションはまだ設計段階にあるため、NXPは増大するデータ需要に対応するためのRFソリューションを提供しています。これらのソリューションは4.5Gと呼ばれ、既存の4GとWi-Fiテクノロジーのスマートな組み合わせに基づいており、この地球上のあらゆる場所で高スループットのインターネット接続を可能にします。この講義では、既存の4GおよびWi-Fi RFソリューションと、それらを4.5Gネットワークにどのように活用できるか、およびこれらのソリューションを5Gネットワークに導入するためにどのような手順を踏む必要があるかを示します。 ビデオプレゼンテーションを見る スマートシティ&インフラストラクチャ
記事全体を表示
开始使用 LPCOpen 以太网示例(lwip_tcpecho 和 webserver) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好!   附件是一份文档,解释了如何构建和运行 LPCOpen 以太网示例项目,还解释了所需的电路板和 PC 连接和配置。 文档中描述的步骤是使用 LPC1769 MCU 完成的,例如带有 CMSIS DAP 探针的 LPC1769 LPCXpresso 板中的 MCU,但相同的原理适用于任何 LPC MCU。 本文档中描述的步骤适用于以下版本的软件工具: LPCXpresso v8.1.4 o LPCOpen v2.xx 板 o 适用于 LPC1769 的 LPCXpresso 开发板,带 CMSIS DAP 探针 o EA LPCXpresso 基板 o LPC-Link2 内容 1.概述和概念 1.1LPCOpen 1.1.1核心驱动库 1.1.2中间件 1.1.3示例 1.1.4带有 RTOS 的 LPCOpen 2. 运行 lwip_tcpecho 和 webserver 演示应用程序 2.1 下载LPCOpen包 2.3设置硬件 2.3.1 适用于 LPC1769 的 LPCXpresso 开发板,带 CMSIS DAP 探针 2.3.2EA LPCXpresso 基板 2.2导入LPCOpen示例 2.4构建演示应用程序 2.5 运行演示应用程序 2.5.1 lwip_tcpecho_sa 演示 2.5.2 Web服务器演示 附录 A - 参考文献 我希望您能从这篇文章中受益,如果您有任何疑问,请告诉我。   此致! 卡洛斯·门多萨 概述
記事全体を表示
S12Z电压测量 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ADC 测量始终是相对的 - 相对于您的电压参考。 大多数应用不允许使用精确且昂贵的电压参考。在这种情况下,VDDA 被用作 ADC 测量的参考。 由于操作 VSUP 范围从 3.5V 开始,并且电压调节器的精度有限,我们应该使用内部带隙参考来补偿 ADC 电压结果。带隙电压 VBG 随温度和外部电压供应的变化很小。 该示例展示了如何通过额外的带隙电压测量来补偿 ADC 结果。 概述 回复:S12Z电压测量 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我无法编译通过,如下所示: //我们可以用固定参考电压5V来计算测量电压 pot = (pot_raw * (float) 参考电压)/4095; 你能告诉我吗,TKS。
記事全体を表示
i.MX6Q SABREの学習を始める <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX6Q SABREの学習用マスターページです。次のようないくつかの部分が含まれています。以下のPDFファイル(項目0、1、2)はNXPの公式Webサイトに含まれており、その他はコミュニティリンクにあります。 0. i.MX6 SMART DEVICE SYSTEM(回路図): SPF-27516_C5.pdf(iMX6Q_SABRE_SDB_DESIGNFILES内)i.MX 6Quad SABRE開発ボード|NXPの  1. Yocto Project ビルド環境を使用して i.MX NXP ボードのイメージをビルドする方法: Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf(L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS) i.MX 6Quad SABRE 開発ボード |NXPの  2. NXP Linux OS BSPのビルドとインストール方法: i.MX_Linux_User's_Guide.pdf(L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS内) i.MX 6Quad SABRE 開発ボード |NXPの  3. i.MX6Q SABREプラットフォームでTrace32を使用してU-bootを実行する方法: i.MX6Q SABREプラットフォームでTrace32を使用してU-bootを実行する方法  4. i.MX6QのLinux OS用ブートローダ起動手順:i.MX6QのLinux OS用ブートローダ起動手順  5. i.MX6QにおけるLinux OS用カーネルロード手順: i.MX6QにおけるLinux OS用カーネルロード手順  i.MX6Quad Yocto Project
記事全体を表示
NFCリーダーライブラリを読みやすくするために、プロジェクトで不要なフロントエンドICのフォルダを削除 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NFCリーダーライブラリは、複数のフロントエンドをサポートしています。お客様にとっては、フロントエンドチップの1つのパーツだけが必要な場合、これはより使いにくくなる可能性があります。 可読性と使いやすさを向上させるために、NxpRdLib/comps/phhalHw/srcの下のフォルダを削除するだけで、使用しないリーダICのサポートを削除できます。例ample:RC663のみを使用する場合は、フォルダPn5180、Rc523を削除するだけです。その結果、RC663 のみをサポートするライブラリになります。 この短い画面録画は、サポートされるフロントエンドの数を減らす手順を示しています。 (マイビデオで視聴) NFCフロントエンド・ソリューション NFCリーダー・ライブラリ
記事全体を表示
Example MPC5748G PretendedNetworkingCAN S32DS_1.0 ******************************************************************************** * Detailed Description: * Application performs basic initialization, setup PLL to maximum allowed * frequency * * * Mode transition to LPU_STOP is executed. CAN_0 is configured to wake up from *  LPU_STOP to LPU_RUN using message with standard IDE = 0 as a wake up *  preselected matching criteria. After wake up from LPU_STOP, user *  LED1 is blinking.   * * Modified files: mem.ld, sections.ld, startup.s, added file z2_restart.s * * * ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW:         MPC5748G-324DS, MPC574xG Motherboard * MCU:             PPC5748GMMN6A 1N81M * Fsys:            PLL0 160MHz * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * Target:          internal_FLASH (debug mode, release mode) * EVB connection:  Default * * * ******************************************************************************** ******************************************************************************** * Detailed Description: * Application performs basic initialization, setup PLL to maximum allowed * frequency * * * Mode transition to LPU_STOP is executed. CAN_0 is configured to wake up from *  LPU_STOP to LPU_RUN using message with standard IDE = 0 as a wake up *  preselected matching criteria. After wake up from LPU_STOP, user *  LED1 is blinking.   * * Modified files: mem.ld, sections.ld, startup.s, added file z2_restart.s * * * ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW:         MPC5748G-324DS, MPC574xG Motherboard * MCU:             PPC5748GMMN6A 1N81M * Fsys:            PLL0 160MHz * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * Target:          internal_FLASH (debug mode, release mode) * EVB connection:  Default * * * ******************************************************************************** General Re: Example MPC5748G PretendedNetworkingCAN S32DS_1.0 Hi, Can I use U-multilink to test this code?When I use this tool, I can not debug properly.
記事全体を表示
HMB-N1983 实践研讨会:ZigBee-3.0使用 EK004 开发 3.0 家庭自动化应用程序的开发人员体验 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ZigBee-3.0 实践培训采用 NXP 最低功耗无线 MCU,使用评估套件。使用ZigBee-3.0开发智能家居产品的最快捷方法例如传感器、监控设备面板、路由器设备和网关解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ZigBee-3.0 实践培训采用 NXP 最低功耗无线 MCU,使用评估套件。使用ZigBee-3.0开发智能家居产品的最快捷方法例如传感器、监控设备面板、路由器设备和网关解决方案。 智能家居和智能建筑 回复:HMB-N1983 实践研讨会:ZigBee-3.0使用 EK004 开发 3.0 家庭自动化应用程序的开发人员体验 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 呼吁有兴趣通过 NXP JN5168 模块使用 Zigbee 的制造商和专家加入 Facebook 群组,以便我们互相帮助:) https://goo.gl/DeYbC6 干杯
記事全体を表示
在 USDPAA 和 Linux 内核中使用 QMAN 专用和池通道 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 当 FQ 上的帧准备好处理时,FQ 将被排入工作队列 (WQ)。WQ 被组织成频道。通道是 8 个工作队列的固定的、硬件定义的关联,也称为“优先工作队列”。QMAN中定义了两种类型的WQ通道: 专用通道,始终由单一实体提供服务。 池通道,由类似实体池(例如处理器核心池)提供服务。 本文档介绍了专用通道和池通道的基本概念、如何在流顺序保存场景中使用专用通道和池通道、工作队列通道分配、Linux 内核中使用的专用通道和池通道以及如何修改 PPAC 和 USDPAA QMAN 驱动程序以在 USDPAA 应用程序中使用专用通道。 1. QMAN通道基本概念 2. 专用通道在流保序场景中的应用 3. 池通道用于保持订单并保持活动调度 4. 工作队列通道分配 5. Linux 内核中的专用通道和池通道使用 6. 在 USDPAA 中使用专用通道 QorIQ P2设备 QorIQ P3 设备 QorIQ P4设备 QorIQ P5设备
記事全体を表示
オンラインアプリケーションを使用して無料のi.MX6プロセッサ設計を作成 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> i.MX6ユーザーの皆様、こんにちは。 私たちは、カスタマイズされた要件に従ってi.MX6デュアルライトハードウェアデザインを1分で作成できる革新的なアプリケーションを作成しました。 新しい設計の作成は非常に簡単で、プロセッサ、周辺機器の要件、およびボード入力電源入力をアプリケーションに追加する必要があります。 これらの入力要件により、アプリケーションは次のことを行います 1. ペリフェラル、パワー、クロック、リセット、パワー シーケンシングのコンポーネントを見つける 2. プロセッサ ピンのマルチプレクサ オプションを見つける 3.電力、時計を最適化します 4.設計を生成し、オンラインで表示する回路図を描画します。 これは、i.mx6のようなハイエンドプロセッサ専用の強力なアルゴリズムです。 www.circuit-tree.com でホストされているアプリケーションを使用して、任意の数のデザインを生成できます。まもなくライブラリを拡張し、さまざまなハードウェア設計をサポートするためのフォームファクタを追加する予定です。 ご質問/ご不明な点/フィードバックがございましたら、お知らせください。 ありがとうございます サーキットツリーチーム 全般
記事全体を表示
QorIQ WLAN Wave-2 EAP 解决方案更新 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于飞思卡尔 QorIQ 的接入点/路由器是一款完全可投入生产且物料清单 (BOM) 优化的解决方案,可通过 MiniPCI 或 Mini PCI Express ®接口支持单无线电或双无线电 802.11 a/b/g/n/ac 设备。 Jason Wang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-SNT-T1460 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 基于飞思卡尔 QorIQ 的接入点/路由器是一款完全可投入生产且物料清单 (BOM) 优化的解决方案,可通过 MiniPCI 或 Mini PCI Express ®接口支持单无线电或双无线电 802.11 a/b/g/n/ac 设备。 Jason Wang 主讲 2015 年 5 月 7 日,台北 DwF 展 会话 ID:APF-SNT-T1460 接口和连接 Power Architecture®处理器
記事全体を表示
フリースケールARM®マイクロコントローラの概要 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本セッションでは、ARM® Cortex-M4® / M+をベースとしたKinetisマイコンおよびCortex-A8およびCortex-A9をベースとする i.MX アプリケーション・プロセッサのフリースケールARMマイクロコントローラと製品シリーズ・ロードマップについて概説します。このセッションでは、KM、KM、KVシリーズなどのKinetisマイクロコントローラに焦点を当てたフリースケール・セグメントについても紹介します。 ジェームズ・ホアンによるプレゼンター 2015年5月7日、DwF台北にて発表 セッションID: APF-IND-T1453 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本セッションでは、ARM® Cortex-M4® / M+をベースとしたKinetisマイコンおよびCortex-A8およびCortex-A9をベースとする i.MX アプリケーション・プロセッサのフリースケールARMマイクロコントローラと製品シリーズ・ロードマップについて概説します。このセッションでは、KM、KM、KVシリーズなどのKinetisマイクロコントローラに焦点を当てたフリースケール・セグメントについても紹介します。 ジェームズ・ホアンによるプレゼンター 2015年5月7日、DwF台北にて発表 セッションID: APF-IND-T1453 i.MXアプリケーション・プロセッサ キネティスCortex®-Mマイクロコントローラー
記事全体を表示
如何开始使用 KSDK <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 从Kinetis MCU 软件开发套件下载 | NXP   如何安装KSDK 2.0 使用 Kinetis Design Studio v3.x 和 Kinetis SDK v2.0   Kinetis SDK 2.0 API参考手册:简介   对于旧版本 KSDK、KDS: Kinetis Design Studio 视频,第 1 部分:KDS 和 Kinetis SDK 的安装 Kinetis Design Studio 视频,第 2 部分:在 Freedom 开发板上安装 OpenSDA 固件 Kinetis Design Studio 视频,第 3 部分:使用 Kinetis Design Studio 进行调试 Kinetis Design Studio 视频,第 4 部分:在 KDS 中使用 Processor Expert   将 Kinetis SDK 安装到 KDS Kinetis Design Studio V3.0.0-用户指南中   您可以从Kinetis MCU 软件开发套件 | NXP下载其他文档 概述
記事全体を表示
AMF-CON-T1032-深入探究 i.MX 6 系列处理器的图像处理_RM_markup.pptx <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 6 系列应用处理器的图像处理尚无特色内容。要推荐内容,请转到您想要推荐的讨论、文档或博客文章,然后单击右侧操作列表中的“推荐此内容”。任何拥有管理此处内容权限的人都可以展示内容。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 6 系列应用处理器的图像处理尚无特色内容。要推荐内容,请转到您想要推荐的讨论、文档或博客文章,然后单击右侧操作列表中的“推荐此内容”。任何拥有管理此处内容权限的人都可以展示内容。
記事全体を表示
再配置コード (コンフィグレーション・リンカ・ファイル) - CW10.6 - Kinetis <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 3つの簡単なコードは、rom、特殊RAM、外部RAMへの再配置コードです。 それらはCW10.6で作成され、K60dn512チップ。 データの再配置も同じです。 Re: 再配置コード (コンフィグレーション リンカ ファイル) - CW10.6 - Kinetis <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは教授、 このDOCは、KinetisのKDS GCCリンカファイルを使用したコードとデータの再配置で確認してください。 それがあなたを助けることができることを願っています! アリス Re: 再配置コード (コンフィグレーション リンカ ファイル) - CW10.6 - Kinetis <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、 質問が必要です。 KSDKで「__relocate_code__」を使うには? gcc GNU の場合
記事全体を表示