1100113_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1100113_ja-JP

1100113_ja-JP

i.MX6Q SABREの学習を始める<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX6Q SABREの学習用マスターページです。次のようないくつかの部分が含まれています。以下のPDFファイル(項目0、1、2)はNXPの公式Webサイトに含まれており、その他はコミュニティリンクにあります。

0. i.MX6 SMART DEVICE SYSTEM(回路図): SPF-27516_C5.pdf(iMX6Q_SABRE_SDB_DESIGNFILES内)i.MX 6Quad SABRE開発ボード|NXPの 

1. Yocto Project ビルド環境を使用して i.MX NXP ボードのイメージをビルドする方法: Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf(L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS)

i.MX 6Quad SABRE 開発ボード |NXPの 

2. NXP Linux OS BSPのビルドとインストール方法: i.MX_Linux_User's_Guide.pdf(L4.1.15_1.1.0_LINUX_DOCS内)

i.MX 6Quad SABRE 開発ボード |NXPの 

3. i.MX6Q SABREプラットフォームでTrace32を使用してU-bootを実行する方法: i.MX6Q SABREプラットフォームでTrace32を使用してU-bootを実行する方法 

4. i.MX6QのLinux OS用ブートローダ起動手順:i.MX6QのLinux OS用ブートローダ起動手順 

5. i.MX6QにおけるLinux OS用カーネルロード手順: i.MX6QにおけるLinux OS用カーネルロード手順 

i.MX6QuadYocto Project
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 06:14 AM
Updated by: