首先祝大家新年快乐
我的问题是#PTN3460闪烁。
我们使用的是 Baytrail Qseven 模块,其 LVDS 输出配备了 PTN3460。我们的底板上安装了第二台 PTN3460,用于将 2 个 eDP 通道转换为额外的 LVDS 输出。在标准 TFT(4:3/16:9)上一切正常。
在驱动 1920x540 拉伸 TFT 时,图像会在水平方向随机闪烁。这种情况发生在两个 LVDS 端口和不同的 540 TFT 上。在另一个 Qseven 模块上,使用硅谷数模的 DptoLVDS 变流器,一切正常。
这是一个已知问题吗?
预先感谢您提供的任何帮助/提示!
附注:我已经在 TFT 参数范围内尝试了许多不同的时序。
我的 LVS 双通道、24 位、1280x1024 显示器(夏普编号 LQ190E1LX76)也遇到了同样的水平偏移问题。 水平移动是可见的、随机的,而且并不经常发生。 闪烁将出现在 BIOS 设置屏幕中。 使用 COMe 模块和 Intel Whiskey Lake 芯片组(& UHD Graphics 610)。 PTN3460 固件为 F6。 0x99 寄存器设置为 0x02。 我附上了显示器数据表和 EDID 文件。 当使用带有 PTN3460I 和固件为 F2 的 CoMe 模块的显示器时,没有出现闪烁,但只有两个 CoMe 设备,因此样本量很小。PTN3460& PTN3460I 在时间上有区别吗? 为什么 PTN3460 固件版本为 6,而 PTN3460 版本只有 2?
还有一个问题。以前的固件版本没有用于调整 PLL 的配置寄存器 (0x99)。以前固件版本的 PLL 设置为多少?
我们遇到了视频问题,我们怀疑答案可能就在这里。谢谢。
嗨,托马斯请解释一下为什么固件 PLL 值有可能导致闪烁问题?
嗨,托马斯、
抱歉回复晚了。您可以通过附件中的链接下载包含 EDID 数据的 epi.bin 文件,以重现闪烁现象。
https://files.congatec.net//data/public/8033dd6147ccb84f002e9316a5628489.php?lang=en
顺祝商祺!
曼努埃尔
你好,曼纽尔、
十六进制或二进制文件都适合我。
顺祝商祺!
托马斯
嗨,托马斯、
这是一个双通道 LVDS 应用程序,我们使用的是选项 1,因此 540 被配置为 Tvd。
您希望 EDID 数据采用什么格式?二进制、十六进制还是我们具有可读值的 EDID 编辑器的屏幕截图?
顺祝商祺!
曼努埃尔
你好,曼纽尔、
几个后续问题:
1.应用中使用的是一个还是两个 LVDS 通道?您是将 PTN3460 LVDS 接口的奇数和偶数都连接到 LTI370LN01-0 面板,还是只将奇数连接到 LTI370LN01-0 面板?
2.您使用的是选项 1 还是选项 2(见下图 LTI370LN01-0 规格)?
3.能否提供 LTI370LN01-0 液晶面板在应用中使用的 EDID 数据,以便我们检查 EDID 内容是否存在潜在问题?
顺祝商祺!
托马斯
嗨,托马斯、
我在三星 LTI370LN01-0 面板上看到了这个问题。您可以在这里找到数据表。如果您需要其他信息,请告诉我。
顺祝商祺!
曼努埃尔
你好,曼纽尔、
能否提供 "1920x540 拉伸 TFT "面板规格供我们审查?
顺祝商祺!
托马斯
嗨,托马斯、
我正在使用相同的硬件,也能看到这个问题。
固件为 F6,我们尝试了固件 PLL 范围的几种设置:0x02、0x06 和 0x00。它不会影响闪烁的行为。
顺祝商祺!
曼努埃尔
嗨,托马斯、
感谢您的推荐!
目前,我还没有机会在目标硬件上运行 Windows,所以也许有基于 DOS 或 Linux 的 DPCD 工具可用?
谢谢& BR、
安迪
嗨,安迪、
配置寄存器 (0x99) 是否设置为 0x02? 如果不是(如果小于 0x02),则可能存在潜在的闪烁问题。
顺祝商祺!
托马斯
嗨,托马斯、
感谢您的回复,很抱歉回复晚了:由于某种原因,通知信息进入了我的垃圾邮件目录......
回答您的问题
- 两部分的固件都已经是 F6。
- 另一个 Qseven 模块实现了 Analogix ANX1122I 部件
谢谢& ,祝您周末愉快!
你好,安迪、
也祝你新年快乐
你能与我们联系,告知我们你使用的是哪个 PTN3460 固件版本吗?我建议您使用 F6 版本的固件进行测试,看看是否能解决闪烁问题(请使用附件中的 PTN3460_FOA_F6.exe)。
另外,您的测试使用了硅谷数模半导体公司的哪个部件?
顺祝商祺!
托马斯