スタンドアロン プログラミングは、CodeWarrior 10 でのプログラミングにデバッガが必要ない場合に広く使用されています。したがって、人々はプロジェクトファイルとソースファイルを使用せずに、elf / s19ファイルのみをプログラムターゲットに使用します。
Erich Stygerが書いた、ターゲットプログラミングのスタンドアロンプログラマとして「Flash File to Target」を使用することについて書かれた非常に有名な記事があります。
https://mcuoneclipse.com/2012/08/02/standalone-flash-programmer/
この方法に加えて、 Flash Programmer Task はスタンドアロンプログラミングにも適しています。私が知っているように、一部のお客様は、プログラミング中にチェックサム、ダンプフラッシュなども行うことができるため、この方法を使用することを好みます。以下では、 Flash Programmer Task のブレインストーミングの活用方法を順を追って紹介します。この記事はCodeWarrior 10.6.4およびFRDM-K64ボードに基づいていますが、方法はすべてのKinetis、HCS08、HCS12Zなどのデバイスで同じです
詳しくは添付の記事と動画をご覧ください。