Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MC33879BPEKからの問い合わせ こんにちは、 MC33879BPEKという部品について問い合わせたいのですが。 その部分は今後廃止されるのですか? サイトには購入可能と記載されている。 しかし、販売者からは将来的に販売終了になると知らされました。 それが具体的にどのような製品なのか知りたいです。もし販売終了になったのであれば、代替製品が必要です。 この部品を使って設計された回路は数多くあります。 ぜひチェックしてみてください。 良い1日を。 Re: Inquiries from MC33879BPEK 交換に適した部品がありません。 Re: Inquiries from MC33879BPEK 代替品を作る予定はないですよね? (交換可能な部品があるといいのですが。) では、最後の注文はいつですか? Re: Inquiries from MC33879BPEK HI はい、サポート終了となり、代替品も推奨されません。
View full article
ファルコンモードのイネーブルメント - iMX8MP_EVK こんにちは、 Yoctoブランチ6.12-walnascarでiMX8MP_EVKのFalcon Modeを有効にする必要があります。しかし、 AN14641文書によると、 meta-imx-fastbootレイヤーはlf-6.6.36-2.1.0- secureでのみ利用可能です。支店。このレイヤーをwalnascarブランチに移植して、ファルコンモードを有効にするにはどうすればよいですか? どうか助けてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 以下のコマンドを使用してください。 uuu -b emmc_all - .rootfs.wic 例: $ uuu -b emmc_all imx-boot-imx95evk-sd.bin-flash_all core-image-minimal-imx95evk.rootfs.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、ティピンワンさん ご返信ありがとうございます。 Falconモードを有効にしようとしており、 AN14641に記載されている手順に従いましたが、フラッシュ処理中に問題が発生しています。 READMEに記載されている通り、フラッシュ手順は以下のとおりです(eMMCの場合)。 unzstd -[セキュアブート]-.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic uuu -b emmc 私のブートメモリはeMMCです。以下のコマンドを使用してイメージの書き込みを試みました。 sudo ./uuu-d -v -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic しかし、実行中にフラッシュ処理が以下のエラーで失敗します。 sudo ./uuu-d -v -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086   設定ファイルに含める: PctlチップビデオPID Bcdバージョンシリアル番号 ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb FB: 0x1d6b 0x0104   組み込みスクリプトを実行します:   uuu_version 1.4.149   # @_flash.bin| wicイメージから抽出できるブートローダー # @_image [_flash.bin]| wicイメージをemmcに書き込む。     # このコマンドはi.MX6/7 i.MX8MM、i.MX8MQで実行されます SDP: boot -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # このコマンドはROMがストリームモードに対応しているときに実行されます # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000   # これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます # SDPUは非推奨になります。SDPUの代わりにSDPVを使用してください # ヤミン・アメックス SDPU: 遅延 1000 SDPU: write -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-オフセット 0x57c00 SDPU: ジャンプ -scanlimited 0x800000 # }   # これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます # if (SPL が SDPV をサポートしている場合) # ヤミン・アメックス SDPV: 遅延 1000 SDPV: write -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000 # }     FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB: flash -raw2sparse all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260616051114.wic FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 ブートローダー imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB: 完了     既知のUSBデバイスが表示されるまでお待ちください... 新しいUSBデバイスが1:2-152E1000D9DE520Aに接続されました 1:2-152E1000D9DE520A>コマンド開始:SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 14%1:2-152E1000D9DE520A> HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.07秒) 詳細なuuuログは参考のために上記に添付されています。 Falcon対応OSをeMMCに書き込むための正しい手順を教えていただけますか?あるいは、必要な手順や設定が何か不足している場合は教えてください。 サポートありがとうございます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK ファルコンモードはセキュアブートと互換性がないわけではありません しかし lf-6.12.20-2.0.0-secure では、提供されている Yocto フローを使用してセキュア ブートと Falcon モードを同時に有効にすることはできません。 0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchについて i.MX8MP EVKの場合 → 強く推奨 初期起動時にイーサネットを使用しない場合は、必ずしも必要ではありません。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、ワン・イーピンさん ご回答ありがとうございます。 いくつか確認したい点があります。提供された情報によると、 lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチは Falcon Mode v2 をサポートしていますが、 Secure Boot はまだサポートされていないとマークされています。 私のi.MX8MPプラットフォームではセキュアブートが必須なのですが、このブランチを使用した場合、ファルコンモードは正しく動作しますか?それとも、セキュアブートが有効になっている場合、ファルコンモードは互換性がないのでしょうか? i.MX8MP EVKの場合、パッチ0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchを適用する必要がありますか、それとも使用状況によってはオプションですか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK おそらく、 lf-6.6.36-2.1.0-secure からレイヤーを自分で移植する必要はないでしょう。公開されている nxp-imx-support/meta-imx-fastboot - GitHub リポジトリには、既に lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチが表示されています。 詳細については、 https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-fastbootの README を参照してください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください、 そして私はUUUを使ってeMMCをフラッシュしています Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK NXPフォーラムで見つけたこの画像によると、このケースではUUUツールを使ったeMMCの書き込みはサポートされていないようです。Falcon対応OSをeMMCデバイスに書き込むための適切な方法を教えていただけますか? 前回の返信で、以下のコマンドを使うことを提案されました。 - .rootfs.wic> この方法を試してみましたが、また同じエラーが発生しました。 HID(W)エラー: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) (20.07秒) Falconモードを有効にした状態でeMMCをフラッシュするための正しい手順、または必要な代替ツールや手順についてご教示いただけますでしょうか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 前回の返信でIMX95FRDMのリファレンスコマンドを教えていただきましたが、Falconは有効になっていますか? こちらでYoctoで私が行ったことをIMX8MPでご覧いただけます。 1) meta-imx-fastboot - lf-6.12.20-2.0.0-secure - Github_Link 2) ソースにこのメタデータを追加しました - Github_Link 3) そして、 AN14641文書。 4) 私が従ったBitbakeコマンド: bitbake -c clean linux-imx && bitbake -c clean imx-boot && bitbake -c clean u-boot-imx && bitbake -c clean imx-atf && bitbake -c clean imx-image-core bitbake -c compile linux-imx && bitbake -c compile imx-boot && bitbake -c compile u-boot-imx && bitbake -c compile imx-atf && bitbake -c compile imx-image-core bitbake linux-imx && bitbake imx-boot && bitbake u-boot-imx && bitbake imx-atf && bitbake imx-image-core 5) CASE 1: sudo ./uuu-b emmc_all imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失敗 0 1:2-152E1000 1/1 [=================100%=================] SDPS: boot -scanterm -f /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/imx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic -scanlimited 0x800000 CASE 2: sudo ./uuu-b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 0 失敗 1 1:2-152E1000 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -scanterm -f imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk-scanlimited 0x800000 重要:Falcon対応OSをeMMCにフラッシュする必要があります Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK IMX95FRDMで以下のコマンドを確認しましたが、問題はありませんでした。ログを参照してください。 C:\ユーザー\nxa22585>C:\ユーザー\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -lsusb uuu (Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 コネクテッド Known USBデバイス Path Chip Pro vid pid bcdバージョンSerial_no ==================================================================== 2:4 MX95 SDPS:0x1FC9 0x015D 0x0002 61F49AAB2DCB4DDF C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx95-15x15-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失敗 0 1:2-61F49AAB 8/8 [完了] FB: 完了 2:4-61F49AAB 3/3 [==================100%=================] SDPV: ジャンプ -scanlimited 0x800000 C:\Users\nxa22585> Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください、この部分で詰まってしまいました Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK uuuはeMMCにイメージを書き込むためだけに使用され、イメージの内容をチェックする機能はありませんのでご注意ください。 uuuコマンド自体に問題があるのではないかと思います。 uuuはどこでダウンロードしましたか? 最新のUUUは、 https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releasesからダウンロードしてください。 検証を行うには、Windows版のUUUをダウンロードしてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、イーピンワン Windows上でUUUツールも試してみましたが、結果は同じで、eMMCの書き込みはやはりうまくいきません。UUUログを添付しました。 しかし、同じFalcon対応OSをSDカードに書き込むと、正常に起動して動作します。これは、画像自体とFalconの構成が有効であることを裏付けています。 私の質問は次のとおりです。 SDカードからは同じイメージが書き込めるのに、なぜFalcon対応のイメージをeMMCに書き込むことができないのでしょうか? FALCON対応OSをeMMCにフラッシュする代わりに、UUUを使う以外に推奨される方法はありますか? この場合、eMMCをフラッシュするためのサポートされている、または信頼できる手順についてアドバイスいただけますか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK どうか助けてください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK お使いのWindowsのバージョンがUUUの場合、以下のコマンドを実行し、その結果を私に送ってください。さらに調査を行います。 uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk.rootfs-20260617095251.wic Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 以下のコマンドをお試しください。 uuu.exe -b emmc_all  C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic そして、その結果をもう一度私に送ってください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 上記の通り、UUUのログが見つかります。 Command=> .\uuu.exe -b emmc C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic しかし、eMMCでは動作しません。同じイメージはSDカードでは動作します。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こちらで出力を見ることができます。 PS C:\Users\vvdn\Sanjiv\uuu_source-uuu_1.5.243\uuuu-uuu_1.5.243\uuuu> .\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkC:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260624074743.wic uuu(Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失敗 1 1:3-152E1000 1/1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -scanterm -f C:\Users\vvdn\Sanjiv\Falcon\imx-b... Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK IMX8MP_EVKターゲットボードで検証したところ、eMMCのプログラミングに問題はありませんでした。以下のログを参照してください。 C:\Users\nxa22585>C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\uuu.exe -b emmc_all C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk C:\Users\nxa22585\Downloads\i.mx95\core-image-minimal-imx8mnevk.rootfs.wic NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 1 失敗 0 2:4-0F0B9800 8/8 [完了] FB: 完了 C:\Users\nxa22585> 添付ファイルから私の画像を抽出し、以下のコマンドのみを実行してください。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk それでも失敗する場合は、ターゲットボード上のeMMC自体に問題があるようです。 以下のemmcコマンドを使って、u-bootでemmcに何かを書き込めるか確認できます。 使用法: mmc読み取りアドレスブロック#cnt mmc書き込みアドレスブロック#cnt mmc erase blk# cnt Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK UUUでemmcにデフォルトのブートイメージを書けるかどうかだけ試してください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK @yipingwang さん、質問があります。これは Falcon 対応の画像ですか? Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 助けてください。 @yipingwang Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK はい、 @yipingwang 、 ビルドにmeta-imx-fastbootレイヤーを含めると、フラッシュ処理が停止してしまいます。しかし、meta-imx-fastbootレイヤーを削除すると、イメージをeMMCに正常に書き込むことができます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK イメージを再構築するには、bld-xwaylandビルドフォルダを削除してください。 $ rm -RF BLD-Xwayland $ MACHINE=imx8mpevk DISTRO=fsl-imx-xwayland source ./imx-setup-release.sh -b bld-xwayland $ bitbake-layers add -layer ../sources/meta-imx-fastboot bld-xwayland/conf/local.conf に以下の行を追加してください。 FALCON_KERNEL_BOOTARGS:mx8mp-generic-bsp = "console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw quiet" 次にイメージを再構築します。 $ bitbake imx-boot $ bitbake core-image-minimal uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkcore-image-minimal-imx8mpevk.rootfs.wic uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk_falcon 私の検証ログを参照してください。 U-Boot SPL 2025.04-g9383f8387dc7-dirty(2025年6月4日 - 09:48:20 +0000) DDRINFO: DRAM initを起動 DDRINFO:DRAMレート4000MTS DDRINFO:ddrphyのキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix設定完了 第0節:RNGのインスタンス化 ノーマルブート MMC2からの起動を試みています ノードが見つからなかった!、えっと:-11! ノードが見つからなかった!、えっと:-11! 注意:JR0はHABで使用可能なのでNSにリリースしないでください 通知:BL31: v2.12.0(リリース):lf-6.12.20-2.0.0-dirty 通知:BL31:建設日:2025年5月9日 08:15:07 [ 0.324123] imx8mp-ldb ldb-ディスプレイコントローラ: 32e90000.LCDコントローラ とのデバイスリンク(0x180)作成に失敗 [ 0.395104] : mipi_csis_imx8mp_phy_reset、リモコンパッドは見つかりませんでした! [ 0.514210] imx8mp-ldb ldb-display-コントローラ: 1-004cとデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.576883] imx8mp-ldb LDB-display-コントローラ: 1-004cとデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.625848] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: error: reg=3008, val=42 [ 0.632862] ov5640 1-003c: ov5640_write_reg: エラー: reg=3103, val=11 [ 0.639669] ov5640 1-003c: ov5640_read_reg: エラー: reg=3108 [ 0.645268 ov5640 1-003C: 電源オン失敗 [ 0.661389] imx8mp-ldb ldb-display-コントローラ: phy-lvdsでデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした [ 0.694937] [drm:drm_bridge_attach] *エラー* /soc@0/bus@32c00000/mipi_dsi@32e60000 のブリッジをエンコーダDSI-41に接続できませんでした: -19 [ 0.706570 imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:ブリッジの接続に失敗しました: 32e60000.mipi_dsi [ 0.714859] imx_sec_dsim_drv 32e60000.mipi_dsi:sec dsim ブリッジのバインドに失敗しました: -19 NXP i.MX リリース ディストリビューション 6.12-walnascar imx8mpevk ttymxc1 imx8mpevk ログイン: root root@imx8mpevk:~# Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、 @Sanjiv_Mns Falcon Modeのイメージは、SDカードとeMMCの両方で動作します。eMMC/SDにFalconイメージを書き込むには、以下の手順が必要です。 1.デフォルトのブートローダーを作成します。クリーンなYocto環境では、 bitbake imx-bootを実行してください。この手順では、meta-imx-fastbootレイヤーが追加されないようにしてください。 これによりtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk デフォルトのブートローダー。 2. Falcon モードのブートローダーと Falcon モードのイメージをビルドします。meta-imx-fastbootレイヤーをBBLAYERSに追加してください。 ファルコンモードのブートローダーをコンパイルするには、以下を実行します。 bitbake imx-boot このコマンドはtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloaderを生成します。 ファルコンブートローダー。このブートローダーにはSPLのみが含まれており、U-Boot本体は含まれていません。meta-imx-fastbootレイヤーが追加されると、*_dual_bootloaderが生成されます。layer.conf を参照してください。 ファルコンモードイメージをコンパイルするには、以下を実行します。 bitbake imx-image-multimedia これによりtmp/deploy/images/imx8mp-lpddr4-evk/imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst イメージが生成されます。 3. UUUを使用してeMMCにイメージを書き込みます。UUUは、eMMCにイメージを書き込むために利用できる唯一のツールです。 uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.rootfs.wic.zst uuu -b emmc imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk imx-boot-imx8mp-lpddr4-evk-sd.bin-flash_evk_dual_bootloader Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK UUUを使用してターゲットボードにイメージをプログラムするには、以下のコマンドを使用してください。 unzstd <image_name>-[secure-boot]-<machine_name>.rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all <default_bootloader> <image_name>-<machine_name>.rootfs.wic uuu -b emmc <default_bootloader> <falcon_mode_bootloader> 最初のパラメータはデフォルトのブートローダーであり、ファルコンモードのブートローダーは、2 番目の uuu コマンドの 2 番目のパラメータでのみ指定されます。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは@yipingwang 前の返信でいたコマンドは実行しました。こちらでコマンドログとブートログを見つけることができます コマンドログ: sudo ./uuu -b emmc_all /ホーム/smurugan8/Yocto/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /ホーム/smurugan8/Yocto/LWT/image/default/imx-image-multimedia-imx8mpevk.rootfs-20260622071640.wic uuu(Universal Update Utility) for nxp imx chips -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失敗 0 1:1-152E1000 8/8 [完了] FB: 完了 sudo ./uuu -b emmc /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/default/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086 成功 1 失敗 0 1:1-152E1000 7/7 [完了] FB: 完了 ブートログ: U-Boot SPL 2025.04-g44898b9f3cfe-dirty(2025年9月3日 09:56:50 +0000) DDRINFO: DRAM初期化を開始します DDRINFO: DRAMレート 4000MTS DDRINFO: DDRHYキャリブレーション完了 DDRINFO: ddrmix 設定完了 SEC0: RNGインスタンス化 通常起動 MMC2から起動しようとしています spl_load_image_fat: イメージ kernel-atf-dtb.itb の読み込みエラー、エラー - -5 spl_load_image_fat: イメージ u-boot-atf.itb の読み込みエラー、エラー - -5 エラー: -2 SPL: すべてのブートデバイスからの起動に失敗しました # ## ERROR ## # ボードをリセットしてください ### Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK 添付ファイルをご確認ください。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK /home/smurugan8/YOCTO/LWT/image/falcon_mode/imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk を私に送ってください。 対象基板上で検証を行います。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、 @Sanjiv_Mns Meta-secure-bootのYoctoレイヤーは6.12.20 BSPには実装されていません。meta-imx-fastboot レイヤーは meta-secure-boot に依存しているため、lf-6.12.20-2.0.0-secure ブランチではセキュアブートは実装されていません。 Linuxでイーサネットインターフェースを使う必要がある場合は、0001-imx8m-reset-ethernet-phy-in-spl.patchパッチが必須です。これはPHYをリセットし、これがなければLinuxドライバーはインターフェースを初期化できません。 Re: Falcon Mode Enablement - iMX8MP_EVK こんにちは、@yipingwangさん@elena_popa  サポート、本当にありがとうございます
View full article
i.MX RT1020 MCUboot image swap failing silently on reboot under Zephyr 3.5.0 (FlexSPI/RAMFUNC issue I am implementing a multi-image OTA firmware update pipeline using MCUboot and the MCUmgr / SMP UDP transport stack on a MIMXRT1020-EVK board, running Zephyr RTOS version 3.5.0 via Sysbuild. While the networking, upload, and state-writing segments are working flawlessly, MCUboot completely skips/refuses the image swap operation upon reboot, dropping right back into the older slot 0 image without throwing visible error traces I am sending signed application updates via an Intercreate smpmgr script over UDP. The snapshot query of the flash tables right before triggering an os reset indicates the secondary slot is properly armed and flagged ImageState( slot=0, version='1.0.0', hash=HashBytes('00ECFDFD...'), bootable=True, pending=False, confirmed=True, active=True, permanent=False ) ImageState( slot=1, version='1.0.0', hash=HashBytes('2FD1F2FC...'), bootable=True, pending=True, confirmed=False, active=False, permanent=True ) Upon running the remote reset command, the board successfully triggers a system reboot, but MCUboot does not execute any sector shuffling or delays. It boots instantly straight back into the exact same HashBytes 00ECFDFD... in Slot 0. Flash Layout Configurations (.overlay) &flexspi { status = "okay"; reg = <0x402a8000 0x4000>, <0x60000000 DT_SIZE_M(8)>; is25wp064: is25wp064@0 { compatible = "nxp,imx-flexspi-nor"; size = <67108864>; reg = <0>; spi-max-frequency = <133000000>; status = "okay"; jedec-id = [9d 70 17]; erase-block-size = <4096>; write-block-size = <1>; partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; /* STEP 1: Delete all conflicting stock partitions from the base board dts */ /delete-node/ partition@0; /delete-node/ partition@10000; /delete-node/ partition@310000; /delete-node/ partition@610000; /delete-node/ partition@630000; boot_partition: partition@0 { label = "mcuboot"; reg = <0x00000000 DT_SIZE_K(64)>; }; /* Reduced slot0 to 3.4MB (0x366000) instead of 3.5MB */ slot0_partition: partition@10000 { label = "image-0"; reg = <0x00010000 0x366000>; /* 3.5MB */ }; slot1_partition: partition@390000 { label = "image-1"; reg = <0x00376000 0x366000>; /* 3.5MB */ }; scratch_partition: partition@710000 { label = "image-scratch"; reg = <0x00710000 DT_SIZE_K(128)>; }; storage_partition: partition@730000 { label = "storage"; reg = <0x00730000 DT_SIZE_K(832)>; }; }; }; }; app/prj.conf CONFIG_BOOTLOADER_MCUBOOT=y CONFIG_XIP=y CONFIG_MCUBOOT_BOOTLOADER_MODE_SWAP_WITHOUT_SCRATCH=y CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=y app/sysbuild/mcuboot.conf CONFIG_XIP=y CONFIG_BOOT_SWAP_USING_MOVE=y CONFIG_BOOT_SIGNATURE_TYPE_RSA=y CONFIG_BOOT_SIGNATURE_KEY_FILE="bootloader/mcuboot/root-rsa-2048.pem" CONFIG_BOOT_VALIDATE_SLOT0=y # Attempted RAM function isolation flags for Zephyr 3.5.0 CONFIG_FLEXSPI_CONFIG_IN_RAM=y suspect we are hitting an execute-in-place (XIP) constraint where the NXP FlexSPI driver cannot write or erase flash blocks safely while executing commands out of the flash channel, causing MCUboot to safely drop the transaction on boot to protect the system. However, several modern NXP RAM function flags (such as CONFIG_CODE_FLEXSPI_RAMFUNC or CONFIG_MCUX_CODE_QUICK_ACCESS_RAMFUNC) throw "undefined symbol" compiler exceptions or dependency warnings In Zephyr 3.5.0, what are the precise Kconfig variables required to safely force all flash driver manipulation hooks entirely into internal SRAM (ITCM/SRAM) for the MCUboot child image context? Are there any hidden hardware alignment limits, FlexSPI look-up-table (LUT) configurations, or write-block sizes unique to the RT1020 that cause MCUboot to silently skip a marked permanent=True secondary image slot? Re: i.MX RT1020 MCUboot image swap failing silently on reboot under Zephyr 3.5.0 (FlexSPI/RAMFUNC is Hi @Deepa-khatri2588 , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! I’ve reviewed your KConfig and DTS files, and it appears there are some issues. For example, `CONFIG_FLEXSPI_CONFIG_IN_RAM` and `CONFIG_CODE_FLEXSPI_RAMFUNC` do not exist in Zephyr 3.5.0. Please check your KConfig settings in this official documentation:  https://docs.zephyrproject.org/3.5.0/kconfig.html I recommend paying attention to the following KConfig settings: CONFIG_CODE_FLEXSPI=y CONFIG_XIP=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_XIP=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_XIP_MEM_ITCM=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_NOR_WRITE_BUFFER=y CONFIG_FLASH_LOG_LEVEL_OFF=y CONFIG_MEMC_LOG_LEVEL_OFF=y CONFIG_MEMC=y In DTS, there is an issue where node IDs and offset addresses do not match, which may also need to be verified: slot1_partition: partition@390000 {  label = "image-1"; reg = <0x00376000 0x366000>;  }; Best regards, Gavin Re: i.MX RT1020 MCUboot image swap failing silently on reboot under Zephyr 3.5.0 (FlexSPI/RAMFUNC is Thanks for your reply  I corrected the node address/offset label mismatch in my mimxrt1020_evk.overlay to ensure perfect structural alignment across the 3.4MB partitions: boot_partition: partition@0 { label = "mcuboot"; reg = <0x00000000 DT_SIZE_K(64)>; }; /* Reduced slot0 to 3.4MB (0x366000) instead of 3.4MB */ slot0_partition: partition@10000 { label = "image-0"; reg = <0x00010000 0x366000>; /* 3.5MB */ }; slot1_partition: partition@376000 { label = "image-1"; reg = <0x00376000 0x366000>; /* 3.5MB */ }; scratch_partition: partition@6dc000 { label = "image-scratch"; reg = <0x006DC000 DT_SIZE_K(128)>; }; storage_partition: partition@6fc000 { label = "storage"; reg = <0x006FC000 DT_SIZE_K(1040)>; };  i added the macros you recommended as well # Enable swap scratch mode for the MCUboot child image #CONFIG_BOOT_SWAP_USING_SCRATCH=y #CONFIG_BOOT_SWAP_USING_MOVE=y CONFIG_BOOT_SWAP_USING_SCRATCH=y # Keep the main MCUboot binary executing from Flash CONFIG_XIP=y # Explicitly force MCUboot to build with the project RSA signing key CONFIG_BOOT_SIGNATURE_TYPE_RSA=y CONFIG_BOOT_SIGNATURE_KEY_FILE="bootloader/mcuboot/root-rsa-2048.pem" # Directs MCUboot to physically run verification checks on boot CONFIG_BOOT_VALIDATE_SLOT0=y # Enable image validation checks on boot CONFIG_IMG_ENABLE_IMAGE_CHECK=y # Prevent unexpected safety restarts during debugging CONFIG_WATCHDOG=n # Vital for NXP i.MX RT: Enforce master clock control tree drivers CONFIG_CLOCK_CONTROL=y CONFIG_CLOCK_CONTROL_MCUX_CCM=y # Force Intel HEX file generation for the MCUboot image CONFIG_BUILD_OUTPUT_HEX=y # Core flash hardware enablement CONFIG_FLASH=y # Low-overhead UART Console configuration CONFIG_LOG=y CONFIG_SERIAL=y CONFIG_UART_CONSOLE=y # Disable standard interactive shell to save space and prevent bootloader deadlocks CONFIG_SHELL=n # ==================================================================== # NXP NATIVE ZEPHYR 3.5.0 RAM-EXECUTION CONFIGURATION # ==================================================================== CONFIG_MEMC=y CONFIG_CODE_FLEXSPI=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_XIP=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_XIP_MEM_ITCM=y CONFIG_FLASH_MCUX_FLEXSPI_NOR_WRITE_BUFFER=y # Turn off verbose flash logs to ensure logging engines don't block XIP RAM code CONFIG_FLASH_LOG_LEVEL_OFF=y CONFIG_MEMC_LOG_LEVEL_OFF=y CONFIG_MCUBOOT_UTIL_LOG_LEVEL_INF=y  I push the signed binary over UDP using an SMP manager tool. After upload, I explicitly execute an image state write command. I am confirming that both the pending and permanent flags are successfully changing to True in Slot 1. A snapshot read of the flash states immediately before sending the reset command proves the metadata is armed: ImageState( slot=0, version='1.0.0', hash=HashBytes('6835E08D...'), bootable=True, pending=False, confirmed=True, active=True, permanent=False ) ImageState( slot=1, version='1.0.0', hash=HashBytes('139D3CC6...'), bootable=True, pending=True, confirmed=True, active=False, permanent=True ) Even though Slot 1 is perfectly armed for a permanent upgrade (pending=True, permanent=True), when I execute an os reset the board is still loaded with the old code  I attempted to enable serial logging for the MCUboot child image context, routing it to our debug interface UART channel (lpuart1 / UART7). However, when the hardware resets, I see absolutely zero console text or error traces from MCUboot. The very first logs to appear on the terminal are the initialization strings originating from the Slot 0 application. What is the recommended method to capture early serial console logs from MCUboot on the RT1020 EVK before it hands execution control over to the application image Any advice on why this swap routine is silently failing would be highly appreciated. Re: i.MX RT1020 MCUboot image swap failing silently on reboot under Zephyr 3.5.0 (FlexSPI/RAMFUNC is Hi @Deepa-khatri2588 , Regarding the LOG level settings, I think you should check this file: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/94f5b2c2e828ed51a8e20c55d3f172dbf4a2dea8/tests/boot/test_mcuboot/sysbuild/mcuboot.conf Also, I noticed that your slot sectors may be too large. Please check these two KConfig settings: CONFIG_BOOT_MAX_IMG_SECTORS_AUTO CONFIG_BOOT_MAX_IMG_SECTORS Best regards, Gavin
View full article
IMX8M+(BT+WiFiモジュール搭載)(AW-XB583MA-PUR)BTの初期化には50~60秒かかります。 NXPチームの皆様へ 当社はiMx8M+ベースのカスタムボードを使用しており、PCIeとUARTを介してそれぞれBTとWiFi(Azurawave製のモジュールAW-XB583MA-PUR)を使用しています。 BTの初期化中に問題が発生しており、UART経由で最初のHCIリセットコマンドを送信してから応答が得られるまでに約50~60秒(常に一定の時間)かかります。Azurawaveチームと確認・デバッグを行ったところ、NXP側にも確認するよう提案されました(彼らの見解では、これはNXP側の問題である可能性が高いとのことです)。 以下は、SoCとモジュール間の接続図です。 NXP: UART1_RXD <---> モジュール: UART TXD NXP: UART1_TXD <---> モジュール: UART RXD NXP: UART3_TXD <---> モジュール: UART RTS NXP: UART3_RXD <---> モジュール: UART CTS デバイスツリーの変更点: &uart1 { /* BT */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>; 割り当てられたクロック = <&clk IMX8MP_CLK_UART1>; 割り当てられたクロック親 = <&clk IMX8MP_SYS_PLL1_80M>; /*fsl,uart-has-rtscts;*/ ステータス = "正常"; }; pinctrl_uart1: uart1grp { fsl、pins = < MX8MP_IOMUXC_UART1_RXD__UART1_DCE_RX 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART1_TXD__UART1_DCE_TX 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART3_RXD__UART1_DCE_CTS 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART3_TXD__UART1_DCE_RTS 0x140 >; }; i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Re: IMX8M+ w/ BT+WiFi module (AW-XB583MA-PUR) BT takes 50-60 seconds time to get initialized こんにちは、 @hiteshviradiya さん。 お元気でお過ごしのことと思います。 デバイスツリーの詳細を教えていただけますか?Pinmuxのコードしか見えません。 また、使用しているBSPのバージョンと、Wi-Fiモジュールへの接続に使用しているドライバの詳細も教えてください。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: IMX8M+ w/ BT+WiFi module (AW-XB583MA-PUR) BT takes 50-60 seconds time to get initialized @Manuel_Salas様、 弊社では、カスタマイズされたBuildroot(バージョン2024.08)を使用しています。カーネルバージョン:6.6.36。以前、BT関連のデバイスツリーコードとPinmuxを共有しましたが、以下に改めて共有します。 &uart1 { /* BT */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>; 割り当てられたクロック = <&clk IMX8MP_CLK_UART1>; 割り当てられたクロック親 = <&clk IMX8MP_SYS_PLL1_80M>; fsl、uart-has-rtscts; ステータス = "正常"; }; pinctrl_uart1: uart1grp { fsl、pins = < MX8MP_IOMUXC_UART1_RXD__UART1_DCE_RX 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART1_TXD__UART1_DCE_TX 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART3_RXD__UART1_DCE_CTS 0x140 MX8MP_IOMUXC_UART3_TXD__UART1_DCE_RTS 0x140 >; }; 他に特定のデバイスツリーノードが必要な場合はお知らせください。 Re: IMX8M+ w/ BT+WiFi module (AW-XB583MA-PUR) BT takes 50-60 seconds time to get initialized こんにちは、 使用しているドライバを指定してください。 それは習慣ですか?当サイトのBSPではAW-XB583MAを直接サポートしていません。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: IMX8M+ w/ BT+WiFi module (AW-XB583MA-PUR) BT takes 50-60 seconds time to get initialized 現在は汎用UARTドライバが使用されています
View full article
Epicooler Review All You Need To Know? Struggling with the summer heat but don't want the hassle of a bulky air conditioner? The might be exactly what you need. This compact, bladeless personal cooling fan is designed for people who want quiet, portable relief from the heat — without complicated installation or sky-high energy bills. It features three speed settings, automatic oscillation, a rechargeable battery with up to 8 hours of runtime, and a 500 ml water tank for added cooling effect. Its bladeless design makes it safe around children and pets, while the whisper-quiet motor means it won't disturb your sleep or workday.
View full article
FRDM-A-S32K358 问题 我正在考虑购买 FRDM-A-S32K358 主板,但我需要知道它是否支持 SD 卡功能、两个 CAN 通道和两个 UART (TTL)。如果没有,我确认 S32K3X8EVB-Q289 支持这些功能,但我之所以考虑它,只是因为它太贵了。如果 FRDM-A-S32K358 具备这些功能,我打算购买它。请帮我确认一下。 Re: FRDM-A-S32K358 question 你好,我注册了公司电子邮件 Re: FRDM-A-S32K358 question HI 我将 S32K3X8EVB-Q289 硬件用户手册与 FRDM-A-S32K358 开发板硬件用户手册的初始版本进行了比较。 遗憾的是,FRDM-A-S32K358只有一个 CAN 接口,TJA1043用作 CAN 收发器。与S32K3X8EVB-Q289 不同的是,它有两个 CAN 接口,均使用TJA1153作为 CAN 收发器。 UART TTL 可以直接从 S32K358 的 LPUART 引脚推导出来,所以我敢肯定,这两个评估板都有超过 2 个 UART TTL 通道。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: FRDM-A-S32K358 question AE 团队通知我, FRDM-A-S32K358 网页已更新,现在可以下载FRDM-A-S32K358 设计文件。
View full article
Is Breezamax Worth Trying? A 2026 Review Qinux Breezamax is quickly becoming one of the most popular portable cooling solutions in 2026 because it delivers refreshing comfort without the high energy costs of traditional air conditioners. Designed for convenience and everyday use, the device combines advanced cooling technology, adjustable airflow settings, and a compact design to help people stay cool during hot summer days, power-saving situations, and indoor activities. With its user-friendly features and portable build, Qinux Breezamax offers a simple and practical way to create a more comfortable environment wherever you need it most. Click to Order Fatal Blackout From Its Official Website  What makes Qinux Breezamax stand out is its simple and user-friendly design. Instead of relying on expensive air conditioning systems or complicated installation processes, this portable cooling device focuses on delivering instant comfort through efficient airflow, adjustable settings, and energy-saving performance. Many users appreciate that it can be set up in minutes and used in bedrooms, offices, kitchens, or any personal space where extra cooling is needed. In 2026, with rising temperatures and increasing electricity costs, finding an affordable way to stay comfortable has become more important than ever. Qinux Breezamax fits perfectly into this growing trend by offering a practical cooling solution for people who want relief from the heat without dealing with high utility bills or bulky equipment. Is Qinux Breezamax worth buying? For those looking for a compact, portable, and cost-effective cooling device, the answer appears to be yes. The value comes from its convenience, ease of use, and energy-efficient design. However, the best results come when it is used in personal spaces as intended. It is ideal for individuals and families who want a simple way to stay cool, comfortable, and relaxed during warm days and nights. Click Here to Know More About Fatal Blackout  Re: Is Breezamax Worth Trying? A 2026 Review Dear aura elitsa,   Thank you for reaching out to NXP and for your interest in our products. Could you please let us know if your inquiry is related to any specific NXP product or device? We would be happy to assist you further if so. Pls review our NXP website to find which part do you need:  https://www.nxp.com/ If your question is not related to NXP products, we’re afraid we may have limited ability to provide detailed support in this case. We truly appreciate your understanding. Please feel free to share more details if applicable — we’re always glad to help where we can. Have a nice day.
View full article
Power down of modules on LX2160 custom board In our custom board based on LX2160, there are no SPDT switches available to control the power rails through software. However, our objective is to reduce the power consumption contributed by the USB, WiFi, BT, PoE, and Cellular modules. Current observations and approach followed from our side: 1. WiFi, BT, and Cellular modules are connected through PCIe. We observed that these can be disabled through SerDes configuration. By configuring SerDes protocol with S2 = 9, all corresponding lanes are configured as SGMII instead of PCIe, thereby effectively disabling the PCIe-connected modules. 2. USB modules do not appear to have similar SerDes-based disable options. For USB, we are currently trying GPIO-based disable using: USB1_MUX_EN USB2_MUX_EN RCW configuration has already been verified, and the corresponding pins are confirmed to be configured as GPIO. However, even after driving these GPIOs for disable operation, the expected power reduction is not observed. 3.PoE module (AQR113c is used for ethernet) Please provide your comments/suggestions on any additional files or configurations that may need to be modified for complete disablement and power reduction. Re: Power down of modules on LX2160 custom board Is it possible to power down the USB, WiFi, BT, PoE, and Cellular modules when idle? Or this is some different configuration of the product where these interfaces will not be used at all?   Please note even when an interface is unused, power still needs to be applied to its power rail. LX2160A does not support removing power from its rails. If power is removed from interfacing devices, it needs to be ensured that leakage will not happen to LX2160A I/O's   So what you can do: 1) Maximun power is consumed by the cores. SDK supports taking the CPU to a lower frequency when not used to save on power consumption.  Refer Power management - [Layerscape Software Development Kit User Guide | NXP Semiconductors|https://docs.nxp.com/bundle/GUID-487B2E69-BB19-42CB-AC38-7EF18C0FE3AE/page/GUID-2E8E375E-7DCD-4671-B0CF-D4713D8BB9EB.html] 2) Unused IP's can be clock gated through DEVDISR. However once disabled they cannot be enabled. 3) If SerDes lanes are unused, they can be powered down. Refer section 26.10.2 Unused Lanes in LX2160A Reference manual 4) When a SerDes protocol is chosen through RCW setting, it also configures registers relevant to that protocol as per protocol requirement. So reconfiguring lanes is not the correct way. 5) From the schematic snippet, you have configured SerDes#2 for SRDS_PRTCL_S2 =3 but only a single lane is used.  You can use SRDS_PRTCL_S2=11 and power down unused lanes as per (4). Similar mechanism could be applied to other SerDes. 6)  If Gen3 is unused for PCIe, then PLLF can be powered down. Similarly unused PLL can be powered down Thanks Re: Power down of modules on LX2160 custom board How are you measuring power consumption? Please note that for SerDes lanes, you will need to check on the 0.9V and 1.8V power lanes that supply SerDes I/O's For DFS, check the power consumption of VDD (0.8V) supply. Since this is your custom board, do you have power measurment circuitry for power rails?  If you are emasuring at the input of your custom board, I am not sure how much difference you would see. It will also depend on the least count of your measurment. To check, you may operate the core/platform at a lower configuration. Check the Design checklist and it has graphs for VDD rail power consumption. Re: Power down of modules on LX2160 custom board Hi, Thanks for your timely response. I have attached my observations and test results for the points you shared regarding the power optimization suggestions. Please review them and let us know if any additional checks or configurations are recommended. Keypoints Observations CPU hotplug / frequency scaling observation We tested CPU hotplug, CPU frequency scaling, and different CPU modes using: lscpu | grep line Observations: On-line CPU(s): 9 Off-line CPU(s): 0-8,10-15 However, no measurable power reduction was observed in any of these cases. Unused IP clock gating through DEVDISR We understand that unused IPs can be clock gated through DEVDISR.However, since disabling these blocks is not reversible without reset, we consider this approach high risk and therefore not recommended for our current testing. Unused SerDes lane power-down Register writes are successful. However, no noticeable power consumption reduction has been observed so far. SerDes protocol configuration optimization PLL power-down for unused Gen3 PCIe Applied configuration: SRDS_REFCLKF_DIS_S2 = 1 SRDS_PRTCL_S2 = 11 SRDS_INTRA_REF_CLK_S2 = 0 SRDS_PLL_PD_PLL3 = 1 Re: Power down of modules on LX2160 custom board Hi, We are measuring consumption with these current sensors connected to BMC, where VCC_12V is sensing the input of custom board and VCC_0V8 is sensing the input of NXP(LX2160A) chipset Also when flashing(these are measured in VCC_12V i.e, total power consumption) - using CodeWarrior (could see a drop around 10W) and - using ( echo mem > /sys/power/state & echo freeze > /sys/power/state) (could see a drop around 6W)(but under this , as user interaction is not there , it is not recommended for our testing),  Re: Power down of modules on LX2160 custom board Discussed with internal team, we already answered your questions related to configuration. 10W consumption at the 12V input is pretty reasonable in our understanding for LX2160A.  Please kindly share your target, your schematics and configuration, log and application. We will check on what more can be achieved.
View full article
寻求适用于 Windows 11 ARM64 的 IDProtect 智能卡驱动程序(骁龙精英版) 你好,恩智浦社区、 我正在寻求Windows 11 ARM64架构(高通 Snapdragon)上IDProtect Athena 智能卡驱动程序支持方面的帮助。 随着越来越多的组织过渡到基于ARM的笔记本电脑(Copilot+ PC),我们发现IDProtect的标准x64/x86中间件和驱动程序无法正常运行或无法安装。 以下是我的环境详情: 硬件:Athena IDProtect 智能卡。 操作系统:Windows 11 Pro ARM64。 处理器:Snapdragon X Elite / Snapdragon 系列。 当前状态:读卡器已被识别,但智能卡本身仍是 " 未知设备 " 或无法与中间件通信。 我的问题 IDProtect 系列有官方的 ARM64 迷你驱动程序或中间件可用吗? 如果 ARM64 官方版本尚未发布,是否有使用已知可与雅典娜的 ATR 配合使用的微软通用智能卡迷你驱动程序的解决方法? 是否计划在不久的将来在ARM上发布Windows的专用安装程序? 如果能提供任何指导、测试版驱动程序或文档,我们将不胜感激。 谢谢!
View full article
tea2376 位相分離 Ringo GUIでは、TEA2376の位相シェディングを0、30%、40%の負荷ポイントを超えて編集できません。RingoでMTP設定を微調整する方法はありますか? Re: tea2376 phase shedding こんにちは、リーさん。 ご質問はTEA2376を担当しているアプリケーションエンジニアに転送いたしました。下記に彼の回答を掲載いたしますので、ご確認ください。   現時点では、この設定をさらに微調整するための詳細設定タブや追加パラメータは用意されていません。   回避策として、現在のOPP設定に十分な余裕がある場合は、PFC OPPの閾値を調整して位相分離動作点をずらすことをお勧めします。   BRs、トーマス
View full article
了解 i.MX 8M Plus 中的权限层次结构:SoC 与 Cortex-A53 与 Boot ROM 你好,恩智浦社区、 我目前正在为我的论文项目研究 i.MX 8M Plus SoC(用于 Toradex Verdin iMX8M Plus 模块),我有一个关于芯片架构权限等级的问题。 基于 IMX8MPRM 参考手册(Rev.3,08/2024),我了解以下等级制度: 1。启动 ROM(硬编码在芯片内部)— 根据第 6.1.1 节,首先在上电复位 (POR) 时执行 2。Cortex-A53(主核)— 根据第 1.4.3 节,在启动 ROM 后获得控制权,并负责身份验证和启用 Cortex-M7。 Cortex-M7 — 在 A53 4 明确启用之前无法运行。 DSP/NPU/GPU — 由 A53 按需调用 我的问题是 1。说 i.MX 8M Plus SoC 本身是系统中 " 最高权威 ",因为它包含启动一切的启动 ROM,这与树莓派中 BCM 芯片的功能类似,这是否正确? 2。在 SoC 中,Cortex-A53 是否被视为 " 在操作上占主导地位的 " 内核,因为它是第一个从启动 ROM 获得控制并管理所有其他内核生命周期的内核? 3.是否有任何恩智浦官方文档或应用笔记可以用方框图而不是流程图更好地说明SoC组件(Boot ROM → A53 → M7 → Accelerators)之间的主层次结构? 如需任何说明,敬请垂询。这将对我的学术答辩陈述大有帮助。 顺祝商祺! Re: Understanding the Authority Hierarchy in i.MX 8M Plus: SoC vs Cortex-A53 vs Boot ROM 你好, Q1:是的,在启动链中,更精确的术语是不可变的片上 bootroM 是初始执行权限,用安全启动的术语来说,是硬件信任根的一部分,而不是 Cortex- A53 本身。 问题 2: 在系统正常运行的情况下:是的,这种说法是公平的,也是站得住脚的。 A53 架构用作主要应用程序域,而 M7 充当辅助实时内核。 问题 3:参考手册提供了启动流程/系统启动的详细信息。 致敬, Zhiming Re: Understanding the Authority Hierarchy in i.MX 8M Plus: SoC vs Cortex-A53 vs Boot ROM 您好,Zhiming, 非常感谢您清晰准确的回答--这对我的学术答辩非常有帮助。 根据你的回答,我还有一个后续问题: 据我了解,Apalis iMX8(基于恩智浦i.MX 8QuadMax)使用专用的SCU(系统控制器单元)—一个基于Cortex-M4的内核—作为上电复位后的第一个主动元器件。在通过 SCFW → TF-A → U-Boot 将控制权移交给 Cortex-A 级 CPU 之前,SCU 管理所有其他内核的功率域、时钟和资源。 但是,Verdin iMX8M Plus(基于恩智浦i.MX 8M Plus)似乎没有专用的SCU。 因此,我的问题是: 1.在 i.MX 8M Plus 上,哪个元器件起着与 i.MX 8QuadMax 的 SCU 相同的作用?它是否纯粹是片上启动 ROM 与 GPC(通用功率控制器)、CCM(时钟控制器模块)和 SRC(系统 RESET 控制器)等硬件模块相结合?还是我们可能忽略了专用的系统控制器? 2。除了 IMX8MPRM 参考手册中的图 1-1 之外,还有更完整的方框图专门显示了 Boot ROM、GPC、CCM、SRC、Cortex-A53 和 Cortex-M7 之间的关系和控制层次结构吗?例如,恩智浦的应用笔记 (AN) 或硬件架构文档? 再次感谢您抽出宝贵的时间和支持。 致以最诚挚的问候 Re: Understanding the Authority Hierarchy in i.MX 8M Plus: SoC vs Cortex-A53 vs Boot ROM 你好 @Rivan 1.在 i.MX 8M Plus 上,哪个组件起着与 i.MX 8QuadMax 的 SCU 相同的作用?它是否纯粹是片上启动 ROM 与 GPC(通用功率控制器)、CCM(时钟控制器模块)和 SRC(系统复位控制器)等硬件模块相结合?还是我们可能忽略了专用的系统控制器? --> i.MX8MP 中没有 SCU,资源由 ATF/Linux 驱动程序控制。 2。除了 IMX8MPRM 参考手册中的图 1-1 之外,还有更完整的方框图专门显示了 Boot ROM、GPC、CCM、SRC、Cortex-A53 和 Cortex-M7 之间的关系和控制层次结构吗?例如,恩智浦的应用笔记 (AN) 或硬件架构文档? -->与其他公开文件相比,RM 中的信息已经相当详细;没有单独的 AN 来描述这一建筑设计。 致敬, Zhiming
View full article
即使使用恩智浦的演示图像,frdm-imx93 也无法启动 我正试图从 SD 卡中调出 frdm-imx93。从 emmc 可以正常工作。 我从恩智浦网站链接下载了ZIPRev4.0Jun25, 20252.45 MBLF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93。然后我执行了以下操作: zstd -d imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst sudo dd if=imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic of=/dev/sdc bs=1M status=progress&& sync sudo dd if=imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot of=/dev/sdc bs=1k seek=32 status=progress 然后在设置 SW1 [3:0] =0011 之后,我把 SD 卡放进插槽里尝试启动。 但是,启动过程不会超过此点: U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: 过驱动电压模式 DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 准备 ok 请尽快提供帮助... 提前感谢! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我在串行端口上看到了同样的情况,我已经尝试了多种电缆 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好 当您执行此过程时,您在板串行端口中看到什么错误? 如果无法进入快速启动模式,请尝试使用另一根 USB 电缆。 顺祝商祺! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我稍稍领先,但还没有进入操作系统。我认为问题在于我的启动驱动器的内容,以及单启动二进制文件本身。 再一次,我需要一个了解董事会的人来帮助我解决这个问题。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好,我也遇到了同样的问题。在 Windows 和 Linux 以及不同的 Linux 发行版上尝试了不同的映像。EMMC 和 SD 卡均无法使用 你想明白了吗? Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP Hello 我就是这么做的: root @debian:/mnt/host/lf_v6.6.36-2.1.0_images_frdm_3.0_i.mx93# uuu-V-b sd_all imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singlebootimx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst 用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序) -- libuuu_1.5.243-5-g124d086   内置配置: Pctl 芯片 Vid Pid BcdVersion Serial_No ================================================== SDPS:MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002...0xffff] SDPS:MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002...0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028 SDP:MX7D 0x15a2 0x0076 SDP:MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP:MX6D 0x15a2 0x0061 SDP:MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP:MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP:MX6UL 0x15a2 0x007d SDP:MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP:MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP:MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP:MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP:MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP:MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500...0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500...0x9998] SDPU:SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999...0x9999] SDPU:SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb FB: 0x1d6b 0x0104   运行内置脚本:   uuu_version 1.4.149   # @_flash.bin | 可从 wic 映像中提取的引导加载程序 # @_image [_flash.bin]| 将 WIC 映像刻录到 Emmc。     # 当 i.MX6/7、i.MX8MM、i.MX8MQ 时,将运行此命令 SDP:启动-f imx-启动-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-扫描限制 0x800000   # 当 ROM 支持流模式时,执行此命令 # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS:启动-scanterm-f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-扫描限制 0x800000   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # SDPU 将被弃用。请使用 SDPV 而不是 SDPU # { SDPU:延迟 1000 SDPU:写入-f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_single启动-offset 0x57c00 -scanlimited 0x800000 SDPU: 跳转 -scanlimited 0x800000 # }   # 以下命令在启用 SPL 时执行,若未使用 SPL 则跳过 # 如果 (SPL 支持 SDPV) # { SDPV:延迟 1000 SDPV:写入-f imx-启动-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV: 跳转 -scanlimited 0x800000 # }   FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev${sd_dev} FB:ucmd mmc dev ${sd_dev} FB: flash -raw2sparse all imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* FB:flash-scanterm-scanlimited 0x800000 引导加载程序 imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot FB:已完成     等待已知的 USB 设备出现... 1:2 连接新的 USB 设备- 1:2-> 启动 Cmd:SDPS: 启动 -scanterm -f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-扫描限制 0x800000 1:2->Fail HID(W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.02s)     顺祝商祺! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好 您使用的是哪个命令? 我无法重现。 顺祝商祺! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 嗨,是的。在 Windows 和 Linux 上都会超时,在 Linux 上会出现分段故障。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好 您尝试用 UUU 闪存了吗? 顺祝商祺! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好 您在串行端口看到了什么?能进入快速启动模式吗? 您是否尝试过使用另一个电路板支持包版本。我这边仍然无法重现这个问题。 顺祝商祺! Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你好 在串行端口上,我只看到 SPL 输出。它永远无法达到完整的 U-Boot,所以我无法进入 U-Boot 提示符或快速启动模式。 使用官方 Rev 4.0 映像的串行输出: U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: Over Drive Voltage Mode DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 ready ok 然后就没有其他输出了。 我还测试了以 32 KiB 偏移量写入 SD 卡的重建版 Flexbuild/U-Boot 2025.04 启动映像。该板执行新的 SPL,但会在同一点停止: U-Boot SPL 2025.04(2026 年 4 月 26 日-16:21:54 +0000) PMIC:PCA9451A PMIC:过载电压模式 DDR:3733MTS DDR:3733 MTS DDR:3733MTS M33 准备好了 所以我无法进入快速启动模式,因为它无法达到完整的 U-Boot。 我测试了这些 电路板支持包/图片: 1.官方 FRDM-i.MX93 Rev 4.0 映像: LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93 2。我自己为机器编译的 Yocto =imx93FRDM 3.重建的 Flexbuild/U-Boot 2025.04 SPL/Container 官方 Rev 4.0 和我的 Yocto 版本使用了这个启动映像哈希: 7aba6102e5ec64add64add632cd6667e77fa3f6f6f6f6f6f6fd72c314e4c01f2964c0fc056a5f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot UUU 在闪烁前也会出现故障。检测到主板: MX93 SDPS 0x1FC9:0x014E 但是 SDPS:启动超时: 启动 cmd: sdps: boot-scanterm-f imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000 Fail HID(W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT 这种情况在 Linux 和 Windows 系统上都会发生,在尝试了另一台笔记本电脑后也是如此。 我还验证了 SD 启动模式的选择:选择 SD 启动模式且未插入 SD 卡时,没有串行输出。插入 SD 卡后,SPL 在 M33 准备就绪后启动和停止。 因此,目前该主板从未达到过U-boot/Fastboot。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我终于成功了。 按照规格使用 32GB SD 卡 从恩智浦的 Yocto 链接中克隆了代码,编译了代码,然后如文档中所述 将其闪存到卡中,然后按上述方式启动。这对我很有用。我认为问题在于之前尝试使用的 uboot 二进制文件是针对 evm 的,而不是 frdm 的。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我也遇到了同样的问题,我尝试了 i.mx93 frdm 门户网站上的所有 4 个版本, UUU 总是抛出 Fail HID(W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.02s) 用于闪入 emmc 和 sd。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你解决了吗?我遇到了同样的问题 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 大家好 我让板正常工作了,显然对FRDM-i.MX93板进行了硬件改动,如果你的U-启动加载程序已经过时(2025年之前),那么你就会看到这个问题。 在串行下载器模式下尝试启动或刷机时,可以在串行监视器中查看 U-Boot 版本。 旧 U-Boot 版本示例:U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) 用下面的命令试试这个引导加载程序,应该会有效果 🙂 imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-frdm-sd.bin-flash_singleboot UUU 命令:uuu -b sd_all imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot < 你的 frdm-i. mx 93 启动 > .wic.zst 如果上面的引导加载程序确实对你有用,那么这就是当前的 yocto i.MX BSP 存储库,有改动:GitHub-nxp-imx/meta-imx:i.MX Yocto Project i.MX BSP Layer · GitHub Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 你的 U-Boot 看起来很旧,显然硬件发生了变化,只有 2025 年之后的版本才支持 FRDM-IMX93。 请参考我上面的帖子,将引导加载程序连同你的镜像一起刷新。 希望对你有用 🙂 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我也遇到了同样的问题。 也许这是新主板的板缺陷? 😞 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 嗨,@jventura、@qingyu、@ssb1、@skrimby123 请试试这个。 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我已经通过 support.nxp 解决了这个问题。 在 "演示图像下载 "页面,选择 1.0 版而不是 4.0 版,然后使用最新的 uuu 下载图像到 borad Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 对不起,我来晚了。 是的,可能就是这样。我的 Uboot 版本: U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) 但帖子中正确引导程序的链接坏了,我无法下载它 😞 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 我遇到了同样的错误,UART 调试输出结果是: U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: Over Drive Voltage Mode DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 ready ok Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 引导加载程序的链接无法正常工作 Re: frdm-imx93 not booting even with demo images from NXP 请更新引导程序的下载链接。对我们许多人来说,这仍然是一个持续存在的问题,目前还没有找到解决方案。
View full article
NTAG5 LInk 中的 AES 相互验证 你好、 我正在为一个物联网应用进行基于 NTP5332 的设计(带 AES 模式的 NTAG 5 链路),需要澄清相互验证如何授予对不同内存区域的访问权限。 1.在 NTAG5 链路上,DEV_SEC_CONFIG 设置为 AES 模式,SRAM_CONF_PROT 位 NFC_SRAM_R = 1 和 NFC_SRAM_W = 1(SRAM 受 NFC 侧保护): NFC 端相互验证成功后,是否允许 SRAM 读/写访问? 表 25(NFC_KPx)中没有 SRAM 位,因此我不确定在 AES 模式下哪个密钥会栅极 SRAM。 2. PP_AREA_1 下面的用户 EEPROM 被 8 位 NFC_PP_AREA_0H 指针分成 AREA_0_L 和 AREA_0_H。NFC_PPC 可独立控制 AREA_0_L 和 AREA_0_H 的读/写保护(四个独立位)。 然而,表 25 只列出了 NFC_KPx 中两个"受保护用户内存区" 位(位 0 = 读取,位 1 = 写入),而没有区分 AREA_0_L 和 AREA_0_H。 当密钥通过验证且其 KPx 位 1(写入)被设置时: (a) 是否只允许写入 AREA_0_H?(b) 只给 AREA_0_L?(c) 如果 AREA_0_L 和 AREA_0_H 中的任何一个通过 NFC_PPC 进行了写保护,则同时写到 AREA_0_L 和 AREA_0_H?(d) NFC_PPC 中当前标记为写保护的是 AREA_0_L 还是 AREA_0_H? 同样的问题也适用于第 0 位(读取)。 3.在 AES 模式的 NTP5332 上,如果 KP0 配置为同时设置多个权限位,例如第 6 位(AREA_1 读取)、第 1 位(写入受保护的用户内存)、第 0 位(从受保护的用户内存读取),再加上通过 SRAM_CONF_PROT 访问 SRAM,那么与 KEY_0 的一次成功相互验证是否会在单个会话中授予对所有这些区域的访问权限,直到字段丢弃或取消选择? 还是主机必须为每个区域/每种访问类型分别发出验证? 非常感谢 Re: AES mutual authentication in NTAG5 LInk 您好,感谢您对我们的产品感兴趣。 1.- 使用正确的访问密钥进行身份验证后,将授予权限,您可以对相应的 SRAM 区域进行 R/W 操作。 2.- 保护区域根据保护指针配置进行配置。第 8.1.3.11 节I2C 保护指针和条件。 3.- 每个密钥都有自己的密钥权限(KP0 = Key0 的权限,KP1 = Key1 的权限......)。使用 Key0 进行身份验证时,用户可以访问表 25 配置的内存。 Re: AES mutual authentication in NTAG5 LInk 嗨,法比安、 感谢您之前的回复。 关于第 1 点,我想再跟进一下、 在 AES 模式的 NTP5332 上,当 SRAM_CONF_PROT 位 NFC_SRAM_R = 1 和 NFC_SRAM_W = 1 时,表 25 没有列出 NFC_KPx 中的 SRAM 权限位。部分。 8.1.5提到可以通过 SRAM_CONF_PROT 限制 SRAM 访问,但我找不到描述相互验证如何解除这些限制的章节。 感谢您的时间和支持。 致以最诚挚的问候, Kavya Re: AES mutual authentication in NTAG5 LInk SRAM 的唯一访问条件是允许读取 SRAM 和写入 SRAM。但这只是为了允许读写。使用 MAM 进行身份验证不会解除这些限制。 如第 8.1.3.32 节所述,表 81 中的设备配置部分锁定字节显示了哪个位锁定了哪个部分。在这种情况下,SRAM_CONF_PROT 是第 3 节。请记住,这些锁定字节无法更新。这意味着,一旦配置,内存配置(在本例中为 SRAM 访问权限)将永久设置。 您能说明一下您尝试的是哪种用途吗?我们可能会提供更好的建议或 SRAM 的使用方法。
View full article
【Zephyr ®系列】第三部分:LED 闪烁和软件复用的第一步(日语博客) 现在,我们将终于使用 Zephyr 创建一个 LED 闪烁程序,并在实际设备上运行它。 接下来,我们将使用 NXP FRDM-MCXA153 开发板,解释 Zephyr RTOS 中软件通用性和重用性的方法。 具体来说,目标是关注硬件依赖性,并体验“传统的硬件依赖型编码”与“Zephyr 推荐的硬件无关(可扩展)编码”之间的区别。   目录 准备 创建一个 HelloWorld 程序 创建项目文件夹 准备必要的文件 构建并运行 创建一个LED闪烁程序 代码示例(硬件相关代码) LED闪烁程序的改进 代码示例(与硬件无关,Zephyr 方法) 实现硬件独立性的技巧和注意事项。 总结 准备 必须安装 Zephyr 开发环境(SDK、West 等)。 本文使用 Linux PC 环境,并遵循zephyrproject 的入门指南。 您需要一块与 Zephyr 兼容的评估板。请参阅下一节“硬件准备”。 本文使用 Linux 电脑和命令行。 可以用 Windows/Mac 命令替换并执行该命令。 注意:虽然 MCUXpresso 也可用于 VS Code,但您必须在用户主目录中安装 Zephyrproject 代码库。此外,创建新项目的步骤也有所不同。本文将省略此步骤。 注意:使用 NXP MCUXpresso for VS Code 可以大大简化环境设置。 注:虽然使用 i.MX 系列处理器的 EVK 开发板也可以实现此功能,但过程较为复杂,包括如何启动 Zephyr 应用程序,因此本文不作详细介绍。我们计划在另一篇博文中对此进行阐述。   硬件准备 本文使用的硬件如下板。 NXP FRDM-MCXA153 (本文使用的开发板) NXP FRDM-MCX 系列(兼容所有 FRDM-MCX 系列型号) NXP MIMXRT1xxx 系列(均为 i.MXRT 系列的 EVK 板卡) 注意:任何与 Zephyr RTOS 兼容的评估板均可使用。本文中,请使用内置 LED 的评估板来编写 LED 闪烁程序。   创建一个 Hello World 程序 首先,我们将创建一个基本的“Hello World”程序,并验证它是否有效。 为了加深理解,我们将 从头开始 创建一个项目 ,而不是从 Zephyr 示例目录中复制 。   注意:以下命令是在 Linux 环境下执行的,但 Windows 中也有类似的命令,您可以根据需要进行替换。   此外,在 macOS 上,您可以使用与 Linux 上相同的命令和步骤来执行相同的任务。   创建项目文件夹 本指南假设 Zephyrproject 存储库已安装在您的主目录中。 如果您将其安装在其他目录中,请在继续操作之前相应地替换路径。   创建 Zephyr 项目之前,请启用 Zephyr 构建工具。本文使用 Zephyr v4.3.0(最新稳定版本)。如果您使用的是其他版本,请进行相应的调整。   在 zephyrproject 目录下的合适目录中 创建一个名为“ my_hello ” 的新文件夹,并将该文件夹的内容移动到其中。   ## ホームディレクトリからZephyrprojectディレクトリに移動 cd ~/zephyrproject ## west環境を有効化 source .venv/bin/activate ## 使用するZephyrバージョンを変更、本稿ではv4.3.0リリース(最新安定リリース) ## FRDM-MCXA153は、Zephyr v4.2.0以上が必要(v4.1.0では未サポート) (.venv) cd zephyr (.venv) git checkout v4.3.0 (.venv) cd .. (.venv) west update ## 本稿で使用するディレクトリの作成 (.venv) mkdir my_hello (.venv) cd my_hello (注:`source .venv/bin/activate` 会激活 west 环境。这将允许您构建 Zephyr。)   准备必要的文件 Zephyr应用程序至少需要以下三个文件: CMakeLists.txt :构建配置 prj.conf :内核配置(Kconfig) main.c :源代码 最终的文件夹结构将如下所示。 西风计划/ ├ my_hello/ │ ├ CMakeLists.txt │ ├ main.c │ └ prj.conf ├ 引导加载程序/ ├ 模块/ ├ 工具/ └ 微风/ 我们将按顺序创建这些。 创建 CMakeLists.txt 这是 CMake 构建系统的配置文件。它需要加载 Zephyr 样板代码。 使用文本编辑器创建一个包含以下内容的文件。 (.venv) vi CMakeLists.txt CmakeLists.txt cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0) find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE}) project(my_hello) target_sources(app PRIVATE main.c)  创建prj.conf 这是一个用于启用/禁用 Zephyr 内核功能的配置文件。 由于这次我们只使用控制台输出(printk),默认设置即可,但我们会明确创建一个没有任何内容的文件(或者它可以是空的)。   (.venv) vi prj.conf prj.conf # prj.conf # 今回は特別な設定は不要ですが、ファイル自体は必要です。    创建main.c 这是主应用程序代码。   (.venv) vi main.c main.c #include #include int main(void) { printk("Hello World! FRDM-MCXA153\n"); return 0; }     构建并运行 将你编写的程序运行并写入开发板。 建造: 指定“ frdm_mcxa153”为目标开发板。以下是命令行构建命令。   west build -b frdm_mcxa153 取得成果 [7/7] Linking C executable zephyr/zephyr.elf Memory region Used Size Region Size %age Used FLASH: 17184 B 128 KB 13.11% RAM: 3928 B 24 KB 15.98% IDT_LIST: 0 B 32 KB 0.00% Generating files from /home/hhiraga01/zephyrproject/my_hello/build/zephyr/zephyr.elf for board: frdm_mcxa153/mcxa153 从源代码根目录构建时,可以省略源代码目录路径。 参考信息:执行构建的文件夹必须位于 zephyrproject 工作区内。换句话说,以下 west 命令可以在 zephyrproject 文件夹或其子文件夹中直接执行。   对于 Linux 环境: $ cd ~/zephyrproject $ source .venv/bin/activate (.venv) $ west build -b frdm_mcxa153 <ソースコードディレクトリパス> 构建完成后生成的二进制文件 保存在“ build/zephyr/zephyr.elf” 中。如果要指定其他文件夹, 请使用 `-d<フォルダパス> ` 选项。   启动串口控制台   在向目标设备写入数据之前,请准备好串口控制台。 在 Linux/macOS 系统上,您可以使用 screen 或 minicom。 如果尚未安装,请先安装。   在 Windows 系统上,您可以使用 TeraTerm 或 MCUXpresso for VS Code 的串口监视器功能。   ## シリアルコンソールのインターフェース(ttyACM0)を確認します。 ls /dev/tty* tty0 tty1 : ttyACM0 ## Linux/macOS, screenは要インストール sudo screen /dev/ttyACM0 115200 ## Win TeraTarmかMCXPresso for VS Code内シリアルモニターを利用     写作(Flash): 使用 USB Type C 电缆将目标板连接到您的 PC,然后执行以下命令。 将 USB 电缆插入标有 J16(MCU-Link)的连接器。 west flash     参考信息:要指定不同的调试探针,请使用 `-r ` 选项。NXP EVK 开发板(包括 FRDM 开发板)使用 Linkserver。如果未指定任何选项,则默认使用 Linkserver。 FRDM-MCXA153调试探针(ICE)支持以下探针。FRDM板卡默认预装了链路服务器。 此外,必须预先在主机上安装 LinkServer 工具。如果您使用的是 MCUXpresso for VS Code,可以通过从“快速入门”面板启动 MCUXpresso 安装程序来安装它。 - jlink -后端服务器(默认) - pyocd   功能检查: 打开串口终端(波特率 115200 等),按下复位按钮,然后输入“Hello World!”如果显示“FRDM-MCXA153”,则表示成功。       HelloWold実行結果HelloWorld 执行结果   创建一个LED闪烁程序 为了展示 Zephyr 的软件可重用性,我们将通过创建一个 LED 闪烁程序来解释它。 创建一个LED闪烁程序,步骤如下: 在这里,我将特意采用一种“硬件依赖型”的写作风格。这种风格常见于传统的裸机开发或不考虑可移植性的开发中。   代码示例(硬件相关代码) 让我们将main.c重写如下:   (注:此代码仅供学习之用,不建议与 Zephyr 一起使用。) #include #include /* ここではFRDM-MCXA153を使用します。その他のFRDMボードの場合は、そのボードの回路図を見て、LEDが接続されているポートとピン番号を調べる必要があります */ #define LED_PORT_NODE DT_NODELABEL(gpio3) #define LED_PIN 12 #define WAIT_TIME_MS 1000 int main(void) { const struct device *dev; int ret; /* Devicetreeのノード識別子からデバイス構造体を取得 */ dev = DEVICE_DT_GET(LED_PORT_NODE); if (!device_is_ready(dev)) { printk("Device not ready\n"); return -1; } /* ピンの動作設定 (出力モード) */ ret = gpio_pin_configure(dev, LED_PIN, GPIO_OUTPUT_ACTIVE); if (ret < 0) { return -1; } while (1) { /* ピンの状態を反転(Toggle) */ gpio_pin_toggle(dev, LED_PIN); k_msleep(WAIT_TIME_MS); } return 0; } 构建并运行 west build -b frdm_mcxa153 -p west flash 注意:-p 选项会清除上次构建的缓存。这将执行一次全新构建。 操作检查 Lチカプログラム動作LED闪烁程序操作 我们成功地在实际设备上实现了这个功能! 以前开发过嵌入式微控制器软件的工程师可能不会觉得这个程序特别不寻常。 代码的一些细节方面可能存在一些批评意见,但我认为这基本上就是我一直使用的编码风格。 既然在实际设备上运行正常,那么代码的正确性就毋庸置疑了。 现在我们可以看到,这种编码风格存在以下问题。 这种方法的缺点 魔法数字和硬编码:   代码中嵌入了诸如“ DT_NODELABEL(gpio3)”和“ 12”之类的值。   缺乏移植性:   如果您尝试在具有不同 LED 引脚的不同电路板(例如 MCX-N947)上运行此代码,则需要手动重写“ #define ”语句。   信息分散:   引脚分配信息分散在源代码中,难以管理。 使用这种编码方式,它可以在特定的芯片或电路板上正确运行,但如果您想在另一个项目中重复使用相同的软件,则必须根据芯片或电路板的引脚分配逐段修改应用程序代码。   LED闪烁程序的改进 Zephyr使用一种称为设备树的机制来管理硬件信息。 在应用程序代码中,您可以使用“函数别名”而不是“特定的 PIN 码”来访问 PIN 码。 这样,即使您使用的是不同的芯片或电路板,也可以通过使用相同的函数名称或别名来访问您正在使用的设备的相应设备树节点。   换句话说,重用相同的应用程序代码变得极其容易。   代码示例(硬件无关,Zephyr 方法) 请按照 Zephyr 推荐的风格 重写 main.c 文件 。 #include #include /* Devicetreeのエイリアス "led0" を参照する */ /* どのボードでも、一番目のLEDは通常 "led0" と定義されています */ #define LED0_NODE DT_ALIAS(led0) #define WAIT_TIME_MS 1000 /* エイリアスからGPIO仕様(ポート、ピン、フラグ)を取得 */ static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios); int main(void) { int ret; /* デバイスの準備確認 */ if (!gpio_is_ready_dt(&led)) { return -1; } /* ピンの設定 (Devicetreeで定義された初期状態などを考慮して設定) */ ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE); if (ret < 0) { return -1; } while (1) { /* ピンの状態を反転 */ ret = gpio_pin_toggle_dt(&led); k_msleep(WAIT_TIME_MS); } return 0; }   (注:本程序不处理错误。如果任何进程中发生错误,它将退出主函数并返回-1停止程序执行。)   构建并运行   west build -b frdm_mcxa153 -p west flash   操作检查   改进后的LED闪烁程序在实际设备上的运行方式相同。此外,同一个程序还可以运行在不同设备的FRDM板上。 这种方法的优势 1. 代码标准化   通过使用“ DT_ALIAS(led0)” , 该代码 可以 在所有定义了别名“ led0” 的Zephyr兼容板上运行 , 而无需对源代码进行任何更改 。 别名可以自由设置。   2.硬件信息的分离     具体的引脚编号和有效电平(高电平/低电平)在电路板定义文件(设备树源文件,.dts 文件)中进行了描述,并且对应用程序代码是隐藏的。   3.可扩展性    支持新电路板时,只要有该电路板的 DTS 文件,就可以重复使用该应用程序。   换句话说,同一个应用程序可以在多个项目中重复使用,每个项目都可以使用设备树来管理其硬件。     实现硬件独立性的技巧和注意事项。 以下是保持硬件独立性(抽象)的关键点总结。 1. 利用设备树和别名 务必在设备树中为板上的外设配置合适的别名(例如“ led0”、 “ sw0”和“ stdout-console” ),并确保应用程序引用这些别名。即使物理连接发生变化,这也能保护您的应用程序代码。 2. 使用设备树覆盖层(.overlay) 如果要添加标准板定义中未包含的设备(例如外部传感器),请使用类似“ app.overlay”的覆盖文件,而不是直接编辑板定义文件。这样可以在不修改原始定义的情况下自定义板。 3. 使用 Kconfig (CONFIG_*) 宏。 软件和硬件特性,包括它们的启用/禁用状态和参数(缓冲区大小、超时持续时间等),应该使用 Kconfig(“ prj.conf” )进行管理,而不是直接在源代码中(“ #define” ) 。这样可以在构建过程中进行更灵活的配置更改。 4. 使用驱动程序 API 进行抽象 不仅 GPIO,而且即使 SoC 或 MCU 发生变化,也可以使用 Zephyr 提供的通用驱动程序 API,通过相同的代码控制 I2C、SPI、UART 和其他协议。   总结 在这次实践课中,我们学习了以下内容:  Hello World :Zephyr 项目的基本结构(CMakeLists.txt、prj.conf、main.c)以及如何构建它。  硬件相关的编码风格:直接指定设备名称或引脚编号。由于可移植性差,不建议采用这种风格。  硬件无关编码:使用设备树别名和抽象 API(例如“ gpio_dt_spec” )。这正是 Zephyr 的真正优势所在,它能够实现高度的软件复用性。 除了 FRDM-MCXA153 之外,利用 Zephyr 生态系统还可以实现与各种硬件兼容的灵活应用程序开发。 在 Zephyr 系列的下一部分(第 4 部分)中,我们将解释 Kconfig 和设备树,它们是 Zephyr 的关键特性,可以增强软件的重用性。 ========================= 我们目前无法 回复 此帖子“ 评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但 在进行咨询时, 请 参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们 ( 日语博客 ) ” 。 (如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有合作关系 ,您可以直接咨询您的代表。)     在 Zephyr 系列的第三部分中,我们将通过一个 LED 闪烁程序,使用 Zephyr 来解释软件重用技术。 本指南将演示如何使用 Zephyr 实时操作系统创建一个简单的 LED 闪烁程序,不仅会从头开始构建源代码,还会构建 CMake 和配置文件。此外,它还将解释 Zephyr 的编码方法,该方法注重代码的可重用性,以便代码可以在其他硬件上运行。 通用微控制器 MCX 日本博客
View full article
[不正行為] 投稿者: @RishavKaaraTech / 掲示板: TapLinx-SDK / 報告者: wvhylxyz wvhylxyz は、 @RishavKaaraTech が投稿した 「RFIDDiscover ツールを入手したが、その使い方はわからない」という 記事を以下の理由で報告しました。 理由:誤解を招く情報または虚偽の情報 詳細: dutasオンライン薬局ブログ いいえデュプロスト処方箋デュタスフェデックス なし処方箋デュタス販売 購入dutas echeck なし処方箋デュタス販売 購入義務を転がす 処方箋不要のデュプロスト(デュタス)をFedexで 割引デュタス薬局 処方箋dutasオンライン 次のデュタスを購入する場所 薬局dutas 電信送金 fedex 購入デュタス ミシガン デュタゲン 0 購入dutas 速達料金 一晩中 デュタスはどこで買えますか 購入dutas echeck can私はデュタスを最も安く買います 薬局dutas 電信送金 fedex デュタスを注文したい dutasオンライン薬局ブログ 購入オンラインのdutas uk 医薬品 デュタス・デュタステリダム錠剤割引 購入義務を転がす dutas英国で購入 カナダdutas ジェネリック オンライン 0 ジョージア州での迅速な配送の薬局dutas where次のdutasを注文するには ワシントン州でdutasを購入できますか dutasの注文方法 can私はdutasを購入します カナダdutas ジェネリック オンライン 0 購入dutas 薬局 処方箋不要 次のデュタスの購入場所 dutas イギリス最安値チェック dutas処方箋のみ サンドウェル 次のdutasの購入場所 入手dutas jcb セール最安値 dutas英国で購入 どこで次のdutasを購入する 購入dutas amex 薬局 ジョージア州への迅速な配達 投稿リンク: https://community.nxp.com/t5/TapLinx-SDK-TagWriter-and/RFIDDiscover-tool-acquired-but-how-to-use-it/mp/2164324#M205 投稿者: @RishavKaaraTech |作成者に電子メールを送信する 報告者: wvhylxyz |メールによる報告 報告された投稿には3件の返信があります。
View full article
Unable to play unity 3D games in Android 11 Dear Team, I developed a 3D unity game using Unity Hub and android runtime. I am able to play the game in Android based mobile phones but not able to play the same on iMX8QM. And there seems to be no specific error logs 1. Does iMX8QM android platform supports 3D games? 2. If yes, is there something that we need to add additionally to enable 3D games? Best regards, Libin Jose. Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 Hi Libin, i.MX8QM can support 3D games, but it often needs proper GPU drivers and graphics API support (OpenGL ES or Vulkan). Make sure the drivers are updated, check Unity Player graphics settings, and review logcat for hidden warnings. Testing a simple scene first can help identify if it’s a general 3D issue or something specific in your game. Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 There are many genres to entertain you with thousands of free games for Android at GuauMod.io Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 When I was looking to supplement my income, I found that leveraging skills or hobbies was a great way to start. For instance, if you're into graphic design, freelancing on platforms like Fiverr or Upwork could be a viable option. Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 You can entertain yourself with some off-road racing games. You can try Hill Climb Racing MOD APK for free entertainment for you. Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 Did u mean Android phone / Android on iMX8QM platform? Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 Hey Libin! I actually had the same issue with trying to play Unity 3D games on my Android phone. It was super frustrating because I couldn't figure out what the problem was either. As for your question about iMX8QM, I'm not exactly sure if that platform supports 3D games or if there's anything else you need to enable. Have you tried reaching out to their support team or forums to see if anyone else has had a similar issue? I'm also on the hunt for some new games to play. I was actually checking out some bubble cash reviews earlier today to see if it's worth trying out. Have you heard anything about it? Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 Hi Lucio, There was no error in the logs. So I suppose it is a platform issue. However, I modified Unity settings to use OpenGL ES 3.2 version and recompiled the app. I then reinstalled this new app on iMX8QM amd still could reproduxe the issue. However, for once I was able to start the game. But the performance was soo poor. So I assumed that it might be because the game I developes has heavy terrain and iMX8 couldnt render it Then, I tried to install some third party simple game. This time I was able to play the game however rendering was not right when compared to the same game rendered in PC. @nxp, please look into this issue with high priority. There is definetly graphics issue at your platform side. Best regards Jose. Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 I faced the same issue. Have you found any solutions so far? Re: Unable to play unity 3D games in Android 11 Hey Libin, I ran into something similar a while back. The iMX8QM does support OpenGL ES but Unity 3D games can be picky about the graphics API. First thing I'd check is whether your Unity build is set to OpenGL ES 3.0 or Vulkan — some configurations on iMX8QM don't play well with Vulkan so try forcing OpenGL ES in the Player Settings and see if that makes a difference. Also worth checking if the GPU drivers on your iMX8QM Android image are fully up to date. NXP occasionally releases updated BSPs that fix GPU-related issues. If you're on an older Android 11 image, that could easily be the culprit. No error logs makes it tricky to debug but you can try running adb logcat while launching the game — filter by Unity or your app package name and you might catch something that doesn't show up on screen. Hope that helps! I am lucas owner of = https://hillcrmapk.com/best-vehicle-in-hill-climb-racing/
View full article
【恩智浦单片机简介】【电机控制】【基础知识(四)】让我们来实践一下!通过框图来了解矢量控制的机制!(日语博客)   【入门指南】【基础版】永磁同步电机的工作原理及控制方法 我们来试一试!让我们用框图来了解矢量控制的机制! 矢量控制的全貌:反馈是关键! 让我们按步骤来!交流电转直流电(图表左半部分) 控制系统的核心:“控制过程”(图表中心) 回到电机部分!直流转交流的逆向转换(图表右半部分) 逆变换的终极武器:一种名为 SVM(空间矢量调制)的艺术形式。 摘要:高速循环产生的平滑旋转 【入门指南】【基础版】永磁同步电机的工作原理及控制方法 我们来试一试!让我们用框图来了解矢量控制的机制! 你好! 在上一篇文章中,我谈到了神奇的计算方法——克拉克变换和帕克变换,它可以将三相交流电转换为直流电。 “但它究竟是如何使用的呢?” 我也这么认为!这次,让我们来看一下下面的框图,并了解这些转换如何在实际的电机控制系统中发挥至关重要的作用! 矢量控制的总体思路:反馈至关重要!(*) (*这只是个人观点,其他重要因素也需要考虑。) 上图展示了矢量控制的整体流程。乍看之下可能有些复杂,但其原理其实很简单:它不断地弥合目标与现实之间的差距。这被称为“反馈控制”,是所有精密控制的基础。 例如,想想开车这件事。 目标: “我想以每小时 60 公里的速度跑步。” 事实:请查看速度表上的当前速度。 操作:如果落后于目标,则踩下油门;如果领先于目标,则松开油门。 矢量控制的工作原理完全相同。最右侧的 ① 電圧出力 代表实际输送给电机的电流(加速器运行)。最终目标是精确控制这个电流。 为此,我们需要准确了解“电机当前所处的状态”(实际情况)。用于此目的的传感器位于左侧。 ② 電流測定 :测量实际流过电机的三相电流(A相、B相、C相)。这是扭矩的来源,代表“实际力”值。 ③ 速度・位置検出 :此参数检测电机轴(转子)当前的旋转角度和速度。这是“实际位置”,是停车转换的关键。 微控制器接收到这种“现实”信息, 利用坐标变换和电机模型,我们可以计算并确定电机内部的磁通分量(d轴)和扭矩分量(q轴) 。 每个单元以极高的速度不断更新电压指令,以控制电流,使其与目标值相匹配。 这就是矢量控制的基本概念。 让我们按步骤来!交流电转直流电(图表左半部分) 现在,让我们从图中的左侧向中间看看测量信息是如何处理的。 测量三相电流:首先,我们从在 ② 電流測定 (波动交流电)处获得的 A、B 和 C 相的电流值开始。 克拉克变换(三相到两相) :利用上次学习的克拉克变换,我们将这三个交流电值变换为两个正交的交流电值“α”和“β”。这就是图中标记为“静止坐标系”的坐标系。现在,三个变量简化为两个,处理起来就容易多了。 Park变换(静止帧→旋转帧) :接下来,我们对这些α和β值进行Park变换。我们使用在 ③ 速度・位置検出 处获得的“转子角度(θ)”。我们将切换到“dq坐标”,即跟踪旋转矢量的旋转坐标。 因此,α 和 β 的交流值转换为“d”和“q”的直流值! 这意味着电机的“实际”状态现在以微控制器可以理解的形式表示,由两个简单的直流值表示:“磁通量分量(d)”和“扭矩分量(q)”。 *在 IPMSM 中,d 轴电流也有助于产生转矩。 控制系统的核心:“控制过程”(图表中心) 图中中心的蓝色方框 制御プロセス 是矢量控制系统的核心。在这里,微控制器执行其最强大的功能:“比较和计算直流值”。 与指令值的比较:我们将根据外部给出的指令值(例如“我们想要这个扭矩”和“我们想要以这个速度旋转”)确定的目标 d 轴和 q 轴电流值与先前计算的“实际 d 和 q 值”进行比较。 误差计算:此计算“目标”值与“实际”值之间的差异(误差)。例如,“实际扭矩小于目标扭矩”或“磁通量大于目标值”。 PI 控制调整:为了消除这种误差,需要计算调整量,例如“将 d 轴电压增加这么多”或“将 q 轴电压降低这么多”。这种计算采用了一种称为PI 控制的巧妙技术,它会随着误差的增大而增加调整量,如果误差已经累积,则会进一步增加调整量。 这样,就可以确定“下一时刻接近目标时的理想 d 轴电压和 q 轴电压”。 回到电机部分!直流转交流的逆向转换(图表右半部分) 控制过程中确定的“d 和 q 端指令电压”不能直接发送到电机。这是因为电机只能识别三相交流电。 所以,这次我们将进行反向转换,将微控制器语言(直流)转换回电机语言(三相交流)。 逆帕克变换(旋转系统→静止系统) :首先,利用逆帕克变换将指令电压d和q转换回交流指令值α和β。这相当于从旋转的旋转木马上下来,从地面重新观察这些矢量。 逆克拉克变换 (SVM) :最后,将 α 和 β 的指令值转换回电机可以直接理解的 A、B、C 相的具体电压指令值。此时,通常使用一种称为**空间矢量调制 (SVM)**的技术,它比简单的逆克拉克变换效率更高、性能更强。 逆变换的终极武器:一种名为 SVM(空间矢量调制)的艺术形式。 SVM 是一种专注于如何利用逆变器电路的六个开关(只能开/关的笨拙开关)忠实地再现微控制器创建的“理想电压矢量 (α,β)”的技术。 GIF动画中的红色箭头:这代表微控制器想要达到的理想电压矢量。它旋转得很平滑,对吧? 六边形顶点处的蓝色箭头:这些是逆变器开关组合所能物理产生的仅有的六个基本电压矢量(加上一个中心零点)。它们是成角度的。 SVM 是一种数字艺术,它通过以超高速(每秒数万次)切换和组合这些有限的基本矢量,使人眼无法察觉地施加与理想红色箭头相同的电压,从而平均而言,使人眼看起来好像施加了相同的电压。 得益于这项技术,我们可以在有限的电源电压下发挥最大的性能,并实现极其平稳安静的电机旋转。 摘要:高速循环产生的平滑旋转 病媒控制程序可概括如下: 测量(交流)→ 转换(直流)→ 控制(直流)→ 逆转换(交流)→ 输出 这就像把一门外语翻译成日语来理解它,整理你的思路,然后再把它翻译回原来的外语来与对方交流。 整个“测量→计算→输出”循环在微控制器内部以惊人的速度(每秒超过10000次)重复进行。这种高速反馈循环是确保电机平稳有力旋转,始终听从我们指令的关键,即使负载或速度指令突然变化也能正常工作。 有关详细的设置说明以及如何运行示例代码,请参见下方↓ 【恩智浦单片机简介】【电机控制】【实际应用(一)】永磁同步电机的机理及控制方法(日语博客) 这是一个汇总了有关恩智浦电机控制产品文章的网站↓ NXP电机控制 - 概要页面(日语博客) =========================​ 我们目前无法 回复 此帖子“ 评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但 在进行咨询时, 请 参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们 ( 日语博客 ) ” 。 (如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有合作关系 ,您可以直接咨询您的代表。 ) 本指南清晰地解释了如何使用恩智浦半导体(NXP)的FRDM控制板“FRDM-MCXA156”进行电机控制。指南分为基础知识部分和实践部分,您可以根据自己的兴趣选择阅读部分内容。 • 基础章节 1-7,实践章节 1-3 这次,作为基础系列(第 4 部分)的一部分,我们将介绍“矢量控制机制”。 (阅读时间:10分钟) MCUXpresso MCUXpresso IDE MCUXpresso SDK MCX 电机控制 技术聚焦 日本博客
View full article
LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 如题,我司正在评估1028A主控方案。需要3路2.5G网口。核对Serdes配置表发现可以使用10G-QXGMII配置拓展  但有个疑虑就是根据Figure 45图示和描述,其TSN Switch控制器与CPU的数据交互速率只有2.5G 希望贵司团队可以帮忙明确一下10G-QXGMII这个配置是否支持4路网口同时跑满2.5G带宽? QorIQ LS1 Devices Re: LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 在 10G‑QXGMII SerDes 配置下,LS1028A 可以支持 4 路外部以太网口同时跑满 2.5 Gbps。 Under the 10G-QXGMII SerDes configuration, the LS1028A can support four external Ethernet ports operating at full speed of 2.5 Gbps simultaneously. Re: LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 感谢您的回复! 这个问题能否辛苦您这边再确认下?我在论坛提问后才得知公司有贵司对接的技术支持同事邮箱,软件同事邮件提问后贵司同事给出的回复是不支持 我们这边该以哪个结论为准呢? Re: LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 感谢您的回复! 这个问题能否辛苦您这边再确认下?我在论坛提问后才得知公司有贵司对接的技术支持同事邮箱,软件同事邮件提问后贵司同事给出的回复是不支持 我们这边该以哪个结论为准呢? Re: LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 好的,非常感谢您和贵司其它同事的解答。这非常有帮助! Re: LS1028A的QXGMII是否支持4路同时跑满2.5G带宽? 这里没有问题--您可能错过了 LSDK 21.08 中的 ENETC 以太网和 Felix 交换机驱动程序部分。LS1028A 支持多种操作模式,带宽行为取决于您选择的模式: DSA 模式(默认): 上行链路(CPU 端口)限制为 2.5Gbps(通过 eno2/swp4)或 1Gbps(通过 eno3/swp5) 4 个外部下行端口 (swp0-swp3) 通过时分多路复用共享此上行链路带宽 这是标准配置,其中交换机作为带有帧注入/提取头的分布式交换机架构 (DSA) 设备运行 非 CPU 端口模式(L2 转发): 交换机支持端口之间的线速转发,无需通过 CPU 在此模式下,内部端口(例如 swp4 或 swp5)用作常规交换机端口,而不是 CPU 端口 外部端口之间的流量在交换机结构内以线速转发,绕过 CPU 瓶颈 某些 TSN 用例(例如 802.1CB FRER)需要此模式 这两个答案都是正确的——这完全取决于你的具体用例和你计划使用的模式。
View full article
入門ガイド
View full article
MPC5777C CSE 安全启动用法 & 理由 你们好 在研究 MPC5777C 上的 CSE 安全启动时,我注意到它的有效范围似乎相当有限。由于 BOOT_MAC 在首次启动时由 CSE 初始化和存储(基于当时闪存中存在的任何内容),因此后续启动仅验证内容相对于该初始状态没有变化。[1]最后这个肯定句准确吗? 这似乎使 SECURE_BOOT 主要成为一种不变性检查,而不是 MAC/信息对的真实性验证。当然,如果第一个启动映像是可信的,并且这不构成问题,则可以隐含地保证真实性。 但是,鉴于此,[2] 与通过DCF使用基于PASS模块密码的锁定来保护同一个闪存区域相比,使用CSE Secure 启动的具体优势是什么?在这两种情况下,最终结果似乎都是强制执行不变性。 [3]CSE 的唯一好处是受保护地存储用户配置的 KEY,而不是 CMAC 验证本身吗? Re: MPC5777C CSE Secure Boot Usage & Rationale 你好 CSE 安全启动是否仅验证 Flash 内容自首次启动以来未发生变化? 也不尽然。 的确,在首次成功安全启动时,CSE会计算并存储与闪存启动块内容相对应的BOOT_MAC(使用用户定义的BOOT_KEY)。 在每次后续启动时: CSE 重新计算同一闪存区域的 CMAC。 它会将其与存储的 BOOT_MAC(安全地存储在 CSE NVM 中)进行比较。 因此,是的,从那时起,这是一项完整性/防篡改检查,而不是对照外部黄金参考进行真伪检查。 但这种机制仍然是一种真实性检查,因为 BOOT_MAC 使用只有 CSE 知道的密钥 (BOOT_KEY) 计算。 只有知道 BOOT_KEY 的人才能为修改后的代码生成另一个有效的 BOOT_MAC。 因此,安全启动可保证: “只有使用机密 BOOT_KEY 进行身份验证的代码才能被设备接受。” 如果您的系统处于现场并且 BOOT_MAC 处于锁定状态,则未经授权的修改(即使是对闪存有物理访问权限的人也是如此)将妨碍启动身份验证。 与受密码保护的 PASS/DCF 闪存锁相比,CSE Secure 启动 的具体优势是什么? DCF/PASS 锁定使用访问控制机制强制实现不可变性,而:CSE Secure Boot 使用加密保证强制实现真实性+完整性。 1。DCF/PASS 锁定不是加密的 PASS 模块密码是存储在闪存中的静态值。 如果攻击者能读取或绕过闪存保护,或在密码比较过程中出现故障,闪存就可能被改写。 2.PASS/DCF 无法验证代码未被篡改 PASS 模块在启动时从不检查闪存内容。 如果攻击者可以重写闪存(通过绕过调试保护、部分闪存注入、电源故障/闪断),PASS 模块不会检测到它。 3.CSE 将 BOOT_KEY 和 BOOT_MAC 存储在受硬件保护的安全嵌入式 NVM 内。 4。CSE 安全启动可抵御更广泛的威胁模型 5。CSE 安全启动允许受控的重新配置 CSE 的唯一好处仅仅是能安全地存储密钥吗? CSE 安全启动提供: 真实性(密码学保证) 只有拥有 BOOT_KEY 的人才能配置新的启动映像。 每次启动时进行完整性检查 闪存损坏 → 启动失败。 基于硬件的网络安全 密钥存储在 CSE RAM/NVM + 访问控制的硬件状态机中。 强大的物理攻击防护与 绕过 CSE FSM 相比,对 PASS 模块进行故障和探测是微不足道 的。 防止恶意硬件或固件修改 对汽车网络安全标准(ISO 21434、UNECE R155) 至关重要 。 即使绕过 PASS/DCF 保护也能工作 顺祝商祺! Peter
View full article