你好!
在上一篇文章中,我谈到了神奇的计算方法——克拉克变换和帕克变换,它可以将三相交流电转换为直流电。
“但它究竟是如何使用的呢?”
我也这么认为!这次,让我们来看一下下面的框图,并了解这些转换如何在实际的电机控制系统中发挥至关重要的作用!

(*这只是个人观点,其他重要因素也需要考虑。)
上图展示了矢量控制的整体流程。乍看之下可能有些复杂,但其原理其实很简单:它不断地弥合目标与现实之间的差距。这被称为“反馈控制”,是所有精密控制的基础。
例如,想想开车这件事。
矢量控制的工作原理完全相同。最右侧的① 電圧出力代表实际输送给电机的电流(加速器运行)。最终目标是精确控制这个电流。
为此,我们需要准确了解“电机当前所处的状态”(实际情况)。用于此目的的传感器位于左侧。
② 電流測定 :测量实际流过电机的三相电流(A相、B相、C相)。这是扭矩的来源,代表“实际力”值。③ 速度・位置検出 :此参数检测电机轴(转子)当前的旋转角度和速度。这是“实际位置”,是停车转换的关键。微控制器接收到这种“现实”信息,
这就是矢量控制的基本概念。
现在,让我们从图中的左侧向中间看看测量信息是如何处理的。
测量三相电流:首先,我们从在② 電流測定 (波动交流电)处获得的 A、B 和 C 相的电流值开始。
克拉克变换(三相到两相) :利用上次学习的克拉克变换,我们将这三个交流电值变换为两个正交的交流电值“α”和“β”。这就是图中标记为“静止坐标系”的坐标系。现在,三个变量简化为两个,处理起来就容易多了。
Park变换(静止帧→旋转帧) :接下来,我们对这些α和β值进行Park变换。我们使用在③ 速度・位置検出处获得的“转子角度(θ)”。我们将切换到“dq坐标”,即跟踪旋转矢量的旋转坐标。
因此,α 和 β 的交流值转换为“d”和“q”的直流值!
这意味着电机的“实际”状态现在以微控制器可以理解的形式表示,由两个简单的直流值表示:“磁通量分量(d)”和“扭矩分量(q)”。
*在 IPMSM 中,d 轴电流也有助于产生转矩。
图中中心的蓝色方框制御プロセス是矢量控制系统的核心。在这里,微控制器执行其最强大的功能:“比较和计算直流值”。
与指令值的比较:我们将根据外部给出的指令值(例如“我们想要这个扭矩”和“我们想要以这个速度旋转”)确定的目标 d 轴和 q 轴电流值与先前计算的“实际 d 和 q 值”进行比较。
误差计算:此计算“目标”值与“实际”值之间的差异(误差)。例如,“实际扭矩小于目标扭矩”或“磁通量大于目标值”。
PI 控制调整:为了消除这种误差,需要计算调整量,例如“将 d 轴电压增加这么多”或“将 q 轴电压降低这么多”。这种计算采用了一种称为PI 控制的巧妙技术,它会随着误差的增大而增加调整量,如果误差已经累积,则会进一步增加调整量。
这样,就可以确定“下一时刻接近目标时的理想 d 轴电压和 q 轴电压”。
控制过程中确定的“d 和 q 端指令电压”不能直接发送到电机。这是因为电机只能识别三相交流电。
所以,这次我们将进行反向转换,将微控制器语言(直流)转换回电机语言(三相交流)。
逆帕克变换(旋转系统→静止系统) :首先,利用逆帕克变换将指令电压d和q转换回交流指令值α和β。这相当于从旋转的旋转木马上下来,从地面重新观察这些矢量。
逆克拉克变换 (SVM) :最后,将 α 和 β 的指令值转换回电机可以直接理解的 A、B、C 相的具体电压指令值。此时,通常使用一种称为**空间矢量调制 (SVM)**的技术,它比简单的逆克拉克变换效率更高、性能更强。
SVM 是一种专注于如何利用逆变器电路的六个开关(只能开/关的笨拙开关)忠实地再现微控制器创建的“理想电压矢量 (α,β)”的技术。

SVM 是一种数字艺术,它通过以超高速(每秒数万次)切换和组合这些有限的基本矢量,使人眼无法察觉地施加与理想红色箭头相同的电压,从而平均而言,使人眼看起来好像施加了相同的电压。
得益于这项技术,我们可以在有限的电源电压下发挥最大的性能,并实现极其平稳安静的电机旋转。
病媒控制程序可概括如下:
测量(交流)→ 转换(直流)→ 控制(直流)→ 逆转换(交流)→ 输出
这就像把一门外语翻译成日语来理解它,整理你的思路,然后再把它翻译回原来的外语来与对方交流。
整个“测量→计算→输出”循环在微控制器内部以惊人的速度(每秒超过10000次)重复进行。这种高速反馈循环是确保电机平稳有力旋转,始终听从我们指令的关键,即使负载或速度指令突然变化也能正常工作。
有关详细的设置说明以及如何运行示例代码,请参见下方↓
【恩智浦单片机简介】【电机控制】【实际应用(一)】永磁同步电机的机理及控制方法(日语博客)
这是一个汇总了有关恩智浦电机控制产品文章的网站↓
=========================
我们目前无法 回复 此帖子“
评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但 在进行咨询时, 请 参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们 ( 日语博客 ) ” 。
(如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有合作关系 ,您可以直接咨询您的代表。 )
本指南清晰地解释了如何使用恩智浦半导体(NXP)的FRDM控制板“FRDM-MCXA156”进行电机控制。指南分为基础知识部分和实践部分,您可以根据自己的兴趣选择阅读部分内容。
• 基础章节 1-7,实践章节 1-3
这次,作为基础系列(第 4 部分)的一部分,我们将介绍“矢量控制机制”。
(阅读时间:10分钟)