Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
集成 CAN 上的 UDS 引导加载器和 J1939 堆栈   说明: 嗨,团队、 我在 S32K344 上使用 S32DS 3.6.5 和 RTD 3.0.0。 目前正在实施: FlexCAN CAN 通信 通过 ISO-TP 的 UDS 引导加载程序 J1939 应用通信 GCC 编译器 AUTOSAR RTD 驱动器 我需要有关以下方面共存的指导: UDS 诊断(ISO14229) ISO-TP 传输层 J1939 通信栈 如何在 S32k344 中通过软件选择 CAN 终端电阻配置? 解释如何在收发器和 MCU 中设计 CAN 终端 问题 在同一个 CAN 控制器上同时运行 UDS 和 J1939 的推荐架构是什么? 是否建议为 UDS 和 J1939 使用不同的 CAN 报文缓冲器? 如何配置 CAN ID 过滤? 恩智浦是否有以下参考示例: UDS 引导加载程序 J1939 堆栈 共享使用 FlexCAN RTD 3.0 在这种使用情况下有什么已知限制吗? 控制器: S32K344 RTD 3.0 S32DS 3.5 谢谢。 Re: Integration of UDS Bootloader and J1939 Stack on CAN 您好, 1) 使用单个 FlexCAN 实例,并行运行两个堆栈,但在逻辑上将它们分开。UDS (ISO‑TP) 和 J1939 应共享驱动程序,而软件调度层则基于 CAN ID/MB 索引路由帧。 2) 是的,建议这样做。 为 UDS 和 J1939 分配专用 Rx/Tx 消息缓冲区 (MB),以避免干扰并简化过滤。 3) 配置硬件过滤(MB 掩码/ID 过滤器),以便 - UDS 帧只进入 UDS MB - J1939 帧只进入 J1939 MB - 确保没有 ID 重叠,并正确处理 11 位与 29 位的帧 4) 恩智浦参考示例 -UDS 引导加载程序:仅以演示形式提供;https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099 -J1939 堆栈:恩智浦未以全栈形式提供(通常为第三方或自定义) -共享 FlexCan 用法:存在基本的 FlexCan 示例,但没有完整的 UDS + J1939 组合参考文档 5) 对 RTD300 没有限制,但一般建议使用最新的 RTD。 现有的演示通常使用不同的 RTD 版本,因此任何移植都取决于用户。 BR, Petr
記事全体を表示
S32K324 HSE 设置 ADKP 问题 你好,我目前正在为 NXP S32K324 启用安全调试功能。我通过设置以下属性,将目标配置为具有 UID 多样化功能的动态身份验证:   1.hse_extend_cust_security_policy_attr_id 2.hse_app_debug_key_attr_id 3.hse_debug_auth_mode_attr_id   问题在于,在设置每个属性后和重置之后,目标会立即进入未处理的异常。尽管存在例外情况,但在查询时,属性的设置似乎是正确的。   Re: S32K324 HSE Setting ADKP Issue 你好@MohamedAbdelmoteleb HSE 固件参考手册修订版中的表 992.7 显示了所有属性的类型。 所有这些属性都是 OTP-ATTR: 这意味着属性被存储到 UTEST 内存中。但UTEST 存储器与闪存块 0 位于同一读取分区。这意味着在对UTEST进行编程时,无法访问闪存区块0。您的代码很可能是从闪存块 0 运行的,不是吗? 解决方案是从 RAM 或其他闪存块执行代码(触发 HSE HseSetattrsrv_T 服务)。本手册 "14.6.5 "部分对此进行了说明。 在 HSE 和应用核心之间同步闪存读/写访问",表 151。 此致, Lukas Re: S32K324 HSE Setting ADKP Issue 你好@lukaszadrapa、 谢谢你的澄清。 我们目前使用 Hse_Ip_ServiceRequest 来调用 hseSetAttrSrv_t 请求。根据您的反馈意见和第 14.6.5 节(表 151)中的要求,我想确认一下实施的标准方式: 使用 Hse_Ip 驱动程序:对于这些 OTP 属性服务,继续使用标准 RTD Hse_Ip 驱动程序 (Hse_Ip_ServiceRequest) 是否是标准方法?由于驱动程序通常默认链接到闪存(CRYPTO_43_HSE_SEC_CODE),是否有标准方法将 CRYPTO_43_HSE_SEC_CODE 部分手动重定位到 SRAM 或其他闪存块? 重定位策略:如果 RAM 重定位是标准方法,那么只将 Hse_Ip_ServiceRequest 调用链和同步循环重定位到 SRAM 是否足够,还是必须将整个中断向量表也重定位到 RAM,以防止在意外中断时从 0 块获取数据? 同步方法:为了遵守表 151 中的同步要求,轮询 HSE GPR 寄存器 3 (0x4039C028) 以获取第 24 位和 25 位是确定何时可以安全地从 Flash 恢复执行的标准方法吗? 单块硬件:对于只有单个闪存块的 S32K3 变体("另一个闪存块" 不是选项),SRAM 执行是设置 OTP 属性的标准方法吗? Re: S32K324 HSE Setting ADKP Issue 是的,这是使用 Hse_Ip 驱动程序的标准方法。但驱动程序不准备将必要的代码重新定位到 RAM 或其他闪存块,因此必须手动完成。而且不仅仅是 HSE_IP_ServiceRequest 函数。请注意,该函数会调用其他一些函数。 在使用同步模式时,这是函数内部代码的关键部分: if (HSE_IP_REQTYPE_SYNC == pRequest->eReqType)         { /* 从微秒转换为刻度 */ u32TimeoutTicks = OsIf_MicrosToTicks(pRequest->u32Timeout, (OsIf_CounterType)HSE_IP_TIMEOUT_OSIF_COUNTER_TYPE); /* 向 HSE 发送服务请求 */ Mu_Ip_SetTxRegister(Hse_Ip_apMuBase[u8MuInstance], u8MuChannel, (uint32)pHseSrvDesc); /* 读取计数器的当前值 */ u32CurrentTicks = OsIf_GetCounter((OsIf_CounterType)HSE_IP_TIMEOUT_OSIF_COUNTER_TYPE); /* 等待 HSE 响应 */ while ((FALSE == Mu_Ip_IsResponseReady(Hse_Ip_apMuBase[u8MuInstance], u8MuChannel))&& (u32ElapsedTicks< u32TimeoutTicks)) { /* 更新经过的刻度,OsIf 函数也将更新当前刻度 */ u32ElapsedTicks += OsIf_GetElapsed(&u32CurrentTicks, (OsIf_CounterType)HSE_IP_TIMEOUT_OSIF_COUNTER_TYPE);             }     Mu_Ip... 函数是内联的,所以没有问题。但 BaseNXP 模块中的 OsIf 函数没有内联,因此也需要将它们移到 RAM 中。我建议对该函数进行步进,以查看在该区域执行的所有代码都是从 RAM 运行的。或者您也可以查看地图文件。 我将创建一个功能请求,以便在未来版本的驱动程序中实现对代码重定位的支持,因为我知道这会带来麻烦。 在对UTEST进行编程时,没有任何东西可以访问闪存块0。因此,有必要禁用中断。否则,您必须将所有使用过的资源(向量表、处理程序、函数和处理程序使用的数据)移至 RAM 或另一个闪存块。但由于 OTP 属性通常是在工厂受控环境下编程的,因此禁用中断会更方便。 同步:在配置阶段,编程 OTP 属性时一次启动一个命令是个好主意。在这种情况下,只需等待当前服务完成即可。在更复杂的系统中,有必要同时使用 HSE GPR3 寄存器。 如果是单个闪存块设备,请从 RAM 运行代码。 此致, Lukas
記事全体を表示
错误的 MDC 频率 RW612 frdm_rw612 大家好 在开发过程中,我遇到了以太网连接稳定性问题。在同时使用rw612定制主板和frdm_rw612进行了一些调查后,发现MDC引脚上的频率是错误的。不是 2.5 兆赫,而是 13 兆赫。由于以太网模块 ksz8081 允许高达 10 MHz 的 MDC 频率,因此以太网能在 frdm_rw612 上稳定工作只是运气好而已(您可以从 Zephyr 闪存任何以太网示例,查看 frdm_rw612 上 MDC 引脚的频率是否为 13 MHz) 深入研究后发现,问题的根源似乎在于以太网 MSCR 寄存器,该寄存器在计算 MII_SPEED 时使用固定的 50MHz 时钟值。我在 Zephyr 的 mcux/mcux-SDK/devices/rw612/drivers/fsl_clock 的 clock_gettdrmcienetclk Freq(void)函数下找到了它。 c。 当我使用 M33 处理器频率(260 MHz)计算这个寄存器值时,我看到了正确的 MDC 频率 - 2.5MHz。 根据 RW612 数据表,代码中的频率(50 MHz)似乎是正确的,但实际上它使用 260 MHz 的时钟作为计算参考。 最初,我更改了 CLOCK_GetTddrMciEnetClkFreq 的返回值改为 260 MHz。的返回值改为 260 MHz,但我不确定这是否会影响代码的其他部分,不过现在已经可以正常工作了。 能否请您确认该问题是否存在,并帮助我在哪里解决? RW612 Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 赞一个@Maciej_Jj 感谢你们发现并解决了这个问题! 我的项目也是基于 zephyr 的,但就是因为这个问题卡住了。 Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 您好,Maciej, 我正在查看您的所有输入,是的,您找到了需要修复的相关问题。为了快速解决问题,您可以在函数 CLOCK_GetTddrMciEnetClkFreq 中将 CLOCK_MHZ 的值改为 260MHz。您可以继续工作,我们将在 GitHub 代码库中进行更新。 致以最崇高的敬意, Pavel Krenek Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 你好,里卡多、 是否有任何更新? Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 在 MCUxpresso 样本中,似乎使用 260 MHz 频率来计算 MSCR 寄存器的值: Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 您好, 没问题,我已经使用 MCUXpresso IDE 24.9.25 更新了 frdmrw612_enet_txrx_transfer 样品,在这里一切正常,MDC 引脚的测量频率为 2.5 MHz。 Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 你好 我知道您使用的是 Zephyr,但能否请您帮助我们检查一下在使用 MCUXpresso SDK 时是否也会出现这个问题? 在此期间,我还将查看 Zephyr 的例子。 此致, 里卡多 Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 在这里,我将测量 MDC 频率的 CLOCK_GetTddrMciEnetClkFreq 更 改为 260 MHz: Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 你好,里卡多、 我们的产品正在开发 Zephyr 3.7,但为了确保这个问题可以重现,我设置了 Zephyr 4.1.0.rc3,它使用 ZephyrSDK 0.17.0,在 west.yml 中我看到它指向 HAL 恩智浦修订版。9dc7449014a7380355612453b31be479cb3a6833(https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_nxp/commits/9dc7449014a7380355612453b31be479cb3a6833). 我使用以下命令从 Zephyr 示例中构建 dhcpv4 示例: west build-b frdm_rw612 samples/net/dhcpv4_client/-p 闪烁后,我在控制台看到该示例正确启动。我在 GPIO56 上测量了频率(正好在 frdm_rw612 主板上的 R31 上)。请参见 frdm_rw612 原理图中的图片:   测量频率约为 13 兆赫。根据 ksz8081 数据手册,它的频率不得超过 10MHz,最佳条件是该频率为 2.5MHz: 查看 MSCR 寄存器,其值似乎正确,但实际上必须使用 260 MHz 频率重新计算,而不是 50 MHz。因此,MSCR MII_SPEED 为 13MHz 而不是 2.5MHz,MSCR HOLDTIME 设置为 0,导致连接问题。 我在 enet devicetree 中做了一些变通,但不能这样。使用以下方法会导致 HOLDTIME 值出错,并且仍然存在一些通信问题。 我没有尝试 mcuexpresso 的 eth 示例,因为我们使用 Zephyr 进行开发 Re: Wrong MDC frequency RW612 frdm_rw612 你好 希望你一切顺利。能否详细介绍一下您的设置? 您使用的是哪个版本的 SDK?您尝试使用 SDK 中的以太网示例了吗? 您是如何使用 FRDM 进行测量的? 顺祝商祺! 里卡多
記事全体を表示
学习建立 MCXN556TCDFT 代码开发环境及其架构 您好, ,我被分配到英伟达软件/硬件需求部门负责从头开始的 MCU ASIC qualificaton diag 软件架构/规格/编码工作。 因为这是我第一次接触恩智浦 MCU 解决方案,所以我想向恩智浦 MCU 专家学习,以帮助我建立编码环境并熟悉这种 MCU ASIC 设计。 目标平台板是内华达州的 E4131。 MCXN556TCDFT 是在 E4131 和 PG558 上设计的。 该计划非常紧急,因此您在美国基地网站和台湾基地网站(台湾的 AVNET)上的大力支持可以帮助我加快该计划的实施。 非常感谢。 雷克斯-宋 MCX N
記事全体を表示
bsp 6.18.2 提取 rutabaga-gfx-ffi 失败 你好,恩智浦、 我们尝试为 imx95 19x19 evk 板编译镜像但收到了一些关于 rutabaga-gfx-ffi 的失败消息。 你知道如何解决这个问题吗? 警告: rutabaga-gfx-ffi-0.1.3-r0do_fetch:Failed to fetch URL crate://crates.io/rutabaga_gfx_ffi/0.1.3、如果可用,尝试使用 MIRRORS ERROR: rutabaga-gfx-ffi-0.1.3-r0do_fetch:提取器失败:提取命令导出 PSEUDO_DISABLED=1;导出 DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS= " unix: path=/run/user/1000/bus ";导出路径= " /opt2/imx-imx-6.18.2_1.0.0/bu ild_x_imx95/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/x86_linux/bus usr/bin: /opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/recipe-sysroot-native/usr/bin/python3-native:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/sources/openembedded-core/scripts:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-poky-linux:/opt2/imx-poky-linux:/opt2/imx-poky-linux 十月六日.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/recipe-sysroot/usr/bin/crosscripts:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rux tabaga-gfx-ffi/0.1.3/recipe-sysroot-native/usr/sbin:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-参考发行版、系统开发套件。-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/配方-sysroot-native/usr/bin:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8 a-参考发行版、系统开发套件。-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/配方-sysroot-native/sbin:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-参考发行版、系统开发套件。-linux/rutabaga-gfx-ffi/0.1.3/配方-sysroot-native/bin:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0 .0/sources/bitbake/bin:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/hosttools"; export HOME="/home/craig"; /usr/bin/env wget --tries=2 --timeout=100 --output-document=/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/downloads/ rutabaga_gfx_ffi-0.1.3.crate.tmp --continue --directory-prefix=/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/downloads 'https://crates.io/api/v1/crates/rutabaga_gfx_ffi/0.1.3/download' --progress=dot --verbose 失败,代码为 8,输出见日志文件 ERROR: rutabaga-gfx-ffi-0.1.3-r0do_fetch:Bitbake Fetcher Error:FetchError('Unable to fetch URL from any source.'、crate://crates.io/rutabaga_gfx_ffi/0.1.3') 错误:故障日志文件存储在:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rutabaga-gfx-fifi/0.1.3/temp/log.do_fetch.2636345 错误:任务(/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/sources/meta-imx/meta-imx-bsp/recipes-graphics/rutabaga-gfx/rutabaga-gfx-gfi_0.1.3.bb: do_fetch)失败,退出代码为'1' 注意:任务摘要:尝试了 3827 项任务,其中 3746 项无需重新运行,1 项失败。 摘要:1 项任务失败: /opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/sources/meta-imx/meta-imx-电路板支持包/recipes-graphics/rutabaga-gfx/rutabaga-gfx-ffi_0.1.3.bb:do_fetch 日志:/opt2/imx-yocto-6.18.2_1.0.0/build_x_imx95/tmp/work/armv8a-poky-linux/rutabaga-gfx-fifi/0.1.3/temp/log.do_fetch.2636345 摘要:有 1 条警告信息。 摘要:有 2 条ERROR 信息,返回非零退出代码。 回复: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 你好, 将此链接输入浏览器,即可获取文件。 然后将文件复制到yocto_project/downloads文件夹 ,谢谢, Zhiming 回复: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 如何下载?放在哪里? Re: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 嗨 @craig_chen 我从错误消息中的链接手动下载了这些软件包。然后将它们放入来源文件夹,错误就消失了。 致敬, Zhiming 回复: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 恩智浦能解决这个问题吗?我需要让 Yocto 版本 自动下载必要的软件包,因为需要手动下载的不仅仅是一两个软件包。到目前为止,我已经手动下载了 164 个文件,但还没有完成,经常重复版本-> 下载-> 版本-> 下载。 回复: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 谢谢,它能用。 回复: bsp 6.18.2 fetch rutabaga-gfx-ffi fail 你好@craig_chen 上游 yocto 上有一个修复程序。 https://patchwork.yoctoproject.org/project/bitbake/patch/[email protected]/ https://patchwork.yoctoproject.org/project/bitbake/patch/[email protected]/ 我们的想法是,下载网址应使用 CDN,下载链接应从https://crates.io/api/v1/crates/remain/0.2.15/download变为https://static.crates.io/crates/remain/remain-0.2.15.crate。 致敬, Zhiming
記事全体を表示
NXPのZephyr OS ~まとめページ~ (日本語ブログ) 最近注目を集める比較的新しいRTOSがあります。それが「Zephyr® OS」です。読み方は、「ゼファー」です。 このZephyr OSは、世界の名だたる有名企業がこぞって開発協力やサポートを強化しているオープンソースのRTOSで、NXPはこのZephyr設立当初からのプラチナメンバーとして活動しています。 本ページでは、Zephyr OSを使うためのお役立ち情報をまとめていますので、是非ご活用ください。 Zephyr® シリーズ (Zephyr OSを始めるためのステップ)  ステップ 記事 1 [Zephyr® シリーズ] 第1回 最近流行りのZephyr OSってどんなOS?(日本語ブログ) →先ずはZephyr OS自体の特長を知ろう。 2 [Zephyr® シリーズ] 第2回 はじめてのビルドと実機動作(日本語ブログ) →実際にZephyr OSをビルドして動かしてみよう。FRDM-MCXA153を例にしていますが、他のボードでも同様の手順で動作できます。 3 [Zephyr® シリーズ] 第3回 初めてのLチカとソフトウェアの再利用性(日本語ブログ) →Lチカプログラムを例に、「従来のハードウェア依存のコーディング」と「Zephyrが推奨するハードウェア非依存(スケーラブル)なコーディング」の違いを体感。 4 [Zephyr®シリーズ] 第4回 Kconfigとデバイスツリーの概要と実践的活用法 (日本語ブログ) →従来のMCUソフトウェアエンジニアにとってZephyr OSの慣れない要因として、「Kconfig」、「デバイスツリー」が挙げられます。これらを実例を交えながら解説。 Zephyr お役立ち情報☕ 概要 記事 マイコン向け軽量GUIライブラリ「LVGL」に対応したNXP製GUI生成ツール「GUI Guider」を用いて、生成したGUIサンプルコードをZephyr OS上で実行してみました。 Zephyr OSでUI: GUI Guiderサンプルコードを実行してみる (日本語ブログ) *GUI Guider自体の使い方については、以下の記事もご参考ください。 GUI Guiderを用いたGUI作成のはじめかた (株式会社ネクスティエレクトロニクス) Zephyrで用意されている豊富なサンプルコードの中には、HTTPサーバーのサンプルも含まれており、簡単に動かすことができます。NXPの評価ボード「FRDM-MCXN947」で動作させる手順をステップ・バイ・ステップで解説します。このサンプルを実行するとPCのWebブラウザからFRDM-MCXN947にアクセスして、ページ上のボタンでボード上のLEDをON/OFFできるようになります。 Zephyr HTTP ServerをFRDM-MCXN947で動かしてみた (日本語ブログ) 2026年3月23日現在、NXPのエンジニアが最新のZephyr環境をインストールした際、デバッガを起動できなかったため、その問題と解決策を掲載。 MCUXpresso for VSCでZephyr OS (4.3.99開発中バージョン)を動かすとデバッガが起動しない?デバッガ起動エラーの回避手順を解説 (日本語ブログ) パートナー様 Zephyr関連情報 パートナー様 / 概要 記事 リネオソリューションズ株式会社 NXPの評価ボード「MIMXRT1170-EVKB」を用いた解説記事が、前編・後編の2回に分けて掲載されています。 前編では、Zephyrとは何かという基本的な解説に加え、ソースツリー構成や、本記事の動作確認に使用した NXP MIMXRT1170-EVKB 評価ボードを紹介しています。 後編では、Zephyr環境の準備から始め、Zephyr用アプリケーションの構築および実行手順を解説。 第三回では、実際にLCDに表示を行う例も紹介されています。   Zephyrブログ 第一回 はじめての Zephyr(前編) Zephyrブログ 第二回 はじめての Zephyr(後編) Zephyrブログ 第三回 「LCD に表示してみる」 アイティアクセス株式会社 Zephyr OSの基本的な特徴や、従来のRTOSやLinuxとの違いを整理し、どのようなユースケースに適しているのかを分かりやすく解説されています。続いて、NXPの高性能マイコン評価ボード「MIMXRT1060-EVKC」を例に、Zephyrとセキュアブートローダ「MCUboot」を組み合わせた実践的な開発手順を紹介しています。実機を用いたビルドから書き込み、ファームウェア更新までの流れを通じて、Zephyrを用いたセキュアな組込みシステム開発の具体像を理解できます。 Zephyr OSとは?特徴・利点・他のRTOSやLinuxとの違いを解説 NXP® MIMXRT1060-EVKCで始めるZephyr®と MCUbootによるセキュアブート IARシステムズ株式会社 IAR Toolchainを設定できないといった相談をユーザーからいただきますが、右のリンクにて、NXP MCUをベースに「Zephyr x IAR Tool Chain」を用いた手順を分かりやすく日本語で解説されています。 Zephyr Project DocumentにもIAR ARM Toolchainの使用方法(英語)が掲載されています。   NXPのFRDM_MCXN947でZephyrOSを動かす! NXPのFRDM-MCXA153でZephyr OSを動かす! NXPのMIMXRT1020-EVKでZephyr OSを動かす! Zephyr OSに関連するコンテンツの要望や改善点などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。 NXPジャパン 技術ブログ(日本語) コンテンツ要望・改善アンケート – フォーム​に記入する =========================​ 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。​ お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。​ (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)​ 最近注目を集める比較的新しいRTOSがあります。それが「Zephyr® OS」です。読み方は、「ゼファー」です。 このZephyr OSは、世界の名だたる有名企業がこぞって開発協力やサポートを強化しているオープンソースのRTOSで、NXPはこのZephyr設立当初からのプラチナメンバーとして活動しています。 本ページでは、Zephyr OSを使うためのお役立ち情報をまとめていますので、是非ご活用ください。 i.MX RT Processors i.MX Processors MCX SW | Downloads 日本語ブログ
記事全体を表示
s32 design studio 没有 3.5 版本 您好, ,我需要 s32 design studio 3.5,但在搜索时,3.6 和 3.4 版本清晰显示,而 3.5 版本却没有出现在我的账户中。 它确实出现在另一个人的账户中。 我该怎么办? Re: There is no version 3.5 of s32 design studio HI 只有以前可以访问 S32DS 3.5 的用户才能看到它。 新用户将不再自动看到 S32DS 3.5。 如果需要,这里有 S32DS 3.5 的下载链接: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32DS-3-5 顺便问一下,客户为什么不使用最新的 S32DSv3.6.6? 我在 " S32 Design Studio 3.6.0 发布公告 " 中看到了以下信息: 旧版 S32Design Studio 3.5.x 附带的 开发、附加组件和扩展包与 3. 6.0 版本兼容 在 S32Design Studio 3.5.x 之上发布的 RTD 和运行时软件版本使用智能兼容机制向后兼容 S32Design Studio 3.6.0 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
S32K3 关于 RTD 功能安全软件包的问题 你好,AP 团队, 我们的客户(SWS)正在使用 SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P24_D2405,我们需要 RTD_XXXXX_FMEA.xlsx 文件的所有其余部分。 P24 拥有唯一的 CRYPTO。 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P12_D2403??? 图 1 RTD_4.4_4.0.0_P24_D2405 问候, Fumi 优先级:高 RTD 资料来源直接客户 Re: S32K3 Question about RTD Safety Package 你好,@Fumihiko_Sato、 是的,是SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P12_D2403 版本。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 Question about RTD Safety Package 您好@DanNguyenDuy, 客户无法看到SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P12_D2403... 您知道客户可以从哪里获得吗? 还是客户应该下载其他 RTD Pxx 版本(我不确定这是哪个 s w32k3_s32m27x_rtd_rtd_r21-11_ 4.0.0_ Pxx 版本...)? 图 1 上一个选项卡 图 2 当前选项卡 问候, Fumi Re: S32K3 Question about RTD Safety Package 你好,@Fumihiko_Sato、 从我的角度来看,P12很可能是收费套餐。客户应联系恩智浦营销团队询问此软件包版本。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K3 Question about RTD Safety Package 您好@DanNguyenDuy, ,我会询问营销团队。 谢谢! Fumi
記事全体を表示
用于 RW612(村田 2FR 型)的认证固件 - 符合 RED 标准 你好 我们目前正在与一家实验室合作,为我们基于 RW612 的设计(使用村田 2FR 型模块)获得 RED 认证。 为方便射频测试过程,您能否提供可直接闪存的固件映像以及相应的文档?具体来说,我们要求 蓝牙支持 DTM(直接测试模式)。 Wi-Fi& ZigBee:支持标准监管测试模式。 提前感谢您的帮助。 Re: Certification Firmware for RW612 (Murata Type 2FR) – RED Compliance 你好@_Arthur_,希望你一切都好。 由于我们合作伙伴的模块已经是预认证产品,因此我建议您在认证过程中寻求村田的帮助。他们还在 Type 2FR 模块页面上提供了《无线电法认证应用笔记》,您可以参考该说明了解更多信息。 希望这能帮到您。
記事全体を表示
如何使用 SecureElement SE05x:通过 OpenSSL 使用 SE050(日语博客) 在上一篇文章中,我们描述了在 Raspberry Pi 和FRDM-IMX93 (i.MX 93 的开发板)上为 SE05x(安全元件)设置“即插即用中间件”库的过程。 如何使用安全元件 SE05x:在树莓派上设置即插即用中间件(日文博客) 如何使用安全元件 SE05x:在 FRDM-IMX93 开发板上设置即插即用中间件(日文博客) 通过使用安全元件和“即插即用中间件”,您可以将保护功能应用于所有使用 OpenSSL 执行身份验证的应用程序(例如 Eclipse Mosquitto ™等) ,而无需修改应用程序本身。 本文介绍了将 SE05x 与 OpenSSL 结合使用的实用方法。 (预计时间:10 分钟 *假设 Plug and Trust 中间件已设置完毕) *Plug and Trust 中间件还集成了 OpenSSL,OpenSSL 在 Linux 上被广泛使用。 本文撰写过程中使用的硬件、软件及其版本 硬件: 树莓派 3 B+ 型 EdgeLock ® SE050 开发套件 ( OM-SE050ARD-E ) 五根跳线(公对母或母对母)或一个 Arduino 转 Raspberry Pi 适配器板( OM-SE050RPI ) 软件: 树莓派操作系统 12 64 位 SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 *解压缩后,您可以从 simw-top/doc/index.html 访问文档(以下,“文档”指的是此 HTML 文件)。 中间件中的 OpenSSL 提供程序也可以在 GitHub 上找到,您可以在那里找到命令示例和其他信息。 https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider   本文摘要 OpenSSL 从 3.0 版本开始就有了一个名为 `provider`(或早期版本中的 `engine`)的接口,允许您使用自定义代码替换 OpenSSL 的部分操作。 Plug and Trust 中间件提供了一个提供程序/引擎,用于将 OpenSSL 执行的加密处理替换为使用 SE05x 的加密处理。 相关过程在文档的“8.2”节中进行了描述。请参阅“OpenSSL 提供程序简介”。 如果未使用提供程序(见下图左侧的图表) ,则密钥(包括私钥)将放置在文件系统中,OpenSSL 会读取该密钥并执行处理。 (*由于密钥存储在文件系统中,因此存在密钥泄露的高风险。) 使用服务提供商时(参见下方右侧的示意图) ,界面如下所示: OpenSSL 指示 Plug and Trust 中间件提供程序执行加密处理。 提供程序读取密钥文件,并识别出它是参考密钥的格式后,从参考密钥中检索密钥 ID,并指示 SE05x 使用该 ID 的密钥执行加密。 (如果识别出非引用密钥的常规密钥文件,则该过程返回到左侧。) 在本文中, 创建参考密钥,以便使用 SE05x 出厂时预装的密钥对。 启用 OpenSSL 提供程序 使用这些方法进行签名和验证的步骤示例。 我会解释一下。   在 SE05x 中检索对象列表 与 Plug and Trust 中间件设置类似,我们将启用 venv 并在独立的 Python 环境(虚拟环境)中执行操作。 使用以下命令从 Plug and Trust Middleware 部署目录启用 venv。 cd simw-top/pycli/ source venv/bin/activate 以下命令将显示 SE05x 中的对象列表。 ssscli connect se05x t1oi2c none ssscli se05x readidlist ssscli disconnect 执行结果如下: (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli $ ssscli connect se05x t1oi2c none (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli $ ssscli se05x readidlist sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! Key-Id: 0X7fff0201 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0X7fff0202 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0X7fff0204 NIST-P (Public Key) Size(Bits): 256 Key-Id: 0X7fff0206 BINARY Size(Bits): 144 Key-Id: 0x7fff020b HMAC Size(Bits): No Info available Key-Id: 0Xf0000000 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000001 BINARY Size(Bits): 3760 Key-Id: 0Xf0000002 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000003 BINARY Size(Bits): 3760 Key-Id: 0Xf0000012 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000013 BINARY Size(Bits): 3736 Key-Id: 0Xf0000020 NIST-P (Public Key) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000100 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000101 BINARY Size(Bits): 4392 Key-Id: 0Xf0000102 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000103 BINARY Size(Bits): 4392 Key-Id: 0Xf0003394 AES Size(Bits): 256 (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli $ ssscli disconnect   SE05x 出厂预编程用户识别信息(密钥对、证书) 有关显示对象列表的详细信息,请参阅AN12436:SE050 配置。 以下是一些没有指定用途、可供用户自由使用的密钥对及其证书。 Key-Id: 0Xf0000100 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000101 BINARY Size(Bits): 4392 Key-Id: 0Xf0000102 NIST-P (Key Pair) Size(Bits): 256 Key-Id: 0Xf0000103 BINARY Size(Bits): 4392 0Xf0000101 和 0Xf0000103 分别是与密钥对 0Xf0000100 和 0Xf0000102 对应的证书。 我们来尝试使用密钥对 0Xf0000100。 OpenSSL 将密钥对视为文件,但如果您打算提取和使用私钥,那么使用 SE050 保护私钥就没有意义了。 因此,它是以不包含私钥的格式获得的,称为参考密钥,稍后将对此进行描述。 以下命令将创建用于存储密钥的目录并检索密钥。 mkdir se050_keys cd se050_keys/ ssscli connect se05x t1oi2c none ssscli refpem ecc pair 0xf0000100 reference_key_0xf0000100.pem ssscli get ecc pub 0xf0000100 public_key_0xf0000100.pem ssscli disconnect 为了进行比较,我们还将生成一个不使用 SE050 的密钥对和公钥,如下所述。 请执行以下命令。 openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out keypair.pem openssl ec -in keypair.pem -outform PEM -pubout -out public_key.pem 关于参考密钥 让我们显示使用以下命令获得的参考密钥和公钥的内容。 openssl ec -text -noout -in reference_key_0xf0000100.pem openssl ec -text -noout -pubin -in public_key_0xf0000100.pem 执行结果如下: (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl ec -text -noout -in reference_key_0xf0000100.pem read EC key Private-Key: (256 bit) priv: 10:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00: 00:00:00:f0:00:01:00:a5:a6:b5:b6:a5:a6:b5:b6: 10:00 pub: 04:e7:e0:f5:77:d7:b7:6f:0c:e6:93:7c:61:bf:85: 5e:80:37:76:9a:01:e3:e4:18:60:67:7a:3f:ab:bd: 9b:b6:53:64:4d:40:9b:07:c6:18:c9:5a:74:b9:c7: c8:d4:ae:2e:49:ae:68:63:de:64:77:6d:1e:1c:94: 4b:bb:70:10:0b ASN1 OID: prime256v1 NIST CURVE: P-256 (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl ec -text -noout -pubin -in public_key_0xf0000100.pem read EC key Public-Key: (256 bit) pub: 04:e7:e0:f5:77:d7:b7:6f:0c:e6:93:7c:61:bf:85: 5e:80:37:76:9a:01:e3:e4:18:60:67:7a:3f:ab:bd: 9b:b6:53:64:4d:40:9b:07:c6:18:c9:5a:74:b9:c7: c8:d4:ae:2e:49:ae:68:63:de:64:77:6d:1e:1c:94: 4b:bb:70:10:0b ASN1 OID: prime256v1 NIST CURVE: P-256 如上所示,参考密钥的 `pub` 字段包含与公钥文件相同的公钥,但以 `priv` 开头的私钥部分包含一系列零,表明它实际上并不包含私钥。 参考键中的“priv”字段并不包含私钥本身,而是指示私钥在 SE050 中的存储位置。在本例中,它指示私钥存储在 0xf0000100。 有关格式信息,请参阅文档“8.1.2.2”。它以“EC 参考密钥格式”进行描述。 启用 OpenSSL 提供程序 使用 OpenSSL 提供程序有多种方法,但在这里我们将通过读取配置文件来启用它。 配置文件位于 simw-top/demos/linux/common/ 目录下,并且有多个版本。 openssl11_sss_se050.cnf ----- OpenSSL 1.1.1 and SE050 openssl_sss_se050.cnf ----- OpenSSL 1.0.0 and SE050 openssl30_sss_se050.cnf ----- OpenSSL 3.x and SE050 您可以使用以下命令检查 OpenSSL 版本。 openssl version 如果你使用的是树莓派,那么版本应该是 3.0。 使用以下命令应用配置。将 替换为中间件部署位置。 export OPENSSL_CONF= /simw-top/demos/linux/common/openssl30_sss_se050.cnf   使用 SE050 + OpenSSL 提供程序进行签名生成和验证 请使用以下命令: 使用参考密钥,在 SE05x 中使用 ID 为 0xf0000100 的私钥生成签名。 在 SE05x 中使用参考密钥和 ID 为 0xf0000100 的公钥进行签名验证。 使用客户端密钥进行签名验证 我们会这么做。 openssl pkeyutl -sign -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -out signature_with_provider.txt -digest sha256 openssl pkeyutl -verify -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -sigfile signature_with_provider.txt -digest sha256 openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey public_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -sigfile signature_with_provider.txt -digest sha256 执行结果如下: (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -sign -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -out signature_with_provider.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Performing ECDSA sign using SE05x (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -verify -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -sigfile signature_with_provider.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Performing ECDSA verify using SE05x Signature Verified Successfully (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey public_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -sigfile signature_with_provider.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Not a key in secure element. Performing ECDSA verify operation using host software Signature Verified Successfully 由于 OpenSSL 提供程序已启用,因此将显示与 OpenSSL 提供程序相关的消息。 以下显示表明 SE05x 实际正在使用引用密钥指定的对象来生成和验证签名。如果未显示此信息,请检查OPENSSL_CONF设置。 sssprov-flw: Performing ECDSA sign using SE05x sssprov-flw: Performing ECDSA verify using SE05x 当使用仅包含公钥的文件验证签名时,会显示以下消息,表明 SE050 未使用。 sssprov-flw: Not a key in secure element. Performing ECDSA verify operation using host software 为了进行比较,我们将使用在 SE050 之外生成的密钥对和公钥执行相同的操作。 openssl pkeyutl -sign -inkey keypair.pem -rawin -in public_key.pem -out signature.txt -digest sha256 openssl pkeyutl -verify -inkey keypair.pem -rawin -in public_key.pem -sigfile signature.txt -digest sha256 openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey public_key.pem -rawin -in public_key.pem -sigfile signature.txt -digest sha256 执行结果如下: (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -sign -inkey keypair.pem -rawin -in public_key.pem -out signature.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Not a ref key sssprov-flw: Not a key in secure element. Performing ECDSA sign operation using host software sssprov-flw: Get random data from SE05x (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -verify -inkey keypair.pem -rawin -in public_key.pem -sigfile signature.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Not a ref key sssprov-flw: Not a key in secure element. Performing ECDSA verify operation using host software Signature Verified Successfully (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey public_key.pem -rawin -in public_key.pem -sigfile signature.txt -digest sha256 App :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments. sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 sss :WARN :Communication channel is Plain. sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!! sssprov-flw: Not a key in secure element. Performing ECDSA verify operation using host software Signature Verified Successfully 当指定密钥对时,将显示以下内容,表明签名生成是使用密钥对文件中的私钥而不是 SE050 执行的。 sssprov-flw: Not a ref key 但是,由于 OpenSSL 提供程序提供了随机数生成功能,因此在签名生成期间会显示以下内容,并且使用 SE050 生成随机数。 sssprov-flw: Get random data from SE05x 为了进行比较,以下是禁用 OpenSSL 提供程序后使用参考密钥的结果。 (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ export OPENSSL_CONF= (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -sign -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -out signature_without_provider.txt -digest sha256 (venv) shinji@raspberrypi:~/SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/pycli/se050_keys $ openssl pkeyutl -verify -inkey reference_key_0xf0000100.pem -rawin -in public_key_0xf0000100.pem -sigfile signature_without_provider.txt -digest sha256 Signature Verification Failure 参考密钥的 priv 部分被解释为私钥,并据此生成签名。 签名生成成功,但签名验证自然会失败,因为所使用的私钥与公钥不对应。 在这种情况下,我们对使用 OpenSSL 命令的进程应用了 SE050 保护。 以下文章描述了使用 OpenSSL 库将 SE050 保护应用于应用程序的示例。 使用 Eclipse Mosquitto 客户端连接到 Azure IoT 中心 ========================= 我们目前无法 回复 此帖子“ 评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但 在进行咨询时, 请 参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们 ( 日语博客 ) ” 。 (如果您已经是 恩智浦的 分销商或 与 恩智浦 有合作关系 ,您可以直接咨询您的代表。) 在上一篇文章中,我们描述了在 Raspberry Pi 和FRDM-IMX93 (i.MX 93 的开发板)上为 SE05x(安全元件)设置“即插即用中间件”库的过程。 如何使用安全元件 SE05x:在树莓派上设置即插即用中间件(日文博客) 如何使用安全元件 SE05x:在 FRDM-IMX93 开发板上设置即插即用中间件(日文博客) 通过使用安全元件和“即插即用中间件”,您可以将保护功能应用于所有使用 OpenSSL 执行身份验证的应用程序(例如 Eclipse Mosquitto ™等) ,而无需修改应用程序本身。 本文介绍了将 SE05x 与 OpenSSL 结合使用的实用方法。 (预计时间:10 分钟 *假设 Plug and Trust 中间件已设置完毕) *Plug and Trust 中间件还集成了 OpenSSL,OpenSSL 在 Linux 上被广泛使用。 安全 技术聚焦 日本博客
記事全体を表示
Ara240 DDR Speciification HI NXP Team, We have query Regarding Ara240 Does it support LPDDR 5 or it is restricted to LPDDR 4 only. Re: Ara240 DDR Speciification For the Ara240 only support the LPDDR4, no LPDDR5 by now. Ara240 Discrete Neural Processing Unit (DNPU) | NXP Semiconductors
記事全体を表示
S32E288 secondary core flash image Hello, I am trying to create a bootable flash image for the S32E288-975EVB and have created several related posts about it: About memories - TCM, AXIF and AXIM CRAM  Booting from flash  About BLOBs and IVTs and DCDs  I have managed to bring up the SMU core from flash with my custom BLOB and I believe I have also managed to comprehend the start sequence of secondary cores, but I am now missing a bootable flash image. I have managed to create a raw binary image by following this guide. I have also consulted AI about the topic and it is very confident in saying that even if I have the binary, that I can flash to my QSPI_flash, then I would still need a special procedure in my SMU boot core for copying it from flash to R52 bootable RAM to make sure that each section gets correctly copied to it's designated DRAM or CRAM section. Can anyone please confirm, whether I can just "dumb copy" my entire R52_0_0 binary flash image to RAM and boot the R52 core just setting the correct entry point OR do I need to create another procedure for copying each section to it's designated RAM address as defined by the linker and/or the map file? Re: S32E288 secondary core flash image Hey @chenyin_h  Thanks for the initial clarification, but I think I would require a bit more specific information.  To answer your question: Yes, the current boot sequence is: 1. I create a bootable BLOB with the S32 Design Studio IVT tool, where I use my SMU M33 project binary as the application binary. 2. The goal: The SMU core should then bring up the R52 cores (I'm testing with a single R52_0_0). I believe I have the boot sequence set up, but with no way to test, since I don't have the R52 application binary in RAM. Could you clarify on this "it will move the secondary image from your flash to each RAM location". Who do you refer by "it", the bootROM or the SMU boot core? Additionally, could you also describe the process of copying the code from flash to RAM, which registers should definitely be configured and which could pose problems with access errors or whatnot? Re: S32E288 secondary core flash image Thanks for your post. May I know if the boot sequence is SMU--> RTU0_C0? If yes, typically you may flash both images for SMU and RTU0_C0 to the flash, and the first image is load by the bootROM, while running your SMU application, it will move the secondary image from your flash to each RAM location, according to different RAM sections definition from the settings. BR Chenyin Re: S32E288 secondary core flash image Hello, @HiddenSquid  Thanks for your reply. 1. It here means the SMU application. 2. It is a software defined process, the SMU application would copy data as defined in different memory sections to each part, to be simple, if the RTU0 application is targeted running on 7M SRAM, then the corresponding data should be copied from Flash to the SRAM by SMU application. I suggest directly referring to GreenVIP 1.3.1 for details, which is actually booting from SMU and then loaded images for cores in RTU0 and RTU1. BR Chenyin
記事全体を表示
BMA6002 can't wake up or communicate MC33772C after configured to TPL2 mode Hello NXP engineers. I am currently developing a BMS project and trying to establish communication with the MC33772C using the BMA6002, but at the moment the MC33772C has not been responding, and I would like to ask if there is any relevant experience or advice. Current system architecture S32K312 MCU │SPI ▼ BMA6002 │TPL ▼ MC33772C The MCU communicates with the BMA6002 via SPI. The BMA6002 acts as a TPL gateway to communicate with the MC33772C. So far the following is confirmed to be normal: 1. SPI communication between S32K312 and BMA6002 is normal 2. Can read/write BMA6002 registers normally 3. Have configured port0 and port1 of BMA6002 to TPL2 mode 4. Using initialization flow of MC33772C in Gen1 SDK However: MC33772C does not have any response. SDK situation According to the description of the BMS SDK on the NXP website: - MC33772C belongs to Gen1 SDK - BMA6002 belongs to Gen2 SDK Currently my implementation is: - Using the driver and initialization of MC33772C from Gen1 SDK Process -Use BMA6002 as communication gateway Not sure if this combination of Gen2 gateway + Gen1 BCC is officially supported. Initialization Flow The initialization flow basically refers to the sample code of MC33772C in Gen1 SDK: Status = Phy_665a_Init( PHY_665A_SPI ); Status=Bcc_772c_Init(NULL_PTR); Status=Bcc_772c_WakeupChain(BCC_CHAIN_ADDR, &BmsTDCfg_1); Status=Bms_TD_Send( &BmsTDCfg_1, &ErrorStatus); BCC_TD_Wait( &BmsTDCfg_1); Status=Bms_TD_Clear( &BmsTDCfg_1); Status=Bcc_772c_Enumerate(BCC_CHAIN_ADDR,BCC_DEVICE_ADDR, &BmsTDCfg_1); Status=Bcc_772c_COM_ReadRegisters(BCC_CHAIN_ADDR,BCC_DEVICE_ADDR,MC33772C_INIT_OFFSET,1, &BmsTDCfg_1); Status=Bms_TD_Send( &BmsTDCfg_1, &ErrorStatus); BCC_TD_Wait( &BmsTDCfg_1); if((BmsTDCfg_1.PhyTD- >Response.Data[3] &MC33772C_INIT_CID_MASK)! =BCC_DEVICE_ADDR) BmsTDCfg_1.PhyTD- >Status=PHY_TS_TIMEOUT, timeout while executing Read INIT register flow. The SPI data read when waking up the 772c is: 00 00 02 00 06 9E 00 04 40 01 02 AC 6 bytes (48 bit) per frame, which appears to match the TPL2 frame length. These data are TPL2 data frames sent during the initialization/wakeup phase of the MC33772C. Current Phenomenon Currently observed: - BMA6002 port0/port1 has been configured for TPL2 mode - The above TPL2 data frame was sent during the initialization phase - But no response was returned by the MC33772C Questions 1. Is the combination of BMA6002+MC33772C officially supported? (i.e. Gen2 gateway+Gen1 BCC combination) 2. When BMA6002 is configured in TPL2 compatibility mode, can use the MC33772C initialization flow of Gen1 SDK directly? 3. Are the following two frames the legal initialization/wakeup TPL2 frame for MC33772C? 00 00 02 00 06 9E 00 04 40 01 02 AC 4. When using BMA6002 to communicate with MC33772C, is there any additional wake pulse or special configuration needed to wake up MC33772C? Any relevant debugging suggestions or reference configurations would be greatly appreciated for pointers. Thank you! Re: BMA6002配置为TPL2模式后无法唤醒或通信MC33772C 1. Is the combination of BMA6002+MC33772C officially supported? (i.e. Gen2 gateway+Gen1 BCC combination) gw] can be used in this way but there is no existing example. 2. When BMA6002 is configured to TPL2 compatibility mode. Is it possible to use the MC33772C initialization flow of Gen1 SDK directly? [gw] Theoretically it's possible. 3. Are the following two frames legitimate initialization/wakeup TPL2 frames for MC33772C? 00 00 02 00 06 9E 00 04 40 01 02 AC [gw] You can try it yourself: Cut the port to TPL2 and use it directly for inline verification: if the frame is illegal, BMA6002S will mark the error in the corresponding EVH_TPLx_ERR_STAT; If the frame is legal and meets the wake-up timing, MC33772C will exit hibernation.     4. When using BMA6002 to communicate with MC33772C, is there any additional wake pulse or special configuration required to wake up MC33772C? gw]Cut the port of BMA6002S to TPL2 and enable it, then send the TPL bus wake-up sequence specified by MC33772C (two valid TPL messages, 500-700 µs between them ), MC33772C will be woken up by the bus from Sleep/Idle; if the wake-up sequence is incomplete, the device will return to low power after tNOWUP ≤ 1.3 ms. If the wake-up sequence is incomplete, the device will return to low power consumption after tNOWUP ≤ 1.3 ms.
記事全体を表示
S32N55 模块中 FSS 的 GPIO 组不匹配 Rem_Cm 您好, 每个实例的 GPIO 库数量可以从参考手册中获得。 不过,在 EB 模块 Rem_Cm 中的 vGPIO 配置中,上述每个实例都可以选择三个组。    这是预期行为,还是说明存在潜在问题? BR 亚历克斯 RTD Re: S32N55 mismatch GPIO banks of FSS in the module Rem_Cm 嗨,@Alex_Liu、 在我看来,这个问题是 RTD 驱动程序的一个错误。我已就此问题向 RTD 团队提交了故障单(ARTDCMCR-1327)。 顺祝商祺! 丹
記事全体を表示
IMX8MPLUSでxtestが失敗する imx8MPLUS-BB 開発ボードで optee をインストールし、xtest を実行すると、以下のエラーが発生します。 その後、r = ADBG_EXPECT_TEEC_RESULT(c, TEEC_ERROR_SECURITY, res) を r = ADBG_EXPECT_TEEC_RESULT(c, TEEC_ERROR_GENERIC, res) に変更したところ、次の問題が再び発生しました。 とても混乱していて、解決方法がわかりません よろしくお願いします! Re: xtest fails on IMX8MPLUS 古いスレッドなので、おそらくもう答えは気にしないかもしれませんが、他の人も同じ問題を抱えてこの投稿に出会うかもしれません。 私の場合、別のソフトウェア リビジョンに切り替えると問題が解決するようです。optee-os と x-test 6.6.52-2.2.0 ("4.4.0")を使用していたとき、テストはあなたが示したのと同じ方法で失敗しました。optee-os および x-test 6.12.49-2.2.0 ("4.8.0")では、この問題は再現されなくなりました。 最初から構築する場合は、optee と x-test の NXP github リポジトリを使用することを忘れないでください。 - https://github.com/nxp-imx/imx-optee-test - https://github.com/nxp-imx/imx-optee-os Re: xtest fails on IMX8MPLUS どのバージョンの BSP を使用していますか? Re: xtest fails on IMX8MPLUS 実際、これは私の問題を修正したコミットです (6.12 には存在しますが、6.6 には存在しません)。 commit c6c7967f74d4c6267750b3ff42067c004f8cad33 Author: Jens Wiklander Date: Fri Dec 13 10:01:33 2024 +0100 core: pta: secstore: decrease TA buffer install_ta() uses a buffer allocated from the heap while hashing a TA while installing it. The buffer size is 8kB which is a bit large to reliably allocate from the heap, so decrease it to 1kB. Signed-off-by: Jens Wiklander Acked-by: Jerome Forissier Reviewed-by: Etienne Carriere diff --git a/core/pta/secstor_ta_mgmt.c b/core/pta/secstor_ta_mgmt.c index 162de43be..b8dc9283c 100644 --- a/core/pta/secstor_ta_mgmt.c +++ b/core/pta/secstor_ta_mgmt.c @@ -44,7 +44,7 @@ static TEE_Result install_ta(struct shdr *shdr, const uint8_t *nw, struct tee_tadb_ta_write *ta; void *hash_ctx = NULL; size_t offs; - const size_t buf_size = 2 * 4096; + const size_t buf_size = 1024; void *buf; struct tee_tadb_property property; struct shdr_bootstrap_ta bs_ta;
記事全体を表示
i.MX93:加密数据存储 API 测试错误 嗨,团队、 我按照https://github.com/nxp-imx/imx-secure-enclave/blob/lf-6.12.49_2.2.0/的 README 文件中提供的方法进行了 ELE-HSM 测试。 遇到以下错误。 --------------------------------------------------- Encrypted Data Storage API Test --------------------------------------------------- Data [Encrypted + Signed] stored. SUCCESS Data [Encrypted + Signed] retrieved. SUCCESS Signature Verified. SUCCESS. Decrypted data matches stored Plain data. SUCCESS SAB Error: SAB CMD [0xa2] Resp [0x329] - Provided key-id, Unknown to key store.. hsm_data_ops [RETRIEVE Again] err: 0x3. SUCCESS Retrieved Again: Data Empty. SUCCESS --------------------------------------------------- 为什么 ELE-HSM 测试报告错误? 我需要先在 OTP 中存储密钥吗? 附上日志文件 谢谢! Peter Re: i.MX93: Encrypted Data Storage API Test Error 你好@petertseng 这种现象与测试预期一致;没有必要在 OTP 中存储密钥。 致敬, Zhiming Re: i.MX93: Encrypted Data Storage API Test Error 嗨,志明、 能否用 IMX93 ELE-HSM 代替密码验证 IC(如 ATECC608A)? 如果可能,我该如何实现? 如果您能提供任何相关信息或文件,我将不胜感激。 谢谢! Peter Re: i.MX93: Encrypted Data Storage API Test Error 你好@petertseng 在某些情况下,它们的功能是重叠的,但 ELE-HSM 不能完全取代 ATECC608A。如果您需要完全独立/离线的安全元件,则应使用 ATECC608A。如果你的需求仅限于密钥存储 + AES 加密/解密 + RNG + 安全散列算法(SHA) + 安全启动,那么使用 ELE 是一种选择。 致敬, Zhiming Re: i.MX93: Encrypted Data Storage API Test Error 嗨,志明、 如何在 IMX93 上存储公钥? 公开密钥实际存放在哪里?(例如,在 OTP/eFUSE 或根文件系统中)? 谢谢! Peter
記事全体を表示
Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB S32DS 3.6.1 RTD 6.0.0 * Detailed Description: * Updated the example lwip_FreeRTOS_s32K344 to enable pinging the lwIP stack * from the command window * *ping 192.168.0.209 * *Pinging 192.168.0.209 with 32 bytes of data: *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=2ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 *Reply from 192.168.0.209: bytes=32 time=1ms TTL=255 * *Ping statistics for 192.168.0.209: * Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), *Approximate round trip times in milli-seconds: * Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms * * * EVB: * - All jumpers in default positions * * Configuration: * - Updated pin configuration * - Updated clock configuration * - IP address set to 192.168.0.209 and enabled UDP_ECHO, etc. * - Added DIO * * main.c * - Updated only the header * device.c * - No changes * test.c * - Commented out the code that shuts down the TCP/IP stack after * its predefined timeout * - Added LED task * * ----------------------------------------------------------------------------- * Test HW: S32K344MINI-EVB SCH-94921 REV B, 700-94921 REV B * MCU: S32K344 * Debugger: On Board * Target: internal_FLASH * EVB connection: EMAC <-> USB-to-Ethernet adapter <-> Laptop DELL, Windows 11
記事全体を表示
i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot Hi, I have a project using the i.MX RT1061 with a W25Q128JVSIQ external flash. I'm looking to also support the W25Q128JVSIM (due to availability). However, the W25Q128JVSIM doesn't come with the QE-bit (Quad Enable) locked to enabled. When trying to boot from it I see what I assume is the boot ROM trying to execute a Fast Read Quad I/O without first enabling the QE-bit (see screenshots for the two first commands sent). It seems to first read the FlexSPI Configuration Block (which is expected), but then the quad read fails and nothing happens (bootloader isn't started). I suspect I have to ensure the QE-bit is enabled during production for this to work, but I was curious whether the i.MX RT1061 supports booting from non-QuadSPI NOR flash at all? It kind of seems that only Quad and Octal flash are supported (see screenshot for BOOT_CFG1 fuse)? Thanks, Daniel i.MXRT 106x Re: i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot Hi @Habib_MS, Thanks for your reply! Hmm...my understanding was that the quad_mode_setting would only be applied when calling flexspi_nor_get_config, am I misunderstanding something? Is there a way to configure the BootROM to access the flash as QuadSPI through the FlexSPI Configuration Block? Thanks, Daniel Re: i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot Hello @MulattoKid, Booting from non (serial)‑QuadSPI NOR flash is supported. for more details about which flash devices are supported, please refer to Chapter 9.6 “Boot devices” in the RM. I also understand that you highlighted the BOOT_CFG1[3:2] bits in your image. These fields are used by the auto‑probe mechanism, as described in their definition. Therefore, these bits only provide additional information about the flash device rather than controlling its configuration. Concerning the QE bit configuration of the QSPI NOR flash: normally, selecting the correct boot option configuration is sufficient. BR Habib Re: i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot I've found why the BootROM sends quad read commands right after reading the FCB: it's because our bootloader had a custom LUT specified in the FCB. Changing the LUT entry for reading also changed the SPI traffic. As mentioned, the reason I'm looking at this is that I want to be able to support both W25Q128JVSIQ and W25Q128JVSIM, with W25Q128JVSIM not having the QE bit set by default from the factory. I want to set the QE bit during our own production. The way I've been investigating is through using a JLink script to control the FLexSPI peripheral directly. However, I'm having some trouble. I have a command sequence for reading out the Status Register-2 of the W25Q128JVSIM, but it only works if the MCU has first booted into our application (which it fails to do unless the QE bit is already set). If the flash is empty and the BootROM doesn't have anything to boot the JLink script doesn't work, so I'm wondering if there's anything additional setup that's required to configure the FlexSPI peripheral? Here's the script for reference: ExitOnError 1 Device MIMXRT1061xxx5B SelectInterface SWD Speed 4000 Connect halt // Enable clock w4 0x400FC078, 0xFFFFFFFF // Reset module w4 0x402A8000, 0x00000002 sleep 20 w4 0x402A8000, 0x00000000 sleep 20 // Clear errors w4 0x402A8014, 0xFFFFFFFF w4 0x402A80B4, 0xFFFFFFFF sleep 20 // 2) Update LUT to include Read Status Register 2 and Write Status Register 2 commands w4 0x402A8018, 0x5AF05AF0 // Write magic value (i.MX RT1060 reference manual rev3, p.1612) sleep 20 w4 0x402A801C, 0x2 // Unlock LUT (i.MX RT1060 reference manual rev3, p.1612) sleep 20 // LUT entry structure (i.MX RT1060 reference manual rev3, p.1709): // [31:26] = opcode1 // [25:24] = num_pads1 // [23:16] = operand1 // [15:10] = opcode0 // [ 9: 8] = num_pads0 // [ 7: 0] = operand0 // #include // // #define OPERAND_0(x) (x << 0) // #define NUMPADS_0(x) (x << 8) // #define OPCODE_0(x) (x << 10) // #define OPERAND_1(x) (x << 16) // #define NUMPADS_1(x) (x << 24) // #define OPCODE_1(x) (x << 26) // // #define kFLEXSPI_Command_STOP 0x0 // #define kFLEXSPI_Command_SDR 0x1 // #define kFLEXSPI_Command_RADDR_SDR 0x2 // #define kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR 0x8 // #define kFLEXSPI_Command_READ_SDR 0x9 // #define kFLEXSPI_1PAD 0x0 // // #define FLEXSPI_LUT_SEQ(cmd0, pad0, op0, cmd1, pad1, op1) (OPERAND_0(op0) | NUMPADS_0(pad0) | OPCODE_0(cmd0) | OPERAND_1(op1) | NUMPADS_1(pad1) | OPCODE_1(cmd1)) // // int main() // { // printf("WriteEnable: 0x%08X\n", FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x06, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0)); // printf("ReadStatusRegister2: 0x%08X\n", FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x35, kFLEXSPI_Command_READ_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04)); // printf("WriteStatusRegister2: 0x%08X\n", FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x31, kFLEXSPI_Command_WRITE_SDR, kFLEXSPI_1PAD, 0x04)); // // return 0; // } // Each command sequence in the LUT is 4 entires with each entry being 4 bytes (one word) w4 0x402A82E0, 0x24040435 // LUT[14 * 4] = Read Status Register-2 command sequence sleep 20 w4 0x402A8018, 0x5AF05AF0 // Write magic value (i.MX RT1060 reference manual rev3, p.1612) sleep 20 w4 0x402A801C, 0x1 // Lock LUT (i.MX RT1060 reference manual rev3, p.1612) sleep 20 // Read Status Register-2 w4 0x402A8080, 0x80000000 // Clear sequence pointer for port A w4 0x402A8014, 0x1F // Clear pending status w4 0x402A80A0, 0x0 // Set base address w4 0x402A80B8, 0x1 // Reset RX FIFO w4 0x402A80A4, 0xE0001 // SEQID=14, SEQNUM=1, 1 byte w4 0x402A80B0, 0x00000001 // Trigger IP command sleep 50 Re: i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot Hello @dafela, You can use the FlexSPI NOR APIs to enable the QE bit, using the configuration mentioned in my previous message. For additional details on the different methods available to enable the QE bit, please refer to item 19 in this post. You can also find more information about the FlexSPI ROM API in Section 9.13.2 of the RM. On the other hand, if you need guidance on using J-Link, this post provides a general overview along with several useful considerations that may help you. BR Habib Re: i.MX RT1061 Serial non-QuadSPI NOR flash boot Thanks, I'll take a look
記事全体を表示
[お知らせ] embedded-boot-time-instrumentation — LS1043A-RD の PBL/PBI で EL1 セキュアタイマーを有効にする に: NXPコミュニティ – Layerscape / LS1043Aフォーラム から: マット・チャン < [email protected] > 日付: 2026‑02‑07 11:28 (台北、GMT+08:00) リポジトリ: https://github.com/mattchang-engr/embedded-boot-time-instrumentation ライセンス: Apache 2.0(注意事項あり) NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 概要 このプロジェクトはEL1セキュア物理タイマーを有効にします PBL/PBIフェーズ中 NXP LS1043A-RDB で U-Boot を実行することにより、マイクロ秒レベルの解像度で実際のエンドツーエンドのブートレイテンシを測定できます。 私は、タイミングを開始する方法を示す小さな集中リポジトリを共有しています。 最も早いプログラム可能なポイント ブート フロー(PBI)に含まれるため、測定にはリセット、RCW ロード、PLL ロック、クロック切り替え、および U-Boot の前に発生するすべての処理がカバーされます。これは、繰り返し可能な早期ブート計測を必要とするファームウェア開発者、組み込み学習者、および Layerscape ユーザーを対象としています。 リポジトリの内容 GitHubフレンドリー README と 上から下へのブート図 簡潔な ALTCBARの詳細 その 2回のPBI書き込み (1)代替CCSRウィンドウを開き、(2)カウンターを有効にする必要があります 概要 検証スニペット UARTからステージタイムとフルブートの例を表示(約7.947秒) ターゲット: LS1043A‑RDB (IFC NORブート) • Ubuntu 20.04 • LSDK 21.08 (FlexBuild) • U‑Boot 2021.04 SoC ステッピング (ブート ログから): LS1043AE Rev1.0 (0x87920010) システムビュー(最も早い有効化ポイント) T0: システムリセット/PoR | v PBL: IFC NORからPBLを読み取り、RCWをロードする | v クロック: PLLロック+クロックスイッチング | v PBIフェーズ(最も早いプログラム可能なポイント) 1) ALTCBARを書き込む(ACS=0、デフォルトウィンドウ) 2) CNTCRを書き込む(ACS=1、代替ウィンドウ) -> EL1タイマーが開始 | v システム準備完了(リセット完了、SoC リリース) | v U-Boot (コンソールの初期化 -> ボードのチェック -> ブート完了)  | v Linux ブート (カーネル/ユーザー空間) コア方法(2つのPBIライン) 1) プログラムALTCBAR(代替CCSRベースを0x0200_0000で定義) ヘッダー: 0x0957_0158 (ACS=0、BYTE_CNT=4、CONT=1、SYS_ADDR=0x01570158) データ: 0x0000_0200 (ALTCBAR = 0x0000_0200) 2) CNTCRを有効にする(EL1セキュアシステムカウンタ @ 0x02B0_0000) ヘッダー: 0x89B0_0000 (ACS=1、BYTE_CNT=4、CONT=1、SYS_ADDR=0x00B0_0000) データ: 0x0100_0000 (バイトスワップによりレジスタは 0x0000_0001 を読み取ります -> EN/CNTCLKEN=1) なぜ ALTCBAR なのか? ALTCBARは代替CCSRベース(0x0200_0000)を設定するので、 ACS=1 対象とする 0x0200_0000..0x02FF_FFFF ウィンドウ。 以来 CNTCR は 0x02B0_0000はALTCBARをプログラムして使用した後にのみ到達可能 ACS=1 。 CNTCRのBYTEnペイロードは バイトスワップ この段階では、 0x0100_0000 レジスターは 0x0000_0001。 検証スナップショット(UART) U-Boot 2021.04-ダーティ(2024年3月12日 - 11:51:50 +0800) SoC: LS1043AE Rev1.0 (0x87920010) プロジェクト: PBI の開始から u-boot コンソールの初期化まで: 757 ミリ秒 プロジェクト: u-boot チェックボード完了: 820 ミリ秒 プロジェクト: u-boot ブートプロセス完了: 1270 ミリ秒 ... [ 6.673863] ランダム: crng init 完了 TinyLinux ログイン: root 実例: 総ブート数 ≈ 7.947秒 (U-Boot ステージ + Linux ブリングアップ)。 よくある落とし穴(簡単) エンディアン: BYTEn=0x0000_0001 の書き込み (の代わりに 0x0100_0000)がタイマーを離れる オフ。 間違ったウィンドウ: CNTCRを書く ACS=0 またはALTCBARが アドレス範囲が間違っています。 リンクとライセンス リポジトリ: https://github.com/mattchang-engr/embedded-boot-time-instrumentation ライセンス: Apache 2.0 (注意事項あり) 独自の資料は再配布されません。公式ドキュメントについてはベンダーのサイトを参照してください。 フィードバック、他の Layerscape パーツからの測定値、またはブート ソース バリアント (QSPI/SD) がある場合は、ぜひお聞かせください。問題や PR は大歓迎です。 よろしくお願いします、 マット・チャン GitHub: https://github.com/mattchang-engr メールアドレス: [email protected] Re: [Announcement] embedded-boot-time-instrumentation — Enable EL1 Secure Timer at PBL/PBI on LS1043 興味深いプロジェクトです。便利なツールでもあります。
記事全体を表示
Cortex-M33 における i.mx93 LPSPI + eDMA の問題 私はTria i.MX9332 (B1 シリコン) SMARC モジュールを使用しており、 Cortex-M33 上の eDMA で LPSPI6 を使用しようとしていますが、動作しません。 開発環境 VSコード 1.109.0 VS Code拡張機能26.1.56用のMCUXpresso SDK 25.09.00 ハードウェア カスタムキャリアボード上のTria SM2S-IMX93 SPI (LPSPI6) 経由でコネクテッドされたILI9341コントローラを備えた LCD 現在の状況 DMA なしで LPSPI6を使用すると、ディスプレイは正常に動作します。 スループットを向上させるためにLPSPI6 + eDMAに切り替えようとしていますが、完了通知を取得できません。 問題 DMA ベースの転送は開始されたように見えますが、転送の終了時にLPSPI DMA 完了コールバックを受信しません。 詳細および関連するコード/構成は添付ファイルにあります。 何が欠けているのか、またはコールバックがトリガーされない理由を誰か指摘してもらえますか? Re: i.mx93 LPSPI + eDMA problem on Cortex-M33 こんにちは@albi84 EDMAを使用したLPDPIの設定については、添付のパッチファイルを参照してください。 BR Re: i.mx93 LPSPI + eDMA problem on Cortex-M33 サンプルコードをありがとうございます。例を確認することで、うまく動作するようになりました。 Re: i.mx93 LPSPI + eDMA problem on Cortex-M33 こんにちは、 LPSPI と eDMA のスケルトンを共有していただけますか? ありがとうございます。 Re: i.mx93 LPSPI + eDMA problem on Cortex-M33 これはスケルトンではなく、私が実際に使用するコードです。これは役に立ちますか?
記事全体を表示