Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
将 IDE 调试器控制台输出捕获到本地文件 是否有内置的 IDE 方法可以将 S32 Design Studion 调试器控制台内容导出或重定向到本地文件? 我正在使用 IDE 调试器控制台显示用于捕获实时诊断信息以进行单独分析的大型数据数组(使用调试器命令,如print -array on -array-indexes on -elements unlimited -pretty off -- waitrec_m ),但我必须手动选择/复制生成的控制台文本才能将其保存在其他地方。 我希望能够更好地实现这个过程的自动化。 Eclipse IDE 使用和设置 回复:捕获 IDE 调试器控制台输出到本地文件 我终于找到了答案 - IDE 调试控制台有命令“dump”和“set logging”选项,可以将输出重定向到本地文件。 答案就在 Julián 提供的第一个链接之一中(将调试控制台重定向到文件 - NXP 社区) - 我完全错过了该链接中的参考! Julián - 抱歉,谢谢! 戴夫 回复:捕获 IDE 调试器控制台输出到本地文件 谢谢你的建议 Julián - 不幸的是,我相信这仍然依赖于 stdio 库函数的使用,根据我之前的解释,我不能在我的设计中使用这些函数。 我希望找到可以将控制台命令输出重定向到本地文件的调试器控制台命令选项。 例如,调试器控制台命令“print”支持多种命令行选项来格式化和显示程序变量和内存到控制台,但我无法识别任何将该命令输出重定向到本地文件的设置。 问候, 戴夫 回复:捕获 IDE 调试器控制台输出到本地文件 Julián - 非常感谢您抽出时间回复,我们非常感激! 不幸的是,我无法将任何 Semihosting 函数嵌入到我正在测试的代码中,因为它具有时间关键行为,会因添加 fprintf() 或类似的库调用而中断。我只有足够的吞吐能力将诊断数据直接写入基于 RAM 的数组 - 在到达断点后,我必须将捕获的数据显示到调试控制台,并且我试图从中捕获生成的控制台输出。 我已经查看了可用的调试控制台命令,但尚未确定(或理解)允许控制台输出重定向的任何内容。 无论如何,再次感谢您的建议。 戴夫
記事全体を表示
RTC callback function cannot be triggered I am using the S32K344 chip and plan to use RTC to generate logs with timestamps and store them in the SD card, but I am unable to access callback functions. Re: RTC callback function cannot be triggered Yes, I did all of these。 Re: RTC callback function cannot be triggered Hi @SCoder41, Have you set a date and time configuration for the RTC? You also need to set the interrupt driver for the RTC IRQ: After setting a date and time, and the RTC IRQ, the RTC alarm callback should be stepped into when the alarm date&time = current date&time. Keep in mind you do need to install the handler and enable the IRQ in the source code, as well as setting the time&date, configuring the alarm, enabling interrupt and starting the counter to enable the basic functionality of the RTC alarm. Best regards, Julián
記事全体を表示
S32K3xx SpiBaudrateConfigRef 設定 こんにちは、 SDKs ペリフェラル ドライバの構成コンポーネント - LPSPI: 1. Lpspi → SpiExternalDevice → SpiUseBaudrateConfig → SpiBaudrateConfigRef? この設定の目的は何ですか?また、どのように設定しますか? 2. SPI ボーレート選択における SpiUseBaudrateConfig と SpiCalculatedBaudRate の違いは何ですか? 3. SPI ボーレートを設定するためのユーザーフレンドリーな方法が必要です。どうすればそれがCANますか? よろしくお願いいたします。 カルメガン C Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@daniel_ll 、 この件に関してプライベートメッセージをお送りしました。 Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは、ジュリアン Jira のバグへのリンクはありますか? また、どの RTD リリースでこのバグが修正されるのか、詳しい情報はありますか?RTD 5.0.0でも同じ問題に直面している Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjk 社内チームに確認したところ、これはバグです。次の RTD リリースで修正される予定です。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjkさん、 どうやら、MCAL Spi コンポーネントのみが有効な SpiBaudRateConfigRef 値を生成します。私はプロジェクトを IP ではなく MCAL に基づいていたため、これに気づきませんでした。 これは意図されたものではないと思うSO、現時点では、SPI コンポーネントを「UseBaudrateConfig」パラメータなしで構成するか、MCAL コンポーネントを使用して参照を生成する必要があります。これが想定された動作であるかどうかを社内で確認してみます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは、 Lpspi ドライバで SpiBaudrateConfig_0 を SpiBaudrateConfigRef に割り当てることができません。 IDEs: S32DS 3.5.13。 RTD: R22_11 V4.0.0。 SpiBaudrateConfigRef で SpiBaudrateConfig_0 のパスを設定するにはどうすればよいですか? Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjkさん、 すべての構成パラメータについては、それぞれのドライバのユーザー マニュアルに記載されています。「C:\NXP\S32DS.3.6.1\S32DS\ソフトウェア\PlatformSDK_S32K3\RTD\Spi_TS_T40D34M50I0R0\doc」の下RTD_SPI_UM.pdfが見つかります。 1. SpiBuadrateConfigRef は、Spi ボー レートを計算するために使用される参照ノードです。 2. SpiUseBaudrateConfig は参照ノードを使用し、SpiCalculatedBaudRate は次の式を使用します。 SpiCalculatedBaudrate = 関数クロック / (SpiPrescalerValue * (SpiScaler + 2)) 3. 既存の例「Spi_Transfer_S32K344」をベースとしてCAN使用できます。また、前述のファイルの第 3.6.13 章では、ボー レートを設定する方法が示されています。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
IMX8MP - PMIC 故障 大家好, 我们在设计中使用 IMX8M,并使用 PCA9450 PMIC 为其供电。我们的设备在 12VDC 上运行。我们面临的问题是,如果设备使用12V电池供电,那么在设备开启关闭的许多时候,PMIC IC就会损坏。在这里,我们的观察是,只有PMIC受到损坏,没有其他IC或元器件有任何问题。如果我们更换 PMIC,那么板就会开始工作。我们检查了电源设计,没有发现问题。有人遇到过类似问题吗?如何才能解决问题。 谢谢。 PMIC Re: IMX8MP - PMIC Failure 嗨,@Dip_2783! 请确保遵循正确的开机和掉电顺序。如果处理器或 PMIC 正在开启或关闭,则任何电压轨都不应保持激活状态。此外,电源轨不应连接到任何可能干扰 PMIC 或处理器输入/输出的外设。 如果您愿意,可以通过我们的案例门户申请方案审查。我们可以帮助验证您的连接,并提出必要的更改建议。 致以最崇高的敬意, Chavira Re: IMX8MP - PMIC Failure 你好,@Chavira、 关于电源轨连接。大家都知道,5VDC 用于给 PMIC 供电。 3.3VDC 和 1.8VDC 用作上拉或外设集成电路电源。 电源轨 VPP_2V5 用于为 DDR4& 供电,而 VPP_2P85 则用于以太网 PHY。 我们观察到的是,设备在直流电和PoE上可以正常运行,但是当它使用12V电池供电时,它可以多次平稳运行,但有时在开启/关闭时它会突然停止工作。只有在电池上才会出现这种故障,在其他任何电源上都不会出现。 谢谢  Re: IMX8MP - PMIC Failure 嗨,@Dip_2783! 我注意到有几个电源轨(3.3VDC、1.8VDC、VPP_2V85 和 VPP_2V5)始终保持激活状态。 这些电源信号不应连接到任何直接与处理器接口的外设上,尤其是在上电/掉电过程中。 能否请您提供连接详情或示意图,说明这些电源轨的走向? 此外,您能否确认这些电源信号在关机期间是否会干扰 PMIC?这有可能解释我们观察到的问题。 期待您的反馈。 顺祝商祺! 查维拉 Re: IMX8MP - PMIC Failure 你好,查维拉、 请参见所附的 FYR 示意图。 请注意,我们在 VIN+ 和 VIN- 上连接 12V 电池。 此致 浸渍 Re: IMX8MP - PMIC Failure 嗨,@Dip_2783! 感谢您联系恩智浦支持中心! 能否请您提供示意图,说明电池是如何连接到 PMIC 的? PMIC 上的 VSYS 引脚最大支持 6V 输入电压。您如何降低 12V 电池的电压,以确保其保持在安全工作范围内(6V 或更低)? 期待收到您的电路图,以便我们为您提供进一步的帮助。 致以最崇高的敬意, Chavira
記事全体を表示
S32K312 您好。 我想调试我的 s32kevb 板,但它不起作用。 那么,这些意味着什么? 谢谢你的帮助。 Pemicro GDB 用上市失败:闪存编程期间出错。终止调试会话。 PE-ERROR:下载到设备时出错。终止调试会话。 使用故障:处理器试图执行未定义的指令。 硬故障:故障已升级为硬故障。 通过 127.0.0.1 与"127.0.0.1" 断开连接。通过端口断开"52610" from 6224 通过 127.0.0.1 与"127.0.0.1" 断开连接。通过端口断开"52615" from 7224 INFO:DAP IDCODE = 0x6BA02477 目标已断开连接。 Re: s32k312 请注意,Multilink 的某些旧版本不支持 S32K3 ,请参阅: s32ds-v3.4 通过 PE 调试 s32k344 中的讨论。 请告诉我您使用的 S32K3 RTD 版本。 或者把你测试过的项目发给我检查。 您是否在断开 J12 连接的情况下试过板载调试器 (J40)? Re: s32k312 我使用板上的错误名称:调试器:U-Multilink 当我连接电源、USB 和 j12 dubugger 引脚时 在我的调试器中打开 trtpwr... 我第一次做的时候是在调试 我突然做不到了 我把它改成了 GDBMI FORT NUMBER 和 SERVER FORT NUMBER 但现在还是你发给我的那个环境 Re: s32k312 您选择了外部调试器还是板载调试器? 按照步骤3.3 连接调试器电缆、 将一根微型 USB 电缆连接到 J40 连接器,通过板载 S32K3 调试器进行调试。 D14 应该会亮起。然后,您将在 PEmicro 调试器配置视图中看到端口:Embedded Multilink Rev A: Re: s32k312 Q1.最后下载的程序是什么? - 只是在编程我的工作空间 Q2.FS26 热吗? - 不 Q3。如果可以在 RESET 引脚上观察到低电平脉冲,请使用示波器或逻辑分析仪来测量频率。 - 我没有......但我觉得还可以 Q4.请告诉我哪些 LED 是光源。如果您不告诉我具体信息,我将很难帮您迅速找到根本原因。 -led d1、d2、pv3v、d5 位置为左侧 12 伏直流端口 Re: s32k312 Q1。上次下载的程序是什么? Q2。FS26 很火吗? Q3。如果可以在 RESET 引脚上观察到低电平脉冲,请使用示波器或逻辑分析仪来测量频率。 Q4.请告诉我哪些 LED 是光源。如果您不告诉我具体信息,我将很难帮您迅速找到根本原因。 Re: s32k312 您是否按照 3.2 插入电源方法使 FS26 SBC 在看门狗禁用的情况下启动? -> 是的,4 个 LED 灯亮着,插头插在我的 12 伏插孔中 我的板有问题吗? 这个问题是什么意思? 我想知道这些意思以及如何解决......... Re: s32k312 HI 最后下载的程序是什么? FS26 热吗? 如果可以在 RESET 引脚上观察到低电平脉冲,请使用示波器或逻辑分析仪来测量频率。 您是否按照3.2 插入电源的方法使 FS26 SBC 在看门狗禁用的情况下启动? 此致敬礼, Robin
記事全体を表示
LPC1769 是否已过期? 您好, 目前 LPC1769 的供应情况非常糟糕。到目前为止,Mouser和Digikey已经停产了我购买的零件(LPC1769FBD100,551),法内尔甚至表示该设备已停产: 贸泽公司称有替代品,但交货期为 52 周: 恩智浦该设备的当前生产状态是什么? 谢谢。 Re: LPC1769 EOL? 您说得没错,LPC1769 的长寿计划将持续到 2024 年底。 你好@Omar_Anguiano、 快进四年,现在是 2025 年,根据产品寿命页面显示,LPC1769 已退出寿命计划。 在产品页面上,该部件仍然是"active" 。 恩智浦会将LPC1769FBD100供货多久? 谢谢。 丹尼尔 Re: LPC1769 EOL? 分销商也无法获得这些部件。 情况非常糟糕。 Re: LPC1769 EOL? 谢谢@Omar_Anguiano的回复。 你写道 不过,我们不会在论坛上对此进行更详细的讨论,敬请谅解。 很抱歉不能回答您最后的问题。 如果不是在论坛上,我在哪里可以得到问题的答案? 作为恩智浦产品的客户(尽管数量相对较少),我认为这些都是值得回答的问题。尤其是,恩智浦最近推出的其他控制器(如 LPC552*)的可用性也很低。今后,我学会了在选择控制器时不要只看技术特性,还要看是否可用。此外,选择代码包可能会对可用性产生很大的影响(例如,从HLQFP迁移到VFBGA以获得更好的可用性)。我认为,要做出正确的决定,需要与恩智浦的专家进行讨论。 干杯, Dan . Re: LPC1769 EOL? 考虑到半导体供应的整体工业形势,你关于可用性的问题是可以理解的。许多专业出版物中都发表了许多关于这个问题的分析文章,它们为我们行业在去年发生的最初触发信号和动态提供了良好的背景信息。 不过,我们不会在论坛上对此进行更详细的讨论,敬请谅解。 很抱歉不能回答您最后的问题。 致以最崇高的敬意, Omar Re: LPC1769 EOL? 亲爱的@Omar_Anguiano、 我很高兴我在 1 月底订购了我的 LPC1769 设备。现在,大约一个月后,该设备不再可用。我不敢想象,如果我当时没有下订单,会发生什么。这完全是运气。 正如你所确认的那样,该设备尚未停产,但是,52 周的交货时间对我来说还是出乎意料的。 预计恩智浦设备会缺货一整年,这通常吗? 我能指望恩智浦在大约一年后再次推出这款设备吗? 谢谢。 丹 Re: LPC1769 EOL? Hello 您说得没错,LPC1769 的长寿计划将持续到 2024 年底。 LPC1769FBD100,551 和 LPC1769FBD100K 的区别在于包装。 请告诉我这是否回答了您的问题,如果您有更多问题,请随时咨询我。 致以最崇高的敬意, Omar Re: LPC1769 EOL? @Omar_AnguianoOmar,谢谢,您能否确认我们的计算结果正确,LPC1769 的长寿计划将持续到 2024 年底? LPC1769FBD100,551 和 LPC1769FBD100K 有什么区别?产品数据手册中没有提及 " K " 零件号。 Re: LPC1769 EOL? Hello LPC1769 并非 EOL,该部件属于长寿命计划,因此在该计划结束之前,该部件不会成为 EOL。 如果您有更多问题,请随时与我联系。 致以最崇高的敬意, Omar Re: LPC1769 EOL? 你可能需要直接联系恩智浦或官方代理商,以获得澄清。 通常情况下,硅料供应商会向客户发送信息,告知即将发生的 EOL 事件和可能的最后购买选择。我(即我的公司)正在为 90 年代中期的一个 MCU 进行一项研究。每种类型的数量都在 4 位数范围内,因此数量并不多。 Re: LPC1769 EOL? 我也没想到它要到2024年才会停产,但是,我认为一款一年才能上市的设备已经接近停产了。至少这种供应短缺是非常出人意料的,促使我尽早更换现有设计中的这款处理器。 Re: LPC1769 EOL? 据此 https://www.nxp.com/products/product-information/product-longevity:PRDCT_LONGEVITY_HM lpc1769fbd100 自 2009 年 12 月用上市以来的使用寿命为 15 年...
記事全体を表示
无法使用 Segger j-link V9 调试器调试 S32k311 微控制器 我一直在使用 Elekronika India 的评估板开发基于 s32k311 MCU 的 18s 电池管理系统 解决方案。Segger j-link V9-G JTAG 调试器用于闪存和调试。 但当我们调试示例代码时,闪存闪烁后,PC 进入随机 RAM 位置,而不是主函数。附上图片供您参考。除主断点外,没有其他断点。但电脑没有停在主内存,而是转到随机内存位置并停在那里。我用 S32k311 的另一个示例代码进行了尝试,得到了相同的输出结果。   请提出解决方案。   Re: Unable to debug S32k311 mcu using Segger j-link V9 debugger 问题出在 JTAG 适配器板上的 Segger 连接器上。它无法在调试会话之前 RESET 控制器。现在已经解决了。 Re: Unable to debug S32k311 mcu using Segger j-link V9 debugger 你好 但是,当我们调试示例代码时,闪存闪烁后,PC 会进入随机 RAM 位置,而不是进入主函数 好吧,我觉得很奇怪。内核将执行加载的指令。而不是一些随意的人。 在您的软件系统中必须执行一些分支(跳转)到该 RAM 位置。要执行分支,必须在核心寄存器中定义 RAM 位置。 如果按步骤进行调试,就会看到指向 RAM 的分支发生的确切位置及其先决条件。 但电脑没有停在主内存,而是转到随机内存位置并停在那里。我用 S32k311 的另一个示例代码进行了尝试,得到了相同的输出结果。 是的,如果没有达到主断点,就不会在主断点停止。 由于另一个示例给出了相同的结果,因此如果您使用我们的 EVB,可能是电路板上的一些跳线设置。 我们为 EVB 提供了入门指南,其中介绍了所有必要的硬件设置。 但启动调试只会告诉你问题出在哪里。 顺祝商祺! Peter Re: Unable to debug S32k311 mcu using Segger j-link V9 debugger 请查找 gdb 服务器日志以供参考
記事全体を表示
KW45B41Z83 查询 您好,NXP团队, 我目前的项目正在使用 KW45 微控制器,我对它有一些疑问,需要您提供以下意见:- 1) KW45 MCU 是否支持 Autosar? 如果回答为 "是",请提供相关信息,以便实施。 2) KW45 是否支持引导加载器映像功能,我在 sdk 示例中没有找到相关示例,我需要执行固件升级,您能否提供一些相关信息。 请您就此提供一些意见。 感谢并致意 加内什-帕瓦尔 Re: KW45B41Z83 Query 你好,加内什 您是否已经有恩智浦的直接联系人或销售代表?如果您没有任何联系方式,请联系我们的代理商网络|NXP,以帮助您查看有关Autosar KW45支持的请求。 KW45 使用名为 " otac_att " 的示例支持引导加载程序;我建议使用 KW45 EVK 最新 SDK 版本 [25.03] 来查看此示例,本应用说明还描述了有关为 KW45 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13860.pdf 创建固件更新映像的示例和说明 顺祝商祺! 路易斯
記事全体を表示
S32G: FreeRTOS SMP サポートに関する質問 こんにちは、チームの皆さん お客様: クアンタ プラットフォーム: S32G3 モジュール: FreeRTOS SMP サポート Quanta は、 FreeRTOS_4_0_3_CD3パッケージに SMP サポート付きの FreeRTOS v11 の例を投資しており、S32G3 Cortex-M7 プラットフォームでの SMP サポートの実装の詳細を知りたいと考えています。 1. S32G3 の Cortex-M7 コアで SMP を有効にして管理する方法。 2. SMP サポートの実際の範囲はどの程度ですか (例: タスクのスケジュール設定、同期、コア間通信)。 3. キャッシュ コヒーレンスがハードウェアでサポートされているか、または実装でキャッシュを完全に無効にする必要があるかどうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 レオ RTOS Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@congnguyenhuu @lequana2 サポートありがとうございます。これらの回答をお客様にフィードバックします。 BR、 レオ Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@LeoLiAPこの情報はあなたの質問に対する解決策であるとマークしておきます。不明な点があればフィードバックしていただければマークを外します。 Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@LeoLiAP 、 1.リリース4.0.3CD3 には、SMP の組み込みサポートを提供する S32DS サンプルFreeRTOS_SMP_Example_S32G399が含まれています。SMP を有効にするために追加の構成は必要ありません。S32DS構成で SMP の有効化と管理が実行され、すぐに使用できます。 2. S32G SMP は、タスク スケジューラ、キュー、セマフォなどの API をサポートします。 コア間通信では、コア間の信号伝達、コアの再スケジュールのトリガーにコア間割り込みを使用しますが、ストリーム バッファー、メッセージ バッファー API はまだサポートされていません。 上記に記載されていない残りの API については、まだテストが行われておらず、動作が保証されていません。 3. キャッシュを有効にすると、S32G SMP CAN が動作します。 FPU が有効になっている場合はサポートされません。 ご質問がありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。 よろしくお願いします、 コング
記事全体を表示
i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS リセットピン imx93 EVK で外部 uSD モジュール (TI cc33xx) を起動できません。linux-imx github リポジトリからカーネルと DTS ファイルをコンパイルしてビルドし、EVK 上の eMMC から起動して実行しました。 DTS では、M.2 SDIO インターフェース usdhc3 を無効にし、usdhc2 を変更して microSD スロットをサポートするようにしました。Wi-Fi カードの電源が入り、初期化を試みますが、モジュールのリセット ピンへの接続がないため、ファームウェアのロードに失敗します。 さまざまな設定を試しましたが、CANうまく動作しません。モジュールのリセット ピンを imx 93 EVK (11x11) の 40 ピン GPIO ヘッダーに接続しようとしています。コードと EVK リファレンス・マニュアルから判断すると、imx93 40 ピン ヘッダーは gpio2 としてアドレス指定されており、DTS 設定には次の関連部分があります。 reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "WLAN_EN"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete * the host interface initialization after power up, otherwise the * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of * the SDIO3.0 switch voltage. */ startup-delay-us = <20000>; enable-active-high; regulator-always-on; }; usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq { compatible = "mmc-pwrseq-simple"; // reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; post-power-on-delay-ms = <10>; power-off-delay-us = <80>; }; &usdhc2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>; mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>; vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>; bus-width = <4>; keep-power-in-suspend; cap-power-off-card; non-removable; max-frequency = <10000000>; status = "okay"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; wlcore: wlcore@2 { compatible = "ti,cc33xx"; reg = <2>; //interrupt-parent = <&pcal6524>; //interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; }; btti: btti@1 { compatible = "ti,cc33xxbt"; reg = <1>; }; }; pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_SD2_RESET_B__USDHC2_RESET_B 0x31e >; }; モジュールのリセット ピンを 40 ピン ヘッダーのピン 26 にコネクテッドしています。何が間違っているのでしょうか?リセットには EVK の別のピンを使用する必要がありますか? Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin こんにちは! 良さそうですね。唯一の推奨事項は、有効化とリセットに 2 つの異なる PAD を使用することです。このCASE、SAM GPIO2_IO07 を使用します。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin @Manuel_Salas返信ありがとうございます。これらの usdhc2 パーツは見た目が良いですか? reg_usdhc2_vmmc: regulator-usdhc2 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "WLAN_EN"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; gpio = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* * IW612 wifi chip needs more delay than other wifi chips to complete * the host interface initialization after power up, otherwise the * internal state of IW612 may be unstable, resulting in the failure of * the SDIO3.0 switch voltage. */ startup-delay-us = <20000>; enable-active-high; regulator-always-on; }; usdhc2_pwrseq: usdhc2_pwrseq { compatible = "mmc-pwrseq-simple"; // reset-gpios = <&pcal6524 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; reset-gpios = <&gpio2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; post-power-on-delay-ms = <10>; power-off-delay-us = <80>; }; &usdhc2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_wlan>, <&pinctrl_reg_usdhc2_vmmc>; mmc-pwrseq = <&usdhc2_pwrseq>; vmmc-supply = <&reg_usdhc2_vmmc>; bus-width = <4>; keep-power-in-suspend; no-1-8-v; cap-power-off-card; //non-removable; max-frequency = <10000000>; status = "okay"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; wlcore: wlcore@2 { compatible = "ti,cc33xx"; reg = <2>; //interrupt-parent = <&pcal6524>; //interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; }; btti: btti@1 { compatible = "ti,cc33xxbt"; reg = <1>; }; }; pinctrl_reg_usdhc2_vmmc: regusdhc2vmmcgrp { fsl,pins = < MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07 0x31e >; }; pinctrl_usdhc2_wlan: usdhc2wlangrp { fsl,pins = < MX93_PAD_CCM_CLKO1__GPIO3_IO26 0x31e >; }; または、&usdhc2 の pinctrl-0 とは異なる方法でアドレス指定する必要がありますか? Re: i.MX93 EVK SDIO Wifi DTS Reset Pin こんにちは@rtwheato とても順調にやっていると思います。 PAD に関して混乱が生じています。 40 ピン ヘッダーの PAD 26 は &gpio2 7 (EXP_GPIO_IO07) ですが、デバイス ツリー SD2_RESET_B では別の PAD を使用しています。 PIN 26 (EXP_GPIO_IO07) を使用する場合は、次のように変更する必要があります。 MX93_PAD_GPIO_IO07__GPIO2_IO07 よろしくお願いいたします。 サラス。
記事全体を表示
FRDM-MCXW71のPCBアンテナ こんにちは、 評価ボード FRDM-MCXW71 上の PCB アンテナの正しい寸法を取得することは可能ですか?ボードの積み重ねもですか? よろしくお願いします。 ボード設計 FRDMトレーニング Re: PCb Antenna on FRDM-MCXW71 こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。 AN2731 2.4 GHz 通信用コンパクト平面アンテナで、ボード レイアウトとアンテナ設計に関する詳細情報を見つけることができます。 UG10146 MCXW71 ハードウェア設計ガイドでは、ワイヤレス ハードウェア設計のデバイス フットプリント、RF 回路、アンテナなどに関連する PCB 設計とレイアウトのガイドラインも提供されています。 正確な寸法については、 FRDM-MCXW71 ボードデザインファイルを参照してください。 よろしくお願いいたします。 アナ・ソフィア。
記事全体を表示
安装 HSE 后应用程序固件损坏 使用固件 S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0 安装 HSE 后,我安装了完整的内存。 我的应用程序代码不再工作。在调试模式下,尝试访问闪存时可能会出现致命故障。 要与 HSE 合作,我是否需要更改申请中的某些内容? 我只想让 HSE 生成随机数。 Re: application firmware broke after installing HSE 你好@ggreguer 如果 HSE 已启动并运行,如果仍处于 CUST_DEL 生命周期,则可以使用服务 HSE_SRV_ID_ERASE_FW。这将擦除 HSE 固件和 SYS_IMG,所以从 HSE 的角度来看,它几乎就像 "RESET" 一样。我之所以说 "几乎",是因为它不会影响在 OTP 存储器 UTEST 闪存中编程的数据。这意味着,如果UTEST 中的 HSE 功能标志已编程,且已安装 FULL_MEM 固件,则 HSE 保留区域仍将保留。如果安装了 AB_SWAP,UTEST 中的 OTA 标志已编程,因此即使在 HSE FW 擦除后,仍会保留 AB_SWAP 固件的区域。因此,它不是 100% RESET。 如果 HSE 固件出了问题,导致无法启动,则需要恢复固件或通过 SBAF 擦除固件 - 这可以通过握手机制完成。遗憾的是,在这种情况下别无他法。 此致, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 嗨,@lukaszadrapa,你好吗?我会检查这些标志,进一步调查可能发生的情况。 同时,有没有办法对这些锁定的 MCU 进行主 RESET?我需要 RESET 才能从 HSE 中移除所有内容,让它恢复正常工作。我锁定了好几个板,它们确实是必要的。 Re: application firmware broke after installing HSE 如果 HSE 出了问题(时钟配置错误导致的致命错误、HSE 内存资源中的 ECC 错误......),则有可能闪存已为 HSE 锁定,但由于某些错误,操作尚未完成。你可以在 0x4039_C028 位的 16-29 位查看 HSE GPR 寄存器(参见 HSE 固件参考手册 v2.6,表 143)。HSE_CONFIG_GPR3)上的状态位。如果某些位在 RESET 后大约 1 秒后仍被永久设置,那么 HSE 可能处于关机模式,必须开始握手程序。请参阅 HSE 固件参考手册中的 “14.6.7 HSE 固件握手”。我还在这里写了一些说明: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE-ERR-GENERAL/m-p/2072826/highlight/true#M47407 如果这还没有帮助,我需要更多详细信息,以了解故障的具体原因。 此致, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 我还有一个问题:有没有办法在我的 MCU 上执行硬RESET并将其恢复到以前的状态,这样我就可以毫无错误地擦除所有内存? 如您发送的图片所示,我已经通过等待 HSE 初始化测试了我的应用固件,但仍然无法正常工作。当我尝试使用以下方式向闪存写入数据时: C40_Ip_pFlashBaseAddress->DATA[0] = 0x00U; Re: application firmware broke after installing HSE 你好@ggreguer 1.安装 HSE 后,闪存中的部分内容将专门分配给 HSE 固件。您可以查看参考手册中的以下表格: 表 199。启用 HSE_B 固件使用功能标志时的配置详情 表 200。AB 交换配置 https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3XXRM 表 199 实际上是安装 FULL_MEM 时的内存状态。 例如,如果使用 Pemicro 调试器,用户可根据安装的固件选择正确的闪存算法。这样的闪存算法就可以避免进入保留区域。 我相信,Segger 的工具会根据状态寄存器自动完成这项工作。详情请直接与 Segger 联系。 https://kb.segger.com/NXP_S32K3xx#HSE_activated https://www.segger.com/support/technical-support/ 2.安装 HSE 固件后,需要做两件事: - 需要等待 MU_0 中 FSR 寄存器中的 HSE_STATUS_INIT_OK 标志被设置。在此之前,你无法触发任何 HSE 服务。例如,您可以在 HSE DemoExamples 中找到类似的内容: 或者类似 RTD 中的例子: - RESET 后初始化时钟时,必须等待 PRTN0_CORE2_STAT 寄存器中的 WFI 位。这一点表明 SBAF/HSE 处于 IDLE状态,时钟可以更改。在 HSE 运行时不能更改 HSE_CLK,否则会导致不可预测的行为。早期版本的 RTD 驱动程序没有这样做,而是由用户自行决定。现在它已得到修复,并在 RTD 5.0.0 及更高版本的时钟初始函数中实现。 问候, Lukas Re: application firmware broke after installing HSE 安装 HSE 后,我也无法使用 j-flash 擦除内存。 Re: application firmware broke after installing HSE #hello@lukaszadrapa 我正在开发 S32K3X4EVB-T172 板并尝试安装 HSE 固件 HSE 固件刷新成功,但我的应用程序始终停在: if (FALSE == checkHseFwFeatureFlagEnabled()) { /* Stuck here */ } 因此,HSE FW 初始化无法进行。 我检查了 UTEST 区域 (0x1B000080),得到的值是 0XFFFFFFFF ,请查看我们的项目和图像,并帮助我们解决这个问题。 谢谢
記事全体を表示
TL431 稳压器电阻器 大家好 我对 TEA1733T ic 有一些疑问,希望得到澄清。 tea1733t ic 数据表: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1733T.pdf 应用说明: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10868.pdf 图 1-这是 TEA1733T 集成电路的参考示意图。 1- 我的第一个问题是,如果我想要 24 伏 3 安培的输出电压,那么电阻 R23 和 R24 的值是多少(如何选择这些电阻)? 2- 我的第二个问题是,在栅极电压为 10-12V 和开关频率为 66khz 的情况下,馈入变压器原边的 MOSFET 的开关电压是多少? 谢谢! 隔离栅极驱动器 Re: tl431 regulator resistor 您好@TomasVaverka我有一些疑问,能否请您解释一下? 1-(MBR20100) 这个 D9 和 D10 二极管的目的是什么? 2- OPTIMER 和 ISENSE 引脚内部如何工作? 应用说明: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10868.pdf Re: tl431 regulator resistor 感谢@TomasVaverka的回答。 Re: tl431 regulator resistor 你好,贾斯汀、 对于 24V/3A 输出,反馈分频器(R23 和 R24)将 TL431 参考设置为 2.5V。比例是 因此,如果 R24 = 5.1 kΩ,R23 ≈ 43 kΩ。 R25 和 C17 构成环路稳定性补偿网络的一部分。典型值为 R25 = 1 kΩ-10 kΩ,C17 = 100 nF-470 nF,根据 AN10868 进行调整。 MOSFET 切换整流后的直流总线电压,115 VAC 输入约为 160 V,230 VAC 输入约为 325 V。门驱动器电压为 10—12 V,开关频率约为 66 kHz。 BRs, Tomas
記事全体を表示
さまざまなスリープモードからのウェイクアップ時間ベンチマークi.MX93 みなさん i.MX93を GUI アプリケーションとして使用し、しばらくするとスリープ モードになります。さて、スリープモードから再び完全に動作するようになるまでにかかる時間を誰かが考えているかどうか知りたいです。関連するベンチマークが記載された表がどこかで(少なくともLinuxターミナルの準備が整うまでの時間)見たと思ったのですが、ドキュメントにはもう見つかりません。 誰かがドキュメントがどこにあるかを知っているか、またはウェイクアップにかかる時間を自己測定またはテストしていますか?ウェイクアップソースは、M33 LPUARTまたは付属のタッチスクリーンです。 よろしくお願いします、マイク パワー Re:さまざまなスリープモードからのウェイクアップ時間ベンチマークi.MX93 こんにちは、Zhiming、 私の質問に関してあなたの努力と時間をありがとう。 私は今のところあなたの最後の投稿を解決策としてマークします。後で意味したドキュメントに出くわした場合は、ここにリンクします。 よろしくお願いいたします。 Michael Re:さまざまなスリープモードからのウェイクアップ時間ベンチマークi.MX93 こんにちは、Zhiming、 きっとNXPのウェブサイトだったと思います。このページは、前の回答で投稿したパワーベンチマークとほぼ同じ外観でした。 1つの列にはさまざまなスリープモードがリストされており、他の列の1つには、Linuxターミナルが入力の準備が整うまでの時間がありました。その間にいくつかの列があったかもしれませんが、これらは私のユースケースにとって重要だったものでした。 よろしくお願いいたします マイケル Re:さまざまなスリープモードからのウェイクアップ時間ベンチマークi.MX93 こんにちは、Zhiming Liu、 ご回答ありがとうございますが、これらは私が考えていた測定値ではありません。私はかなり確信しています、私はLinuxターミナルが新しい入力の準備が整うポイントまで、さまざまなスリープモードを離れるまでの時間が測定された場所のどこかでドキュメントを見つけました。しかし、残念ながら、このドキュメントはもう見つかりません。 よろしくお願いします、マイケル
記事全体を表示
EB:如何在EB中设置优先级分组? 当我在平台模块中使能Isr的时候,发现最大优先级只能到15,如果优先级设置的大于15的话,EB就会报优先级超出范围的错误。我怎样才能将优先级设置为大于 15?我想知道是否可以在EB中设置优先级组。 这里我使用s32k344和RTD 4.0.0.0
記事全体を表示
TEA2017 SNSFB 电源正常信号的意义? TEA2017 在 SNSFB引脚有接一个光耦到次级,但是次级接的是一颗100K的电阻,这只是增加假负载的作用吗?也就是在空载的时候让输出电压更稳定?因为这个只是加在Vout+和GND之间,还是只是用于测试用?谢谢 回复: TEA2017 SNSFB 电源正常信号的意义? 麻烦您再提交一个ticket吧用公司的邮箱!这个case太久了! 回复: TEA2017 SNSFB 电源正常信号的意义? 您好, 请问贵司推荐的LLC使用的K值是多少? 计算的增益范围是多少?因为贵司的Demo上K值都取的很高,和一些文献上说的K取值3--6之间有些差异,请问这个原因何在?是否有相关的设计指南,也就是K L Q M等的设计指南,谢谢 回复: TEA2017 SNSFB 电源正常信号的意义? 应该是这个,你画的那个是100K 回复: TEA2017 SNSFB 电源正常信号的意义? 谢谢您的回复,也就是对于电路来说这个子电路是没有必要的?对产品性能没有影响?串联的100R的电阻是接在光耦的初级?也就是发光管上串联?谢谢啦
記事全体を表示
S32K344从待机唤醒后程序从哪里开始运行? S32K344从待机唤醒后程序从哪里开始运行? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 谢谢 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 是的。将 GPIO 设置为高电平,然后将 1 写入 DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG]: 建议使用示波器确认引脚状态。 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 那么当我的 MCU 从待机模式唤醒到运行模式时,我可以一直保持 GPIO 输出高吗? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 是的。 看一下 图8。S32K3xx 低功耗管理 的 PAD保持流程.pdf。待机期间,所有引脚均保持其在运行模式下的最后状态。 无论进入待机模式前是否启用了焊盘保持功能,GPIO 都会始终保持进入待机模式前设置的状态。焊盘保持功能的主要作用是在 MCU 复位到焊盘保持禁用(写入 DCM_GPR->DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] = 1)期间保持 GPIO 模式。 Re: Where does the program start running after S32K344 wakes up from standby? TPS62135、TPS54J061RPGR and BQ25171Q1。Can I maintain the high output level of S32K344 gpio pin during the system reset period when S32K344 wakes up? 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 请告诉我电源管理芯片的零件编号。如果只需要维持S32K3引脚电压,请阅读7. S32K3xx低功耗管理 待机模式下的Pad保持.pdf。 回复:S32K344从待机状态唤醒后程序从哪里开始运行? 我们的S32K344管理着给其他模块供电的电源管理芯片,需要S32K344来启用这些电源管理芯片。如果我从待机模式唤醒 S32K344,它将从重置处理程序执行系统重置以运行程序,并且我们主板上的其他模块将断电。我该如何解决这个问题?
記事全体を表示
RT1061は、SPIやフラッシュでプログラムを実行することはできませんが、RAMでうまくデバッグできます。 私は初心者で、RT1061でI2C経由でLEDドライバーチップを駆動することに取り組んでいます。RAM デバッグ モード (LED が点灯) では正常に動作しますが、flexspi_flash_nor_debug を使用すると、IAR シミュレーションでも jflash で点滅してもハードウェアの初期化が失敗します。フラッシュの内容を読み取ることができるので、コードが読み込まれます。広範囲にチェックしましたが、原因は見つかりません。助けてもらえますか?感謝。 私はflexspi1を使用しており、コードはhello worldの例から部分的に移植されています。 ブートROM|ブート|フラッシュ Re:RT1061は、spiでもフラッシュでもプログラムを実行できませんが、RAMでうまくデバッグできます。 RT1021を使用して通常のGPIOでLEDを点灯させるときにも同じ問題が発生しました。サンプルコードをほとんど変更せず、IOポートを変更しただけです。Keilを使用しましたが、デバッグモードではLEDが問題なく点灯します。ただし、flexspi_flash_nor_debugを使用すると、LEDは点灯しません。
記事全体を表示
DMA 应用说明 这是“MPC57xx:配置和 使用 eDMA 控制器”应用说明也适用于 S32K322 吗? 回复:DMA 应用说明 我可以使用任何通道来连接任何外设吗?或者是否有任何预定义的通道与外设连接? 回复:DMA 应用说明 我需要将 CAN3 路由到 DMA 通道,我怎么知道需要从 DMA MUX 中选择哪个 DMA 通道。 回复:DMA 应用说明 是的,可以使用,但主要参考 S32K3 参考手册,因为那里可能存在细微的差别。
記事全体を表示
S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error I have being trying to install the plugin S32K1xx Develpoment package and S32SDK S32K1XX RTM v4.0.1 in S32 Design Studio v3.5 but always getting the below error. Here is the error details: An error occurred while installing the items session context was:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64 1.0.0.202010271245, action=com.nxp.s32ds.ext.rcp.p2.core.actions.InstallAction). Error Error unzipping C:\NXP\S32DS.3.5\eclipse\p2\org.eclipse.equinox.p2.core\cache\binary\com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64_1.0.0.202010271245: invalid entry size (expected 0 but got 6975327 bytes)  Also when I completed this installation I was not able to see any of the development packages, so i added offline packages. But still this error is not  S32 SDK for S32K1 Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error So finally I have found that there are alot of restrictions on my company laptop which restrict alot of installation even thought the S32DS installer says its installed everthing properly. So the solution was to i had to update the S32DS using offline method which also had error but worked after few work around onto our firewall. Also this RTM 4.0.1 is not going to work in S32DS V3.5 because moving forward RTD will be used, so this RTM will not be supported and update for V3.5. Got the RTD V2.0.0 working and now moving forward into the project. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Which Package are you trying to install? Let me know so I can test it from my side. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error I have S32DS v3.4 and the SDK there are working fine, but the problem is the project i'm upgrading is for ISO26262 and the SDK for that are only compatible with V3.5. I tried adding them to the v3.4 but it gives error and is not visible. So i have no other option than to try and get V3.5 working so that the team can work using th SDK for function safety.  I have also tried to uninstall and install the V3.5 several time i have told my IT to give me full access for the installation process  still there is blocking and the SDK are never downloaded. I have to somehow get it working.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Sorry for all the problems, noting that you are facing several problems with the installation of packages, I can recommend working on the newest versions of the SDKs in the S32DS v3.4. Another thing you can try is to uninstall S32DS 3.5 and try installing the corresponding packages again. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Yes, i have all the sites added here in the list  Here is the list i have added in the Available software list. Now when i open the extension and update page the error log shows that the files cannot be accessed. As shown below. Also when i try to open the site on the web browser it shows that page not found 404 for almost all the websites giving error. So when i tell that IT team to unblock they suggest to check if the site is accessible from browser which it does like it open a page. Here is the example of 2 site i tried to access externally, So when they check it opens a page so they cannot figure it what is getting blocked. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  I am attaching an image of the available software sites that reach the content for S32DS 3.5. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Yes , i contacted my IT team for this also and they are saying they do not see any block for nxp site they have even added few nxp websites that we found in the error log. My IT team told that if you NXP team can give a list of sites that needs to be bypassed they can do that for me.  But yes i can loop in my IT team and get this sorted can you tell me the process of doing that, do i need to create a ticket for that.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  As S32DS is having problems downloading some items, it looks to have a connection problem with some update sites. A possible cause of this situation could be a firewall issue or also could be caused by your company's IT/Network policy. Please help us contact your local IT to verify if this is the reason for this situation. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Tried to update the S32 DS using the Install New software Option but there also i'm getting error as below.  Tried installing Update 2 ,3 and 6 all are failing the same way. After the error the installation in terminated.  I want to install S32k1xx RTM and few SDK regarding Function Safety ISO26262 which are only supported for v3.5. Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Could you please share your installation details? In the meantime, please install any S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Update from version 4 onwards.  Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @VaneB , I did see these post it says to use a offline installer. I'm using that offline packages only since the sdk was not available during the start only. I was able to install the S32DSK1xx Development package using the offline package but not the RTM 4.0.1 is there any compatibility issue with RTM 4.0.1 and s32DS v3.5 since the same RTM v4.0.1. Also i have not updated the S32DS v3.5 its the base version i can see there are 12 updates to it i have not installed that Re: S32k1xx RTM 4.0.1 installation Error Hi @rj3010  Similar situations have been discussed in several threads, try the workarounds provided in the links I am attaching, and if the problem persists let me know.  'Installing software' has encountered a problem. S32K DS update problem Extensions and Updates not working correctly B.R. VaneB
記事全体を表示