Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
S32K148 FlexCAN1 中断转到 DefaultISR,尽管矢量表注册正确 - FreeRTOS 矢量表设置: 启动过程中通过 startup_S32K148.S 将向量表从闪存复制到 RAM __VECTOR_RAM 正确设置为 0x1FFF8000 S32_SCB->VTOR 正确指向 RAM 向量表 Assertion e_assert_void((uint32_t)__VECTOR_RAM == S32_SCB->VTOR) 通过 中断注册: 使用 intc_register_handler(CAN1_ORed_0_15_MB_IRQn,CAN1_ORed_0_15_MB_IRQHandler,NULL) 处理程序地址被正确写入__VECTOR_RAM[104](IRQ 88 + 16 = 向量 104) intc_set_priority(CAN1_ORed_0_15_MB_IRQn、17) 将优先级设为 17 intc_enable_irq(CAN1_ORed_0_15_MB_IRQn) 在 NVIC 中启用中断。 FlexCAN1 配置: 邮箱数量:已配置 32 个邮箱(FEATURE_CAN1_MAX_MB_NUM = 32U) 活动邮箱:IMASK1 寄存器显示值 0x00000600 中断分组:使用 CAN1_ORed_0_15_MB_IRQn,它应处理邮箱 0-15 FreeRTOS 配置: configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 16 configPRIO_BITS = 4 使用基于 BASEPRI 的中断屏蔽 NVIC 优先级分组设为 0:S32_SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | (0)<< 😎 我验证了什么? 向量表完整性:调试器确认 __VECTOR_RAM[104] 包含正确的处理程序地址 NVIC 配置:NVIC->ISER[2]& (1<< 24) 显示 IRQ 88 已启用 优先级设置:NVIC->IP[88] = 17 确认优先级已设置 中断发生:FlexCAN1 硬件正在生成中断 (IFLAG1 = 0xF0000200) 处理程序功能:CAN1_ORed_0_15_MB_IRQHandler 存在并已正确链接 调查结果: 当 CAN 中断触发时,执行会转到 DefaultISR,而不是已注册的处理程序 没有发生硬故障或其他异常 尝试了多种不同方法(直接向量操作、优先级调整等) 无论中断优先级高低,问题始终存在(已测试 5、17、20)。 Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 您好, 矢量表必须自然对齐到对齐值大于或等于(支持的例外数 x 4)的 2 的幂次。 对于包含 170-180 个向量的矢量表,2 的下一个次方为 256,将其从字转换为字节会得到 1024 字节对齐后的字节对齐方式为 1024。 BR, Petr Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 当我在链接文件中注释了这一行后,它就能正常工作了 /* SRAM_L */ /* m_session (RW) :ORIGIN = 0x1FFE0000, LENGTH = 0x00000080 */ m_data (RW) :ORIGIN = 0x1FFE0080, LENGTH = 0x0001FF80 尽管我在调试模式下检查了 VTOR,它指向了 0x1FFE0080,我想它应该能工作,但它没有,你知道它为什么不能工作吗 谢谢你 Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 您好, 如果您不能共享简化项目,那么请说明您使用的 S32DS 和驱动程序版本(无、SDK、RTD),以便我尝试复制行为。 BR, Petr Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 在我的案例中,FIFO 实际上不使用中断(它会轮询),但对于普通邮箱,我想使用中断。 谢谢 Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 您好, RXFIFO 中断也会调用 CAN1_ORed_0_15_MB_IRQn,因此如果这对 RXFIFO 的报文有效,那么对其他常规 MB 也应该有效。 BR, Petr Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 我想补充的一点是,我还启用了 fifo 功能,因为我正试图为 UDS 和普通 MBs CAN(带中断的应用报文)启用 fifo CAN,在我目前的实现中,UDS 正常工作(fifo),但应用报文无论接收到什么,都会触发默认处理程序,即使所有寄存器都正确无误,这会有影响吗? Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 您好, 我猜是 SCB->VTOR 或向量表偏移量 0x1A0 没有预期值。但你已经检查过了。 能否分享显示问题的简化项目? BR, Petr Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 我添加了这段代码,当我向微控制器发送信息时,它将进入该函数,"g_active_vector" 的值为"104" void defaultisR (void) { /* 从 SCB-> ICSR 寄存器中捕获活动向量数 */ g_active_vector = (S32_SCB-> ICSR & S32_SCB_ICSR_VECTACTIVE_MASK) > > S32_SCB_ICSR_VECTACTIVE_SHIFT;而 (1) {__asm (" nop ");}} 我还检查了 SCB 和 NVIC 寄存器,当程序跳转到默认 isr 时: SCB->ICSR -> 0x0440F868 对于 NVIC 寄存器 ISER、ICER,你可以看到捕获附件,对于 IP,除了 NVICIP88 NVICIP89 之外,它们都设置为 0x00,它们都等于 0x50 Re: S32K148 FlexCAN1 Interrupts Going to DefaultISR Despite Proper Vector Table Registration - FreeR 您好, 矢量表和中断配置似乎都是正确的。 您是否还使用了其他中断,如 PIT 中断,并且这些中断都能正常命中? 你可以尝试修改 defaultISR 来捕获活动矢量数。SCB->ICSR 提供当前活动的中断编号(VECTACTIVE 字段) 无效 DefaultISR(void) { uint32_t 活动向量 = (SCB->ICSR & SCB_ICSR_VECTACTIVE_Msk) >> SCB_ICSR_VECTACTIVE_Pos; 当 (1); // 在此断点检查 "active_vector } 或者在 DefaultISR 中设置断点,在运行时检查 SCB->ICSR、NVIC 寄存器(ISER、ICER、IPR 等)和向量表内容。 此外,你不能临时为每个 IRQ 分配唯一的虚拟处理程序来查看触发信号了哪一个。 BR, Petr
查看全文
[RW612] 安定性の問題を分析する方法 バックグラウンド: 事前評価には RW612 EVK (freeRTOS 付き) を使用しています。 そして、Wi-Fi-BT COEX がうまく機能するように努めています。このプロセス中に、安定性の問題が発生しましたが、さらにデバッグする方法がわかりません。 RW612 プラットフォームの NXP ドキュメントを検索しましたが、安定性の問題の分析方法を説明するドキュメントやトレーニングは見つかりませんでした。 rw612 プラットフォームで安定性の問題を分析する方法について情報を共有していただけますか? ちなみに、私はSDK 1.2.3 SDK_25_06_00_FRDM-RW612を使用しています。 よろしくお願いします。 Re: [RW612] How to analyze Stability Issue こんにちは、アレックス。 ベースとして使用している SDK の例を指定していただけますか? 例に何か変更を加えましたか?この「安定性の問題」をどのようにテストしていますか? このアプリケーションノートを確認することをお勧めします: RW61x評価ボードのNXP Wi-FiおよびBluetoothデバッグ機能の設定 よろしくお願いいたします。 リカルド Re: [RW612] How to analyze Stability Issue こんにちは、リカルドさん。 情報をありがとうございました!はい、以前、Wi-Fi と BT の COEX の CASE について、これら 2 つのドキュメントを確認しました。 さらに、 SDK_25_06_00_FRDM-RW612をベースに開発中に、 EVKボードがクラッシュし、以下のようなログが出力されるという安定性の問題が発生しました。 呼び出しソケットタスク初期化 呼び出しソケットタスク初期化 新しいソケットを作成しています。 socket_task_init ソケットスレッドが作成されました しながら行う tcp_connect_thread wifi tcp 接続中... tcp_connect_thread wifi tcp 接続中... IPv4 [2025-08-26 21:43:05.933]#ASCII を受信> しながら行う [2025-08-26 21:43:06.922]#ASCII を受信> しながら行う [2025-08-26 21:43:07.922]#ASCII を受信> しながら行う [2025-08-26 21:43:08.930]#ASCII を受信> しながら行う [2025-08-26 21:43:09.931]#ASCII を受信> しながら行う [2025-08-26 21:43:10.261]#ASCII を受信> として そして、最後の「AS」プリントはアサートであるべきだと思いますが、SDKs / ユーザー マニュアルのドキュメントから、この問題の根本原因をさらに突き止めるのに役立つ方法を取得できませんでした。 SO、この安定性の問題をデバッグする簡単な方法を見つけるのに役立つガイドを共有していただけますか? よろしくお願いいたします。 アレックス Re: [RW612] How to analyze Stability Issue こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。SDK の共存例を使用していますか? このアプリケーションノート「RW61xの共存の概要」を確認することをお勧めします。 また、このユーザーマニュアルのセクション8 「RW61x用NXP Wi-FiおよびBluetoothデモアプリケーション」もご確認ください。 これが役に立つことを祈ります! よろしくお願いいたします。 リカルド
查看全文
S32K310 / S32K311 ADC 复用器 我正试图使用 RTD5.0.0(较新的 RTD6.0.0 也有同样的问题)为 S32K310 配置 ADC MUX 模式。 最新的技术参考手册修订版11包含了第38.1节表232中的一些信息。说明 S32K311(可能还有 S32K310)变体的哪些额外 ADC 通道需要 MUX 配置。例如 不过,解释哪个寄存器位设置对应哪个 GPIO 引脚的 2 个部分并不用于这些额外配置: 第 38.2.51 节功能 RESET 4 时读写 GPR (DCMRWF4),0/7/8/11/12/28 位的寄存器字段被标记为保留 第 60.1.7 节表 345 还忽略了 DCMRWF4 GPR_bits 0、7、8、11、12 和 28 的配置。仅说明 1、2、3、4、5、6、9 和 10 位的配置情况 我相信问题与之前的帖子是一样的: 已解决:S32K311_S32K310 ADC 复用模式通道异常 - NXP Community 已解决:在错误的引脚上触发信号 ADC-恩智浦社区 但解决方案就在S32K311_ADC_Mux_Control.xlsx文件中,而该文件并不可用。 基本上,我只需要知道下面标记为问号的寄存器 DCMRWF4 的位设置: 位0 mux_mode_en_adc1_s18 ?:GPIO_70 ?GPIO_6 位1 mux_mode_en_adc0_s8 0: gpio_0 1: gpio_45 位2 mux_mode_en_adc0_s9 0: gpio_1 1: gpio_46 位3 mux_mode_en_adc1_s14 0: GPIO_69 1:GPIO_32 位4 mux_mode_en_adc1_s15 0: gpio_4 1: gpio_33 位7 mux_mode_en_adc0_s12 ?:GPIO_72 ?GPIO_78 位8 mux_mode_en_adc0_s13 ?:GPIO_73 ?GPIO_79 位11 mux_mode_en_adc0_s14 ?:GPIO_32 ?GPIO_80 位12 mux_mode_en_adc0_s17 ?:GPIO_75 ?GPIO_44 位28 mux_mode_en_adc0_p2 ?:GPIO_8 ?GPIO_10 感谢您的帮助 戴维 Re: S32K310 / S32K311 ADC mux 你好,戴维、 很抱歉给您带来不便! 我将向您发送 S32K311_ADC_Mux_Control.xlsx. 我从内部渠道了解到,这个问题有望在 S32K3 RTD 7.0.0 中得到修复。至于 S32K3XXRM 的内容问题,我已提醒文档团队进行修复。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
查看全文
无法通过 J-Link SWD 在自定义板上连接到 S32K144 — “在 Coresight 设置中找不到内核 大家好, 我正在使用 S32K144 MCU 处理一款定制板,并尝试使用 SWD 通过 SEGGER J-Link 对其进行调试。 在使用 JLink.exe (或通过 S32 Design Studio)连接时,我遇到了这个问题: J-Link 可以检测设备和 SWD-DP(ID 0x2ba01477)。 它报告设备处于安全状态,并尝试取消安全保护(大规模擦除)。 但是,它无法停止 CPU,也无法读取 CPUID 寄存器。 "连接 CPU 失败。重复执行 RESET 下的连接。”。 最终,它以 "无法在 Coresight 设置中找到内核 "为由失败并断开连接。 我已经试过了: 取消设备安全(大规模擦除)。 在 S32 设计工作室中启用的 RESET 选项下进行连接。 降低 SWD 速度。 验证 VTref = 3.3 V(目标供电)。 基本的电缆和连接器检查。 问题 这可能是 RESET 线路布线或行为问题吗?手动验证/RESET 板的最佳方法是什么? S32K144 和 J-Link SWD 连接有什么已知的怪癖吗? 如何确认 SWDIO 和 SWDCLK 信号是否正确连接到我的自定义板上? 是否有建议的步骤来调试这种 "无法在 Coresight 设置中找到内核 "的错误? 如果有任何建议或故障排除技巧,我将不胜感激。谢谢! Re: Unable to connect to S32K144 on custom board via J-Link SWD — “Could not find core in Coresight HI 请检查 SWT 接口:注意 SWD_CLK 引脚外部添加的下拉电阻。 如果你使用的是 9 针 Cortex-M 适配器,请确保 S32K144 的RESET信号连接到 J-Link 的 nRESET 信号(引脚 10)。 然后参考 Unbricking S32K146 中的讨论:将 RESET 拉低电平,然后使用 J-Link 命令和这些命令尝试连接。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Unable to connect to S32K144 on custom board via J-Link SWD — “Could not find core in Coresight 重置时我们在 TMS、TDI、TDO 10k 向下拉动 TCLK 4k87 时有 10k pul
查看全文
RTD version of HVBMS project based on S32K358 Hi: Currently, we develop the bms project based on S32K358 platform, our environment is that S32DS3.5.14 with RTD3.0.0, source code based on "HVBMS_Integration_Project_0_8_0" project from NXP. We consider that update the RTD version from 3.0.0 to 6.0.0, it seems that it is not easy to implement. My question is that do you have new HVBMS_Integration_Project based on RTD 6.0.0 for s32k358 platform? In other words, if we want to update the RTD, do you have any recommendation on this? Thanks BR, BillWen Re: RTD version of HVBMS project based on S32K358 Hi BillWen, I have already contacted the HVBMS team, and I will let you know as soon as I receive their reply. Best Regards, Robin Re: RTD version of HVBMS project based on S32K358 Hi @Robin_Shen: Last time you mentioned that "Gen2 SDK will be migrated to RTD 6 in BMS release v1.0.0 somewhere in Q1'26", is there any update for this information? Due to we want use new SBC FS27 in our project, but there is no driver in RTB 3.0.0, we will consider to update our RTD version to maybe 5.0 or 6.0 for fulfill FS27. Thanks BR, BillWen Re: RTD version of HVBMS project based on S32K358 The following information I obtained from the BMS team: BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 Version 0.9.1 CD05 and BMS GEN2 SL SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 Version 0.9.1 CD05 will be available next week . This supports RTD 6 integration. Re: RTD version of HVBMS project based on S32K358 Do you have any news if there will be a Non-AutoSAR version of the BMS GEN2 SDK?  We don't plan to use AutoSAR in our project but require BMS GEN2 for newer chipsets.
查看全文
A71CH Plug and Trust Solution for IoT Security Security is critical to the growing market for IoT-enabled devices: There were already more than 5 billion connected devices in the world last year, and use is expected to grow to 12 billion by 2020. To support this rapid expansion, prominent internet players, including Alibaba, AWS, Google, IBM and Microsoft are establishing their own cloud services and industrial suppliers are moving quickly to broaden their private cloud offerings. At NXP, we believe strong security doesn't have to be hard to work with. Our "Plug & Trust" approach simplifies the implementation of strong security mechanisms in today's IoT devices. NXP's latest A71CH provides just this level of Plug & Trust IoT Security and delivers proven, chip-to-cloud security right out of the box, enabling every customer to secure IoT devices and safely connect to IoT clouds and services without writing security codes or exposing keys. Security is critical to the growing market for IoT-enabled devices: There were already more than 5 billion connected devices in the world last year, and use is expected to grow to 12 billion by 2020. To support this rapid expansion, prominent internet players, including Alibaba, AWS, Google, IBM and Microsoft are establishing their own cloud services and industrial suppliers are moving quickly to broaden their private cloud offerings. At NXP, we believe strong security doesn't have to be hard to work with. Our "Plug & Trust" approach simplifies the implementation of strong security mechanisms in today's IoT devices. NXP's latest A71CH provides just this level of Plug & Trust IoT Security and delivers proven, chip-to-cloud security right out of the box, enabling every customer to secure IoT devices and safely connect to IoT clouds and services without writing security codes or exposing keys. Identification & Security
查看全文
NXPマイクロコントローラー;スマート、セキュア、コネクテッド <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> マイクロコントローラソリューション 幅広い価格性能ポイントでマルチ製品開発を可能に SWの所有コストの削減 ハードウェアとソフトウェアのソリューションを緊密に統合した市場投入までの時間を短縮 サービス&サポート NXPマイクロコントローラ KinetisとLPCのマイコン賢い。確保。安全で、接続されています。 賢い パフォーマンスを向上させ、スペースと電力のバジェットを削減して、より電力効率の高い インテリジェントなエッジノード処理 セキュア ファミリー全体でスケーラブルなセキュリティを提供し、安全なエッジノード処理を容易にします。 適切な価格/性能比 接続 すべての主要な有線および家庭内無線接続バックボーンを提供しながら、削減を促進します の所有コスト <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> マイクロコントローラソリューション 幅広い価格性能ポイントでマルチ製品開発を可能に SWの所有コストの削減 ハードウェアとソフトウェアのソリューションを緊密に統合した市場投入までの時間を短縮 サービス&サポート NXPマイクロコントローラ KinetisとLPCのマイコン賢い。確保。安全で、接続されています。 賢い パフォーマンスを向上させ、スペースと電力のバジェットを削減して、より電力効率の高い インテリジェントなエッジノード処理 セキュア ファミリー全体でスケーラブルなセキュリティを提供し、安全なエッジノード処理を容易にします。 適切な価格/性能比 接続 すべての主要な有線および家庭内無線接続バックボーンを提供しながら、削減を促進します の所有コスト
查看全文
スマートhome_infographic.pdfのためのNFC <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 今日、モバイルネットワーク事業者は、自分だけのスマートホームキットを簡単に手に入れることができます。多くの場合、複雑さは、それらが動作する標準と同じくらい多様なデバイスの最初のセットアップに伴って発生します。NFCは、このプロセスをタップアンドコネクトと同じくらい簡単にすることを約束します。このインフォグラフィックでは、スマートホームにNFCを装備する5つの理由と、エコシステムへのメリットが紹介されています。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 今日、モバイルネットワーク事業者は、自分だけのスマートホームキットを簡単に手に入れることができます。多くの場合、複雑さは、それらが動作する標準と同じくらい多様なデバイスの最初のセットアップに伴って発生します。NFCは、このプロセスをタップアンドコネクトと同じくらい簡単にすることを約束します。このインフォグラフィックでは、スマートホームにNFCを装備する5つの理由と、エコシステムへのメリットが紹介されています。
查看全文
Let´s start with KSDK! What is it KSDK? = Kinetis Software Development Kit Kinetis SDK v2 is a collection of comprehensive software enablement for NXP Kinetis Microcontrollers that includes: •system startup •peripheral drivers •USB and connectivity stacks •Middleware •Real-time operating system (RTOS) kernels. Documents – Release Note, API Reference Manual, Getting Started with KSDK, for USB – User Guide, USB Composite Device Guide, USB Device Reference Manual and USB Host Reference Manual. All these documents is possible to find at Software Development Kit for Kinetis MCUs|NXP or \SDK_2.0_selected_device\docs KSDK Structure Diagram KSDK Features •ARM® and DSP standard libraries, and CMSIS-compliant device header files which provide direct access to the peripheral registers •Open-source peripheral drivers •Open-source RTOS wrapper driver •Real time operation systems (RTOS) including FreeRTOS OS, μC/OS-II, and μC/OS-III •Stacks and middleware in source or object formats including: − CMSIS-DSP -  a suite of common signal processing functions − FatFs - a FatFile System for small embedded systems − mmCAU - Memory-Mapped Cryptographic Acceleration Unit − SDMMC - software component supporting SD Cards and eMMC − DMA Manager - software component used for managing on-chip DMA channel resources − mbedTLS and WolfSSL - cryptographic SSL/TLS libraries − lwIP and USB Stack - a light-weight TCP/IP stack KSDK Evolution KSDK v1/v2 – what new features KSDK 2.0 brings •MQX Kernel removed from KSDK -> focus on FreeRTOS •MQX RTCS Ethernet and MFS File System Stacks -> lwIP and FatFS •OSA, Power Manager and Clock Manager -> no longer required by the drivers •USB Stack re-write -> BSD licensed solution •No platform library -> single project with all needed files •Mbed TLS now included as part of the accelerated cryptography drivers •Eliminates separate HAL and Peripheral Driver -> single driver for each peripheral •Processor Expert -> Kinetis Expert Tool •Updates for KDS -> via online update tool •Installation of KSDK -> KEX Tool (smaller download & sizes) •KEX Tool -> pin muxing selection & generation, clock configuration, low power estimation Simplified folder structure KSDK highlights & benefits •Collection of software enablement offered by free •KSDK is fully supported in these IDE: − Atollic® TrueSTUDIO® − GNU toolchain for ARM® Cortex® -M with CMake build system − IAR Embedded Workbench − Keil™ MDK-ARM − Kinetis Design Studio IDE •KSDK supports most of Kinetis MCUs •Created examples for drivers, USB, RTOS, demo applications •Start with development without device register knowledge Support & download Official support of KSDK: Kinetis Software Development Kit Create new SR according to: How to submit a new question for NXP Support More about KSDK... KSDK Official Website www.nxp.com/ksdk Introducing Kinetis SDK v2 https://community.freescale.com/docs/DOC-329783 Kinetis SDK 2.0 Transition Guide Kinetis SDK 2.0 Transition Guide KSDK Community https://community.freescale.com/community/kinetis/kinetis-software-development-kit Let´s continue in reading! See Let´s start with FreeMASTER!​
查看全文
LAT-HMB-T2460 - 图灵计算机:实践研讨会:为您的多媒体产品添加热点功能(3G/4G-Wi-Fi 路由器) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次实践课程由 Turing Computer 赞助并特别创建,将逐步介绍如何使用 i.MX 6 和 Linux 为多媒体应用程序添加连接。该实验室将向您介绍如何在 Linux 下启用 3G/4G 调制解调器、为您的产品添加互联网连接的概念,还将指导您如何启用 Wi-Fi 无线电。最后一步是启用 3G/4G 和 Wi-Fi 之间的桥梁,创建互联网访问热点。实验室中使用的硬件是 Turing Computer 的基于 i.MX 6 的模块系统 (SoM) 及其评估套件,其中包括 Wi-Fi 和 3G/4G 模块。可以从此功能中受益的各种应用包括:视频流、物联网网关、数字标牌、汽车多媒体等等。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次实践课程由 Turing Computer 赞助并特别创建,将逐步介绍如何使用 i.MX 6 和 Linux 为多媒体应用程序添加连接。该实验室将向您介绍如何在 Linux 下启用 3G/4G 调制解调器、为您的产品添加互联网连接的概念,还将指导您如何启用 Wi-Fi 无线电。最后一步是启用 3G/4G 和 Wi-Fi 之间的桥梁,创建互联网访问热点。实验室中使用的硬件是 Turing Computer 的基于 i.MX 6 的模块系统 (SoM) 及其评估套件,其中包括 Wi-Fi 和 3G/4G 模块。可以从此功能中受益的各种应用包括:视频流、物联网网关、数字标牌、汽车多媒体等等。
查看全文
CSCI E-251、2012年秋 - 最終プロジェクトプレゼンテーション - ケイト・フィッシュル <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ハーバードエクステンションスクール CSCI E-251、2012年秋:オペレーティングシステムの原則 最終プロジェクトプレゼンテーション ケイト・フィッシュルによるプレゼンテーション (マイビデオで視聴) 学生プロジェクト
查看全文
Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ:エネルギー効率化の基準 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラは 、新しいARM® Cortex-M0™+プロセッサの優れたエネルギー効率と使いやすさに加え、Kinetisの32ビット・マイクロコントローラ・ポートフォリオの性能、ペリフェラル・セット、イネーブルメント、拡張性を兼ね備えています。 Kinetis Lシリーズは、優れたダイナミック電流とストップ電流、優れた処理性能、幅広いオンチップ・フラッシュ・メモリ容量、広範なアナログ、コネクティビティ、HMIペリフェラル・オプションを組み合わせることで、パワークリティカルな設計を8ビットおよび16ビット・マイクロコントローラの制約から解放します。 Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ は、ARM Cortex-M4ベースの Kinetis Kシリーズとハードウェアおよびソフトウェアとも互換性があり、より多くのパフォーマンス、メモリ、および機能の統合に向けたスケーラブルな移行パスを提供します。 Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラは、フリースケールのエネルギー効率の高い製品ソリューションです。 詳細については、Freescale.com\Lseriesをご覧ください。 Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ Re:Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ:エネルギー効率ベンチマーク <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis Lシリーズとエネルギー効率ベンチマークは、FTF Americas 2012のステージでライブで紹介されました。 基調講演のデモ録音を確認してください。
查看全文
How to locate i.MX6Q pfd issue(ERR006282) without JTAG tools When a board is brought up and  the ddr test by link of "https://community.nxp.com/docs/DOC-96412' hashttps://community.nxp.com/docs/DOC-96412' hashttps://community.freescale.com/docs/DOC-96412' hashttps://community.nxp.com/docs/DOC-96412' has been verified, some of boards will have pfd issue(ERR006282). It is suggested that below method could be used to check the issue.The detail steps are: As boards may have no jtag port, the internal usdhc4 root clock out needs to be remapped. When “CUP not initialized” issue has been seen and in download mode, DDR test tools can be used with the script to remap clock output. Please check the attached for test script and the empty the binary. Put the two files to DDR stress test tool folder “DDR_Stress_Tester\binary\”. The attached ddr-stress-test-mx6dq.bin is an empty file. Please backup the original file first. After eMMC boot failed and in download mode, run command “DDR_Stress_Tester.exe -t mx6x -df test.inc” on PC side. There is no clock output on GPIO19. For normal test, please erase the eMMC chip and boot the board. It will also fail to boot and run into download mode. After run “DDR_Stress_Tester.exe -t mx6x -df test.inc” , clock can be measured from GPIO19 if no PDF issue happens. Below is  the details: The script file. wait = on A: Config GPIO19(ENET_ RST_ PHY_B) as CLKO1 setmem /32 0x020E0254 = 0x3    // Config GPIO19(ENET_ RST_ PHY_B) as CLKO1      On your board, it is R112 for the test point. B: enabled, CKO1 output drives cko2 clock, divide by 5, usdhc4_clk_root setmem /32 0x020C4060 = 0x01820101  // CKO2 enabled, CKO1 output drives cko2 clock, divide by 5, usdhc4_clk_root Hex 0 1 8 2 0 1 0 1 Bits 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Binary 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 And for the normal boot, erase the emmc, and reboot to enter the download mode. There will be no signal output but high voltage on R112. After the script runs, 40Mhz clock will be seen. For the boot fail case, there will be no signal output but high voltage on R112 and 40Mhz clock will be pulled to low. 1: CKO2 enabled 2: divide by 5 3 usdhc4_clk_root 4: CKO1 output drives cko2 clock 5 Re: How to locate i.MX6Q pfd issue(ERR006282) without JTAG tools The attached file test.inc is missing for download. Could you please help upload again? Re: How to locate i.MX6Q pfd issue(ERR006282) without JTAG tools Lily and Johnli, I made modification on English wording and grammar. Please see if the meanings are accuracy. Thanks, Yixing
查看全文
MCUXpresso for VSCode Zephyr のインストールとトラブルシューティングに関する FAQ Zephyr と VS Code の MCUXpresso の使用を開始するには、 Zephyr ナレッジ ハブを参照してください。 ここでは、インストールの問題、または VS Code での Zephyr アプリケーションの構築に関する問題のトラブルシューティングと解決に関する一般的なヒントをいくつか紹介します。これらのリソースに関連する質問や問題がある場合は、新しい質問をしてください、NXPサポートチームがそこで対処できます。 インストール手順では、いくつかのツール、Python、および多くのPythonモジュールをインストールするMCUXpressoインストーラーを使用します。一部のツールやモジュールが正しくインストールできない場合は、これらを手動でインストールしてみるのが役立ちます。Zephyr Project Getting Startedページは、これに関する良い参考資料であり、必要なすべてのものをインストールするための詳細な手順を示しています。 考えられる回避策として、「MCUXpresso インストーラーが依存関係ファイルをダウンロードできない」を参照してください。 MCUXpresso インストーラー ログにツールのインストール エラーが表示される場合は、「管理者権限でのインストール」および「ツールの手動インストール」を参照してください。 CLI から Python コマンドを使用するには、「VS Code で使用される Python 仮想環境」を参照してください。 エラーが Python に関連している場合、または pip、West などの Python モジュールが欠落している場合、Zephyr ビルドに使用される場合は、「 複数の Python バージョンがインストールされている問題」および 「Python モジュールが見つからない」を参照してください。 Zephyr プロジェクトをインポートしようとしても、目的のボードがボード リストにない場合は、 Git で Zephyr のリビジョンを変更する必要がある可能性があります。 Zephyr プロジェクトをビルドしようとして、MCXN947VDF-pinctrl.h のような pinctrl ファイルが見つからないために失敗した場合は、 pinctrl ファイルと HAL_NXP が見つからないを参照してください。
查看全文
Prototype TFC Tower Board with Kinetis and Motor Drivers Features General Tower card Form Factor Connections to allow use with a TRK-MPC5604B Board Camera Interfaces 1. 5-pin header to connect directly to Freescale Line Scan Camera 2. Header for 2nd linescan camera (optional) 3. RCA Camera Interface. Includes an LMH1981 Sync Extraction chip and connectors to MCU to allow for low resolution (32x32) decoding of signals Servo Outputs 3-pin Header to connector directly to steering Servo 1 Extra Servo header. Power Accepts direct Battery Power – Onboard Switching regulator 5-18v Tower Card will source power to other tower modules. All circuitry except for motor controller can be optionally powered over USB Connector Battery Input and motor Outputs will be a Tyco (TE Connectivity) TE Connectivity Screw Terminal http://search.digikey.com/us/en/products/1776275-2/A98036-ND/1826899 Motor Driver 2x MC33887APVW : Dual, Independent 5A Motor Driving Circuit Supports forward, reverse and braking. Current Feedback to MCU ADC to allow for closed loop torque control Programming Integrated Kinetis MK20DN512ZVLL10MCU with OSJTAG Can be used stand-alone or be used as a peripheral in the tower system. Additional I/O Extra signals from K40 routed to tower edge card connector. Signals for H-bridge, camera and servo can be routed to Tower Edge connector to be driven by another MCU card. Each can be disconnected via jumper. - We will need to crosscheck the signals to all other CPU modules. Would it be easier to just have a version that doesn't have the K40 populated and OSJTAG populated? Also, we may not need jumpers. Simply configure the Kinets I/O to inputs. Some basic I/O for debugging. 4-poistion DIP Switch + 4 LEDs. Inputs for Tach Signal/Speed Sensor Design Files Rev Alpha Schematics (Sent to MyRO on 4.4.2012) - Includes 3d view Assembly Prints (For Reference) PCB Fabrication Notes Bill of Materials Rev A Errata: Pins 4 & 5 for the camera (Gnd and +3.3v) got swapped on the PCB. You will need to swap the wires in the cable. You can pop the contacts out of the connector housing with tweezers. POT0 has a jumper wire to pin 26 (ADC1_SE18 . This was done to put all signals *except* the NTSC video onto ADC1 to simplify software. Future versions will have this change in the artwork Some components interfere with the tower connector. It can be mated to about 95%. Will work fine. Future versions will fix this issue Rev Beta Schematics, Assembly Prints, BOM, etc. - Includes 3d view Rev B Errata: None known! Google Code repository for the Example Code: https://code.google.com/p/tfc-twr/ This code works with Rev B of the board (and Rev A). All major interfaces & peripherals have been tested. At some point we will make a video going through the code. By default the Linescan camera code is enabled. The code in Main.c is pretty easy to follow. There is also code for the NTSC camera but must enabled in the TFC_Config.h file via a pre-processor directive. There is also code used for teh OSTAG interface, Labview demo applications and drivers for the USB Pictures Just verified the OSJTAG. Test Project to blink the battery LED's was downloaded into the K20 Videos Testing the Servo circuits….. Testing the pots, servos, H-bridges and K20 USB port Linescan Camera Bringup with Labview NTSC Camera Bringup with Labview 1.) This is a basic demo of an NTSC camera being brought in using the a Combo of the ADC, port interrupts and DMA transfers. 2.) I *ahem* overclock the ADC to 24MHz to get some extra resolution for a 64x64 pixel image (the first 6 columns are junk as they contain color burst data*) 3.) I decimate the images to a few frames per second to send over the WIFI (the booster pack card I made) to a Labview program. The Kinetis can bring the data in a the same frame rate of the camera, I just need to send much slower as there is some overhead in my communications scheme (ASCII text) and the WIFI is driven via a UART. 4.) In reality, I can get a 64 x 480 pixel image in memory as I pull in all the lines. I just decimate the rows to get a 64x64 result on the labview display. 5.) DMA does most of the work freeing up the CPU to do algorithms in the foreground. Freescale Cup Content
查看全文
NTAG®スマートセンサー <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コンディションインサイトで物流の追跡と追跡を拡張します。NTAG SmartSensorは、NFC読み出しによるセンシングとロギングを可能にします。NTAG SmartSensorは、スマートロジスティクス、スマートヘルスケア、ドラッグデリバリー、スマートパッケージングのためのIoTアプリケーションを可能にします。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> コンディションインサイトで物流の追跡と追跡を拡張します。NTAG SmartSensorは、NFC読み出しによるセンシングとロギングを可能にします。NTAG SmartSensorは、スマートロジスティクス、スマートヘルスケア、ドラッグデリバリー、スマートパッケージングのためのIoTアプリケーションを可能にします。
查看全文
RDDSP568FP: Feature Phone Reference Design for 5685X Overview Features IDE and Build Tools Design Resources Overview The NXP ®  Feature Phone reference design is designed to implement the Type 2 Feature Phone core. Includes support for on-hook GR-30 services such as Calling Number Delivery, Calling Name Delivery, Dialable Directory Number, Call Qualifier, and Visual Message Waiting Indicator Additional support for off-hook GR-30 services, such as Calling Identity Delivery on Call Waiting and Call Waiting Deluxe The Feature Phone reference design also includes a full duplex echo-cancelling speakerphone with solid sound quality; the demo is able to originate and terminate a call in full duplex speakerphone mode A HyperTerminal will be used to display the GR-30 messages Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.   Features DSP56858EVM and 5685X Digital Signal Controllers Telephony Daughter Card (TDC1) Microphone AKG Acoustics Type Q400Mk3, Code 2846Z003 Directional Mono Electret condenser microphone Use with Radio Shack adaptor: Stereo -to-Mono Headphone adapter number 274-374 Amplified Speaker On-Hook Data Transmission Protocol (GR-30-CORE) - CID_T1.DSP software module Adaptive Line Echo Canceller (SR-3004) - ALEC.DSP software module Off-Hook Data Transmission Protocol (SR-3004) - CIDCW_T2.DSP software module Acoustic Echo Cancellation Keypad LCD   IDE and Build Tools CodeWarrior® Development Tools for 56800/E DSC | NXP  Design Resources https://www.nxp.com/downloads/en/schematics/TDC1LD.zip Legacy Designs
查看全文
eIQ Getting Started with NXP Microcontrollers eIQ® is comprised of multiple pieces of hardware and software to enable users to run machine learning models on embedded devices. Some of the key pieces of eIQ enablement for NXP microcontrollers include: eIQ Time Series Studio - PC tool to create and deploy classical machine learning and neural network models for time series analysis eIQ Inference Engines - Included as part of MCUXpresso SDK or Yocto Linux, these are used to do inferencing of pre-trained models on embedded devices. Options for MCUs include TensorFlow Lite, and coming soon, ExecuTorch. eIQ Neutron NPU – Accelerator core architecture embedded inside specific NXP devices like MCX N and i.MX RT700 to accelerate the inference of neural network models eIQ Neutron SDK - Contains the Neutron Converter tool for enabling models to be accelerated with eIQ Neutron NPUs eIQ Model Zoo - browse models tested on NXP silicon eIQ Model Watermarking Extension - Enhance copyright protections on custom models eIQ Model Creator - Partnership with ModelCat for vision-based model development There are two main paths for using AI/ML on NXP devices. Use eIQ Time Series Studio to generate and deploy a model for time series applications Use eIQ inference engines to deploy a pre-trained neural network model This attached lab will cover the 2nd option by showing how to run the TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM) inference engine examples found in the MCUXpresso SDK. TFLM support can be found for the following NXP devices in MCUXpresso SDK: MCX N i.MX RT500 i.MX RT600 i.MX RT700 i.MX RT1050 i.MX RT1060 i.MX RT1064 i.MX RT1160 i.MX RT1170 i.MX RT1180 Full details on how to download eIQ inference engine software libraries and run it with VS Code, MCUXpresso IDE, IAR, Keil MDK, or ARM GCC can be found in the attached Getting Started guide.  For more information about eIQ and some hands-on labs for the i.MX RT family, see the following links: eIQ Software for MCUs: eIQ Libraries for MCUs on MCUXpresso SDK Builder or Github eIQ Time Series Studio (TSS) for Time Series applications eIQ Neutron SDK (for Neutron Converter Tool) MCU Hands-on Labs eIQ Time Series Studio Getting Started Lab i.MX RT700 NPU Getting Started Lab MCX N NPU Getting Started Lab TFLite for Microcontrollers Getting Started Lab   Resources: eIQ TSS Documentation eIQ MCUXpresso SDK Documentation eIQ FAQ Application Code Hub for AI/ML Examples GoPoint for i.MX Application Processors eIQ Model Creator by ModelCat.ai eIQ Model Zoo eIQ Neutron NPU Research Paper eIQ App Notes i.MX RT700 eIQ Neutron NPU Enablement and Performance (AN14700) i.MX RT700 USB Camera Object Detection (AN14718) with software In-Depth Exploration of TensorFlow Quantizer Debugger Tool (AN14493) Anomaly Detection with eIQ using K-Means clustering in TF-Lite (AN12766) Transfer Learning and Datasets (AN12892) Handwritten Digit Recognition using TensorFlow Lite (AN12603) Caffe Model Development on MNIST Dataset with CMSIS-NN Library (AN12781) Gender Voice Recognition with TensorFlow Lite Inference (AN13065) i.MX RT Re: eIQ Getting Started with i.MX RT Hi Ana-maria,     What board and what IDE are you using? Can you also share your modified linker file?  -Anthony  Re: eIQ Getting Started with i.MX RT Hello! I tried running the cmsis_nn_cifar10 example from the SDK (configured to have eIQ) but it seems that the example has SDRAM and BOARD_SDRAM that overlaps (both starting at the same address and having the same size). When I try to adjust the memory to be the same as memory in example cmsis_nn_kws, the example is not writing in the right addresses. I also can't erase that memory. Can you please guide me to solve this issue?
查看全文
尔湾:LPC800 MCU 技术概述:恩智浦®面向广泛的 8 位替代市场增长最快的产品组合 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加本次会议,了解如何利用 LPC84x MCU 系列的创新功能,该系列是计划于 2017 年发布的三个 LPC800 版本中的第一个。通过产品功能培训和演示,我们将展示这些低功耗、基于 ARM ® Cortex ® -M0+ 的 MCU 如何为当今的入门级 32 位微控制器市场提供 8 位简易性。我们希望您在本次课程结束后能够获得正确的培训和评估板,以便立即开始您自己的嵌入式开发。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 参加本次会议,了解如何利用 LPC84x MCU 系列的创新功能,该系列是计划于 2017 年发布的三个 LPC800 版本中的第一个。通过产品功能培训和演示,我们将展示这些低功耗、基于 ARM ® Cortex ® -M0+ 的 MCU 如何为当今的入门级 32 位微控制器市场提供 8 位简易性。我们希望您在本次课程结束后能够获得正确的培训和评估板,以便立即开始您自己的嵌入式开发。
查看全文
使用 5G 固定无线的最后一英里连接——了解市场和解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 固定无线接入 (FWA) 成为城市/郊区高速宽带连接的一种有吸引力的选择,可以解决“最后一英里问题”。60 GHz 无线网状系统由于相对于光纤网络而言具有吸引力的成本和无需授权的高带宽频谱的部署物流而引起了商业兴趣。NXP 的 Layerscape 产品被设计到 FWA 系统中,旨在利用无线网状网络的众多机会。了解 NXP 的 64 位 Arm ®平台如何推动下一代 FWA 的成功。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 固定无线接入 (FWA) 成为城市/郊区高速宽带连接的一种有吸引力的选择,可以解决“最后一英里问题”。60 GHz 无线网状系统由于相对于光纤网络而言具有吸引力的成本和无需授权的高带宽频谱的部署物流而引起了商业兴趣。NXP 的 Layerscape 产品被设计到 FWA 系统中,旨在利用无线网状网络的众多机会。了解 NXP 的 64 位 Arm ®平台如何推动下一代 FWA 的成功。
查看全文