バックグラウンド:
事前評価には RW612 EVK (freeRTOS 付き) を使用しています。
そして、Wi-Fi-BT COEX がうまく機能するように努めています。このプロセス中に、安定性の問題が発生しましたが、さらにデバッグする方法がわかりません。
RW612 プラットフォームの NXP ドキュメントを検索しましたが、安定性の問題の分析方法を説明するドキュメントやトレーニングは見つかりませんでした。
rw612 プラットフォームで安定性の問題を分析する方法について情報を共有していただけますか?
ちなみに、私はSDK 1.2.3 SDK_25_06_00_FRDM-RW612を使用しています。
よろしくお願いします。
こんにちは、アレックス。
ベースとして使用している SDK の例を指定していただけますか?
例に何か変更を加えましたか?この「安定性の問題」をどのようにテストしていますか?
このアプリケーションノートを確認することをお勧めします: RW61x評価ボードのNXP Wi-FiおよびBluetoothデバッグ機能の設定
よろしくお願いいたします。
リカルド
こんにちは、リカルドさん。
情報をありがとうございました!はい、以前、Wi-Fi と BT の COEX の CASE について、これら 2 つのドキュメントを確認しました。
さらに、 SDK_25_06_00_FRDM-RW612をベースに開発中に、 EVKボードがクラッシュし、以下のようなログが出力されるという安定性の問題が発生しました。
呼び出しソケットタスク初期化
呼び出しソケットタスク初期化
新しいソケットを作成しています。
socket_task_init ソケットスレッドが作成されました
しながら行う
tcp_connect_thread wifi tcp 接続中...
tcp_connect_thread wifi tcp 接続中... IPv4
[2025-08-26 21:43:05.933]#ASCII を受信>
しながら行う
[2025-08-26 21:43:06.922]#ASCII を受信>
しながら行う
[2025-08-26 21:43:07.922]#ASCII を受信>
しながら行う
[2025-08-26 21:43:08.930]#ASCII を受信>
しながら行う[2025-08-26 21:43:09.931]#ASCII を受信>
しながら行う[2025-08-26 21:43:10.261]#ASCII を受信>
として
そして、最後の「AS」プリントはアサートであるべきだと思いますが、SDKs / ユーザー マニュアルのドキュメントから、この問題の根本原因をさらに突き止めるのに役立つ方法を取得できませんでした。
SO、この安定性の問題をデバッグする簡単な方法を見つけるのに役立つガイドを共有していただけますか?
よろしくお願いいたします。
アレックス
こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。SDK の共存例を使用していますか?
このアプリケーションノート「RW61xの共存の概要」を確認することをお勧めします。
また、このユーザーマニュアルのセクション8 「RW61x用NXP Wi-FiおよびBluetoothデモアプリケーション」もご確認ください。
これが役に立つことを祈ります!
よろしくお願いいたします。
リカルド