Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
I2S 缓冲区处理 是否有关于 I2S 驱动程序缓冲区处理和状态回调的说明?我正在将一个音频处理项目从 Kinetis 移植到 LPC55S69,在 Kinetis 上我使用的是自己的 I2S DMA 驱动程序,我需要弄清楚我的驱动程序中哪些部分可以用 MCUX SDK 驱动程序替代,或者我是否应该跳过它,将自己的驱动程序调整到新硬件上。 根据我从稀少的 SDK 文档中了解到的情况,驱动程序似乎有一个队列,可以接收 I2S_NUM_BUFFERS (4) 条目。它没有提到任何大小限制,所以我假设队列只接受四个指针。 所有提供的示例项目都只使用一个固定的缓冲区。它们会将同一个缓冲区连续排队两次,以避免播放中出现间隙,但并没有说明如何管理多个缓冲区。环回示例中,发送方和接收方使用的是同一个缓冲区,因此内容在不断变化,但没有任何同步机制--它们只是依赖于两个缓冲区的时钟是一致的,不会出现暂停或不同步的情况。演示只改变内容,而不是发送的缓冲区,这对大多数实际应用来说并不安全。 有一个 i2s_transfer_callback_t 的回调,它提供了一个 status_t 类型的参数"completionStatus" ,但 status_t 只是被类型化为 int32_t,没有关于它可以返回值的文档。 有一个包含 BufferComplete、Done 和 Busy 值的匿名枚举,但没有明确说明这些值会在回调中使用。我假设这些是 status_t 的值,BufferComplete 表示发送了一个缓冲区,Done 表示所有缓冲区都已发送完毕。如果能提前知道最终缓冲区是同时生成 BufferComplete和Done,还是只生成 Done 就更好了。 基本 I2S 驱动程序中提供了这一功能。在 I2S_DMA 驱动程序中,有一个单独的 I2S_DMAC回调。手册中似乎完全没有记录。从代码来看,这只是 ISR 使用的一个内部函数。是这样吗?是否有办法在 SDK 文档中区分哪些是导出函数,哪些仅在内部使用?或者,如果不相关,可以完全排除内部内容? 我是否认为完成回调会在 DMA 传输完成时发生?或者在 I2S FIFO 清空时是否有回调?我的应用程序通常无法连续发送音频,因此我需要知道何时在不中断最后一次传输的情况下关闭 I2S 发射器。(感谢硬件设计师允许你选择空闲的 I2S 发射器是发送零还是重复最后一个值——这是真正让事情变得更容易的小动作之一。我有一些应用软件需要双管齐下)。 编辑:我现在最关心的是确定哪个缓冲区刚刚完成。回调似乎没有指定,用户数据与句柄而不是单个传输相关联,而且 DMA 句柄数据是私有的。先进先出是一个显而易见的假设,但我想避免在传输中止或其他情况下出现缓冲区不同步的可能性。 谢谢! Scott Re: I2S buffer handling 我重新提起这个话题,是因为我还真的需要一个合适的答案。我去查看 SDK 在过去两年中是否有所改进,但现在 MCUX 面板(https://ui01.prod-mcuxsd.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/index.html)上的文档链接已经失效,而且没有下载离线副本的选项。我在网上搜索了 MCUX SDK 文档,并按照我在那里找到的内容进行了编写。 目前看来,情况没有任何改善。双缓冲演示不仅不会尝试确定发送的是哪个缓冲区,甚至根本不重要,因为它总是在发送同一个缓冲区的更多副本。在这个例子中,没有任何内容能为实际使用该驱动程序提供参考。 我的主要问题仍然是:如何可靠地确定 I2S DMA 驱动程序刚刚发送完哪个缓冲区,从而保证以正确的顺序加载非活动缓冲区?我只是在每次回调时跟踪一个标记,但如果错过一次中断,系统就会失去同步,所有音频都会出现乱码,而且无法判断是否出了问题。 谢谢! Scott Re: I2S buffer handling 卡洛斯,开什么玩笑?对不对? Re: I2S buffer handling 对不起,快速阅读造成了困惑,工作突然加载,快速回答让我感到困惑,我评论说,每个代码都是由相应领域的专家开发的,因此每个代码都不是由一个人编写的,而是由一群具有不同知识的人编写的,因此,尽管可能会有一些错误(我们都有错误),但我相信,如果您可以信任这些代码的话。   另一方面,我们没有太多关于该代码的文档,我目前正在寻找你的信息,但由于缺乏关于该代码的信息,我想我无法快速给你答复,至于你告诉我的,好吧,我不是提供空缺职位的人,尽管如果你是这方面的专家,我们也不介意 I2S 和其他相关主题的专家,所以如果你想成为我们团队的一员,你可以寻找空缺职位并申请。 https://www.nxp.com/company/about-nxp/careers:CAREERS Re: I2S buffer handling 卡洛斯 请重新阅读我的问题。你会看到我的帖子是关于 I2S 的,这是一个同步串行音频接口,与 I2C 协议无关。你提供的链接都与 I2S 或我的问题无关。 我试图使用 MCUX SDK 驱动程序,因为据说这是恩智浦推荐的解决方案。我为 Kinetis 编写了自己的驱动程序,但我想 利用恩智浦已经为此提供的代码,而不是从头开始为 LPC 编写驱动程序。 听起来你是在告诉我,获得所需信息的唯一方法就是逆向工程 MCUX 代码。设置断点并不能告诉我有哪些值是可能的。我刚才做了,完成回调得到的值是 0xa8c。这究竟说明了什么?如果不通过驱动程序进行回溯,就无法查询,也无法了解其他可能的值及其含义。 回读 I2S_DMACallback(),似乎没有提供用于确定刚刚发送哪个缓冲区的机制。这些信息被保存在标有"成员的私人句柄中,不得在驱动程序之外访问或修改。" 别误会我的意思,如果恩智浦愿意支付适当的薪水,我很乐意整天阅读、测试、记录和改进 MCUX SDK 驱动程序代码。 我提出的问题是在实际应用中可靠使用 I2S 驱动程序时需要回答的问题。如果恩智浦不能提供答案,那么我只能认为这些代码从未在实际应用中进行过测试,因此不应该被认为是完整或安全的。是这样吗? Scott Re: I2S buffer handling 我建议您阅读 i2c 手册(https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/nxp-designs/931/1/UM10204.pdf),并在代码中使用断点和观察变量来确定您需要的所有信息   这些链接也很有趣 https://mcuoneclipse.com/2020/06/29/mcuxpresso-sdk-tutorial-using-i2c-driver-on-okdo-e1-board/ https://mcuoneclipse.com/2012/12/04/a-generic-i2c-high-level-driver/ Re: I2S buffer handling 好吧,那我剩下的问题呢? 如何确定刚才发送的是哪个缓冲区?我担心的是,如果应用程序错过了为完成回调提供服务的最后期限,它就会被去同步。在四个缓冲区轮流运行的情况下,它可以漏掉一两个缓冲区而不中断传输,但前提是必须有办法知道哪些缓冲区已经发送。 何时生成回调?最终缓冲区是否会同时生成"缓冲区发送的" 和"完成的" 回调? status_t 可能有哪些值? 以及如何获得完成整个 I2S 传输的回调,这样你才能关闭发射器? 我已经实现了基本功能,但在不了解细节的情况下,很难保证实现的完整和强大。 谢谢! Scott Re: I2S buffer handling 嗨 @scottm 你可以在 sdk_x.x.x_lpcxpresso55s69\ boards\ lpcxpresso55s69\ boards\ lpcxpresso55s69\ driver_examples\ i2s 中找到我们的例子,我们没有更多关于 i2s 的例子了
View full article
S32K388 SMP example debugging Hello, I am tying the FreeRTOS SMP example using S32K388-EVB-Q289. Rev B I  am using PEMicro Debugger (interface : USB Multilink, port: embedded Multilink Rev A) and I don't have T32 But it seems that only the core master runs and the other smp core is not running if i only use the debug config given. So i add one more debug config, set core M7_2, try to attach but  "Break at address "0x20402400" with no debug information available, or outside of program code."    Re: S32K388 SMP example debugging Hi @chansookang, Sorry, talking with the internal team, it seems that FreeRTOS SMP code version running in SRAM does not meet customer requirements (multicore). Also, the FreeRTOS SMP version is a code drop version, so the code may have issues or problems. For now, FreeRTOS SMP is not working correctly in multicore. Could you help me by entering a support case to continue this internally? You can enter a support ticket through here: NXP Support. Best regards, Julián Re: S32K388 SMP example debugging Hi @chansookang, Sorry for the late reply. I have received an answer from the team, however, I am still discussing with them the debug configuration and functionality for SMP.  Re: S32K388 SMP example debugging Hello Would you be able to tell me when I can expect to know? Thank you Re: S32K388 SMP example debugging Hi @chansookang, I have raised a ticket to the internal team to ask for confirmation whether the example supports PEmicro configuration. As far as I know, the Lauterbach scripts included with the example are needed to start-up core2 and control the program's flow. I've shown how to run the project in this community post: Solved: S32K358 - freeRTOS SMP - NXP Community. Please wait until I get a response from the corresponding team.  Best regards, Julián
View full article
iMXRT1165でSDPを使用したQSPIフラッシュのプログラミング 私は、iMX RT 1165を使用しているカードで生産のためのセットアップを試みています。USB経由のシリアルダウンロードを利用したいのですが。SDKのフラッシュローダーの例を使用し、古いプロセッサ(1060など)でsdphostとblhostを使用するプロセスを説明するいくつかのドキュメントを見つけました。私は、指示は同等であると思っていました。しかし、私はそれを機能させることができませんでした。私はsdphostとblhost用のspsdk pythonツールを使用しています。 それで私の質問はこれらの指示の更新版がありますか?または、これらの指示が同じである場合、私は何が間違っていますか? これが私の試みからの出力です: $ sdphost -v -u 0x1fc9:0x013d write-file 0x20202000 evkmimxrt1160_flashloader_cm7.bin INFO:spsdk.sdp.sdp:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.sdp.sdp:TX-CMD: WriteFile(address=0x20202000, length=83432) Status (HAB mode) = 2 (0x2) NO DESCRIPTION. Response status = 32 (0x20) NO DESCRIPTION. $ sdphost -v -u 0x1fc9:0x013d jump-address 0x20202400 INFO:spsdk.sdp.sdp:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.sdp.sdp:TX-CMD: Jump To Address: 0x20202400 INFO:spsdk.sdp.sdp:RX-PACKET: Response: 0x00000020 Status (HAB mode) = 32 (0x20) NO DESCRIPTION. $ blhost -v -u 0x1fc9:0x013d flash-image program.bin erase INFO:spsdk.mboot.mcuboot:Connect: identifier='usb', device=SE Blank RT Family (0x1FC9, 0x013D)path=b'/dev/hidraw1' sn='' INFO:spsdk.mboot.mcuboot:CMD: FlashEraseRegion(address=0x00000000, length=90112, mem_id=0) INFO:spsdk.mboot.mcuboot:CMD: Status: 10000 (0x2710) Unknown Command. Response status = 10000 (0x2710) Unknown Command.
View full article
S32K358 GMACからTJA1103 PHYレジスタを読み取れない 私は例lwip_baremetal_S32K358試しています。Eth_T_InitPhys機能では、PHYアドレスを正常に読み取ることができます。 しかし、制御レジスタ(レジスタ0)を読み取ろうとすると、常に値0が取得されます。 拡張制御レジスタ(レジスタ17)を読み出すと、常に値ffffが得られます。 ハードウェアの詳細: S32K3X8EVB-Q289評価ボード TJA1103SDB SABRE開発ボード(170-47757 REV C) ソフトウェアの詳細: SW32K3_S32DS_3.5.8_D2311.zip SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_DS_updatesite.zip SW32K3_FreeRTOS_10.6.0_CD_4.0.0_DS_updatesite_D2312.zip SW32K3_TCPIP_STACK_1_0_4_D2401_DS_updatesite.zip レジスタの読み取りでは、常に 0 または ffff が返されます。誰かがここで何が間違っているのか教えてもらえますか?さらに確認する必要があるものは何ですか? #s32k3 #s32k358 #TJA1103SDB Re: GMAC から TJA1103 PHY レジスタを読み取S32K358れない こんにちは @PavelL  迅速な対応に改めて感謝します。 今のところ、PHYレジスタから読み取ったり、PHYレジスタに書き込んだりすることができます。Gmac_Ip_MDIOReadMMDで動作します データシートを参考にして、さらに進めていきます。 感謝 サティッシュ。 Re: GMAC から TJA1103 PHY レジスタを読み取S32K358れない こんにちは @PavelL  早速の対応をいただきありがとうございます。 私たちが試すことができる例を教えてください。基本的には、PHYを初期化し、PHYの読み取り/書き込みを行いたいと考えています。
View full article
Problems when changing OCRAM size in Property settings? Hi, I'm using MCUXpress IDE with the MIMXRT1010-EVK. I want to increase the size of the OCRAM. The ITCM and DTCM can be somewhat smaller. I did fill in new sizes in the Properties of the project at C/C++ Build -> MCU Settings. But the application crashes or values are not accepted. See the attached picture. The top-left MCU-settings in the picture are the original setting. I decreased the ITCM and DTCM sizes and increase the OCRAM as in the top-right settings in the picture. The compiler/linker seems to accept this but when running the application, it crashes. The function HardFault_Handler(void) is called even before the first breakpoint in main. Note that I decreased the RAM3 base address because it may not overlap RAM4. And increasing the RAM4 base address results in the error that the size is 0! See bottom-left in the picture. the strange thing is that the size of RAM4 originally was also 0! As a test I decreased the ITCM and DTCM sizes without increasing the OCRAM so that no overlap exists. See bottom-right in the picture. This is accepted by the compiler/linker and the code runs. But off course I want to increase the OCRAM size with 0x8000. How to do this??? i.MXRT 101x 回复: Problems when changing OCRAM size in Property settings? PS: Sorry for my oversight, since it has to be an integer power of 2, then 96KB is also not supported, so there is only one option, 128-0-0KB. 回复: Problems when changing OCRAM size in Property settings? Hi, Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! NXP provides a detailed AN to guide this operation, please refer to it.  https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12077.pdf There are a few notes in it, firstly, since the size of the TCM must be an integer power of 2 and the OCRAM must be greater than 64KB. then, if you want to increase the OCRAM, there must be at least one TCM that has a value of 0. Therefore, please choose the configuration that is right for you from the following three options. Also, if there is a TCM that needs to be 0, then it must be noted: If the requested ITCM/DTCM size is 0 Bytes, disable the corresponding TCM in IOMUXC_GPR_GPR16->INIT_xTCM_EN before configuring the size to 0 Bytes in IOMUXC_GPR_GPR14->CM7_CFGxTCMSZ. For a more specific guide, see also this post, which is a good place to start: Reallocating the FlexRAM - NXP Community Best regards, Gavin
View full article
LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 据称,LPC551x 上的 Flexcomm6&7 块各支持 4 个通道对,这意味着每个 Flexcomm 需要 4 个数据引脚。但是,我找不到有关如何配置此操作模式的引脚的任何信息。这是数据表中的疏忽吗,还是我遗漏了什么? LPC553x 似乎也存在类似的问题。其他 LPC55xx 系列成员似乎不支持 Flexcomm6&7 上的这一特殊功能。 另请参阅应用笔记 AN12939 表 1。 回复:LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 我目前正在从事涉及 LPC551x 的项目。这让我节省了很多时间。我会修改相关寄存器进行测试。谢谢 回复:LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 谢谢你,爱丽丝!我意识到 4 个通道对显然使用单个引脚,而不是 4 个独立的引脚。 然而,这意味着位时钟必须高出 4 倍。我认为在这方面文档本来可以更清楚,但最终你是对的,这不是一个“问题”。 再次感谢!
View full article
DAC0 に関するLPC5536JBD100の質問 ご列席の皆様、 DAC0を外部リファレンス(Pin15で3V)でセットアップし、バッファモード、クロックはFRO1MHzを8で割った値です。 DAC0データを約0x700より小さく設定すると、出力は浮かぶようにノイズだけになります。 データが0x700と0xFFFの間にある場合、出力は具体的な電圧で、ノイズがなく、浮きません。 この理由は何でしょうか? さらに、DAC0出力の電圧範囲はどれくらいですか?0Vからリファレンスまで行かないようにしましょうか?私の場合は3Vです。私の経験では、DAC0 DATA = 0xFFFの場合、DAC0からの出力電圧はわずか1.35Vです。出力電圧を半分にする設定が見つかりませんが、その理由は何でしょうか? DAC0(ピン31)の出力に負荷はありません。 日時:DAC0の質問LPC5536JBD100 解決した問題: リファレンスマニュアル48.1.4章には書かれていませんが(DAC Chip-specific initialization)では、バッファも有効にする必要があります。 DAC0 -> GCR |= BUF_SPD_CTRL ; バッファ ・オペアンプ 低消費電力モード、ビット23 DAC0 -> GCR |= BUF_EN ; イネーブル ・オペアンプ ・バッファ、ビット17 これで、DACは0からVrefまで上昇し、出力は具体的な電圧に駆動され、フロートすることはありません。 48.1.4章を完了するのが現実的でしょう必要な「バッファイネーブル」を使用します。
View full article
PCA9544APW,118のテープの向きについて こんにちは、皆さん PCA9544APW,118のピン1の位置を持つテープ(フィーダー)の向きを探しています。 どうもありがとうございます。 Re:PCA9544APW,118のテープの向きについて ありがとうございました! Re:PCA9544APW,118のテープの向きについて SOT360-1 TSSOP20;リールパック;SMD、13インチQ1 / T1標準製品の向き注文可能な部品番号の末尾、118またはJ注文コード(12NC)の末尾118(nxp.com)
View full article
LPC55S6X USB0 处于主机模式 您好,恩智浦专家, 关于在 LPC55S6x 上使用 USB0 作为主机,我有几个澄清问题: UM11126,修订版2.7,p832 表 780 说明: “启用 USB0_VBUS 引脚以实现正确的主机操作。例如,需要检测连接状态的变化。” 实现这一目标的正确方法是什么?VBUS0_VBUS 可以永久绑定到 3.3v 吗? 为了尽量减少电流消耗,上拉电阻的建议是什么?在原理图层面还有其他要求吗? 您能解释一下 USB0_VBUS 在主机模式下的作用吗?LPC55x 文档没有涉及此内容。有没有旧的 MCU 文档讨论过这个问题? LPC55S6X-EVK 是否支持使用 USB0 作为主机?我看到它在接头上显示为 PIO22,但不确定还需要做什么才能使主机正常运行 是否有使用 USB0 主机的 SDK 示例? 提前致谢! 回复:LPC55S6X USB0 处于主机模式 你好@Alice_Yang :谢谢你的确认!
View full article
How to create observation variables I programmed it with simulink, burned it to MPC5744, and observed it with Free Master, but the variable I wanted to observe didn't exist. I wonder how to create observation variables in Simulink Re: How to create observation variables Hi @Renjie-Wang , Hope this helps you. https://community.nxp.com/t5/NXP-Model-Based-Design-Tools/Sending-data-via-UART-and-monitoring-signa... Alternatively, you can also set your variables to Volatile through Simulink -> Apps -> Embedded Coder -> Code Maapings-C -> Data Stores You can monitor variables through FreeMaster.
View full article
[S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS During the testing of the latest B0 silicon RTD in CRS, a flash operation leads to a bus fault in the following scenario: 1. A read operation of the external flash of sector size 256Kb is triggered in the 1000ms OS task. This request is being processed in the 1000ms task in a continuous loop until the operation is completed. 2. During the processing of read operation in 1000ms task, a higher priority 0.5ms task is cancelling this read operation. The cancellation of this read operation is successful in the higher priority task. But when the context is restored to the 1000ms task where the read operation had been initiated the core gets a bus fault. The customer put main in while loop until the current job is processed. They can always reproduce this scenario on RDB. Priority: MEDIUM RTD Re: [S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS Hi @haoyue-yan, Based on the customer's situation as your message described. I suppose that this issue occurred because they invoked MemAcc_Mainfunction in both read and cancel task. They should invoke MemAcc_Mainfunction in only a task periodically (as the MemAcc MainFunction Period configured). Best regards, Dan Re: [S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS Hi @haoyue-yan, Could you let me know their flow-code? For example: Best regards, Dan Re: [S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS Hello Dan, Please find the attached .xdm files. Let me know if you can't download. Re: [S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS Hello Dan,  Thanks for your response. They configured this parameter to 200ms. Sorry about that, I have attached them to this comment. The RTD version is 1.8.0_CD03. Re: [S32N55 B0] XSPI Flash operation leads to bus fault in CRS Hello @haoyue-yan, Look like this issue is related to your OS environment instead of RTD driver. 1. Did you enable "Mem MainFunction Period" for using in OS environment? 2. Your images are quite blur, I can't see in details. Could you send images again with bigger size? 3. what is the RTD package version you used? Best regards, Dan
View full article
SE050 初始配置 您好, 我正在尝试与 EdgeLock se050 芯片通信。我正在使用恩智浦的 “Plug & Trust 中间件迷你代码包”,我已经能够编译和执行他们提供的示例。我可以读取芯片的版本,但当我尝试读取一个对象时,会出现错误,并且在准备摘要符号之前的 ht ex_sss_entry 中,示例无法继续。 我的假设是,I2C 通信是正确的,但认证可能不正确,这就是我无法访问 se050 对象的原因。我想问一下,如果你们对这个芯片进行了首次配置,你们使用的是哪种验证方法,是否有我们可以使用的凭证。 亲切的问候, Iván Re: se050 initial configuration 看来硬件连接没有启用。也许您应该检查 I2C 连接并启用 GPIO。您可以参考附带 Raspberry Pi 的 EdgeLock SE05x 快速入门指南获取帮助。您使用的是哪种硬件平台? Re: se050 initial configuration 你好,我是@ivangonzalezcano、 感谢您提供的信息!我刚刚回复了您关于同一主题的私人信件,但如果您更愿意在这里讨论,我也没有意见。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: se050 initial configuration 嗨,@Kan_Li、 我使用的是 SE050F 变体。 谢谢。 Re: se050 initial configuration 你好,我是@ivangonzalezcano、 您用来玩迷你 MW 的 SE050 变体是什么? 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
EBtresos 激活码 您好, 我试图在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 激活代码 :B25C-AEB-4319-BAB1 ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定的数量超过允许的最大数量 (0)。 与 FlexNet Operations Server 的连接失败。 因此,我需要另一个激活代码才能使用 EBtresos。 谢谢! Re: EBtresos activate code 不便之处,敬请原谅。 激活码已更新,请点击S32K3 标准软件-> Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0 Re: EBtresos activate code 您好, 单击 "升级 " 按钮。 Re: EBtresos activate code 很抱歉,最近几天有几位客户报告了这个问题,称激活代码 :B25C-AEBB-4319-BAB1 不可用。 我的同事还没有回复我,所以请暂时点击 "升级"按钮。 Re: EBtresos activate code 我也有同样的问题 Re: EBtresos activate code HI 我暂时无法使用这个激活码:B25C-AEBB-4319-BAB1 我已经向我的同事报告了这个问题。 您还有其他 2025 年到期的激活码吗? 如果您使用的激活码将于 2025 年到期,那么请 点击 EB 客户端许可证管理员中的 "升级 "按钮来延长有效期。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: EBtresos activate code 我也遇到了同样的问题,没有其他许可证可以升级。 激活 NodeLocked 许可证 B25C-AEBB-4319-BAB1,许可证数量:1 Status:4, 创建请求 状态:5,已创建请求 状态:6、创建上下文 状态:7,已连接远程服务器 状态:8,请求已发送 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:11,已完成 ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定的数量超过允许的最大数量 (0)。 与 FlexNet Operations Server 的连接失败 Re: EBtresos activate code 您好: 我遇到了同样的问题,请帮助解决我的问题! Re: EBtresos activate code 以下是Flexnet Help 的答复: 现在,我们的团队正在更新系统中的激活码信息。在此之前,请使用下面提供的新激活代码: F5CF-8A53-B979-CD50 回复: EBtresos activate code 这个activation code免费评估的用户数量超过上限了,我已经报告给 Flexnet Help 了。 回复: EBtresos activate code 问题解决了吗?咋解决的 回复: EBtresos activate code 你好、 那可以提供一个新的激活码吗?
View full article
EBtresos 激活码 您好, 我试图在 AUTOSAR 中使用 EBtresos,但未能激活。 激活代码 :B25C-AEB-4319-BAB1 ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 指定的数量超过允许的最大数量 (0)。 与 FlexNet Operations Server 的连接失败。 因此,我需要另一个激活代码才能使用 EBtresos。 谢谢! Re: EBtresos activate code 不便之处,敬请原谅。 激活码已更新,请点击S32K3 标准软件-> Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0 Re: EBtresos activate code 您好, 单击 "升级 " 按钮。 Re: EBtresos activate code 很抱歉,最近几天有几位客户报告了这个问题,称激活代码 :B25C-AEBB-4319-BAB1 不可用。 我的同事还没有回复我,所以请暂时点击 "升级"按钮。 Re: EBtresos activate code 我也有同样的问题 Re: EBtresos activate code HI 我暂时无法使用这个激活码:B25C-AEBB-4319-BAB1 我已经向我的同事报告了这个问题。 您还有其他 2025 年到期的激活码吗? 如果您使用的激活码将于 2025 年到期,那么请 点击 EB 客户端许可证管理员中的 "升级 "按钮来延长有效期。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
GDB56300 ソース - DSP56725 の使用例のドキュメントとして 私は、Once / JTAG 経由でデバッグを実装するために必要な手順に関するガイダンスを探しています。BSDL / JTAG ロジックはすべて事前に存在します。具体的には、基本的なデバッガー機能のコード例: 連絡先の保存/復元、DSP レジスタ/メモリのピーク/ポーク (AN1839 / AN2074 を読みました)、例: GDB56300 ソース。 コンテキストとして、私は DSP56301 ボードを所有しており、これは TCK/TMS/TDI/TDO 上の FTDI2232H と JTAG 通信するのに適しており、DSP56725 で再ホストできるソフトウェアのバック カタログも所有しています。 https://openocd-devel.narkive.com/2LMHqcDx/opment-moin-my-dsp563-plansソースが GPL でありリリース可能であることを示します。 マーティン Re: GDB56300 Source - as documentation for DSP56725 once usage こんにちは、@julie856batson さん。あなたが AI ボットでないなら、あなたの観察に感謝します。 以前私が述べたように、このThreadはこれで終了となります。 - 現在のOpenOCDソースには56300のサポートファイルが含まれているため、多少わかりにくいものの利用可能です。 - JTAG / Once / DSP56300インターフェースの最良のドキュメントは、DSP56300FM、ファミリマニュアル、Ch 10と11にあります。 そして、JTAG / Once / 56300 データ パスをテストするための概念実証実験を正常に実行しました。基本的なデバッグ機能は XFU のままです。 よろしくお願いいたします。 マーティン Re: GDB56300 Source - as documentation for DSP56725 once usage こんにちは@mjd_bishop 、 OnCE 経由の DSP56301 JTAG デバッグの場合は、AN1839 と AN2074 をベースとして使用します。これらの資料では、デバッグ モードの開始、パイプライン状態の保存、JTAG 経由のメモリへのアクセスについて詳細に説明しています。FTDI2232H は JTAG エミュレーション用の MPSSE と連携して動作します。ピーク/ポークおよびコンテキストの保存/復元については、GDB56300 ソース(存在する場合)を参照してください。ただし、NXP はこれを公式に配布していません。GitHub でコミュニティ フォークを見つけたり、リンクした OpenOCD Thread のお問い合わせをすることもできます。 よろしくお願いします、 ジュリー・バトソン Re: GDB56300 Source - as documentation for DSP56725 once usage こんにちは@mjd_bishop 、 ご投稿ありがとうございます。 DSP56301 は非常に古い製品なので、役立つドキュメントをいくつか見つけられるように最善を尽くします。 DSP56301ADM ユーザーマニュアルが添付されています。 main · jmamma/dsp56k · GitHub の dsp56k/README.mdもCAN。 GDB56300 のソースに関しては、率直に言って、TIC はソース コードを誰かに配布する適切なチャネルではありません。なぜなら、私たちは gdb56300 のソース コードを所有しておらず、それを配布する権利も、NXP IP または著作権を保護するための契約に署名する権利も持っていないからです。 または、GitHub や他のフォーラムで関連情報を見つけるCAN。ポスター作成者にお問い合わせして、提供できるかどうかを確認してください。 ご不便をおかけして申し訳ございません。 [Openocd-development] Moin / 私のDSP563計画 Symphony Studio IDE は DSP56321 をサポートしていますか? - NXPコミュニティ よろしくお願いいたします。 セレステ
View full article
S32M27x EWM Hi,NXP专家,我在S32M27x RM手册中无法找到External WatchDog Monitor相关描述,想麻烦帮忙提供下,谢谢 Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 很抱歉,这么简单的问题却让您久等了,而且我还没有从内部人员那里得到任何确认。 但我敢肯定这是文档错误,S32M27 并不像 S32K1 和 S32M24 那样有 EWM 模块。 感谢您的理解。 Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 很抱歉让你久等,目前还没有来自内部团队的确认信息。 7/28/2025 Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 很抱歉让你久等,目前还没有来自内部团队的确认信息。 Re: S32M27x EWM Hi@Chenxu1 我需要确认下,这是不是一个文档错误。 按我知道的S32K3是没有类似于S32K14X的EWM模块的,那么S32M27X应该也是没有的。
View full article
关于 i.MX 93 的 Windows 10/11 物联网企业版 - bootcmd 嗨,朋友们、 有人知道吗,如何为 i.MX93 配置正确的 bootcmd 以允许它从 U-Boot 正确启动,然后从 ARM 上的 Windows 启动? 在过去的时间里,我们在 defconfig 中对 i.MX 8 Series bootcmd 进行了如下配置: CONFIG_BOOTCOMMAND="fatload mmc${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} /uefi.fit;bootm${loadaddr} ;" 因为当我们版本 i.MX 8 固件,例如 i.MX 8M Plus 时,在 ~/win10-iot-bsp/imx-MKIMAGE/IMXImage/ IMX8M 中,你可以找到:imx8mp-evk.dtb,您还可以检查 soc.mak它将处理 imx8mp-evk.dtb并将其合并为最终固件文件。 但 i.MX93 文件夹结构相同、 soc.mak并没有做同样的事情。它不会在路径中创建 imx93-11x11-evk.dtb:~/win10-iot-bsp/imx-mkimage/imx-mkimage/IMX 9。 因此,如果我们按照同样的方式在 defconfig 中配置 CONFIG_启动 COMMAND,i.MX 8 系列的 U-Boot 程序将不一样,它不会进入 microSD WinPE(efi/boot/bootaa64.efi),它将继续重启。 有人知道如何正确操作吗?我们无法在 i.MX Windows IoT 用户指南、快速入门指南......中找到相关信息。 谢谢你们的帮助! 祝您有美好的一天 亚历克斯-张 参考。 适用于 i.MX 应用处理器的 Windows 10/11 物联网企业版 Windows Windows 10 物联网企业版 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 关于 Windows I0/11 IOT,我建议您 与 [email protected] 的 IOT 团队联系。 看看他们是否有这方面的信息。 Re: About Windows 10/11 IoT Enterprise for i.MX 93 - bootcmd 嗨,朋友们、 我们尝试对imx93_11x11_evk_nt_deconfig CONFIG_BOOTCOMMAND进行如下配置: mmc dev 1;如果 mmc 重新扫描;那么 fatload mmc 1:2 ${kernel_addr_r} EFI/启动/bootaa64.efi && fatload mmc 1:2 ${fdt_addr_r} dtb/imx93-11x11-evk.dtb && fdt addr ${fdt_addr_r} && fdt header && bootefi ${kernel_addr_r} ${fdt_addr_r}; fi 在重新编译固件并将其闪存到 microSD 卡并将其放入 i.MX 93 EVK 后,我们的 PuTTY 消息如下: 剧透 (高亮部分可供阅读) U-启动 2023.04-g93957155-dirty(Aug 08 2025 - 09:59:05 +0800) CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(运行频率为 1692 MHz) CPU:30 摄氏度的工业温度等级(-40 摄氏度至 105C) 型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK 板 动态随机存取存储器(DRAM):2 GiB 内 核:218 个设备,30 个 u 类,设备树:独立的 MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:1 来自 MMC 的加载环境... 好吧 ... 输入:串行 输出:串行 错误:串行 BuildInfo: - ELE 固件版本 0.1.0-e943c57c 切换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 闪存目标是 MMC:1 Fastboot:正常 正常启动 按任意键停止自动启动:0 切 换到分区 #0,OK mmc1 是当前设备 1 303 毫秒 (1.9 MiB/s) 读取 50392 字节在 7 毫秒 (6.9 MiB/s) 内 工作 FDT 设置为 83000000 魔法:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:0xd00dfeed 总大小:xc4d8 ( 50392) off_dt_struct:0x38 off_dt_strings:0xb5f8 off_mem_rsvmap:0x28 版本:17 last_comp_version:16 boot_cpuid_phys:0x0 size_dt_strings:0 xedb size_dt_struct:0xb5c0 数字 mem_rsv:0x0 正在启动 /EFI\启动\bootaa64.efi BlinitializeLibrary 失败 0xc0000225 ## 应用程序 失败,r = 14 启动= > U-启动 2023.04-g93957155-dirty(2025 年 8 月 8 日-09:59:05 +0800)CPU:i.MX93 (52) rev1.1 1700 MHz(以 1692 MHz 运行)CPU:30摄氏度的工业温度等级(-40摄氏度至 105摄氏度)型号:恩智浦 i.MX93 11X11 EVK BoardDRAM:2 GibCore:218 个设备,30 个 u 类,设备树:separateMMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC:0,FBoardDRAM:2 GibCore:30 个设备,30 个 u 类,设备树:SeparateMMC SL_SDHC: 1正在从 MMC 加载环境...好的... 输入:SerialOut:SerialErr:SerialBuildInfo:-ELE 固件版本 0.1.0-e943c57cswitch到分区 #0,OKMMC1 是当前设备闪存的目标是 mmc: 1FastBoot:normalNormal 启动按任意键停止自动启动:0 切换到分区 #0,okmmc1 是当前设备在 1303 毫秒 (1.9 MiB/s) 内读取 50392 字节 (6.9 MiB/s) 工作 FDT 设置为 83000000magic:0xd00dfeedtotaltalmcmic:0xd00dfeedtotaltalmc1 大小:0xc4d8 (50392) off_dt_struct:0x38off_dt_strings:0xb5f8f8off_mem_rsvmap:0x28版本:17last_comp_versize:16boot_cpuid_phys:0xedbsize_dt_struct:0xb5c0number mem_rsvt:0xb5c0number mem_rsvt v: 0x0启动 /EFI\ Boot\ boot\ bootaa64.efiblinitializeLibrary 初始化库失败 0xc0000225## 启动失败,r = 14u-boot= > 我们曾尝试从 microSD\ WinPE\ boot.wim 中删除 Lanage P ackage 以缩小尺寸。(从 2.X GB 到 347 MB) 但是 i.MX 93 仍然无法启动。 有人有解决这个问题的经验吗? 谢谢您! 亚历克斯-张
View full article
S32K144 で自動 CAN バスオフ回復を無効にするにはどうすればいいですか? こんにちは、みんな! S32K144CAN バスオフをオフにした後、自動回復を無効にするにはどうすればよいですか? バスオフをオフにした後、手動で回復する必要があります。 Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? こんにちは@pidcy このバージョンにはチェックするオプションがありません。チェックするオプションは S32 DS V3.X バージョンに用意されています。 レジスタに直接書き込むことで、BOFFREC をオフにすることができます。 Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? 私は IDE バージョン 2.2 を使用していますが、使用しているバージョンは何ですか? Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复? こんにちは@pidcy 私の IDE はすべて、自動回復を有効または無効にするオプションを提供しています。また、レジスタ操作を通じて直接自動回復を無効にすることもできます。 例: CAN0 -> CTRL1 |= 0x40 ;//BOFFREC = 1
View full article
iMX91-FRDM BLE接続の問題 こんにちは、 私は iMX91-FRDM ボード上の BLE コネクティビティに取り組んでいます。BLE チップは ( IW610 ) です。私の目標は、Gatt-Client を実装することです。 初期段階では特定の BLE デバイスに接続しようとしています。以下はその C コードです。 #define OCF_LE_EXT_CREATE_CONN 0x0043 int hci_connect( uint8_t *pMacAddr ) { le_ext_create_conn_cp cp; int ret; memset( (& cp), (0x00), sizeof(cp) ); cp.filter_policy = (0x00); //// do not filter cp.own_addr_type = (0x00); //// THIS device has a Random MAC address cp.peer_addr_type = (0x01); //// peer has a Random MAC cp.peer_addr.b[0] = (pMacAddr[0]); cp.peer_addr.b[1] = (pMacAddr[1]); cp.peer_addr.b[2] = (pMacAddr[2]); cp.peer_addr.b[3] = (pMacAddr[3]); cp.peer_addr.b[4] = (pMacAddr[4]); cp.peer_addr.b[5] = (pMacAddr[5]); cp.initiating_phys = (0x01); //// 01-->1M PHY cp.scan_interval = (0x0060); //// time between scans (x 0.625) => 60mS cp.scan_window = (0x0060); //// scan duration (x 0.625) => 60mS cp.conn_interval_min = (0x0050); //// connection interval MIN => 50mS cp.conn_interval_max = (0x00A0); //// connectino interval MAX => 100mS cp.conn_latency = (0x0000); //// connecion latency => 0mS cp.supervision_timeout = (0x03E8); //(0x0190); //// supervision timeout => 250mS cp.min_ce_length = (0x0000); //// 0 cp.max_ce_length = (0x0000); //// 0 ret = send_hci_command( m_hci_device, OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN, (uint8_t *)(& cp), sizeof(cp) ); if ((0x00) != ret) { printf("-------- !!!! hci_connect() ---- %02x-%04x ", OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN); printf(" ---- FAIL(0x%02x)\r\n", ret); return (0); } printf("@@@@@@@@ hci_connect() ---- %02x-%04x ", OGF_LE_CTL, OCF_LE_EXT_CREATE_CONN); printf(" ---- OK(0x%02x)\r\n", ret); return (1); } ........ bdaddr_t bdaddr; uint16_t handle; str2ba("CC:CD:C5:BA:7B:71", &bdaddr); int status = hci_le_add_white_list(m_hci_device, &bdaddr, 0, 1000); // 0 = public, 1 = random if (status == 0x00) printf("Device added to white list\n"); else printf("Failed, status: 0x%02x\n", status); scanEnabParm.enable = (0x00); //// enable == true printf("Set Scan-DISABLE Parameters.\n"); if (! send_hci_command( m_hci_device, 0x08, 0x0042, (uint8_t *)(& scanEnabParm), sizeof(scanEnabParm) )) { printf("\nSet Scan-Disable Parameters command failed.\n"); } sleep(2); if (! hci_connect(m_con_addr)) { printf("*Error- hci_connect() - FAILED \n"); return (0); } ただし、接続は完全には成功していません。以下はその hcidump です。 コードを実行すると、以下の応答が返されます。 HCI送信失敗: 入出力エラー 以下のコマンドは検出されません: HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0043) plen 26   0000: 00 01 01 71 7b ba c5 cd  cc 01 60 00 60 00 50 00  ...q{.....`.`.P.   0010: a0 00 00 00 e8 03 00 00  00 00                    ………… > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     不明 (0x08|0x0043) ステータス 0x00 ncmd 1 < HCIコマンド: LEデバイスを承認リストに追加 (0x08|0x0011) plen 7   0000: 00 71 7b ba c5 cd cc                              .q{.... > HCIイベント情報: コマンド完了 (0x0e) plen 4     LE デバイスを承認リストに追加 (0x08|0x0011) ncmd 1     ステータス 0x00 < HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0042) plen 6   0000: 00 01 00 00 00 00                                …… > HCIイベント情報: コマンド完了 (0x0e) plen 4     不明 (0x08|0x0042) ncmd 1     0000: 00                                                。 < HCIコマンド: 不明 (0x08|0x0043) plen 26   0000: 00 01 01 71 7b ba c5 cd  cc 01 60 00 60 00 50 00  ...q{.....`.`.P.   0010: a0 00 00 00 e8 03 00 00  00 00                    ………… > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     不明 (0x08|0x0043) ステータス 0x00 ncmd 1 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 31     接続リクエスト     0000: 00 80 00 00 01 71 7b バ  c5 cd cc 00 00 00 00 00  .....q{.........     0010: 00 00 00 00 00 00 00 9c  00 00 00 e8 03 01        .............. < HCI コマンド: LE リモート使用機能の読み取り (0x08|0x0016) plen 2   0000: 80 00                                            .. > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 4     コマンド完了     0000: 80 00 01                                          ... > HCIイベント情報: コマンドステータス (0x0f) plen 4     LE リモート使用機能読み取り (0x08|0x0016) ステータス 0x00 ncmd 1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: MTU要求 (0x02)       クライアント RX MTU 245 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 11     お問い合わせ完了     0000: 80 00 f9 00 48 08 f9 00  48 08                    ……はぁ……はぁ。 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 12     LE リモート読み取り使用機能完了       ステータス 0x00 ハンドル 128       機能: 0x25 0x41 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: MTU要求 (0x02)       クライアント rx mtu 517 < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: MTU応答 (0x03)       サーバー rx mtu 517 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: MTU応答 (0x03)       サーバー RX MTU 245 < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: タイプによる読み取り要求 (0x08)       開始 0x0001、終了 0xffff       タイプUUID 0x2b3a > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen9     ATT: エラー (0x01)       エラー: 属性が見つかりません (10)       ハンドル 0x0001 のタイプ要求 (0x08) による読み取り < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: グループによる読み取り要求 (0x10)       開始 0x0001、終了 0xffff       タイプUUID 0x2800 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 24     ATT: グループ応答による読み取り (0x11)       属性ハンドル 0x0001、終了グループハンドル 0x0009       値 0x00 0x18       属性ハンドル 0x000a、終了グループハンドル 0x000d       値 0x01 0x18       属性ハンドル 0x000e、終了グループハンドル 0x001a       値 0x0a 0x18 < ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x00 dlen 11     ATT: グループによる読み取り要求 (0x10)       開始 0x001b、終了 0xffff       タイプUUID 0x2800 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128 フラグ 0x02 dlen 86     ATT: グループ応答による読み取り (0x11)       属性ハンドル 0x001b、終了グループハンドル 0x002f       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0x12 0xab 0xea 0x11 0x78 0x6f 0x40 0x1b 0xc9 0xed       属性ハンドル 0x0030、終了グループハンドル 0x003e       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0xf4 0xbd 0xe6 0x11 0x42 0x5b 0x90 0x82 0xea 0x18       属性ハンドル 0x003f、終了グループハンドル 0x0053       値 0x66 0x9a 0x0c 0x20 0x00 0x08 0xf4 0xbd 0xe6 0x11 0xcc 0x8b 0x50 0x10 0x58 0x4b       属性ハンドル 0x0054、終了グループハンドル 0xffff       値 0x9e 0xca 0xdc 0x24 0x0e 0xe5 0xa9 0xe0 0x93 0xf3 0xa3 0xb5 0x01 0x00 0x40 0x6e < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 9     ATT: 書き込み要求 (0x12)       0x000dの値を処理する  0x02 0x00 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen5     ATT: 書き込み応答 (0x13) < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: 読み取り要求 (0x0a)       ハンドル 0x0003 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 11     お問い合わせ完了     0000: 80 00 f9 00 48 08 f9 00  48 08                    ……はぁ……はぁ。 > HCI イベント情報: LE メタ イベント情報 (0x3e) プレン 6     認証完了     0000: 00 80 00 02 02                                    ..... > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen16     ATT: 読み取り応答 (0x0b)       0000: 53 42 44 2d 44 43 20 54  4f 4f 4c                SBD-DCツール < ACLデータ: ハンドル128フラグ0x00 dlen 7     ATT: 読み取り要求 (0x0a)       ハンドル 0x0005 > HCIイベント情報: 完了したパケットの数 (0x13) plen 5     128パケットを処理する1 > ACLデータ: ハンドル128フラグ0x02 dlen 7     ATT: 読み取り応答 (0x0b)       0000: c0 03                                            .. > HCIイベント情報: 切断完了 (0x05) plen 4     ステータス 0x00 ハンドル 128 理由 0x13     理由: リモートユーザーが接続を終了しました Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 ご確認いただきありがとうございます。 - BluetoothCTを使用したテストのターミナル出力全体を共有してください - btmon -w file.pcapを使用してテストした HCI ログ ファイルを共有してください。 - 接続しようとしている BT デバイスの詳細を教えてください。IW610 がセントラルとして動作していると理解しています。ペリフェラルの GATT プロファイルを共有してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 私の返信は以下をご覧ください。 1. root@imx91frdm:~# cat /etc/os-release ID=fsl-imx-xwayland NAME="NXP i.MX リリース ディストリビューション" VERSION="6.6-スカースギャップ (スカースギャップ)" バージョンID=6.6-スカースギャップ VERSION_CODENAME="スカースギャップ" PRETTY_NAME="NXP i.MX リリース ディストリビューション 6.6-scarthgap (scarthgap)" CPE_NAME="cpe:/o:openembedded:fsl-imx-xwayland:6.6-scarthgap" ルート@imx91frdm:~#    uname -a Linux imx91frdm 6.6.36-lts-next-ge3c30730af75 #1 SMP PREEMPT 水曜日 9月  4 08:22:45 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux 2. root@imx91frdm:~# bluetoothctl hci0 new_settings: 電源付きボンディング可能 le secure-conn cis-セントラル cis-ペリフェラル  エージェント登録済み [CHG] コントローラ B8:F4:4F:E0:53:A4 ペアリング可能: はい [Bluetooth] # バージョン バージョン5.72 [ブルートゥース] # 3. bluetoothctl から接続を試みましたが、正常に接続されません。ACL ログは hcidump -X で表示されます。BLE デバイスからの応答が表示されます。また、モバイル上の nRF Connect アプリを使用して BLE デバイスを正常に接続できました。 Re: iMX91-FRDM BLE connection issue こんにちは、 以下の情報についてご協力をお願いします。 1. 使用している OS のバージョンは何ですか? 2. 使用しているワイヤレス ドライバのバージョンは何ですか? 3. 問題を再現するために、bluetoothctl などの BlueZ ツールを既に試しましたか? よろしくお願いいたします。 ダニエル。
View full article
コピー: S32K3XX の機能安全包囲安全パックの使用中に、CMU 检测中断構成 この投稿はここからのコピーです お客様は SAF バージョン 1.0.2 を購入しました。 CMU_FC_0 チャネルを使用して DCMRWP3 を 0X100 に構成する場合、破壊性ビットは発生しませんか? 安全_SW Re: Copy: 在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置 こんにちは、ダニエル。 CMU_FC_0 は FXOSC クロックを監視し、割り込み (SYNC イベント) または破壊的リセット (ASYNC イベント) への反応を設定できます。反応を適切に設定するには、RTD MCU モジュールを使用してください。 DCMRWP3 を使用すると、PLL ロック喪失に対するデフォルトの破壊的なリセット反応を割り込みに降格できます。 この設定を確認するために、SW 手段 (EIM 経由の障害注入) によってこの障害を強制する方法はないと思います。 DCMRWP3とCMU_FC_0の間には関係はありません。 敬具、 ラドスラフ
View full article