2148079_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2148079_ja-JP

2148079_ja-JP

S32K144 で自動 CAN バスオフ回復を無効にするにはどうすればいいですか?

こんにちは、みんな!

S32K144CAN バスオフをオフにした後、自動回復を無効にするにはどうすればよいですか? バスオフをオフにした後、手動で回復する必要があります。

Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?

こんにちは@pidcy

このバージョンにはチェックするオプションがありません。チェックするオプションは S32 DS V3.X バージョンに用意されています。

レジスタに直接書き込むことで、BOFFREC をオフにすることができます。

Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?私は IDE バージョン 2.2 を使用していますが、使用しているバージョンは何ですか?Re: S32K144 怎么关闭CAN busoff自动恢复?

こんにちは@pidcy

私の IDE はすべて、自動回復を有効または無効にするオプションを提供しています。また、レジスタ操作を通じて直接自動回復を無効にすることもできます。

例:

CAN0 -> CTRL1 |= 0x40 ;//BOFFREC = 1
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 07:51 AM
Updated by: